Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistantエラー こんにちは、 これは、以前に提起された質問に対するフォローアップです。リンクは前回の問い合わせに添付されており、そのリンクには要求された必要な詳細情報が含まれています。ご返信いただき、この問題の早期解決にご協力をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 スバスリ https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/i-MX-RT1064-PEmicro-Connection-Assistant-Error-and-Boot/m-p/2412530#M37152 i.MXRT 106x Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error こんにちは、 @Subhasri_S さん。 あなたが共有してくれた測定結果では、POR_Bが解放される前にプルアップ電圧が供給されていますか? あなたのアプリケーションでは、MCUが低消費電力状態に入るポイントはありますか? 問題が発生する前に、何らかの不具合やエラーは発生していますか? よろしくお願いします、 パブロ Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error こんにちは、 @Pablo_Ramos さん、ご返信ありがとうございます。 POR_Bが解放されるまでは、プルアップ電圧は供給されません。プルアップのシグナル。POR_Bの動作については、以下に添付します。 私たちのアプリケーションでは、MCUが低消費電力モードに入ることはありません。 また、この問題が発生する前に、不具合やエラーは発生していません。 また、この問題が発生した際にソフトウェアでボードを復元する方法があるのかも知りたいです。 よろしくお願いいたします。 スバスリ Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error こんにちは、 @Pablo_Ramos さん。 これは、その件に関するちょっとしたフォローアップです。 ありがとうございます。 敬具 スバスリ Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error ハイ この現象が発生すると、デバイスのフラッシュやデバッグができなくなるとおっしゃっていましたね。デバッガーを接続しようとしたら、それはできますか? デバッガーを接続できる場合、最後に実行された命令は何ですか? 考えられる説明の一つは、以下のナレッジベース記事に記載されています。 ナレッジベース:デバッガー接続の問題に対するRTボードの復旧 「フラッシュに異常なアプリケーション(例えば、存在しないメモリへのアクセス、メモリ破損、クロックの誤設定など)が含まれている場合、基板は未知の状態に入り、デバッガがコアの制御を奪えなくなります。しかし、デバイスがシリアルダウンローダーモードになると、コアは既知の状態に強制的に移行され、デバッガーが制御できるようになります。 したがって、RTボードでデバッガー接続の問題が発生した場合は、デバイスがシリアルダウンローダーモードになっている状態で、外部フラッシュの一括消去を実行してみてください。これにより、デバッガーの正常な動作が回復するはずです。 この問題はカスタムボードとEVKの両方で発生するとのことでしたね。標準的なSDKの例を実行したときも同じ問題が起きますか? この現象が確認されているEVKにおいて、ハードウェアの変更は行われていますか? よろしくお願いいたします。 パブロ Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error こんにちは、ご返信ありがとうございます。 いいえ、デバッガー(PE Micro)を使用してデバイスにファームウェアを書き込むことはできません。 最後に実行された命令を示すスクリーンショットを以下に添付しました。何らかのコードによってハードフォルト/バスフォルトが発生した場合、ビルド後、ボードにアクセスできなくなります。ボードがこの状態に入ると、NXPのサンプルコードを含む他のコードをフラッシュすることができなくなります。また、内部起動モードでフラッシュを消去できず、ハードウェア上で手動で起動モードをシリアルダウンロードに変えてフラッシュを消去しない限り、ボードにアクセスできません。 EVKでも同様の挙動が観察されました。EVKでは物理的なスイッチで起動モードを変更するため、リカバリーは比較的簡単でした。しかし、当社のカスタム基板にはこれらのスイッチがないため、基板の復旧にはかなり手間のかかる作業が必要です。 そのため、ファームウェアの故障によりボードがアクセス不能になり、実用的でない手動復旧手順が必要になる可能性があるため、本番生産を進めるのはリスクが高まります。 この状態でデバッガーやPEmicroを使って、シリアルダウンロードモードに切り替えずにボードを復元する方法はありますか?また、問題はハードウェアによるものなのかソフトウェアなのか、どちらが原因でしょうか? MCUがこの回復不可能な状態に陥り、私たちが意識的に回避できる状態に陥っている原因は何でしょうか? よろしくお願いいたします。 スバスリ
View full article
Testing HAB without burning fuses I am working on IMXRT1024 core and want to test HAB without burning fuses. And as per datasheet every fuses have their shadow register and CPU/ROM read from that shadow register. I am thinking to write those shadow register and create a scenario such that boot ROM thinks Boards is HAB enabled. But again since boot rom execution is very beginning can you suggest is there any way to leverage the shadow register and create a testing setup? Q.2 -> If suppose in a closed board HAB authentication fails how can i get the audit report? Re: Testing HAB without burning fuses Hello @Abhay2080, Please refer to Kan Li's response in this thread. It describes several approaches for testing HAB without programming the fuses. Regarding your second question, I highly recommend using the Secure Provisioning Tool, as it greatly simplifies the process of creating a HAB-enabled image. The tool automatically generates the CSF and prepares the image so that HAB can properly authenticate it during the boot sequence, which is why this is standard tool to handle applications just like this one. You can follow the Booting an Authenticated (HAB) Image flow to achieve this. Please keep in mind that burning fuses can only be done once, after that the processor can only execute authenticated images.  BR Habib Re: Testing HAB without burning fuses Hello @Abhay2080, Please follow the approach recommended by Kan Li. HAB authentication is performed even when the device is in the Open security configuration, as described in the chapter 9.3.6 "Boot Security Settings" of the RM. Therefore, it is also possible to review the HAB event logs generated by the ROM boot to verify that the HAB authentication process is executing correctly. The main purpose of the shadow registers is to provide a software-accessible representation of the OTP fuse values loaded by the device, as shown the figure 23-1 "OCOTP System Level Block Diagram" of the RM. Regarding the audit logs, I understand that you are referring to the HAB event log generated by the ROM during the boot authentication process. Is my understanding correct? If so, in this community post Gavin Jia explains two methods for observe this log. In particular, the response to question 2 directly addresses the customer's inquiry. BR Habib Re: Testing HAB without burning fuses Yeah, I already went through Kan Li's response, but it does not include anything about the shadow registers. So, my question is simply whether it is possible to use the shadow registers and test them. Regarding the audit logs, I just need them for logging purposes. I understand that using SPT properly will enable us to create HAB successfully.
View full article
测试 HAB 而不烧断熔丝 我正在研究 IMXRT1024 内核,想在不烧毁熔丝的情况下测试 HAB。根据数据手册,每个熔丝都有自己的影子寄存器,CPU/ROM 会读取该影子寄存器中的信息。 我正在考虑写入这些影子寄存器,并创建一个场景,使启动 ROM 认为板已启用 HAB。但是,由于启动 ROM 执行才刚刚开始,您能否建议是否有办法利用影子寄存器来创建一个测试环境? Q.2 -> 如果在封闭的板上 HAB 认证失败,我该如何获取审计报告? Re: Testing HAB without burning fuses 你好@Abhay2080 , 请参考 Kan Li 在此帖中的回复。它描述了几种无需对熔丝进行编程即可测试 HAB 的方法。 关于你的第二个问题,我强烈建议使用安全配置工具,因为它大大简化了创建启用 HAB 的映像的过程。该工具会自动生成 CSF 并准备映像,以便 HAB 可以在启动序列期间正确对其进行身份验证,因此它是处理此类应用程序的标准工具。您可以按照“启动已验证 (HAB) 映像”流程来实现此目的。 请注意,熔丝烧录只能进行一次,之后处理器只能执行经过认证的镜像。 BR 哈比卜 Re: Testing HAB without burning fuses 是的,我已经看过 Kan Li 的回复了,但是其中没有提到影子注册表。所以,我的问题很简单,就是是否可以使用影子寄存器并对其进行测试。 至于审计日志,我只需要它们用于记录目的。我明白正确使用SPT将使我们能够成功创建HAB。 Re: Testing HAB without burning fuses 你好@Abhay2080 , 请按照 Kan Li 推荐的方法进行操作。即使设备处于开放式网络安全配置中,也会执行 HAB 身份验证,如 RM 的 9.3.6 章“启动网络安全设置”中所述。因此,也可以查看 ROM 启动生成的 HAB 事件日志,以验证 HAB 认证过程是否正确执行。 影子寄存器的主要目的是提供设备加载的 OTP 熔丝值的软件可访问表示,如图 23-1“OCOTP 系统级框图”所示。 关于审计日志,我理解您指的是 ROM 在启动认证过程中生成的 HAB 事件日志。我的理解正确吗?如果是这样,Gavin Jia 在这篇社区帖子中解释了两种查看此日志的方法。特别是,对问题 2 的回答直接回应了客户的询问。 BR 哈比卜
View full article
如何在 MX95 EVK 板上启用第二个摄像头 剧透 (高亮部分可供阅读) 您好,我们想知道如何在 MX95 EVK evk 板的 DSI/CSI 插槽中使用摄像头。我们的相机有RESET和待机引脚,但在 MX95 EVK 原理图中找不到任何 GPIO 引脚来控制它们。 您好,我们想知道如何在 MX95 EVK evk 板的 DSI/CSI 插槽中使用摄像头。我们的相机有RESET和待机引脚,但在 MX95 EVK 原理图中找不到任何 GPIO 引脚来控制它们。 Re: how to enable a second camera on mx95 evk board 嗨@yipingwang谢谢。我们使用的是 TechNexion AR0235 相机,我们希望将其与 CSI 和 CSI/DSI 插槽一起使用。 Re: how to enable a second camera on mx95 evk board 我需要和AE团队确认一下。 Re: how to enable a second camera on mx95 evk board 您好@yipingwang,谢谢您的帮助,但是摄像头仍然无法工作。您有什么建议吗? Re: how to enable a second camera on mx95 evk board J14 A10 DSICSI_RST_SYNC → ADP5585 C0 → gpiochip9 第 6 行 → RESET 通常为低电平有效 J14 A11 DSICSI_EN_PWDN → ADP5585 R4 → gpiochip9 第 4 行 → 掉电通常为高电平有效 正常操作:第 6 行 = 高电平,第 4 行 = 低电平。 Re: how to enable a second camera on mx95 evk board 嗨@yipingwang @yipingwang我应用了以下设置,但相机初始化仍然失败。 hankwang_0-1790059212233.png Re: how to enable a second camera on mx95 evk board 嗨@yipingwang 感谢您确认 J14 A10 (DSICSI_RST_SYNC) 和 A11 (DSICSI_EN_PWDN) 是通过 U81 (ADP5585) 控制的。我们已经确认,我们板上的 ADP5585(i2c 地址 0x34,报告为 adp5585-00)探测成功,并且在 Linux 中作为 gpiochip9 暴露出来,具有 11 条 GPIO 线(0-10;根据我们的设备树,第 5 线保留用于 PWM)。 您能否帮助我们将这两个信号映射到 ADP5585 的确切 GPIO 引脚(例如,根据数据手册,R0-R4/C0-C4 对应的 Linux GPIO 芯片行号(0-10)是多少?另外,每个信号的正确极性(高电平有效/低电平有效)是什么? 我们已经对 10 条可用线路的所有两两组合(90 种组合,两条线路同时拉低)进行了暴力测试,但没有成功——相机的启动状态寄存器 (0x3004) 在所有情况下都保持为 0x0000。如果能从原理图或 UM12022 中获得精确的引脚映射,我们就可以直接验证,而无需继续猜测。 Re: how to enable a second camera on mx95 evk board 在 19 毫米 × 19 毫米的 i.MX 95 EVK 上,i.MX95 EVK DSI/CSI 连接器 (J14) 上的复位和待机引脚是通过 ADP5585 GPIO 扩展器 U81 控制的,而不是直接由 i.MX95 GPIO 控制的: J14 A10 – DSICSI_RST_SYNC:摄像头RESET J14 A11 – DSICSI_EN_PWDN:摄像机待机/掉电 控制电压:1.8V 在设备树中,引用 U81 以进行 reset-gpios 和 pwdn-gpios 的配置。以 NXP 的 imx95-19x19-evk-os08a20-combo.dtb 覆盖层为例,启用共享 DSI/CSI 端口上的第二个摄像头。 Re: how to enable a second camera on mx95 evk board 请确认您使用的是19x19 还是 15x15 evk? Re: how to enable a second camera on mx95 evk board 95 和传感器必须成对配置,以 ov5640 为例。     PWDN(英文),B11 RESET (RST_B), A9 所以在 95 侧,A11 应该是 pwdn,B9 应该是 reset。查看95款19x19 BB板的原理图, A11 由 ADP5585 R4 引脚控制 B9 由 SoC GPIO3 27 控制       因此,在 dts 文件中,用户应按如下方式配置: pinctrl_mipi_dsi_csi: mipidsigrp { fsl,pins = ; }; pinctrl-0 = <&pinctrl_mipi_dsi_csi>; powerdown-gpios = <&adp5585gpio 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; reset-gpios = <&gpio3 27 GPIO_ACTIVE_LOW>; 如果用户需要连接到 15x15 evk 板,那么   pinctrl_mipi_dsi_csi_rst: mipidsirstgrp { fsl,pins = ; }; pinctrl_mipi_dsi_csi: mipidsigrp { fsl,pins = ; }; pinctrl-0 = <&pinctrl_mipi_dsi_csi_rst>, <&pinctrl_mipi_dsi_csi>; powerdown-gpios = <&gpio5 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; reset-gpios = <&gpio5 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; Re: how to enable a second camera on mx95 evk board @yipingwang我使用的是 19x19 EVK 主板,我已经解决了这个问题。谢谢。 RESET 引脚配置需要更改;不能使用 J14 A10 DSICSI_RST_SYNC。
View full article
JCOP4 P71 — AES-GCMおよびAES-CCMの返NO_SUCH_ALGORITHM 私はNXP JCOP4 P71カードを使っており、なぜAES-GCMもAES-CCMも利用できないのか理解しようとしています。 カードの詳細: JCOP 4 P71 JCOPバージョン:4.7 R1.01.4 プラットフォームID:J3R3510236310400 ATR: 3BFA180000910131FE454A33523331302D333535FF JCOPツール 6.15.0.11 Java Card Classic 3.0.5 AES-128 ECB、SHA-256、RSA、セキュアランダム生成などの他の暗号機能も正常に動作します。 しかし: * AES-GCMが戻CryptoException.NO_SUCH_ALGORITHM * CryptoBaseX.ALG_AES_GCMもまた戻ってきてNO_SUCH_ALGORITHM * AEADCipher.ALG_AES_CCMもまた戻ってきてNO_SUCH_ALGORITHM この特定のJCOP4 P71構成でGCMとCCMがサポートされていると期待されているのか、どなたか説明してもらえますか? 特に: 1. AES-GCMおよびAES-CCMはプラットフォームID J3R3510236310400でサポートされているか? 2. これらのアルゴリズムは特定のOEFやカード構成に依存しているのか? 3. 発行後に有効化できますか?それとも異なるJCOP4カード構成が必要ですか? 4. 特定のJCOP4構成でどの暗号アルゴリズムが有効になっているかを示すドキュメントはありますか? 私が主に知りたいのは、これがこのカード構成における想定される動作なのか、それとも設定に何か不足している点があるのかということです。 スマート・カード Re: JCOP4 P71 — AES-GCM and AES-CCM return NO_SUCH_ALGORITHM こんにちは、 @sameer_chawla さん、 回答は以下のとおりです。 1. いいえ、AES-GCMおよびAES-CCMはJCOP 4、プラットフォームID J3R3510236310400でサポートされていません 2. いいえ、これらのアルゴリズムはどの構成でもサポートされていません 3. いいえ、これらは有効化できません。お客様は利用可能なAPIを使って実装する必要があります 4. はい、「um4695xx - ユーザーガイダンスおよび管理者マニュアル JCOP4 P71」には利用可能な暗号アルゴリズムが一覧化されています また、JCOPプラットフォーム上で利用可能な暗号アルゴリズムを説明した別の文書もあります。 an7459xx - AN14334 - JCOP 4 P71、JCOP 4.5 P71、JCOP 5 P71の比較 CIPHER_AES_CCM:JCOP 4ではサポートされていませんが、JCPO 4.5/5でサポートされています CIPHER_AES_GCM:JCOP 4/4.5/5ではサポートされていません お役に立てば幸いです。 すてきな一日を、 カン ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
EB tresos Studio 32.1.4 License keys Hi NXP Team, I wanted to download an use the EB tresos Studio 32.1.4. Can you please tell me if the software needs a seperate license to be purchased or can i use the activation key given in the page. Have attached the activation key for reference. The use of this software is not for any commercial purpose. It is only for learning purpose. Thanks Kiran kiran5_0-1790066799166.png Re: EB tresos Studio 32.1.4 License keys Hi @kiran5  NXP provides a basic evaluation license for EB tresos Studio, and you can use the activation key provided on the download page. This license is limited and is primarily intended for evaluation and configuration of the RTD software provided by NXP. Please note that this license does not provide all EB tresos Studio features and does not allow you to configure the complete AUTOSAR stack. For that purpose, a full license must be obtained directly from Elektrobit. A commercial/production use also requires an appropriate license from Elektrobit. Therefore, if your intention is only learning, evaluation, and basic work with NXP RTD, you can use the activation key provided by NXP. Regards, Lukas Re: EB tresos Studio 32.1.4 License keys Hi @lukaszadrapa  Could you please clarify whether this license can be used by an employee for learning and educational purposes within a company? The intended use is only for learning, training, and evaluation purposes, and not for commercial product development or production use. Please confirm whether such usage is permitted under the license terms, or whether the license is intended strictly for individual/personal use. Thanks Kiran Re: EB tresos Studio 32.1.4 License keys Hi @kiran5  Based on the license terms (2.1.4. EDUCATIONAL LICENSE), the Educational License is intended for educational, non-commercial use at universities and technical schools. If you need confirmation whether your specific internal company training or learning use is permitted under your license, I recommend discussing this directly with Elektrobit, as they are the licensor and can provide an authoritative interpretation of the license terms. Regards, Lukas
View full article
IMX93计量应用 我目前正在进行一个能源计量项目,希望将计量库从TWR-KM35Z75M平台移植到基于 i.MX 93 的板子上,其中Cortex-M33 内核将用于计量应用程序。 我希望就以下方面获得指导: 将计量库移植到 i.MX 93 M33 内核的推荐方法。 需要考虑的任何硬件或软件依赖项。 参考设计、应用说明或迁移指南的可用性。 i.MX 93 平台上的计量实现实例。 在新平台上实现ADC数据采集接口并保持计量精度的最佳实践。 任何类似迁移的实施步骤、参考资料或经验都将不胜感激。 谢谢! 电源 Re: IMX93 Metering Application 看来您的所有问题都已在https://nxp.lightning.force.com/lightning/r/Case/500Te00000gKfLQIA0/view中进行了跟踪。 大多数情况下,我们需要内部团队的确认。请关注那里的更新。 谢谢。
View full article
Device Integration (Software) for MFRC531 01T I need to Integrate with an NXP Mifare reader (crypto1)  MFRC531 01T and i need some help on the related protocol commands over RS232 in order to poll for SIDs, authenticate and read block/sectors. Re: Device Integration (Software) for MFRC531 01T Hello @Menspa  Unfortunately, NXP does not provide Demo examples based on the MFRC531; therefore, you will need to refere the MFRC531 datasheet(MFRC531 Standard ISO/IEC 14443 A/B reader solution)and use NXP's library NxpNfcRdLib, to develop your card read/write application.
View full article
Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error Hi, This is a follow up to a previously raised query. The link has been attached to the previous query, and the link has the required details which was requested. Kindly reply and help us address the issue at the earliest. Thanks and Regards Subhasri https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/i-MX-RT1064-PEmicro-Connection-Assistant-Error-and-Boot/m-p/2412530#M37152 i.MXRT 106x Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error Hi @Subhasri_S, On the measurements you shared, are the pull-up voltages powered before POR_B is released? In your application, is there any point at which the MCU enters a low-power state? Does any fault or error occur before the issue appears? Best Regards, Pablo Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error Hi @Pablo_Ramos , thank you for your response. The pull-up voltages are not powered before POR_B is released. Signals of the pull -up wrt. POR_B behavior is attached below. There is no point in our application where MCU Enters low power mode.  Also, no fault or error occurs before this issue. I would also like to know whether there is any way to recover the board through software when this issue occurs. Thanks and Regards Subhasri Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error Hi When this behavior occurs, you mentioned that you are unable to flash or debug the device. If you try to attach a debugger, are you able to do so? If you are able to attach the debugger, what is the last instruction that was executed? One possible explanation is described in the following knowledge base article: Knowledge Base: RT board recovery for debugger connect issues "When the flash contains an abnormal application (for example, accessing non-existent memory, memory corruption, clock misconfiguration, etc.), the board may enter an unknown state, preventing the debugger from taking control of the core. However, when the device is placed in Serial Downloader mode, the core is forced into a known state, allowing the debugger to take control. Therefore, when encountering debugger connection issues on an RT board, try performing a mass erase of the external flash while the device is in Serial Downloader mode. This should restore normal debugger operation." You mentioned that this issue occurs on both a custom board and the EVK. Does the issue also occur when running a standard SDK example? For the EVK where this behavior is observed, have any hardware modifications been made? Best Regards, Pablo Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error Hello @Pablo_Ramos  This is just  a gentle follow up on the same. Thank you  Regards  Subhasri Re: i.MX RT1064 - PEmicro Connection Assistant Error Hi  , thank you for the response. No, I am unable to flash the device with the debugger - PE Micro. The screenshot with the last instruction executed has been attached below. If any code results in a hard fault/ bus fault, after build itself the board becomes inaccessible. Once the board has entered this state, I am unable to flash any other code including NXP Example codes. I am also not able to Erase the flash in internal boot mode, I am not able to access the board unless I manually change the boot mode to serial download on the hardware and erase the flash. We observed the same behavior on the EVK as well. On the EVK, recovery was relatively straightforward because it has physical switches to change the boot mode. However, our custom board does not have these switches, so recovering the board requires a much more involved process. This makes it risky to proceed with production, as a firmware fault could potentially leave the board inaccessible and require a manual recovery procedure that is not practical for the production hardware. Is there any other way to recover the board using the debugger/PEmicro when it is in this state, without switching to Serial Download mode and is the issue caused by hardware or software ? What could be causing the MCU to enter this unrecoverable state which can be consciously avoided by us? Thanks and Regards  Subhasri
View full article
如何使用 IMX95 读取 LPDDR5 的 MR HI专家: 如题,如何使用imx95读取LPDDR5的MR寄存器?我参考了 imx8mp 和 imx9 的 BSP,并找到了代码“lpddr4_mr_read”。但我发现它们之间存在差异,而且参考手册中也没有提及如何阅读 MR。 顺祝商祺! Yocto Project Re: how to read lpddr5's mr with imx95 嗨 db16122: 我想读取imx-oei文件中的“制造商ID”,以区分DDR内存是否兼容。 Re: how to read lpddr5's mr with imx95 请参阅 i.MX 配置工具用户指南。MR最重要吗? Re: how to read lpddr5's mr with imx95 IMX95 DDR 在 oei/ddr 中初始化。 仅使用 MR 写入,没有读取示例。 DDRC->DDR_SDRAM_CFG |= DDRC_DDR_SDRAM_CFG_MEM_EN_MASK; 谢谢!
View full article
MCUXpresso セキュア プロビジョニング ツール 怎样实现给bin 文件加密然后启动 MCUXpresso Secure Provisioning Tool は、bin ファイルを圧縮してから起動します。 固 体は密封された形でフラッシュ領域に存在する可能性があり、その後、密封固 体が起動されることが確認されます。     Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 こんにちは、私のミスでした。リンクを修正しました。 よろしくお願いいたします。 リボル Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 あなたが提供したウェブサイトは簡単に開くことはできません。 Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 こんにちは、 MCXNにはIPED/PRINCEがあり、これらはROMによってオンザフライで暗号化/復号化されます。詳細については、 https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-prince-encrypted-imageを参照してください。 ROM はどうやってそれを知るのでしょうか?暗号化するメモリ領域を指定する必要があります (ビルド タブの PRINCE または IPED ボタンを参照)。 よろしくお願いいたします。 リボル Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 @liborukropec こんにちは、私の質問は次のとおりです。 MCUXpresso Secure Provisioning Toolは、どのようにしてBINファイルを暗号化し、その後起動するのですか? ファームウェアは暗号化され署名された形でフラッシュ保存可能です。チップ(MCXN947)はどうやって自動的に暗号化され署名済みのファームウェアを認識し、正常に起動できるのでしょうか? ありがとう! Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 こんにちは、 まず、英語で投稿すれば、質問に対する回答を得られる可能性が高くなります。 次に暗号化についてですが、どのデバイス(MCU)を使っているか、そしてターゲットとなるブートメモリは何かを指定してもらえますか? MCUやブートメモリごとに暗号化方法は異なります。 よろしくお願いいたします。 リボル
View full article
i.M X 8 M Plus: デバイスツリーが有効になっているにもかかわらず、U-BootによってNPU、ISP、VPU、およびDSPが無効化される こんにちは、 カスタムの (i.M X 8M) Plus ボード上で (N P U) ベースの画像推論を起動していますが、実行時には (N P U) は使用されません。我々の調査によると、U-Bootは(S o C)ヒューズに基づいて起動時に(N P U)ノードを無効にしているが、我々のデバイスツリーではそれを有効にしている。 この (S o C) に機能的な (N P U) があるかどうか、ない場合はどの (i. M X 8 M) Plus バリアントであるかを確認したいと思います。 5. 質問 1. この挙動、ヒューズ値と上記の(S o C)シリアルに基づいて、部品のバリアントを適用できますか? 2. この装置の(N P U)、ISP、(V P U)はヒューズによって物理的に無効化されていますか? 3.もしそうなら、この部分で(N P U)を有効にするサポートされた方法はありますか?ヒューズである私たちは、一度だけプログラム可能であり、ハードウェアによって強制的に実行される。ご確認ください。 4. 上記のヒューズ値のどのビットが(NPU)、ISP、(VPU)、(DSP)を無効としてマークしており、それらはU-Bootの報告と一致しますか? 5.電流(S o C)に(N P U)がない場合 😞 当社のレイアウトでN P Uのドロップイン交換品を提供しているか確認してください(同じパッケージとピンアウトです) 添付ファイル:再コンパイルされたライブデバイスツリー(live d ts)、U-Bootのenvironmental_modelログ全文 事前に感謝いたします。 私は現在 R F NM i を使用しています。M X 8 M Plus Quad Lite (M I M X 8 M L 4) では、N P U/V I P S I が So C e Fuse 構成によって無効になっているようで、デバイス ツリーを介して有効にしても機能しません。 私はN P Uベースの画像推論用の D E B IX Model A Standard を購入する予定です。標準モデルがN P U対応iを使用していることを確認していただけます か。M × 8 M Plus(例:M I M X 8 M L 😎 また、N P Uの入手可能性やLiteバリアントとの違いを裏付ける関連ドキュメントを提供してください。 よろしくお願いします、 7ダーター i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.M X 8 M Plus: N P U, ISP, V P U and D S P Disabled by U-Boot Despite Device Tree Enabled データシートを参照してください。https://docs.nxp.com/bundle/IMX8MPIEC/page/topics/ordering_information.html 部品差別化要因の説明 MIMX8ML4(QuadLite)バリアントには、NPU、ISP、VPUは含まれていません。 MIMX8ML8バリアントには、NPU、ISP、VPUが含まれています。 したがって、現在お使いのデバイスがMIMX8ML4の場合、デバイスツリーでNPUノードを有効にしても、NPU機能は有効になりません。 DEBIXモデルA規格については、基板に搭載されている正確な8M Plus i.MX、そしてそれがNPU対応のバリアントであることを確認してください。 ありがとうございます。
View full article
JCOP4 P71 — AES-GCM and AES-CCM return NO_SUCH_ALGORITHM I am working with an NXP JCOP4 P71 card and am trying to understand why neither AES-GCM nor AES-CCM appears to be available. Card details: JCOP 4 P71 JCOP version: 4.7 R1.01.4 Platform ID: J3R3510236310400 ATR: 3BFA180000910131FE454A33523331302D333535FF JCOP Tools 6.15.0.11 Java Card Classic 3.0.5 Other crypto functionality such as AES-128 ECB, SHA-256, RSA, and secure random generation works correctly. However: * AES-GCM returns CryptoException.NO_SUCH_ALGORITHM * CryptoBaseX.ALG_AES_GCM also returns NO_SUCH_ALGORITHM * AEADCipher.ALG_AES_CCM also returns NO_SUCH_ALGORITHM Could someone clarify whether GCM and CCM are expected to be supported on this specific JCOP4 P71 configuration? In particular: 1. Are AES-GCM and AES-CCM supported for Platform ID J3R3510236310400? 2. Are these algorithms dependent on the specific OEF / card configuration? 3. Can they be enabled after issuance, or would a different JCOP4 card configuration be required? 4. Is there documentation showing which crypto algorithms are enabled for a given JCOP4 configuration? I mainly want to determine whether this is expected behavior for this card configuration or whether I am missing something in the setup. Smart Cards Re: JCOP4 P71 — AES-GCM and AES-CCM return NO_SUCH_ALGORITHM Hi @sameer_chawla , Please find the answers below: 1. No, AES-GCM and AES-CCM are not supported in JCOP 4, Platform ID J3R3510236310400 2. No, these algorithms are not supported by any configuration 3. No, they cannot be enabled, customer needs to implement them using the APIs available 4. Yes, "um4695xx - User guidance and administrator manual JCOP4 P71" lists available crypto algorithms There is also another document describing the available crypto algorithms on our JCOP platforms: an7459xx - AN14334 - Comparison between JCOP 4 P71, JCOP 4.5 P71 and JCOP 5 P71 CIPHER_AES_CCM: Not supported on JCOP 4, supported on JCPO 4.5/5 CIPHER_AES_GCM: Not supported on JCOP 4/4.5/5 Hope that helps, Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
商用インテリジェンス製品でAPIやデータを使用するための書面による許可を求める こんにちは、 私は商用機会インテリジェンス向けのSaaS製品を構築しており、NXP製品変更通知/製品廃止/サービス終了情報をプログラム的に使用するための書面による許可を得る方法について、ガイダンスをお願いしたいです。 使用目的: 承認済みのNXP PCN/EOLデータの自動取得。 商用SaaS製品内での使用; 来歴の記録と変更検出のための履歴データの保存。 プロセッシングを派生信号や分析に変換します。 認証済みユーザーへの事実に基づく情報の限定表示、 NXPの生データを単独のデータセットとして再販することは禁止されています。 特に、NXPがAPI、フィード、ライセンスデータアクセス方法、またはこの利用を許可する商用契約を提供しているかどうかを知りたいです。 NXPの公開ご利用規約では、ウェブサイトコンテンツの商業的複製・配布には事前の書面による同意が必要なようで、明確な許可なしにアクセスを自動化したくありません。 適切なAPI/データライセンス担当者、または法務担当者/チームを教えていただけますか? ありがとう、 ダリウス・チトゥ
View full article
IMX93 Metering Application I am currently working on an energy metrology project and would like to port the metrology libraries from the TWR-KM35Z75M platform to an i.MX 93-based board, where the Cortex-M33 core will be used for the metrology application. I would appreciate guidance on the following: Recommended approach for porting the metrology libraries to the i.MX 93 M33 core. Any hardware or software dependencies that need to be considered. Availability of reference designs, application notes, or migration guides. Existing examples of metrology implementations on the i.MX 93 platform. Best practices for interfacing ADC data acquisition and maintaining metrology accuracy on the new platform. Any implementation steps, references, or experiences from similar migrations would be greatly appreciated. Thank you. Power Re: IMX93 Metering Application It seems all of your questions are already being tracked in https://nxp.lightning.force.com/lightning/r/Case/500Te00000gKfLQIA0/view Most require confirmation from our internal team. Please follow the updates there. Thanks.
View full article
MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动。 固件可以以加密形式存在flash里,,然后启动怎样的识别加密固件     Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 您好,是我的错,我已经修复了链接。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor) Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 您提供的网站链接无法成功打开。 Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 你好, 在 MCXN 系统中,有 IPED/PRINCE 格式,它们由 ROM 进行即时加密/解密。另请参阅https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-prince-encrypted-image ROM 如何知道呢?您必须指定哪些内存区域将被加密(在“版本”选项卡上,请参阅 PRINCE 或 IPED 按钮)。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor) Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 @liborukropec 您好,我的问题是: MCUXpresso 安全配置工具如何加密 BIN 文件并启动它? 固件可以以加密和签名的形式存储在闪存中。芯片(MCXN947)如何自动识别加密签名的固件并正常启动? 谢谢! Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 你好, 首先,如果你用英语发帖,你的问题更有可能得到解答。 其次,关于加密——您能否具体说明您使用的是什么设备(MCU)以及目标启动内存是什么? 针对不同的MCU/启动存储器,有不同的加密方法。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor)
View full article
i.M X 8 M Plus: N P U, ISP, V P U and D S P Disabled by U-Boot Despite Device Tree Enabled Hello, We are bringing up (N P U)-based image inference on a custom (i .M X 8 M) Plus board, but the (N P U) is not used at runtime. Our investigation shows that U-Boot disables the (N P U) node at boot based on the (S o C) fuses, even though our device tree enables it. We would like to confirm whether this (S o C) has a functional (N P U) and, if not, which (i. M X 8 M) Plus variant it is. 5. Questions 1. Based on this behaviour, the fuse value and the ( S o C) serial above, can you s part variant? 2. Are the (N P U) , ISP and (V P U ) physically disabled by fuses on this device? 3. If so, is there any supported method to enable the (N P U) on this part? We as fuses are one-time programmable and enforced in hardware. Please confirm. 4. Which bits in the fuse value above mark the (N P U ), ISP, (V P U ) and (D S P ) as disabled, and do they match what U-Boot reports? 5. If the current (S o C) has no (N P U 😞 please confirm that  provides N P U drop-in replacement on our layout (same package and pin-out Attached: the recompiled live device tree (live d ts ), the full U-Boot environmental_model logs Thank you in advance. I am currently using an R F NM i . M X 8 M Plus Q u a d L i t e (M I M X 8 M L 4), where the N P U/V I P S I appears to be disabled by the S o C e Fuse configuration, and enabling it through the device tree does not work. I am planning to purchase a D E B IX Model A Standard for N P U-based image inference. Could you please confirm that the Standard model uses an N P U-enabled i . M X 8 M Plus (e.g., M I M X 8 M L 😎 and provide the relevant documentation confirming N P U availability and the differences from the Lite variant? Best regards, 7 Darter i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.M X 8 M Plus: N P U, ISP, V P U and D S P Disabled by U-Boot Despite Device Tree Enabled Please refer to the datasheet. https://docs.nxp.com/bundle/IMX8MPIEC/page/topics/ordering_information.html Part differentiator description The MIMX8ML4 (QuadLite) variant does not include NPU, ISP, VPU. The MIMX8ML8 variant includes NPU, ISP, VPU. Therefore, if your current device is MIMX8ML4, enabling the NPU node in the device tree will not enable NPU functionality. For the DEBIX Model A Standard, please verify the exact i.MX 8M Plus used on the board and confirm that it is an NPU-enabled variant. Thanks.
View full article
i.M X 8 M Plus:尽管设备树已启用,但 U-Boot 仍禁用了 NPU、ISP、VPU 和 DSP。 你好, 我们正在定制的 (i.M X 8 M) Plus 板上实现基于 (N P U) 的图像推理,但运行时不使用 (N P U)。我们的调查显示,即使我们的设备树启用了 (N P U) 节点,U-Boot 也会根据 (S o C) 熔丝在启动时禁用该节点。 我们想确认此 (S o C) 是否具有功能性 (N P U),如果没有,它是哪种 (i. M X 8 M) Plus 变体。 5. 问题 1. 根据上述行为、熔断值和(S o C)序列号,你能确定零件变体吗? 2. 此设备上的 (NPU)、ISP 和 (VPU) 是否通过熔丝物理禁用? 3.如果可以,是否有任何受支持的方法可以在此部件上启用(N P U)?我们作为熔丝,是一次性可编程的,并通过硬件强制执行。请确认。 4. 上述熔丝值中的哪些位将(NPU)、(ISP)、(VPU)和(DSP)标记为禁用,它们是否与 U-Boot 报告的内容相符? 5.如果电流 (S o C) 没有 (N P U) 😞 请确认该器件是否可直接替换我们布局中的 NPU 器件(封装和引脚排列相同) 附件:重新编译的实时设备树(live d ts)、完整的 U-Boot 环境模型日志 提前谢谢您。 我目前正在使用 R F NM i。M X 8 M Plus Q u a d L i t e (M I M X 8 M L 4),其中 N P U/V I P S I 似乎被 So C e 熔丝 配置禁用,并且通过设备树启用它不起作用。 我计划购买一台DEB IX Model A 标准型计算机,用于基于 NP 的图像推理。请问标准版是否使用支持NP U的iMX 8M Plus(例如,MIMX 8ML)? 😎并提供相关文档,确认NPU的可用性以及与Lite版本的区别? 此致, 7号飞镖 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.M X 8 M Plus: N P U, ISP, V P U and D S P Disabled by U-Boot Despite Device Tree Enabled 请参考产品规格书。https://docs.nxp.com/bundle/IMX8MPIEC/page/topics/ordering_information.html 部件差异化描述 MIMX8ML4(QuadLite)版本不包含 NPU、ISP、VPU。 MIMX8ML8 变体包括 NPU、ISP、VPU。 因此,如果您的当前设备是 MIMX8ML4,则在设备树中启用 NPU 节点不会启用 NPU 功能。 对于 DEBIX Model A 标准版,请确认板上使用的 i.MX 8M Plus 的具体型号,并确认它是支持 NPU 的版本。 谢谢。
View full article
MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动。 固件可以以加密形式存在flash里,,然后怎样识别加密固件启动     Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 Hi, my fault, I've fixed the link. Regards, Libor Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 The  website  what you gived can not  be opened succsessful. Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 Hello, on MCXN there's IPED/PRINCE which are on-the-fly encrypted/decrypted by the ROM. See also https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-prince-encrypted-image And how does the ROM knows - you must specify what memory areas will be encrypted (on Build tab, see PRINCE or IPED buttons. Regards, Libor Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 @liborukropec Hi, my question is : How does the MCUXpresso Secure Provisioning Tool encrypt a BIN file and then boot it? Firmware can be stored in flash in encrypted and signed form. How can the chip (MCXN947) automatically recognize the encrypted and signed firmware and boot normally? thanks! Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 Hello, First, if you post in English, there's higher chance you get an answer to your question. Second, regarding the encryption - could you specify what device (MCU) you are using and what is the target boot memory? There are different encryption methods for different MCUs/boot memories. Regards, Libor
View full article
EtherCATと100Base T1 AtomDeng_0-1790068593516.jpeg AtomDeng_1-1790068718278.png この写真から100BASE-T1に対応しているように見えるが、実際には開発ボードにはこのT1インターフェースは搭載されていない。 ボードデザイン MCXC Re: EtherCAT and 100Base T1 こんにちは、 @AtomDeng さん。 NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! この図はアプリケーションレベルのシステムブロック図であり、MIMXRT1180-EVKのハードウェアブロック図ではありません。i.MX RT1180イーサネット/EtherCATインターフェースを外部TJA1103 PHYに接続して100BASE-T1を実装できることが示されています。 MIMXRT1180-EVK自体は、TJA1103 PHYや100BASE-T1コネクタを実装しません。5つのオンボードイーサネットポートは、標準的な10/100BASE-TXまたは10/1000/1000BASE-TのPHYケーブルとRJ45コネクタを使用しています。 <UM12021 MIMXRT1180-EVKボードユーザーマニュアル>のこの図をご確認ください: Gavin_Jia_0-1790127234062.png よろしくお願いします、 ギャビン Re: EtherCAT and 100Base T1 「参考写真やドキュメントには100BASE-T1のサポートが示されていますが、この特定のボードバリアントでは物理的なコネクタは省略されている可能性が高いです。これは開発ハードウェアでよく見られ、基礎となるPHYチップや回路トレースがPCB上に存在しても、物理的な自動車コネクターはコスト削減のために埋め込まれていなかったり、信号が標準のピンヘッダーにルーティングされたりします。」
View full article