2415122_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415122_ja-JP

2415122_ja-JP

MCUXpresso セキュア プロビジョニング ツール 怎样实现给bin 文件加密然后启动

MCUXpresso Secure Provisioning Tool は、bin ファイルを圧縮してから起動します。

固 体は密封された形でフラッシュ領域に存在する可能性があり、その後、密封固 体が起動されることが確認されます。    

Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动

こんにちは、私のミスでした。リンクを修正しました。


よろしくお願いいたします。

リボル

Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动

あなたが提供したウェブサイトは簡単に開くことはできません。

Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动

こんにちは、


MCXNにはIPED/PRINCEがあり、これらはROMによってオンザフライで暗号化/復号化されます。詳細については、 https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-prince-enc...を参照してください。

ROM はどうやってそれを知るのでしょうか?暗号化するメモリ領域を指定する必要があります (ビルド タブの PRINCE または IPED ボタンを参照)。


よろしくお願いいたします。

リボル


Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动

@liborukropec

こんにちは、私の質問は次のとおりです。

MCUXpresso Secure Provisioning Toolは、どのようにしてBINファイルを暗号化し、その後起動するのですか?
ファームウェアは暗号化され署名された形でフラッシュ保存可能です。チップ(MCXN947)はどうやって自動的に暗号化され署名済みのファームウェアを認識し、正常に起動できるのでしょうか?


ありがとう!

Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动

こんにちは、

まず、英語で投稿すれば、質問に対する回答を得られる可能性が高くなります。

次に暗号化についてですが、どのデバイス(MCU)を使っているか、そしてターゲットとなるブートメモリは何かを指定してもらえますか?

MCUやブートメモリごとに暗号化方法は異なります。


よろしくお願いいたします。

リボル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Wednesday
Updated by: