Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
Bug: iMX8QM: Audio over HDMI Creates a Kernel Panic When Audio Stops Hello, This is a follow up from the thread Max created back then. It seems that the patch he provided was at the end not applied as it's not present in lf-6.18.y. Currently, there is a kernel Panic when Audio stops. root@apalis-imx8-15304854:~# aplay -D sysdefault:CARD=imxaudiohdmitx sound/Gong.wav Playing WAVE 'sound/Gong.wav' : [ 100.599725] [drm] pclkc 533250 is not supported! Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo ^CAborted by signal Interrupt... [ 102.674593] SError Interrupt on CPU3, code 0x00000000bf000002 -- SError [ 102.674642] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674664] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.674671] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.674680] pstate: 20000005 (nzCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 102.674694] pc : cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674744] lr : cdns_mhdp_audio_stop+0x40/0x180 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674769] sp : ffff80009290bc70 [ 102.674774] x29: ffff80009290bc70 x28: ffff00080e893240 x27: 0000000000000000 [ 102.674801] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: 0000000000000000 [ 102.674818] x23: 0000000000000000 x22: ffff0008090f1880 x21: ffff000801114a00 [ 102.674837] x20: ffff000809a34b78 x19: ffff000809a34080 x18: 0000000000000000 [ 102.674856] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000000000000000 [ 102.674874] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000 [ 102.674892] x11: 0000000000000000 x10: 0000000000000000 x9 : 0000000000000000 [ 102.674910] x8 : ffff80009290bd78 x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000 [ 102.674927] x5 : ffff00080905a880 x4 : ffff00080905a918 x3 : ffff000801150e80 [ 102.674946] x2 : 000000000003004c x1 : ffff000809a34080 x0 : 0000000000000000 [ 102.674968] Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt [ 102.674978] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674995] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.675000] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.675009] Call trace: [ 102.675016] show_stack+0x28/0x7c (C) [ 102.675046] dump_stack_lvl+0x60/0x80 [ 102.675070] dump_stack+0x18/0x24 [ 102.675088] vpanic+0xf8/0x2b4 [ 102.675106] abort+0x0/0x4 [ 102.675120] add_taint+0x0/0xbc [ 102.675145] arm64_serror_panic+0x70/0x80 [ 102.675166] do_serror+0x34/0x74 [ 102.675184] el1h_64_error_handler+0x38/0x60 [ 102.675206] el1h_64_error+0x6c/0x70 [ 102.675222] cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] (P) [ 102.675250] audio_shutdown+0x20/0x40 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.675276] hdmi_codec_shutdown+0x58/0x7c [snd_soc_hdmi_codec] [ 102.675302] snd_soc_dai_shutdown+0x54/0x80 [ 102.675327] soc_pcm_clean.isra.0+0x5c/0x1c8 [ 102.675345] soc_pcm_close+0x34/0x58 [ 102.675360] snd_pcm_release_substream.part.0+0x3c/0xc0 [ 102.675378] snd_pcm_release+0x58/0xe0 [ 102.675392] __fput+0xc8/0x2cc [ 102.675408] fput_close_sync+0x38/0x114 [ 102.675423] __arm64_sys_close+0x38/0x7c [ 102.675443] invoke_syscall.constprop.0+0x48/0xc0 [ 102.675464] do_el0_svc+0x3c/0xc0 [ 102.675480] el0_svc+0x40/0x170 [ 102.675495] el0t_64_sync_handler+0xa0/0xe4 [ 102.675511] el0t_64_sync+0x198/0x19c [ 102.675529] SMP: stopping secondary CPUs [ 102.675547] Kernel Offset: 0x4f62f0a00000 from 0xffff800080000000 [ 102.675555] PHYS_OFFSET: 0xfff1000080000000 [ 102.675560] CPU features: 0x100000,00025800,40004001,0400420b [ 102.675571] Memory Limit: none [ 102.952968] ---[ end Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt ]--- This bug has been introduced with https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commit/bbdf7c86aa79c9ead532a2779920a0ac68db4863 Can the fix be included to the next BSP release? @Zhiming_Liu  Kind regards Franz Schnyder Re: Bug: iMX8QM: Audio over HDMI Creates a Kernel Panic When Audio Stops Hi, Already follow up the internal case, wait for reply. Best Regards, Zhiming
View full article
USB初期化失敗: -22 こんにちは、 USBポート経由でuucツールを使用してwic.b2zイメージをeMMCに書き込もうとしています。書き込み中にUSB初期化失敗:-22エラーが発生しました。imx8mpプロセッサを使用しています。 bootcmd_mfg を実行します: mfgtool_args を実行します。iminfo が${initrd_addr}の場合、test が${tee}の場合、bootm が${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}の場合、booti が${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}の場合、fi を実行します。それ以外の場合は、echo "fastboot を実行します..." を実行します。fastboot 0 を実行します。fi を実行します。 自動起動を停止するには、任意のキーを押してください: 0 ## 43800000 番地の画像を確認中... 不明な画像フォーマット! fastbootを実行... USB初期化失敗: -22 u-boot=>     i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: USB init failed: -22 こんにちは、 問題の原因を分析するために、ボードの起動設定と全過程を共有してください。 Re: USB init failed: -22 U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000) DDRINFO: DRAM initを起動 DDRINFO:DRAMレート4000MTS DDRINFO:ddrphyのキャリブレーション完了 DDRINFO: ddrmix設定完了 第0節:RNGのインスタンス化 ノーマルブート BOOTROMからの起動を試みています 起動段階:USB起動 img info 0x48022fa0、サイズ1064を探せます ダウンロードを続ける必要があります 1024 注意:JR0はHABで使用可能なのでNSにリリースしないでください 通知:BL31: v2.10.0(リリース):オートモーティブ-15.0.0_1.1.0 お知らせ:BL31:製造日時:2024年11月4日 08:52:12 U-Boot 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000) CPU:i.MX8MP Lite[4] rev1.1 1600 MHz(1200 MHzで動作) CPU:インダストリアル温度グレード(-40°Cから105°C)で35°Cに対応 リセット原因:POR(POR) モデル:NXP i.MX8MPlus LPDDR4 EVKボード DRAM:6 GiB tcpc_init: デバイスIDが見つからない=0x50 setup_typec: tcpc port2 init 失敗、err=-19 tcpc_init: デバイスIDが見つからない=0x50 setup_typec: tcpc port1 init 失敗、err=-19 コア:284デバイス、36 uクラス、デバイスツリー:別々 MMC: FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2 どこからともなく環境を読み込む...了解 [*]-ビデオリンク0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:cecデバイスID=0x3cが見つかりません プローブ失敗 パネル装置adv7535@3d 表示タイミングが取得できない プローブ映像装置故障、退位-19 [0] LCD-controller@32e80000、ビデオ [1] mipi_dsi@32e60000、video_bridge [2] adv7535@3d、パネル adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d: cecデバイスIDが見つからない=0x3c プローブ失敗 パネル装置adv7535@3d 表示タイミングが取得できない プローブ映像装置故障、退位-19 出演:連続ドラマ 終了:連続ドラマ えっと:連続 第0節:RNGのインスタンス化 MMC:カードは提示されていません USB起動検出。Fastbootモードに入る! ネット:FEC0のPHYが取得できませんでした:addr 1 FEC0: addr 1のPHYが取得できませんでした eth1:ethernet@30bf0000【プライム】 速攻:通常 mfgtoolsのUSBから起動 警告 - mfgtoolsのデフォルト環境をご利用ください 、デフォルト環境を使用 実行bootcmd_mfg:実行mfgtool_args;もし情報が ${initrd_addr}なら;もしテストなら ${tee} =はい;次にbootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};そうでなければbooti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};fi;そうでなければエコー「Run fastboot ...";ファストブート0;FI; どのキーを押してもオートブートを止める:0 ## 43800000で画像確認中... 不明な画像フォーマット! fastbootを実行... USB初期化失敗: -22 u-boot=>
View full article
漏洞:iMX8QM:通过HDMI传输音频时,音频停止会导致内核崩溃 你好, 这是对Max 当时创建的帖子的后续讨论。 看来他提供的补丁最终并没有应用,因为 lf-6.18.y 中没有这个补丁。 目前,音频停止播放时会发生内核崩溃。 root@apalis-imx8-15304854:~# aplay -D sysdefault:CARD=imxaudiohdmitx sound/Gong.wav Playing WAVE 'sound/Gong.wav' : [ 100.599725] [drm] pclkc 533250 is not supported! Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo ^CAborted by signal Interrupt... [ 102.674593] SError Interrupt on CPU3, code 0x00000000bf000002 -- SError [ 102.674642] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674664] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.674671] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.674680] pstate: 20000005 (nzCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 102.674694] pc : cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674744] lr : cdns_mhdp_audio_stop+0x40/0x180 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674769] sp : ffff80009290bc70 [ 102.674774] x29: ffff80009290bc70 x28: ffff00080e893240 x27: 0000000000000000 [ 102.674801] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: 0000000000000000 [ 102.674818] x23: 0000000000000000 x22: ffff0008090f1880 x21: ffff000801114a00 [ 102.674837] x20: ffff000809a34b78 x19: ffff000809a34080 x18: 0000000000000000 [ 102.674856] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000000000000000 [ 102.674874] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000 [ 102.674892] x11: 0000000000000000 x10: 0000000000000000 x9 : 0000000000000000 [ 102.674910] x8 : ffff80009290bd78 x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000 [ 102.674927] x5 : ffff00080905a880 x4 : ffff00080905a918 x3 : ffff000801150e80 [ 102.674946] x2 : 000000000003004c x1 : ffff000809a34080 x0 : 0000000000000000 [ 102.674968] Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt [ 102.674978] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674995] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.675000] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.675009] Call trace: [ 102.675016] show_stack+0x28/0x7c (C) [ 102.675046] dump_stack_lvl+0x60/0x80 [ 102.675070] dump_stack+0x18/0x24 [ 102.675088] vpanic+0xf8/0x2b4 [ 102.675106] abort+0x0/0x4 [ 102.675120] add_taint+0x0/0xbc [ 102.675145] arm64_serror_panic+0x70/0x80 [ 102.675166] do_serror+0x34/0x74 [ 102.675184] el1h_64_error_handler+0x38/0x60 [ 102.675206] el1h_64_error+0x6c/0x70 [ 102.675222] cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] (P) [ 102.675250] audio_shutdown+0x20/0x40 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.675276] hdmi_codec_shutdown+0x58/0x7c [snd_soc_hdmi_codec] [ 102.675302] snd_soc_dai_shutdown+0x54/0x80 [ 102.675327] soc_pcm_clean.isra.0+0x5c/0x1c8 [ 102.675345] soc_pcm_close+0x34/0x58 [ 102.675360] snd_pcm_release_substream.part.0+0x3c/0xc0 [ 102.675378] snd_pcm_release+0x58/0xe0 [ 102.675392] __fput+0xc8/0x2cc [ 102.675408] fput_close_sync+0x38/0x114 [ 102.675423] __arm64_sys_close+0x38/0x7c [ 102.675443] invoke_syscall.constprop.0+0x48/0xc0 [ 102.675464] do_el0_svc+0x3c/0xc0 [ 102.675480] el0_svc+0x40/0x170 [ 102.675495] el0t_64_sync_handler+0xa0/0xe4 [ 102.675511] el0t_64_sync+0x198/0x19c [ 102.675529] SMP: stopping secondary CPUs [ 102.675547] Kernel Offset: 0x4f62f0a00000 from 0xffff800080000000 [ 102.675555] PHYS_OFFSET: 0xfff1000080000000 [ 102.675560] CPU features: 0x100000,00025800,40004001,0400420b [ 102.675571] Memory Limit: none [ 102.952968] ---[ end Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt ]--- 此错误是由https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commit/bbdf7c86aa79c9ead532a2779920a0ac68db4863引入的。 能否将此修复程序包含在下一个 BSP 版本中? @刘志明 此致敬礼 弗朗茨·施奈德 Re: Bug: iMX8QM: Audio over HDMI Creates a Kernel Panic When Audio Stops 你好, 已跟进内部案件,等待回复。 此致, 志明
View full article
USB 初始化失败:-22 您好, 我尝试使用 uuc 工具通过 USB 端口将 wic.b2z 镜像刷入 eMMC 存储。刷写过程中出现 USB 初始化失败:-22 错误。我使用的是 imx8mp 处理器。 运行 bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr} ; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; fi; else echo "运行 fastboot ..."; fastboot 0; fi; 按任意键停止自动启动:0 正在检查 43800000 处的图像... 未知图像格式! 运行 fastboot... USB 初始化失败:-22 u-boot=>     i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: USB init failed: -22 你好, 请提供完整的操作流程和主板的启动配置,以便我们分析问题原因。 Re: USB init failed: -22 U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000) DDRINFO:启动 DRAM 初始化 DDRINFO:DRAM 速率 4000MTS DDRINFO:DDRPHY 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 SEC0:RNG 实例化 正常启动 尝试从 BOOTROM 启动 启动阶段:USB 启动 查找图像信息 0x48022fa0,大小 1064 需要继续下载 1024 注意:请勿将 JR0 释放给 NS,因为它可能被 HAB 使用。 注意:BL31:v2.10.0(版本):automotive-15.0.0_1.1.0 通知:BL31:构建时间:2024年11月4日 08:52:12 U-Boot 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000) CPU:i.MX8MP Lite[4] rev1.1 1600 MHz(运行频率为 1200 MHz) CPU:工业级耐温等级(-40℃至105℃),工作温度35℃ 复位原因:POR 型号:NXP i.MX8MPlus LPDDR4 EVK 板 动态随机存取存储器(DRAM):6 GiB tcpc_init:找不到设备 ID=0x50 setup_typec:tcpc port2 初始化失败,错误代码=-19 tcpc_init:找不到设备 ID=0x50 setup_typec:tcpc port1 初始化失败,错误代码=-19 核心:284 个设备,36 个微类,设备树:独立 MMC:FSL_SDHC:1,FSL_SDHC:2 环境正在加载,但不知从何而来……好的 [*]-视频链接 0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:找不到 CEC 设备 ID=0x3c 探测面板设备 adv7535@3d 失败 无法获取显示时序 探测视频设备故障,返回码 -19 [0] lcd-controller@32e80000,视频 [1] mipi_dsi@32e60000,视频桥 [2] adv7535@3d,面板 adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:找不到 CEC 设备 ID=0x3c 探测面板设备 adv7535@3d 失败 无法获取显示时序 探测视频设备故障,返回码 -19 输入:串行 输出:串口 错误:串行 SEC0:RNG 实例化 MMC:未持有卡片 检测 USB 启动。即将进入fastboot模式! 网络:无法获取 FEC0 的 PHY:地址 1 无法获取 FEC0 的 PHY:地址 1 eth1:以太网@30bf0000 [PRIME] Fastboot:正常 从 USB 启动 mfgtools *** 警告 - 请使用 mfgtools 的默认环境 使用默认环境 运行 bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr} ; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; fi; else echo "运行 fastboot ..."; fastboot 0; fi; 按任意键停止自动启动:0 ## 正在检查 43800000 处的图像... 未知图像格式! 运行 fastboot... USB 初始化失败:-22 u-boot=>
View full article
S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 Hi Team, I have downloaded the following RTD and FreeRTOS packages from the NXP website: SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.tar SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.tar I am using a Windows system and have successfully imported/opened the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 project in S32 Design Studio (V3.6.10). However, when I try to build the application, I encounter the error #include "FreeRTOSConfig.h file not found as shown in the attached screenshot (BE1). Additionally, when I open the project's .mex file, Config Tools displays the following error (Refer attached Mex file) "The tool does not support the selected processor." Could you please guide me on the following points? Is there any specific version of S32 Design Studio required for these RTD and FreeRTOS packages? Are there any additional updates, plugins, or device support packages that need to be installed for S32K312? What is the correct procedure to build and run the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 sample application? My end goal is to run FreeRTOS on the S32K312 EVB. Could you please advise on the recommended setup and installation steps? I have attached the build error screenshots (BE1 and Mex) for reference. Thank you for your support. Best regards, Pramod Jadhav Re: S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 Thanks for the quick update the given RTD version is resolved my issue. Re: S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 Hi, the SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip includes just Crypto driver. You need to install based RTD package first before adding FreeRTOS one. PetrS_0-1788946493548.pngPetrS_0-1788946493548.png Once you have RTD & FreeRTOS sucesfully installed, just create new project from example PetrS_1-1788946542398.pngPetrS_1-1788946542398.png After it is loaded, open mex file and click on Update Code button. It should add missing drivers etc.  Then you can Build the demo You can also right click on project in Project Explorer window and select Update Code and Build Project. PetrS_0-1788946711279.pngPetrS_0-1788946711279.png BR, Petr
View full article
Gui-guider 2.0的一些建议 希望Gui-guider 2.0在设置中增加一个选项来控制开启或者关闭生成的文件中时间戳. 然后生成的每一个页面(screen)都会有相应的gg_event_screen.c,哪怕我的页面没有使用注册任何事件, 希望在没有注册任何事件的时候不要生成事件的任何内容. 另外希望能有一个机制能选择把一些没有显示的图片或者资源打包进项目,虽然目前可以在幽灵页上放图片和字体的方式包含进工程项目,但是不太优雅. 关于字体,目前在设置中有一个控制所有字体的默认生成范围的设置,希望未来能控制所有字体的生成的范围. 致谢 回复: Gui-guider 2.0的一些建议 Hi @Xu_556678 , 非常感谢您的反馈,这些建议对我们非常宝贵,我们将在未来release中考虑进行相应的优化和改进。 希望GUI Guider 能够帮助到您的工作,未来如有任何问题和建议都欢迎您反馈。 Best Regards, Wenbin
View full article
Some suggestions for Gui-guider 2.0 I hope Gui-guider 2.0 will add an option in the settings to control whether timestamps in the generated files are enabled or disabled. Then each generated page (screen) will have a corresponding gg_event_screen.c file, even if my page does not register any events. We want to prevent any event content from being generated when no events are registered. Additionally, I would like a mechanism to selectively include some images or resources that are not currently displayed in the project. Although it is possible to include images and fonts from the ghost page into the project, it is not very elegant. Regarding fonts, there is currently a setting in the settings to control the default generation range of all fonts. Hopefully, in the future, we can control the generation range of all fonts. Acknowledgments 回复: Gui-guider 2.0的一些建议 Hi @Xu_556678 , Thank you very much for your feedback. These suggestions are invaluable to us, and we will consider making corresponding optimizations and improvements in future releases. We hope the GUI Guider will be helpful to your work. Please feel free to provide any feedback or suggestions you may have in the future. Best Regards, Wenbin
View full article
spi: spi_nxp_lpspi: DMA モード、-EIO または破損したデータを返します こんにちは、みんな 最近、SPI DMAのマルチセンサー通信で問題が発生しました。SPIトランザクションが-EIOで返却されるか、データが破損している場合です。私が見つけたドライバに掘り下げると、spi_nxp_lpspi転送開始時に両方のLPSPI DMA要求有効ビットを有効にしますが、転送の最後には1ビットだけが無効になります。2つのDMAチャネルのうち2番目に終了するものが、自身のDERビットをクリアせずにSPIコンテキストを完了するため、各転送は次のリクエストに1つのEnable Leakを送ります。 In ドライバ/spi/spi_nxp_lpspi/spi_nxp_lpspi_dma.c, 両方のビットがtransceive_dma()(:346)で同時に有効化されています: if (channel == dma_data->dma_tx.channel) { spi_mcux_issue_TCR(spi_dev); dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_TDDE_MASK; } else { dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_RDDE_MASK; } lpspi_dma_callback()では、最初に終了するチャネルが自分のビットをクリアします(:249–:253): if (channel == dma_data->dma_tx.channel) { spi_mcux_issue_TCR(spi_dev); dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_TDDE_MASK; } else { dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_RDDE_MASK; } 両方のビットをクリアすると、すべてのトランザクションが警告なしに通過するようです。以下は私が使用したパッチです。 @@ lpspi_dma_callback() case LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE: case LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE: dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_TX_DONE; /* TX and RX both done here. */ + base->DER &= ~(LPSPI_DER_TDDE_MASK | LPSPI_DER_RDDE_MASK); spi_context_complete(ctx, spi_dev, 0); spi_context_cs_control(ctx, false); break; @@ error: + base->DER &= ~(LPSPI_DER_TDDE_MASK | LPSPI_DER_RDDE_MASK); LOG_ERR("DMA callback error with channel %d.", channel); spi_context_complete(ctx, spi_dev, ret); spi_context_cs_control(ctx, false); 添付は私が使ったテストアプリケーションです。上記の解決策がアプリに組み込まれています。 私の質問は、ドライバーが片方だけクリアして両方がクリアされない理由があるのでしょうか?
View full article
TJA1410 - TXはフルスイングしません 私はカスタム基板上でTJ1410Aを使用しています。このPMDチップと連携できるMacを評価中です。データが差動線でこのPMDチップに送信されると、データフレームは3線式RX(MACに対するRX)でMACに送信されます。TJ1410チップに供給されるVCCは3.3Vで、RX(3.3Vでハイレベル)に何らかの動作が見られます。現在は、活動が3.2Vから2Vの間で変動する(以前は3.3Vから0Vの間で変動していた)。そのためMacはこれをRXハイと認識し、静かだと思い込んでしまいます。電圧振幅が正しくないのはなぜですか?(オシロスコープのキャプチャ画面を添付します)。また、この部品(TJ1410)のデータシートをお持ちでしたら、ぜひ共有してください。 bitmasker_0-1788968416352.png Re: TJA1410 - TX does not have full swing こんにちはビットマスク 良い一日! VIOピンの接続を確認してもらえますか?VIOが電源に接続されているか確認してください。TJA1410AはVIOで1.8Vから3.3Vまで対応しています。VCCで3.3Vを供給しているのにVIOが開いたまままたは接続されていない場合、RX出力がグラウンドにスイングできません。 データシートは公式ウェブサイト TJA1410「ドキュメント > Secure」セクションでご覧いただけます。 残念ながら、これは機密ファイルなので、アクセスするには当事務所とのNDAが必要です。NDAに署名したい旨を伝えるサポートチケットを開くことをお勧めします。そうすれば、適切なチームにリクエストが回されるようにしましょう。 RafaR_1-1788987187012.pngRafaR_1-1788987187012.png この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。
View full article
GUI-Guider 1.9.1 こんにちは、NXPサポートの皆さん、 GUI-Guider 1.9.1 GA Windows インストーラー+オフラインテンプレートzipパッケージの公式ダウンロードリンクを教えていただけませんか?ありがとう。 eGUI Re: GUI‑Guider 1.9.1 こんにちは、 @Leo_China さん。 GUI Guider v1.9.1のインストーラーは提供されなくなりました。 しかし、すでにGUI Guider v1.9.xでプロジェクトを作成している場合は、GUI Guider v1.10.xを利用できます既存のプロジェクトを直接インポートできます。 よろしくお願いします、 パブロ
View full article
TJA1410 - TX does not have full swing I am using TJ1410A on a custom board. I am evaluating  mac to work with this PMD chip. When data is sent to this PMD chip on differential wire, it then sends the data frame to MAC on 3-wire RX (RX with respect to mac). The VCC provided to TJ1410 chip is 3.3 V and I see some activity on RX (which was high at 3.3V). Now the activity fluctuates from 3.2 V to 2V (instead of 3.3 to 0V). So the mac sees this as RX high and thinks that it is silent. Why is the voltage swing not correct (attaching a scope capture screenshot). Also do you have a datasheet on this part (TJ1410) - please share.  bitmasker_0-1788968416352.png Re: TJA1410 - TX does not have full swing Hello bitmasker Good day! Could you verify your VIO pin connection, confirm VIO is connected to your supply. The TJA1410A supports 1.8 V to 3.3 V on VIO. If you are supplying 3.3 V on VCC but VIO is left open or unconnected, the RX output cannot swing to ground. You can find the datasheet on our official website TJA1410 under the "Documentation > Secure" section. Unfortunately, it is a confidential file, so you must have an NDA in place with us to access it. I recommend opening a support ticket stating that you wish to sign an NDA so that your request can be routed to the appropriate team. RafaR_1-1788987187012.pngRafaR_1-1788987187012.png I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck.
View full article
GUI‑Guider 1.9.1 Hello NXP support, could you please provide the official download link for GUI‑Guider 1.9.1 GA Windows installer + offline template zip package. Thanks. eGUI Re: GUI‑Guider 1.9.1 Hi @Leo_China, The GUI Guider v1.9.1 installer is no longer provided. However, if you already have a project created with GUI Guider v1.9.x, you can use GUI Guider v1.10.x directly and import your existing project. Best Regards, Pablo
View full article
GUI-Guider 1.9.1 您好 NXP 支持团队,请问能否提供GUI-Guider 1.9.1 GA Windows 安装程序 + 离线模板 zip 包的官方下载链接?谢谢。 eGUI Re: GUI‑Guider 1.9.1 嗨@Leo_China , GUI Guider v1.9.1 安装程序已不再提供。 但是,如果您已经使用 GUI Guider v1.9.x 创建了一个项目,则可以使用 GUI Guider v1.10.x。直接导入您现有的项目。 此致, 巴勃罗
View full article
TJA1410 - TX 没有全挥杆 我在一块定制电路板上使用TJ1410A。我正在评估Mac电脑是否能与这款PMD芯片兼容。当数据通过差分线发送到此 PMD 芯片时,它会将数据帧通过 3 线 RX(相对于 mac 的 RX)发送到 MAC。提供给 TJ1410 芯片的 VCC 为 3.3 V,我看到 RX 端有一些活动(在 3.3V 时很高)。现在电压波动范围从 3.2V 到 2V(而不是 3.3V 到 0V)。所以Mac会将此视为RX高电平,并认为它是静音的。为什么电压摆幅不正确(附示波器捕获截图)?另外,您有这款元件(TJ1410)的数据手册吗?如果有,请分享一下。 bitmasker_0-1788968416352.png Re: TJA1410 - TX does not have full swing 你好,位掩码器 再会! 请检查一下您的VIO引脚连接,确认VIO已连接到电源。TJA1410A 支持 VIO 端 1.8V 至 3.3V 的电压。如果 VCC 上提供 3.3V 电压,但 VIO 开路或未连接,则 RX 输出无法摆至地。 您可以在我们的官方网站TJA1410的“文档 > 安全”部分找到数据表。 很遗憾,这是一份机密文件,因此您必须与我们签订保密协议才能查阅。我建议您提交一份支持工单,说明您希望签署保密协议,以便将您的请求转交给相应的团队。 RafaR_1-1788987187012.pngRafaR_1-1788987187012.png 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你今天过得愉快,一切顺利。
View full article
spi:spi_nxp_lpspi:DMA 模式,返回 -EIO 或损坏的数据 大家好 我最近在使用 SPI DMA 进行多传感器通信时遇到了一个问题,SPI 事务返回 -EIO 或数据损坏。深入研究驱动程序后,我发现 DMA 模式下,spi_nxp_lpspi 在每次传输开始时启用两个 LPSPI DMA 请求使能位,但在结束时只禁用其中一个。无论两个 DMA 通道中哪个先完成,都会在不清除自身 DER 位的情况下完成 SPI 上下文,因此每次传输都会将一个请求使能泄漏到下一个请求中。 在 drivers/spi/spi_nxp_lpspi/spi_nxp_lpspi_dma.c 中,transceive_dma() (:346) 中这两个位同时被启用: if (channel == dma_data->dma_tx.channel) { spi_mcux_issue_TCR(spi_dev); dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_TDDE_MASK; } else { dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_RDDE_MASK; } 在 lpspi_dma_callback() 中,第一个完成的通道会清除它自己的位(:249–:253): if (channel == dma_data->dma_tx.channel) { spi_mcux_issue_TCR(spi_dev); dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_TDDE_MASK; } else { dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_RDDE_MASK; } 如果我清除这两个位,所有交易似乎都能顺利完成,没有任何警告。以下是我使用的补丁。 @@ lpspi_dma_callback() case LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE: case LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE: dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_TX_DONE; /* TX and RX both done here. */ + base->DER &= ~(LPSPI_DER_TDDE_MASK | LPSPI_DER_RDDE_MASK); spi_context_complete(ctx, spi_dev, 0); spi_context_cs_control(ctx, false); break; @@ error: + base->DER &= ~(LPSPI_DER_TDDE_MASK | LPSPI_DER_RDDE_MASK); LOG_ERR("DMA callback error with channel %d.", channel); spi_context_complete(ctx, spi_dev, ret); spi_context_cs_control(ctx, false); 附件是我使用的测试应用程序。该应用程序内置了上述解决方案。 我的问题是,驱动程序为什么只清除一个比特位,而不是两个比特位都清除?
View full article
lvgl版本支持问题 您好:     只能支持LVGL_V9的版本吗,是否能够支持切换V8版本; Re: lvgl版本支持问题 Hello @ALVAN , 您好,我检查了一下,最新的Gui-Guider v2.0.x仅支持LVGL v9.4.0。 如果想要用LVGL V8,可以考虑用Gui-Guider v1.10.1. 官网仍可下载该版本: Create Modern Embedded GUIs Fasts | NXP Semiconductors Celeste_Liu_0-1788948567553.pngCeleste_Liu_0-1788948567553.png BR Celeste
View full article
Gui-guider 2.0に関するいくつかの提案 Gui-guider 2.0では、生成されるファイル内のタイムスタンプを有効にするか無効にするかを制御できるオプションが設定に追加されることを期待しています。 すると、生成された各ページ(画面)には、たとえ私のページがイベントを登録していなくても、対応するgg_event_screen.cファイルが作成されます。 イベントが登録されていない場合は、イベントコンテンツが生成されないようにしたい。 さらに、現在プロジェクトに表示されていない画像やリソースを選択的に含める仕組みが欲しいです。ゴーストページから画像やフォントをプロジェクトに含めることは可能ですが、あまり洗練された方法ではありません。 フォントに関しては、現在設定画面にすべてのフォントのデフォルトの生成範囲を制御する項目があります。将来的には、すべてのフォントの生成範囲を制御できるようになることを期待しています。 謝辞 回复: Gui-guider 2.0的一些建议 こんにちは@Xu_556678 さん 貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。いただいたご提案は大変貴重であり、今後のリリースにおいて、それに応じた最適化や改善を検討させていただきます。 GUIガイドが皆様の業務にお役に立てれば幸いです。今後、ご意見やご提案がございましたら、お気軽にお寄せください。 よろしくお願いします、 ウェンビン
View full article
lvgl version support issues Hello: Does it only support LVGL_V9? Is it possible to switch to V8 version? Re: lvgl版本支持问题 Hello @ALVAN , Hello, I checked, and the latest Gui-Guider v2.0.x only supports LVGL v9.4.0. If you want to use LVGL V8, you can consider using Gui-Guider v1.10.1. This version is still available for download on the official website: Create Modern Embedded GUIs Fasts | NXP Semiconductors Celeste_Liu_0-1788948567553.pngCeleste_Liu_0-1788948567553.png BR Celeste
View full article
S32DSのダウンロードページにアクセスできません NXPメンバーの皆様へ   数日前に新しいNXPアカウントを登録し、S32 Design Studioソフトウェアをダウンロードする必要があります。しかし、nxp.com ポータルからは「My NXP Account > Apps and Services」のソフトウェアライセンスおよびサポートページにアクセスするリンクが見えません。これらのリソースへのアクセスを手伝ってもらえますか?   サポートありがとうございます! Re: Unable to access S32DS download page 助かりました、ありがとうございます。 Re: Unable to access S32DS download page こんにちは、 @Interrogator 投稿ありがとうございます。 製品ページからS32DSにアクセスしてみてください: S32 Design Studio | NXP Semiconductors それでは、以下の方法でダウンロードしてみてください。 chenyin_h_0-1788932820632.pngchenyin_h_0-1788932820632.png BR チェイン
View full article
spi: spi_nxp_lpspi: DMA mode, returns -EIO or corrupted data Hi All  I recently Encounter an issue with SPI DMA with Multiple Sensor communication,  Where SPI transaction return -EIO or corrupted data. When Dig in to the drivers I found  In DMA mode, spi_nxp_lpspi enables both LPSPI DMA request-enable bits at the start of every transfer but disables only one of them at the end. Whichever of the two DMA channels finishes second completes the SPI context without clearing its own DER bit, so every transfer leaks one request enable into the next one. In drivers/spi/spi_nxp_lpspi/spi_nxp_lpspi_dma.c, both bits are enabled together in transceive_dma() (:346): if (channel == dma_data->dma_tx.channel) { spi_mcux_issue_TCR(spi_dev); dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_TDDE_MASK; } else { dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_RDDE_MASK; } In lpspi_dma_callback(), the channel that finishes first clears its own bit (:249–:253): if (channel == dma_data->dma_tx.channel) { spi_mcux_issue_TCR(spi_dev); dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_TDDE_MASK; } else { dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_RDDE_MASK; } If I Clear the both bits , all transaction seems to be passed without any warnings. below is the patch I used  @@ lpspi_dma_callback() case LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE: case LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE: dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_TX_DONE; /* TX and RX both done here. */ + base->DER &= ~(LPSPI_DER_TDDE_MASK | LPSPI_DER_RDDE_MASK); spi_context_complete(ctx, spi_dev, 0); spi_context_cs_control(ctx, false); break; @@ error: + base->DER &= ~(LPSPI_DER_TDDE_MASK | LPSPI_DER_RDDE_MASK); LOG_ERR("DMA callback error with channel %d.", channel); spi_context_complete(ctx, spi_dev, ret); spi_context_cs_control(ctx, false); Attached is a test application i used. it has the above solution build in to the app.  My Question is , Is their a reason why driver only clear one bit, but not both of them ?  
View full article