2412396_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2412396_ja-JP

2412396_ja-JP

USB初期化失敗: -22

こんにちは、

USBポート経由でuucツールを使用してwic.b2zイメージをeMMCに書き込もうとしています。書き込み中にUSB初期化失敗:-22エラーが発生しました。imx8mpプロセッサを使用しています。


bootcmd_mfg を実行します: mfgtool_args を実行します。iminfo が${initrd_addr}の場合、test が${tee}の場合、bootm が${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}の場合、booti が${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}の場合、fi を実行します。それ以外の場合は、echo "fastboot を実行します..." を実行します。fastboot 0 を実行します。fi を実行します。
自動起動を停止するには、任意のキーを押してください: 0

## 43800000 番地の画像を確認中...
不明な画像フォーマット!
fastbootを実行...
USB初期化失敗: -22
u-boot=>

   

i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: USB init failed: -22

こんにちは、

問題の原因を分析するために、ボードの起動設定と全過程を共有してください。

Re: USB init failed: -22
U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000)
DDRINFO: DRAM initを起動
DDRINFO:DRAMレート4000MTS
DDRINFO:ddrphyのキャリブレーション完了
DDRINFO: ddrmix設定完了
第0節:RNGのインスタンス化
ノーマルブート
BOOTROMからの起動を試みています
起動段階:USB起動
img info 0x48022fa0、サイズ1064を探せます
ダウンロードを続ける必要があります 1024
注意:JR0はHABで使用可能なのでNSにリリースしないでください
通知:BL31: v2.10.0(リリース):オートモーティブ-15.0.0_1.1.0
お知らせ:BL31:製造日時:2024年11月4日 08:52:12


U-Boot 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000)

CPU:i.MX8MP Lite[4] rev1.1 1600 MHz(1200 MHzで動作)
CPU:インダストリアル温度グレード(-40°Cから105°C)で35°Cに対応
リセット原因:POR(POR)
モデル:NXP i.MX8MPlus LPDDR4 EVKボード
DRAM:6 GiB
tcpc_init: デバイスIDが見つからない=0x50
setup_typec: tcpc port2 init 失敗、err=-19
tcpc_init: デバイスIDが見つからない=0x50
setup_typec: tcpc port1 init 失敗、err=-19
コア:284デバイス、36 uクラス、デバイスツリー:別々
MMC: FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
どこからともなく環境を読み込む...了解
[*]-ビデオリンク0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:cecデバイスID=0x3cが見つかりません
プローブ失敗 パネル装置adv7535@3d
表示タイミングが取得できない
プローブ映像装置故障、退位-19

[0] LCD-controller@32e80000、ビデオ
[1] mipi_dsi@32e60000、video_bridge
[2] adv7535@3d、パネル
adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d: cecデバイスIDが見つからない=0x3c
プローブ失敗 パネル装置adv7535@3d
表示タイミングが取得できない
プローブ映像装置故障、退位-19
出演:連続ドラマ
終了:連続ドラマ
えっと:連続
第0節:RNGのインスタンス化
MMC:カードは提示されていません
USB起動検出。Fastbootモードに入る!
ネット:FEC0のPHYが取得できませんでした:addr 1
FEC0: addr 1のPHYが取得できませんでした
eth1:ethernet@30bf0000【プライム】
速攻:通常
mfgtoolsのUSBから起動
警告 - mfgtoolsのデフォルト環境をご利用ください
、デフォルト環境を使用

実行bootcmd_mfg:実行mfgtool_args;もし情報が ${initrd_addr}なら;もしテストなら ${tee} =はい;次にbootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};そうでなければbooti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};fi;そうでなければエコー「Run fastboot ...";ファストブート0;FI;
どのキーを押してもオートブートを止める:0

## 43800000で画像確認中...
不明な画像フォーマット!
fastbootを実行...
USB初期化失敗: -22
u-boot=>
Re: USB init failed: -22

こんにちは、

最後のプリビルドイメージ(Linux 6.18.20_2.0.0)と uuu ツールの最終バージョンを再度フラッシュしてみてください。

敬具。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: