Gui-guider 2.0では、生成されるファイル内のタイムスタンプを有効にするか無効にするかを制御できるオプションが設定に追加されることを期待しています。
すると、生成された各ページ(画面)には、たとえ私のページがイベントを登録していなくても、対応するgg_event_screen.cファイルが作成されます。
イベントが登録されていない場合は、イベントコンテンツが生成されないようにしたい。
さらに、現在プロジェクトに表示されていない画像やリソースを選択的に含める仕組みが欲しいです。ゴーストページから画像やフォントをプロジェクトに含めることは可能ですが、あまり洗練された方法ではありません。
フォントに関しては、現在設定画面にすべてのフォントのデフォルトの生成範囲を制御する項目があります。将来的には、すべてのフォントの生成範囲を制御できるようになることを期待しています。
謝辞
こんにちは@Xu_556678 さん
貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。いただいたご提案は大変貴重であり、今後のリリースにおいて、それに応じた最適化や改善を検討させていただきます。
GUIガイドが皆様の業務にお役に立てれば幸いです。今後、ご意見やご提案がございましたら、お気軽にお寄せください。
よろしくお願いします、
ウェンビン
こんにちは@Xu_556678 さん
ご要望の一部、特に画像とフォントの生成に関する回避策について、私の意見を述べたいと思います。
ゴーストページに追加すると技術的にはGUI Guiderが画像やフォントを自動的に生成できるように機能しますが、「リソース」パネルに追加して変換ボタンをクリックすることもできます:
EdwinHz_1-1789494348483.png
この画像変換機能により、サポートされている画像の出力ファイルを生成できます。デフォルトのパスは「カスタム」フォルダに設定されていますが、他の画像が自動生成される同じフォルダに変更して、それらをまとめておくこともできます。技術的には手動作業ですが、複数の画像を選択して一度に変換できるため、すべての画像を一度にまとめて変換すれば一度だけで済みます。こうすれば、使わない画面に追加コードしか追加されないゴーストスクリーンという現在の回避策を省略できます。
EdwinHz_2-1789494766306.png
さらに、個々のフォントの生成範囲を細かく制御するには、フォントコンバーターで調整できます。上記と同じ手順を、画像の代わりにフォントを使って行う場合。表示されるウィンドウパネルには、選択したフォントの範囲を指定するオプションが表示され、特定のフォントに対して特定の範囲を生成することが可能になります。
EdwinHz_3-1789494865236.png
この情報が、現在開発中のGUIガイドの開発に役立つことを願っています。
ご質問やご要望がございましたら、お気軽にお知らせください!
BR、
エドウィン。