USB 初始化失败:-22您好,
我尝试使用 uuc 工具通过 USB 端口将 wic.b2z 镜像刷入 eMMC 存储。刷写过程中出现 USB 初始化失败:-22 错误。我使用的是 imx8mp 处理器。
运行 bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr} ; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; fi; else echo "运行 fastboot ..."; fastboot 0; fi;
按任意键停止自动启动:0
正在检查 43800000 处的图像...
未知图像格式!
运行 fastboot...
USB 初始化失败:-22
u-boot=>
i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: USB init failed: -22你好,
请提供完整的操作流程和主板的启动配置,以便我们分析问题原因。
Re: USB init failed: -22U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000)
DDRINFO:启动 DRAM 初始化
DDRINFO:DRAM 速率 4000MTS
DDRINFO:DDRPHY 校准完成
DDRINFO:ddrmix 配置完成
SEC0:RNG 实例化
正常启动
尝试从 BOOTROM 启动
启动阶段:USB 启动
查找图像信息 0x48022fa0,大小 1064
需要继续下载 1024
注意:请勿将 JR0 释放给 NS,因为它可能被 HAB 使用。
注意:BL31:v2.10.0(版本):automotive-15.0.0_1.1.0
通知:BL31:构建时间:2024年11月4日 08:52:12
U-Boot 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000)
CPU:i.MX8MP Lite[4] rev1.1 1600 MHz(运行频率为 1200 MHz)
CPU:工业级耐温等级(-40℃至105℃),工作温度35℃
复位原因:POR
型号:NXP i.MX8MPlus LPDDR4 EVK 板
动态随机存取存储器(DRAM):6 GiB
tcpc_init:找不到设备 ID=0x50
setup_typec:tcpc port2 初始化失败,错误代码=-19
tcpc_init:找不到设备 ID=0x50
setup_typec:tcpc port1 初始化失败,错误代码=-19
核心:284 个设备,36 个微类,设备树:独立
MMC:FSL_SDHC:1,FSL_SDHC:2
环境正在加载,但不知从何而来……好的
[*]-视频链接 0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:找不到 CEC 设备 ID=0x3c
探测面板设备 adv7535@3d 失败
无法获取显示时序
探测视频设备故障,返回码 -19
[0] lcd-controller@32e80000,视频
[1] mipi_dsi@32e60000,视频桥
[2] adv7535@3d,面板
adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:找不到 CEC 设备 ID=0x3c
探测面板设备 adv7535@3d 失败
无法获取显示时序
探测视频设备故障,返回码 -19
输入:串行
输出:串口
错误:串行
SEC0:RNG 实例化
MMC:未持有卡片
检测 USB 启动。即将进入fastboot模式!
网络:无法获取 FEC0 的 PHY:地址 1
无法获取 FEC0 的 PHY:地址 1
eth1:以太网@30bf0000 [PRIME]
Fastboot:正常
从 USB 启动 mfgtools
*** 警告 - 请使用 mfgtools 的默认环境
使用默认环境
运行 bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr} ; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; fi; else echo "运行 fastboot ..."; fastboot 0; fi;
按任意键停止自动启动:0
## 正在检查 43800000 处的图像...
未知图像格式!
运行 fastboot...
USB 初始化失败:-22
u-boot=>
Re: USB init failed: -22你好,
请尝试再次刷入最新的预编译镜像( Linux 6.18.20_2.0.0 )和最新版本的uuu工具。
此致敬礼