希望Gui-guider 2.0在设置中增加一个选项来控制开启或者关闭生成的文件中时间戳.
然后生成的每一个页面(screen)都会有相应的gg_event_screen.c,哪怕我的页面没有使用注册任何事件,
希望在没有注册任何事件的时候不要生成事件的任何内容.
另外希望能有一个机制能选择把一些没有显示的图片或者资源打包进项目,虽然目前可以在幽灵页上放图片和字体的方式包含进工程项目,但是不太优雅.
关于字体,目前在设置中有一个控制所有字体的默认生成范围的设置,希望未来能控制所有字体的生成的范围.
致谢
Hi @Xu_556678 ,
非常感谢您的反馈,这些建议对我们非常宝贵,我们将在未来release中考虑进行相应的优化和改进。
希望GUI Guider 能够帮助到您的工作,未来如有任何问题和建议都欢迎您反馈。
Best Regards,
Wenbin
嗨@Xu_556678 ,
我想就您的一些请求,特别是关于图像和字体的生成,提供一些变通方案。
虽然将它们添加到虚拟页面中理论上可以让 GUI Guider 自动生成图像和字体,但您也可以将它们添加到“资源”面板,然后单击“转换”:
EdwinHz_1-1789494348483.png
此图像变流器功能允许您为任何受支持的图像生成输出文件。默认路径设置为“自定义”文件夹,但您可以将其更改为自动生成其他图像的同一文件夹,以便将它们全部放在一起。虽然这在技术上是一个手动过程,但其优点是您可以选择多个图像并一次性全部转换,因此如果您一次性处理所有图像,则只需执行此过程一次。这样,你就可以跳过目前这种变通方法,即创建一个幽灵屏幕,这种方法只会为根本不会使用的屏幕添加额外的代码。
EdwinHz_2-1789494766306.png
此外,可以通过字体转换器对单个字体的生成范围进行精细控制。按照上述步骤操作,只是将图像替换为字体。弹出的窗口面板将显示一个选项,用于指定所选字体的范围,从而可以针对特定字体生成特定范围。
EdwinHz_3-1789494865236.png
希望这些信息对您当前的 GUI 引导程序开发有所帮助。
如果您还有任何疑问或要求,请务必与我们联系!
BR,
埃德温。