2412427_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2412427_zh-CN

2412427_zh-CN

TJA1410 - TX 没有全挥杆

我在一块定制电路板上使用TJ1410A。我正在评估Mac电脑是否能与这款PMD芯片兼容。当数据通过差分线发送到此 PMD 芯片时,它会将数据帧通过 3 线 RX(相对于 mac 的 RX)发送到 MAC。提供给 TJ1410 芯片的 VCC 为 3.3 V,我看到 RX 端有一些活动(在 3.3V 时很高)。现在电压波动范围从 3.2V 到 2V(而不是 3.3V 到 0V)。所以Mac会将此视为RX高电平,并认为它是静音的。为什么电压摆幅不正确(附示波器捕获截图)?另外,您有这款元件(TJ1410)的数据手册吗?如果有,请分享一下。

bitmasker_0-1788968416352.pngbitmasker_0-1788968416352.png


Re: TJA1410 - TX does not have full swing

你好,位掩码器

再会!

请检查一下您的VIO引脚连接,确认VIO已连接到电源。TJA1410A 支持 VIO 端 1.8V 至 3.3V 的电压。如果 VCC 上提供 3.3V 电压,但 VIO 开路或未连接,则 RX 输出无法摆至地。

您可以在我们的官方网站TJA1410的“文档 > 安全”部分找到数据表。

很遗憾,这是一份机密文件,因此您必须与我们签订保密协议才能查阅。我建议您提交一份支持工单,说明您希望签署保密协议,以便将您的请求转交给相应的团队。

RafaR_1-1788987187012.pngRafaR_1-1788987187012.png


希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。

祝你今天过得愉快,一切顺利。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-10-2026 03:42 AM
更新者: