私はカスタム基板上でTJ1410Aを使用しています。このPMDチップと連携できるMacを評価中です。データが差動線でこのPMDチップに送信されると、データフレームは3線式RX(MACに対するRX)でMACに送信されます。TJ1410チップに供給されるVCCは3.3Vで、RX(3.3Vでハイレベル)に何らかの動作が見られます。現在は、活動が3.2Vから2Vの間で変動する(以前は3.3Vから0Vの間で変動していた)。そのためMacはこれをRXハイと認識し、静かだと思い込んでしまいます。電圧振幅が正しくないのはなぜですか?(オシロスコープのキャプチャ画面を添付します)。また、この部品(TJ1410)のデータシートをお持ちでしたら、ぜひ共有してください。
bitmasker_0-1788968416352.png
こんにちはビットマスク
良い一日!
VIOピンの接続を確認してもらえますか?VIOが電源に接続されているか確認してください。TJA1410AはVIOで1.8Vから3.3Vまで対応しています。VCCで3.3Vを供給しているのにVIOが開いたまままたは接続されていない場合、RX出力がグラウンドにスイングできません。
データシートは公式ウェブサイト TJA1410「ドキュメント > Secure」セクションでご覧いただけます。
残念ながら、これは機密ファイルなので、アクセスするには当事務所とのNDAが必要です。NDAに署名したい旨を伝えるサポートチケットを開くことをお勧めします。そうすれば、適切なチームにリクエストが回されるようにしましょう。
RafaR_1-1788987187012.png
この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。