Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
RT118xはどのようにして複数画像の選択読み込みをサポートしているのですか? 現在、私の開発環境はMCUXpresso IDEです。SDKに含まれるマルチコアのサンプルは、マスタープロジェクトとスレーブプロジェクトで構成されています。さらに、マスタープロジェクトでは、スレーブイメージファイルの場所を1つしか指定できません。私が実現したい機能:CM33イメージと複数のCM7イメージをFlashに書き込む。CM33コアが起動すると、スイッチの状態やその他の構成項目に基づいて、実行用の異なるCM7イメージをRAMにロードします。 これはどのように実現できるのでしょうか?何か例はありますか? Re: How does RT118x achieve the support for multiple images selection loading? こんにちは、@ethan_dang1 さん。 NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! RT118xはこのユースケースをサポートできますが、複数の候補からCM7イメージを自動的に選択する既製のROM/MCUXpresso IDE機能を通じてではありません。   RT118xのブートコンテナは複数のイメージを記述できますが、これは固定のブートイメージ/コンテナメカニズムであり、GPIO/スイッチベースのランタイム選択ポリシーではありません。要求された動作を実現するには、CM33をカスタムブートマネージャとして実装する必要があります。CM33が起動すると、スイッチ/設定を読み込み、フラッシュメモリに保存されているCM7イメージを1つ選択し、それを想定されるターゲットメモリにロードし、M7ベクター/開始条件とアクセス権限を設定してから、CM7を解放/キックオフします。 「1つのCM33イメージ+複数の選択可能なCM7イメージ」を直接実装するSDKのサンプルは確認されていません。最も近い参考資料としては、マルチコアの例、multicore_trigger、RT1180 M7のキックオフ手順、および動的コードローディング/オーバーレイの概念が挙げられます。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。   よろしくお願いします、 ギャビン
查看全文
i.MX93 + IT6263 LVDS-HDMI変換:DRMがモードを取得できません(EDIDが読み取れません) NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 i.MX93をベースにしたカスタムボード(NXP BSPのDebianを実行)でHDMIディスプレイを起動しています。モニターはWindowsでは拡張画面として完璧に動作します(ホットプラグ、正しい解像度)が、i.MX93では画像が表示されません。 症状: - カーネルログには(システムは起動する)以下の情報が表示されます。 [ 0.587871] /ldb-display-controller/lvds-channel@0: /soc@0/bus@44000000/i2c@44340000/lvds-to-hdmi-bridge@4c との依存関係サイクルを修正しました - IT6263は、I2C-0のアドレス0x4cに「UU」(ドライババインド)として表示されます。 - I2C-1 (44350000.i2c) では、0x50 にデバイスが確認できます。これは、 DDC チャネルを介したモニターの EDID EEPROM であるはずです。 - /sys/class/drm/*/status は「接続済み」と報告しているが、/sys/class/drm/*/modes は空である(モードがまったくない)。 その結果、DRMサブシステムは有効なモードを検出できず、ディスプレイは省電力モードのままになります。 - lsmod | grep ite では何も表示されません。ドライバはカーネルに静的に組み込まれているようです。 私が試したこと/確認したこと: i2cdetect -y 1 を繰り返し実行すると 0x50 が表示されるため、DDC パスは物理的に正常に動作しています。 モニターのEDIDが正常であることも確認しました(PCでテスト済み)。 私の質問:  What is the correct, up-to-date device-tree configuration for the IT6263 on i.MX93 so that the DRM subsystem can read the monitor’s EDID and get the mode list? IT6263がDDCを正しく通過するために必要な特定のドライバパッチや設定手順はありますか? 「固定依存関係サイクル」の警告が根本原因である可能性はありますか?もしそうであれば、どのようにすれば適切にサイクルを断ち切ることができますか? 何かご助言、動作確認済みのDTSコード例、または関連パッチに関する情報があれば、大変ありがたく思います。お時間をいただき、ありがとうございます! よろしくお願いいたします。 ウィルバー FRDMトレーニング グラフィックスとディスプレイ Re: i.MX93 + IT6263 LVDS-to-HDMI: DRM cannot get modes (EDID not read) こんにちは、@absolute-006 固定依存関係のサイクルは正常な動作であり、心配する必要はありません。it6263_read_edidにいくつかの print 文を追加して、正しく動作するかどうかを確認してみてください。 よろしくお願いします、 志明
查看全文
PIC16F877Aを使用してI2Cのビットバンギングを試みましたが、出力が得られません。 それで、I2C通信にビットバンギングを実装しようとしているのですが、出力が得られません。 現在、Proteusを使用しており、EEPROMを使用しています。開始シーケンスは視覚化されますが、シミュレーションではEEPROMが認識されず、sdaは想定どおり常にハイになっているようです。 パワー Re: Trying to bit bang I2C using PIC16F877A but cannot get the output こんにちは、 @guharlagaさん 使用しているMCUの種類を教えてください。ありがとう。 BR アリス
查看全文
FOC for IPMSM Any one here has experience on FOC development for IPMSM and implemented in TI C2000 microcontroller from scratch? I am working on it for 30W IPMSM motor control using 0 d axis and MTPA control. If anyone has experience or want to work with me, dm me. I am doing it as a part time.
查看全文
設定されている通信速度が、PC上の通信速度と一致していません。 S32K311マイクロコントローラのシリアルポートを115200bpsに設定し、同じレートでPC上でデバッグすると、文字化けが発生します。正常な通信を行うには、230400bpsに変更する必要があります。さらに、ブレークポイントを設定しても実際の値が表示されないため、デバッグが非常に困難です。S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.1、RTD_R21-11_4.0.0を使用しています。この問題が解決されることを願っています。 Re: 配置的波特率与PC端不一致 こんにちは@ LJH1 明らかなエラーは見当たりません。オシロスコープまたはロジックアナライザを使用して、MCUから送信されるデータレートを確認してください。これにより、問題箇所を特定するのに役立ちます。MCUのボーレートに問題があるのでしょうか?
查看全文
S32K311的eMIOS0输入捕获问题 IDE版本: S32 Design Studio for S32 Platform Version: 3.6.7 RTD版本:7.0.1 现在eMIOS0的通道0作为BUS B eMIOS0的通道1作为输入捕获(使用BUS B) eMIOS0的通道4作为PWM输出(内部计数) 同一个eMIOS0是否不同通道可否PWM和输入检测? 没有找到EB里哪个位置是使能通知的,使能边沿检测通知,没找到位置。         Re: S32K311的eMIOS0输入捕获问题 eMISO_0 ,eMISO_1,eMISO_2 can be shared by difference channel, you may refer to UM Enhanced Modular IO Subsystem (eMIOS) block diagram for setting detail. Re: S32K311的eMIOS0输入捕获问题 Hi @北大街老司机潜在王者  Yes, different channels within the same instance can be configured in different modes. Could you please confirm if with "EB" you are referring to EB tresos Studio? BR, VaneB
查看全文
私のS32DS for ARM 2018R1 IDEのライセンスが期限切れになりました。 こんにちは。S32DS for ARM 2018R1 IDEのライセンスが期限切れになってしまいました。確認して延長していただけないでしょうか?よろしくお願いします。 light22777_0-1781409776830.png アクティベーション | インストール | ライセンス | インストーラーのダウンロード Re: My license of S32DS for ARM 2018R1 IDE has expired こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。
查看全文
can we do V/f control of a PMSM? I am making a simulink model for PMSM control by V/f method. This model works for an induction motor but the speed output for PMSM coming oscillating, i think the fields are not synchronizing. Am i missing something? Re: can we do V/f control of a PMSM? Hello @keronbwan , Thanks for your post. May I ask which NXP product you are using? Or are you working with the Model-Based Design Toolbox (MBDT)? You may find the post below helpful. Module 5: V/F Scalar Control - NXP Community BR Celeste
查看全文
S32K311 の eMIOS0 入力捕捉 IDE バージョン: S32 Design Studio for S32 Platform バージョン: 3.6.7 RTDバージョン:7.0.1 eMIOS0 のパス 0 がバス B として機能する eMIOS0 のチャネル 1 は入力捕捉として機能します(BUS B を使用) eMIOS0のチャネル4はPWM出力として機能します(内部数値) 同じ eMIOS0 が異なるチャネルで許可されているかどうか PWM と入力检测? EB に到達していない位置は通知され、位置が検出されていないことが通知されます。         Re: S32K311的eMIOS0输入捕获问题 eMISO_0、eMISO_1、eMISO_2は異なるチャネルで共有できます。設定の詳細については、UM拡張モジュラーIOサブシステム(eMIOS)のブロック図を参照してください。 Re: S32K311的eMIOS0输入捕获问题 こんにちは@北大街老司机 潜在王者 はい、同じインスタンス内の異なるチャネルは、異なるモードで設定できます。 「EB」とは、EB tresos Studioのことでしょうか?確認させてください。 BR、VaneB
查看全文
i.MX93 + IT6263 LVDS-to-HDMI: DRM cannot get modes (EDID not read) Hello NXP community, I’m bringing up an HDMI display on a custom board based on the i.MX93 (running Debian from the NXP BSP). The monitor works perfectly as an extended screen on Windows (hot-plug, correct resolution), but on the i.MX93 I see no picture. Symptoms: - Kernel log shows (the system still boots):   [ 0.587871] /ldb-display-controller/lvds-channel@0: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@44000000/i2c@44340000/lvds-to-hdmi-bridge@4c - The IT6263 appears on I2C-0 at address 0x4c as 'UU' (driver bound). - On I2C-1 (44350000.i2c) I can see a device at 0x50 – this should be the monitor’s EDID EEPROM via the DDC channel. - /sys/class/drm/*/status reports 'connected', but /sys/class/drm/*/modes is empty (no modes at all). - Consequently, the DRM subsystem never picks up a valid mode, and the display stays in power-save. - lsmod | grep ite shows nothing – the driver seems to be statically built into the kernel. What I’ve tried / checked: i2cdetect -y 1 repeatedly shows 0x50, so the DDC path is physically working. I also made sure the monitor’s EDID is fine (tested on a PC). My questions:  What is the correct, up-to-date device-tree configuration for the IT6263 on i.MX93 so that the DRM subsystem can read the monitor’s EDID and get the mode list?  Are there any specific driver patches or configuration steps required (e.g., for the IT6263 to pass through DDC correctly)? Could the 'Fixed dependency cycle(s)' warning be the root cause, and if so, how do I break the cycle properly? Any guidance, known-working DTS snippets, or references to relevant patches would be enormously appreciated. Thank you in advance for your time! Best regards, Wilbur FRDM-Training Graphics & Display Re: i.MX93 + IT6263 LVDS-to-HDMI: DRM cannot get modes (EDID not read) Hi @absolute-006   "Fixed dependency cycle(s)" is normal; you don't need to worry about it.Add some print statements to `it6263_read_edid` to see if it's working properly. Best regards, Zhiming
查看全文
PMSMのV/f制御は可能ですか? 私はV/f方法によるPMSM制御のためのSimulinkモデルを作成しています。このモデルは誘導電動機には有効ですが、PMSMの速度出力が振動します。磁界が同期していないのだと思います。何か見落としているでしょうか? Re: can we do V/f control of a PMSM? こんにちは、 @keronbwan さん。 投稿ありがとうございます。NXPのどの製品をお使いですか?それとも、モデルベース設計ツールボックス(MBDT)を使用していますか?以下の記事が参考になるかもしれません。モジュール5:V/Fスカラー制御 - NXPコミュニティ BR セレステ
查看全文
i.MX93 + IT6263 LVDS 转 HDMI:DRM 无法获取显示模式(无法读取 EDID) NXP社区的各位, 我将在基于i.MX93(运行恩智浦电路板支持包。的Debian)的定制主板上推出一台HDMI显示器。该显示器在Windows上可以完美地用作扩展屏幕(热插拔,分辨率正确),但是在i.MX93上我看不到画面。 症状: - 内核日志显示(系统仍能启动):   [ 0.587871] /ldb-display-controller/lvds-channel@0: 已修复与 /soc@0/bus@44000000/i2c@44340000/lvds-to-hdmi-bridge@4c 之间的依赖循环 - IT6263 在 I2C-0 总线上以地址 0x4c 显示为“UU”(驱动程序绑定)。 -在 I2C-1 (44350000.i2c) 上,我能在 0x50 处看到一台设备 — 这应该是显示 器通过 DDC 通道使用的 EDID EEPROM。 - /sys/class/drm/*/status 显示“已连接”,但 /sys/class/drm/*/modes 为空(没有任何模式)。 - 因此,DRM 子系统始终无法检测到有效的模式,显示屏便一直处于省电状态。 -lsmod | grep ite 什么也没显示 — 驱动程序似乎是静态内置到内核中的。 我已经尝试/检查过: i2cdetect -y 1 反复显示 0x50,因此 DDC 路径在物理上是正常的。 我还确保显示器的 EDID 正常(在 PC 上测试)。 我的问题: 为使 DRM 子系统能够读取显示器的 EDID 并获取模式列表,i.MX93 上的 IT6263 的最新设备树配置正确的最新设备 树 配置是什么 ?  是否需要安装特定的驱动程序补丁或执行特定的配置步骤(例如,为了让 IT6263 正确传输 DDC 信号)? “固定依赖循环”警告是否可能是根本原因?如果是的话,我该如何正确地打破这个循环? 任何指导、已知有效的 DTS 片段或对相关补丁的参考将不胜感激。预先感谢您抽出时间! 顺祝商祺! 威尔伯 FRDM 培训 图形与显示 Re: i.MX93 + IT6263 LVDS-to-HDMI: DRM cannot get modes (EDID not read) Hi @absolute-006  Fixed dependency cycle(s)这个是正常的,不用管。你在it6263_read_edid里加点打印看看是否正常工作。 Best Regards, Zhiming
查看全文
IPMSM向け無料 IPMSM向けFOC開発の経験があり、TI C2000マイクロコントローラにゼロから実装した経験のある方はいらっしゃいますか?私は、0d軸とMTPA制御を用いた30W IPMSMモータ制御に取り組んでいます。経験のある方、または私と一緒に仕事をしたい方は、DMを送ってください。パートタイムでやっています。
查看全文
能否对 PMSM 进行 V/f 控制? 我正在用 V/f 法建立一个 PMSM 控制模拟器模型。该模型适用于感应电动机,但 PMSM 的速度输出会出现振荡,我认为是磁场没有同步。我错过了什么吗? Re: can we do V/f control of a PMSM? 你好@keronbwan, 感谢您的发帖。 请问您使用的是哪款恩智浦(NXP)产品?还是您正在使用基于模型的设计工具箱(MBDT)?以下这篇帖子或许对您有帮助。 第 5 模块:V/F 标量控制 - NXP 社区 BR 塞莱斯特
查看全文
My license of S32DS for ARM 2018R1 IDE has expired Hi: My license of S32DS for ARM 2018R1 IDE has expired. Could you help check and extend it for me? Thanks. light22777_0-1781409776830.png Activation | Installation | Licensing | Installer Download Re: My license of S32DS for ARM 2018R1 IDE has expired Hi,  your S32DS license has been extended. 
查看全文
配置的波特率与PC端不一致 我配置S32K311单片机的串口115200波特率与PC端115200调试乱码;需改成230400才能正常通信,而且打了断点看不到实际值,导致我调试很麻烦,希望可以解决,我使用S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.1,RTD_R21-11_4.0.0 Re: 配置的波特率与PC端不一致 Hi@LJH1 我没看到明显的错误,请使用示波器或者逻辑分析仪抓一下MCU发送的数据的速率,这可定位问题所在。是否是MCU的波特率有问题。
查看全文
尝试使用 PIC16F877A 对 I2C 进行位操作,但无法获得输出 因此,我一直在尝试实现 I2C 通信的位敲击,但我无法获得以下输出 我现在使用的是 proteus,使用的是 eeprom,我的启动序列已经可视化,但在模拟过程中,我的 eeprom 无法识别,因此,sda 似乎始终保持高电平。 电源 Re: Trying to bit bang I2C using PIC16F877A but cannot get the output 你好@guharlaga  请告诉我们您使用的是哪种微控制器?谢谢。  BR 爱丽丝
查看全文
Trying to bit bang I2C using PIC16F877A but cannot get the output So, I've been trying to implement bit-banging for I2C communication and I can't get the output I'm using proteus as of now, using an eeprom, my start sequence is getting visualised but in the simulation, my eeprom is not acknowledging thus, sda seem to be always high like it's supposed to Power Re: Trying to bit bang I2C using PIC16F877A but cannot get the output Hello @guharlaga  Please tell us which MCU you are using? Thank you.  BR Alice
查看全文
S32K311的eMIOS0输入捕获问题 IDE版本: S32 Design Studio for S32 Platform 版本:3.6.7 RTD版本:7.0.1 目前eMIOS0的通道0作为BUS B eMIOS0的通道1作为输入捕获(使用BUS B) eMIOS0的通道4作为PWM输出(内部计数) 同一个eMIOS0的不同通道是否可以同时进行PWM和输入检测? 找不到EB中哪个位置启用了通知,启用了边沿检测通知,但没找到具体位置。         Re: S32K311的eMIOS0输入捕获问题 eMISO_0、eMISO_1 和 eMISO_2 可在不同通道间共享,具体设置详情请参阅 UM 增强型模块化 I/O 子系统 (eMIOS) 框图。 Re: S32K311的eMIOS0输入捕获问题 你好@北大街老司机潜在王者  是的,同一实例中的不同频道可以配置为不同的模式。 请问您提到的“"EB" ”是指 EB tresos Studio 吗? BR、VaneB
查看全文
我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期 你好:我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已经过期。你能帮我检查一下并延长吗?谢谢。 light22777_0-1781409776830.png 激活 | 安装 | 许可 | 安装程序下载 Re: My license of S32DS for ARM 2018R1 IDE has expired 你好, 您的S32DS许可证已延期。
查看全文