2381032_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2381032_ja-JP

2381032_ja-JP

PMSMのV/f制御は可能ですか?

私はV/f方法によるPMSM制御のためのSimulinkモデルを作成しています。このモデルは誘導電動機には有効ですが、PMSMの速度出力が振動します。磁界が同期していないのだと思います。何か見落としているでしょうか?

Re: can we do V/f control of a PMSM?

こんにちは、 @keronbwan さん

投稿ありがとうございます。NXPのどの製品をお使いですか?それとも、モデルベース設計ツールボックス(MBDT)を使用していますか?以下の記事が参考になるかもしれません。モジュール5:V/Fスカラー制御 - NXPコミュニティ

BR

セレステ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-16-2026 02:29 AM
更新人: