S32K311マイクロコントローラのシリアルポートを115200bpsに設定し、同じレートでPC上でデバッグすると、文字化けが発生します。正常な通信を行うには、230400bpsに変更する必要があります。さらに、ブレークポイントを設定しても実際の値が表示されないため、デバッグが非常に困難です。S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.1、RTD_R21-11_4.0.0を使用しています。この問題が解決されることを願っています。
こんにちは@ LJH1
明らかなエラーは見当たりません。オシロスコープまたはロジックアナライザを使用して、MCUから送信されるデータレートを確認してください。これにより、問題箇所を特定するのに役立ちます。MCUのボーレートに問題があるのでしょうか?