2381052_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2381052_ja-JP

2381052_ja-JP

RT118xはどのようにして複数画像の選択読み込みをサポートしているのですか?

現在、私の開発環境はMCUXpresso IDEです。SDKに含まれるマルチコアのサンプルは、マスタープロジェクトとスレーブプロジェクトで構成されています。さらに、マスタープロジェクトでは、スレーブイメージファイルの場所を1つしか指定できません。私が実現したい機能:CM33イメージと複数のCM7イメージをFlashに書き込む。CM33コアが起動すると、スイッチの状態やその他の構成項目に基づいて、実行用の異なるCM7イメージをRAMにロードします。

これはどのように実現できるのでしょうか?何か例はありますか?

Re: How does RT118x achieve the support for multiple images selection loading?

こんにちは、@ethan_dang1 さん

NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!

RT118xはこのユースケースをサポートできますが、複数の候補からCM7イメージを自動的に選択する既製のROM/MCUXpresso IDE機能を通じてではありません。
 
RT118xのブートコンテナは複数のイメージを記述できますが、これは固定のブートイメージ/コンテナメカニズムであり、GPIO/スイッチベースのランタイム選択ポリシーではありません。要求された動作を実現するには、CM33をカスタムブートマネージャとして実装する必要があります。CM33が起動すると、スイッチ/設定を読み込み、フラッシュメモリに保存されているCM7イメージを1つ選択し、それを想定されるターゲットメモリにロードし、M7ベクター/開始条件とアクセス権限を設定してから、CM7を解放/キックオフします。
「1つのCM33イメージ+複数の選択可能なCM7イメージ」を直接実装するSDKのサンプルは確認されていません。最も近い参考資料としては、マルチコアの例、multicore_trigger、RT1180 M7のキックオフ手順、および動的コードローディング/オーバーレイの概念が挙げられます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
 
よろしくお願いします、
ギャビン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-16-2026 02:32 AM
更新者: