2381025_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2381025_ja-JP

2381025_ja-JP

i.MX93 + IT6263 LVDS-HDMI変換:DRMがモードを取得できません(EDIDが読み取れません)

NXPコミュニティの皆様、こんにちは。

i.MX93をベースにしたカスタムボード(NXP BSPのDebianを実行)でHDMIディスプレイを起動しています。モニターはWindowsでは拡張画面として完璧に動作します(ホットプラグ、正しい解像度)が、i.MX93では画像が表示されません。

症状:

- カーネルログには(システムは起動する)以下の情報が表示されます。

[ 0.587871] /ldb-display-controller/lvds-channel@0: /soc@0/bus@44000000/i2c@44340000/lvds-to-hdmi-bridge@4c との依存関係サイクルを修正しました

- IT6263は、I2C-0のアドレス0x4cに「UU」(ドライババインド)として表示されます。

- I2C-1 (44350000.i2c) では、0x50 にデバイスが確認できます。これは、 DDC チャネルを介したモニターの EDID EEPROM であるはずです

- /sys/class/drm/*/status は「接続済み」と報告しているが、/sys/class/drm/*/modes は空である(モードがまったくない)。

その結果、DRMサブシステムは有効なモードを検出できず、ディスプレイは省電力モードのままになります。

- lsmod | grep ite では何も表示されませんドライバはカーネルに静的に組み込まれているようです。

私が試したこと/確認したこと:

  1. i2cdetect -y 1 を繰り返し実行すると 0x50 が表示されるため、DDC パスは物理的に正常に動作しています。
  2. モニターEDIDが正常であることも確認しました(PCでテスト済み)。

私の質問:

 What is the correct, up-to-date device-tree configuration for the IT6263 on i.MX93 so that the DRM subsystem can read the monitors EDID and get the mode list?

IT6263がDDCを正しく通過するために必要な特定のドライバパッチや設定手順はありますか?

「固定依存関係サイクル」の警告が根本原因である可能性はありますか?もしそうであれば、どのようにすれば適切にサイクルを断ち切ることができますか?

何かご助言、動作確認済みのDTSコード例、または関連パッチに関する情報があれば、大変ありがたく思います。お時間をいただき、ありがとうございます!

よろしくお願いいたします。

ウィルバー

FRDMトレーニンググラフィックスとディスプレイRe: i.MX93 + IT6263 LVDS-to-HDMI: DRM cannot get modes (EDID not read)

こんにちは、@absolute-006

固定依存関係のサイクルは正常な動作であり、心配する必要はありません。it6263_read_edidにいくつかの print 文を追加して、正しく動作するかどうかを確認してみてください。



よろしくお願いします、
志明

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-16-2026 02:32 AM
Updated by: