Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
Fit Data Hello, where can I find the NX5P3090? Could you please send me the FIT data? Thank you.
View full article
我不确定这个位的具体含义 屏幕截图_14-9-2026_20244_.jpeg 对于Authentication Status(AUTHSTTS)寄存器,bit0位置一的含义是已经进入挑战模式了吗,还是说明挑战值准备完成,我对这点非常困惑,有谁能帮我解答一下吗,非常感谢! 屏幕截图_14-9-2026_202943_.jpeg Re: 我不确定这个位的具体含义 嗨,Vane 如果芯片未启用挑战模式,AUTHSTTS 的第 0 位是否仍设置为 1? Re: 我不确定这个位的具体含义 你好@TakanashiLika AUTHSTTS[CHALRDY] 是一个只读状态位,指示挑战何时准备就绪。调试器应等待 CHALRDY 被置位后再读取 KEYCHALn 寄存器中的挑战信息。 BR,VaneB 回复: 我不确定这个位的具体含义 芯片是S32K314
View full article
创建安全登录 我正在为我妈妈创建一个网站,现在我正在尝试创建用户注册的登录部分,但在确保密码输入和要发送到数据库的数据受到保护方面遇到了一些问题,请问有什么办法吗?
View full article
i.MX95 - UUU 工具刷写偶尔会失败 各位专家: 我正在使用 i.MX95 EVK,并将 imx-启动 和(内核 + 根文件系统)刷入 emmc。我在UUU脚本中使用了emmc_all选项进行刷写。 有时,我发现使用此选项进行刷机时会出现失败。以下是失败代码片段。 0x200000002:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.403s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.008s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd sleep 1 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (1.007s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 2:13-294A7876CE324A4D>Fail (0.187s) 请问是否有人遇到过类似的故障,以及是否有解决办法可以缓解这个问题? 提前感谢! BR, 阿伦·库马尔 Re: i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally 你好, 请问您能否分享一下您使用的完整命令?另外,请告知您测试时使用的是 EVK 还是 FRDM 开发板,以及 BSP 版本和 UUU 版本。 问候。
View full article
Create a secure login I'm creating a website for my mom, and now I'm trying to create the login part for the user's registration, but I have some problems when I have to make sure that the input of the password and the data to be sent to the database should be protected, some help?
View full article
i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally Dear Experts, I am using i.MX95 EVK and flashing the imx-boot and the (kernel + rootfs) in emmc. I used emmc_all option in UUU script for flashing. Sometimes, I observed failures in flashing with that option. Please find below the failure snippets 0x200000002:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.403s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.008s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd sleep 1 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (1.007s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 2:13-294A7876CE324A4D>Fail (0.187s) Please let me know if anyone has faced similar failures and if there are solutions available to mitigate this problem Thanks in Advance ! BR, Arun Kumar Re: i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally Hello,  Can you please share the complete command you are using?, also let me know if you are testing with an EVK of FRDM board and the BSP version and UUU version. Regards.  
View full article
この役職が具体的に何を意味するのか、よく分かりません。 Screenshot_14-9-2026_20244_.jpeg 認証ステータス(AUTHSTTS)レジスタのビット0が何を意味するのか、とても混乱しています。チャレンジモードに入ったということでしょうか、それともチャレンジ値が準備できたということでしょうか?どなたかご説明いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします! Screenshot_14-9-2026_202943_.jpeg Re: 我不确定这个位的具体含义 こんにちは、ベイン チップがチャレンジモードを有効にしていない場合でも、AUTHSTTSのビット0は1に設定されますか? Re: 我不确定这个位的具体含义 こんにちは、 @TakanashiLika さん AUTHSTTS[CHALRDY]は、チャレンジの準備が完了したことを示す読み取り専用のステータスビットです。デバッガは、KEYCHALnレジスタ内のチャレンジを読み取る前に、CHALRDYがアサートされるまで待機する必要があります。 BR、VaneB 回复: 我不确定这个位的具体含义 チップはS32K314です。
View full article
FRDM I.mx93 desing files for altium HI, I am starting to develop a solution using i.mx93 and i wanted to see the hardware layout and schematics of the development board. I don´t have a cadence license, but i heard i could import it to altium if i had some specific files that cadence can generate... Could someone please provide the Allegro ASCII (.alg) file for LAY-94611.brd (FRDM-i.MX93 PCB) along with the OrCAD Capture schematic (.DSN) file? thanks in advance
View full article
LX2160A - SerDes 通道编号 您好, 我注意到 LX2160A 参考手册中关于 SerDes 1 通道编号存在不一致之处。 在第 26.1.4 节中(SerDes 选项),使用字母时,SerDes 1 通道的编号是相反的:通道 H = 0 -> 通道 A = 7。 fdekeers_0-1789391391196.png 在第 26.4.1.19 节(SerDes Lane m RX 通用控制寄存器 1 (LNARGCR1 - LNHRGCR1)),文本说明字母编号递增:Lane A = 0 -> Lane H = 7。 fdekeers_1-1789391514092.png 我希望配置通用控制寄存器 1 中的寄存器 EXT_REC_CLK_SEL,而正确通道的地址偏移量取决于此编号。请问哪个是正确的? 顺祝商祺! Re: LX2160A - SerDes lanes numbering 你好, 两部分内容均正确——它们使用了两种不同(但一致)的索引规则。 表面上的矛盾可以通过理解这两个部分使用了不同的“变量”来解决: 第 26.1.4 节— 协议表中的泳道编号(H=0 … A=7) 具体来说,对于 SerDes 1 ,RM 从物理层的角度分配通道号: 信 通道号(协议表) H 0 G 1 F 2 E 3 D 4 C 5 B 6 A 7     这是有意为之,并且如文档所述,是正确的。NXP TS 在之前的案例中明确证实了这一点: “SerDes1 的通道字母顺序相反。” 这当有人对 LS1046A 提出类似问题时,也证实了同样的方案适用于 LX2160A。 AN13022 应用笔记也使用了相同的 H/0 … A/7 列标题。 第 26.4.1.19 节— 将后缀字母注册为地址索引(A=0 … H=7) 偏移公式 848h + (a × 100h) 使用 a 作为寄存器名称字母索引,其中 A=0,B=1,… H=7: 寄存器名称 a (字母索引) 偏移量 LN A RGCR1 0 0x848 LN B RGCR1 1 0x948 LN E RGCR1 4 0xC48 LN F RGCR1 5 0xD48 LN H RGCR1 7 0xF48       AN13022 也证实了这一点,其中明确列出了: “LNmRGCR1(A 车道偏移量为 0x0848,B 车道偏移量为 0x0948,E 车道偏移量为 0x0C48,F 车道偏移量为 0x0D48)” — 完全符合 A=0…H=7 字母索引公式。 如何为正确的通道配置 EXT_REC_CLK_SEL 根据 SerDes 1 协议表(第 26.1.4 节)确定您的通道字母,其中第一个物理车道标记为H (车道 0)。 使用以该字母命名的寄存器——例如,H 车道使用 LNHRGCR1 ,A 车道使用 LNARGCR1 。 使用 848h + (letter_index × 100h) 计算地址偏移量 ,其中 A=0,B=1,…,H=7。 例如,要在 H 通道(SerDes 1 的第一个通道,协议表中的通道编号为 0)上配置 EXT_REC_CLK_SEL : 注册号: LNHRGCR1 偏移量: 848h + 7 × 100h = 0xF48 此致
View full article
Fit Data 您好,请问哪里可以找到NX5P3090 的FIT数据?帮忙发我一下吧,谢谢.
View full article
BAM ROM dump request - MPC5604B (or MPC560xB family) Anyone with an uncensored MPC5604B (or any MPC560xB/C evaluation board) willing to dump the BAM mask ROM (16 KB at 0xFFFFC000-0xFFFFFFFF) and share? Need it as a reference for a personal MCU study project on my own chip. Thanks! Re: BAM ROM dump request - MPC5604B (or MPC560xB family) Hello, I do not have such EVB here, but you can simply sample the chip and do the dump yourself. All samples are uncensored out of the factory. https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/order-samples:ORDER_SAMPLES?partnum=SPC5604BAVLQ6 This way you can sample multiple free chips. Best regards, Peter
View full article
BAM ROMダンプリクエスト - MPC5604B(またはMPC560xBファミリ) 検閲されていないMPC5604B(またはMPC560xB/C評価ボード)をお持ちで、BAMマスクROM(16KB、0xFFFFC000-0xFFFFFFFF)をダンプして共有してくれる方はいらっしゃいますか?自分のチップでMCUの個人的な研究プロジェクトの参考資料として必要です。 よろしくお願いします! Re: BAM ROM dump request - MPC5604B (or MPC560xB family) こんにちは、 こちらにはそのようなEVBはありませんが、チップをサンプリングして自分でダンプを行うことができます。 工場出荷時のサンプルはすべて検閲を受けていません。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/order-samples:ORDER_SAMPLES?partnum=SPC5604BAVLQ6 こうすることで複数の無料のチップを試すことができます。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
LX2160A - SerDes lanes numbering Hi, I noticed an inconsistency in the LX2160A reference manual regarding the numbering of SerDes 1 lanes. In section 26.1.4 (SerDes options), SerDes 1 lanes' numbering is reversed when using letters: Lane H = 0 -> Lane A = 7. fdekeers_0-1789391391196.png In section 26.4.1.19 (SerDes Lane m RX General Control Register 1 (LNARGCR1 - LNHRGCR1)), the text states that the letter numbering is increasing: Lane A = 0 -> Lane H = 7. fdekeers_1-1789391514092.png I wish to configure register EXT_REC_CLK_SEL in the General Control Register 1, and the address offset for the correct lane depends on this numbering. Can you please confirm which one is correct ? Best regards. Re: LX2160A - SerDes lanes numbering Hello, Both sections are correct — they use two different (but consistent) indexing conventions The apparent contradiction is resolved by understanding that the two sections use different "variables": Section 26.1.4 — Lane number in the protocol table (H=0 … A=7) For SerDes 1 specifically, the RM assigns lane numbers from the physical-layer perspective: Letter Lane # (protocol table) H 0 G 1 F 2 E 3 D 4 C 5 B 6 A 7     This is intentional and correct as documented. NXP TS confirmed this explicitly in a prior case: "SerDes1 has opposite order of lane letters."The same scheme was also confirmed to apply to the LX2160A when a similar question was raised for the LS1046A. The AN13022 application note also uses this same H/0 … A/7 column header. Section 26.4.1.19 — Register suffix letter as address index (A=0 … H=7) The offset formula 848h + (a × 100h) uses a as the register-name letter index, where A=0, B=1, … H=7: Register name a (letter index) Offset LNARGCR1 0 0x848 LNBRGCR1 1 0x948 LNERGCR1 4 0xC48 LNFRGCR1 5 0xD48 LNHRGCR1 7 0xF48       This is cross-confirmed by AN13022, which lists exactly: "LNmRGCR1 (offsets 0x0848 for lane A, 0x0948 for lane B, 0x0C48 for lane E, 0x0D48 for lane F)"— all consistent with the A=0…H=7 letter-index formula. How to configure EXT_REC_CLK_SEL for the correct lane Identify your lane letter from the SerDes 1 protocol table (section 26.1.4), where the first physical lane is labeled H (lane 0). Use the register named after that letter — e.g., for Lane H use LNHRGCR1 , for Lane A use LNARGCR1 . Calculate the address offset using 848h + (letter_index × 100h) , where A=0, B=1, …, H=7. For example, to configure EXT_REC_CLK_SEL on Lane H (the first lane of SerDes 1, lane number 0 in the protocol table): Register: LNHRGCR1 Offset: 848h + 7 × 100h = 0xF48 Regards
View full article
IFCインターフェースのPCB設計ガイドを教えていただけLS1021A こんにちは、 私のボードでは、LS1021AのIFCインターフェースが2つのフラッシュ、2つのPHYとMCUインターフェース付き、そして2倍のバッファ(SN74LVC1624 5A)に直接接続されます。PCBの配線は非常に複雑になります。SO,  1. SIの観点から受け入れられるルーティングトポロジーはどのようなものか? 2. IFCインターフェースのPCB設計ガイドを教えていただけますかLS1021A よろしくお願いします! よろしくお願いいたします! ジェイソン QorIQ LS1デバイス Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A こんにちは、ジューンさん。 下の図に示すように、私の回路は少し複雑です。IFCバスは、いくつかのバッファを介して合計8個のチップを駆動します。IFCインターフェースは非同期モードを使用するため、IFCのレートは高くありません。Yiping.wang からもらったイーサネットインターフェースのような一般的なルートガイドはありますか? Jason_in_job_0-1789111004993.pngJason_in_job_0-1789111004993.png よろしくお願いいたします! よろしくお願いいたします! ジェイソン Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A トポロジーの詳細を共有してください。 1. 2つのSN74LVC16245Aデバイスは、IFCアドレス/データバスのバッファリングまたは分離のために使用されますか? 2. IFCインターフェースに接続されるフラッシュデバイス(NORフラッシュ、NANDフラッシュなど)はどのようなものですか? 3. 2つのPHYデバイスはどのようにIFCインターフェースに接続されているのか?彼らはGPCMモードを使用していますか? 4. IFCの完全な読み込みを確認していただけますか?2つのFlashデバイスと2つのMCUインターフェースPHYデバイスで構成されていますか? よろしくお願いします。 Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A LS1021A IFCインターフェース専用のPCBルーティングガイドラインは存在しません。 DDRやイーサネットのような高速インターフェースとは異なり、IFCは非同期並列インターフェースであり、信号の整合性の考慮は実際のトポロジー、負荷、動作周波数、PCBの実装に大きく依存します。したがって、NXPは汎用的なレイアウトルールを記載した専用のIFCルーティングガイドを提供していません。 一般的に、分岐(スタブ)の長さを最小限に抑え、LS1021Aからラッチおよびバッファまでの配線をできるだけ短くし、可能な限りバッファを使用して下流側の負荷を分離することをお勧めします。 可能であれば、大きなスター型トポロジー接続ではなく、短いスタブ(例えば、可能な限り約1インチ/25mm以内)を使用したデイジーチェーン型の配線を使用することをお勧めします。お使いのトポロジーでは、アドレスラッチをLS1021Aに最も近い位置に配置し、その次にブートフラッシュデバイスを配置するのが一般的に望ましいです。また、バッファはIFCバスへの負荷を最小限に抑えるために十分近い位置に配置するようにしてください。 また、IFC配線については、50Ω±10%のシングルエンドインピーダンスを維持することを推奨します。±10%の公差はPCB製造の違いを考慮し、設計目標は理想的には±2%以内に収めるべきです。 検証中に信号品質の問題が確認された場合、実際の波形測定結果とPCBの実装に基づいて、LS1021A出力にソース終端抵抗(例えば、22Ω~33Ω)を追加することを検討してもよい。 参考として、AN4878(LS1021A設計チェックリスト)およびTWR-LS1021A リファレンス・デザインを参照してください。 トポロジーの複雑さと接続負荷数を考慮すると、PCB設計を最終決定する前にルーティングトポロジー、荷重、タイミングマージンを検証するために信号整合性(SI)シミュレーションも推奨されます。 よろしくお願いします。
View full article
Altium用FRDM I.mx93設計ファイル こんにちは、i.mx93を使ってソリューションの開発を始めていて、開発ボードのハードウェアレイアウトと回路図を見たいと思っています。 Cadenceのライセンスは持っていませんが、Cadenceが生成できる特定のファイルがあればAltiumにインポートできると聞きました... どなたか、LAY-94611.brd(FRDM-i.MX93 PCB)用のAllegro ASCII(.alg)ファイルと、OrCADキャプチャの回路図(.dsn)ファイルを提供していただけませんか?DSNファイル? よろしくお願いします
View full article
Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A Hi, On my board,  IFC interface of LS1021A will directly connect to two Flash、two PHY with MCU interface and 2x buffer( SN74LVC16245A)。PCB routing will be very complicated. So,  1. What kind of routing topology could be accepted from SI point of view? 2. Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A Thanks in advacnce! Best regards! Jason QorIQ LS1 Devices Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A Hi, June: Like below figure shown, my circuit is a little complicated. IFC bus will drive total 8x chips through some buffers.  Cause IFC interface use asynchronous mode, the rate of IFC is not high. Do you have general route guide for IFC interface like ethernet one given me by Yiping.wang? Jason_in_job_0-1789111004993.pngJason_in_job_0-1789111004993.png Thanks in advance! Best regards! Jason Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A Please share the details of your topology 1. Will the two SN74LVC16245A devices be used to buffer or isolate the IFC address/data bus? 2. What type of Flash devices will be connected to the IFC interface (NOR Flash, NAND Flash, etc.)? 3. How are the two PHY devices connected to the IFC interface? Are they using GPCM mode? 4. Could you please confirm the complete IFC loading? Is it comprised of two Flash devices and two MCU-interface PHY devices? Thanks Re: Could you please provide me the PCB design guide for IFC interface of LS1021A We do not have a dedicated PCB routing guideline specifically for the LS1021A IFC interface. Unlike high-speed interfaces such as DDR or Ethernet, the IFC is an asynchronous parallel interface, and the signal integrity considerations are highly dependent on the actual topology, loading, operating frequency, and PCB implementation. Therefore, NXP does not provide a dedicated IFC routing guide with universal layout rules. In general, we recommend minimizing branch (stub) lengths, keeping the traces from the LS1021A to the latch and buffers as short as possible, and using buffers to isolate downstream loading whenever practical. If practical, we recommend using a daisy-chain style routing with short stubs (for example, within approximately 1 inch / 25 mm where possible) rather than a large star-topology connection. For your topology, it is generally preferable to place the address latch closest to the LS1021A, followed by the boot Flash device, while keeping the buffers close enough to minimize loading on the IFC bus. We also recommend maintaining a controlled single-ended impedance of 50 Ω ±10% for the IFC traces. The ±10% tolerance accounts for PCB fabrication variations, while the design target should ideally be within ±2%. If signal integrity issues are observed during validation, source termination resistors (for example, 22 Ω to 33 Ω) at the LS1021A outputs may be considered based on the actual waveform measurements and PCB implementation. For reference, please refer to AN4878 (LS1021A Design Checklist) and the TWR-LS1021A reference design. Given the complexity of the topology and the number of attached loads, signal integrity (SI) simulation is also recommended to validate the routing topology, loading, and timing margins before finalizing the PCB design. Thanks
View full article
Altium 的 FRDM I.mx93 设计文件 您好,我正在使用 i.mx93 开发一个解决方案,我想查看开发板的硬件布局和原理图。 我没有 Cadence 的许可证,但我听说如果我有一些 Cadence 可以生成的特定文件,就可以把它导入到 Altium 中…… 请问谁能提供 LAY-94611.brd(FRDM-i.MX93 PCB)的 Allegro ASCII (.alg) 文件以及 OrCAD Capture 原理图 (.DSN) 文件? 提前致谢
View full article
Example S32K344EVB_T172 UART_ETH_Gateway HLD S32DS368 RTD701 **************************************************************************************** * Detailed Description: * * UART <-> Ethernet gateway demo for S32K344EVB-T172. * * UART messages are encapsulated into raw Ethernet frames * and transmitted over the Ethernet link. Received Ethernet * frames are decapsulated and forwarded to the UART terminal. * * Key Functionality: * - UART TX/RX interrupt driven communication. * - GMAC TX confirmation and RX indication interrupt processing. * - Four-deep message queue for UART/Ethernet decoupling. * - Runtime MAC address configuration. * - TJA1103 loopback, MASTER and SLAVE operation. * - Raw Ethernet frame transport (EtherType 0x88B5). * - RTD MCAL/HLD implementation (EthIf, Eth_43_GMAC, CDD_UART). * * Runtime status information including node configuration, * MAC addresses and link status is displayed on the UART terminal. * * Test Configurations: * * Single board: * GATEWAY_MODE_NODE_1_LOOPBACK * * Two-board setup: * Board 1 : GATEWAY_MODE_NODE_1_MASTER * Board 2 : GATEWAY_MODE_NODE_2_SLAVE * * Boards are connected using a 100BASE-T1 cable. * * Notes: * - EthIf.c contains custom gateway callback implementation. * - During S32 Configuration Tool code generation select "Keep Existing" for EthIf.c. * - Do not overwrite EthIf.c. * - On PC terminal enable local echo * * -------------------------------------------------------------------------------------- * Test HW: S32K3x4EVB-T172 Rev B * MCU: S32K344_172HDQFP * IDE: S32DS 3.6.8 * RTD release: S32K3_RTD_7_0_1_D2602_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260206 * Debugger: Lauterbach, P&E Micro * Target: Internal_FLASH * Serial: 115200, 8N1 *****************************************************************************************   Terminal prints between two S32K344EVB-T172 boards PetrS_0-1789458752395.png In case of single board in PHY loopback PetrS_1-1789458817163.png  
View full article
(PN7642)- How to Prevent the ULPCD Freeze State Introduction  Based on ES_PN7642 , the PN7642 operating in ULPCD mode may, in very rare cases, enter an unresponsive state. This is caused by very strong distortion of the power supplies or GND of the IC during this boot-up time can cause a loss of the internal reset state and the boot-up sequence gets stuck. This article describes method for evaluating whether a design is sensitive to this phenomenon and provides guidance on how to monitor it.    The primary indicator is the LFO (Low-Frequency Oscillator). In particular, instability of the LFO during the ULPCD "Active" period may indicate an increased risk of the device entering the ULPCD Freeze (unresponsive) state.   This LFO instability may be caused by external events, such as ESD (Electrostatic Discharge), or by interference from other electronic circuits integrated on the PCB.    LFO instability is characterized by deviations in the oscillator's duty cycle and/or the occurrence of missing LFO cycles.   1// Where to measure the LFO ?  The measurement is done during the ULPCD "Active" phase  Tomas_Parizek_0-1789453318198.png   Time window where to measure the LFO stability    Tomas_Parizek_2-1789453587804.png Detail of the "LFO" Start. Please start the measurement when the LFO frequency gets stable.  Tomas_Parizek_3-1789454620348.png   At the end of the ULPCD active phase, the last LFO clock cycle typically exhibits a slight deviation. This behavior is expected and should not be interpreted as an indication of LFO instability.     Tomas_Parizek_4-1789454768289.png 2// How to enable LFO observability The LFO can be routed with the help of ULPCD test buses on GPIO2.  For firmware versions up to PN7642 FW v03.01. -> AN14518 (5.4 How to use test signals for PN7642) Write xx before entering ULPCD mode  For firmware versions from PN7642 FW v03.01 onward -> PN7642 Datasheet (9.14.3.17.12 ULPCD_TESTBUS_MUX_SETTINGS (0702)) Write xx before entering ULPDC mode 
View full article
KW43 知识中心 KW43 产品系列是一款低功耗、安全的单芯片无线 MCU,集成了高性能、低功耗蓝牙、蓝牙信道探测、EdgeLock 安全加速器以及各种针对汽车应用的 MCU 外围设备。 KW43 系列采用运行频率高达 96 MHz 的 Arm® Cortex®-M33 内核(Armv8-M 架构),用于客户应用程序。该系列包括所有列出的部件号中高达 1.5MB 闪存和 256 KB SRAM 的内存配置。该系列中的所有设备都集成了最先进的可扩展安全架构,包括 Arm 的 TrustZone®-M、资源域控制器和隔离式 EdgeLock 安全加速器,支持硬件加密加速器、随机数生成器、密钥生成、存储和管理以及安全调试。KW43系列的所有成员均按照Arm PSA 3级配置文件设计符合SESIP 3级认证。 KW43 使用双核 Arm Core Cortex-M33('CM33'),支持多种接口和安全功能。一个用于应用程序和系统,另一个用于无线链路层,两个内核共享一个 1.5 MB 的公共闪存。 这些设备包括经过全面认证的蓝牙 LE 6.x 控制器堆栈,在任何控制器/外设组合中支持多达 10 个同时连接。KW43 系列中集成的多协议无线电子系统节能,专为 Wi-Fi 共存而设计。该无线电由经过测试的低功耗蓝牙软件堆栈支持,适用于独立和托管应用程序,以支持一系列汽车、物联网和工业应用。软件和硬件还支持 2.4 GHz 专有协议。为满足测距要求,系统中集成了本地化引擎 (LCE),以提高本地化性能。 KW43 系列受 MCUXpresso开发人员体验支持,可优化、简化并帮助加速嵌入式系统的开发。 早期使用计划 KW43 处于试生产阶段,开发人员现在就可以开始使用引脚和软件兼容的 KW45/KW47。 您可以联系恩智浦销售团队申请访问权限 - Pascal Bernard ([email protected]) 点击此处加入 KW47 早期访问计划: KW43 提前访问 培训 低功耗蓝牙 6.0 恩智浦简介 对蓝牙技术感兴趣? 低功耗蓝牙 Primer – 理解 BLE 基础知识的必备读物。 蓝牙® 规格 - 标准、协议和技术文件的完整列表。 奖项与表彰- 每年,蓝牙特殊兴趣小组(SIG)都会表彰在推动蓝牙技术发展方面做出突出贡献的工作组、委员会成员和贡献者。 2024:通道探测 2025 年:基于信道探测振幅的攻击弹性、LE 测试模式增强以及测距配置文件和服务。 蓝牙功能概述 蓝牙 5.0 功能概述 蓝牙 5.1 功能概述 蓝牙_5.2_特性_概述 蓝牙_5.3_特性_概述 蓝牙_5.4_特性_概述 蓝牙_6_特性_概述 蓝牙_6.1_特性_概述 蓝牙_6.2_特性_概述 蓝牙_6.3_特性_概述 射频开关比较 吸收式/反射式 标准比较 ETSI / FCC / ARIB 要求 BLE 信道探测 - 概述 BLE 信道探测 - 射频硬件 BLE 信道探测 - ANSYS 建模工具 BLE 信道探测 - 天线原型验证测量 设备 无线设备:本文提供了有助于项目开发的设备链接 实用链接 如何使用适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 导入和运行演示示例:本文介绍了如何在适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 中使用 ARM GCC 工具链从新 SDK 导入和运行演示示例。 [MCUXSDK]如何为 KW4x、MCXW7x、MCXW2x 使用 GitHub SDK - NXP Community 本社区帖子将逐步介绍如何使用 GitHub SDK [MCUXSDK] GitHub SDK - 蓝牙 LE 平台文档 - NXP 社区 该社区帖子提供了 BLE 平台的文档。 如何在 Kinetis 系列产品上使用 HCi_BB 并获得 DTM 模式的访问权限:本文分为两部分: 如何将 HCi_BB 二进制文件闪存到 Kinetis 产品中。 使用 R&S CMW270 执行射频测量 用于@@ 设置发射器/接收器测试命令的 BLE HCI 应用程序:本文提供了演示用户如何向设备发送串行命令的步骤。 蓝牙 LE HCI 黑盒快速入门指南: 本文介绍了用户通过串行命令控制无线电的简单过程。 KW43
View full article