Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
PCA9451A 上未使用的 SD 功能 您好, 在我的 iMX93 应用中,我不会使用 SD 卡,所以我想知道如何端接 PCA9451A PMIC 的开关和 LDO5 模块。 1) SW_EN 内部有下拉电阻,而且因为我没有使用 I2C 电平转换器,所以我也可以让 SWIN 浮空,对吗?那么SWOUT引脚也可以保持未连接状态吗? 2) 我应该如何处理 SD_VSEL 和 LDO5?我看不出 SD_VSEL 有任何内部拉电阻?即使空载,LDO5 也需要输出电容吗? 我的应用程序空间非常有限,所以我希望尽可能地精简组件。 Re: Unused SD functionality on PCA9451A 好吧,我自己想明白了。iMX93硬件指南的检查清单中指出: “如果使用PCA9451AHNY PMIC供电,请确保所有稳压器的输出L/C元器件连接正确,即使未使用。任何一个稳压器输出端开路都会导致整个电源管理集成电路(PMIC)故障。 我认为这些信息应该添加到电源管理集成电路(PMIC)的数据手册中。
View full article
KITPF0100EPEVBE KITPF0100EPEVBE評価ボード用の回路図ファイルをお願いします。おそらくCadence OrCad形式で。DSN形式で。 よろしくお願いします。 Re: KITPF0100EPEVBE こんにちは、ミエルコ 直接あなたのメールアドレスに送ります。
View full article
S32G 多核 eMCEM 初始化时序 你好, 在 S32G399A 上,Cortex-M7_0 是我们的启动核心。它调用 eMcem_Init,然后使用 Mcu_SetMode 启动 M7_1/2/3。每个辅助核心在其启动代码中初始化自己的 DTCM,但 eMcem_Init 已经为这些核心启用了 ERM 不可纠正通知,因此在启动期间对其未初始化的 DTCM 进行推测性读取会在冷启动时锁存 NCF 5/8/51。 我尝试让 M7_0 等待 M7_1/2/3 报告它们的启动代码已运行,然后调用 eMcem_Init。其他核心在启动应用程序任务之前会等待 M7_0。按照这个命令,故障就不会再发生了。 在 S32G3 上,在所有核心都启动后初始化 FCCU/eMCEM 是否是推荐的顺序? 谢谢你, 卡特 Re: eMCEM initialization timing for S32G multicore 你好, @cpearson 感谢分享。 1.为确保 eMCEM 驱动程序正常运行,建议的初始化步骤如下: 2. 在 S32G3 上,应在可重置功能域和 eMCEM 监测的资源进入有效初始化状态后执行 eMCEM 初始化。对于多核 M7 用例,这可能需要释放辅助 M7 内核,并允许其启动代码在调用 eMcem_Init() 之前初始化本地 TCM/ECC 资源。因此,依我之见,对于您所描述的启动顺序,在 M7_0 调用 eMcem_Init 之前,等待 M7_1/2/3 各自初始化其 DTCM 是一个合理的顺序。 BR 陈银
View full article
imx7ulp A7 配置 IOMUXC0 上的焊盘(LPUART0–3 和 I2C) 你好, 我们是学生,正在开发一块定制的imx7ulp (MCIMX7U3)板。我们希望使用Linux (A7) 系统来控制全部8个LPUART接口以及一些I2C线路。 LPUART4–7 使用 IOMUXC1(A7 功能域),在我们的 DTS 中工作正常。但是,LPUART0–3 和我们的 I2C 线使用IOMUXC0(M4 功能域)中的焊盘。 查看 Linux pinctrl 驱动程序和 U-Boot 源代码,似乎 A7 默认使用 IOMUXC1,而 U-Boot 使用特定的IOMUX_CONFIG_MPORTS标志来访问 IOMUXC0。参考手册也提到 IOMUXC 是“所有权受限”的。 我们卡在了 IOMUXC0 的引脚配置步骤。 我们的疑问: A7 是否有支持的方法(通过 DTS 节点或驱动程序标志)直接从 Linux 配置 IOMUXC0 焊盘? 如果不是,M4 固件的标准预期流程是否是在启动期间复用这些引脚,然后 A7 接管 UART/I2C 控制器? 由于障碍在于焊盘控制器(而不是外设协议),我们可以假设 I2C 线路面临与 UART 完全相同的限制吗? 非常感谢您能就此方面的标准做法提供一些指导。 补充信息:我们的 Linux 系统基于 Wrynrose Yocto 版本,并使用 NXP 电路板支持包。
View full article
NXPのMCUXpressoを使い始める みなさん、こんにちは!ソフトウェアエンジニアです。K66F評価ボードを使って実際に手を汚してみようと思いました。これは彼らのフラッグシップであるK64Fから少しアップグレードされています。私はずっと組み込みシステムを基礎から理解したいと思っていたので、P&Eマイクロリンクのプローブを手に取り始めました。私は、EE学部時代に残っていたSPI TFTモジュールに接続するためのSDK例を入手できました。抵抗式タッチスクリーンを備えています。例は隣接するSPIの静電容量式タッチセンサーを用意していましたが、いくつかのオンボードADCと控えめな電圧分割回路で十分だと思いました。キャップデバイスの x と y の読み取り値を読み取るコールバックを、ADC と同様のコールバックに置き換える必要がありました。残念ながら、サンプルは拡張できるように作られていないようです。コンポーネントを追加したことで、新たに発生したインクルードエラーをいくつか解決しましたが、なぜかメモリ割り当ての問題が依然として残ってしまいました。SO、少し進展はありましたが、今こそリソースを聞いてみる良い機会かもしれないと思いました https://100001.onl/ 。 Re: Getting started with NXP's MCUXpresso こんにちは、 @louis22 さん。 詳細な説明をありがとうございます。FRDM-K66FとSPI TFTディスプレイに関しては、既に順調に進んでいるようですね。 抵抗性タッチスクリーンをADCチャネルで読み取るというあなたのアプローチは理にかなっています。SDKsの例は出発点としても利用でき、追加のドライバやアプリケーションコードで拡張することも可能です。SDKはこちらで入手可能です:ボード選択 |MCUXpresso SDK Builder。 メモリ割り当ての問題については、まず正確なエラーを理解してから、SDKsの例が原因だと結論づけたいと思います。FRDM-K66FのMK66FN2M0デバイスは2MBのフラッシュと256KBのSRAMを搭載しているため、単にADCドライバを追加するだけでは通常大量のメモリを消費しません。 以下の情報を教えていただけますか? どのSDKsの例から始めましたか? どのMCUXpressoのIDEsとSDKsのバージョンを使っていますか? ADC機能を追加した後に発生した、正確なビルド/リンカーエラー。 可能であれば、ビルド失敗時のメモリ使用量情報またはリンカーマップファイルを提供してください。 これにより、問題がフラッシュ/RAM使用量、ヒープまたはスタックの割り当て、リンカーの設定、あるいは追加のソフトウェアコンポーネントに関連しているかどうかを判断するのに役立ちます。 ペリフェラルを学ぶには、MCUXpresso SDKに付属しているドライバーの例も参考にすることをおすすめします。あなたのCASEでは、ADCの例はK66 ADCを独立して初期化・読み取るのに良い参考になります。その後、必要なADCの初期化と関数の読み込みだけをTFTアプリケーションに統合できます。 ご返信をお待ちしております。 BR セレステ
View full article
PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ Package: NXP NFC Reader Library v07.13.00 (NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop, PN5190, Linux OSAL). Release note RN00009. Running the discovery-loop example, phacDiscLoop_Run(POLL) sometimes never returns. The process stays up. It happens with no card present, and not on a fixed cycle. phhalHw_Pn5190_WaitIrq() waits with PHOSAL_MAX_DELAY for every instruction except EXCHANGE_RF_DATA. In this case the command was READ_REGISTER (0x04) and the IRQ pin never went high, so phOsal_EventPend() does not return. The abort path, phhalHw_Pn5190_Wait_IrqAbortHandling(), waits the same way. Is that infinite wait intentional, and how should the application recover the PN5190 without a power cycle? I added many logs from the demo examples, and also reduce the timeout of WaitIrq from infinite to 10s. Any suggestion on how should we handle this? Attached is the logs from the sample program. Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ Additional info. the version of PN5190 Info: Die ID: 0x00, HW: v83, ROM: v3, FW: v770 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ Could you try the latest version of NFC Reader Library? NFC Reader Library | NXP Semiconductors Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ Hi Jimmy, We will retest on the latest NFC Reader Library (07.18.00) and report whether the same failure can be reproduced. We also have a host-side finding. On the i.MX93, the PN5190 is on LPSPI5. With the SPI output pads at fast slew and drive strength X6 (0x3fe), discovery-loop polling fails. phacDiscLoop_Run returns PHAC_DISCLOOP_FAILURE (0x0080), which we log as "POLL mode failure". Slowing the i.MX93 output edges removes that failure. The pad settings that are now stable are: LPSPI5_SCK: 0x02 (slow slew, drive X1) LPSPI5_SOUT: 0x02 (slow slew, drive X1) SPI chip select: 0x02 (slow slew, drive X1) LPSPI5_SIN: left at 0x3fe, since this pad is an input PN5190 IRQ GPIO: unchanged With those slower SCK, SOUT, and chip-select edges, polling continues and we no longer see "POLL mode failure". The fast edges were ringing into the PN5190 clock pin. We will confirm this again on 07.18.00. if((DiscLoopStatus & PH_ERR_MASK) == PHAC_DISCLOOP_FAILURE)
View full article
PN5190 NFCリーダライブラリ v07.13.00:コマンドにIRQがなければディスカバリーループが永久にハングします パッケージ:NXP NFCリーダライブラリ v07.13.00(NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop、PN5190、Linux OSAL)。リリースノートRN00009。 ディスカバリ ループの例を実行すると、phacDiscLoop_Run(POLL) が返されないことがあります。プロセスは継続されます。カードが提示されていない場合でも発生し、決まった周期で発生するわけでもありません。 phhalHw_Pn5190_WaitIrq() は、EXCHANGE_RF_DATA を除くすべての命令に対して PHOSAL_MAX_DELAY で待機します。このCASEでは、コマンドはREAD_REGISTER(0x04)で、IRQピンはハイにならなかったため、phOsal_EventPend()は戻りません。中止パスである phhalHw_Pn5190_Wait_IrqAbortHandling() も同様に待機します。 この無限待ち時間は意図的なものなのでしょうか?また、電源サイクルなしでアプリケーションがPN5190をどうやって復旧すればよいのでしょうか? デモ例から多くのログを追加し、WaitIrqのタイムアウトを無制限から10秒に短縮しました。 この件について、どのように対処すべきか何かご提案はありますか? サンプルプログラムのログを添付します。 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ 追加情報:PN5190のバージョン 情報: ダイ ID: 0x00、HW: v83、ROM: v3、FW: v770 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ こんにちは、ジミーさん。 最新のNFCリーダライブラリ(07.18.00)で再テストし、同じ故障が再現可能かどうか報告します。 ホスト側でも発見がありました。i.MX93では、PN5190はLPSPI5で動作します。SPI出力パッドを高速スルーレートおよび駆動強度X6(0x3fe)に設定すると、検出ループのポーリングが失敗します。phacDiscLoop_Run は PHAC_DISCLOOP_FAILURE (0x0080) を返します。これを「POLL モードの失敗」としてログに記録します。 i.MX93の出力エッジを遅くすることで、その不具合は解消されます。現在安定しているパッド設定は以下のとおりです。 LPSPI5_SCK: 0x02 (低速スルー、ドライブX1) LPSPI5_SOUT: 0x02 (低速スルー、ドライブX1) SPIチップセレクト:0x02(低速スルー、X1駆動) LPSPI5_SIN: このパッドは入力なので、0x3fe に残しておきます。 PN5190 IRQ GPIO: 変更なし SCK、SOUT、およびチップセレクトのエッジが遅くなったことで、ポーリングは継続され、「POLLモードの失敗」は発生しなくなりました。高速なエッジ信号がPN5190のクロックピンに伝わっていた。7月18日に改めて確認いたします。 if((DiscLoopStatus & PH_ERR_MASK) == PHAC_DISCLOOP_FAILURE) Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ 最新バージョンのNFC Reader Libraryを試してみてはどうですか? NFCリーダライブラリ |NXPセミコンダクターズ
View full article
在 IMX8MQEVK 上 版本 SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x 大家好, 我需要使用"创建主键和 TPM2 创建主" 功能。我使用 PC 上的 TPM 测试了它,使用的命令如下: tpm2_createprimary-C o -G rsa -c primary.ctx 结果如期返回: name-alg: 值: sha256 raw: 0xb attributes: value: fixedtpm|fixedparent|sensitivedataorigin|userwithauth|restricted|decrypt 原始数据:0x30072 类型 值:ECC 原始值:0x23 curve-id: value:NIST p256 原始值: 0x3 kdfa-alg: 值: 空 原始: 0x10 kdfa-halg: 值:(空) 原始值: 0x0 方案: 值:空 原始数据: 0x10 scheme-halg: 值:(空) 原始值: 0x0 sym-alg: 值: aes 原始: 0x6 sym-mode: 值: cfb 原始码: 0x43 sym-keybits:128 x: 502d66098d74aa06ebf10736a6f2b2db435dcaa0a7afc6a1b43302d6e7f25cc5 y: e07d40eb7bd7a454f9b0aff1643c120c5396e230a0396e9e60a42872f96e48cc 当我在连接到 SE050 套件的 I.MX8 套件上使用以下命令尝试该功能时: ./tpm2_tool_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx /dev/i2c-1:0x48 我收到以下信息: root@imx8mqevk:~/customer/tpm2/bin/imx# ./tpm2_tool_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx /dev/i2c-1:0x48 App :INFO :Running ./tpm2_tool_createprimary 应用程序 :INFO :使用端口名称='/dev/i2c-1:0x48' (CLI) 应用程序 :INFO :PlugAndTrust_v04.07.00_20250210 sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 fe 02 0b 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!! 不建议用于生产! ERROR: Esys_CreatePrimary(0x70002) - (null) ERROR: 无法运行 ./tpm2_tool_createprimary 应用程序 :INFO :ex_sss 已完成 此外,我注意到在 SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM 的 tpm2-tools.cmake 文件中,一些工具被注释掉了: # TPM2TOOL(create) # TPM2TOOL(createprimary) TPM2TOOL(加密解密) TPM2TOOL(getcap) TPM2TOOL(getrandom) TPM2TOOL(hash) TPM2TOOL(hmac) # TPM2TOOL(load) TPM2TOOL(pcrallocate) TPM2TOOL(pcrevent) TPM2TOOL(pcrextend) TPM2TOOL(pcrread) TPM2TOOL(pcrreset) TPM2TOOL(rsadecrypt) TPM2TOOL(rsaencrypt) TPM2TOOL(sign) TPM2TOOL(stirrandom) TPM2TOOL(verifysignature) 我取消了这些注释,重建了项目,结果如上所述。 我不确定 SE050 是否支持"Create Primary Key with TPM2 Create Primary" 功能,如果支持,执行此操作的正确方法是什么? 请支持我。谢谢!   i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux 安全 Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK 您好, 我的意思是,我按下图所示连接了 SE05x 和 i.MX8,并试图实现 SE05x 支持的 TPM 功能。如果有人以前使用过 SE05x 的 TPM 功能,请告诉我。   Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK 你好 我们没有任何连接到 MX8M 的 S05,但您的问题看起来更像是 i2C,不过请查看 S05 文档页面: https://www-nxp-com.translate.goog/products/SE050?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc#documentation 此致 Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK 你好 问题解决了吗?目前我正在评估一些TPM平台。 TPM 插件的下载链接是什么:Plug&Trust_TPM_addon_20200903.zip 参考https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12663.pdf 。 能否分享一下链接或插件压缩包? 谢谢!
View full article
NXP MCUXpresso 入门指南 嘿,各位!我是一名软件工程师。我想用我的 K66F 评估板来亲自动手试试——这比他们的旗舰产品 K64F 要好一些。我一直想从头开始真正了解嵌入式系统——所以我买了一个 P&E Microlink 探针,然后就开始了。我成功地让一个 SDK 示例连接到了我本科电子工程专业时留下的 SPI TFT 模块。它有一个电阻式触摸屏——虽然示例中使用的是相邻的 SPI 电容式触摸传感器,但我认为几个板载 ADC 和一个简单的分压电路应该就能完成这项工作。只需要将读取电容设备 x 和 y 读数的回调函数替换为与 adc 类似的回调函数即可。可惜的是,这些示例似乎并不是为了扩展而设计的。添加其他元器件导致了一些新生成的包含错误,我已解决这些错误,但由于某种原因,最终还是出现了内存分配问题。虽然我取得了一些进展,但我认为现在可能是四处询问资源的好时机https://100001.onl/ 。 Re: Getting started with NXP's MCUXpresso 你好@louis22 , 感谢您的详细描述。听起来您在 FRDM-K66F 和 SPI TFT 显示屏方面已经取得了不错的进展。 你利用ADC通道读取电阻式触摸屏的方法很有道理。SDK 示例还可以用作起点,并可通过添加其他驱动程序和应用程序代码进行扩展。SDK 可在此处找到:选择开发板 | MCUXpresso SDK 构建器。 关于内存分配问题,我首先想了解具体的错误信息,然后再断定它是由 SDK 示例引起的。FRDM-K66F 上的 MK66FN2M0 设备具有 2 MB Flash 和 256 KB SRAM,因此通常只需添加 ADC 驱动程序就不会占用大量内存。 请问您能否提供以下信息? 你最初是从哪个 SDK 示例开始的? 您使用的是哪个版本的MCUXpresso IDE和SDK? 添加 ADC 功能后,具体的版本/链接器错误是什么? 如果可能,请提供失败版本的内存使用信息或链接器映射文件。 这将有助于我们确定问题是与 Flash/RAM 使用情况、堆或栈分配、链接器配置还是添加的元器件有关。 为了学习外设,我还建议查看 MCUXpresso SDK 中包含的驱动程序示例。就你的情况而言,ADC 示例是独立初始化和读取 K66 ADC 的良好参考。然后,您只需将所需的 ADC 初始化和读取功能集成到 TFT 应用程序中即可。 期待你的答复。 BR 塞莱斯特
View full article
build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK Hi everyone, I need to use the "Create Primary Key with TPM2 Create Primary" feature. I have tested it with the TPM on my PC using the following command: tpm2_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx The result returned as expected: name-alg: value: sha256 raw: 0xb attributes: value: fixedtpm|fixedparent|sensitivedataorigin|userwithauth|restricted|decrypt raw: 0x30072 type: value: ecc raw: 0x23 curve-id: value: NIST p256 raw: 0x3 kdfa-alg: value: null raw: 0x10 kdfa-halg: value: (null) raw: 0x0 scheme: value: null raw: 0x10 scheme-halg: value: (null) raw: 0x0 sym-alg: value: aes raw: 0x6 sym-mode: value: cfb raw: 0x43 sym-keybits: 128 x: 502d66098d74aa06ebf10736a6f2b2db435dcaa0a7afc6a1b43302d6e7f25cc5 y: e07d40eb7bd7a454f9b0aff1643c120c5396e230a0396e9e60a42872f96e48cc When I tried this feature on the I.MX8 Kit connected to the SE050 Kit, using the following command: ./tpm2_tool_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx /dev/i2c-1:0x48 I received the following message: root@imx8mqevk:~/customer/tpm2/bin/imx# ./tpm2_tool_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx /dev/i2c-1:0x48 App :INFO :Running ./tpm2_tool_createprimary App :INFO :Using PortName='/dev/i2c-1:0x48' (CLI) App :INFO :PlugAndTrust_v04.07.00_20250210 sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!! ERROR: Esys_CreatePrimary(0x70002) - (null) ERROR: Unable to run ./tpm2_tool_createprimary App :INFO :ex_sss Finished Additionally, I noticed that in the tpm2-tools.cmake file of the SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM, some tools were commented out: # TPM2TOOL(create) # TPM2TOOL(createprimary) TPM2TOOL(encryptdecrypt) TPM2TOOL(getcap) TPM2TOOL(getrandom) TPM2TOOL(hash) TPM2TOOL(hmac) # TPM2TOOL(load) TPM2TOOL(pcrallocate) TPM2TOOL(pcrevent) TPM2TOOL(pcrextend) TPM2TOOL(pcrread) TPM2TOOL(pcrreset) TPM2TOOL(rsadecrypt) TPM2TOOL(rsaencrypt) TPM2TOOL(sign) TPM2TOOL(stirrandom) TPM2TOOL(verifysignature) I have uncommented them, rebuilt the project, and got the results as described above. I am not sure whether the SE050 supports the "Create Primary Key with TPM2 Create Primary" feature, or if it does, what is the correct way to perform this operation? Please support me. Thank you!   i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Security Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK Hi, What I mean is that I connected the SE05x and the i.MX8 as shown in the figure below, and I am trying to implement the TPM feature supported by the SE05x. Please guide me if anyone has previously worked on the TPM functionality with the SE05x.   Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK Hello, We don;t have any S05 connected to MX8M but your problem look more like i2C, however please check the S05 documentation page: https://www-nxp-com.translate.goog/products/SE050?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc#documentation Regards Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK Hello, Have you managed to solve the issue?  For now I`m evaluating some TPM platforms. What is the download link for the TPM add on : Plug&Trust_TPM_addon_20200903.zip The one referenced in https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12663.pdf. Can you share the link or the add-on archive. Thanks
View full article
PN5190 NFC读取器库 v07.13.00:如果命令没有收到中断请求 (IRQ),则发现循环将无限期挂起。 软件包: NXP NFC读取器库 v07.13.00 (NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop, PN5190, Linux OSAL)。版本说明 RN00009。 运行发现循环示例时,phacDiscLoop_Run(POLL) 有时永远不会返回。该进程持续运行。这种情况会在没有刷卡的情况下发生,而且没有固定的周期。 phhalHw_Pn5190_WaitIrq() 会等待除 EXCHANGE_RF_DATA 之外的每条指令,并等待 PHOSAL_MAX_DELAY。在这种情况下,命令是 READ_REGISTER (0x04),并且 IRQ 引脚从未变为高电平,因此 phOsal_EventPend() 不会返回。中止路径 phhalHw_Pn5190_Wait_IrqAbortHandling() 的等待方式相同。 这种无限等待是故意的吗?应用程序应该如何在不重启电源的情况下恢复 PN5190? 我添加了许多来自演示示例的日志,并将 WaitIrq 的超时时间从无限缩短到 10 秒。 关于如何处理这件事,大家有什么建议吗? 附件是示例程序的日志。 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ 补充信息:PN5190 版本 信息:芯片 ID:0x00,硬件:v83,ROM:v3,固件:v770 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ 您能否尝试一下最新版本的NFC读取器库? NFC读取器库 | 恩智浦半导体 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ 嗨,吉米, 我们将使用最新的 NFC读取器库 (07.18.00) 进行重新测试,并报告是否可以重现同样的故障。 我们还发现了主机端的问题。在 i.MX93 上,PN5190 位于 LPSPI5 上。当 SPI 输出焊盘处于快速转换速率和驱动强度 X6 (0x3fe) 时,发现循环轮询失败。phacDiscLoop_Run 返回 PHAC_DISCLOOP_FAILURE (0x0080),我们将其记录为“轮询模式失败”。 降低 i.MX93 输出边沿的速度可以消除这种故障。目前稳定的鼠标垫设置如下: LPSPI5_SCK:0x02(慢速转换,驱动 X1) LPSPI5_SOUT:0x02(慢速转换,驱动 X1) SPI 片选:0x02(慢速转换,驱动 X1) LPSPI5_SIN:保留在 0x3fe,因为此引脚为输入引脚 PN5190 IRQ GPIO:未更改 由于 SCK、SOUT 和芯片选择边沿速度较慢,轮询得以继续,我们不再看到“轮询模式故障”。快速边沿敲击到 PN5190 时钟引脚。我们将于 07.18.00 再次确认此事。 如果((DiscLoopStatus & PH_ERR_MASK) == PHAC_DISCLOOP_FAILURE)
View full article
Getting started with NXP's MCUXpresso Hey folks! Software engineer here. I thought I'd get my hands dirty using my K66F evaluation board - which is a bit of an upgrade from their flagship K64F. I've wanted to really understand embedded systems from the ground up for some time - so I picked up a P&E Microlink probe and got started. I've managed to get an SDK example to connect to a SPI TFT module I have leftover from my EE undergrad days. It has a resistive touchscreen - and while the example was set up for an adjacent SPI capacitive touch sensor, I thought a couple of onboard ADCs and a humble voltage division circuit should get the job done. Just needed to replace the callbacks which read in the cap device's x and y readings with similar callbacks to the adc's Unfortunately, it seems the examples were not really made to be expanded. Adding additional components caused some newly generated include errors which I resolved, but for some reason still wound up with memory allocation issues. So while I've made some progress, I thought it might be a good time to ask around for resources https://100001.onl/ . Re: Getting started with NXP's MCUXpresso Hello @louis22 , Thanks for the detailed description. It sounds like you have already made good progress with the FRDM-K66F and the SPI TFT display. Your approach of using the ADC channels to read a resistive touchscreen makes sense. The SDK examples can also be used as a starting point and extended with additional drivers and application code. SDK can be found here: Select Board | MCUXpresso SDK Builder. For the memory allocation issue, I would first like to understand the exact error before concluding that it is caused by the SDK example. The MK66FN2M0 device on the FRDM-K66F has 2 MB Flash and 256 KB SRAM, so simply adding the ADC driver should not normally consume a large amount of memory. Could you please share the following information? Which SDK example did you start from? Which MCUXpresso IDE and SDK versions are you using? The exact build/linker error after adding the ADC functionality. If possible, the memory usage information or linker map file from the failed build. This will help us determine whether the problem is related to Flash/RAM usage, heap or stack allocation, the linker configuration, or an added software component. For learning the peripherals, I also recommend looking at the driver examples included with the MCUXpresso SDK. In your case, the ADC examples are a good reference for initializing and reading the K66 ADC independently. You can then integrate only the required ADC initialization and read functions into your TFT application. Looking forward to your reply. BR Celeste
View full article
IMX8MQEVK で SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x をビルドする こんにちは、皆さん 「TPM2 Create Primary でプライマリキーを作成する」機能を使用する必要があります。次のコマンドを使用して、PC 上の TPM でテストしました。 tpm2_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx 予想通りの結果が返されました: 名前代名詞: 値: sha256 生: 0xb 属性: 値: fixedtpm|fixedparent|sensitivedataorigin|userwithauth|restricted|decrypt 生データ: 0x30072 タイプ: 値: ecc 生データ: 0x23 曲線ID: 値: NIST p256 生データ: 0x3 kdfa-alg: 値: null 生データ: 0x10 kdfa-halg: 値: (null) 生データ: 0x0 スキーム: 値: null 生データ: 0x10 スキームhalg: 値: (null) 生データ: 0x0 対称代数: 値: aes 生データ: 0x6 sym-mode: 値: cfb 生データ: 0x43 sym-keybits: 128 ×: 502d66098d74aa06ebf10736a6f2b2db435dcaa0a7afc6a1b43302d6e7f25cc5 y: e07d40eb7bd7a454f9b0aff1643c120c5396e230a0396e9e60a42872f96e48cc 次のコマンドを使用して、SE050 キットにコネクテッドされた I.MX8 キットでこの機能を試してみました。 ./tpm2_tool_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx /dev/i2c-1:0x48 次のメッセージを受け取りました: root@imx8mqevk:~/customer/tpm2/bin/imx# ./tpm2_tool_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx /dev/i2c-1:0x48 アプリ:INFO:./tpm2_tool_createprimaryを実行中 アプリ:INFO:PortName='/dev/i2c-1:0x48' を使用 (CLI) アプリ:情報:PlugAndTrust_v04.07.00_20250210 sss :INFO :atr (長さ=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :警告:通信チャネルはプレーンです。 sss :警告:!!!本番環境での使用は推奨されません。!!! エラー: Esys_CreatePrimary(0x70002) - (null) エラー: ./tpm2_tool_createprimary を実行できません アプリ:INFO:ex_sss 終了 さらに、SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM の tpm2-tools.cmake ファイルで、いくつかのツールがコメント アウトされていることに気付きました。 # TPM2TOOL(作成) # TPM2TOOL(プライマリを作成) TPM2TOOL(暗号化/復号化) TPM2TOOL(取得キャップ) TPM2TOOL(ランダム値を取得) TPM2TOOL(ハッシュ) TPM2TOOL(hmac) # TPM2TOOL(ロード) TPM2TOOL(pcrallocate) TPM2TOOL(pcrevent) TPM2TOOL(pcrextend) TPM2TOOL(pcrread) TPM2TOOL(pcrリセット) TPM2TOOL(rsadecrypt) TPM2TOOL(rsaencrypt) TPM2TOOL(サイン) TPM2TOOL(ランダム攪拌) TPM2TOOL(署名検証) コメントを解除し、プロジェクトを再構築して、上記のような結果が得られました。 SE050 が「TPM2 Create Primary によるプライマリキーの作成」機能をサポートしているかどうかわかりません。また、サポートしている場合は、この操作を実行する正しい方法は何ですか? 応援して下さい。ありがとう!   i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Security Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK こんにちは、 つまり、下の図のように SE05x と i.MX8 をコネクテッドし、SE05x でサポートされている TPM 機能を実装しようとしているのです。以前に SE05x で TPM 機能に取り組んだことがある方がいらっしゃいましたら、ご指導ください。   Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK こんにちは、 MX8M に S05 はコネクテッドされていませんが、問題は i2C のように見えます。ただし、S05 のドキュメント ページを確認してください。 https://www-nxp-com.translate.goog/products/SE050?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc#ドキュメント よろしくお願いします。 Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK こんにちは、 問題は解決しましたか?今はTPMプラットフォームをいくつか評価しています。 TPMアドオンのダウンロードリンクは何ですか?:Plug&Trust_TPM_addon_20200903.zip https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12663.pdfで参照されているものです。 リンクやアドオンアーカイブを共有できますか? よろしくお願いします。
View full article
imx7ulp A7はIOMUXC0(LPUART0~3およびI2C)上のパッドを設定します。 こんにちは、 私たちはカスタムのimx7ulp(MCIMX7U3)ボードで作業している学生です。Linux(A7)で8台すべてのLPUARTと一部のI2C回線を制御したいと考えています。 LPUART4~7はIOMUXC1(A7ドメイン)を使用しており、当社のDTSでは正常に動作しています。しかし、LPUART0~3と当社のI2CラインはIOMUXC0 (M4ドメイン)のパッドを使用しています。 LinuxのpinctrlドライバとU-Bootのソースを見ると、IOMUXC1がA7のデフォルトで、U-Bootは特定の IOMUX_CONFIG_MPORTSフラグを使ってIOMUXC0に触れているようです。リファレンス・マニュアルにはIOMUXCが「所有権ゲート」と書かれています。 IOMUXC0のピン設定手順で詰まっています。 私たちの質問: A7がLinuxから直接IOMUXC0パッドを設定できるサポート方法(DTSノードまたはドライバーフラグを通じて)はありますか? もしそうでなければ、M4ファームウェアの標準的なフローは起動時にこれらのピンを多番に処理し、その後A7がUART/I2Cコントローラを引き継ぐ形になっているのでしょうか? 障害は周辺プロトコルではなくパッドコントローラーなので、I2C回線もUARTsと同じ制限を受けていると考えてよいでしょうか? この件に関する標準的なアプローチについてご教示いただければ大変ありがたいです。 追加情報:私たちはWrynrose Yoctoリリースを基にNXP BSPを使ってLinuxをビルディングしています
View full article
imx7ulp A7 configure pads on IOMUXC0 (LPUART0–3 and I2C) Hello, We are students working on a custom imx7ulp (MCIMX7U3) board. We want Linux (A7) to control all 8 LPUARTs, plus some I2C lines. LPUART4–7 use IOMUXC1 (A7 domain) and are working fine in our DTS. However, LPUART0–3 and our I2C lines use pads in IOMUXC0 (M4 domain). Looking at the Linux pinctrl driver and U-Boot source, it seems IOMUXC1 is the default for A7, and U-Boot uses a specific IOMUX_CONFIG_MPORTS flag to touch IOMUXC0. The reference manual also mentions IOMUXC is "ownership-gated." We are stuck on the pin configuration step for IOMUXC0. Our questions: Is there a supported way (via DTS node or driver flag) for the A7 to configure IOMUXC0 pads directly from Linux? If not, is the standard intended flow for the M4 firmware to mux these pins during boot, and then the A7 just takes over the UART/I2C controllers? Since the obstacle is the pad controller (not the peripheral protocol), can we assume the I2C lines face the exact same restriction as the UARTs? Any guidance on the standard approach for this would be greatly appreciated. Extra info: We're building our linux on the Wrynrose Yocto release using the NXP BSP 
View full article
MCAL 需要源代码以进行代码生成。 您好,NXP技术支持, MCAL 版本:SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P24 当我重命名以下 .h 文件时如果文件格式为 .hh,ADC 生成将会失败。 为什么在代码生成过程中需要生成的源代码? 我问这个问题是因为我的工作场所没有本地源代码策略,我只能在本地电脑上安装 ARXML 等非源代码配置。 BR/熊本熊 Re: MCAL expects source code for code generation 嗨@kumamon 配置生成不一定仅基于 ARXML。在生成过程中,MCAL 配置工具还需要作为已安装的 RTD/MCAL 软件包的一部分提供的文件,包括包含生成器所需的定义或信息的头文件。 因此,如果其中一个预期的 .h 文件存在,则如果文件重命名为 .hh,生成器可能无法再找到或处理该依赖项,这可能会导致代码生成失败。 BR,VaneB Re: MCAL expects source code for code generation 你好@VaneB , 谢谢你的回答。 现在很清楚了。 BR/熊本熊
View full article
MCAL expects source code for code generation Hello NXP Support, MCAL Version: SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P24 When I rename the following .h file to .hh, the ADC generation will fail. Why is generated source code needed during code generation? I asked because there is no local source policy in my working place, I can only put non-source code configuration like ARXML in local PC. BR/Kumamon Re: MCAL expects source code for code generation Hi @kumamon  The configuration generation is not necessarily based only on the ARXML. During the generation process, the MCAL configuration tool also require files provided as part of the installed RTD/MCAL package, including header files containing definitions or information required by the generator. Therefore, if one of the expected .h files is renamed to .hh, the generator may no longer be able to locate or process that dependency, which can cause the code generation to fail. BR, VaneB Re: MCAL expects source code for code generation Hello @VaneB , Thanks for your answer. It is clear now. BR/Kumamon
View full article
MCALはコード生成のためにソースコードを必要とします。 こんにちは、NXPサポートの皆さん、 MCALバージョン: SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P24 以下の.hファイルの名前を変更するとファイルを.hhに変換すると、ADC生成が失敗します。 コード生成時に生成されたソースコードが必要なのはなぜですか? 私の職場にはローカルソースポリシーがなく、ARXMLのような非ソースコードの設定しかローカルPCに入れられないので質問しました。 BR/くまモン Re: MCAL expects source code for code generation こんにちは、 @kumamon さん。 構成生成は必ずしもARXMLのみに基づいて行われるわけではない。生成プロセス中、MCAL設定ツールはインストールされたRTD/MCALパッケージの一部として、定義やジェネレーターに必要な情報を含むヘッダーファイルも提供する必要があります。 したがって、期待される .h のいずれかがファイル名が.hhに変更されると、ジェネレーターがその依存関係を特定・処理できなくなる可能性があり、コード生成が失敗することがあります。 BR、VaneB Re: MCAL expects source code for code generation こんにちは、 @VaneB さん。 ご回答ありがとうございます。 今や明らかになった。 BR/くまモン
View full article
NXPのセキュリティ ~まとめページ~ (日本語ブログ) NXPのセキュリティ概要 と 本ページの目的   近年、IoTデバイスやエッジ機器の普及に伴い、セキュリティ要件はますます高度かつ複雑になっています。NXPでは、プロセッサ、セキュアエレメント、ソフトウェア/ツール、関連ドキュメントを含む総合的なセキュリティ・ソリューションを提供しており、開発者が設計段階からセキュアなシステムを構築できる環境を整えています。 本まとめページでは、NXPのセキュリティ関連情報を一つに集約し、必要な情報に素早くアクセスできるように整理しています。記事は、NXPデバイスの基礎知識から実装ハンズオンまで幅広くカバーしており、これからNXP製品を用いてセキュア設計を進める方に最適な構成となっています。 Tech Blog記事一覧(リンクと概要) ◆入門・導入事例◆ ポイント 記事 概要 JC-STAR概説とNXPの製品 日本におけるセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)の開始と、セキュリティ機能を支えるNXP製品 (日本語ブログ) JC-STARで議論されているセキュリティ要件の概要を紹介。NXP製品がどのように要件に対応しているかを体系的に解説。セキュリティ設計の全体像を理解するための入門記事。 ユースケース例 製品・企業価値の向上にもつながる組み込み製品におけるセキュリティのユースケース例 (日本語ブログ) 組み込み製品におけるセキュリティの重要性を、ユースケースを例に脅威・インパクト、対策の観点からわかりやすく、簡潔に解説。 ハードウェア・セキュリティのメリット セキュリティ対応の容易化・工数削減に貢献するNXPのハードウェア・セキュリティ・ソリューション (日本語ブログ) NXPのハードウェア・セキュリティ(暗号アクセラレータ内蔵MCU/MPU、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュア・エレメント/オーセンティケータ、EdgeLock 2GO:セキュア・プロビジョニング・サービス)を活用すると何が良いのか?またそれぞれの特徴を解説。 NXP製セキュリティ機能搭載製品を選択するメリット (日本語ブログ) PQC(耐量子暗号)対応 PQC対応は出荷後では遅い!セキュアブートとファームウェア・アップデートから考える耐量子対策 (日本語ブログ) 現時点、量子コンピューターは発展途上ですが、産業機器のような長期利用が想定される機器においては早めの対応必須です。後から対応しようでは手遅れになる可能性も。 製造から廃棄まで、製品ライフサイクルをセキュアに支えるNFCタグIC 製造から廃棄まで、1チップで製品ライフサイクルをセキュアに支えるNFCタグIC「NTAG X DNA」の紹介 (日本語ブログ) 一台の産業機器が製造され、設置・運用・メンテナンスを経て廃棄されるまでの流れに沿って、各フェーズでNFCタグIC(NTAG X DNA)がどう役立つかを紹介します。 ◆テーマ別・実践コーナー◆ 「重要なセキュリティ技術の実装」 セキュア・ブート & アップデート テーマ 分類 記事 セキュア・ブート セキュア・アップデート 基礎 MCUにおけるセキュアブート、セキュア(OTA)アップデートの基本 (日本語ブログ) セキュリティ対応において重要な「セキュアブート」「セキュア/OTAアップデート」の概要について解説します。MPUにおいても基本的な考え方は同様です。 セキュア・ブート (i.MX) 解説 i.MX 93プロセッサ: セキュアブートの署名と認証の仕組みを解説 (日本語ブログ) i.MX 93 のセキュアブート構造を詳細解説。署名・検証の流れを図解ベースで理解できる内容。 実践 i.MX 93プロセッサ: セキュアブートの実装方法 - 実践編 (日本語ブログ) 上記「i.MX93の署名と認証の仕組み」を踏まえて、実際のハンズオン手順を解説。開発者が実際に動かしながら理解できる実践的な内容。 解説 実践 i.MX 95 SPSDK によるセキュアブート (日本語ブログ) i.MX 95を用いたセキュアブートの解説と実装方法をハンズオン形式で解説。開発者が実際に動かしながら理解できる実践的な内容。 セキュア・ブート (i.MX RT) 解説 実践 NXP® MIMXRT1060-EVKCで始めるZephyr®と MCUbootによるセキュアブート (アイティアクセス株式会社) NXPの高性能マイコン評価ボード「MIMXRT1060-EVKC」を例に、Zephyrとセキュアブートローダ「MCUboot」を組み合わせた実践的な開発手順を紹介しています。実機を用いたビルドから書き込み、ファームウェア更新までの流れを通じて、Zephyrを用いたセキュアな組込みシステム開発の具体像を理解できます。 セキュア・エレメント テーマ 分類 記事 セキュア・エレメントを使うための準備 解説 & 実践 セキュアエレメントSE05xの使用方法 : Raspberry PiでのPlug and Trust Middlewareのセットアップ(日本語ブログ) セキュアエレメントSE05xの使用方法 : FRDM-IMX93開発ボード上でのPlug and Trust Middlewareのセットアップ(日本語ブログ) NXPのセキュア・エレメントSE05xには、Plug and Trust Middlewareというミドルウェアが提供されています。SE05xを使用するための専用APIに加えて、OpenSSLやmbed-TLSといった広く使用されているライブラリに対するプラグインも含まれています。Plug and Trust Middlewareのセットアップを、Raspberry PiとFRDM-IMX93(i.MX 93向け開発ボード) 向けに行う手順を紹介。 OpenSSL 実践 セキュアエレメントSE05xの使用方法 : OpenSSL経由でのSE050の使用(日本語ブログ) セキュア・エレメント(SE05x) と OpenSSL を連携させた実践的な使い方を解説 Azure IoT Hubへの接続 実践 セキュアエレメントSE05xの使用方法 : Eclipse Mosquitto clientを使用したAzure IoT Hubへの接続(日本語ブログ) Eclipse Mosquitto clientを使用したAzure IoT Hubへの接続方法を紹介します。   鍵管理 テーマ 分類 記事 SoC内のセキュリティエンジンを用いた鍵管理 解説 & 実践 i.MX 93のEdgeLock® Secure Enclave(ELE)の使用方法 : PKCS#11経由での暗号鍵の保存と使用 (日本語ブログ) i.MX 93内蔵のEdgeLock® Secure Enclave(ELE)の暗号アクセラレータおよび鍵管理の機能をPKCS#11経由で使用する方法について解説します。 Secure Provisioning Tool  ~ NXP MCU向け セキュリティ機能を使用するためのツール ~  Secure Provisioning Tool は、MCUXpresso for VSCや、MCUXpresso IDE にて開発評価済みのアプリケーションに対して、製品リリースに向けたイメージのセキュリティー対応や書き込みなどの作業を行うためのMCU向けツールです。セキュア・ブート、セキュア・アップデート、デバッグ認証、デバイス認識などを行えます。 テーマ 分類 記事 Secure Provisioning Tool 解説 実践 Secure Provisioning Tool のインストール方法、使い方 (株式会社マクニカ) Secure Provisioning Tool の便利機能紹介 (株式会社マクニカ) Secure Provisioning Tool(以降、SPT と略します)と呼ばれるツールの使い方を分かりやすく紹介しています。 ◆基礎技術・学習コーナー◆  カテゴリ 記事 概要 用語解説 半導体ハードウェア・セキュリティでよく耳にする機能について解説 (セキュアエレメント、セキュアエンクレーブ、TPM、HSM、TEE、TrustZoneなど) (日本語ブログ) セキュアエレメント、セキュアエンクレーブ、TPM、HSM、TEE、TrustZoneなどについて、機能の役割、分類、それと概要を紹介します。 さいごに NXPのセキュリティ対応製品は、多様なユースケースの要件に対応できる柔軟性と拡張性を備えています。本まとめページを活用することで、必要な情報に素早くアクセスし、製品選定から実装までスムーズに進めることを期待します。新しい記事も随時追加予定ですので、最新情報をチェックいただければ幸いです。 セキュリティに関連するコンテンツの要望や改善点などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。 NXPジャパン 技術ブログ(日本語) コンテンツ要望・改善アンケート – フォーム​に記入する =========================​​ お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」もご活用ください。​ (既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。) 近年、IoTデバイスやエッジ機器の普及に伴い、セキュリティ要件はますます高度かつ複雑になっています。NXPでは、プロセッサ、セキュアエレメント、ソフトウェア/ツール、関連ドキュメントを含む総合的なセキュリティ・ソリューションを提供しており、開発者が設計段階からセキュアなシステムを構築できる環境を整えています。 本まとめページでは、NXPのセキュリティ関連情報を一つに集約し、必要な情報に素早くアクセスできるように整理しています。記事は、NXPデバイスの基礎知識から実装ハンズオンまで幅広くカバーしており、これからNXP製品を用いてセキュア設計を進める方に最適な構成となっています。 Security Technology Focus 日本語ブログ
View full article
NXP Security - Summary Page (Japanese blog) NXP Security Overview and the Purpose of This Page   In recent years, with the spread of IoT devices and edge equipment, security requirements have become increasingly sophisticated and complex. NXP provides comprehensive security solutions including processors, secure elements, software/tools, and related documentation, creating an environment in which developers can build secure systems from the design stage . This summary page brings together all of NXP's security-related information in one place , organized for quick access to the information you need. The articles cover a wide range of topics, from basic knowledge of NXP devices to hands-on implementation exercises, making it ideal for anyone planning to use NXP products to design secure systems. Tech Blog Article List (Links and Summary) ◆Introduction and Case Studies◆ point article overview JC-STAR Overview and NXP Products The launch of the Japan Security Requirements Conformity Assessment and Labeling System (JC-STAR) in Japan and NXP products that support security functions (Japanese blog) This article provides an overview of the security requirements discussed in JC-STAR. It systematically explains how NXP products meet the requirements. It is an introductory article to help you understand the overall picture of security design. Use Case Example Security use cases for embedded products that can improve product and corporate value (Japanese blog) The importance of security in embedded products is explained in an easy-to-understand and concise manner from the perspectives of threats, impacts, and countermeasures, using use cases as examples. The Benefits of Hardware Security NXP's hardware security solutions simplify security implementation and reduce man-hours (Japanese blog) What are the benefits of using NXP's hardware security (MCU/MPU with built-in cryptographic accelerator, MCU/MPU with built-in EdgeLock ® Secure Enclave, Secure Element/Authenticator, EdgeLock 2GO: Secure Provisioning Service)? We also explain the features of each. The benefits of choosing products with NXP security features (Japanese blog) PQC (Post-Quantum Cryptography) compatible PQC compliance is too late after shipment! Quantum-proofing measures considered from the perspective of secure boot and firmware updates (Japanese blog) While quantum computers are still under development, early action is essential for equipment intended for long-term use, such as industrial machinery. Delaying action could mean it's too late. NFC tag IC securely supports the entire product lifecycle, from manufacturing to disposal. Introducing "NTAG X DNA," an NFC tag IC that securely supports the entire product lifecycle from manufacturing to disposal with a single chip (Japanese blog) This presentation will illustrate how NFC tag ICs ( NTAG X DNA ) are useful at each phase of the process, from the manufacturing of an industrial piece of equipment to its installation, operation, maintenance, and eventual disposal. ◆Theme-specific/Practical Corner◆ "Implementation of Important Security Technologies" Secure Boot & Updates theme classification article Secure Boot, Secure Update basics The basics of secure boot and secure (OTA) updates in MCUs (Japanese blog) This document explains the basics of "Secure Boot" and "Secure/OTA Updates," which are crucial for security. The same fundamental concepts apply to MPUs as well. Secure Boot (i.MX) Commentary i.MX 93 Processor: Explaining Secure Boot Signing and Authentication A detailed explanation of the i.MX 93 secure boot structure. The signing and verification process is explained with diagrams. Practice i.MX 93 Processor: How to Implement Secure Boot - Practical Guide (Japanese blog) Based on the above explanation of "i.MX93 signing and authentication mechanisms," this section explains the actual hands-on procedure. It's practical content that developers can understand by actually running the code. Explanation and Practice Secure Boot with i.MX 95 SPSDK (Japanese Blog) This guide provides a hands-on explanation of secure boot using i.MX 95 and how to implement it. It's practical and allows developers to understand the concepts by actually running the code. Secure Boot (i.MX RT) Explanation and Practice Getting Started with Zephyr ® and Secure Boot using MCUboot on NXP ® MIMXRT1060-EVKC (IT Access Co., Ltd.) This guide uses NXP's high-performance microcontroller evaluation board "MIMXRT1060-EVKC" as an example to demonstrate practical development procedures combining Zephyr and the secure bootloader "MCUboot." Through the entire process, from building and programming to firmware updates using actual hardware, you can gain a concrete understanding of secure embedded system development using Zephyr. Secure element theme classification article Preparing to use the secure element Explanation & Practice How to use Secure Element SE05x: Setting up Plug and Trust Middleware on Raspberry Pi (Japanese blog) How to use Secure Element SE05x: Setting up Plug and Trust Middleware on the FRDM-IMX93 development board (Japanese blog) NXP's Secure Element SE05x comes with middleware called Plug and Trust Middleware. In addition to a dedicated API for using the SE05x, it also includes plugins for widely used libraries such as OpenSSL and mbed-TLS. This document describes the procedure for setting up Plug and Trust Middleware for Raspberry Pi and FRDM-IMX93 (a development board for i.MX 93). OpenSSL Practice How to use SecureElement SE05x: Using SE050 via OpenSSL (Japanese blog) This article explains practical ways to use Secure Element (SE05x) in conjunction with OpenSSL. Connecting to Azure IoT Hub Practice How to use Secure Element SE05x: Connecting to Azure IoT Hub using Eclipse Mosquitto client (Japanese blog) This guide explains how to connect to Azure IoT Hub using the Eclipse Mosquitto client.   key management theme classification article Key management using the security engine within the SoC Explanation & Practice How to use the EdgeLock® Secure Enclave (ELE) on i.MX 93: Storing and using encryption keys via PKCS#11 (Japanese blog) This document explains how to use the cryptographic accelerator and key management functions of the i.MX 93's built-in EdgeLock® Secure Enclave (ELE) via PKCS#11. Secure Provisioning Tool ~ A tool for using security features for NXP MCUs ~ The Secure Provisioning Tool is an MCU-specific tool for performing tasks such as securing and writing images for product releases of applications developed and evaluated using MCUXpresso for VSC or MCUXpresso IDE. It enables secure boot, secure updates, debug authentication, device recognition, and more. theme classification article Secure Provisioning Tool Explanation Practice How to install and use the Secure Provisioning Tool (Macnica, Inc.) Introduction to the useful features of the Secure Provisioning Tool (Macnica, Inc.) This guide provides a clear explanation of how to use a tool called the Secure Provisioning Tool (hereinafter abbreviated as SPT). ◆Basic skills and learning corner◆ category article overview Glossary Explaining Common Semiconductor Hardware Security Features (Secure Element, Secure Enclave, TPM, HSM, TEE, TrustZone, etc.) (Japanese blog) This article introduces the functional roles, classifications, and overviews of secure elements, secure enclaves, TPMs, HSMs, TEEs, TrustZones, etc. Finally NXP's security-enabled products are flexible and scalable to meet the requirements of a wide variety of use cases. We hope that by using this summary page, you will be able to quickly access the information you need and smoothly proceed from product selection to implementation. New articles will be added from time to time, so please check back for the latest information. If you have any requests or suggestions for improvements regarding security-related content, please feel free to contact us using the information below. NXP Japan Technical Blog (Japanese) Content Request/Improvement Survey – Fill out the form ============================ When making inquiries, please also use the " Technical Questions to NXP - How to Contact Us( Japanese Blog) "(If you are already an NXP distributor or have a relationship with NXP, you may ask the person in charge directly.) In recent years, with the spread of IoT devices and edge equipment, security requirements have become increasingly sophisticated and complex. NXP provides comprehensive security solutions including processors, secure elements, software/tools, and related documentation, creating an environment in which developers can build secure systems from the design stage . This summary page brings together all of NXP's security-related information in one place , organized for quick access to the information you need. The articles cover a wide range of topics, from basic knowledge of NXP devices to hands-on implementation exercises, making it ideal for anyone planning to use NXP products to design secure systems. Security Technology Focus Japanese Blog
View full article