大家好,
我的电池管理系统应用使用的是MC33774SP1 AFE。我用它来测量电池电压,并在我的板上进行电池均衡(外部+内部)。虽然我最初是为 18 节电池设计的,但我现在把它用于 15 节电池组。我将最后三个端子短接,使其成为 15 秒。我遇到了AFE烧毁问题,Vbat和接地引脚短路,IC上出现了火苗。我附上原理图供您参考。请问您能否就此方面给予我一些指导?
另外,我在 VBAT 和 VSTACK 引脚之间使用了一个唤醒电路来唤醒我的电池管理系统。
您好,
MC33774ASP1 可以用于 15 秒配置,但未使用的上通道必须正确连接。对于 15 秒堆叠,活动小区连接应使用 CT0 到 CT15 和 CB0 到 CB15。未使用的上部引脚应连接到使用最多的单元节点,这意味着 CT16、CT17 和 CT18 应连接到 CT15,CB16、CB17 和 CB18 应连接到 CB15。
原理图中一个重要的问题是 VBAT/VSTACK 连接。VBAT 似乎是通过二极管电路从 VSTACK 供电的。请注意,VBAT 必须密切跟踪最高的 CT/CB 细胞节点。尤其需要注意的是,VBAT 与最高 CB 节点之间的电压差必须保持在数据手册规定的范围内。如果二极管路径或唤醒电路在 VSTACK/最高 CT/CB 和 VBAT 之间产生电压下降或瞬态差,这可能会使器件过载。
请在继续进行通电测试前检查以下几点:
1. 确认 CT16、CT17 和 CT18 在本地与 CT15 连接,并且 CB16、CB17 和 CB18 在 15s 配置中与 CB15 连接。
2. 确认 VBAT 通过推荐的 VBAT 滤波器连接到实际的堆叠顶部节点,并且唤醒电路不会在 VBAT 和最高 CT/CB 节点之间引入二极管压降或瞬态偏移。
3. 在电池组连接、唤醒和上电期间测量 VBAT、VSTACK、CT15 至 CT18 和 CB15 至 CB18。瞬态行为很重要,而不仅仅是稳态电压。
4. 确认未使用的上通道的平衡和测量功能已禁用。
5. 确认未使用通道的外部平衡 MOSFET 电路不会产生任何意外的电流路径。
6. 请同时核实 CT/CB 感应线路上的电容器值。如果在每个电池接头处使用大容量电容,电池组连接期间的浪涌电流可能会导致瞬态过应力。
根据故障的破坏性性质,VBAT 和地线短路,IC 损坏可见,这应视为可能的硬件过载情况。我建议停止进一步的通电测试,直到通过测量验证 VBAT/VSTACK 关系和未使用的单元连接。
BRs,托马斯
你好,托马斯。
感谢您的及时回复。
我发现的一个问题是,我的 VBAT 和 CB18 之间的电压差约为 1.6V,这比推荐值 0.4V 要高。我怀疑这可能是导致我的AFE烧毁的原因。我正在进一步核实,稍后会公布结果。
谢谢,此致敬礼!
阿比谢克