2035126_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2035126_ja-JP

2035126_ja-JP

LX2160ARDBのDDR構成 - HX430C16FB3_32
 

LX2160ARDBリファレンスボードを使って、DDR1コントローラーに32GBのDDR4 RAMモジュールを使おうとしています。しかし、CodeWarriorのDDRメモリコントローラ設定では、DRAM設定のデバイスごとのオプションが見つかりませんでした。

以下の点についてアドバイスをいただけますか:

  1. LX2160ARDBのDDRメモリコントローラを32GB RAMでどう設定すればいいですか?
  2. このプラットフォームで32GBのDDRメモリを検証する手順。
  3. 32GB DDRメモリをサポートするためのファームウェアの更新方法(必要に応じて)について説明書があります。image (3).png
Re: DDR Configuration on LX2160ARDB - HX430C16FB3_32

こんにちは、イーピンさん


RCWファイル(rcw_2000_700_2900_19_5_2_sd.bin)をSDカードにロードし、DDR構成パネルでSPDの読み取りを実行すると、 「サポートされていない生カードリビジョンです。CLKをDQSスキュー値に手動で設定してください。」というメッセージが表示されます。


Priyaa_0-1786617660694.png


Re: DDR Configuration on LX2160ARDB - HX430C16FB3_32

CodeWarriorには直接的なオプションがないため、LX2160ARDBに32GBのDDR4 RAMを構成するには、**NXP QorIQ構成および検証スイート(QCVS)**を使用する必要があります。32GB DIMMの詳細な仕様(密度、ランク、デバイス幅)を取得し、QCVSに入力してカスタムDDRコントローラー設定コードを生成します。このコードは、最新のLayerscapeソフトウェア開発キット(LSDK)からU-Bootブートローダーのソースに**統合される必要があります。U-Bootを組んだら、アップデートされたファームウェアをマザーボードにフラッシュしてください。システムが起動したら、U-Bootの起動メッセージを確認し、Linuxのコマンドで「free -h」を使って32GBのRAMを検証してください。

Re: DDR Configuration on LX2160ARDB - HX430C16FB3_32
  1. DDR構成パネルで、構成モードとして「SPDの読み取り」と「DIMM」を選択し、「SPDの読み取り」をクリックしてSPDからパラメータを読み取り、DDRプロジェクトの作成を完了してください。
  2. QCVS DDRプロジェクトを作成した後、「検証ステージ」と「運用DDRテスト」をすべてチェックし、ターゲットボードに接続してすべての検証を完了してください。

QCVS DDRツールのユーザーマニュアルをご参照ください

https://www.nxp.com.cn/docs/en/user-guide/QCVS_DDR_User_Guide.pdf


  1. QCVS DDRvツールを使用して検証を行う場合、特定のファームウェアは必要ありません。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: