2403022_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2403022_ja-JP

2403022_ja-JP

PPF0900AMBA1ES

こんにちは、NXPチームの皆様、

i.MX95(MIMX9596、19x19パッケージ、LPDDR5)をベースにしたカスタムボードをPPF0900AMBA1ES PMICを使って作っています。

確認いただけますか:

1. この部品番号の商品は、OTPが既にプログラムされた状態で出荷されますか、それともプログラムされていないエンジニアリングサンプルですか?
2. プログラムされていない場合、起動および評価目的でOTP構成をプログラム(またはエミュレート)するための推奨手順は何ですか?
3.Is 参照OTP設定ファイル(.i.MX95 + LPDDR5(19x19)実装で利用可能なCFG)を出発点として使えるでしょうか?
参考までに、私たちの回路図はi.MX95 EVKのリファレンスデザイン(PF09 + PF5301 + PF5302)に忠実に従っており、現在は初期電源オンの起動作業を行っています。

よろしくお願いします。

PMICRe: PPF0900AMBA1ES

PPF0900AMBA1ESはOTP部分であり、既にOTPが実行されていることを意味します。

https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/MPF0900AMBA1ES.zip

OTPファイルは上記のリンクからダウンロードしてください。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: