NXP Tech Blog

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Tech Blog

shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

i.MX 94およびi.MX 95に続き、MCXシリーズでも、PQC(Post-Quantum Cryptography:耐量子暗号)ハイブリッド対応のSecure BootとSecure Firmware UpdateをサポートするセキュアブートローダーをROMに内蔵したMCX A5ファミリが発表されました。NXPでは今後もPQC対応製品を拡充予定です。

NXP、セキュアな産業向けコネクティビティを簡素化する 新しいMCX A5 MCUを発表 | NXP Semiconductors

現時点では量子コンピューターは発展途上であり量子コンピューターによる具体的な攻撃がまだ始まっていなくても、PQC対応セキュアブートローダー内蔵製品を今から採用することは、特に産業機器など長期利用が想定される機器においては非常に重要です。

特にファームウェアアップデートによる後日の対応を検討されている場合、そこに存在する大きな制約と、製品製造時点でPQC対応のために行っておくべき内容を理解する必要があります。

 

(読了:10分)

 

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 488
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

セキュリティ対応においてセキュアブート、セキュア/OTAアップデートという言葉がよく使用されます。これらの概要と、これらを実現するための手段であるセキュアブートローダー(SBL)の概要を主に組み込みMCUのセキュリティ対応の観点で解説します。MPUにおいても基本的な考え方は同様です。

個別の製品における対応や使用方法は別記事にて解説予定です。

(読了時間:15分)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 198
mayawatanabe
NXP Employee
NXP Employee

センチメートル精度の測距と、相手デバイス不要のUWBレーダーを1チップに統合したNXP Trimension® SR250が、2026年3月にマスマーケット向けにリリースされました。本記事では、UWBの基礎原理からSR250の特徴を解説します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,293
mayawatanabe
NXP Employee
NXP Employee

Cyber Resilience Act(CRA)やデジタル製品パスポート(DPP)など、製品セキュリティへの規制要件が急速に高まっています。NTAG X DNAは、NFC+I²Cのデュアルインターフェースとスマートカード同等のセキュリティが1チップになった、製造・設置・稼働・メンテナンス・廃棄まで製品ライフサイクル全体をセキュアに管理できるNFCタグICです。本記事では一台の産業機器を例に、その具体的な活用例を紹介します。

(読了:約10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 467
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では、i.MX 93内蔵のEdgeLock® Secure Enclave(ELE)の暗号アクセラレータおよび鍵管理の機能をPKCS#11経由で使用する方法について解説いたします。
PKCS#11は暗号処理において広く使用されているAPIであり、同じく広く使用されているライブラリであるOpenSSLとの統合も可能です。そのためPKCS#11やOpenSSLを使用した認証処理を行うアプリケーション全て(例: Eclipse Mosquitto™ etc.)に対して、アプリケーション側の改造無しで保護機能の適用も可能です。
暗号アクセラレータおよび鍵管理の機能を提供するという点は別記事で紹介しているSE050などのセキュアエレメントとも共通します。
暗号アクセラレータおよび鍵管理の概要、セキュアエレメントとの大まかな比較や使い分けは以下の記事も参照ください。
作業時間: 約55分 (yoctoのビルド除く)
  1. pkcs11-tool経由でのELEの使用 : 10分
  2. openssl経由でのELEの使用 : 10分
  3. PKCS#11 URI PEMファイルの作成 : 5分
  4. Azure IoT Hubへのクラウド接続 : 30分
 
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 511
atsushihonda
NXP Employee
NXP Employee

i.MX95 でのセキュアブートに使用する署名付きのコンテナ・イメージを Secure Provisioning SDK (SPSDK) で作成し、起動する手順をハンズオン形式で学べる内容となっています。

楕円曲線デジタル署名暗号 (ECDSA)と、耐量子暗号 (PQC) ML-DSA 両方の署名認証を行うHybrid boot での実現例を紹介します。

(作業時間:半日 *一度i.MX 95向けの Linux BSP のビルドが完了している前提)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,464
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

以前の記事では、SE05x(セキュアエレメント)向けライブラリである「Plug and Trust Middleware」のRaspberry Pi上でのセットアップ方法を紹介しました。

本記事執筆時点のPlug and Trust Middleware 04.07.01は、標準ではi.MX 93のFRDM開発ボード(FRDM-IMX93)に対応の旨記載はありませんが、セットアップして動作させることができたため、その方法を紹介いたします。

セットアップ完了後はOpenSSL経由でSE05xを使用する方法やEclipse Mosquitto clientを使用したAzure IoT Hubへの接続も同様に動作させることができます。

(作業時間: 30分)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,146
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

前回の記事でOpenSSL経由でSE05xを使用する方法を解説しました。

OpenSSLを使用した認証処理を行うアプリケーションの例として、実際にEclipse Mosquitto™ clientを使用したMicrosoft Azure IoT Hubへの接続例を紹介します。

(作業時間:30分 *前回記事までの内容がセットアップ済みの前提)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,307
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

前回の記事では、SE05x(セキュアエレメント)向けライブラリである「Plug and Trust Middleware」のセットアップを、Raspberry PiとFRDM-IMX93(i.MX 93向け開発ボード) 向けに行う手順を紹介しました。

セキュアエレメントと「*Plug and Trust Middleware」を用いることで、OpenSSLを使用した認証処理を行うアプリケーション全て(例: Eclipse Mosquitto™ etc.)に対して、アプリケーション側の改造無しで保護機能を適用できます。

本記事では、SE05x と OpenSSL を連携させた実践的な使い方を解説します。

(作業時間:10分 *Plug and Trust Middlewareがセットアップ済みの前提)

*Plug and Trust Middlewareには、Linux上で広く使用されているOpenSSLとの統合も含まれています。

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,350
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

セキュア・エレメントには興味があるものの「なんとなく使うのが難しそう」というイメージを持っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

NXPのセキュアエレメントSE05xにはPlug and Trust Middlewareというミドルウェアが提供されています。これにはSE05xを使用するための専用APIに加えて、OpenSSLやmbed-TLSといった広く使用されているライブラリに対するプラグインも含まれています。そのためこれらのライブラリを使用したアプリケーション(例:Eclipse Mosquitto™ etc.)は、無変更または非常に少ない変更によりセキュア・エレメントの機能を活用することができます。

このミドルウェアのリファレンス動作環境としてはWindows PC、様々なNXP製MCU/MPU(Linux)に対応していますが、手軽に入手可能なRaspberry Piにも対応しています。

WindowsおよびLinux環境ではコマンドラインツールも利用可能なため様々な動作を手軽に確認可能です。

この記事ではRaspberry Pi上でのPlug and Trust Middlewareのセットアップ方法を紹介します。

(作業時間:20分)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,768
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

近年、IoTデバイスやエッジ機器の普及に伴い、セキュリティ要件はますます高度かつ複雑になっています。NXPでは、プロセッサ、セキュアエレメント、ソフトウェア/ツール、関連ドキュメントを含む総合的なセキュリティ・ソリューションを提供しており、開発者が設計段階からセキュアなシステムを構築できる環境を整えています。
本まとめページでは、NXPのセキュリティ関連情報を一つに集約し、必要な情報に素早くアクセスできるように整理しています。記事は、NXPデバイスの基礎知識から実装ハンズオンまで幅広くカバーしており、これからNXP製品を用いてセキュア設計を進める方に最適な構成となっています。
詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 1,645
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では半導体ハードウェアに搭載されるセキュリティ機能とは何か?それを実現する技術/製品の種類(セキュアエレメント、セキュアエンクレーブ、TPM、HSM、TEE、TrustZoneなど)について概要を紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 3,533
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

前回はi.MX 93を例にセキュアブートの仕組みについて解説を行いました。(前回の記事をまだ見られていない方は、以下をご参照ください。)

 記事:i.MX 93プロセッサ: セキュアブートの署名と認証の仕組みを解説 (日本語ブログ)

今回は、実際にSecure bootを実装するための手順をハンズオン形式でご紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,677
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

昨今、サイバーレジリエンス法(EU)やJC-STAR(日本)等、世界各国で法規制が確立しつつあります。またそれらの技術要件の中には、セキュアブートの要件も入ってきており、みなさまもよく耳にする重要な機能の一つかと思います。

しかしながら、実際にはセキュアブートの仕組みを理解せず使用してるユーザーも多いです。そのため、今回はi.MX 93のセキュアブート(AHAB)を例に仕組みを解説していきたいと思います。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,623
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

NXPは古くからスマートカードやモバイル端末向けセキュアエレメントなどの製品を展開しています。
それらの技術をもとに、組み込み用としては暗号アクセラレータ搭載MCU/MPUに加えて、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュリティ専用IC(セキュア・エレメント、セキュア・オーセンティケータ)といった製品をスケーラブルに展開しており、異なるセキュリティ強度の製品が必要になった場合も容易に移行が可能です。

またEdgeLock®セキュア・エンクレーブ、セキュア・エレメント、セキュア・オーセンティケータに対して機密情報をセキュアに書き込むクラウドサービス(EdgeLock 2GO)の提供も行っています。

本記事では、NXP製セキュリティ機能搭載製品の特長とメリットについて紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,217
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では、製品のセキュリティ対応において一般的に直面する課題と、それらをNXPのハードウェア・セキュリティ・ソリューション(暗号アクセラレータ内蔵MCU/MPU、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュア・エレメント/オーセンティケータ、EdgeLock 2GO:セキュア・プロビジョニング・サービス)を活用することで、どのように解決できるかを簡単にご紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 2,155
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

欧州のCRA法、日本のJC-STAR制度、米国のU.S. Cyber Trust Markプログラムなど、各国でサイバーセキュリティ制度の整備が進む中、これまでセキュリティ機能が重視されてこなかった分野においても、セキュリティへの関心が急速に高まっています。
 
本記事では、セキュリティ機能の導入にあたる目的別のユースケース例をご紹介します。
(読了:5分)
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,352
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

Automotive用EthernetにおけるMACSec技術についてまとめたページです。

第二回は、MACSec対応のデバイスをどう組み合わせるのか、について記載します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,833
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

近年、車載通信の高速化に対応して車載Ethernetの導入が進んでいますが、一方でセキュリティの重要性も認識されるようになってきました。

MACSecは車載Ethernetにセキュリティ機能を提供するものです。

本記事では、車載用EthernetにおけるMACSec技術について説明します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 4,442
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hey everyone!! This one is going to be a very brief blog. A lot of times, system developers encounter OOPS from the linux kernel while tweaking in the kernel drivers.
A kernel OOPS is a non-fatal but serious error that help developers debug the potential problems.
It is like the kernel is the patient with an illness trying to talk to a doctor and telling what is wrong with it so that the developers can identify the issue and fix it.

It generally occurs when the kernel detects an invalid operation such as an illegal memory access, NULL pointer dereferences, invalid instruction execution. An OOPS doesn't necessarily mean that the system will stop working right there and then. However, it does impact the reliability of the system until a point at which the system could potentially halt and stop working.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,436
satoshikamiya
NXP Employee
NXP Employee

セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(以後「JC-STAR」と表記します)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運用する日本独自のIoT製品セキュリティ評価制度です。本稿では、JC-STARの概要と、NXPのセキュリティ製品について紹介します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,206
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

Yocto Linux BSPをi.MX上で利用する方法 をまとめたページです。

Yocto Linux BSPのビルド方法から、マルチメディア機能の評価、電力測定、AI評価など、様々なコンテンツを準備しています。

是非ブックマークを!

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 4,179