NXP Designs ナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Designs Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
从MKW36Z512VHT4到MKW36A512VFT4的软件迁移指南 USL:https://community.nxp.com/docs/DOC-345487 由 Edgar Eduardo Lomeli Gonzalez于 2020-09-14 创建的文档   引言 这篇文章将指导您如何从MKW36Z512VHT4迁移到MKW36A512VFT4 MCU。本示例将使用“信标(beacon)” SDK例程。 SDK下载和安装 1- 前往MCUXpresso网页:MCUXpresso网页 2- 使用您的注册帐户登录。 3- 搜索“ KW36A”设备。点击推荐的处理器,然后单击“Build MCUXpresso SDK”。   4- 点击后将显示另一页面。在“Toolchain / IDE”框中选择“All toolchains”,并提供名称以标识软件包。然后点击“Download SDK”。   5- 接受许可协议。等待几分钟直到系统将软件包放入您的配置文件中。 单击“下载SDK存档”(Download SDK Archive),下载SDK,如下图所示。   6- 如果使用MCUXpresso IDE,‘请将KW36A SDK 压缩文件夹拖放到“Installed SDKs”视图中以安装软件包。   至此,您已经下载并安装好KW36A设备的SDK软件包。 在MCUXpresso IDE中进行软件迁移 1- 在 MCUXpresso工作区导入“信标(beacon)”示例。单击“Import SDK examples(s)…”选项,将出现一个新窗口。然后选择“ MKW36Z512xxx4”,单击FRDM-KW36图像。点击“Next >”按钮。   2- 查找“beacon(信标)”例程并选择是否支持FreeRTOS。   3- 转到Project/Properties。展开C / C ++ Build / MCU设置,然后选择MKW36A512xxx4 MCU。单击“Apply and Close”按钮以保存配置。   4- 通过单击鼠标右键并选择“重命名”将以下MKW36Z文件夹重命名为MKW36A,            framework/DCDC/Interface -> MKW36Z framework/DCDC/Source -> MKW36Z framework/LowPower/Interface -> MKW36Z framework/LowPower/Source -> MKW36Z framework/XCVR -> MKW36Z4     5- 在MCUXpresso IDE中打开“Project/Properties”窗口。 转到C / C ++ Build / Settings,然后在Tool Settings窗口中选择MCU C Compiler / Includes文件夹。在创建之前,根据MKW35文件夹编辑与MKW36 MCU相关的所有路径。结果类似如下所示:   ../framework/LowPower/Interface/MKW36A ../framework/LowPower/Source/MKW36A ../framework/DCDC/Interface/MKW36A ../framework/XCVR/MKW36A4         6- 在工具设置中选择MCU Assembler/General文件夹。 编辑与MKW36 MCU相关的路径。结果类似如下所示: ../framework/LowPower/Interface/MKW36A ../framework/LowPower/Source/MKW36A ../framework/DCDC/Interface/MKW36A ../framework/XCVR/MKW36A4         7- 转到Project/Properties。展开MCU CCompiler/Preprocessor窗口。编辑“ CPU_MKW36Z512VHT4”和“ CPU_MKW36Z512VHT4_cm0plus”符号,分别将其重命名为“ CPU_MKW36A512VFT4”和“ CPU_MKW36A512VFT4_cm0plus”。保存更改。   8- 转到工作区。删除位于CMSIS文件夹中的“ fsl_device_registers,MKW36Z4,MKW36Z4_features,system_MKW36Z4.h和system_MKW36Z4.c”文件。然后解压缩MKW35Z SDK软件包并在以下路径中搜索“ fsl_device_registers,MKW36A4,MKW36A4_features,system_MKW36A4.h和system_MKW36A4.c”文件并复制到CMSIS文件夹中: <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/fsl_device_registers.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/MKW36A4.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/MKW36A4_features.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/system_MKW36A4.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/system_MKW36A4.c     9-  将位于路径<SDK_folder_root> /devices/MKW36A4/mcuxpresso/startup_mkw36a4.c中的“ startup_mkw36a4.c”覆盖” startup”文件夹中的“ startup_mkw36z4.c”。 您可以简单的将文件拖放到“startup”文件夹中,然后删除旧的文件。   10- 在CMSIS文件夹中打开“ fsl_device_registers.h”文件。在以下代码(文件的第18行)中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: /* * Include the cpu specific register header files. * * The CPU macro should be declared in the project or makefile. */#if (defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  11- 在bluetooth->host->config文件夹中打开“ ble_config.h”文件。在以下代码中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”(文件的第146行): /* The maximum number of BLE connection supported by platform */#if defined(CPU_QN9080C) #define MAX_PLATFORM_SUPPORTED_CONNECTIONS 16#elif (defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW35A512VFP4) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm0plus) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm0plus) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm4) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) || \ defined(CPU_MKW38A512VFT4) || defined (CPU_MKW38Z512VFT4) || defined(CPU_MKW39A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW37A512VFT4) || defined(CPU_MKW37Z512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  12- 在source-> common文件夹中打开“ ble_controller_task.c”文件。在以下代码(文件的第272行)中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: #elif (defined(CPU_MKW35A512VFP4) || defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) ||\ defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4))/* Select BLE protocol on RADIO0_IRQ */ XCVR_MISC->XCVR_CTRL = (uint32_t)((XCVR_MISC->XCVR_CTRL & (uint32_t)~(uint32_t)( XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_MASK )) | (uint32_t)( (0UL << XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_SHIFT) )); 13-生成项目。 至此,该工程项目已经迁移完成。 在IAR Embedded Workbench IDE中进行软件迁移 1- 打开位于以下路径的信标(Beacon)项目: 2- 在工作区中选择项目,然后按Alt + F7打开项目选项。   3- 在General Options/Target 窗口中,单击设备名称旁边的图标,再选择适当的芯片NXP / KinetisKW / KW3x / NXP MKW36A512xxx4,然后单击“确定”按钮。   4- 在以下路径中创建一个名为MKW36A的新文件夹: <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/DCDC/Interface <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/DCDC/Source <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/LowPower/Interface <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/LowPower/Source <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/XCVR     5- 复制位于上述路径的MKW36Z文件夹内的所有文件,然后粘贴到MKW36A文件夹中。   6- .在工作区中选择信标项目,然后按Alt + F7打开项目选项窗口。 在“ C/C++ Compiler/Preprocessor”窗口中,将所有路径里的MKW36Z文件夹的重命名为MKW36A文件夹。在已定义的符号文本框中,将CPU_MKW36Z512VHT4宏重命名为CPU_MKW36A512VFT4。结果如下图所示:然后单击确定按钮。 $PROJ_DIR$/middleware/wireless/framework_5.4.2/LowPower/Interface/MKW36A $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4/drivers $PROJ_DIR$/../../../../../../../middleware/wireless/framework_5.4.2/DCDC/Interface/MKW36A $PROJ_DIR$/../../../../../../../middleware/wireless/framework_5.4.2/XCVR/MKW36A4 $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4 $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4/utilities     7- 展开startup文件夹,选择所有文件,单击鼠标右键,然后选择“Remove”选项。在文件夹上单击鼠标右键,然后选择““Add/Add files”。添加位于以下路径的startup_MKW36A4.s: <SDK_root>/devices/MKW36A4/iar/startup_MKW36A4.s 另外,将system_MKW36A4.c和system_MKW36A4.h添加到startup文件夹中。 这两个文件都位于以下路径: <SDK_root>/devices/MKW36A4   8- 在bluetooth->host->config文件夹中打开“ ble_config.h”文件。在以下代码中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: /* The maximum number of BLE connection supported by platform */#if defined(CPU_QN9080C) #define MAX_PLATFORM_SUPPORTED_CONNECTIONS 16#elif (defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW35A512VFP4) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm0plus) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm0plus) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm4) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) || \ defined(CPU_MKW38A512VFT4) || defined (CPU_MKW38Z512VFT4) || defined(CPU_MKW39A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW37A512VFT4) || defined(CPU_MKW37Z512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  9- 在source-> common文件夹中打开“ ble_controller_task.c”文件。在以下代码中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: #elif (defined(CPU_MKW35A512VFP4) || defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) ||\ defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4))/* Select BLE protocol on RADIO0_IRQ */ XCVR_MISC->XCVR_CTRL = (uint32_t)((XCVR_MISC->XCVR_CTRL & (uint32_t)~(uint32_t)( XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_MASK )) | (uint32_t)( (0UL << XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_SHIFT) ));  10-生成项目。 至此,该项目已经迁移完成。  
記事全体を表示
KW36-创建保留存储器内容的OTAP镜像 简介 当OTAP客户端(接收软件更新的设备,通常为Bluetooth LEPeripheral)从OTAP服务器(发送软件更新的设备,通常为Bluetooth LE Central)请求软件更新时,用户可能希望保留以前获取的一些数据,例如绑定信息,系统振荡器的调整值或者应用程序的NVM数据。 本文档将介绍在执行OTAP更新时,保留需要的指定数据内容。 本文档适用于熟悉OTAP自定义Bluetooth LE服务的开发人员。相关更多信息,可以阅读以下文章:使用OTAP客户端软件对KW36设备进行重新编程。 OTAP Header和子元素 OTAP协议为软件更新实现了一种数据格式,该格式由Header和指定数量的子元素组成。 OTAP Header描述了关于软件更新的普通信息,其格式定义如下图所示。 有关Header字段的更多信息,请转至SDK中的<SDK_2.2.X_FRDM-KW36_Download_Path> \ docs \ wireless \ Bluetooth中的《 Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide》文档的11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP Header一章。   每个子元素都包含用于特定目的的信息。 用户可以为其应用程序实现专有字段(有关子元素字段的更多信息,请转至SDK中的<SDK_2.2.X_FRDM-KW36_Download_Path> \ docs \ wireless \ Bluetooth中的《 Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide》文档的11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP Header一章。 OTAP包含以下子元素: 镜像文件子元素 值字段长度 (字节) 描述 升级镜像 n 该子元素包含实际的二进制可执行镜像,该镜像已复制到OTAP客户端设备的闪存中。 该子元素的最大字节长度取决于目标硬件。 扇区位图 32 该子元素包含目标设备闪存的扇区位图,该位图告诉引导加载程序哪些扇区应被覆盖,哪些扇区保持完整。 该字段的格式是首先使用每个字节的最低有效位,且最低有效字节和位代表闪存的最低存储扇区。 镜像文件CRC 2 这是在镜像文件的所有元素(此字段本身除外)上计算的16位CRC。 该元素必须是通过空中发送的镜像文件中的最后一个子元素。 OTAP扇区位图子元素字段 KW36闪存分为: 一个256 KB程序闪存(P-Flash)阵列,每个扇区大小2KB,闪存地址范围为0x0000_0000至0x0003_FFFF。 一个256 KB FlexNVM阵列,每个扇区大小2KB,闪存地址范围为0x1000_0000至0x1003_FFFF,别名存储器的地址范围为0x0004_0000至0x0007_FFFF。   位图子元素的长度为256位,就KW36闪存而言,每个位代表2KB扇区,覆盖从0x0-0x0007_FFFF的地址范围(P-Flash到FlexNVM Alias地址范围),其中1表示该扇区应被擦除,0表示应保留该扇区。 OTAP引导加载程序使用位图字段来获取在使用软件更新对KW36进行编程之前应擦除的地址范围,因此必须在发送软件更新之前对其进行配置,使得包含保留数据的内存地址范围内其内容保持不变,仅擦除将被软件更新覆盖的地址范围的数据。   例如:假设开发人员想要保留0x7D800-0x7FFFF之间的地址范围和0x0-0x1FFF之间的地址范围的数据,并且必须擦除其余数据。 0x7D800-0x7FFFF之间的地址范围对应于高地址5个闪存扇区,0x0-0x1FFF之间的地址范围是低地址4个扇区。   因此,这意味着应将256和252之间的位(256、255、254、253和252)以及4和1之间的位(4、3、2和1)设置为0,则OTAP位图为 : 0x07FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0 使用NXP测试工具配置OTAP位图以保护指定地址范围的数据 在恩智浦网站上下载并安装用于连接产品的测试工具   在PC上打开NXP Test Tool 12软件。 转到“ OTA更新-> OTAP蓝牙LE”,然后单击“浏览...”按钮加载用于软件更新的映像文件(NXP测试工具仅接受.bin和.srec文件)。 选择“覆盖扇区位图”复选框,配置OTAP位图,并更改默认值为新的位图值。 配置完位图后,选择“保存...”。   然后,弹出一个窗口,用于选择保存.bleota文件的目录。 填写文件名,点击保存。 在Android和iOS上,该文件可以使用IoT Toolbox中的OTAP进行软件升级。 这个新的.bleota文件所包含位图告诉OTAP引导加载程序哪些扇区将被擦除,哪些扇区将被保留。    
記事全体を表示
[KW36, Hybrid]多个蓝牙LE连接+通用FSK演示应用程序 USL:https://community.nxp.com/docs/DOC-344510     文档目的 该文档通过描述一个与GFSK(通用频移键控)进行并行通信的多低功耗蓝牙连接节点拓扑,提供了一个混合应用程序(Wireless_UART + GFSK Advertising)的示例。这是SDK之外的另一个附加示例,SDK中我们定义了一个混合应用程序,演示了与GFSK并行通信的蓝牙LE广播和扫描。   读者 该文档的目的是为想要在低功耗蓝牙应用程序中使用、适配和集成GFSK功能的软件开发者提供指南。       搭建开发环境 工具链:     -IAR Embedded Workbench 8.32或更高版本;     https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/ SDK: -此版本的固件已使用SDK_2.2.1_FRDM-KW36进行了测试,可以使用以下 链接下载:http://mcuxpresso.nxp.com/en/select     (请考虑选择Toolchain/IDE: All toolchains);     硬件: -2到5 块FRDM-KW36 开发板:https://www.nxp.com/demoboard/FRDM-KW36     操作流程: 此演示应用程序是针对FRDM-KW36平台设计的,可以轻松集成到使用KW35/36系列 MCU的任何电路板上。   该功能基于SDK(移动无线系统-MWS模块)上的共存机制。基于硬件链路层的实现,低功耗蓝牙具有比GFSK协议更高的优先级,因此,GFSK通信在低功耗蓝牙的空闲状态(非活动时段)内执行。   有关MWS模块的更多详细信息,请参阅SDK中的连接框架文档(Connectivity Framework Reference Manual.pdf)。   低功耗蓝牙同时支持central和peripheral两个角色。   KW36 SDK的集成 -下载附件并解压到…\SDK_2.2.1_FRDM-KW36\boards\frdmkw36\wireless_examples\hybrid 文件夹:   -打开IAR项目(SDK_2.2.1_FRDM-KW36_2019_07_19\board\frdmkw36\wireless_examples\hybrid\ble_w_uart_gfsk\freertos\iar\ble_w_uart_gfsk_freertos.eww)。   -该项目的组织方式如下:     功能   开关功能: -该功能在main.c文件中的BleApp_Handle Keys函数中定义; -FRDM-KW36: -SW2-开始扫描- Central设备; -长按SW2-开始扫描-peripheral设备;(长按 SW2指按住SW2键3秒钟以上) -SW3-启动/停止GFSK TX操作(扫描); -长按SW3-启动/停止GFSK RX操作(长按SW3指按住SW3键 3秒钟以上) 日志: -串口输出电路板的不同状态; -波特率115200;   验证 该解决方案已使用1个主设备和4个从设备进行了验证,如下所示:   1.创建网络     a.打开所有设备的串行通讯。重置后,您将看到以下消息:     b.在Central设备上,按SW2开始扫描; c.在peripheral设备上,长按SW2开始广播并等待串口上的确认;     d.在所有从设备上重复步骤b和c。 e.当Central设备的网络成功创建时,您将看到以下内容:           f.检查空中链路(连接间隔=312.5ms):   2.验证低功耗蓝牙的功能: -从每个从设备(peripheral)的串口写入一条消息(例如:testslaveX)并检查该消息是否打印在主设备的串口上。   -在主设备(Central)的串口终端上进行相同的测试。   -以下是该步骤的示例:     -空中日志:   3.启动GFSK通讯: -在其中的一块开发板上按SW3开始GFSK TX操作(AdvAddress = 0909090909的广播数据包);每隔1秒钟(gGenFskApp_Txlnterval_c)在空中发送一个ADV数据包。   -选择另一块开发板并长按 SW3以启动GFSK RX操作(RX间隔 = 100ms = gGenFskApp_Rxlnterval_c)   -收到来自地址 = 0909090909的ADV数据包时,它将在串口上打印出来,如下所示:   -空中GFSK TX数据包被列为ADV_NONCONN_IND:   4.验证GFSK和Bluetooth LE并行能力: -在主设备(Central)串口上写一条消息,并检查从设备(peripheral)串行终端上的反馈:     附上此应用程序的源代码。 真挚的问候 Ovidiu   附件 BLE+GFSK_Demo_application.zip(https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/wireless-connectivity%40tkb/253/1/BLE+GFSK_Demo_application.zip)  
記事全体を表示
在KW3x蓝牙低功耗应用中集成NFC阅读器库 URL:https://community.nxp.com/t5/Wireless-Connectivity-Knowledge/Integrating-NFC-Reader-Library-in-a-KW3x-Bluetooth-Low-Energy/ta-p/1121247 版本历史 修订编号:1(共1) 最后更新:10-01-2019 03:59 AM 更新:ovidiu_usturoi 1.    简介 1.1 用途 本文提供了有关将NFC阅读器库如何集成到KW3x蓝牙低功耗应用程序的详细说明。 1.2受众 这篇文章的目的是为希望使用NFC 阅读器库并将其适配、集成到SDK无线连接示例中的软件开发人员提供指南。 1.3参考资料和资源 NFC阅读器库:nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY -NCF3320:nxp.com/products/:NCx3320 -CLRC663 plus:nxp.com/products/:CLRC66303HN -FRDM-KW36板:nxp.com/demoboard/FRDM-KW36 -KW35 / KW36 SDK:https://mcuxpresso.nxp.com/en/select -MCUXpresso IDE:nxp.com/products/:MCUXpresso-IDE 2. NFC 阅读器库总览 恩智浦NFC阅读器库是用C语言编写的模块化软件库,它提供了一个API,使客户能够为恩智浦非接触式阅读器IC创建自己的软件栈和应用程序, 阅读器IC为: - PN512; - CLRC633 系列; - PN7462 系列; - PN5180; 此API简化了NFC应用程序中所需的最常见操作,例如: -读取数据或将数据写入非接触式卡或标签; -与其他支持NFC的设备交换数据; -允许NFC阅读器IC模拟为卡. NFC阅读器库的设计方式使其可以轻松移植到具有多层体系结构的许多不同微控制器中:   作为主模块,有以下组件: -应用层(AL)-实现命令集以与MIFARE卡和NFC标签进行交互。 -NFC activity-实现可配置的发现循环,以检测非接触式卡,NFC标签或其他NFC设备。 -HCE和P2P组件,分别用于仿真Type 4标签和P2P数据交换。 -协议抽象层(PAL)-包含ISO14443,Felica,近邻和NFC标准的RF协议实施。 -硬件抽象层(HAL)-实现用于控制NFC前端RF接口和功能的驱动程序。 -驱动程序抽象层(DAL)-在主机MCU和读取器IC之间实现GPIO,计时器配置和物理接口(BAL)。 -OSAL模块,负责抽象OS或RTOS细节(任务事件,信号量和线程) 3. KW3x无线微控制器概述 KW3x无线微控制器(MCU)是高度集成的单芯片设备,可为汽车,工业和医疗/保健嵌入式系统提供低功耗蓝牙(Bluetooth LE)和通用FSK连接。 KW36 / 35无线MCU集成了Arm®Cortex®-M0+ CPU,最高有512 KB闪存和64 KB SRAM,以及2.4 GHz无线电,支持蓝牙LE 5.0和通用FSK调制。 低功耗蓝牙在任何主/从组合中最多支持8个同时连接。 KW36A / 36Z包含一个集成的FlexCAN模块,该模块可以无缝集成到汽车或工业CAN通信网络中,从而可以通过Bluetooth LE与外部控制和传感器监视设备进行通信。 有关更多详细信息,请参阅恩智浦网站信息: https://www.nxp.com/products/wireless/bluetooth-low-energy:BLUETOOTH-LOW-ENERGY-BLE. 4. NFC阅读器库–与FRDM-KW36集成 当前的NFC阅读器库v5.21.01不支持运行于Kinetis KW3x MCU。 本文将使用参考K82 NFC Reader Library软件包:www.nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY. 集成库所需的步骤是: -硬件准备(连接FRDM-KW36和NFC阅读器板); -设置开发环境(SDK下载,工作空间); -为FRDM-KW3x板准备适配文件; -将NFC应用程序集成到Wireless_UART Bluetooth LE示例中; -运行演示; 4.1硬件准备 所需硬件: -NCF3320 Antenna v1.0电路板作为NFC收发器; -FRDM-KW36电路板作为主机MCU,用于加载和运行蓝牙低功耗协议栈和NFC应用逻辑;   板卡之间的通信将使用以下引脚配置通过SPI通信进行: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Master board (FRDM-KW36)     Connects to       Slave board (NCF3320 Antenna v1.0)           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PTB0  (J2-pin10)                                      -                   IRQ PTB1  (J2-pin9)                              -                    Reset PTA16 (J2-pin1 - SPI1_Sout)                    -                    MOSI PTA17 (J1-pin5 - SPI1_Sin)                      -                    MISO PTA18 (J1-pin7 - SPI1_SCK)                -                 SCK PTA19 (J2-pin3 - SPI1_CS)                 -                  CS GND   (J3-pin7)                           -                  GND ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4.2搭建开发环境 安装MCUXpresso IDE(在本示例中,使用的版本是v10.2.0 build 759) -在MCUXpresso-IDE官方网页下载最新版本的IDE: www.nxp.com/products/:MCUXpresso-IDE. -安装IDE   获取最新的NFC Reader Library版本(在此示例中,使用的版本是v5.21.00) -在NXP NFC Reader Library官网下载(www.nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY) -切换到下载标签,然后点击下载按钮 -下载Kinetis K82F软件包的NFC阅读器库:   为FRDM-KW36板生成可下载的SDK软件包(SDK_2.2.1_FRDM-KW36) -导航至https://mcuxpresso.nxp.com/cn/select,然后选择FRDM-KW36板; -选择构建MCUXpresso SDK。 -确保工具链中已选择MCUXpresso IDE。 -使用“下载SDK”按钮开始下载SDK软件包:   创建MCUXpresso工作区 -打开MCUXpresso IDE并创建一个工作区; -将SDK_2.2.1_FRDM-KW36拖放到MCUXpresso IDE的installed SDKs选项卡中;   -将Wireless_Uart示例导入到当前工作空间:   4.3准备FRDM-KW3x板的适配文件 本章介绍驱动程序抽象层(DAL)为适配FRDM-KW36所需的更改: -解压缩NFC Reader Library并导航到boards文件夹:   -通过为GPIO和handlers设置正确的配置,为FRDM-KW36创建等效文件(Board_FRDM_KW36FRc663.h); -与FRDM-K82F板相比,以下是FRDM-KW36板所需的差异:   -将FRMD-KW36添加到…DAL \ cfg \ BoardSelection.h文件中: #ifdef PHDRIVER_FRDM_KW36FRC663_BOARD #include <Board_FRDM_KW36FRc663.h> #endif -在KinetisSDK文件夹中,更新以下依赖项: o PIT驱动程序IRQ名称:   o打开漏极和引脚锁配置: - phDriver_KinetisSDK.c:   - phbalReg_KinetisSpi.c:   -将PHDRIVER_FRDM_KW36FRC663_BOARD定义添加到…\ NxpNfcRdLib \ types \ ph_NxpBuild_Platform.h文件中,以启用正确的NFC收发器:   4.4将NFC应用程序集成到Wireless_UART Bluetooth LE示例 在本章中,将把BasicDiscoveryLoop NFC示例集成到Wireless_UART Bluetooth LE应用程序中。 为此,需要执行以下步骤: -在wireless_uart项目位置上,创建一个“ nfc”文件夹:   -从修改后的NFC阅读器库中复制DAL,NxpNfcRdLib和phOsal文件夹:   -在wireless_uart项目位置的“source”文件夹中,创建一个新的“ nfc”子文件夹,以集成BasicDiscovery loop文件:   -BasicDiscoveryLoop文件将需要进行一些更改: o将主函数重命名为NFC_BasicDiscoveryLoop_Start; o删除驱动程序/操作系统初始化部分; (所有更改都可以在附件中看到) -通过按F5来更新最新的更改,以更新MCUXpresso工作区:   -更新链接器信息(项目属性-> C / C ++构建->设置)和预处理器定义(项目属性-> C / C ++构建->预处理器):   -添加依赖项: o PIT模块/ PIT模块初始化; o更新LED,SW配置; o增加堆大小(gTotalHeapSize_c); o在wireless_uart.c应用程序中为NFC添加功能; (所有更改都可以在附件中看到); 考虑到随附的ZIP归档文件,我们可以轻松地将frdmkw36_w_uart_ncf3320_basic_discovery.zip文件拖放到MCUXpresso工作区:     4.5运行演示 -根据第4.1章描述连接硬件; -在PC端打开串行终端软件,并设置FRDM-KW36板对应的COM口。 使用的BaudRate是115200。 -在FRDM-KW36上按SW2键开始启动广播。 -打开移动应用程序-IoT toolbox-Wireless UART。 FRDM-KW36板将列为NXP_WU:   -创建蓝牙LE连接。串口将打印包含蓝牙LE操作的日志:   -使用靠近NCF3320 Antenna v1.0板的NFC卡来启动发现演示。 -一旦检测到卡片,便会将事件发送到移动应用程序,其中包括卡片支持的NFC技术以及卡的UUID,演示视频如下连接: (https://www.youtube.com/watch?v=wCCz5zDIwHE&feature=youtu.be) https://community.nxp.com/t5/video/gallerypage/video-id/8707 附件是本文应用例程的源码,下载链接: https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/wireless-connectivity%40tkb/200/1/ble_nfc_demo.zip      
記事全体を表示
                                     编写 K32L3A MCU 闪存 IFR 字段 简介 K32L3A60VPJ1AT MCU 是下一代 Kinetis 双核设备。该设备带来了传统 Kinetis 设备不支持 的处理和多任务处理功能。此外, K32L3A60VPJ1AT 还提供了改进的功耗和安全功能。这 些安全功能的一些重要方面在于非易失性信息寄存器(IFR)存储区域以及该区域的编程方 式。 IFR 存储器区域是与主阵列分离的具有受限访问的储器空间,并且由可擦除 IFR 区域和 不可擦除 IFR 区域组成。不可擦除的 IFR 区域包括程序的一种标识符和版本标识符。可擦 除的 IFR 区域具有闪存安全性,闪存选项,批量擦除启用以及控制设备行为的其他此类功 能。在旧版 Knietis 设备中,主闪存阵列的某些字段(闪存地址 0x400-0x40F)在引导时配 置了 IFR。但是,在 K32L3A60VPJ1AT 中,不再以这种方式控制 IFR 存储区。尝试配置这些 设置时,这会带来挑战。 本文档的目的是解释如何更改这些设置,并提供一些有关如何进 行这些更改的选项。 配置 IFR 字段的第一步是了解如何通过硬件对这些字段进行编程。使用称为“程序索引命令” 的特殊闪存命令对 IFR 字段进行编程。编程后,必须先擦除这些字段,才能重新编程闪存 配置值。擦除这些值的唯一方法是通过批量擦除。这提供了安全性,因为在不删除用户代 码的情况下也无法更改 IFR 值。此外,更改用户代码映像不会影响引导加载程序的操作, 从而确保可以执行安全的引导功能。此处描述了写入可擦除 IFR 值的过程: 1.使用程序索引命令(0x43)写入 FCCOB0。 2.用要编程的索引写入 FCCOB1.可能的索引列在“可擦除 IFR 映射”表中(K32L3A6 参考 手册中的表 16.4.1.2)。 3.将 FCCOB2 和 FCCOB3 写入 0x00,因为此命令不使用它们。 4.用所需的值写入 FCCOB4 - FCCOBB。(请注意, 并非所有索引都使用所有 FCCOB 字 段。请确保查阅 Erasable IFR Map 表,其中 FCCOB 字段用于您正在编程的索引。) 5.将 0x70 写入闪存状态寄存器(FSTAT),以清除上一个闪存命令中可能存在的任何错 误。(请注意,此命令必须是字节写操作。) 6.将 0x80 写入闪存状态寄存器(FSTAT)以启动已编程的闪存命令。 7.轮询 FSTAT 寄存器,直到 CCIF 位字段(位字段 7)为 1(‘1’)为止。(请注意, 用您 的脚本语言可能无法执行此操作,或者仅等待 flash 命令完成执行可能会更容易。在这 些情况下,等待时间比典型的 Program Index 命令完成时间 110us 长的多) 对 IFR 进行编程后,应回读 IFR 以验证其是否正确完成。其过程如下: 1.使用读取索引命令(0x41)写入 FCCOB0. 2.将 FCCOB1 写入要读取的索引。可能的索引列在“可擦写 IFR 映射“表中(K32L3A6 参 考手册中的表 16.4.1.2)。 3.用 0 写入 FCCOB2-FCCOBB。结果将存储在 FCCOB4-FCCOBB 中,因此,应清除这 些内容以确保收到正确的结果。 4.将 0x70 写入闪存状态寄存器(FSTAT),以清除上一个闪存命令中可能存在的任何 错误。注意,该命令必须是字节写入。 5.将 0x80 写入闪存状态寄存器(FSTAT)以启动已编程的闪存命令。 6.轮询 FSTAT 寄存器,直到 CCIF 位字段(位字段 7)为 1(‘1’)为止。(请注意,在您 的脚本语言中可能无法执行此操作,或者只是简单地等待 flash 命令完成执行可能会 更容易。在这些情况下,等待时间要比最长的读取索引命令完成时间 35us 长的多) 使用程序索引命令时,必须知道要修改哪个索引才能创建正确的 Flash 命令。索引列表可 以在 K32L3A60VPJ1AT 参考手册的 Flash 章节的 IFR 描述部分中找到。 有几种不同的选项可用于对 FORT 字段进行编程。这些选项是: 1.使用 Kinetis Flash 工具 2.使用 blhost 3.调试器脚本 4.用户软件中的子例程 选项#1: Kinetis Flash 工具 使用 Kinetis Flash Tool 可能是更改 IFR 值的·最方便的方法。 Kinetis 闪存工具使用 UART 或 USB 协议与 K32L3A6 引导加载程序接口并写入所需的 IFR 字段。 Kinetis Flash 工具的最大优 点之一是,它为用户提供了一个图形界面,可以轻松的对 IFR 字段进行编程。下图是 Kinetis Flash 工具的图片,并突出显示了对 IFR 字段进行编程时要使用的重要输入控件和选 项卡: 1.此字段是端口集框。他选择与引导加载程序通信时要使用的接口(UART 或 USB)。此 框还允许配置接口。有关默认配置,请查阅 K32L3A6 参考手册。 2.这是“Flash 实用工具”选项卡。选择此选项卡以查看此图像中显示的控件。 3.这是索引输入字段。应在此处输入要编程的 IFR 的索引。 4.这是十六进制数字字段。该值将在“索引”字段中指示的 IFR 索引处进行编程。此处的 值应为十六进制格式,而不能包含前面的“0x”。 5.这是字节计数字段。这告诉实用程序要编程多少个字节,并且必须是该 IFR 索引的值, 请参考参考手册中的“可擦除 IFR 映射表”。 6.这是程序按钮。填写完所有字段后,单击此按钮可以对所需的 IFR 位置进行编程。 选项#2: BLOHOST MCUBoot 软件包还包括一个命令行可执行文件,可与引导加载程序交互。该工具 blhost 还 可用于对 IFR 字段进行编程。“flash-program-once”命令应用与对所需的 IFR 位置进行编程。 该命令的语法如下: flash-program-once<index><byteCount><data> 因此,例如, 如果要使用 0xFFFFF3FF 编程 FOPT IFR 字段(记录索引 0x84),则使用此命令 的正确语法应为 flash-program-once 0x84 4 FFFFF3FF 编程后,“一次刷新读取”命令可用于回读并验证已编程的 IFR 字段。以下是使用以前的 IFR 位置的示例 flash-read-once 0x84 4 以下是使用 blhost 擦除设备,对 FOPT IFR 进行编程以及从命令行读回 FOPT IFR 的完整示 例。 选项#3:调试器脚本 简单的调试器脚本是写入 IFR 值的另一种便捷方式。调试器脚本在调试会话启动过程的后台 执行(因此是用户的隐藏操作),通常可以使用任何文本编辑器轻松地对其进行编辑。但是, 更改值可能更麻烦,因为这通常必须由用户在每次编程时手动完成。考虑到这一点,最好为 不同的配置使用不同的连接脚本 使用调试器脚本的第一步是编写调试器脚本。调试器脚本的功能和语法取决于您的工具链。 就本文档而言,我们将重点介绍 MCUXpresso IDE。 MCUXpresso IDE 使用与调试器无关的 PokeXX 和 PeekXX 命令(其中 XX 是 8、 16 或 32,具体取决于要对所需寄存器进行字节访 问,半字访问,还是字访问)。因此,无论您使用 JLink 或 CMSIS-DAP 进行调试,还是使用 任何其他调试器,在设备上运行的相同命令将继续起作用。下面是一个 MCUXpresso 连接脚 本示例,该脚本写入 FOPT 寄存器,然后将其读回以打印到调试日志。 5140 REM ====================Program FOPT=================================== 5150 poke32 this 0x40023004 0x43840000 5160 REM Stuff FCCOB registers with desired FOPT value 5170 Poke32 this 0x40023008 v% 5171 Print “New Val “;~s% 5180 Poke32 this 0x4002300c 0x00000000 5180 Poke8 this 0x40023000 0x70 5190 Poke8 this 0x40023000 0x80 5200 wait 1000 6000 REM ================== Read FOPT ===================================== 6001 REM Now read the FOPT back 6010 Poke32 this 0x40023004 0x41840000 6020 Poke32 this 0x40023008 0x00000000 6030 Poke32 this 0x4002300c 0x00000000 6040 Poke8 this 0x40023000 0x70 6050 Poke8 this 0x40023000 0x80 6060 wait 1000 6070 s% = Peek32 this 0x40023008 6080 Print "New FOPT Val ";~s% 请注意,在上面的脚本中, v%是所需的 FOPT 值,并且它已在未显示的脚本部分中定义 (第 164 行)。 162 REM This is the value to be written to the FOPT 164 v% = 0xfffff3ff 编写脚本后,必须告知 MCUXpresso 使用连接脚本。这是在“调试配置”窗口中完成的。假设 已创建调试配置,请单击绿色错误图标旁边的箭头,然后选择“调试配置”。   在出现的对话框中,选择要使用的调试配置,然后选择“Linkserver 调试”选项卡。在“连接脚 本”字段中,将 MCUXpresso 指向连接脚本的位置。 这就是在 IDE 中需要完成的所有工作。现在,所选的调试配置应使用编写的脚本。 一些调试器将允许脚本的独立命令行运行,例如 JLink 调试器。由于 JLink 是我们遇到的最 受欢迎的外部调试器之一,因此下面提供了使用此脚本进行编程的示例。 //现在对 FOPT 进行编程 w4 0x40023004, 0x43840000 //43 选择程序索引命令。 84 选择 FOPT IFR 字段。 //用我们要写入的 FOPT 值填充 FCCOB 寄存器(4-7)。 //**(启动设置) ** w4 0x40023008, 0xfffff3ff //写入 0xFFFF_1FFF 以从内部 Flash 引导 M4。声明 NMI 引 脚将强制从 ROM 引导。 //用伪值写入 FCCOB 寄存器 8-B。 w4 0x4002300c, 0x00000000 //写入 FSTAT 寄存器以清除可能存在的任何错误。 w1 0x40023000, 0x70 //启动 flash 命令。 w1 0x40023000, 0x80 //等待 flash 命令完成。 Sleep1 //现在读回 FOPT w4 0x40023004, 0x41840000 //43 选择程序索引命令。 84 选择 FOPT IFR 字段。 //用我们要写入的 FOPT 值填充 FCCOB 寄存器(4-7)。 //**(启动设置) ** w4 0x40023008, 0x00000000 //写入 0xFFFF_F1FF 以从内部 Flash 引导 M0+。声明 NMI 引脚将强制从 ROM 引导。 //用伪值写入 FCCOB 寄存器 8-B。 w4 0x4002300c, 0x00000000 //写入 FSTAT 寄存器以清除可能存在的任何错误。 w1 0x40023000, 0x70 //启动 flash 命令。 w1 0x40023000, 0x80 //等待 flash 命令完成。 Sleep1 //读回内存以验证重置后应该显示的 FOPT 设置。 mem32 40023000, 4 选项#4: 用户软件中的子例程 有时,系统的要求将阻止实施上述任何方法来对 IFR 值进行编程。在这种情况下,您可能需 要实现自己的子例程来对 IFR 进行编程。这样做的过程与调试器脚本方法基本相同,只是用 代码而不是外部脚本编写。要记住的一个关键是您可能需要擦除整个闪存。因此,此子例程 应放在 RAM 内存中。由于正在执行闪存操作,因此将其置于 RAM 中将防止发生某些闪存 错误。 结论 总之, IFR 寄存器是非易失性信息寄存器,用于控制 K32L3A MCU 的某些行为。 IFR 分为可 擦除 IFR 空间和不可擦除 IFR 空间,它们都不是主闪存阵列的一部分。对这些值进行编程需 要使用特殊的闪存命令,并且要求自上次批量擦除以来尚未写入这些值。通常,有四种不同 的编程 FOPT 寄存器设置的方法。四种方法是: 1.Kinetis Flash 工具 2.BLHost 命令行界面 3.调试器脚本 4.用户软件子程序 每种方法都有其优点,因此,您应该选择一种满足您需求并且最方便的方法。但是,无论选 择哪种方法,在写入可擦除 IFR 字段之前都不能对 IFR 值进行编程。在尝试对任何 IFR 字段 进行编辑之前,最好执行批量擦除(可以使用本文档中介绍的任何方法进行擦除)。
記事全体を表示
在KW3x蓝牙低功耗应用中集成 NFC读卡器库   URL:https://community.nxp.com/t5/Wireless-Connectivity-Knowledge/Integrating-NFC-Reader-Library-in-a-KW3x-Bluetooth-Low-Energy/ta-p/1121247 版本历史 修订编号:1(共1) 最后更新:10-01-2019 03:59 AM 更新:ovidiu_usturoi 1. 简介 1.1 文件目的 这篇文章提供了有关如何将 NFC读卡器库集成到KW3x蓝牙低功耗应用程序的详细说明。 1.2 受众 这篇文章的目的是为希望使用NFC Reader Library并将其集成到SDK无线连接示例中的软件开发人员提供指南。 1.3 参考资料和资源 NFC阅读器库:nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY -NCF3320:nxp.com/products/:NCx3320 -CLRC663 plus:nxp.com/products/:CLRC66303HN -FRDM-KW36板:nxp.com/demoboard/FRDM-KW36 -KW35 / KW36 SDK:https://mcuxpresso.nxp.com/en/select -MCUXpresso IDE:nxp.com/products/:MCUXpresso-IDE 2. NFC读卡库总览 恩智浦NFC读取器库是用C语言编写的模块化软件库,它提供了一套API,使客户能够为恩智浦非接触式读取器IC创建自己的软件栈和应用程序: - PN512; - CLRC633 家族; - PN7462 家族; - PN5180; 此API促进了NFC应用程序中所需的最常见操作,例如: -读取数据或将数据写入非接触式卡或标签; -与其他支持NFC的设备交换数据; - 允许NFC Reader IC实现卡模拟 NFC阅读器库的设计方式使其可以轻松移植到具有多层体系结构的许多不同微控制器中: (图片) 作为主模块,我们有: 应用层(AL)-实现命令集以与MIFARE卡和NFC标签进行交互。 -NFC活动-实施可配置的发现循环,以检测非接触式卡,NFC标签或其他NFC设备。 -HCE和P2P组件,分别用于仿真Type 4标签和P2P数据交换。 -协议抽象层(PAL)-包含ISO14443,Felica,近邻和NFC标准的RF协议实施。 -硬件抽象层(HAL)-实现用于控制NFC前端RF接口和功能的驱动程序。 -驱动程序抽象层(DAL)-在主机MCU和读卡器IC之间实现GPIO管脚配置, 定时器配置和物理接口(BAL)。 -OSAL模块,负责抽象OS或RTOS细节(任务事件,信号量和线程) 3. KW3x无线微控制器概述 KW3x无线微控制器(MCU)是高度集成的单芯片设备,可为汽车,工业和医疗/保健嵌入式系统提供低功耗蓝牙(Bluetooth LE)和通用FSK连接。 KW36 / 35无线MCU集成了Arm®Cortex®-M0+ CPU,最高有512 KB闪存和64 KB SRAM,以及2.4 GHz无线电,支持蓝牙LE 5.0和通用FSK调制。 蓝牙LE无线电在任何主/从组合中最多支持8个同时连接。 KW36A / 36Z包含一个集成的FlexCAN模块,该模块可以无缝集成到汽车或工业CAN通信网络中,从而可以通过Bluetooth LE与外部控制和传感器监视设备进行通信。 有关更多详细信息,请参阅恩智浦网站信息: https://www.nxp.com/products/wireless/bluetooth-low-energy:BLUETOOTH-LOW-ENERGY-BLE. 4. NFC阅读器库–与FRDM-KW36集成 当前的NFC阅读器库v5.21.01不包含对Kinetis KW3x MCU的支持。 我们将使用参考K82 NFC Reader Library软件包:www.nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY. 集成库所需的步骤是: -硬件准备(FRDM-KW36和NFC读卡器板之间的连接); -设置开发环境(SDK下载,工作空间); -为FRDM-KW3x板准备适配文件; -将NFC应用程序集成到Wireless_UART Bluetooth LE示例中; -运行演示; 4.1 硬件准备 所需硬件: -NCF3320天线v1.0板作为NFC收发器; -FRDM-KW36板作为主机MCU,用于加载和运行蓝牙低功耗协议栈和NFC应用逻辑; (图片) 板卡之间的通信将使用以下引脚配置通过SPI通信进行: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Master board (FRDM-KW36)         Connects to            Slave board (NCF3320 Antenna v1.0)           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PTB0  (J2-pin10)                                      -                   IRQ PTB1  (J2-pin9)                              -                    Reset PTA16 (J2-pin1 - SPI1_Sout)                    -                    MOSI PTA17 (J1-pin5 - SPI1_Sin)                      -                    MISO PTA18 (J1-pin7 - SPI1_SCK)                -                 SCK PTA19 (J2-pin3 - SPI1_CS)                 -                  CS GND   (J3-pin7)                           -                  GND ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4.3 搭建开发环境 安装MCUXpresso IDE(在本示例中,我们使用的是v10.2.0 build 759) -转到MCUXpresso-IDE网页并下载最新版本的IDE: www.nxp.com/products/:MCUXpresso-IDE. -安装IDE (图片) 获取最新的NFC Reader Library版本(在此示例中,我们使用的是v5.21.00) -转到NXP NFC Reader Library网页(www.nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY) -转到下载标签,然后点击下载按钮 -下载Kinetis K82F软件包的NFC阅读器库: (图片) 为FRDM-KW36板生成可下载的SDK软件包(SDK_2.2.1_FRDM-KW36) -导航至https://mcuxpresso.nxp.com/cn/select,然后选择FRDM-KW36板; -选择构建MCUXpresso SDK。 -作为工具链,请确保已选择MCUXpresso IDE。 -使用“下载SDK”按钮开始下载SDK软件包: (图片) 创建MCUXpresso工作区 -打开MCUXpresso IDE并创建一个工作区; -将SDK_2.2.1_FRDM-KW36拖放到MCUXpresso IDE的已安装SDK选项卡中; (图片) -将Wireless_Uart示例导入到当前工作空间: (图片) 4.3准备FRDM-KW3x板的适配文件 本章介绍FRDM-KW36所需的驱动程序抽象层(DAL)更改: -解压缩NFC Reader Library并导航到boards文件夹: (图片) -通过为GPIO和处理程序设置正确的配置,为FRDM-KW36创建等效文件(Board_FRDM_KW36FRc663.h); -与FRDM-K82F板相比,以下是FRDM-KW36板所需的差异: (图片) -将FRMD-KW36添加到…DAL \ cfg \ BoardSelection.h文件中: #ifdef PHDRIVER_FRDM_KW36FRC663_BOARD #include <Board_FRDM_KW36FRc663.h> #endif -在KinetisSDK文件夹中,更新以下依赖项: o PIT驱动程序IRQ名称: (图片) o打开漏极和引脚锁配置: - phDriver_KinetisSDK.c: (图片) - phbalReg_KinetisSpi.c: (图片) -将PHDRIVER_FRDM_KW36FRC663_BOARD定义添加到…\ NxpNfcRdLib \ types \ ph_NxpBuild_Platform.h文件中,以启用正确的NFC收发器: (图片) 4.4将NFC应用程序集成到Wireless_UART Bluetooth LE示例 在本章中,我们将把BasicDiscoveryLoop NFC示例集成到Wireless_UART Bluetooth LE应用程序中。 为此,需要执行以下步骤: -在wireless_uart项目位置上,创建一个“ nfc”文件夹: (图片) -从修改后的NFC阅读器库中复制DAL,NxpNfcRdLib和phOsal文件夹: (图片) -在wireless_uart项目位置的“源”文件夹中,创建一个新的“ nfc”子文件夹,以集成BasicDiscovery循环文件: (图片) -BasicDiscoveryLoop文件将需要进行一些更改: o将主函数重命名为NFC_BasicDiscoveryLoop_Start; o删除了驱动程序/操作系统初始化; (所有更改都可以在附件中看到) -通过按F5来更新最新的更改,以更新MCUXpresso工作区: (图片) -更新链接器信息(项目属性-> C / C ++构建->设置)和预处理器定义(项目属性-> C / C ++构建->预处理器): (图片) -添加依赖项: o PIT模块/ PIT模块初始化; o更新LED,SW配置; o增加堆大小(gTotalHeapSize_c); o在wireless_uart.c应用程序中为NFC添加功能; (所有更改都可以在附件中看到); 考虑到随附的ZIP归档文件,我们可以轻松地将frdmkw36_w_uart_ncf3320_basic_discovery.zip文件拖放到MCUXpresso工作区: (图片) (图片) 4.5运行演示 -根据第4.1章创建硬件连接; -在FRDM-KW36板的相应COM端口上打开一个串行端子。 使用的BaudRate是115200 -在FRDM-KW36上按SW2键开始advertising广播 -打开移动应用程序- IOT toolbox - Wireless UART 。 FDRM-KW36板将列为NXP_WU: (图片 ) -创建蓝牙LE连接。串行日志将包含蓝牙LE操作的日志: (图片) -使用靠近NCF3320 Antenna v1.0板的NFC卡来启动发现演示。 -一旦检测到卡片,便会将事件发送到移动应用程序,其中包括卡的技术和UUID: https://www.youtube.com/watch?v=wCCz5zDIwHE&feature=youtu.be) https://community.nxp.com/t5/video/gallerypage/video-id/8707 附件: https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/wireless-connectivity%40tkb/200/1/ble_nfc_demo.zip  
記事全体を表示
1. 引言 众所周知,我们一般使用调试器下载程序或调试设备。 FRDMK64在板上具有OpenSDA调试接口,因此不需要额外的调试器。但是如果我们要设计一个没有调试器但可以下载程序的电路板,则可以使用引导加载程序(Bootloader)。引导加载程序是一个小程序,目的是通过UART,I2C,SPI等接口更新MCU的应用程序。 本文将描述一个基于FRDMK64F的简单SD卡引导程序,使用SD卡更新MCU的应用程序。用户可以将二进制文件放入卡中。卡插入目标板后,板子将自动更新应用程序。本设计提供了对应的引导加载程序和应用程序代码,以便您可以在自己的板上进行测试。 2. Bootloader的实现 SD卡的示意图如下所示。该板使用SDHC模块与SD卡通信。 图1. SD卡示意图 我们使用FRDM-K64F的2.6.0版本的SDK。您可以在我们的网站上下载该SDK。 链接是“mcuxpresso.nxp.com”。 引导加载程序使用SDHC和fafts文件系统,因此我们应该添加文件来支持它。 图2.支持文件 在主代码中,程序将等待直到插入卡。然后它将在SD卡中找到名为“ a000.bin”的文件以更新应用程序。如果文件不存在,则开发板将直接执行该应用程序。如果没有应用程序,程序将结束。 以下代码显示了程序如何等待插入sd卡,此外它还将检查该地址是否包含应用程序的地址。 图3.代码-等待插入卡 以下代码显示了程序如何打开二进制文件,如果sd卡没有该文件,则程序将跳转到该应用程序开始执行。 图4.打开二进制文件 如果程序正常打开文件,则更新将开始,它将从0xa000擦除200k的空间,您可以根据自己的实际代码工程大小进行调整。 现在我将详细说明更新的方法。我们的数据被写入称为“ rBUff”的缓冲区,缓冲区大小为4K,在向其中写入数据之前,需要先将其擦除。 请注意,在擦除和编程闪存之前应该先禁用所有中断,当操作完成后再重新使能中断。 文件大小将决定将数据写入闪存的方式。 1.如果大小小于4k,我们只需读取文件数据进行缓冲,然后判断文件大小是否与8个字节对齐。如果不是,我们增加“readSize”的大小以读取称为“rBuffer”的数据缓冲区中的更多数据,这些多读出来的数据内容为0。 2.如果大小> 4K,我们使用“ remainSize”来记录剩余的数据量。每次读取4k直到其大小小于4k,然后重复步骤1。一次完成操作后,我们应清除缓冲区并增加扇区编号以准备下一次发送。   图5:写Flash操作代码 清除空间的方法如图所示。它将初始化闪存并从给定地址擦除给定大小。 “ SectorNum”用于显示要擦除的扇区。 图6.擦除操作代码 下图显示了如何将数据写入闪存。 图7.程序操作代码 在转到应用程序之前,我们应该修改在引导加载程序中所做的配置。 关闭Systick时钟并清掉其计数; 将VTOR中断向量寄存器恢复为之前的默认值; 我们的引导程序以PEE模式运行。因此,我们应该将其更改为FEI模式; 禁用所有引脚。 运行这些代码时,应禁用全局中断,并且不要忘记重新使能全局中断。 图8. 反初始化代码 然后我们可以转到应用程序。 图9.转到应用程序 3. 内存重定位 FRDMK64具有1M闪存,从0x00000000到0x00100000。如图10所示,我们使用0xa000作为应用程序的起始地址。 图10:内存映射 现在,我将向您展示如何在不同的IDE中为用户应用程序修改链接文件。 在IAR中: 图11:IAR的ICF 在MDK中: 图12.MDK的SCF 在MCUXpresso中: 图13. MCUXpresso的闪存配置 4. 运行演示 1)首先下载引导程序; 2)准备一个用户应用程序。 我们以“led blinky”为例; 3)修改链接文件; 4)用您的IDE生成二进制文件,请将其命名为“a000.bin”; 5)将其放入SD卡中,如图5所示。 图14:SD卡的内容 6)插入卡,并打开电源。请稍等片刻,该应用程序将自动执行。 5. 参考资料 1) Kinetis MCU的bootloader解决方案 2) KEA128_can_bootloader
記事全体を表示
引言 FRDM-KW36包含带有32 kHz晶体振荡器的RTC模块。此模块为以极低功耗模式运行的MCU生成32 kHz时钟源。该振荡器包括一组用作CLOAD的可编程电容器。改变这些电容器的值可以改变振荡器提供的频率。 此可配置电容的范围为0 pF(禁用电容器组)至30 pF,步长为2 pF。 这些值是通过组合启用的电容器获得的。可用值为2 pF,4 pF,8 pF和16 pF。可以完成这四个数值的任意组合。如果可以使用外部电容器,建议禁用这些内部电容器(清除RTC控制寄存器SFR中的SC2P,SC4P,SCS8和SC16位)。 要调整振荡器提供的频率,必须首先能够测量该频率。使用频率计数器将是非常好的,因为它提供了比示波器更精确的测量。您还需要输出振荡器频率。要输出振荡器频率,以任意一个蓝牙演示应用程序为例,您应该执行以下操作: 调整频率示例 本示例将利用Connectivity Software Stack中的心率传感器演示(freertos版本),并假定开发人员具有从SDK到IDE导入或打开项目的知识。 1.从SDK中打开或克隆“心率传感器”项目。 2.在工作区的board文件夹中找到board.c和board.h文件。 3.如下图所示在board.h文件中声明一个void函数。该函数将RTC管脚复用设置为输出到PTB3并能够测量频率。 4. 如下所示在board.c文件中开发BOARD_EnableRtcClkOut函数。 5. 代码如下: 6. 在BOARD_BootClockRUN(board.c文件)之后立即在hardware_init函数中调用BOARD_EnableRtcClkOut函数。 7. 在工作区的board文件夹中找到clock_config.c文件。 8. 在文件顶部添加以下定义。 9. 在BOARD_BootClockRUN函数内部(也在clock_config.c文件中)搜索对函数的CLOCK_CONFIG_EnableRtcOsc调用,然后通过上述任意定义来编辑变量。 10. 最后,在项目源文件夹中的“ preinclude.h”文件中禁用低功耗选项和LED支持: 此时,您可以在PTB3中进行测量,并使用频率计数器进行频率调整。每次对电路板进行编程时,都需要执行POR以获得正确的测量。下表是从FRDM-KW36板版本B获得的,可用作调整频率的参考。 请注意,电容不仅由启用的内部电容组成,还包括封装,内部走线,芯片焊盘和PCB走线中的寄生电容。因此,尽管下面给出的参考测量值应接近实际值,但您还应该在电路板上进行测量,以确保频率是专门针对您的电路板和布局进行调整的。 Labels:KW   KW35 | 36 kinetis kw36a
記事全体を表示
LPC55S6x系列最初的硅芯片版本为0A并且该硅芯片已在Revision A1 LPCXpresso55S69评估板上使用。版本1B的硅片已用于版本A2的评估板上。两种版本的芯片都支持新的更加稳定的调试会话请求方式,而1B芯片就需要使用该方式。如果未使用正确版本的IDE和/或调试探驱动程序,调试操作将受到影响或不能工作。 当使用revsion A2 芯片的板子时,需要当前软件版本为: MCUXpresso IDE版本11.0.1或更高版本(建议使用11.1或更高版本) [注意:也可以使用IDE 11.0.1,但在使用A1版本时,此版本需要补丁程序。请参阅https://community.nxp.com/migration-blogpost/11165] 请注意,如果从使用A1版本开发切换到A2版本时(或切换到使用1B版本芯片的任何目标系统),则需要从一个新的工作区(workspace)开始。 IAR Embedded Workbench版本8.40.2或更高版本 Keil uVISION LPC55S6x设备软件包(DFP)12.0.1或更高版本 SEGGER J-Link 应使用J-link 6.54c或更高版本(从SEGGER网站下载),建议使用V6.64或更高版本。将J-link与非SEGGER IDE(MCUXpresso,IAR,Keil)一起使用时,请确保您的IDE配置指向最新的J-Link驱动程序。 如果使用MCUXpresso IDE 11.0.1,则需要将其下安装的J-link驱动程序更新为最新版本,以支持A1版本。更多信息,请参见在Windows上更新SEGGER J-LINK安装包的方法。   有关芯片修订和工具的更多信息,请参考了解LPC55S6x版本和工具。 另请注意,有关电路板版本,芯片的版本和相应工具有中文版本描述,如下所示: http://www.nxpic.org/module/forum/thread-618614-1-1.html http://www.nxpic.org/module/forum/thread-619338-1-1.html
記事全体を表示
这篇文章通过覆盖与GFSK (通用频移键控)通信并行的 低功耗蓝牙 多节点连接,提供了混 合应用程序( W ireless UART + GFSK Advertising )的示例。这是 SDK 的另一个示例,其中我 们定义了 混合应用程序,用于与 GFSK 通信并行进行蓝牙 LE 广告和扫描。 Products Product Category NXP Part Number URL MCU KW36/35/34 https://www.nxp.com/products/wireless/bluetooth-low-energy/kw36-35-34-arm-cortex-m0-pluskinetis-kw36-35-34-bluetooth-low-energy-32-bit-mcus-nxp:KW36-35 MCU KW39/38/37 https://www.nxp.com/products/wireless/bluetooth-low-energy/kw39-38-37-32-bit-bluetooth-5-0-long-range-mcus-with-can-fd-and-lin-bus-options-arm-cortex-m0-plus-core:KW39-38-37   Tools NXP Development Board URL FRDM-KW36 Freedom Development Kit https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards/frdm-kw36-freedom-development-kit-for-kinetis-kw36-35-34-mcus:FRDM-KW36 FRDM-KW38 Freedom Development Kit https://www.nxp.com/design/designs/freedom-development-kit-for-kw39-38-37-mcus:FRDM-KW38   SDK SDK Version URL MCUXpresso SDK Builder https://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome
記事全体を表示
Linux kernel is not real time OS, while some applications is time sensitive tasks running in Linux environment, this request to extend the real time feature in common Linux kernel, and RT_PREEMPT is one of the methods to enable Linux kernel with real time processing requirement. But RT_PREEMPT is not accepted by kernel, so it needs extra effort to porting this patch-set to i.MX8M family products. This patch-set is based on L4.14.78 for i.MX8M products, customer need to apply patches based on this release.
記事全体を表示
Most of the Ethernet PHY support multi-functions and provide much more flexible configure capability to fine tune timing or function enable by configure their registers. Ethernet PHY registers tool provide a simple way to read/write PHY registers by MDC/MDIO. This will help in development or issue debug. 
記事全体を表示
Overview With this application we create a proposal to automate the click and collect service in the wholesale warehouses, taking into account the operation as a large vending machine. Working as a vending machine, it has the characteristic of managing inventories, modules for secure connection to a server to receive orders and at the same time make re-stock orders, nfc reader modules to read wholesale customer cards. All this driven internally by a system of conveyor belts managed by motors. With current technologies we can present the evolution of wineries to Industry 4.0 powered by NXP.   We have a control by sections managed by a main controller, we have the following sections: Inventory reception: It consists of a reader of an NFC tag or a QR code to read the product and be able to move it to its corresponding storage section Inventory management: Connection to the cloud to be monitoring in real time to use algorithms handling orders, inputs and outputs Internal logistics: It consists of motor control by section for the mobility and arrangement of articles. It uses sensors for safety in mobility and accident prevention. Customer interface: NFC or QR code reader for package pickup reading indicator, touch screen to display data and customer confirmation. Block Diagram     Products MCU Link i.MX RT1060 i.MX RT1060 Crossover MCU with Arm® Cortex®-M7 Core   Wireless Link Wi-Fi 88W8801: 2.4 GHz Single-Band 1x1 Wi-Fi® 4 (802.11n) Solution NFC Reader PN7462: NFC Cortex®-M0 All-in-One Microcontroller with Optional Contact Interface for Access Control NFC Tag NTAG213F, NTAG216F: NFC Forum Type 2 Tag Compliant IC with 144/888 B User Memory and Field Detection   Secure Element Link EdgeLock™ SE051 EdgeLock™ SE051: Proven, Easy-to-Use IoT Security Solution with Support for Updatability and Custom Applets   Power Management Link PMIC PCA9420: PMIC for Low Power Applications AC-DC Controller TEA19161T: Resonant Power Supply Control IC   Sensors Link Accelerometer MMA8450Q: ±2g/±4g/±8g, Low g, Digital Accelerometer Temperature sensor PCT2075: I2C-Bus Fm+, 1 Degree C Accuracy, Digital Temperature Sensor And Thermal Watchdog   Motor Driver Link HB2001 HB2001: SPI Programmable 10 A H-Bridge Brushed DC Motor Driver   Demo Motor control: Download the software AN12214SW Unzip and install   Open MCUXpresso Import project   Look in the AN12214SW software installation folder   Click on finish Build project Open the freemaster folder in the software installation folder and open the pmsm_ref_sol   Change mode expert a basic   Click on app control and run   Extra links PN710 reader demo Getting Started with NXP Wi-Fi® modules using i.MX RT platform NXP Tech Session - Implementing Graphics in Real-time Industrial HMI Systems with NXP MCUs and Embedded Wizard
記事全体を表示
Overview Bluetooth® and WiFi are popular technologies in wireless headphones and speakers. These technologies require the smartphone to be paired with the audio devices to enable the connection, and NFC is a simple and reliable solution for this. Tap your phone to a Bluetooth speaker or headphone, and the two are securely paired automatically, without searching for a connection or typing a code. NFC is also an excellent choice for easy pairing wireless speakers together and creating a multispeakers audio system.   Block Diagram     Product Description PN7150  High performance NFC controller with integrated firmware for smart devices PN7120  NFC controller with integrated firmware and NCI interface for Home appliances   Documents NXP-NCI MCUXpresso example   Bluetooth & Wi-Fi pairing with NFC  
記事全体を表示
Overview   The RDS12VR is a solution engineered for window lift, power windows, and sun roof systems. Developed in partnership with Tongji University and based on the 16-bit S12 MagniV® S12VR mixed-signal microcontrollers, the RDS12VR offers control by multiple LIN salve nodes or LIN master node, through the easy-to-control Graphics User Interface (GUI). The RDS12VR reduces unnecessary external components, lowers the total bill of material (BoM), improves system quality, and saves space in automotive applications through a smaller PCB. The RDS12VR solution includes hardware for real door/window in-vehicle applications, as well as software including anti-pinch algorithms and low-level S12VR drivers for reducing time to market. Block Diagram   Products Product Features S12VR  16-bit S12 MagniV® S12VR mixed-signal microcontrollers, efficient and scalable relay driven DC motor control solution   Features Features   Window manual/automatic up/down, automatic up/down with stop function Anti-pinch in both manual/automatic mode, anti-pinch region and force can be adjusted Stuck detection out of anti-pinch region, motor overload protection Soft stop when window is close to the top/bottom Self learning, calibration by updating the window/motor parameters stored in EEPROM Use hall sensor as well as current sense to judge anti-pinch in algorithm Power   Fault diagnosis, indicating low voltage, over voltage/current/temperature etc. Low power mode (leveraging S12VR low power mode) to reduce power consumption GUI Easy-to-control GUI, set the parameters and get the status Window lift can be controlled either by multiple LIN salve nodes or LIN master node, through GUI Functional Safety Able to comply with relevant content in US Federal Motor Vehicle Safety FMVSS No. 118 standard Document DRM160, Window Lift and Relay Based DC Motor Control Reference Design Using the S12VR Microcontrollers     
記事全体を表示
该Demo运行在MIMXRT1062-EVK上。MIMXRT1062跨界处理器 运行FreeRTOS操作系统,系统同时创建 88W8801 wifi stack 任务和 LVGL v7.3 GUI库任务,能够在LCD屏幕上实现GUI输入输出。用户可以通过LCD触摸操作,对WiFi的SSID和密码进行输入,从而完成设备入网Provision的功能。 Product Category NXP Part Number URL MCU   WiFi SoC MIMXRT1060   88W8801 https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/i-mx-rt-crossover-... 88W8801: 2.4 GHz Single-Band 1x1 Wi-Fi 4® (802.11n) Solution | NXP Semiconductors   SDK SDK Version URL MCUXpresso SDK mcuxpresso.nxp.com   Demo Video
記事全体を表示
About this demo This demo was created to give you a headstart for a UART - based GPRS module. The goal was to build the project on top of FreeRTOS ensuring a good implementation for task management and adaptability for any other project based on AT commands using a UART module.  According to the documentation of the module, the SIM800L from SIMCOM is controlled via AT commands. The advantage of using these commands is that, by tweaking some of the tasks, the application can be used for any other AT command based module. In this demo I'm going to walk you through the key elements that were used and give you a functional project that has the addition of working on a FreeRTOS environment. This offers great reliability for a fully working application that won't hang for an untested reason. Exploring this project should give you a good idea of how semaphores are implemented for various tasks management depending on each priority. Project Scope The project is intended to work with a SIM800L connected to a Freedom Development Platform for Kinetis® K64 through UART. Due to the high current consumption during some functions, the SIM800 module requieres a >1200mAh battery or a >2A buck converter. This GPRS module is a low-cost item but requires a 2G SIM card to work properly. This might be complicated to obtain in some countries. The project was built using the MCUXpresso SDK's FreeRTOS UART example. Useful Links Link Description https://mcuxpresso.nxp.com/en/builder SDK Builder for the Kinetis K64 https://www.simcom.com/product/SIM800.html SIMCOM SIM800 site documentation https://www.freertos.org/xSemaphoreCreateBinary.html FreeRTOS   Required Items Link Description https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards/freedom-development-platform-for-kinetis-k64-k63-and-k24-mcus:FRDM-K64F NXP's FRDMK64 Board https://simcom.ee/modules/gsm-gprs/sim800/ SIMCOM SIM800 GPRS Module Buck converter   Power supply to deliver up to 4.3 V and 2 Amps   Cellular antenna     Hardware Diagram Due to the SIM800 module's high current consumption, powering it requires a buck converter that is capable of delivering a current larger than 2 Amps while the module is sending a message. This is when the module consumes the highest current.    SIM 800L  ===>    FRDM K64         VCC    ===>    3V9 Buck Converter           RX     ===>    TX (PTC17/J1-4)           TX     ===>    RX (PTC16/J1-2)        GND    ===>    GND   Step-by-Step Guide for testing the Demo Get the K64 SDK from https://mcuxpresso.nxp.com/en/select   Get the latest version of MCUXpresso using this link: https://www.nxp.com/design/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE Get the SIM800 AT commands documentation in this link: https://www.elecrow.com/wiki/images/2/20/SIM800_Series_AT_Command_Manual_V1.09.pdf Install the K64 SDK in MCUXpresso. Import the attached project in this document.  Attachments are found at the bottom of this document. Connect the K64 through the USB cable. Connect the SIM800L as indicated in the previous chapter: Diagram. Build and Debug the project using MCUXpresso. In the console, you should be able to see the flow of the Tasks that are being executed. Also, the commands that are being sent and received by the UART. Due to the TaskDelay from the send_task, the application will execute every 10,000 ticks. This depends entirely on the portTick_PERIOD_MS, in this case, which in this case is roughly every 25 seconds. Additional Demo Information These next steps are intended to guide the developer to an easier understanding of the modifications that were made from the base project. This additional information intends to give you a greater understanding of how the project was built and a further explanation of the different topics this application needs for its implementation. The usage of FreeRTOS wasn't mandatory, but the usage of an operative system gives the application an additional layer of reliability for safe deployment. In addition to the actual tasks, you could implement a new task for an OTA update for new drivers, a fully functional response parser, or any other addition depending on your project needs. The usage of a task-based project ensures flexibility of the project since many modifications will not require a complete rebuilding of the application. As mentioned before, the implementation of semaphores will provide reliable task management depending on the required function. The project started from the freertos_uart example and from there three additional tasks were built: a connect task, send task, and a check task. Here is a brief explanation of each task to provide a full understanding of the functionality.  uart_task() This task was only slightly modified. The UART was changed to the UART3 interface. The UART_RTOS_Send() and UART_RTOS_Receive() functions are in the loop because the semaphore implementation is doing the release of retainment of the different tasks based on their priority. Priority is very important for this project because based on its priority the application flow would be affected. uart_task() has the highest priority. This will ensure that every time a new command is required to be sent, the application will retain the actual task and release the uart task. At the end of this task, a new semaphore is called. This semaphore will call the check_task() whose functionality is to compare the received string to the expected one. check_task() This task is executed right after the buffer has received the number of bytes that were expected from the function parameters. The first step of this task is to eliminate the extra characters ´\n´ and ´\r´ that compose the SIM800 module answer message. Depending on the command sent, the task compares the response in order to look for an Error response or a positive one. This might be different than a simple OK, depending on the command. connect_task() This task is called when the SIM800 module is disconnected. This implementation is a simple string copy that use semaphores to call the task uart and then the check task compares the received string. After the module returns an IP address, the semaphore gives the order to call the send task to continue the application flow. send_task() This task has the least priority but is the first one created, it calls the sendRoutine() function which intends to gather the data to be sent. This connect task is triggered when a command that expects an IP address, returns an ERROR response. The command sent is AT+CIFSR plus the response comparison. The application flow enters to an if conditional that calls a semaphore for the connect_task() routine. Then, the frame to be sent through the TCP function of the SIM800 module is built. Due to the protocol chosen, the SIM800 module expects a response from the server, specifically a 200 HTTP code. Depending on your module, this is where the protocol modifications can be done. A point that is worth mentioning is that the module works in a 2G bandwidth. This can be a problem in some countries due to the SIM card version incompatibility between your area network and the module. If this is the case in your country, I strongly recommend looking for a 4G module like the SIM7080 or any other NB-IoT module. This might be more expensive but you are ensuring your project will work on top of the newest cellular bands.    
記事全体を表示
Overview   NXP has a proud heritage of supplying solutions for automotive and aerospace applications. Many of these solutions also apply to the rapidly evolving field of mobile robotics. Whether your system operates on the ground, under the sea or in the sky, NXP offers a complete portfolio of sensors, controllers and communications solutions. NXP® processing solutions for transportation systems communication scale from MCUs to multicore MPUs. The transponder is designed to provide high performance and great reliability. Its user-friendly interface enables an intuitive handling of complex features AIS class A delivers. This solution will cover a wide range of uses for vehicular, marine and flight applications. This solution is based on i.MX RT technology. Use Cases Solutions for connecting functional modules within a vehicle or transportation system and connecting them to external networks. Some applications for this could be: Service-Oriented gateways Transponders V2X Communication Ethernet Chassis Switch Block Diagram Products Category MCU Product URL 1 i.MX RT1050 Crossover MCU with Arm® Cortex®-M7 core  Product Description 1 The i.MX RT1050 is the industry's first crossover MCU and combines the high-performance and high level of integration on an applications processors with the ease of use and real-time functionality of a microcontroller. Product URL 2 K22_120: Kinetis® K22-120 MHz, Cost Effective, Full-Speed USB Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®-M4 Core  Product Description 2 Kinetis® K22 MCUs have been optimized for cost-sensitive applications requiring low power flexibility and processing efficiency.   Category Ethernet PHY Product URL TJA1101: 2nd generation Ethernet PHY Transceivers - IEEE 100BASE-T1 compliant  Product Description TJA1101 is a high-performance single port, IEEE 100BASE-T1 compliant Ethernet PHY Transceiver.
記事全体を表示
Overview   NXP is a one-stop partner for the different technologies needed to power major home appliances. They need a robust, reliable and attractive user interface, a powerful motor control optimized for efficiency and low noise as well as secure and accurate environment sensing. NXP portfolio counts with multiple processing solutions ranging from MCUs to multicore MPUs enabling motor control, system control and advanced HMI. This solution is based on a Kinetis Ke1xF-168 MHz MCU. This 5 V solution with the high-performance Cortex-M4 core running up to 168 MHz, integrates CAN 2.0B compliant FlexCAN and provides a highly reliable serial communication interface for industry applications. Block Diagram Products Category MCU Product URL KE1xF: Kinetis KE1xF-168MHz, Performance with CAN 5V Microcontrollers based on Arm® Cortex®-M4  Product Description Kinetis KE1xF MCUs are the high end series MCUs in Kinetis E family, providing robust 5V solution with the high performance Arm® Cortex®-M4 core running at up to 168 MHz.   Category Power Management Product URL 1 TEA19363LT: GreenChip SMPS Primary Side Control IC with QR/DCM Operation and Active x-Capacitor Discharge  Product Description 1 The TEA19363LT is a member of the GreenChip family of controller ICs for switched mode power supplies. Product URL 2 MC33813: One Cylinder Small Engine Control IC  Product Description 2 The NXP® MC33813 is an engine control analog power IC delivering a cost-optimized solution for managing one and one-cylinder engine.   Category Driver Product URL PCA9959: 24-Channel SPI Serial Bus 63 mA/5.5 V Constant Current LED Driver  Product Description The PCA9959 is a daisy-chain SPI-compatible 4-wire serial bus controlled by a 24-channel constant preset current LED driver optimized for dimming and blinking 63 mA Red/green/blue/amber (RGBA) LEDs.   Category Sensor Product URL PCT2075: I2C-Bus Fm+, 1 Degree C Accuracy, Digital Temperature Sensor And Thermal Watchdog  Product Description The PCT2075 is a temperature-to-digital converter featuring ±1 °C accuracy over ‑25 °C to +100 °C range.
記事全体を表示
Overview   NXP Home Appliances is dedicated to provide intelligent, reliable and appealing solutions to make everyday life a bit easier. Home appliances are part of our daily lives and have been evolving with us. Our wireless MCUs add HAN, WiFi and NFC and along our security devices ensure high-quality wireless connectivity. We have a wide range of precise sensors and complete solutions to simply add voice control to any home appliance. From gas cooktops to inductive and RF cooking; electric toothbrushes with low-energy consumption and battery charging; blenders with efficient, reliable and robust motor control, and all of them need to have sensing options and secure connectivity to offer a personalized and optimal experience. Block Diagram   Products Category MCU Product URL KE1xZ: up to 72MHz, 5V main stream CM0+ MCU with NXP Touch (TSI) and CAN control  Product Description KE1xZ MCUs are based on the Arm® Cortex®-M0+ core, running up to 72 MHz.   Category Power Management Product URL TEA19363LT: GreenChip SMPS Primary Side Control IC with QR/DCM Operation and Active x-Capacitor Discharge  Product Description The TEA19363LT is a member of the GreenChip family of controller ICs for switched mode power supplies.   Category Drivers Product URL 1 PCA9955BTW: 16-channel Fm+ I²C-bus 57 mA/20 V constant current LED driver  Product Description 1 The PCA9955B is an I2C-bus controlled 16-channel constant current LED driver optimized for dimming and blinking 57 mA Red/Green/Blue/Amber (RGBA) LEDs in amusement products. Product URL 2 PCF8579: LCD column driver for dot matrix graphic displays  Product Description 2 The PCF8579 is a low power CMOS LCD column driver, designed to drive dot matrix graphic displays at multiplex rates of 1:8, 1:16, 1:24 or 1:32. Product URL 3 NX5P2924CUK: Logic controlled high-side power switch  Product Description 3 The NX5P2924C is a high-side load switch which features a low ON resistance N-channel MOSFET with controlled slew rate that supports 2.5 A of continuous current.   Category RTC Product URL PCA85073A: Automotive tiny Real-Time Clock/Calendar with alarm function and I2C-bus  Product Description The PCA85073A is a CMOS1 Real-Time Clock (RTC) and calendar optimized for low power consumption. An offset register allows fine-tuning of the clock.  
記事全体を表示