Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
GHS 多路调试器 - 微控制器 POR 之后无法恢复 你好,我正在使用 GHS 多调试器和 Renasas E1 调试器。每当关闭微控制器电源并重新打开时,调试器窗口都会卡住。我需要恢复调试。请提供解决方案。是否可以在不重新刷新软件的情况下恢复会话? Re: GHS Multi debugger - Not resuming after Microcontroller POR 你好@danielmartynek, ,我使用的是 Renesas RH850 - RH850/C1M-A2 谢谢 Re: GHS Multi debugger - Not resuming after Microcontroller POR 嗨,@Lokesh_0109、 请注明 MCU 部件、 谢谢
View full article
SEMC Configuration for SDRAM Hi, I am using a custom NXP RT1176 board, and in the SEMC interface for SDRAM, the hardware only provides address lines A0–A11. With this configuration, we can access a maximum of 16MB of SDRAM. However, I would like to use 32MB, so I selected a 64MB SDRAM part (Alliance AS4C32M16SB) and left the A12 address line floating. My intention is to use the lower 32MB of the device. I have configured SEMC for 64MB, mapping the memory range from 0x80000000 to 0x80FFFFFF. In this region, I am observing 16-bit read/write failures at certain addresses. Interestingly, when I access memory from 0x81000000 to 0x81FFFFFF (the upper 32MB), it works correctly. I’ve attached the code I used for configuration. Can you please review it and let me know if any improvements are needed, or if this kind of setup (with A12 floating) is valid and supported by SEMC? Best regards, Pavanakumar A G Re: SEMC Configuration for SDRAM A12 should be held low on the SDRAM side(I suggest confirming this with the manufacturer).  BR, Omar Re: SEMC Configuration for SDRAM Thank you, @Omar_Anguiano, for your reply. On our board, A12 is floating on both the controller side and the SDRAM side. As you mentioned, A12 should be held at a known logic level. Could you please clarify: What logic level should we use for A12 in this case (HIGH or LOW)? Do we need to drive A12 to the same known level on both sides, or is it sufficient to set it only on the SDRAM side? Re: SEMC Configuration for SDRAM Avoid floating  Lines. Ideally, do not leave A12 floating; tie it to a known logic level so you can access the lower half.  BR, Omar
View full article
S32K39-37-36におけるCoolFlux DSPの対象アプリケーション NXPについて: 大金半導体 お問い合わせ: Heedong Lee デバイス: S32K39-37-36 こんにちは、チームの皆さん お客様と私の理解では、S32K39-37-36 は安全な EV 制御アプリケーション用に設計されています。 - モータ制御(3相または6相モーター、Si IGBT/SiC/GaNトランジスタ) - 電力変換(DCDC、OBC) - バッテリー・マネジメントシステム(BMS)制御 - 車載制御ユニット(VCU)またはドメイン制御 特に、CoolFlux DSP は、モーター リゾルバ アプリケーション (S32K39-36) 用の FIR フィルタリング機能を実装し、SDADC からの生データを後処理し、構成されたサンプリング レートに従って最終サンプルを提供するように構築されています。 ただし、お客様は、CoolFlux DSP が次のアプリケーションでどのような役割を果たすことができるかを知りたいと考えています。 - 電力変換(DCDC、OBC) - バッテリー・マネジメントシステム(BMS)制御 - 車載制御ユニット(VCU)またはドメイン制御 また、アプリケーションで SDADC が使用されていない場合、CoolFlux DSP は他にどのような操作を実行できますか? ご協力をよろしくお願いいたします。 良い1日を! よろしくお願いします、 レオナルド クールフラックス 優先度: 高 Re: Target applications of CoolFlux DSP in S32K39-37-36 「CF」はCoolFluxの略で、 ペトル Re: Target applications of CoolFlux DSP in S32K39-37-36 フィードバックありがとうございます。 頭字語「CFSDADC」の「CF」はどういう意味ですか? Re: Target applications of CoolFlux DSP in S32K39-37-36 こんにちは、 Threadで述べたように、CoolFlux DSPの主な(そして唯一の)CASEは、モータ制御アプリケーションです。開発フェーズでは、他のユース CASE のサポートは要求されませんでした。その他の/新しいユースCASEの場合は、FW がそのまま他のユースCASEをサポートできるかどうかを確認するために分析を実行する必要があります。あるいは、何らかの変更が必要になるか、異なる機能を備えた異なるバージョンの FW が必要になる可能性があります。 2番目の質問に関して。SDADC 入力ストリームの代わりに、CFSDADC FW は DMA-WRITE バッファとクロックしきい値スケジューリング モードで動作 CAN。ただし、現時点で RTD ドライバがこれをサポートしているかどうかはわかりません。 一般に、CFSDADC FW は入力データ (SDADC または DMA-WRITE バッファ) の次のプロセッシングをサポートします。アップサンプリング、FIR フィルタリング、デシメーション、調整 (ゲインまたはオフセット)、IIR フィルタリング。 よろしくお願いします。 イインドリッヒ。
View full article
LPC11UXX外部アクティブレベル割り込み 皆様、 #LPC11U35BFD# mcu を使用するときに、アクティブ レベル割り込みに関する問題が発生しました。コマンドを使用してEx-Interruptモードを制御し、トリガーします 同様の初期化コードでは、エッジ (上昇または下降) 割り込みとレベル割り込みは正常に機能しますが、アクティブ レベル (高または低) 割り込みは機能しません。 割り込みモード(立ち上がり、立ち下がり、高レベル、低レベル)をスイッチするコマンドを使用します。 NVIC_DisableIRQ ( FLEX_INT0_IRQn ); LPC_GPIO_PIN_INT -> ISEL |= ( 1UL << 0 ); //レベルセンシティブ LPC_GPIO_PIN_INT -> CIENR |= ( 1UL << 0 ); //レベル割り込みを閉じる //これら 2 つの構成は 1 つだけを実行します。 LPC_GPIO_PIN_INT -> IENF |= ( 1UL << 0 ); //高レベル割り込みを有効にする LPC_GPIO_PIN_INT -> IENF &= ~( 1UL << 0 ); //低レベル割り込みを有効にする   LPC_IOCON -> PIO0_2 |= 0x10 ; LPC_GPIO_PIN_INT -> RISE |= ( 1UL << 0 ); LPC_GPIO_PIN_INT ->フォール|= ( 1UL << 0 ); LPC_GPIO_PIN_INT -> IST |= ( 1UL << 0 ); NVIC_EnableIRQ ( FLEX_INT0_IRQn );   何かご提案がありましたら、ぜひ教えてください。 LPC11xx Re: LPC11UXX External active level interrupt こんにちは@Andy2022 3 つの API が CAN 見つかる LPCopen をダウンロードしてください。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/software-library/lpcopen-software-development-platform-lpc11xx:LPCOPEN-SOFTWARE-FOR-LPC11XX さらに、参考として GPIO 割り込みデモも用意されています。 よろしくお願いします。 BR アリス Re: LPC11UXX External active level interrupt こんにちは、アリス: 申し訳ありませんが、まだ 3 つの API を使用していません。Keil.LPC1100_DFP.1.4.1.packを使用したためコードをコンパイルするには Keil 環境 (Keil IDE なし) が必要だったSO、3 つの API を直接使用できませんでした。これらの API のソースコードを提供してもらえますか? また、ロジカルアナライザでレベルを観察しました。SO、ハイアクティブ割り込みが設定されているときはレベルが高くなると確信できました。 ありがとう。 BR、 アンディ Re: LPC11UXX External active level interrupt こんにちは@Andy2022 上記の3つのAPIを使ってみてはいかがでしょうか? また、ハイアクティブ割り込みが設定されている場合には入力信号がハイになっていることを確認してください。 BR アリス Re: LPC11UXX External active level interrupt こんにちは、Alice_Yangさん: ご返信ありがとうございます。 レベル割り込みは正常に動作します (High -> Low と Low -> High の両方が割り込みをトリガーします)。 ただし、高レベル割り込みまたは低レベル割り込みのみを設定しているため、対応する操作で割り込みをトリガーできません。 どうもありがとうございます。 BR、 アンディ2022 Re: LPC11UXX External active level interrupt こんにちは@Andy2022 ご質問ありがとうございます。 「レベル割り込みは正常に動作しますが、アクティブレベル(高または低)割り込みは動作しません。 」 ->> SO 申し訳ありませんが、レベル割り込みは機能しますか? それでも動作しない場合は、LPCopen の pinint デモを参照して、まずステータスをクリアし、次に割り込みを設定することをお勧めします。 /* チャネル割り込みをエッジセンシティブおよび立ち下がりエッジ割り込みとして設定します */ Chip_PININT_ClearIntStatus(LPC_PININT、PININTCH(GPIO_PININT_INDEX)); Chip_PININT_SetPinModeEdge(LPC_PININT、PININTCH(GPIO_PININT_INDEX)); Chip_PININT_EnableIntLow (LPC_PININT、PININTCH(GPIO_PININT_INDEX)); よろしくお願いします。   BR アリス
View full article
NXP OTA の例におけるキャッシュ不可能な領域 皆様へ ここで示されている OTA メカニズムの例を使用しようとしています。 https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples/tree/release/25.09.00-pvw1/_boards/evkbmimxrt1170/ota_examples/mcuboot_opensource リンカー スクリプトには次のセクションがあります。 /* Specify the memory areas */ MEMORY { m_flash_config (RX) : ORIGIN = 0x30000400, LENGTH = 0x00000C00 m_ivt (RX) : ORIGIN = 0x30001000, LENGTH = 0x00001000 m_interrupts (RX) : ORIGIN = 0x30002000, LENGTH = 0x00000400 m_text (RX) : ORIGIN = 0x30002400, LENGTH = TEXT_SIZE m_qacode (RX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00040000 m_data (RW) : ORIGIN = 0x20240000, LENGTH = 0x00040000 m_data2 (RW) : ORIGIN = 0x202C0000 + RPMSG_SHMEM_SIZE, LENGTH = 0x00080000 - RPMSG_SHMEM_SIZE rpmsg_sh_mem (RW) : ORIGIN = 0x202C0000, LENGTH = RPMSG_SHMEM_SIZE m_core1_image (RX) : ORIGIN = CORE1IMAGE_START, LENGTH = 0x00040000 } Then later there is: __NDATA_ROM = __ram_function_flash_start + (__ram_function_end__ - __ram_function_start__); .ncache.init : AT(__NDATA_ROM) { __noncachedata_start__ = .; /* create a global symbol at ncache data start */ *(NonCacheable.init) . = ALIGN(4); __noncachedata_init_end__ = .; /* create a global symbol at initialized ncache data end */ } > m_data2 . = __noncachedata_init_end__; .ncache : { *(NonCacheable) . = ALIGN(4); __noncachedata_end__ = .; /* define a global symbol at ncache data end */ } > m_data2 これは、OCRAM2 の残りの部分 (202C_0000 から 2033_FFFF - 512KB) として追加のキャッシュ不可能なセクションを定義します。 ただし、Board_ConfigMPU は次のことを行います。 https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples/blob/release/25.09.00-pvw1/_boards/evkbmimxrt1170/board.c #if defined(CACHE_MODE_WRITE_THROUGH) && CACHE_MODE_WRITE_THROUGH /* Region 6 setting: Memory with Normal type, not shareable, write through */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(6, 0x20200000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 0, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_1MB); /* Region 7 setting: Memory with Normal type, not shareable, write trough */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(7, 0x20300000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 0, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_512KB); #else /* Region 6 setting: Memory with Normal type, not shareable, outer/inner write back */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(6, 0x20200000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_1MB); /* Region 7 setting: Memory with Normal type, not shareable, outer/inner write back */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(7, 0x20300000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_512KB); #endif この RAM セクターをキャッシュ可能としてマークします。 サンプル コードが実際に m_data2 のリマインダーをキャッシュ不可としてマークしているかどうか教えていただけますか? または、言い換えると、これをどのように実現できるか誰か教えていただけますか。私たちのアプリケーションでは、この RAM セクションの残りをキャッシュ不可として使用したいと考えています。 ご支援ありがとうございます Re: Non-Cachable region in NXP OTA example こんにちは@jslota13245さん、 NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。 OCRAM はキャッシュ可能な領域です。アプリケーションシナリオについては、このガイドを参照してください: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Using-NonCached-Memory-on-i-MXRT/ta-p/1183369 よろしくお願いします、 ギャビン
View full article
RW612 FlexSPI PORTB1 access I am using the RW612 chipset in external XIP mode, the code is running from the FlexSPI PortA1 and I am connecting a PSRAM (APS6404L) to the FlexSPI PortB1, I am using the SDK (25.06 Version) provided configuration to access the Port B1. When trying to read the PSRAM ID, I am not seeing any signal activities on the PortB1 (CLCK/CS). I removed the SPARM to be sure that these signals are not held by a defective part. is this related to the fact that the APS6404 doesn't use the DQS signal?  How I can configure the PortB1 to not use the DQS? knowing that  FLEXSPI_Init function can't be called after the FlexSPI is initialized for PortA1 access. Thanks for your help and time. Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access Hello Roman, Thank you for your help, the issue was related to trying to configure the FlexSPI clock while the bus is running, I commented out the following lines: CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Flexspi); BOARD_SetFlexspiClock(FLEXSPI, 5U, 3U); The FlexSPI Port B1 is running now, and I can use the AHB Cache to Write/Read from the PSRAM. Thanks for the help, much appreciated. Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access Hello @khalidL. Did you define the PSRAM memory section in the MCU settings as shown in the image below? Please make sure to follow the steps provided in the Application Code Hub post of the project and let me know if the problem persists. Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access Hello Roman, Thank you for your help and time, in the process of integrating the above example in my project I ran into the following issue, when I call the function "__RAMFUNC(SRAM) status_t BOARD_InitPsRam(void)" from my main the code crashes silently. Is there any other changes I need to do to my project to integrate the example other than changing the linker files (main_data.ldt, main_txt.ldt and noinit_noload_section.ldt) and copying the board.c file? I am thinking that the code crashes because the BOARD_InitPsRam wasn't correctly copyed to the RAM. Thanks again for your time and help.  Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access The example works on my board, thank you very much for the help. Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access Hello @khalidL , hope you're doing well. There is an example in Application Code Hub regarding XIP from external NOR flash, please help me by testing the sample from the link shared and let me know if it fits into your project requirements. In order to import the project to MCUXpresso IDE, click on "Import from Application Code Hub" option. (Note that SDK version 2.16.00 is required for this sample) Once in the Application Code Hub window search for the sample's name (XIP from external NOR flash and configuring external pSRAM using multiport FlexSPI module), select it and click on "Github link" and wait until the "Next >" button can be used. Once clicked on the "Next >" button, follow the steps to import the project from the git repository. Finally, when the project is available in your workspace you should be able to flash and test it on your setup. Let me know if this helps.
View full article
有关 MCF5253 和 USBDM-JMXX-CF 的帮助 大家好 我是嵌入式系统的新手,如果能就我在 MCF5253 中遇到的启动循环问题提供任何帮助或建议,我将不胜感激 系统详细信息: MCF5253 同步动态随机存取存储器(SDRAM):MT48LC4M16A2 闪存:M25P32 为了排除启动环路故障,我购买了一个 USBDM-JMXX-CF 接口,通过 BDM 连接到 MCF5253。我的目标是找出系统在启动过程中停滞的原因。 工具& 版本: - USBDM-JMXX-CF(软件版本 4.12) - USBDM_4_12_1_340_Win.msi - CodeWarrior 10.7 BDM 连接引脚: -BKPT -DSCLK -DSI -DSO RSTIO ->至 MCF5253 的 rst 引脚 -PST0-4 -GND -VDD_BDM 当我尝试连接 CodeWarrior 10.7 时,连接失败并出现以下错误: :启动 MCF5253_Console_RAM_USBDM 时出错 ColdFire GDI 协议适配器:无法连接。未知或不支持的设备。 我还使用独立组网 (SA) USBDM 应用程序测试了通信。下面是内存转储尝试的输出结果: usbdm 内存转储 : 创建空闪存映像... 接口选项:CFVx, , speed = 250 使用内存空间 = 读取内存块[0x20000000, 0x20000010, 1]... 完成 如果您有任何见解或建议,特别是关于以下几点的见解或建议,我将不胜感激: 1。有人使用 USBDM-JMXX-CF 成功连接到 MCF5253 吗? 2。CodeWarrior 10.7 是否与此设置兼容,还是存在已知问题? 3.启用 BDM 通信是否需要特定的配置步骤? 4。关于在 ColdFire 处理器上调试启动循环有什么一般建议吗? 提前感谢您的帮助和支持! Re: Help with MCF5253 and USBDM-JMXX-CF 非常感谢您! 顺祝商祺! Re: Help with MCF5253 and USBDM-JMXX-CF 你好 抱歉,回复晚了。 用于 MCU 的 CodeWarrior(Eclipse IDE)支持 OSBDM 调试器工具。 有关 OSBDM 的文件有两份,详情请参考以下链接: AN4331:启用 OSBDM 动态链接库 OSBDM-JM60 用户指南 您还可以在 P&E 网站上找到 OSBDM 的基本信息: https://www.pemicro.com/osbdm/osbdm_description.cfm 同时,P&E 已停止对 OSBDM 的支持。 我们建议使用 P& E Multilink 调试探头 。 感谢您的关注。 顺祝商祺! Mike
View full article
S32K312 I2Cスレーブのフラッシュ操作中の障害(RTD 5.0.0) NXPの専門家の皆さん、こんにちは。 私のプロジェクトでは、S32K312 を I2C スレーブとして使用し、I2C マスター (FT4222) に接続します。 このプロジェクトでは、Mem43_Infls (Flash W/R) と I2c スレーブのみが使用され、マスターからの I2C メッセージの一部がフラッシュ消去と書き込みのサブプロセスをトリガーします。 私のテストでは、マスターからメッセージを受信した後、I2C スレーブがローを維持する可能性が高いことがわかりました。I2C スレーブを再初期化することによってのみ CAN 回復できます。 下の画像は LA 測定です。波形は正常です。SO、おそらく回路の問題ではないと思います。 私は2つの実験を行いました。ここにいくつかの手がかりがあります 実験1. `SchM_Mem_43_INFLS.c` 内のすべての ` OsIf_SuspendAllInterrupts` と ` OsIf_ResumeAllInterrupts` をコメントアウトしました。 故障率は劇的に減少し、I2C スレーブの誤動作を引き起こす可能性は約 1/500 になりました。さらに、フラッシュは割り込み停止なしでも正常に動作CANことがわかりました。 実験2Flash API をスタブ化し、フラッシュ ドライバを操作するのではなく、常に E_OK を返すようにしました。 この方法では、I2C スレーブが故障することはありません (もちろん Flash には機能がありません)。 SO私の質問は、この I2C スレーブ障害の問題を解決するために使用すべき設定や調整はありますか?また、割り込み保護なしでフラッシュを安全にCAN操作できますか? コードの一部と LA レコードは添付ファイルにあります。I2Cスレーブに関するコードをアップロードすることはできません。 ハードウェアのセットアップ: S32K312EVB-Q172 FT4222(I2Cマスター)、ボーレート:900KHZ-1000KHZ ソフトウェアのセットアップ: リリース: 5.0.0HF01 S32V用S32 SDK Re: S32K312 I2C Slave Failure During Flash Operation(RTD 5.0.0) こんにちは@acnhyxgxl1さん、 RTD のインストール ディレクトリにある RTD_MEM_43_INFLS_UM.pdf を参照してください。 SYNC モードでは、ドライバはフラッシュ操作が完了するまで I2Cバス をブロックします。 BR、ダニエル Re: S32K312 I2C Slave Failure During Flash Operation(RTD 5.0.0) 元の設定では非同期モードを使用していましたが、同期モードでもタスクを実行 CAN。 Mem43_Infls で同期 / 非同期モードの両方を試しましたが、非同期モードのみがフラッシュにデータを正しく書き込むCANようです。 同期モードでは、`Mem_43_INFLS_Write` は `E_OK` を返しますが、フラッシュの内容は変更されませんでした (S32DS メモリ インターフェース経由で監視)。 同期モードでもこの I2C の問題を解決できませんでした。I2C コマンドがフラッシュ消去をトリガーするたびに、I2C スレーブは低く保持されます。 添付ファイルは、私の mex ファイルとフラッシュ HAL ソース コードです。たぶん、あなたは私に何か手がかりを与えてCAN。 Re: S32K312 I2C Slave Failure During Flash Operation(RTD 5.0.0) こんにちは@acnhyxgxl1さん、 この関数は、AsyncMode == FALSE の場合にのみ呼び出されるようです。 INFLS ドライバをどのように構成しましたか? よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: S32K312 I2C Slave Failure During Flash Operation(RTD 5.0.0) フラッシュが ` Mem_43_INFLS_IPW_Erase` で ` C40_Ip_AccessCode ( Mem_43_INFLS_pConfigPtr -> MemAcCallBackPtr );` をプロセッシングしているときに、I2C スレーブが読み取りフレームを待機すると、I2C スレーブ障害が発生することがわかりました。 この問題を解決するための対策はありますか?
View full article
问答:在 mx6Q PLL 设置中使用奇数 DIV_SELECT 值是否存在问题? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 问:使用奇数 DIV_SELECT 值是否存在问题? 在 uboot 中设置 CPU 时钟(也可能设置其他时钟)时,代码将仅对 DIV_SELECT 字段使用偶数值。 参考手册或勘误表中没有任何内容表明该字段只能使用偶数值。 有 2 个 SR 的答案相互矛盾,我们正在尝试确定可以使用哪个。 尝试实现的 CPU 频率设置是 996MHz。 对于 24MHz 源,您需要 24MHz x 41.5 = 996MHz。 由于 DIV_SELECT 是 x2,因此需要值 83。 一个: 下面是ARM PLL的DIV_SELECT描述,由于Fin是24MHz,所以不存在DVI_SELECT的奇怪问题,因为24/2=12MHz。比如996M,这个值就是83,就可以了。“该字段控制 pll 环路分频器。分频器值的有效范围:54-108。Fout = Fin * div_select/2.0。 本文档由以下讨论生成: mx6Q PLL 设置 i.MX6 四核
View full article
缺少 Python 模块 VS Code 的 MCUXpresso 扩展使用了一些 Python 模块,而在为 Zephyr 开发时则使用了数十个模块。MCUXpresso 安装程序将安装这些工具所需的依赖模块。但是,如果在运行安装程序或构建 Zephyr 应用程序时出现错误,则可能的原因是缺少 Python 模块。未安装模块的一个潜在原因可能是安装了多个 Python 版本的问题。这些 Python 模块也可以使用 CLI 手动安装。 MCUXpresso 安装程序将检查是否已安装 Python 版本,并在需要时安装 Python。然后它创建一个由 VS Code 使用的 Python 虚拟环境,并尝试将 pip 安装到该虚拟环境 (VE) 中。如果 pip 缺失或安装失败,您可以使用此命令手动安装。首先激活VE ,然后使用VE的路径命令。如果需要,请以管理员权限打开命令窗口。此命令使用 Windows 中的默认 VE 路径安装 pip: C:\Users\ \.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m Ensurepip --upgrade 需要的另一个 Python 模块是 West。如果缺少 West,这通常会导致在导入存储库时出现错误,从而运行“west init”命令。您还可以使用 CLI 来验证特定 Python 版本中是否安装了 Python 模块。此命令检查 West 是否已安装,如果已安装则报告版本: C:\Users\ \.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m west --version 与上面安装pip的步骤类似,你可以手动安装west: C:\Users\ \.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m pip install west --upgrade 使用 Zephyr 进行开发时,需要数十个 Python 模块。其中一些模块在构建 Zephyr 应用程序时会用到。Zephyr 仓库提供了这个 requirements.txt 文件 ,其中列出了 pip 要安装的模块。 如果 VS Code 无法构建应用程序并提示缺少 Python 模块的错误,您可以使用上述步骤手动安装单个 Python 模块。但是,如果缺少一个模块,则很可能还会有更多模块缺失。您可以使用此 pip 命令安装所有必需的模块。此操作在导入/克隆 Zephyr 仓库后完成,并且需要本地 Zephyr 仓库的路径。以下命令使用在 Windows 中导入时的默认仓库路径: C:\Users\ \.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r C:\Users\ \zephyrproject\zephyr\scripts\requirements.txt
View full article
i.MX51 EVK Changing Env Changing the storage for U-boot environment variables   U-Boot on Freescale BSP has a compiling option that allows you to choose the storage for environment variables.   1 - Extract the u-boot source using LTIB: ./ltib -m prep -p u-boot   2 - The source will be extracted to /rpm/BUILD/u-boot-2009.08   3 - On u-Boot source locate the i.MXEVK config file, /rpm/BUILD/u-boot-2009.08/include/configs/mx51_bbg.h   4 - To change the storage of variables environment to SD card, on this file, comment out CONFIG_FSL_ENV_IN_SF and define CONFIG_FSL_ENV_IN_MMC:   //#define CONFIG_FSL_ENV_IN_SF   #define CONFIG_FSL_ENV_IN_MMC 5 - Adjust CONFIG_ENV_SECT_SIZE and CONFIG_ENV_OFFSET accordingly. Recall that sd card read block size is 512B.   For example:   #define CONFIG_ENV_SECT_SIZE (256 * 512)   #define CONFIG_ENV_SIZE CONFIG_ENV_SECT_SIZE   #if defined(CONFIG_FSL_ENV_IN_MMC)   #define CONFIG_ENV_IS_IN_MMC 1 #define CONFIG_ENV_OFFSET (1023 * 512)   6 - Save the file.   7 - Recompile u-boot: ./ltib -m scbuild -p u-boot   8 - Your new compiled u-boot image will be saved at: /rpm/BUILD/u-boot-2009.08/u-boot.bin i.MX51
View full article
Green Hills:安全集成驾驶舱的安全虚拟机管理程序 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在过去的 10 年里,Green Hills 观察到汽车制造商和一级客户从传统的动力系统、安全气囊和制动 ECU 领域扩展到图形丰富的仪表板、开源操作系统和安全的联网汽车。一项主要要求是 ECU 整合,同时保持 ASIL 安全性完好无损。这要求运行时架构能够在同一单核上(或跨 SMP 的多个核上)安全可靠地运行客户操作系统 Linux 或 Android,同时运行仪表盘、网关、V2X 和 ADAS 等安全或安全关键型应用程序。在这里,我们将仔细研究客户的痛点和目标,并总结各种行业解决方案,包括 INTEGRITY Multivisor 安全管理程序。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在过去的 10 年里,Green Hills 观察到汽车制造商和一级客户从传统的动力系统、安全气囊和制动 ECU 领域扩展到图形丰富的仪表板、开源操作系统和安全的联网汽车。一项主要要求是 ECU 整合,同时保持 ASIL 安全性完好无损。这要求运行时架构能够在同一单核上(或跨 SMP 的多个核上)安全可靠地运行客户操作系统 Linux 或 Android,同时运行仪表盘、网关、V2X 和 ADAS 等安全或安全关键型应用程序。在这里,我们将仔细研究客户的痛点和目标,并总结各种行业解决方案,包括 INTEGRITY Multivisor 安全管理程序。
View full article
示例 MPC5674F eQADC_PMC_chnl_conv+calib CW210 ******************************************************************************** * 详细说明: * 初始化 eQADC 模块,执行校准并循环转换 PMC * 由宏 CHOOSEN_PMC_ADC_CHNL 指定的内部通道, * CHOOSEN_PMC_ADC_SCALE 和 CHOOSEN_PMC_ADC_COMMAND 用于检查特定电压 * 级别,并将其显示到终端窗口中。 * 除通过 eSCI 的终端外,无需任何外部连接。 * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:XPC567XKIT516 - MPC5674ADAT516 Rev.C、MPC567XEVBFXMB Rev.B * 微控制器: PPC5674FMVYA264 * 终端:19200-8-无奇偶校验-1 停止位-eSCI_A 上无流量控制 * 系统频率:264/200/150/60 MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * 目标:internal_FLASH,RAM * 终端:19200-8-无奇偶校验-1停止位-无流量控制 * EVB连接:默认 ******************************************************************************** ******************************************************************************** * 详细说明: * 初始化 eQADC 模块,执行校准并循环转换 PMC * 由宏 CHOOSEN_PMC_ADC_CHNL 指定的内部通道, * CHOOSEN_PMC_ADC_SCALE 和 CHOOSEN_PMC_ADC_COMMAND 用于检查特定电压 * 级别,并将其显示到终端窗口中。 * 除通过 eSCI 的终端外,无需任何外部连接。 * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:XPC567XKIT516 - MPC5674ADAT516 Rev.C、MPC567XEVBFXMB Rev.B * 微控制器: PPC5674FMVYA264 * 终端:19200-8-无奇偶校验-1 停止位-eSCI_A 上无流量控制 * 系统频率:264/200/150/60 MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * 目标:internal_FLASH,RAM * 终端:19200-8-无奇偶校验-1停止位-无流量控制 * EVB连接:默认 ********************************************************************************
View full article
TuxTeam_Milestone_1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在电影中,我们展示了我们将必要的连接连接到耳机内部电路板的“T”针(红线)和地线,这需要与 UDOO 电路板的地线(黑线)共用。这些线分别连接到 UDOO 板的 0(RX)引脚和 GND 引脚。在软件方面,我们使用了 Brain 库,它从串行接口接收数据包并对其进行解释,以 CSV 格式提供值,以便我们在下一步进行处理。为了接收来自耳机的数据,开发板的 M4 核心运行 Arduino 代码并使用 Serial0 对象(UART 5)获取原始数据,然后由 Brain 库进行处理。然后,使用提供的共享内存将结果字符串发送到 A9 核心。正如我们在视频中看到的,此步骤使用了 Serial 对象。接收到的字符串包含以下形式的值: 信号强度、注意力、冥想、δ、θ、低α、高α、低β、高β、低伽马、高伽马 我们将在接下来的里程碑中使用它们。 (在 “我的视频” 中查看) 2017 年 Linux 嵌入式挑战赛 回复:TuxTeam_Milestone_1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 抱歉,视频未旋转...我不知道为什么会发生这种情况,我们旋转了它,但上传后,我发现它仍然在这个位置,我对此无法解释:smileysad: 编辑:我编辑了视频并再次上传,希望这次能够成功。
View full article
MHW-N1917 无线充电让您摆脱电线束缚! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如果您的智能手机、平板电脑或数字智能手表的电池可能会没电,或者您的床头柜或办公桌上的充电线可能缠绕不住您,那么无线充电器的简便性将使您的梦想成真!但无线充电器需要很多技术,而且并不是都一样。NXP 的发射器和接收器组件系列为 Qi 和 Rezence 标准提供解决方案。我们对这两者进行了研究,并提供了一些实用的硬件解决方案来切断这种联系。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如果您的智能手机、平板电脑或数字智能手表的电池可能会没电,或者您的床头柜或办公桌上的充电线可能缠绕不住您,那么无线充电器的简便性将使您的梦想成真!但无线充电器需要很多技术,而且并不是都一样。NXP 的发射器和接收器组件系列为 Qi 和 Rezence 标准提供解决方案。我们对这两者进行了研究,并提供了一些实用的硬件解决方案来切断这种联系。 观看视频演示 安全移动 | 医疗保健和可穿戴设备
View full article
DES-N1740 i.MX 8 と Vulkan API - 高性能グラフィックス実装の未来 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Khronos の新しい Vulkan API について詳しく説明します。OpenGL ES からプログラミング パラダイムがどのように変化したか、Vulkan API の使用方法とその大きなパフォーマンスの利点、i.MX 8 シリーズ GPU の可能性を最大限に引き出す方法を学びます。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Khronos の新しい Vulkan API について詳しく説明します。OpenGL ES からプログラミング パラダイムがどのように変化したか、Vulkan API の使用方法とその大きなパフォーマンスの利点、i.MX 8 シリーズ GPU の可能性を最大限に引き出す方法を学びます。 ビデオプレゼンテーションを見る デザイン |ソフトウェア&サービス
View full article
USBウェイクアップを備えた低電力モード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetisファミリには、豊富な低消費電力モードがあります。お客様は、低電力モードからウェイクアップする別の方法を理解するのに混乱する可能性があります。 1) VLPR では、VLPW: NVIC は割り込みの影響を受け続けるため、割り込みはすべて処理されます。 2)停止、VLPSでは、デバイスは USB ウェイクアップ割り込みによってのみウェイクアップできます。 3)LLSでは、VLLSx:デバイスはどの USB ソースから もウェイクアップ できません。 4) LLWUは ウェイク アップに使用されるため、お客様は利用可能なLLWU ウェイク アップソースのいずれかから ウェイク アップできます。 USBモジュールに関しては 、 USB 再開イベントには2つの異なる割り込みがあります。1つは、 USB ライン の状態の変化によって トリガーされる低電力モードから ウェイクアップ できるようにするための非同期です。もう 1 つは同期しており、K 状態 (フル スピードの場合は D+ = 0、D- = 1) を検出してから 2.5 us 後にのみトリガーされます。アプリケーションは、必要なときにいつでも低電力モードに移行する責任があり、この目的のために 、USB スタックによって報告されたデバイスの状態を確認する必要があります。バス で サスペンド状態が検出されると、SLEEP割り込みがトリガーされ、スタックの状態がサスペンドに変わります。その後、アプリケーションは低電力モードに移行します。この SLEEP 割り込みが発生すると、非同期 ウェイク 割り込みが有効になり、トリガーされると無効になります (これは、モジュールが割り込みをクリアするために必要です)。通常の状態では、同期再開割り込みまたはリセット割り込みが後でトリガーされ、スタックの状態が中断以外に遷移します。その後、アプリケーションは通信が再びアクティブになったことを認識し、再び低電力モードに入るのを回避できます。
View full article
FlexIOによるLEDパネル制御 [1] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプロジェクトの目的は、Kinetis K82マイクロコントローラに搭載されているFlexIOペリフェラルを使用してRGB LEDパネルを制御することです。 FlexIOペリフェラルは、GPIOビットバンギングやPWM + DMAを使用した他の制御方法と比較して、LEDの色と輝度情報を更新する過程で CPUをアンロード するという大きな利点を提供します。私は別の方法を使用します。 パネルは、WS2812BコントローラーとLEDストライプを使用します。また、アプリケーションを開発するためのシミュレーションプラットフォームも用意します。 ハードウェア: 30 x16 LED WS2812Bパネル マルチプレクサボード FRDM-K82の Uctronics QVGAディスプレイ ソフトウェア: IAR Workbench 7.50.1 (英語) SDK 1.3 for the Kinetis K82 FreeRTOS eGUIグラフィックライブラリ LEDパネルが機能している状態でビデオを見ることができます。 ビデオリンク : 4707 パート1:LEDパネルの構築 パート2:FlexIOを使用したLED制御方法 パート3:LEDパネルエミュレーション用ソフトウェア パート4:パネル制御用ソフトウェア モバイル Re:FlexIOによるLEDパネル制御[1] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 親愛なるグレイ、 ページが更新されましたので、ぜひご覧ください。 Re:FlexIOによるLEDパネル制御[1] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 親愛なるグレイ、 私たちは、ここで共有できるようにソフトウェアの更新に取り組んできましたが、現時点では、適切なライセンスを追加するまで、ソフトウェア以外のバージョンのみを共有することができます。更新されたソフトウェアが手に入り次第、オンラインにします。 参考までに、ここでも同様のプロジェクトがありますが、FlexIO:Kinetis K20によって駆動されるLEDビデオパネルは使用していません Re:FlexIOによるLEDパネル制御[1] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは。このプロジェクトに感謝します。さまざまなドキュメントにアクセスできないようです。私は得ています: 不正 この場所またはコンテンツへのアクセスが制限されています
View full article
DSC のクイック スタート 2.6 と CodeWarrior 10.6.4 の統合 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> DSC56800E/EX Quick Startは、組込みアプリケーション開発のためのソフトウェア環境です。これは、グラフィカル構成ツール (GCT) と、ペリフェラル モジュールにアクセスするための統合アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) スタイルに基づいています。 添付のドキュメントでは、このツールを Eclipse CodeWarrior for MCU と統合する方法と、Quick Start Stationery から新しいプロジェクトを開始する方法を示します。 全般 Re:DSCのクイックスタート2.6をCodeWarrior 10.6.4と統合する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> DSC用クイックスタート2.5はCodeWarrior 10.6.4と統合できますか?はいの場合、どのように?
View full article
DES-N1842 - QorIQ 处理器和 QorIQ LS 系列上的 ONL 和 ONIE <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 白盒开关是网络交换机,与其需要的运行软件独立销售。 开放式网络Linux(ONL)是在这些交换机上运行的“网络操作系统”的基础。 开放式网络安装环境(ONIE)用于创建在交换机上安装网络操作系统的软件。 本演示重点介绍了恩智浦在QorIQ P2041和QorIQ T2080平台以及LS2085的路线图上介入ONL/ ONIE。 本次会议将恩智浦方法扩展至ONL/ONIE和白盒市场。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 白盒开关是网络交换机,与其需要的运行软件独立销售。 开放式网络Linux(ONL)是在这些交换机上运行的“网络操作系统”的基础。 开放式网络安装环境(ONIE)用于创建在交换机上安装网络操作系统的软件。 本演示重点介绍了恩智浦在QorIQ P2041和QorIQ T2080平台以及LS2085的路线图上介入ONL/ ONIE。 本次会议将恩智浦方法扩展至ONL/ONIE和白盒市场。 观看视频演示 设计 | 软件与服务
View full article