2145665_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2145665_zh-CN

2145665_zh-CN

有关 MCF5253 和 USBDM-JMXX-CF 的帮助

大家好

我是嵌入式系统的新手,如果能就我在 MCF5253 中遇到的启动循环问题提供任何帮助或建议,我将不胜感激

系统详细信息:

MCF5253

同步动态随机存取存储器(SDRAM):MT48LC4M16A2

闪存:M25P32

为了排除启动环路故障,我购买了一个 USBDM-JMXX-CF 接口,通过 BDM 连接到 MCF5253。我的目标是找出系统在启动过程中停滞的原因。

工具& 版本:
- USBDM-JMXX-CF(软件版本 4.12)
- USBDM_4_12_1_340_Win.msi
- CodeWarrior 10.7

BDM 连接引脚:

-BKPT

-DSCLK

-DSI

-DSO

RSTIO ->至 MCF5253 的 rst 引脚

-PST0-4

-GND

-VDD_BDM

当我尝试连接 CodeWarrior 10.7 时,连接失败并出现以下错误:

:启动 MCF5253_Console_RAM_USBDM 时出错
ColdFire GDI 协议适配器:无法连接。未知或不支持的设备。

我还使用独立组网 (SA) USBDM 应用程序测试了通信。下面是内存转储尝试的输出结果:

usbdm 内存转储 :

创建空闪存映像...
接口选项:CFVx, , speed = 250
使用内存空间 =
读取内存块[0x20000000, 0x20000010, 1]...
完成

如果您有任何见解或建议,特别是关于以下几点的见解或建议,我将不胜感激:

1。有人使用 USBDM-JMXX-CF 成功连接到 MCF5253 吗?
2。CodeWarrior 10.7 是否与此设置兼容,还是存在已知问题?
3.启用 BDM 通信是否需要特定的配置步骤?
4。关于在 ColdFire 处理器上调试启动循环有什么一般建议吗?

提前感谢您的帮助和支持!

Re: Help with MCF5253 and USBDM-JMXX-CF

非常感谢您!

顺祝商祺!

Re: Help with MCF5253 and USBDM-JMXX-CF

你好

抱歉,回复晚了。

用于 MCU 的 CodeWarrior(Eclipse IDE)支持 OSBDM 调试器工具。

Hui_Ma_0-1754442232113.png

有关 OSBDM 的文件有两份,详情请参考以下链接:

AN4331:启用 OSBDM 动态链接库

OSBDM-JM60 用户指南

您还可以在 P&E 网站上找到 OSBDM 的基本信息:

https://www.pemicro.com/osbdm/osbdm_description.cfm

同时,P&E 已停止对 OSBDM 的支持。

我们建议使用 P& E Multilink 调试探头 。

感谢您的关注。


顺祝商祺!

Mike



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 03:45 PM
更新者: