在电影中,我们展示了我们将必要的连接连接到耳机内部电路板的“T”针(红线)和地线,这需要与 UDOO 电路板的地线(黑线)共用。这些线分别连接到 UDOO 板的 0(RX)引脚和 GND 引脚。在软件方面,我们使用了 Brain 库,它从串行接口接收数据包并对其进行解释,以 CSV 格式提供值,以便我们在下一步进行处理。为了接收来自耳机的数据,开发板的 M4 核心运行 Arduino 代码并使用 Serial0 对象(UART 5)获取原始数据,然后由 Brain 库进行处理。然后,使用提供的共享内存将结果字符串发送到 A9 核心。正如我们在视频中看到的,此步骤使用了 Serial 对象。接收到的字符串包含以下形式的值:
信号强度、注意力、冥想、δ、θ、低α、高α、低β、高β、低伽马、高伽马
我们将在接下来的里程碑中使用它们。
抱歉,视频未旋转...我不知道为什么会发生这种情况,我们旋转了它,但上传后,我发现它仍然在这个位置,我对此无法解释:smileysad:
编辑:我编辑了视频并再次上传,希望这次能够成功。