Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
LS1028A 2.5G SGMII 以太网无法与 QCA8081 配合使用 我们在 LS1028A 的 Serdes Lane A 上使用 QCA8081 PHY 实现 2.5G SGMII。 我们启用了 QCA8081 驱动程序 (CONFIG_QCA808X_PHY=y),并更新了 rcw(rcw_1500_sdboot.rcw) 和 dts(ls1028a-rdb.dts)如下图所示。 rcw: SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 dts: &enetc_mdio_pf3 { sgmii_phy0: ethernet-phy@24 { reg =<0x18>; }; }; &enetc_port0 { phy-handle =<& sgmii_phy0>; phy-mode ="2500base-x"; status ="okay"; }; 观察结果: Ping 在 2.5G 模式下不起作用。但 1G 模式正常。 2.5G 的 Ethtool 输出: root@ls1028ardb:/home/user# ethtool eno0 eno0 的设置: 支持的端口:[ ] 支持的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 支持暂停帧使用:对称只接收 支持自动协商:是 支持 FEC 模式:未报告 广告链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 广告暂停帧使用:对称只接收 广告自动协商:是 宣传的 FEC 模式:未报告 链接伙伴宣传的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 链接伙伴宣传的暂停帧使用:对称只接收 链路合作伙伴宣传的自动协商:是 链路合作伙伴宣传的 FEC 模式:未报告 速度:2500Mb/s 双工:全 自动协商:开 主从配置文件:首选从 主从状态:从 端口:双绞线 PHYAD:24 收发器:外部 MDI-X:关(自动) 支持唤醒:g 唤醒:d 检测到链接:是 Dmesg 日志: root@ls1028ardb:/home/user# dmesg | grep eno0 [ 13.165970] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: 从 eth0 重命名 [ 13.721100] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: PHY [0000:00:00.3:18]驱动程序 [Qualcomm QCA8081] (irq=POLL) [ 13.722673] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: configuring for phy/2500base-x link mode [ 17.813736] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control rx/tx 如有遗漏,请提出宝贵意见。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 感谢您的答复。 是的,我们还尝试了 SRDS_PRTCL_S1_L0 的 1 和 6 请参见所附 RCW 文件: /* * SerDes 协议 - 0x85bb * * 频率: * 内核 -- 1500 MHz * 平台 -- 400 MHz * DDR -- 1600 MHz * DDR 数据速率 -- 1.600 GT/s */ #include<../ls1028asi/ls1028a.rcwi> SYS_PLL_RAT=4 MEM_PLL_RAT=16 CGA_PLL1_RAT=15 CGA_PLL2_RAT=12 HWA_CGA_M1_CLK_SEL=1 HWA_CGA_M2_CLK_SEL=7 HWA_CGA_M3_CLK_SEL=6 HWA_CGA_M4_CLK_SEL=3 DDR_REFCLK_SEL=2 DRAM_LAT=1 BOOT_LOC=21 FLASH_CFG1=3 SYSCLK_FREQ=600 IIC2_PMUX=6 IIC3_PMUX=2 IIC4_PMUX=2 IIC5_PMUX=2 IIC6_PMUX=3 CLK_OUT_PMUX=2 EC1_SAI4_5_PMUX=5 EC1_SAI3_6_PMUX=5 USB3_CLK_FSEL=39 ENETC_RCW=3 GTX_CLK125_PMUX=2 SRDS /* PCIe 控制器的勘误表 */ #include<../ls1028asi/a008851.rcw> #include<../ls1028asi/a010477.rcw> #include<../ls1028asi/a009531.rcw> /* 增加 FSPI 时钟频率 */ #include<../ls1028asi/fspi_speed.rcw 我们为 Serdes 接口使用 100MHz 的参考时钟。 用于 QSGMII(2.5G)的 Serdes 通道 B分布式 4 端口)正在工作。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 配置是否 srds_prtcl_s1_l0=0x1 srds_prtcl_s1_l1=0x5 srds_prtcl_s1_l2=0xb srds_prtcl_s1_l3=0xb   能否请您提供输入和 RCW 设置的 PLL 频率信息? 谢谢! Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 我们还使用125MHz的参考时钟进行了测试,并观察到了相同的结果。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 亲爱的 June-Lu 我们计划对 SerDes 配置进行以下修改,以支持 SerDes 通道 A 上的 2.5G SGMII 操作: 按照 2.5G SGMII 操作的要求,将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P/N 的 SerD es 参考时钟更改 为 156.25 MHz 。 (目前我们使用的时钟发生器相同的时钟频率,仅测试 SerDes Lane A ) 将 SerDes PLL 参考时钟选择位[945:944] 从现有值 “00” 更新 为“10”。 你能帮我们做这个改变吗? 更改 协议选择至 "65BB用于所需的 SerDes 通道配置。 请确认是否需要进行其他更改(PLL 设置、SerDes 寄存器、RCW/DTS 更新或 PHY 相关配置)以支持这一更改? 期待您的支持。 同时附上我们的框图,供您参考。 谢谢 谨致问候 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 1.如果 SerDes 将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P /N 的参考时钟均设置为 156.25 MHz,那么如何实现 Q SGMII 和 PCIe。 2.SRDs_pll_ref_clk_sel_s1=2,请参阅 https://github.com/nxp-qoriq/rcw/blob/LSDK-21.08/ls1028asi/ls1028a.rcwi 由于这不是官方配置,您可以尝试一下。 谢谢!
View full article
MCUXpresso Config Tool for MCUXpresso IDE Clone an Example Project from MCUXpresso IDE The following steps will guide you through the manipulation of the general-purpose outputs. The example sets up a CTimer to generate a PWM signal and change between two LEDs. Find the Quickstart Panel in the lower left-hand corner and click on Import SDK example(s) Click on the FRDM-MCXN947 board to select that you want to import an example that can run on that board, and then click on Next Use the arrow button to expand the  driver_examples  category, then expand the ctimer examples, click on the check box next to  ctimer_match_interrupt_example  to select it. To use the UART for printing (instead of the default semihosting), Select UART as the SDK Debug Console checkbox under the project options. Then, click on Finish Click on the  “frdmmcxn947_ctimer_match_interrupt_example”  project in the Project Explorer View and build, compile, and run the demo as described in the previous section You should see the BLUE and RED LED changing back and forth Terminate the debug session Use MCUXpresso IDE Pins Tools to Modify Example Note: Previously, you had to clone an SDK project like in the previous step. Open the pins tool by selecting “ConfigTools” on the top right hand of the file explorer window and then select “ Open Pins” The pins tool should now display the pin configuration for the ctimer project In the Pins view deselect “Show dedicated pins” and “Show no routed pins” checkboxes to see only the routed pins. Routed pins have a check in a green box next to the pin name. The functions selected for each routed pin are highlighted in green In the current configuration, PIO3_2 and PIO3_3 are routed as the outputs of the CTimer. Let’s add a third Ctimer Match output and enable the Green LED Select “Show no routed pins” to see the other options. To enable the third Ctimer Match Output, browse the column for Ctimer and select and output. In this example, we will select, Ctimer4 Match 2 on PIO3_6. Select the item in the Ctimer column to enable Now, let’s route the Green LED. In the search box type “green” so that the routed pin for this LED is shown. Finally, click the box under the GPIO column. The box will highlight in green, and a check will appear next to the pin Next configure the GPIO pin as an output in the “Routing Details” window Now it’s time to implement these changes into the project by exporting the new updated pin_mux.c and pin_mux.h files that are generated by the Pins tool. Click on Update Project in the menu bar The screen that pops up will show the files that are changing and you can click on “diff” to see the difference between the current file and the new file generated by the Pins tool. Click on “OK” to overwrite the new files into your project Let’s add some additional code to the example. Open  simple_match_interrupt.c  file and add the following macros for the third ctimer output. Add the Green LED functions as well. Some additional code to be implemented will be the third ctimer’s callback, this can be copied from  ctimer_match1_callback  and modify the content to match2. To be able to visually identify the new ctimer, we will remove one of the previous ctimers as shown The main function will need to include the initialization of both the Green LED and the Ctimer Build and download the project as done in the previous section Run the application. You should now see the Green and Blue LED blinking back and forth Terminate the debug session
View full article
李尔 - [S32K3] 利用 DMA 进行 SPI 异步传输 你好,团队、 李尔写道 ------------------------------------------------------------------------------------- 我们正在对一个需要控制许多 SPI 设备的用例进行微控制器可行性分析。我正在使用 S32K344 开发板,我已将 SPI4 和 SPI5 配置为定期与 5 台设备通信。我已经成功地使用中断模式采取了同步和异步写入措施,但在尝试使用 DMA 时却没有成功。 我按照 SPI UM 和 IM 中的提示进行了操作,也看了一些示例,但还是无法正常工作。 我附上了我的配置,信道16的DMA ISR产生了触发信号,但没有发送任何数据,而且由于中断标志未被清除,代码被卡在中断中。 能否支持我们通过 DMA 配置 SPI? -------------------------------------------------------------------------- 优先级:高 优先级:中等 RTD Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA 你好@StefanoGattazzo 附件中的文件是空的,您能再检查一下吗? Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA 您好 cuongnguyenphu, 我想,这种配置应该是 cjecked。 BR Stefano Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA 你好@StefanoGattazzo 您是否为 Tx 和 Rx 使用了散射和收集配置? - 如果不使用 -> 请取消选中 Mcl/MclConfig/dmaLogicChannel_Type/dmaLogicChannel_EnableScatterGather 选项: - 如果使用 Scatter/Gather: 确保勾选为所有 ScatterGatherArrayType 启用 Scatter/Gather 配置: Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA 您好 cuongnguyenphu, 李尔正在回答: -------------------------------------------------------------------------------------- 在只使用全局配置的情况下,我们可以使 SPI 异步与 DMA 配合使用,但这种配置会因 DMA ISR 而对 CPU 负载造成很大影响,因此这种配置对我们的特定用例没有用处。 这就是为什么我想让它在启用散射/散射选项的情况下工作,看看在这种模式下 CPU 负载是否会有所改善。我按照您的建议为所有 ScatterGatherArrayType 启用了 Scatter/Gather Config,但还是出现了同样的问题。由于 MCAL 文档不清楚,我在此附上项目配置,请与你们的 RTD 团队分享,看看他们能否帮助我们完成此配置。 ------------------------------------------------------------------------------------ BR 斯特凡诺 Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA @StefanoGattazzo 在启用散射/聚集配置后,我建议您参阅以下章节 3.6.6 如何为序列配置 Dma 快速传输 章节。 我查看了该指令,配置 SpiEnableDmaFastTransfer 非常清楚。 我看到您使用 LPSPI_4 进行 Dma 快速传输,因此请按照此指南进行操作。 在您的配置中,我还发现一点,那就是 JobStartNotification 和 JobEndNotification 并不符合指南的要求: 序列中的 第一个作业只能支持 SpiJobStartNotification 和 SpiJobEndNotification Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA 您好 cuongnguyenphu, 李尔回复: 用户手册中的信息是不够的。它没有详细说明如何配置 ScatterGatter 频道,我一直在尝试不同的配置,但无法连续发送多个频道。 请举例说明或详细说明每个 scatterGather 通道需要配置的参数。 Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA 我正在为您创建一个 Scatter/Gather DMA 示例。这将被视为 BSSM 申请。 同时,请建议他们为 MCL 模块中的 Tx/Rx DMA 逻辑通道启用该节点:启用 DMA 请求。 此节点允许外围设备触发 DMA 请求 Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA 您好 cuongnguyenphu, 李尔回答道: 难道不能召开一次调试会议,让我们审查配置,并由 RTD 团队支持我们进行测试吗? 请提供合适的时间段和与会者。 Pd:我已启用 DMA 请求,但没有任何变化。 BR Stefano Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA @StefanoGattazzo 我通过电子邮件将示例发给了李尔 Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA 您好 cuongnguyenphu, 请发送至 [email protected] 我在度假。 谢谢,BR Stefano Re: Lear - [S32K3] SPI async transmission with DMA @StefanoGattazzo 请帮我测试一下这个例子,然后再发给李尔。 我创建了 1 个序列 Lpspi_1,其中 1 个工作 2 个通道以 SPI DMA 快速传输方式发送。 请按照 description.txt 进行构建和导线连接
View full article
s32k312 hse work abnormal when enable gcc -O1 Hi NXP expert,     1. i am using s32k312 hse to do a rsa verify function,  i store the rsa public key in NVM catalog  ``` { HSE_ALL_MU_MASK,  HSE_KEY_OWNER_CUST,   HSE_KEY_TYPE_RSA_PUB, 2,  HSE_KEY2048_BITS }, ```    2. it can verify in default project, which in settings, gcc optimization is  None (-O0)   3.  i want to shrink the binary size, and change gcc settings to -O1,  no else changed. then the function returns  failed (0x55a5a164) how to solve this problem    thanks. Re: s32k312 hse work abnormal when enable gcc -O1 Hi victory, Based on your description, it sounds very similar to the issue described in the S32K3常见问题检查列表(Check list)-V1.2-20251113.docx:  4.32 编译器优化设置不当导致HSE服务失败问题 Please note that during the Christmas holiday period, our support response times may be longer than usual. In some cases, your request might be addressed after the New Year. Thank you for your understanding. Best Regards, Robin
View full article
S32K3xx、FLS 阵列完整性检查 队员们好 是否有示例或验证测试项目可演示在旧 RTD 版本(如 3.0.0)的 FLS 驱动程序中使用 ArrayIntegrityCheck、我可以与客户分享吗? 我注意到较新 RTD 版本(例如 6.0.0)的用户手册包括此类示例,但我找不到旧版 FLS 的类似内容。 谢谢! BR,丹尼尔 RTD Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck 你好,我是@danielmartynek、 我附上了基于 RTD 3.0.0 的 C40_Ip_ArrayIntegrityCheck 示例P07 版本。 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck 你好,@DanNguyenDuy、 谢谢你的举例。 由于目前不在办公室,我还没能进行测试。 但是,客户报告遇到了指令总线故障异常。 澄清一下:我的理解是,阵列完整性检查中涉及的 C40_Ip API 必须从 SRAM 中执行,因为闪存阵列在测试期间不可用。 这样做对吗? 能否确认在测试/验证驱动程序期间,从 SRAM 运行了哪些特定的驱动程序 API? 谢谢! BR,丹尼尔 Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck 你好,我是@danielmartynek、 1.这样做对吗? => 是的,这是正确的。 2.能否确认在测试/验证驱动程序期间,从 SRAM 运行了哪些特定的驱动程序 API? => 到目前为止,还没有特定的驱动程序支持在 SRAM 上运行 C40_Ip_ArrayIntegrityCheck。 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck 你好,@DanNguyenDuy、 感谢您的回复。 我知道我们需要将C40_Ip_ArrayIntegrityCheck()和C40_Ip_CheckUserTestStatus()放在 SRAM 中。 是否有其他功能也需要放在 SRAM 中? C40_Ip 驱动程序的功能肯定已经测试过了,对吗? 那么,您能否提供有关测试设置的详细信息?如果驱动程序所有者能就验证是如何进行的发表评论,将会很有帮助。 BR,丹尼尔 Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck 你好,我是@danielmartynek、 RTD 团队使用 linker_ram 代替 linker_flash 测试了该功能。 在示例中,用户可以修改 makefile 中的一个变量:LOAD_TO=ram 以使用 linker_ram 顺祝商祺! 丹
View full article
SPI DMA 传输大容量数据时,S32K312 uart AsyncReceive 回调事件总是出错 你好 在 S32K312 S32DS3.5 RTD4.0.0 项目中,SPI0 和 SPI1 采用 DMA 模式,UART1 采用中断模式。 当同步发送或异步接收 12 字节的帧时,UART1 运行良好。 但 SPI DMA 传输大容量数据时,uart AsyncReceive 回调事件总是出错。 有什么建议吗? Re: S32K312 uart AsyncReceive callback event is always error when SPI DMA transfer mass data 是的,这是中断优先级问题,Uart1 在提高优先级后才能工作。 非常感谢! Re: S32K312 uart AsyncReceive callback event is always error when SPI DMA transfer mass data 您好, SPI DMA 突发期间 UART 异步接收错误可能有以下原因: 1.中断优先级问题 - 由于 DMA 完成或其他 ISR 具有相同或更高的优先级,因此 UART RX 中断不能迅速得到服务。 - 结果:UART RX FIFO 溢出 → 超限或成帧错误。 确保 LPUART1_IRQn 比所有与 DMA 相关的 IRQ(如 DMATCDx_IRQn)具有更高的优先级(数值上更低)。 确认中断分组允许抢占。 2。DMA 的总线占用情况 - 用于 SPI 的 eDMA 信道在大突发期间会使 AXBS 交叉条达到饱和。 - CPU 和外设寄存器访问(包括 UART RX 处理)延迟,增加了 ISR 延迟。 配置 SPI DMA 通道以允许 eDMA 引擎停滞(BWC 设置)   BR, Petr
View full article
i.MX95 安卓 15_2.0.0 电路板支持包 — 480p 视频显示蓝色水平线(720p/1080p OK) 你好 、 我们在自定义板上使用搭载安卓 15_2.0.0 电路板支持包的 i.MX95。 我们只有在播放分辨率为 480p 的视频时才会遇到这个问题。 其他分辨率(如720p和1080p)也能正常播放,没有任何伪影。 在播放 480p 视频时,我们观察到蓝色水平线横跨整个显示区域。 此问题出现在所有显示界面上: *LVDS 面板 *HDMI *MIPI-DSI 显示器 因此,问题似乎与显示屏无关。 其他观察结果 ============================ 同样 的硬件(LVDS/HDMI/MIPI)在带有 480p 视频的 Linux 电路板支持包 中完美运行。 在 Android Auto 电路板支持包 15_1.3.0 中不会出现此问题。 → 在 Auto 电路板支持包 中,480p 的播放效果是干净的。 只有安卓 15_2.0.0 标准电路板支持包才显示这个 480p 的伪影。 Auto 电路板支持包是否有任何必须应用于标准电路板支持包的补丁? 随附参考照片供您审阅。 任何指导或补丁都将非常有用。 谢谢, Maruti Naik Re: i.MX95 Android 15_2.0.0 BSP – 480p Video Shows Blue Horizontal Lines (720p/1080p OK) 您能在 nxp imx95 板上重现这个问题吗? Re: i.MX95 Android 15_2.0.0 BSP – 480p Video Shows Blue Horizontal Lines (720p/1080p OK) 目前,我们没有与i.MX95 19×19 EVK板兼容的显示器。请尝试在您这边重现这个问题,并分享观察结果。 Re: i.MX95 Android 15_2.0.0 BSP – 480p Video Shows Blue Horizontal Lines (720p/1080p OK) 我用下面的演示图像测试了 480P 视频、 15.0.0_2.0.0_demo_95 这个玩家是仙人掌玩家,我没发现任何问题,我也测试了 1080p,所以我请你在恩智浦板上重现这个 Re: i.MX95 Android 15_2.0.0 BSP – 480p Video Shows Blue Horizontal Lines (720p/1080p OK) 感谢您的更新和在演示图像上的测试。 目前,由于我们这端没有兼容的显示器,我们无法在19×19 EVK板上测试显示。不过,我们观察到,在 "开发者选项 "中将显示布局更改为 "瀑布式剪切 "后,480p 回放问题消失了,而使用默认布局时,问题始终存在。 您是否了解默认布局配置可能出了什么问题,特别是影响 480p 视频播放的问题? Re: i.MX95 Android 15_2.0.0 BSP – 480p Video Shows Blue Horizontal Lines (720p/1080p OK) 如何在 "开发者选项 "中将显示布局更改为瀑布式剪切?
View full article
从 U-Boot 启动 M7 时出现时钟冲突 恩智浦的支持者们,你们好、 我在 M7 上创建了一个具有 IPCF、FlexCan 功能的简单应用程序,我想通过 start m7 命令在 u-boot 中启动 M7 应用程序(请查看我的完整项目)。 I.我按照以下命令启动 M7 应用程序: 1. 关闭缓存 2. mw.q 0x34100000 0x0 0x40000 3. fatload mmc 0:1 0x80000000 IPCF_Example_S32G399A_M7_0.bin cp.b 0x80000000 0x34300000 0x300000 5. startm7 0x34500400 6. 启动 II.使用 Clock_Ip_Init 运行 如果我使用 Clock_Ip_Init 运行,u-boot 将在 startm7 命令之后立即停止,据我所知,时钟已经初始化,如果我运行这个命令时钟将重新初始化然后 u-boot 启动失败 如果不使用 Clock_Ip_Init,除 CAN 外一切正常,我认为 CAN 时钟与配置不一致,然后 CAN 波特率出错,我收到错误的 CAN 帧。 三。试试 CAN 在启动 M7 时只能通过 Flash 和 IVT blob 镜像运行: 我还试着只用 Clock_Ip_Init 运行 M7 应用程序,CAN 运行正常,这说明 CAN 配置的时钟正常。 = > 请帮忙/建议从 U-boot 启动 M7 应用程序时如何保持 CAN 正常运行? Re: Clock conflict when booting M7 from U-Boot 你好,@chenyin_h、 感谢您的回复、 我们的长期目标是版本同时启动 A53、M7 等的引导加载程序(遵循 AN13750) 但在短期内,我们需要先将所有内容提升到概念验证阶段,您能否提供文件名称或链接,供我参考以执行选项 1(配置/重建 TFA)? Re: Clock conflict when booting M7 from U-Boot 你好,@Thinh 谢谢您的帖子。 1.在 A core 端,CAN 时钟可能由 TFA 设置,而 TFA 可能不符合 M core 端使用的设置,因此 CAN 可能无法与 M core 应用程序正常工作 2。要同时运行 M core 和 A 核心应用程序,建议按照 AN13750 中所示的方式运行,而不是直接通过 u-boot 运行。 BR 切宁 Re: Clock conflict when booting M7 from U-Boot 嗨,@Joey_z、@alejandro_e 您有什么建议吗? 不便之处,敬请原谅。 Re: Clock conflict when booting M7 from U-Boot 你好,@Thinh 感谢您的回复。 1。抱歉,没有用于从 u-boot 运行 M 核心应用程序的正式文档。 2.一般来说,如果您确实想从 A 核(uboot)启动 M7 应用程序,那么您可以检查相应的资源(如引脚/内存/时钟)是否会同时被初始化或使用,您可以尝试只在一侧设置资源,以避免冲突。 通常,它不仅需要重新配置/版本 TFA/UBOOT/Linux,还需要根据不同的要求在 M/A 端进行额外的代码更改。 BR 切宁 Re: Clock conflict when booting M7 from U-Boot 你好,@Thinh、 正如我的同事@chenyin_h 所说,您使用的启动流程不是我们经常遇到的设置,因此我们无法提供太多支持。我还建议创建基于 AN13750 的多核引导加载程序,还请查看 GoldVIP 软件包附带的 Bootloader-User-Manual.pdf。 为避免混合主题,如果您需要我们方面的指导,请为启动加载程序主题创建一个新的帖子或新的支持票单。
View full article
HAB SRK 撤销 您好,恩智浦技术支持、 我正在使用带有 Habv4 (CST 4.0.1) 的 RT1176 板。我目前使用 SRK1 对图像进行签名,但我需要改用 SRK2。(我们试图在撤销 SRK1 之前用 SRK2 测试图像) 在我目前的 CSF 文件中,我有 文本   [Install SRK] File ="..\..\crts\SRK_1_2_3_4_table.bin" Source index = 0 [Install CSFK] File ="CSF1_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem" [验证 CSF] [Install Key] Verification index = 0 Target index = 2 File ="IMG1_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem" [验证数据] 验证指数 = 2 引擎 = CAAM 引擎配置 = 0 区块 = 0x80000000 0x0 0x8000 "启动.bin" 请您解释一下: 从 SRK1 转到 SRK2 的最简单方法是什么? 我的 CSF 文件需要做哪些更改? 我是否只需要将 [Install SRK] 中的 源代码索引 从 0 改为 1? 感谢您的帮助。 Re: HAB SRK revoke 我试着更改 [Install SRK] File ="SRK_1_2_3_4_table.bin" 来源指数 = 1 [Install CSFK] File ="CSF2_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem" [Install Key] Verification index = 0 Target index = 2 File ="IMG2_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem"   最终使用 SRK 2,但我遇到了这些事件 Re: HAB SRK revoke 你好 是的,从使用 SRK1 到使用 SRK2 的最简单方法是修改 CSF 文件中 [Install SRK] 部分的源索引参数,从 0 改为 1。 在您当前的 CSF 文件中: ``` [Install SRK] File ="..\..\crts\SRK_1_2_3_4_table.bin" 源索引 = 0 ``` 您应将其更改为: ``` [Install SRK] File ="..\..\crts\SRK_1_2_3_4_table.bin" Source index = 1 ``` 源索引参数决定将使用 SRK 表中的哪个键。索引 0 对应 SRK1,索引 1 对应 SRK2,以此类推。 你还需要在 CSF 文件中引用 CSF2 和 IMG2 的相应证书文件,而不是 CSF1 和 IMG1,替换: -" csf1_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem " 替换为 " CSF2_1_SHA256_secp256r1_v3_usr_crt.pem " " g1_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem " 带有 " img2_1_SHA256_secp256_secp256r1_v3_ usr_crt.pem " 这种方法允许您在永久撤销 SRK1 之前使用 SRK2 进行测试。 此致 Re: HAB SRK revoke @Bio 感谢您之前的澄清。 在固件更新期间,我将对网络安全逻辑和 SRK 迁移过程进行重要的后续跟进。 我们当前的场景:正常启动:设备使用 SRK1(索引 0)启动。信任链已完全建立:ROM -> 引导加载程序 (SRK1) -> 应用程序 (SRK1)。 固件更新:当系统在 SRK1 的信任下运行时,我们将使用 SRK2(索引 1)签名的新完整映像(BS + 应用程序)下载到同步动态随机存取存储器(SDRAM)中。 验证:当前正在运行的 Bootloader 调用 hab_rvt.authenticate_image() 来验证 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 中的新镜像。 我的问题是 1。关于运行时 SRK 切换:你能否确认 HAB 库允许在同一个电源周期内执行源索引 = 1 (SRK2) 的新 [安装 SRK] 命令,即使初始启动时使用了 SRK1? 2.关于在同一周期内撤销:是否有可能在更新过程中撤销 SRK1(通过烧录 SRK_REVOKE eFuse),然后安装 SRK2 并对新的 RAM 映像进行验证,所有这一切都在同一个电源周期内完成?谢谢 Re: HAB SRK revoke @Bio_TICFSL 请您提供帮助,任何帮助都将是有益的 谢谢
View full article
IMXRT1140-EVK 上的 USB 主机 我想在 IMXRT1140-EVK 上安装 USB 主机,我安装了 USB HOST CDC 示例,但后来注意到 USB OTG PWR 没有 5V 电压可以为连接的设备供电。我是否漏掉了某些设置? 我的设备是 CDC ACM vcom 设备,它向 USB 主机发送数据。 Re: USB Host on IMXRT1140-EVK @jacobthomas_007 该问题请参见 MIMXRT1040-EVKUM,如下所示: J40(3-4):通过 J48 为 5V_USB_OTG 供电 J40(1-2):通过 J45 为 5V_SYS 供电 Re: USB Host on IMXRT1140-EVK 感谢您的快速回复、 我将跳线连接到 J40 (1-2) 和 (3-4) 后,OTG 输出电压只有 1.2 伏。我预计 o/p 是 5V 只有这样我才能驱动连接到这个端口的设备。 请看图片以供参考   Re: USB Host on IMXRT1140-EVK @jacobthomas_007 “我预计 o/p 将为 5V,只有这样我才能驱动连接到这个端口的设备。” -->— > 你想用 USB 端口作为 主 设备为从属设备供电吗,对吧? 请参见 MIMXRT1040-EVKUM,表 11,如下所示: 通过 USB 连接器 J48(当连接器在 主机 模式下运行时)来自外部电源,或通过电源开关 U30 从 5V_SYS 电源(当连接器在设备模式下运行时) 因此,如果您想使用 USB 端口作为主控/主机,请按步骤进行检查、 1.5V_SYS 可以工作:SW6 + J45 + J40(仅1-2😞通过 J45 连接 5V_SYS 电源。 2.使其工作在主机模式,即 ID = GND。 Re: USB Host on IMXRT1140-EVK 嗨,@Sam_Gao,这个话题有什么新进展吗?不知何故,USB VBUS 引脚只显示 1.2 伏。 Re: USB Host on IMXRT1140-EVK @Sam_Gao 谢谢现在我能够将 USB VBUS 设置为 +5V,同时当我将 USB 设备连接到 EVK otg 端口时,它无法检测到设备。我又遗漏了什么。 Re: USB Host on IMXRT1140-EVK @Sam_Gao谢谢,成功了!
View full article
IMX8QXP 上 CAN-FD 帧丢失 你好 我正在使用 MCIMX8QXP-CPU 板和 MCIMX8QXP-8X-BB。我在使用数据速率为 2Mbit/s 的 can-fd 帧时遇到了一些问题。使用"classic" CAN 和 CAN-FD 1Mbit/s 时一切正常,但使用 2Mbit/s 时,帧丢失严重。我知道我的输入信号并不完美,因为它们来自免接触式CAN总线读卡器,而且我观察到一些噪音。但我可以使用 Kvaser、pcan 等 CAN 记录器读取所有帧,不会出现问题。 我在另一个主题上看到,CAN 控制器时钟可能会影响帧丢失? 在我的配置中,CAN 时钟频率为 40MHz。 我试图修改它,但没有成功。我首先尝试修改设备树,然后读到它也可能在固件中(scfw)。有关信息,我使用 yocto 来版本系统 你认为这个时钟可能是我丢帧的原因吗?如果是,我该如何更新? 感谢您的帮助。 Re: CAN-FD frames loss on IMX8QXP 你好 问题可能确实与 CAN 控制器的时钟配置有关。对于以更高数据速率(2Mbit/s)运行的 CAN-FD,时钟精度变得至关重要。使用当前的 40MHz CAN 时钟,以及使用会引入一定噪声的免接触式 CAN 总线读卡器时,时序容差可能会变得更加严格。 解决这一问题有两种可能的方法: 1. **SCFW修改**:CAN 控制器时钟在系统控制器固件 (SCFW) 中配置。您需要修改 SCFW 配置文件来调整时钟设置。这需要重建 SCFW。 2。**设备树修改**:您也可以尝试调整设备树中的 CAN 定时参数。对于 CAN-FD 操作,您可能需要启用发射器延迟补偿 (TDC),这对于高于 2.5Mbps 的数据速率尤其重要。 对于免接触式 CAN 总线读取器引入噪声的特定情况,调整位定时参数以更能容忍信号变化可能会对您有所帮助。这可以通过修改设备树配置中的传播分段值来完成。 由于你使用的是 Yocto,你可以通过设备树叠加层或直接修补内核源代码来实现这些更改。 此致     Re: CAN-FD frames loss on IMX8QXP 谢谢谢谢 感谢感谢您的反馈。 I 尝试两个 选项 1) SCFW 修改: 我成功生成了固件 scfw_tcm.bin 文件 然后,在我的 yocto 项目中,我有这些生成的文件: bl31 - im x8qx。bin bl3 1- im x8qx。bin - 选择 m4_image。bin mkimage_imx8 mx8qxc0-ahab-容器。img mx8qx -m ek- scfw-tc m。bin scfw_tcm 。bin soc 。做个小孩。bin u -b oot - imx8qxp-mek。bin - sd u - boot - spl。bin - imx8qxp-mek-sd 当我使用 imx-mkimage 工具时,我必须复制这些文件: bl31 - im x8qx。 bin,u -boot- boot - imx8qxp -mek。 bin - sd,scfw_tcm 。 bin 和 mx8qxc0 -ahab-容器。 img 到我的 imx - mkimage 工具然后当我尝试生成新的二进制文件时我遇到了这个错误: 包括杂项.制造 包括 m4.mak 包括安卓.嗡嗡声 包括测试.使 包括 autobuild.制作 包含别名.mak 使[1]: *** 没有règle pour fabriquer la cible " mx8qxb0-ahab-容器.img",为 "flash "所必需。 设置. 使: ***[Makefile:26: flash] 错误 2 我看到 yocto 生成了 mx8qxc0-ahab-容器.img 而不是 mx8qxc0-ahab-容器.img,所以我还 尝试重命名它,但还是出现了同样的问题。 2) 我成功修改了我的设备树,我可以在板上看到 新的 时钟频率。 然后I 尝试命令更新控制器的时序,但我的新 新设置并没有应用。 你写道:你可能需要启用发射器延迟补偿(TDC),我没有找到任何相关文档。如果我明白可以直接在设备树上设置定时参数吗? Re: CAN-FD frames loss on IMX8QXP 你好 我的问题依然存在:canfd 帧丢失。 正如我所说,我成功地将控制器时钟更新到了 80Mhz。但这还不够。 我无法修改时间。我不知道具体该怎么做?至于启用发射器延迟补偿 (TDC),我没有找到 imx8 的相关文档。 感谢您的帮助、 纪尧姆
View full article
i.MX93 A55 の Zephyr こんにちは、 i.MX93 Cortex-A55 で Zephyr を実行するための例が提供されており、hello_world をビルドし、u-boot プロンプト経由で DDR で実行できます。 u-bootの使用は避けたいです。ATF コードを参照しましたが、bl31 のビルドのみがサポートされています。「BootROM -> ATF BL2 -> ATF BL31 -> Zephyr」を実現したいのですが、BL2 をビルドするためのリファレンスはありますか? また、hello_world の例を OCRAM で実行したいのですが、手順を教えていただけますか。また、ここでもブートローダーが必要ですか。それとも JTAG 経由でバイナリを OCRAM に直接ロードできますか。 ありがとうございます Re: Zephyr on i.MX93 A55 こんにちは、 DDR 上で、BootROM --> BL2 --> BL3 --> Zephyr の順で Zephyr を起動できます。 内部 RAM で zephyr を実行したいです。ここに何か参考になるものはありますか? ありがとうございます
View full article
IMX8mp HDMI EDDC I2C configuration We are bringing up a new imx8mp board that we have designed. All is functional except the HDMI interface. It almost works with some monitors. Basically the issue is that the system can't read the DDC data across the HDMI's I2C bus. The design we have is identical to one we have used on another imx8mp board, but we are using the latest NXP 6.1.55_2.2.0 Yocto Linux system. Looking at the HDMI I2C signals to the monitor it looks like the SCL to SDA timings are a bit off. SDA is changing very close to the SCL -ve transition and we wonder if this could be the cause. This I2C bus appears to be driven by a special I2C EDID E-DDC interface in the imx8mp. I can't see any particular settings for this in the DTS. 1. Where is the configuration for this I2C type of device ? 2. Has anyone seen this issue before ? 3. Any ideas ? Re: IMX8mp HDMI EDDC I2C configuration I'm facing the same problem, but the pinout on my HDMI is correct. I was able to read EDID information from one display, but when I connect a different model, the I2C communication stops right after the first 8 clocks, since no acknowledge is send back from the display. Trying to read out the EDID information with an external Microcontroller over the same HDMI cable works fine. Were you able to fix the issue with the tight SDA hold timing? Could you please share the solution. BR Gabriel Re: IMX8mp HDMI EDDC I2C configuration I have found the issue. We are using a micro HDMI connector on this board. We used a Wurth 685119248123 part and went with the pinout defined on that datasheet. This was wrong. They have updated the datasheet to a 0002.000 version. However the DDC I2C timings do look a little tight to me. I tried increasing the value in the EDDC I2C DDC SDA Hold Register and timings look better to me. Sorry for the noise. Re: IMX8mp HDMI EDDC I2C configuration This is what the HDMI I2C lines when trying to read I2C device 0x50 address 0. There is no ack from the monitor.
View full article
Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB Hi. I am working on a feasibility study for using RT1170 with NAND flash as a telemetry storage. On the evaluation board MIMXRT1170-EVKB there is MT29F2G08ABAGAH4 NAND flash with 2Gb of storage. There is an example in the SDK called evkbmimxrt1170_flash_component_nand_semc_cm7 which demonstrates working with the memory. This example is great and works perfectly. Now our goal is use this MCU (specifically MIMXRT1176CVM8A) on a custom board with large NAND flash MT29F64G08AECABH1 with 64Gb split into 2 dies with 32Gb each, as this picture from the datasheet shows. For the time being in the asynchronous mode. Can you please advise me on how to achieve that? How must the SDK example be modified to allow working with this memory? Thank you in advance. Best regards Vojtech. Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB Hi @Kan_Li, thank you for your quick response. We are aware that this is not supported natively without effort, but we have an easy way around this. Instead of SEMC driving the CE# pins, we will drive them by GPIO pins, simply assert one CE# low, perform SEMC operations, and deassert pin. We will select only one die at a time. For R/B# pins we will join them by AND gate chip (like 74AUP1G09GW). Since we want to use one die at a time, this will work smoothly. Each die can drive the pin as if it was connected directly. Now what I need an advice on is how to correctly set up the example for SEMC controller to properly interact with this memory via IPCMD and AXI. Thank you. Best regards Vojtech Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB Hi @Kan_Li , alright, I see your point. Let me put my request for support differently. Let's say I only want to use the die 1 with one LUN, and the second one totally unconnected and forgotten. The die 1 will be connected the same way as the NAND flash on DevKit, with CE# driven by SEMC via the same pin as in the example. So I am basically just replacing the 2 Gb NAND flash from DevKit with the 32 Gb half of the chip from the same family whose part number I mentioned previously. Now, please, what are the steps I need to take in rewriting the example to work properly with this new NAND flash? Thank you. Best regards Vojtech. Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB Hi @VojtechBaranek , Yes, you are right! For the chip you selected, I think kSEMC_NandColum_13bit should be used for the columnAddrBitNum. Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB Hi @Kan_Li , that makes sense for the fields you mentioned. But shouldn't also columnAddrBitNum be extended? Best regards, Vojtech. Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB Hi @VojtechBaranek , If so, I think you just need to update the memory size as below: Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
除了 ISP 模式之外,还有其他恢复 CMPA/CFPA 存储空间的方法吗? 我收到了开发板并运行了一些演示项目。我发现在网络安全代码中,不可能设置中断和调试代码。 之后,在学习了用户手册之后,有必要在 CMPA 和 CFPA 中配置 DCFG_CC_SOCU_PIN / DCFG_CC_SOCU_PIN。这两个字段默认为 0。根据文件描述,DAP 调试验证是必需的,因此我想尝试将它们改为 1,默认启用调试。 因此,我使用 MCUXpresso 安全配置工具 25.09 在默认配置的基础上将与 DCFG_CC_SOCU_PIN/DCFG_CC_SOCU_PIN/DCFG_CC_SOCU_PIN 对应的位数修改为 1。下载后,调试器无法连接,使用串行通信的 ISP 也提示无法连接。 还有其他方法可以将这个板的CMPA/CFPA存储空间恢复到出厂设置吗? Re: Is there any other way to restore the CMPA/CFPA storage space excpet ISP mode? 启用调试身份验证后,可以更新 CMPA/CFPA。您需要使用调试邮箱进入 ISP 模式并更新 CMPA/CFPA,请注意 CFPA 每次更新时都需要增加 +1 版本(已解决:SB 2.1 (1B) 闪存 CFPA 页面过时 - NXP 社区)。 如果无法进入 ISP 模式,则可能是禁用了 ISP。你能分享一下你写给设备的 CMPA 吗? BR, Omar Re: Is there any other way to restore the CMPA/CFPA storage space excpet ISP mode? 谢谢您的答复。以下是我根据默认设置修改的 CMPA 和 CFPA 配置。 Re: Is there any other way to restore the CMPA/CFPA storage space excpet ISP mode? 你好@xtyzh 抱歉回复晚了、 您共享的配置是您上次下载到板的配置吗? 请确认您使用的是哪个部件号? 你在使用定制板吗?如果不是,请说明你使用的是哪个板 Re: Is there any other way to restore the CMPA/CFPA storage space excpet ISP mode? 你好@carlos_o: 我使用的是 LPCXpresso55S69 修订版 A2 开发板。 Re: Is there any other way to restore the CMPA/CFPA storage space excpet ISP mode? 你好@xtyzh 感谢您分享您的板和您使用的 CMPA/CFPA 配置文件的详细信息。 审查后,ISP 连接不会受到影响。 能否请您分享一下您之前遵循的步骤? 你对板做过任何返工吗?
View full article
LPC5536とHyperram こんにちは、 LPC5536JBD100 上の FLEXSPI ペリフェラルの構成に苦労しています。HyperRAM チップは S27KS0642GABHV020 です。このシステムはカスタム ボード上にインストールされており、すでに他の機能も統合されています。 私は、別のプロセッサ用ですが、私が使用しているものと非常によく似たチップを例に挙げている AN12239 からインスピレーションを得ました。主な違いは、S27KS0642 の新しいテクノロジにあるように思われます。このテクノロジによって、アプリケーション ノードで使用されている S27KS0641 よりも高速になりますが、タイミング図 (SO ダミー サイクル) とコマンドは同じです。 もう一つのインスピレーションの源はこの記事です https://community.nxp.com/t5/MCX-マイクロコントローラ-ナレッジ/MCX-N947-FlexSPI-HyperRAMへの接続-分析-and/ta-p/1988799 これは私が使用しているプロセッサと同じではありませんが、構成データ構造内のいくつかのフィールドの意味を説明しています。 また、FlexSPI 構成を比較するために、lpcxpresso55s36_flexspi_octal_polling_transfer の例も調べました (フラッシュ デバイスをターゲットにしているため、何かを変更する必要があることはわかっています)。 私の症状は、ベンダー ID を読み取ろうとすると、関数が kStatus_Success を返さない (値 7001 を返す) ことです。 時計がコネクテッドされていることを確認しました。 CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexSpiClk, 0U, true); /*!< Reset FLEXSPICLKDIV divider counter and halt it */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexSpiClk, 2U, false); /*!< Set FLEXSPICLKDIV divider to value 2 */ CLOCK_AttachClk(kPLL0_to_FLEXSPI); /*!< Switch FLEXSPI to PLL0 */ ピンはGUIで設定されている 周辺機器の構成は次のように行われます int config_hr(void) { flexspi_config_t config; uint32_t tempCustomLUT[ARRAY_SIZE(customLUT)] = {0U}; /* Copy LUT information from flash region into RAM region, because flash will be reset and back to single mode; In lately time, LUT table assignment maybe failed after flash reset due to LUT read entry is application's required mode(such as octal DDR mode) and flash is being in single SDR mode, they don't matched. */ memcpy(tempCustomLUT, customLUT, sizeof(tempCustomLUT)); /* Get FLEXSPI default settings and configure the flexspi. */ FLEXSPI_GetDefaultConfig(&config); /* Init FLEXSPI. */ config.rxSampleClock = kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad;//kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackFromDqsPad;//kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad; //config.enableSckBDiffOpt = true; //config.enableCombination = true; config.ahbConfig.enableAHBPrefetch = true; config.ahbConfig.enableAHBBufferable = true; config.ahbConfig.enableAHBCachable = true; // config.enableDoze = false; FLEXSPI_Init(EXAMPLE_FLEXSPI, &config); /* Configure RAM settings according to serial RAM feature. */ FLEXSPI_SetFlashConfig(EXAMPLE_FLEXSPI, &deviceconfig, kFLEXSPI_PortA1); /* Update LUT table. */ FLEXSPI_UpdateLUT(EXAMPLE_FLEXSPI, 0, tempCustomLUT, ARRAY_SIZE(customLUT)); /* Do software reset. */ FLEXSPI_SoftwareReset(EXAMPLE_FLEXSPI); return 0; } ベンダーIDを読み取る関数でもポートA1を使用していることを確認しました status_t flexspi_hyper_ram_get_id(FLEXSPI_Type *base, uint32_t *vendorId) { flexspi_transfer_t flashXfer; status_t status; uint32_t id; /* Write data */ flashXfer.deviceAddress = 0x0U; flashXfer.port = kFLEXSPI_PortA1; flashXfer.cmdType = kFLEXSPI_Read; flashXfer.SeqNumber = 1; flashXfer.seqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG; flashXfer.data = &id; flashXfer.dataSize = 4; status = FLEXSPI_TransferBlocking(base, &flashXfer); *vendorId = id & 0xffffU; return status; } flexspi_device_config_t構造体は次のように初期化されます。 flexspi_device_config_t deviceconfig = { .flexspiRootClk = 75000000, /* 75MHZ SPI serial clock */ .isSck2Enabled = false, .flashSize = FLASH_SIZE, .CSIntervalUnit = kFLEXSPI_CsIntervalUnit1SckCycle, .CSInterval = 2, .CSHoldTime = 1, .CSSetupTime = 1, .dataValidTime = 1, .columnspace = 3, .enableWordAddress = true, .AWRSeqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA, .AWRSeqNumber = 1, .ARDSeqIndex =HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA, .ARDSeqNumber = 0, .AHBWriteWaitUnit = kFLEXSPI_AhbWriteWaitUnit2AhbCycle, .AHBWriteWaitInterval = 0, .enableWriteMask = true, }; そしてLUTの値は #define LATENCY (0x04) uint32_t customLUT[20] = { /* Read Data */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0xA0,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, LATENCY), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_READ_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), /* Write Data */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x20,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, LATENCY), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_WRITE_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), /* Read Register */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0xE0,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, LATENCY), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_READ_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), /* Write Register */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x60,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, LATENCY), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_WRITE_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), }; これは、合計 48 個のアドレス ビット、8 個のパッドの DDR モードを使用しており、コマンドが正しいため、私にとっては理にかなっています。 何か見逃しているものがあるでしょうか? Re: LPC5536 and Hyperram こんにちは、 ありがとうございます。 いいえ、より多くのピンを構成しましたが、スクリーンショットは非常に悪く撮られました。データの8つのピン、RWDS 1つ、CS_n 1つ、差動クロックのペアがあると思います。 Re: LPC5536 and Hyperram こんにちは@img_gabrigob ピン設定について。 5 つのデータ ピンを設定しましたか? S27KS0642GABHV020 には 8 つのデータピンが必要です。 BR ハリー Re: LPC5536 and Hyperram こんにちは、 ありがとう。私はあなたに返信しましたが、何か間違ったことをしたようで(このコミュニティを初めて使用しました)、返信は私の元の投稿に直接送信されました。 Re: LPC5536 and Hyperram こんにちは@img_gabrigob まず、ハードウェアをチェックしてみるといいとCANいます。 物理信号をプローブする(スコープ): CKが期待どおりのレートでトグルし、トランザクションのCS#パルスが発生し、読み取りIDシーケンスをトリガーしたときにDQ[7:0] / RWDSがアクティビティを示すことを確認します。 FlexSPIシリアルクロックを低い安全な周波数に下げる(例:デバッグ中は、CPU の速度を 20~25 MHz に保ちます。 それならこのLUTを参考にすればCANと思います。 /* Read Register */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0xE0, kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x06), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_READ_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), /* Write Register */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x60, kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x06), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_WRITE_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), RT1064 HyperRAM が S27KS0641 および S27KS0642 をサポート - NXP コミュニティ BR ハリー Re: LPC5536 and Hyperram こんにちは@Harry_Zhang 、 ありがとうございます! 私の LUT と、リンクされている他の投稿でユーザーが使用した LUT との間に違いがあるかどうかを確認しようとしましたが、レイテンシ待機状態のダミーの数を調整した後でも同じ問題が発生します。 IDEs インストールで何かを誤って構成したかどうかはわかりませんが、LPC5536 では flexspi_config_t データ構造から差動クロックを設定できないようです (フィールド enableSckBDiffOpt は無効な ifdef 内にあります)。 私たちはボード上でいくつかの対策を講じました。CSN および CLK 信号がアクティブです。 2つのスルーレートオプション(標準と高)でクロックをキャプチャしました。 クロック周波数は予想よりも遅いです (75MHz に設定したと思いますが、ここでは 150/2 ではなく 75/2 になっています)。 データおよびRWDS信号は0Vで安定します。データ信号にわずかなグリッチ(5ns)が見られるだけです グラフィカルユーザーインターフェースから出力される pin_mux ファイルと clock_config ファイルも添付します。 他に何かご提案はございますでしょうか? よろしくお願いいたします Re: LPC5536 and Hyperram こんにちは! 返信ありがとうございます 回路図を再度確認したところ…RESN は FLEXspi では制御されていないことに気づいたので、ソフトウェアを変更して上昇させました。 これでコントローラが動作するようになりました。MCU のピンも高速スルー レート オプションに設定されました。 これは、たとえば RWDS と CLK の比較です。 つまり、問題は LUT のレイテンシの値 (リンクで修正済み) とリセットでした。 これはこのプロジェクトの基本ではありませんが、FUTURE アプリケーションに役立つかもしれませんが、まだ理解していないことがあります。クロックツリーの設定から、CLKは75MHzになるはずですが、37.5MHzを計測しました。 他に見逃したクロック分周器はありますか? ありがとうございます よろしくお願いいたします。 ガブリエレ Re: LPC5536 and Hyperram こんにちは@img_gabrigob HyperRAM への回路図接続を共有していただけますか? BR ハリー Re: LPC5536 and Hyperram こんにちは@img_gabrigob LPC55S36 のデータシートによると。 クロックの最大周波数は50M(DDRモード)です。 /* Flexspi frequency 150MHz / 3 = 50MHz */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexSpiClk, 0U, true); /*!< Reset FLEXSPICLKDIV divider counter and halt it */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexSpiClk, 3U, false); /*!< Set FLEXSPICLKDIV divider to value 3 */ CLOCK_AttachClk(kPLL0_to_FLEXSPI); /*!< Switch FLEXSPI to PLL0 */ BR ハリー
View full article
S32K312 - MCAL 指针变量指向自定义变量 你好,我使用的是 s32k312,MCAL 版本是 5.0.0,启动和链接器文件基于 MCAL 代码包。 我定义了一个名为 LibDiagCom_Initialized 的 bool 变量,并在 LiveWatch 和内存中发现它被意外更改了。我设置了一个数据断点,发现一个带有指针的结构变量正在改变内存。 那么,这个指针是一个更狂野的指针吗? Re: S32K312 - a MCAL pointer variable point to a self-defined variable Hi@yumi 从你提供的截图中,我看不出"LibDiagCom_Initialized" 和"Lpspi_Ip_axStateStructure" 之间有任何关系。有问题吗? 我对"dangling pointer"(野指针)的理解是,它通常指向未知的随机位置。通常是指针指向一个未知的随机位置。我在这里看不到这个问题。 Re: S32K312 - a MCAL pointer variable point to a self-defined variable 你好,塞伦特、 从实时观察中可以看到,"LibDiagCom_Initialized "的位置是 0x204037df,而 Lpspi_Ip_axStateStructure 中的指针 RxBuffer 指向 0x204037DC。 我为 LibDiagCom_Initialized 设置了一个数据断点,结果发现 LibDiagCom_Initialized 的值在数据断点处被 RxBuffer 改变了,如另一张图片所示。 所以我的问题是 Lpspi_Ip_axStateStructure 中的 RxBuffer 不应该在初始化时指向某个地方吗?如果不是,是不是指针悬空? Re: S32K312 - a MCAL pointer variable point to a self-defined variable Hi@yumi 在你提供的图片中,我没有看到"LibDiagCom_Initialized" 的值发生了变化。 你最好把你的测试程序提供给我,因为我还是不明白。我从你提供的图片中看不出任何问题。
View full article
S32K324 HSE固件如何安装? 我正在开发S32K324,S32K324哪里可以找到安装HSE固件的软件工程? Re: S32K324 HSE固件如何安装? Hi 请从S32K3 标准软件> 汽车软件 - S32K3 - HSE 固件 > S32K344 HSE FW 0.2.40.0 SR 版本下载。注意:此版本支持 S32K344、S32K324 和 S32K314。HSE_DEMOAPP_S32K3XX_0_2_40_0.exe可以在S32K311 HSE FW 0.2.40.0 RTM版本中找到。 如果您没有 Lauderbach,只有 PEMicro 或 J-Link 调试器,请下载S32K3_HSE_DemoExamples 。建议参考HSE 固件安装中的讨论。 由于资源有限,我们目前无法支持客户通过通用电子邮件帐户(例如 gmail.com 或 qq.com 或类似帐户)发信。请确保您在与 NXP 沟通时使用您的公司电子邮件地址,以便我们能够相应地优先处理您的问题。感谢您的理解。 此致, 罗宾 -------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果这篇文章回答了您的问题,请点击“标记正确”按钮。谢谢你! - 我们会关注上次发帖后七周的帖子,之后的回复将被忽略 如果您稍后有相关问题,请打开一个新线程并参考已关闭的线程。 --------------------------------------------------------------------------------
View full article
如何为 imx8m 板 构建和使用仿真器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好,先生, 我使用的是 imx8m mini EVK 和 Andriod 9.0 AOSP 版本。 我能够成功下载并版本 imx8 EVK 板 的 AOSP,而且运行良好。 为了为 imx8mm evk 版本 AOSP,我使用了以下命令- $ 来源 版本/envsetup.sh $ lunch evk_8mm-userdebug $ make 2>&1 | tee build-log.txt 但我想使用模拟器进行一些开发和测试活动。 当我执行模拟器命令时 模拟器 然后模拟器打开,但它根本无法启动和运行。 在一些博客和 AOSP 文档中提到,它适用于 - 午餐 aosp_x86_64-eng 但是我想在我的 imx8 迷你 EVK 板上使用模拟器。即 - 午餐 evk_8mm-userdebug 请建议我怎样才能在我的 imx8mm 版本中使用模拟器,即用于-> lunch evk_8mm-userdebug 需要做哪些更改和设置? 谢谢& 、 马内什 Android i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano i.MX6_All i.MX6DL i.MX6 双核 i.MX6S i.MX6SL i.MX6SoloX i.MX6UL i.MX7 双核 i.MX7 单核 i.MX 7ULP i.MXRT Linux Re: How to build and use emulator for imx8m board 本指南对任何专门为 i.MX8 M 板构建仿真器的人都非常有用。分步说明可以更轻松地安装环境并使仿真器平稳运行。我很高兴能在自己的设备上试一试,看看它的性能如何。感谢您的分享! Re: How to build and use emulator for imx8m board 您好, 你是如何将最新的安卓系统移植到 imx8 上的? 我刚开始开发安卓系统,您能给我一些建议吗? 我已经下载了 aosp 并将其版本并在模拟器上运行,我还没有决定下一步,任何建议将不胜感激, 感谢您抽出宝贵时间 顺祝商祺! Re: How to build and use emulator for imx8m board <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 不幸的是,我们的电路板支持包不支持仿真和 aosp_x86_64-eng 设备。对于这可能给您带来的不便,我深表歉意。 不过,您可以在以下 git 中下载任何修改后的 ASOP 代码。 仓库 init-u https://android.googlesource.com/platform/manifest-b android- 9.0.0_r35 # 这个分支是我们最新安卓版本使用的修订版。 仓库同步 顺祝商祺! 迭戈 Re: How to build and use emulator for imx8m board <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 对我的上述问题有什么建议? 谢谢! 马内什 Re: How to build and use emulator for imx8m board <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好,先生, 正如我在上面的帖子中提到的那样,我能够成功编译 imx8 Mini 板 的所有 AOSP 源代码 而且能够在我的 imx8m Mini EVK 板上对其进行测试。 但是当我尝试在我的ubuntu linux上用上市模拟器时,模拟器窗口出现了,但它永远处于封锁状态。 命令如下 模拟器   是否有可能在安卓模拟器上用上市 imx8 mini AOSP 及其安卓框架? 如果可能,有哪些步骤?还是有其他仿真方法? 备注 在一些博客和 AOSP 文档中提到,它适用于 - 午餐 aosp_x86_64-eng 但是当我下载 AOSP 并尝试从午餐开始版本 aosp_x86_64-eng 命令时,它会出错,说- /bin/bash:-c: line 0: `echo -e"\033[1mvendor/nxp-opensource/fsl_imx_demo/Ethernet/Android.mk:\ 033 [31merro r:\033 [0m\ 033 [1m " 以太网:同时指定 LOCAL_SDK_VERSION (system_current) 和 LOCAL_PRIVATE_PLATFORM_API(当前)但应仅指定一个 "\ 033 [0m " > & 2' build/make/core/sdk_check.mk: 34:错误:完成。 14:57:53 ckati 失败,退出状态为 1 我按照以下步骤从恩智浦网站下载和版本 imx8 的 AOSP- $ 仓库 init -u https://source.codeaurora.org/external/imx/imx-manifest.git -b imx-android-pie -m imx-p9.0.0_2.0.0-ga.xml $ 仓库同步 $ 来源 build/envsetup.sh $ lunch evk_8mm-userdebug $ make 2>&1|tee build-log.txt 现在我的问题是> 1。如何在由上述命令生成的这个 AOSP 版本中使用仿真器? 2。如何为午餐版本这个下载的 AOSP 源代码 aosp_x86_64-eng? 3.从哪里下载未经恩智浦修改的 Android Pie 原始 AOSP 源代码? 谢谢! 马内什
View full article
S32G Linux with ATF adjust clock for spread spectrum Hi Linux BSP team, Customer inquired the guidance on how to adjust the clock spread spectrum settings in the Linux BSP with ATF. I checked S32G latest BSP, the following clock spread spectrum related PLL Frequency Modulation(PLLFM)register configuration is not found. My question is that do we have the plan to add this support in Linux BSP? BRs, Tianxiang Linux BSP Re: S32G Linux with ATF adjust clock for spread spectrum Rather than spread spectrum that can in theory only works at 1516MHz (DS value just below 1600MHz) as it is not down-spread, meaning you overclock you DDR otherwise, Valeo has decided to simply move the DDR freq to 1590MHz (far closer to 1600MHz) as it is easier to implement compared to SS. But as 1590MHz, is not in the DS and calibration tool, it is at their own risk. Here is the article: [S32G] change the DDR frequency to 1590MHz and measure the results with a 20€ SDR dongle Re: S32G Linux with ATF adjust clock for spread spectrum Hi Ghennadi, Got it, thanks for the quick confirmation. BRs, Tianxiang Re: S32G Linux with ATF adjust clock for spread spectrum Hi @Tianxiang_Huang , As of today, the clock spread spectrum for DDR PLL Frequency Modulation is not supported, and it is not planned to be added anytime soon. A detailed change request is needed in case this is relevant for one or more clients. Please take into account that any DDR-related change has to be synchronized with DDR tool given that TF-A integrates the code generated by this tool.  Regards, Ghennadi
View full article