935772_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

935772_zh-CN

935772_zh-CN

如何为 imx8m 板 构建和使用仿真器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好,先生,

我使用的是 imx8m mini EVK 和 Andriod 9.0 AOSP 版本。

我能够成功下载并版本 imx8 EVK 板 的 AOSP,而且运行良好。

为了为 imx8mm evk 版本 AOSP,我使用了以下命令-

$ 来源 版本/envsetup.sh

$ lunch evk_8mm-userdebug

$ make 2>&1 | tee build-log.txt

但我想使用模拟器进行一些开发和测试活动。

当我执行模拟器命令时

模拟器

然后模拟器打开,但它根本无法启动和运行。

在一些博客和 AOSP 文档中提到,它适用于 - 午餐 aosp_x86_64-eng

但是我想在我的 imx8 迷你 EVK 板上使用模拟器。即 - 午餐 evk_8mm-userdebug

请建议我怎样才能在我的 imx8mm 版本中使用模拟器,即用于-> lunch evk_8mm-userdebug

需要做哪些更改和设置?

谢谢& 、

马内什

Androidi.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nanoi.MX6_Alli.MX6DLi.MX6 双核i.MX6Si.MX6SLi.MX6SoloXi.MX6ULi.MX7 双核i.MX7 单核i.MX 7ULPi.MXRTLinuxRe: How to build and use emulator for imx8m board

本指南对任何专门为 i.MX8 M 板构建仿真器的人都非常有用。分步说明可以更轻松地安装环境并使仿真器平稳运行。我很高兴能在自己的设备上试一试,看看它的性能如何。感谢您的分享!

Re: How to build and use emulator for imx8m board

您好,

你是如何将最新的安卓系统移植到 imx8 上的?

我刚开始开发安卓系统,您能给我一些建议吗?

我已经下载了 aosp 并将其版本并在模拟器上运行,我还没有决定下一步,任何建议将不胜感激,

感谢您抽出宝贵时间

顺祝商祺!

Re: How to build and use emulator for imx8m board <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好

不幸的是,我们的电路板支持包不支持仿真和 aosp_x86_64-eng 设备。对于这可能给您带来的不便,我深表歉意。

不过,您可以在以下 git 中下载任何修改后的 ASOP 代码。

仓库 init-u https://android.googlesource.com/platform/manifest-b android- 9.0.0_r35 # 这个分支是我们最新安卓版本使用的修订版。

仓库同步

顺祝商祺!

迭戈

Re: How to build and use emulator for imx8m board<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好,

对我的上述问题有什么建议?

谢谢!

马内什

Re: How to build and use emulator for imx8m board<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好,先生,

正如我在上面的帖子中提到的那样,我能够成功编译 imx8 Mini 板 的所有 AOSP 源代码

而且能够在我的 imx8m Mini EVK 板上对其进行测试。

但是当我尝试在我的ubuntu linux上用上市模拟器时,模拟器窗口出现了,但它永远处于封锁状态。

命令如下

模拟器

 

是否有可能在安卓模拟器上用上市 imx8 mini AOSP 及其安卓框架?

如果可能,有哪些步骤?还是有其他仿真方法?

备注

在一些博客和 AOSP 文档中提到,它适用于 - 午餐 aosp_x86_64-eng

但是当我下载 AOSP 并尝试从午餐开始版本 aosp_x86_64-eng 命令时,它会出错,说-

/bin/bash:-c: line 0: `echo -e"\033[1mvendor/nxp-opensource/fsl_imx_demo/Ethernet/Android.mk:\ 033 [31merro r:\033 [0m\ 033 [1m " 以太网:同时指定 LOCAL_SDK_VERSION (system_current) 和 LOCAL_PRIVATE_PLATFORM_API(当前)但应仅指定一个 "\ 033 [0m " > & 2' build/make/core/sdk_check.mk: 34:错误:完成。

14:57:53 ckati 失败,退出状态为 1

我按照以下步骤从恩智浦网站下载和版本 imx8 的 AOSP-

$ 仓库 init -u https://source.codeaurora.org/external/imx/imx-manifest.git -b imx-android-pie -m imx-p9.0.0_2.0.0-ga.xml

$ 仓库同步

$ 来源 build/envsetup.sh

$ lunch evk_8mm-userdebug

$ make 2>&1|tee build-log.txt

现在我的问题是>

1。如何在由上述命令生成的这个 AOSP 版本中使用仿真器?

2。如何为午餐版本这个下载的 AOSP 源代码 aosp_x86_64-eng?

3.从哪里下载未经恩智浦修改的 Android Pie 原始 AOSP 源代码?

谢谢!

马内什

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-22-2025 12:03 AM
更新人: