Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
将NFC库移植到FRDM_K64F时出现问题 我正在尝试 根据网络研讨会和文档 NFC-READER-K64.pdf 将 NFC 阅读器 库 移植 到 K64F。 预期的屏幕截图和实际的屏幕截图之间存在一些差异,我认为这是由于软件的新版本(看起来网络研讨会是几年前做的)但一切都很简单,直到我尝试将 K64F 板的 SDK 导入到项目中。从文档和网络研讨会来看,SDK 文件应该出现在主项目文件夹和示例项目(NfcrdlibEx1_BasicDiscoveryLoop)中。事实并非如此。 当我检查 DAL 文件夹中的电路板时,K64RC633 的电路板也不在那里 不确定如何继续。是否有可反映当前软件构建的较新文档? 回复:将NFC库移植到FRDM_K64F时出现问题 嗨,丹尼尔 非常感谢您及时的回复。我认为我没有充分描述我的问题。 我已经导入了 FRDM64 板的 SDK。 我感到困惑的问题是链接过程之后 DAL 目录的位置。 NFC 阅读器库移植 FRDM_K64F 中描述的过程描述了链接 DAL、phOsal 和 infs 目录后,它们应该像这样出现在项目文件夹中。 但事实并非如此。我的项目文件夹看起来像这样...... infs 目录在那里,但 DAL、NxpNfcRdLib 和 phOsal 似乎不在那里。但我知道它们在那里——它们只是“隐藏”了。 有没有办法显示隐藏的文件夹? 回复:将NFC库移植到FRDM_K64F时出现问题 嗨,丹尼尔 问题更多的是 DAL 目录似乎位于正确的位置(链接后),但查看项目资源管理器时,它仅显示在工作区中,而不是在项目本身下。 就好像它被“隐藏”了一样…… 有没有办法显示“隐藏”目录。 谢谢! 微波熔炉 回复:将NFC库移植到FRDM_K64F时出现问题 嗨,丹尼尔 谢谢你,今天早上按照这个指南操作,一切都很顺利,直到我尝试链接各种 NFC 阅读器库。我按照 NxpNfsRdLib、DAL、phOsal 和 intfs 文件夹的程序进行操作。该过程似乎有效,但文件夹没有出现在 frdmk64f_basic_loop_discovery 项目文件夹中。 当尝试编辑以 phDriver_KinetisSDK.c 开头的源文件时,就会出现这个问题 该文件不在项目文件夹下。 非常感谢您的帮助, 微波熔炉
View full article
关于引导加载程序刷写和移植功能后固件完整性验证的询问 尊敬的恩智浦支持团队, 我目前正在从事一个涉及 S32K146 微控制器和 S32 Design Studio (S32DS) 开发环境的项目。我的问题涉及两个主题: 在 Bootloader 成功刷新固件后,我想知道是否有办法验证固件的完整性,以确保固件已正确写入且没有任何损坏。您能否提供有关实现此固件完整性验证的任何可用方法或工具的指导? 我还尝试将现有的 MPC5606 项目移植到 S32K146。具体来说,原始 MPC5606 项目使用以下代码进行部分操作: #pragma push #pragma force_active #pragma section_sconst_type“_bblk_entry”“_bblk_entry” 外部__asm void __启动(); const uint32_t bblk_entry_addr = (uint32_t)__start; /*vcus*/ #pragma pop 我想知道如何在 S32K146 环境中实现类似的功能。您能否提供有关如何在 S32K146 中实现此目的的指导? 感谢您的时间和帮助。我期待您的回复。   此致, 钱德勒X 回复:关于引导加载程序刷写和移植功能后固件完整性验证的询问 你好,VaneB, 我想对您提供的信息表示感谢。这对我非常有帮助。非常感谢您的支持! 此致, 钱德勒X
View full article
S32K3 RTD 5.0.0 - LPUART - Distinguishing between TX and RX when 'end transfer' indicated? I'm coding up some board support software for a S32K344 processor, working with S32K3 RTD 5.0.0 and specifically using the Lpuart_Uart_Ip for full-duplex asynchronous (interrupt-driven) transmit and receive operations. The problem: It seems there is no direct way to distinguish, when receiving a callback with event LPUART_UART_IP_EVENT_END_TRANSFER, whether the callback is associated with an outstanding TX or an outstanding RX operation.  (This event is generated by both.) After examining the Lpuart_Uart_Ip.c implementation, I've determined a somewhat convoluted way to disambiguate in my use case.  Specifically: I keep track of whether I'm expecting an imminent RX 'end transfer' event.  I expect an imminent RX 'end transfer' event when:  1) I have received a callback with LPUART_UART_IP_EVENT_RX_FULL event, AND 2) I have not reset the receive buffer  to non-zero size within that callback, e.g., via Lpuart_Uart_Ip_SetRxBuffer(). 3) I have not yet received the expected callback indicating the 'end transfer' event. When I am expecting an imminent RX 'end transfer' event, I assume the callback is for the outstanding RX operation. When I receive an 'end transfer' callback under other conditions, I assume the callback is for the outstanding TX operation. Perhaps I'm missing something - is there a better way to disambiguate?  Other RTD implementations have separate RX and TX callbacks, but that isn't the case here.  My suggestion would be to have separate 'end transfer' event type enumeration values for RX and TX, but I realize that such a change to the API wouldn't be backwards-compatible, and probably couldn't be instituted before the next major RTD version (e.g. 6.0.0) Re: S32K3 RTD 5.0.0 - LPUART - Distinguishing between TX and RX when 'end transfer' indicated? Hi, Currently, the implementation does not differentiate between TX and RX end events directly. Your proposed method could be beneficial. If Lpuart_Uart_Ip_SetRxBuffer is not invoked during the LPUART_UART_IP_EVENT_RX_FULL event, the callback for LPUART_UART_IP_EVENT_END_TRANSFER will be triggered immediately without being interrupted by another event. Therefore, if a user flag is set during the LPUART_UART_IP_EVENT_RX_FULL event when SetRxBuffer is not called, this flag can be utilized in the LPUART_UART_IP_EVENT_END_TRANSFER event to identify that it pertains to the RX event, and the flag can then be cleared. Ideal proposal is to split EVENT_END_TRANSFER by EVENT_END_TX_TRANSFER and EVENT_END_RX_TRANSFER as you mentioned, but not sure if it is planned for next revisions. But you can test this as well. BR, Pert
View full article
i.mx8MPの最大メモリ密度 こんにちは、NXPチームの皆様、 サポートされているLPDDR4メモリの最大密度 i.MX8MPはどれくらいですか? ありがとうございます Re: i.mx8MPの最大メモリ密度 ダニエルさん、こんにちは。 この情報はとても役に立ちます。 よろしく、サイモン Re: i.mx8MPの最大メモリ密度 i.MX8MPのメモリ密度はダイあたり32 Gb(ギガビット)で、これはダイあたり4 GB(ギガバイト)に相当します。 答えが分かるといいですね。
View full article
使用QN9090的PWM功能来使蜂鸣器响 您好。 我想使用QN9090的PWM功能来发出蜂鸣器的声音。 我相信可以从“fsl_pwm.h”中的“pwm_setup_t”设置PWM频率。 但是,我不知道“prescaler_val”、“period_val”和“comp_val”如何影响PWM。请告诉我是否有一个公式可以根据这三个值计算 PWM 频率。 亲切的问候。
View full article
S32K3 SPD DMA こんにちは、 RTD400とSPD105を使用し、開発ボードはS32K312 144P開発ボードです。 設定を行わずに、テスト対象の UART + DMA プログラムに FCCU モジュールを追加しました。ヘッダーファイルが参照されておらず、コード内でFCCU部分が初期化されていない場合でも、プログラムはClock_Ip_SetWaitStatesで停止します。 テスト対象の SPD モジュール プログラムに uart モジュールを通常どおり追加し (RAM およびフラッシュ インジェクション エラーを含む)、その後、設定を行わずに DMA モジュールを追加しました。ヘッダー ファイルと初期化 Fdma 部分がコード内で参照されていない場合でも、プログラムは Clock_Ip_SetWaitStates() 関数内にあります。その後、ハードウェア エラー割り込みが発生します。 FCCU モジュールを追加せずに UART + DMA のコードをアップロードしましたが、正常に動作しました。ただし、追加後はクロック初期化プログラムにハードウェア エラーが発生します。この原因は何でしょうか? また、この問題はどのように解決できるでしょうか? Re: S32K3 SPD DMA 同様の問題に遭遇しました。S32K312 のUART 割り込みモードを使用すると動作しますが、Dma_Ip_Init() および Rm_Init() の後にLpuart_Uart_Ip_AsyncSend () またはLpuart_Uart_Ip_AsyncReceive () を実行すると、 HardFault_Handler () に入ります。 サポートをお願いできますか。 Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@ Neo1096 申し訳ございませんが、IAR をサポートすることはできません。変更するには、提供されているリンク ファイルを参照してください。 Re: S32K3 SPD DMA icf ファイルを提供してもらえますか?IARで使用する必要があります Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@ Neo1096 問題の原因を見つけました。 これは、S32 DS が提供するリンク ファイルの構成の問題が原因です。 SPD パッケージ内のリンク ファイルを S32 DS 内のリンク ファイルに置き換えると、この問題は解決できます。 SO、さらにテストを行うには、添付ファイルのリンク ファイルを参照してください。 Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@ Neo1096 社内チームが問題を再現し、現在考えられる原因を排除しています。 更新日時: 2025年7月23日。 Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@Neo1096 社内フォーラムからの返信はまだ受け取っていませんので、お待ちください。 更新日:2025年7月15日。 Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@Neo1096 社内フォーラムからの返信はまだ受け取っていませんので、お待ちください。 更新データ:2025年7月7日。 Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@ Neo1096 今朝再度プッシュしましたが、社内フォーラムからはまだ何の返答もありません。 Re: S32K3 SPD DMA 何か進展はありましたか? Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@Ne01096 これはバグかもしれません。何か見落としているかどうか、デザインチームに確認する必要があります。 現状では、DMA モジュールを追加すると、クロックの初期化時にハードファルト状態になります。 さまざまなバージョンでテストしましたが、結果は同じでした。 Re: S32K3 SPD DMA exceptions.cにコードを追加しましたStartup_Code フォルダーの下に、主にエラー注入によって発生したハードウェア エラーを処理するためにあります。その他の部分は変更ありません。 Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@Neo1096 ご提供いただいたプロジェクト「S32K312_SPD104_DMA_UART」をテストしているときに、問題が発生しました。 原因はまだ見つかっていませんが、理論上は「S32K312_SPD104」と同じ設定であれば、このような問題は発生しないはずです。 明日、「S32K312_SPD104」のコードを修正してみます。 しばらく時間がかかります。また、起動ファイルが変更されている可能性があります。 Re: S32K3 SPD DMA 以前アップロードしたコードは実行CAN。FCCU モジュールを個別に追加すると、操作が失敗します。 コードのコピーを2つ再アップロードしました。 正しく実行CANファイルは、SPD104 バージョンに基づいて RAM および FLASH インジェクション エラーをテストします。(S32K312_SPD104) もう 1 つは正しく実行できません。これは、前のコードにDMA+UART部分を追加し、Clock_Ip_SetWaitStates(); ハードウェア割り込みを入力します(S32K312_SPD104_DMA_UART) ぜひご覧ください。ありがとう。 Re: S32K3 SPD DMA こんにちは@ Neo1096 まず、提供されたプロジェクトをテストしましたが、おっしゃった問題は発生しませんでした。CANさらに詳しい情報と、変更が必要かどうかを教えてください。 第二に、SPDバージョン4.0.0に対応するP24は1.0.4のはずです。バージョン1.0.4をインストールしてもう一度お試しください
View full article
nxp s32k312のHSEファームウェアに問題が発生 当社は NXP S32K312 MCU を使用しており、現在 HSE ファームウェアに問題が発生しています。 1.HSE ステータス レジスタ値が破損しているようです (0x4038C107)。 2.このステータス破損のため、HSE API にアクセスできません。 3.HSE ファームウェアの消去または再フラッシュの試みが失敗しました。 4.MU0_TR1 レジスタまたはメモリに書き込んで消去/リセット コマンドをトリガーすることはできません。 5. デバッガーがコネクテッドされているときに、単一の外部リセット中に複数のソフトウェア リセットが観察されました。 支援の要請: 1.S32K312 の HSE ファームウェアを消去して再フラッシュするための正しい推奨手順を教えてください。 2. 現在の破損状態のために HSE ファームウェアの再フラッシュが不可能な場合、HSE を回復したり、ステータス レジスタの破損を解決したりするには、どのような手順を実行すればよいですか。 3. デバッガーを接続した状態でハードリセットを実行すると、複数のリセットが発生することが知られていますが、これに関する既知の問題や回避策はありますか? 4.破損した HSE ステータス レジスタの問題を解決し、HSE API へのアクセスを回復するにはどうすればよいですか? 私たちが従ったHSEファームウェアのフラッシュのプロセス。 ステップ 1: 提供された PINK ファイルを、IVT なしで、デモ アプリケーションおよびセキュア ブート アプリケーションの ELF ファイルとともにフラッシュしました。 ステップ2:リセット完了 ステップ3: HSE位置0x005d4000とDCMレジスタに??マークが観測される ステップ4: アドレス0x00400000のブートローダーとアドレス0x00442000のアプリケーションを再フラッシュしました。 ステップ5:デバッガをコネクテッドした状態でハードリセットを実行すると、外部リセットコマンドを1つだけ発行したにもかかわらず、ソフトウェア側から複数のリセットがトリガーされることが観察されました。 スクリーンショットは参考としてご覧ください @lukaszadrapaこれらの問題を解決するのを手伝ってください Re: Facing issues with HSE Firmware on nxp s32k312 まあ、こんなことは起こるはずはない。いくつか質問があります。 SBAFのバージョンは何ですか?0x4039_C020 で CAN 読み取ることができます。説明は、HSE FW リファレンス・マニュアル rev. の表 141 に記載されています。2.5. どのバージョンの HSE FW をインストールしましたか?それは AB_SWAP バージョンですか、それとも FULL_MEM バージョンですか? どのようなインストール方法を使用しましたか?フラッシュにアプリケーションがロードされていますか?もしSOなら、クロックはどのように設定されていますか? また、UTEST の HSE 機能フラグがプログラムされると、HSE ファームウェアのフラッシュ内の対応する領域がメモリ マップから永久に削除されることに注意してください。HSE ファームウェアが消去されると、この領域に再度アクセスできなくなります。AB_SWAP バージョンがインストールされているCASEも同様です。このCASE、HSE ファームウェア用に 2 つの領域が予約されており、1 つはアクティブ ブロックに、もう 1 つはパッシブ ブロックにあります。AB_SWAP がインストールされると、HSE OTA フラグが UTEST にプログラムされる。SO、両方の領域が HSE ファームウェア用に永久に予約されます。 Facing issues with HSE Firmware on nxp s32k312 こんにちは、 新しいハードウェア プラットフォームに HSE ファームウェアを再インストールしようとしました。最初、HSE ステータス レジスタには、ビット「0」(HSE ファームウェアの存在を示す) が正しく設定されていることが示されます。ただし、機能リセットを実行すると、このビットはクリアされ、割り当てられたメモリはそのままのように見えても、HSE ファームウェアにアクセスできなくなります。 機能リセット後の HSE ステータス レジスタの予想される動作を明確にしていただけますか?さらに、リセット後も HSE ファームウェアにアクセスできるようにするために推奨されるリセット処理手順は何ですか? Re: Facing issues with HSE Firmware on nxp s32k312 HSE ファームウェア リファレンス マニュアルは、このページの [ドキュメント] -> [セキュア ファイル] セクションからダウンロードできます。 https://www.nxp.com/products/S32K3#ドキュメント 表示されない場合は、アクセス権を要求する必要がある可能性があります。 https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights:SEC-ACCESS MU FSR レジスタ (0x4038C107) の内容に基づくと、HSE ファームウェアは存在しません。つまり、HSE サービスを実行できないということです。最初の回答で書いたように、0x4039_C028 の HSE GPR レジスタを確認してください。ビット 0 がクリアされている場合、HSE ファームウェアはインストールされていません。 ファームウェアをインストールするには、デフォルトの場所、IVT 経由、または MU 経由の 3 つの方法があります。これらはすべて、HSE ファームウェア リファレンス マニュアルに記載されています。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: Facing issues with HSE Firmware on nxp s32k312 こんにちは、 返信ありがとうございます。 現在、HSEファームウェアを消去できません。以前提案された方法(RAMに0x57を書き込み、TR[1]メカニズムを使用する方法)を試しましたが、メモリの消去は成功しませんでした。さらに、HSEファームウェアAPIが応答せず、期待どおりに動作しません。図に示すように、HSEファームウェアの再インストールで問題が発生しています。 HSE ファームウェアを強制的に消去またはリセットするための代替方法または更新された方法を提供していただけますか? HSEファームウェアリファレンスマニュアルのダウンロード方法 Re: Facing issues with HSE Firmware on nxp s32k312 こんにちは、 返信ありがとうございます。 現在、HSEファームウェアを消去できません。以前提案された方法(0x57をRAMに書き込み、TR[1]メカニズムを使用する)を試しましたが、メモリを消去することはできませんでした。さらに、HSE ファームウェア API が期待どおりに応答または機能しません。HSE ファームウェアの再インストール問題が発生しています。 HSE ファームウェアを強制的に消去またはリセットするための代替方法または更新された方法を提供していただけますか? Re: Facing issues with HSE Firmware on nxp s32k312 こんにちは@Anitha7 これが重要なポイントのようです: 「ステップ 1: 提供された PINK ファイルを、IVT なしで、デモ アプリケーションおよびセキュア ブート アプリケーションの ELF ファイルとともにフラッシュしました。」 「デフォルトのアプリケーション NVM の場所」経由のインストール方法 (IVT でピンク色のファイルへのポインターが定義されていない) は、フラッシュに有効な IVT がない場合にのみ機能します。ピンク色のファイルを 0x400000 にロードし、有効な IVT を持つ他のアプリケーションをフラッシュにロードした場合、HSE ファームウェアはインストールされません。 スクリーンショットによると、0x5D_4000 の領域は HSE ファームウェア用に予約されているため、0x1B00_0000 の HSE 機能フラグはすでにプログラムされています。最も簡単な解決策 - フラッシュ全体 (データ フラッシュを含む) を消去し、0x40_0000 のピンク色のファイルのみをロードします。デバイスをリセットすると、HSE ファームウェアがインストールされます。 次に、0x4039_C028 の HSE GRP レジスタを CAN します。ビット 0 が設定されている場合、HSE ファームウェアがインストールされています。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article
MIMXRT1021の内部RTC発振器の特性 私はウォッチドッグを使用していますが、そのソースクロックは RTC クロックであることがわかりました。 私は水晶や外部 RTC クロック ソースを使用していないSO、内部リング発振器に依存しています。 リング発振器の特性は一貫して指定されていません。 ハードウェア ユーザー ガイドでは、「...オンチップ 40 kHz 発振器」と指定されています。許容範囲は±50%です(表4) 技術データシートのセクション4.1.4に同様の仕様が記載されています。しかし、セクション 4.2.4.2 には、「このブロックの周波数範囲は約 10~45 kHz です」と記載されています。 ウォッチドッグのタイムアウト時間の選択は、時には微妙なバランス調整を必要とするため、ソース クロックの +/- 50% の許容範囲を考慮する必要があります。 私の質問は次のとおりです: 1. 実際の公称振動周波数はいくらですか?32kHz ではない場合、なぜですか? 2. 公称周波数が 32kHz でない場合、ウォッチドッグ タイムアウトがすでに間違っているということではないでしょうか? 3. 温度によってどのように変化しますか?つまり、熱くなるとスピードが速くなるか遅くなるか? 4. +/-50% には温度変化も含まれますか? よろしくお願いします。 アレックス i.MXRT 102x Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、返信が遅くなり申し訳ありません。 混乱させてしまい申し訳ございません。私が言いたかったのは、先ほど共有したデータは実際に本番環境向けのものであるということです。 32kHz +/- 50%、-40℃~105℃。 BR ハビブ Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは、ハビブさん。 データシートのすべての情報は生産時にテストされています。 どのデータシートにどの情報がありますか?私の最初の投稿を参照してください: 「ハードウェア ユーザー ガイド」では、「...オンチップ 40 kHz 発振器」と指定されています。許容範囲は±50%です(表4) 技術データシートのセクション4.1.4に同様の仕様が記載されています。しかし、セクション 4.2.4.2 には、「このブロックの周波数範囲は約 10~45 kHz です」と記載されています。 これらのいずれも、-40℃から105℃で32kHz +/- 50%と記載されておらず、また、これらのいずれも、メーカーが保証する仕様を記載する通常の場所である表に記載されていません。 よろしくお願いします。 アレックス Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、 SO、+/-50% には、初期値や -40℃ から 105℃ までの温度など、考えられるすべての変動が含まれるということですか? はい。初期値と温度はこのパーセンテージに含まれます これは製造段階でテストされていますか? - つまり、発振器周波数が +/-50% または 32kHz 以内であることを確認するために、すべてのチップが -40℃ から 105℃ までテストされていますか? データシートのすべての情報は生産時にテストされています。 BR ハビブ Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは、ハビブさん。 SO、+/-50% には、初期値や -40℃ から 105℃ までの温度など、考えられるすべての変動が含まれるということですか? これは製造段階でテストされていますか? - つまり、発振器周波数が +/-50% または 32kHz 以内であることを確認するために、すべてのチップが -40℃ から 105℃ までテストされていますか? ありがとう アレックス Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、 あなたの質問にお答えします: 公称周波数が 32kHz であると述べているので、発振器がどの周波数で動作しているかに関係なく、ウォッチドッグ タイムアウト時間は公称 32.786kHz を基準にしているのでしょうか? WDOG のクロック周波数は発振器から得られます。発振器が 32 kHz 以外の周波数で動作する場合、この偏差は WDOG のタイミングに直接影響します。そのため、内部発振器は起動の高速化と改ざん防止に役立ちますが、32 kHz クロックの唯一のソースとしては使用すべきではありません。 +/-50% のうち、初期値許容範囲はどのくらいで、温度変動はどのくらいですか? 前回の投稿でも述べたように、温度による周波数偏差は複数の要因の影響を受け、予測できないCANがあります。ただし、動作温度範囲 -40℃~105℃では、変動は±50%以内に収まります。 BR ハビブ Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは、ハビブさん。 回答ありがとうございます。いくつか追加の質問があります。 公称周波数が 32kHz であると述べているので、発振器がどの周波数で動作しているかに関係なく、ウォッチドッグ タイムアウト時間は公称 32.786kHz を基準にしているのでしょうか? +/-50% のうち、初期値許容範囲はどのくらいで、温度変動はどのくらいですか? よろしくお願いします。 アレックス Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、 返信が遅くなり申し訳ありません。あなたの質問にお答えします: 1. 実際の公称振動周波数はいくらですか?32kHz ではない場合、なぜですか? 公称周波数は 32 kHz ですが、プロセスの変動や温度条件に応じて最大 ±50% CAN 変化します。 2. 公称周波数が 32kHz でない場合、ウォッチドッグ タイムアウトがすでに間違っているということではないでしょうか? 現在、WDOG タイムアウトをどのようにテストしているか、詳しく教えていただけますか? 3. 温度によってどのように変化しますか? つまり、熱くなると速度は速くなりますか、それとも遅くなりますか? 温度による周波数偏差は複数の要因の影響を受け、予測できないCANがあります。ただし、動作温度範囲 -40℃~105℃では、変動は±50%以内に収まります。 4. +/-50% には温度変化も含まれますか? はい、±50% の許容範囲は、温度による変動とプロセスの変動を考慮しています。 BR ハビブ Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは、ハビブさん。 私は RT1020-EVK を使用していません。RTC クロックや水晶のないボードを持っています。RTC_XTALI ピンは GND にコネクテッド、RTC_XTALO ピンはオープンになっています。 ありがとう アレックス Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、 この発振器の公称値と温度の影響に関する詳細な情報を得るために、社内で問い合わせてみました。ご辛抱いただきありがとうございます。 ところで、質問があります。現在、WDOG タイムアウトをどのようにテストしているのか、詳細を教えていただけますか?RT1020-EVK を使用している場合は、外部 32kHz 発振器が含まれているため、内部発振器に依存しないことに注意してください。 BR ハビブ
View full article
デフォルトの U-Boot スプラッシュ スクリーンを変更する方法 (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 私はYocto BSP imx-6.12.20-2.0.0を使用しています。現在のビルドでは、U-Boot は起動時にデフォルトの 4 ペンギンのスプラッシュ イメージを表示します。 このデフォルトの U-Boot イメージがどこから選択されているか教えていただけますか? また、この画像を Yocto ビルドの一部としてカスタム スプラッシュ スクリーンに置き換えるにはどうすればよいですか? どのソース ファイルまたは Yocto レシピを変更する必要があるかについてのガイダンスがあれば、大変助かります。 グラフィックスとディスプレイ i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Linux Yocto Project Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) こんにちは、 アプリケーション用の既製のパッチはありませんが、以前のコミットを参照してソースコードを変更する必要があります。 よろしくお願いします、 志明 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu コミットでは「 logo_linux_clut224.ppm 」を表示することだけが言及されています。 しかし、私の要件は、 logo_linux_clut224.ppmをフルスクリーン(1920 x1080)で4つのタイルではなく、単一の画像として表示することです。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) こんにちは、 このコミットを参照してください: https://github.com/varigit/linux-2.6-imx/commit/1a3d71c1c38b058daa0d29140a9cff747e5a7f51 よろしくお願いします、 志明 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu ありがとうございます。デフォルトのログを変更CAN。 しかし、4つのペンギンの画像のように、私のカスタム画像は4つのタイルとして表示されます 1920x1080の単一画像として表示できますか? Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu ありがとうございます。デフォルトのログを変更CAN。 しかし、4つのペンギンの画像のように、私のカスタム画像は4つのタイルとして表示されます 1920x1080の単一画像として表示できますか? Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) こんにちは、 カーネルにこのコミットが含まれていない: https://github.com/varigit/linux-2.6-imx/commit/1a3d71c1c38b058daa0d29140a9cff747e5a7f51 SO、logo.ppm は使用されません。 logo.ppmの名前をlogo_linux_clut224.ppmに変更すると、元のlogo_linux_clut224.ppmが置き換えられます。 よろしくお願いします、 志明 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu オリジナルのペンギン画像を表示する logo_linux_clut224.ppm がまだ表示されます。 Yocto イメージのカーネル ブート時に表示されるデフォルトのペンギン ブート ロゴを置き換えようとしています。 https://variwiki.com/index.php/Yocto_Linux_logoの指示に従います。 linux-imx_%.bbappendを作成しましたファイルの場所: >メタフリースケール/レシピカーネル/Linux/ その bbappend 内に、カスタム logo.ppm を追加し、その画像を bbappend の横のファイル ディレクトリの下に配置しました。 次にカーネルとイメージを再構築しました。 $bitbake -c cleanall linux-imx $bitbake Linux-imx $bitbake imx-image-full ただし、再構築後も、起動時にペンギンのロゴが表示されたままになります。ビルディング内を確認しました: >カーネルソース/ドライバ/ビデオ/ロゴ/ 注意: ビルディングする前に、置き換えられることを期待して、drivers/video/logo/ から logo_linux_clut224.ppm を手動で削除しましたが、それでも再び表示され、ロゴは変更されません。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) こんにちは@binil ロゴを置き換えるにはカーネルソースコードを変更する必要があり、ロゴファイルは.ppmです。ここにファイルしてください。こちらのガイドを参照してください。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.12.y/drivers/video/logo yocto レイヤーについては、yocto ガイドを参照してカスタム レイヤーを作成してください。 https://docs.yoctoproject.org/next/dev-manual/layers.html よろしくお願いします、 志明 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 「sources/meta-openembedded/meta-oe/recipes-kernel/linux/linux.inc」という行を見つけました。 [ -e ${UNPACKDIR} /logo_linux_clut224.ppm ]の場合; インストール -m 0644 ${UNPACKDIR} /logo_linux_clut224.ppm ドライバ/ビデオ/logo/logo_linux_clut224.ppm 「l ogo_linux_clut224.ppm 」はデフォルトのペンギン画像を表示していると思います。 もしSOなら、私の「l ogo_linux_clut224 .ppm」ファイルを使って修正するのを手伝ってもらえますCANか?
View full article
IMXRT1176 OTFAD 通过 SWD 读取时解密闪存 您好, 我目前正在使用 OTFAD 加密存储在 IMXRt1176 外部闪存中的代码。 我已经进行了两次测试,一次是我用烧在熔丝中的KEK进行加密,另一次是我用不同的密钥进行加密。 在第一次测试中,软件运行符合预期,而在第二次测试中,软件不运行也符合预期。 当我使用 MCUXpresso 中的内存浏览器读取外部闪存时,我发现当我使用不正确的密钥加密图像时,闪存内容看起来是加密的,但当我使用正确的密钥时,闪存内容看起来与未加密的图像一模一样。 我的理论是,我从 CPU 的地址空间读取闪存,而 OTFAD 正在运行,因此它在我读取闪存内容时进行解密。如果 OTFAD 使用了不正确的密钥,那么内容就无法正确解密,从而导致与原始图像不匹配。 以上说法正确吗? 如果是的话,我在使用 PEMicro Cyclone 编程器验证时遇到了一个问题,我想应该与此有关。当我对新设备进行编程时,验证通过。当我重新编程时,它没有通过。我认为在第二轮中,OTFAD 已经加载了密钥,并在 Cyclone 回读时解密了图像。如果已解密,则验证失败,因为它与加密图像不匹配。 我知道程序是正确的,因为我可以运行软件,它也会报告更新的版本号。 Re: IMXRT1176 OTFAD Decrypting Flash when reading over SWD 你好@rnicolls、 是的,这是 OTFAD 的预期结果。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: IMXRT1176 OTFAD Decrypting Flash when reading over SWD 嗨,Kan、 是的,我总是在编程前清除,但问题依然存在。我还尝试执行大规模擦除,然后进行 RESET,然后进行编程和验证,但这会导致编程步骤失败。 您能否确认,由于 OTFAD 正在运行,通过 SWD 读取闪存将显示未加密的数据? Best、 罗里 Re: IMXRT1176 OTFAD Decrypting Flash when reading over SWD 你好@rnicolls、 谢谢你的澄清!也许你是对的,需要使用"PEMicro" 进行检查,也许它可以直接读取闪存内容进行验证。 顺便问一下,在重新编程之前,您是否尝试过大规模擦除?有什么不同吗? 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: IMXRT1176 OTFAD Decrypting Flash when reading over SWD 嗨,Kan、 我正在使用 PEMicro Cyclone FX 进行编程和验证。 Re: IMXRT1176 OTFAD Decrypting Flash when reading over SWD 你好@rnicolls、 请问您使用哪种工具对闪存进行编程和验证?通过高效密码学标准(SEC)工具还是其他工具?请予以澄清。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
HSEをインストールした後にアプリケーションファームウェアが壊れた ファームウェアS32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0を使用してHSEをインストールした後、メモリをフルにインストールしました。 アプリケーション コードが動作しなくなりました。デバッグ モードでは、フラッシュにアクセスしようとすると致命的なエラーが発生する可能性があります。 HSE と連携するには、アプリケーションで何かを変更する必要がありますか? HSE に乱数を生成させたいだけです。 Re: application firmware broke after installing HSE こんにちは@ggreguer HSE が稼働している場合、まだ CUST_DEL ライフサイクルであれば、サービス HSE_SRV_ID_ERASE_FW を使用できます。これにより、HSE ファームウェアと SYS_IMG が消去されるSO、HSE の観点からはほぼ「工場出荷時設定へのリセット」と同じになります。ほとんどと言うのは、OTP メモリである UTEST フラッシュにプログラムされたデータには影響しないからです。つまり、UTEST の HSE 機能フラグがプログラムされ、FULL_MEM ファームウェアがインストールされている場合、HSE 用に予約された領域は引き続き予約されます。AB_SWAP がインストールされている場合、UTEST の OTA フラグがプログラムされるSO、HSE FW 消去後も AB_SWAP ファームウェアの領域は予約されたままになります。SO、100% 工場出荷時の状態にリセットされるわけではありません。 HSE ファームウェアに問題があり起動できない場合は、ファームウェアを回復するか、SBAF でファームウェアを消去する必要があります。これは、ハンドシェイク メカニズムによって実行できます。残念ながら、この状況では他に方法はありません。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: application firmware broke after installing HSE こんにちは@lukaszadrapa 、お元気ですか?これらのフラグをチェックして、何が起こっているのかさらに調査します。 一方、ロックしているこれらの MCU でマスター リセットを実行する方法はありますか?HSE からすべてを削除し、再び正常に動作させるには、工場出荷時設定にリセットする必要があります。ロックされているボードがいくつかあるのですが、本当に必要です。 Re: application firmware broke after installing HSE HSE に何らかの問題がある場合 (間違ったクロック構成による致命的なエラー、HSE メモリ リソースの ECC エラーなど)、フラッシュが HSE に対してロックされているが、何らかのエラーのために操作が完了していない可能性があります。HSE GPR レジスタは 0x4039_C028、ビット 16 ~ 29 で確認できます (HSE ファームウェア リファレンス・マニュアル v2.6、表 143 を参照)。HSE_CONFIG_GPR3 のステータス ビット)。リセット後約 1 秒経過しても一部のビットが永続的に設定されている場合、HSE はシャットダウン モードになっている可能性があり、ハンドシェイク手順を開始する必要があります。HSE FWリファレンスマニュアルの「14.6.7 HSEファームウェアハンドシェイク」を参照してください。こちらにも説明を書きました: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-HSE-ERR-GENERAL/mp/2072826/highlight/true#M47407 それでも解決しない場合は、具体的に何が問題なのかを詳しく教えていただく必要があります。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: application firmware broke after installing HSE もう 1 つ質問があります。MCU をハード リセットして、エラーなしですべてのメモリを消去できる以前の状態に復元する方法はありますか? 送信された画像に示すように、HSE が初期化されるのを待ってアプリケーション ファームウェアをすでにテストしましたが、まだ動作しません。次を使用してフラッシュに書き込もうとすると、 C40_Ip_pFlashBaseAddress->DATA[0] = 0x00U; Re: application firmware broke after installing HSE こんにちは@ggreguer 1. HSE がインストールされると、フラッシュの一部が HSE ファームウェア専用に割り当てられます。リファレンス・マニュアルの次の表を参照してください。 表199.HSE_Bファームウェア使用機能フラグが有効になっている場合の構成の詳細 表200。ABスワップ構成 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3XXRM 表 199 は、実際には FULL_MEM がインストールされている場合のメモリの状態です。 たとえば、Pemicro デバッガーを使用する場合、インストールされているファームウェアに応じて適切なフラッシュ アルゴリズムを選択するのはユーザー次第です。このようなフラッシュ アルゴリズムは、予約済み領域へのアクセスを回避します。 Segger のツールはステータス レジスタに基づいてこれを自動的に実行すると思います。詳細については、Segger に直接お問い合わせください。 https://kb.segger.com/NXP_S32K3xx#HSE_activated https://www.segger.com/support/technical-support/ 2. HSE ファームウェアをインストールしたら、次の 2 つが必要になります。 - MU_0 の FSR レジスタの HSE_STATUS_INIT_OK フラグが設定されるまで待機する必要があります。その前に、HSE サービスをトリガーすることはCANません。たとえば、HSE DemoExamples には次のようなものがあります。 または、RTD の例では次のようになります。 - リセット後にクロックが初期化されている場合、PRTN0_CORE2_STAT レジスタの WFI ビットを待つ必要があります。このビットは、SBAF/HSE がアイドル状態であり、クロックを変更CANことを示します。HSE の実行中に HSE_CLK を変更することはできません。これにより、予期しない動作が発生する可能性があります。これは RTD ドライバの以前のバージョンでは行われず、ユーザーが行う必要がありました。現在、この問題は修正され、RTD 5.0.0 以降のクロック初期化関数に実装されています。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: application firmware broke after installing HSE また、HSE をインストールした後、J-Flash を使用してメモリを消去することもできません。 Re: application firmware broke after installing HSE #こんにちは@lukaszadrapa 私はS32K3X4EVB-T172ボードで作業しており、HSEファームウェアをインストールしようとしています。 HSE ファームウェアのフラッシュは成功しましたが、アプリケーションは常に次の場所で停止します。 if (FALSE == checkHseFwFeatureFlagEnabled()) { /* ここで止まります */ } SO、HSE FW の初期化は続行されません。 UTEST領域(0x1B000080)をチェックしたところ、値0XFFFFFFFFが返されました。 私たちのプロジェクトとイメージを確認して、この問題の解決にご協力ください。 ありがとう
View full article
S32K1XX BOOTLODER Hello, team.     I'm currently developing the bootloader for S32K146, but I'm encountering some issues when writing data to the flash. I'd appreciate it if you could offer some advice. As shown in the image, this is an SREC file generated by S32DS IDE. However, I noticed a discontinuity in the addresses in this file: 0xA7260 ------- 0xA7270 ------- 0x7274. The remaining addresses are incremented by "0x10", but there is a gap between 0xA7270 and 0xA7274 where the increment is only 0x4. This issue prevents me from writing data to the flash because each flash write operation must occupy at least 8 bytes. However, there is only a 4-byte space provided here, making it impossible to write to the flash.    This is the problem I'm facing, and I hope you can suggest some solutions. Thank you. 回复: S32K1XX BOOTLODER Hi @shiqi_seventeen  Yes, that's correct. The minimum amount you can program is one phrase - 8 bytes: The best solution for bootloaders is to align the s-record file. Take a look at this thread for details: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/Why-does-the-AN12218SW-bootloader-fails-to-parse-the-generated/td-p/1275665 Regards, Lukas 回复: S32K1XX BOOTLODER Could you please help me confirm whether the data written to the flash of S32K146 must be at least 8 bytes?
View full article
Error connecting audio codec MAX98357A to iMX6 Hello, I'm using the iMX6 processor (VAR SOM SOLO from Variscite) and I'm trying to use the codec MAX98357A to play audios. In the project, my custom board is using the AUD4 port to connect to the codec, so I'm using the device tree bellow for that. After building the linux with Yocto and running the Linux I can see the card board that I created, but when I try to set the volume or use the audio controls they aren't available. root@var-som-mx6:~# cat /proc/asound/cards 0 [max98357a ]: simple-card - max98357a max98357a Someone could me help to check if I am doing something wrong in the device tree, please? / { model = "Variscite i.MX6 DL/Solo SOM-SOLO SOM-DUAL SoloCustomBoard"; dts-version = "2.0.19"; extcodec: max98357a@0 { compatible = "maxim,max98357a"; status = "okay"; #sound-dai-cells = <0>; }; sound { compatible = "simple-audio-card"; simple-audio-card,name = "max98357a"; simple-audio-card,format = "i2s"; simple-audio-card,widgets = "Speaker", "Speakers"; simple-audio-card,routing = "Speakers", "Speaker"; simple-audio-card,bitclock-master = <&cpu_dai>; simple-audio-card,frame-master = <&cpu_dai>; cpu_dai: simple-audio-card,cpu { sound-dai = <&ssi1>; system-clock-frequency = <883200>; dai-tdm-slot-num = <2>; dai-tdm-slot-width = <16>; }; codec_dai: simple-audio-card,codec { sound-dai = <&extcodec>; }; }; soc { hdmi_audio@120000 { status = "disabled"; }; }; }; &audmux { status = "okay"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_audmux4>; ssi1 { fsl,audmux-port = ; fsl,port-config = < 0x00000000 IMX_AUDMUX_V2_PDCR_RXDSEL(MX31_AUDMUX_PORT4_SSI_PINS_4) >; }; aud4 { fsl,audmux-port = ; fsl,port-config = < (IMX_AUDMUX_V2_PTCR_TFSDIR | IMX_AUDMUX_V2_PTCR_TFSEL(MX31_AUDMUX_PORT1_SSI0) | IMX_AUDMUX_V2_PTCR_TCLKDIR | IMX_AUDMUX_V2_PTCR_TCSEL(MX31_AUDMUX_PORT1_SSI0)) IMX_AUDMUX_V2_PDCR_RXDSEL(MX31_AUDMUX_PORT1_SSI0) >; }; }; &ssi1 { fsl,mode = "i2s-master"; assigned-clocks = <&clks IMX6QDL_CLK_SSI1_SEL>, <&clks IMX6QDL_CLK_SSI1>; assigned-clock-parents = <&clks IMX6QDL_CLK_PLL4_AUDIO_DIV>; assigned-clock-rates = <0>, <49152000>; // 48kHz on SSI1 clock status = "okay"; }; &iomuxc { imx6qdl-var-som-mx6 { pinctrl_audmux4: audmux4grp { fsl,pins = < MX6QDL_PAD_DISP0_DAT20__AUD4_TXC 0x130b0 MX6QDL_PAD_DISP0_DAT21__AUD4_TXD 0x110b0 MX6QDL_PAD_DISP0_DAT22__AUD4_TXFS 0x130b0 MX6QDL_PAD_DISP0_DAT23__AUD4_RXD 0x130b0 >; }; }; };  I can't set the volume or use another amixer commands: root@var-som-mx6:~# amixer set PCM 127 amixer: Unable to find simple control 'PCM',0 The command "amixer scontrols" returns nothing and the alsamixer shows " This sound device does not have any controls". root@var-som-mx6:~# amixer scontrols root@var-som-mx6:~# i.MX6 All Re: Error connecting audio codec MAX98357A to iMX6 Hello @Manuel_Salas, this configuration worked, thank you very much! The only thing I did different to work was use this command to change the volume: amixer -c 0 sset 'SoftVolume' 50% Best regards, Marcelo Martimiano Re: Error connecting audio codec MAX98357A to iMX6 Hello @marcelomjr  I hope you are doing very well. I appears the MAX98357A is a digital amplifier, not a typical audio codec. It does not support hardware mixers or volume controls. It just takes I2S in and blasts it out to the speaker. So: amixer: Unable to find simple control 'PCM',0 alsamixer: This sound device does not have any controls It is expected behavior. You can try to use alsamixer with a virtual control for example softvol plugin. # /etc/asound.conf or ~/.asoundrc pcm.softvol { type softvol slave.pcm "plughw:0" control { name "SoftVolume" card 0 } } Then try to adjust volume: $ amixer -D softvol set SoftVolume 50% I hope this can helps to you. Best regards, Salas.
View full article
MIPI-CSI2、IMX8MP 的 ISI 驱动程序混淆 大家好。我希望能得到一些建议。 我正在尝试让 Sony IMX287(全局快门、720x540、单色传感器)与 IMX8MP 配合使用。我根据 imx296 驱动程序为传感器编写了一个新驱动程序——经过修改以支持该传感器并提供 imx8_media_dev 模块所需的焊盘。使用示波器测试摄像机信号(LVDS CLK 和数据、Vsync、Hsync、INCK……全部正确且有效)。 我们正在使用 Lattice FPGA 将传感器的 LVDS 输出转换为 4 通道 MIPI-CSI2。我们在 FPGA 中的 LVDS 摄入和索尼解析方面遇到了一些问题,但我们已经解决了这些问题并获得了一些像素(几条线)。 现在,我在 CSI2 驱动程序(imx8-mipi-csi2-sam)中启用了调试,我们在 FPGA 或 i.mx8 端均未看到该级别的错误(从 CSI2 寄存器转储中看到)。 问题是我们的传感器输出单色 RAW10,但 CSI2 和 ISI 驱动程序似乎不支持这一点。 参考了这里的几个帖子,我修改了驱动程序以支持 Y10_1X10 (RAW10)。v4l2-ctl 可以显示格式的更新列表,当我开始尝试捕获原始图像时,它正确地绕过了 csc,获得了正确的格式,并且 ISI 寄存器中的所有内容都显示正确。但是 MIPI-CSI2 不断出现 FIFO 溢出错误,因此 ISI 似乎没有清空 FIFO。我不确定为什么。但这让我走上了一条令我困惑的道路。 我使用的驱动程序来自 linux/drivers/staging/media/imx 目录(用于获取 imx8_media_dev 模块)。 令我感到困惑的是,我必须在 CSI2 和 ISI 驱动程序中添加对 RAW10 的支持,而其他人多年来也一直不得不这样做。我还对所呈现的内核配置选项感到困惑(并且在 NXPs Yocto 设置中默认选择构建)。linux/drivers/media/platform/imx8 下还有其他驱动程序。有一个 CSI2-YAV“另一个版本”驱动程序。然后在 linux/drivers/media/platform/nxp 下有另一个 csi2 驱动程序和另一个 ISI 驱动程序。这些驱动程序似乎是最近才维护的,并且似乎已经支持 RAW10。但尚不清楚它们是否适用于 8M Plus...或者是否需要构建一些额外的东西来建立链接,就像 imx8_media_dev 驱动程序一样。 有人能解释一下哪些驱动程序是适合/最适合在 IMX8MP 上使用的吗? 有谁知道为什么当我最终让所有驱动程序同意 MBUS 格式和 PIXEL 格式时,ISI 不会清空 CSI2 的 FIFO? 我从其他帖子中得知,问题将是“您为什么不使用 ISP?” 原因如下: 1) 根据移植指南,为 ISP 设置驱动程序看起来非常复杂。 2)我们不需要任何 ISP 功能。我们所需要的是从传感器捕获 RAW10 帧并将它们快速推送到 Gstreamer。所有后续帧处理均在配备 Nvidia GPU 的 PC 上完成。我们必须实现的主要目标是实现高帧率的流式传输能力。 3) 虽然我有一个可以正常工作的 i2c 驱动程序,理论上可以生成 .drv除此之外,还保留了 ISP 所需的相机校准元数据。这不是一件小事,产品的其余部分还没有准备好经历这样的过程(我们也没有时间去做这件事,因为基本上没有任何好处)。 3) 从我迄今为止尝试使用 MIPI 和 ISI 驱动程序时遇到的问题来看,我对 ISP 路由中不会遇到类似问题没有信心。 由于我们不需要 ISP 提供的功能,因此通过 ISI 似乎是最直接的选择。 您有什么想法吗? 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 这没有下载任何东西,所以我不确定它包含什么。有没有我可以查询的 AN 号码? 我已经解决了主要问题。我们现在正在捕获,下一个挑战是防止由于帧速率而导致 v4l2-ctl 或 gstreamer 中丢帧。MIPI 接口似乎可以很好地达到 360fps(并且一旦我们优化了 FPGA,可能可以处理更高的帧速率)。 我看到 v4l2-ctl 报告的帧速率与 CSI 事件的统计数据显示的帧速率相匹配,但是当我尝试捕获到 ramdisk 上的文件时,帧速率下降了 170fps。似乎是 v4l2-ctl 丢帧了...好像它跟不上。Gstreamer 似乎在 100fps 左右达到峰值,但我不知道为什么。此时,我不确定是否是中断太多、内存吞吐量太大,还是用户空间应用程序无法跟上速率。 至于让 RAW10 与 ISI 配合使用,对于其他尝试此操作的人来说,关键是: 1) 为 csi2-sam 和 isi 驱动程序添加对输入和输出格式的支持。这些驱动程序也存在一些错误——一些输出格式被交换,并且垫圈寄存器转储代码双重应用了偏移量,因此它读取了错误的地址。我会看看是否可以提交补丁。 2)将色彩空间设置为COLORSPACE_RAW。我认为有三个地方必须这样做。 3) 请勿使用 32 位/并行模式。RAW10 按 40 位对齐。所以你需要“正常/单像素”模式。 4) ISI 输出格式可以设置为几种不同的格式。如果将其设置为 RAW10,它将左对齐(填充 6 LSB),这通常不是您想要的。将其设置为 RAW16,您将获得正确的输出(16 位像素,高位用零填充)。您可以获得 Y10 输出。如果您添加 GREY 格式支持(Y8),它也可以工作并且与 libjpeg 之类的兼容。Y16 实际上与 Y10 相同。 5) 如果您像我一样进行 FPGA 转换,请确保 FPGA 在 MIPI 成帧器中获取正确的字数。这是我们遇到的另一个问题,由于未对齐而产生 CRC 错误和 FIFO 溢出。 我将把这个问题标记为已解决。 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 建议你可以参考这个AN i.MX 8M系列MIPI采集系统(nxp.com) 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 更新当前状态。我们还没有完全实现这一目标,但已经非常接近了。 事实证明, MIPI_CSIS_ISPCFG_ALIGN_32BIT 和 MIPI_CSIS_CMN_CTRL_HDR_MODE 与该问题无关。 事实上,虽然设置 MIPI_CSIS_ISPCFG_ALIGN_32BIT 似乎有助于缓解 FIFO 溢出,但它实际上导致了数据格式错误并导致了 2 周的挫败感。据我所知,神奇的未记录的“HDR_MODE”位似乎没有什么区别。 我对设备树中的时钟做了一些工作,解决了我们看到的一些 CRC 错误。我尝试了四模式和双模式,因为手册似乎暗示需要其中一种。由于它们似乎与 32 位(“并行”)模式不兼容,因此我将其关闭。我得到了正确的像素数据(在使用 RAW16 的 ISI 格式后...RAW10 左移 6 位,正如手册所解释的那样,它将数据放在字节的 MSB 中...使用 RAW16 可以使其低对齐,这是首选)。通过更好地设置时钟,我可以获得没有 FIFO 溢出或 CRC 错误的图像。但是,四倍模式给了我一个四分之一宽度的图像,其中只有每组 4 个像素中的第一个。双模式给了我一个像素为 0 和 2 的半宽图像。它们是正确的值,只是缺少数据(这解释了为什么图像分别为 1/4 和 1/2 宽度)。手册中对这些模式的解释完全是违反直觉的。这让人相信像 RAW10 这样的东西应该需要四模式。不。您需要“正常”/“单像素”模式。并且时钟速度足够快,可以提取数据。 与 ChatGPT 的对话表明,它对“四像素模式、双像素模式和 32 位模式”的了解比 NXP 文档或我所查看的 MIPI-CSI2 规范中的任何内容都要多。 我仍然需要提高我的时钟以达到我需要的帧速率,但我现在已经取得了一些进展。 我对设备树中的正确时钟设置感到困惑。 我*认为*我需要在“端点”节中包含以下内容: link-frequencies = /bits/ 64 <2376000000>, <1188000000>; //(全速率和半速率模式的总带宽) 最大车道频率=/位/ 64 <297000000>; 最大像素频率 = /位/ 64 <297000000>; // 假设 MIPI-CSI2“像素”为 8 位,即使我们的源像素是 10 位 最大数据速率=/位/ 64 <2376000000>; 目前 mipi-csi 时钟使用默认的 500MHz,APB 时钟使用默认的 200MHz。 我相信我需要将 D-PHY 时钟提高到 1188MHz(在 1.5GHz 最大值以内)。 像素时钟/“包装”时钟...GPT 认为它需要是 1.7GHz(720w * 540h * 437fps * 10bpp)。这超出了 1.5GHz 的最大值,所以我可能需要牺牲一些帧速率。不确定这个数字是否正确...它看起来像是在计算位,而不是像素。因此真正的像素率可能只有 170MHz。 任何有关正确的设备树时钟设置的建议都将受到欢迎。供参考: 传感器为 720x540 活动像素,每通道 297MHz(DDR,因此每通道 594Mbps),4 通道,全速率模式下总带宽为 2.376Gbps。全速率支持高达 437fps。我可以通过调整消隐来降低帧速率。我们的应用程序至少需要 250fps。 感谢您对计时的任何建议,我希望这对其他遇到此问题的人有所帮助。看来 ISI 确实能够引入 RAW10 单色。 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 在mipi csi驱动程序的mipi_csis_set_fmt函数中,你介意打印“mf->code”吗?检查mf->code是否设置为MEDIA_BUS_FMT_SBGGR10_1X10? 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 在isi驱动程序的mxc_isi_cap_g_fmt_mplane函数中 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.6.y/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c#L846 您是否将 V4L2_COLORSPACE_SRGB 更改为 V4L2_COLORSPACE_RAW? 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 我昨晚回复了,不知道为什么现在没有显示。 前一天晚上,在添加了一些额外的调试输出(这与时间有关)并修复了 CSI 驱动程序的垫圈寄存器转储中的一个错误之后,我开始成功地避免了 FIFO 溢出,该错误总是显示所有垫圈寄存器都是零,因为它读取了错误的偏移量(它将偏移量应用于已经包含偏移量的值)。我修复了垫片转储并看到垫片正在获取数据。 收到您的回复后,我禁用了 HDR 位。我注意到设置了一些“保留”位并想知道那是什么。我绝对不需要 HDR 模式。 设置 ISPCFG_ALIGN_32BIT 有很大帮助。我们在 FPGA 中实现了一个简单的梯度测试模式,以暂时从方程中去除实际的 CMOS 传感器。现在,我们看到了渐变,但有两个问题: 1) 这些值左移 6 位(因此看起来 10 位像素数据进入了字的高端而不是低端)。 2)我们有垂直条纹,因为每 5 个像素都是一个与我们的数据不相关的常数值。 #2 令我印象深刻,因为它符合 MIPI 通过在 5 个字节中打包 4 个 10 位像素来发送 RAW10 的模式。根据 MIPI 规范,它通过发送 pixA2-9 pixB2-9 pixC2-9 pixD2-9 后跟由 LSB 组成的第 5 个字节来实现此目的:pA0 pA1 pB0 pB1 pC0 pC1 pD0 pD1。所以看起来这个结构仍然被保存下来。 我认为 MIPI 解码器会将其解码回 10 位像素,并与 16 位字的低位对齐(“Y10 格式”),并且由于我们绕过了 CSC,ISI 会将其直接写入内存。 因此,我们发送的数据如下所示: 0x000 0x004 0x008 0x00c 0x010 0x014 等。我们得到如下数据: 00 00 AA 01 01 02 02 02 03 03 04 00 AA 01 05 02 06 02 07 03 08 00 AA 01 09 02 0A 02 0B 03 0C 00 AA 01 0D 02 0E 02 0F 03 10 00 AA 01 11 02 12 02 13 03 14 00 AA 01 15 02 16 02 17 03 18 00 AA 01 19 02 1A 02 1B 03 1C 00 AA 01 1D 02 1E 02 1F 03 20 00 AA 01 21 02 22 02 23 03 24 00 AA 01 “AA01”字是出现的“第 5 个”字,它导致了图像中出现垂直条纹。您可以看到,如果将单词“0101”,“0202”等右移 6 位,则可以恢复实际发送的数据。 有没有办法避免使用后捕获过滤器?它能正确存储数据吗?您对如何纠正这个问题有什么想法吗? 如果我们需要添加过滤器,我会担心吞吐量。我们打算以低分辨率但高帧率(120fps +)运行。 非常感谢! 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 谢谢。昨晚,在向 ISI 添加了更多调试输出(希望这并不意味着存在时间问题)后,我开始获得一些更真实的数据。此外,CSI 驱动程序的垫圈寄存器转储有一个错误...它读取了错误的偏移量,因此总是显示零。我之前看到过其他人遇到过这个问题并且我发现了原因。 我看到了“保留”设置并想知道它是什么。我绝对不需要设置 HDR 模式。禁用该功能并设置 ISPCFG_ALIGN_32BIT 有很大帮助。 为了进行测试,我们在 FPGA 中实现了一个测试模式,它发送像素数据(如 0x004 0x008 0x00c 0x010 0x014 等)来为线数据生成渐变(从每条线开始)。我们现在得到了一个渐变,但是灰度颜色值发生了变化,并且每 5 个像素就有一条垂直条纹。 上面的数据出来了: 00 00 AA 01 01 02 02 02 03 03 04 00 AA 01 05 02 06 02 07 03 08 00 AA 01 09 02 0A 02 0B 03 0C 00 AA 01 0D 02 0E 02 0F 03 10 00 AA 01 11 02 12 02 13 03 14 00 AA 01 15 02 16 02 17 03 18 00 AA 01 19 02 1A 02 1B 03 1C 00 AA 01 1D 02 1E 02 1F 03 20 00 AA 01 21 02 22 02 23 03 24 00 AA 01 25 02 26 02 27 03 28 00 AA 01 29 02 2A 02 2B 03 2C 00 AA 01 2D 02 2E 02 2F 03 30 00 AA 01 31 02 32 02 33 03 34 00 AA 01 35 02 36 02 37 03 38 00 AA 01 请注意,每 5 个 16 位字都是 0xAA01。如果将其他像素右移 6,那么您就会得到正确的数据。因此看起来好像是将像素对齐到高位,而不是低位。有没有办法修复它而不必在捕获后过滤图像?我们希望以高帧率(>120fps)运行,我担心在软件中移动所有像素会影响我们的性能。此外,每 5 个字为 0xAA01 很有趣,因为据我所知,MIPI 上的 RAW10(格式 0x2b)以 5 字节序列格式化为 pixA2_9 pixB2_9 pixC2_9 pixD2_9 LSB(a0a1b0b1c0c1d0d1)。因此看起来 CSI 接收器可能没有将 MIPI 流重新格式化为 RAW10/Y10 媒体总线格式。 有什么想法吗?谢谢。 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 在 mipi csi 驱动程序中,您是否启用了 MIPI_CSIS_ISPCFG_ALIGN_32BIT?如果没有,请尝试启用此位并尝试删除“val |= MIPI_CSIS_CMN_CTRL_HDR_MODE;” 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 补充说明:我还使用我添加的格式以与现有格式相同的方式更新了 CSI 函数 disp_mix_gasket_config 和 mipi_csis_imx8mp_phy_reset。 回复:MIPI-CSI2 混淆,IMX8MP 的 ISI 驱动程序 谢谢您的回复。 我们处于 6.6-nanbield。 是的,我还为 ISI 添加了对 Y10(RAW10)的支持。 我已经启用调试并且寄存器设置对我来说看起来是正确的。 对于 CSI,我添加到 struct mipi_csis_formats: { .code = MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10, .fmt_reg = MIPI_CSIS_ISPCFG_FMT_RAW10, .data_alignment = 16, } 对于 imx8-isi-fmt.c,在 struct mxc_isi_out_formats 中我添加了: { .name = "Y10 ", .fourcc = V4L2_PIX_FMT_Y10, .depth = { 16 }, .color = MXC_ISI_OUT_FMT_RAW16, // also tried MXC_ISI_OUT_FMT_RAW10 to no avail .memplanes = 1, .colplanes = 1, .align = 3, // question...is this correct? manual shows RAW16 is packed into 32-bit DWORD .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10, } 到 imx8-isi-cap.c我添加了 struct mxc_isi_src_formats: { .name = "Y10 ", .fourcd = V4L2_PIX_FMT_Y10, .depth = { 16 }, .memplanes = 1, .colplanes = 1, .align = 0, // is this correct? Incoming data is a stream of 10-bit pixels... // align=3 didn't work, align=1? } 我调整了函数 mxc_isi_get_src_fmt 来识别添加的 Y10 格式并选择其关联索引 (2)。 我选择了 RAW16 的 ISI 输出格式,因为我看到另一个帖子说它需要 RAW16 才能工作。无论如何,我尝试了 RAW10,但遇到了同样的 FIFO 溢出问题。 在调试输出中,我看到 csc 被绕过了。它选择了我添加的格式,当使用 v4l-ctrl 进行原始捕获时,它会显示:“绕过 csc”、“输入 fmt Y10”、“输出 fmt Y10”。 CHNL_IMG_CTRL 寄存器为 0x0F000001,表示 CSC 被绕过,RAW16 被打包成 32 位 DWORD。我尝试使用 .align 设置 RAW10 的上述格式= 1(16 位对齐)并得到相同的结果,但 CHNL_IMG_CTRL 为 0x0C000001(CSC 绕过,RAW10 打包成 16 位 DWORD,有 6 个浪费位)。所有寄存器看起来都是正确的,但 CSI2 将所有数据报告为 FIFO 溢出。 我已经检查了我的时钟配置,它们看起来都应该可以工作。 该传感器输出 4 通道 LVDS,每通道 297MHz,DDR。这将转到一个 FPGA,它将每个通道转换为 297MHz 的 MIPI-CSI2 4 通道 DDR。因此比特率为 297M*2(DDR)*4(通道) = 2376Mbps (2.376Gbps)。像素时钟应为 2376000000 / 10(10 位像素)= 237.6MHz。正确的? 据我理解,设备树“时钟频率”参数是“包装”频率,必须超过像素速率。因此默认的 500MHz 应该可以实现这一点,但我尝试将其提高到 1188MHz,甚至达到 2376MHz,但没有任何变化。 奇怪的是,如果我使用驱动程序并允许它默认将数据处理为 RGB,我就会捕获像素数据,但它当然有颜色伪影。 以下是一些输出: root@crow:~# media-ctl -p -d0 媒体控制器 API 版本 6.6.3 媒体设备信息 ------------------------ 驱动程序 mxc-md FSL 型号捕获媒体设备 串行 公交信息平台:32c00000.bus:camera 硬件修订版 0x0 驱动程序版本 6.6.3 设备拓扑 -实体1:mxc_isi.0(16 个垫片,2 个链节) 类型 V4L2 子设备子类型 未知标志 0 pad0:接收器 <-“mxc-mipi-csi2.0”:4[已启用] pad1:水槽 pad2:水槽 pad3:水槽 pad4:水槽 pad5:水槽 pad6:水槽 pad7:水槽 pad8:水槽 pad9:水槽 pad10:水槽 pad11:水槽 pad12:来源 ->“mxc_isi.0.capture”:0[已启用] pad13:来源 pad14:来源 pad15:水槽 - 实体 18:mxc_isi.0.capture(1 个焊盘,1 个链接) 类型节点子类型 V4L 标志 0 设备节点名称 /dev/video0 pad0:接收器 <-“mxc_isi.0”:12[已启用] - 实体 22:mxc-mipi-csi2.0(8 个焊盘,2 个链接) 类型节点子类型 V4L 标志 0 设备节点名称 /dev/v4l-subdev0 pad0:接收器 <-“pregius 1-001a”:0 [已启用,不可变] pad1:水槽 pad2:水槽 pad3:水槽 pad4:来源 ->“mxc_isi.0”:0[已启用] pad5:来源 pad6:来源 pad7:来源 - 实体 31:pregius 1-001a(1 个垫子,1 个链接) 类型 V4L2 子设备子类型传感器标志 0 设备节点名称 /dev/v4l-subdev1 pad0: 源 [fmt:Y10_1X10/720x540 字段:无 色彩空间:原始 传输:无 量化:全范围 crop.bounds:(0,0)/720x540 裁剪:(0,0)/720x540] ->“mxc-mipi-csi2.0”:0[已启用,不可变] root@crow:~# echo 2 > /sys/module/imx8_mipi_csi2_sam/parameters/debug root@crow:~# v4l2-ctl --device /dev/video0 --set-fmt-video width=720,height=540,pixelformat=0x20303159 --stream-mmap --stream-to /tmp/testcap.raw --stream-count 1 [44.026944]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_g_选择 [44.033902]isi捕获32e00000.isi:cap_设备:mxc_isi_cap_g_fmt_mplane [44.040720]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.047190]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.053651]isi捕获32e00000.isi:cap_设备:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.060126]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.066584]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.073055]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.079514]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.085987]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.092459]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.098917]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.105386]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.111859]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_enum_fmt [44.118334]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_s_fmt_mplane,fmt=0x20303159 [44.126536]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_fmt_try [44.132973]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_g_选择 [44.139706]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_g_选择 [44.146547]isi捕获32e00000.isi:cap_device:cap_vb2_queue_setup,buf_n=4,大小=777600 [44.156251]isi捕获32e00000.isi:cap_device:cap_vb2_buffer_prepare [44.162904]isi捕获32e00000.isi:cap_设备:cap_vb2_buffer_prepare [44.169552]isi捕获32e00000.isi:cap_device:cap_vb2_buffer_prepare [44.176213]isi捕获32e00000.isi:cap_device:cap_vb2_buffer_prepare [44.182866]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_g_fmt_mplane [44.189681]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_streamon [44.209431]绕过CSC [44.211807]输入格式Y10 [44.214515]输出格式Y10 [44.217372]isi捕获32e00000.isi:cap_device:cap_vb2_start_streaming [44.224546]isi捕获32e00000.isi:cap_device:cap_vb2_start_streaming:num_plane=0 丢弃_size=778240 丢弃_buffer=0000000087eba1c1 [44.236925]mxc-isi_v1 32e00000.isi:ISI CHNLC 寄存器转储,isi0 [44.243124]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道控制[0x00]: e0000000 [44.249949]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_IMG_CTRL[0x04]: f000001 [44.256676]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_OUT_BUF_CTRL[0x08]: 7c707 [44.263226]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_IMG_CFG[0x0c]: 21c02d0 [44.269950]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道IER[0x10]: 3cfc0000 [44.276760]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道STS[0x14]: 100 [44.283130]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道比例因子[0x18]: 10001000 [44.289941]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道比例偏移[0x1c]: 00 [44.296254]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道裁剪_ULC[0x20]: 00 [44.302553]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道裁剪_LRC[0x24]: 00 [44.308839]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_CSC_COEFF0[0x28]: 00 [44.315129]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_CSC_COEFF1[0x2c]: 00 [44.321412]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_CSC_COEFF2[0x30]: 00 [44.327698]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_CSC_COEFF3[0x34]: 00 [44.333984]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_CSC_COEFF4[0x38]: 00 [44.340270]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_CSC_COEFF5[0x3c]: 00 [44.346559]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_0_ALPHA[0x40]: 00 [44.352847]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_0_ULC[0x44]: 00 [44.359133]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_0_LRC[0x48]: 00 [44.365416]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_1_ALPHA[0x4c]: 00 [44.371716]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_1_ULC[0x50]: 00 [44.378001]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_1_LRC[0x54]: 00 [44.384318]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_2_ALPHA[0x58]: 00 [44.390618]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_2_ULC[0x5c]: 00 [44.396910]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_2_LRC[0x60]: 00 [44.403201]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_3_ALPHA[0x64]: 00 [44.409486]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_3_ULC[0x68]: 00 [44.415772]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道ROI_3_LRC[0x6c]: 00 [44.422058]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_OUT_BUF1_ADDR_Y[0x70]: c4900000 [44.428861]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_OUT_BUF1_ADDR_U[0x74]: 00 [44.435148]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_OUT_BUF1_ADDR_V[0x78]: 00 [44.441432]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_OUT_BUF_PITCH[0x7c]: 5a0 [44.447807]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道输入缓冲区地址[0x80]: 00 [44.454093]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道输入缓冲区间距[0x84]: 00 [44.460376]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道内存读取控制[0x88]: 00 [44.466659]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_OUT_BUF2_ADDR_Y[0x8c]: c4500000 [44.473464]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_OUT_BUF2_ADDR_U[0x90]: 00 [44.479753]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_OUT_BUF2_ADDR_V[0x94]: 00 [44.486054]mxc-isi_v1 32e00000.isi:CHNL_SCL_IMG_CFG[0x98]: 21c02d0 [44.492784]mxc-isi_v1 32e00000.isi:通道流控制[0x9c]: 00 [44.530380] pregius 1-001a:将 VMAX 设置为 586 [44.535304] pregius 1-001a:将 HMAX 设置为 1100 [44.564485]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi.0.capture 没有 v4l2 子设备 [44.572275]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_g_fmt_mplane [ 44.600285] systemd-journald[131]: /dev/kmsg 缓冲区溢出,一些消息丢失。 [ 44.608024] systemd-journald[131]: /dev/kmsg 缓冲区溢出,一些消息丢失。 [ 44.615547] systemd-journald[131]: /dev/kmsg 缓冲区溢出,一些消息丢失。 ^C[ 46.807024] isi-捕获 32e00000.isi:cap_device:mxc_isi_cap_streamoff [46.807033]isi捕获32e00000.isi:cap_device:cap_vb2_stop_streaming [46.820957]MXC-MIPI-CSI2.0:帧结束事件:1 [46.825576]MXC-MIPI-CSI2.0:帧开始事件:1 [46.830366]MXC-MIPI-CSI2.0:奇数帧事件后的非图像数据:0 [46.836806]MXC-MIPI-CSI2.0:奇数帧事件之前的非图像数据:0 [46.843331]MXC-MIPI-CSI2.0:偶数帧事件后的非图像数据:0 [46.849858]MXC-MIPI-CSI2.0:偶数帧事件之前的非图像数据:0 [46.856470]MXC-MIPI-CSI2.0:未知错误事件:0 [46.861432]MXC-MIPI-CSI2.0:CRC 错误事件:0 [46.866220]MXC-MIPI-CSI2.0:ECC 错误事件:0 [46.870835]MXC-MIPI-CSI2.0:FIFO 溢出错误事件:141304 [46.876752]MXC-MIPI-CSI2.0:丢失帧结束错误事件:0 [46.882323]MXC-MIPI-CSI2.0:丢失帧起始错误事件:87 [46.888156]MXC-MIPI-CSI2.0:SOT 错误事件:0 [46.892851]isi捕获32e00000.isi:cap_device:mxc_isi.0.capture 没有 v4l2 子设备
View full article
LS1046A 的布局阻抗详情 您好, LS1046A 的串行信号推荐阻抗是多少? Serdes 包括 PCIe SATA SGMII 此致, 拉什米-赫达 Re: Layout Impedance Details for LS1046A 数据表中提到了接收阻抗,客户可以参考,如果您在谈论任何其他阻抗,请与我们联系。 Re: Layout Impedance Details for LS1046A 文件未对 SGMII、PCIe 和 SATA 进行具体定义。 一般 PCIe 为 85 欧姆,SATA 和 SGMII 为 100 欧姆。这样可以吗? Re: Layout Impedance Details for LS1046A 详情请参考以下文件。 https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN5252.pdf
View full article
ADC startup time for S32K3 I'm using S32K3 ADC, and my test found that it takes about 30ms from powering up to initialize the ADC, performing calibration, turning on conversion, and completing the acquisition for the first time, is this normal? How to shorten this time? Re: S32K3的ADC启动时间 Hi RTD Quality packages的ProfileReport.xlsx列了各个APIs的执行时间。 (比如...\SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0 _D2410_QualityPackage\ADC\RTD_ADC_ProfileReport.xlsx) 建议检查一下具体是哪个函数的执行时间过长导致的。 另外请问Adc_Calibrate的返回结果是什么?如果超时了的话,建议修改超时设置: Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
PF5030はすべての出力が失われた状態でI2Cを読み取ります こんにちは。致命的なエラーが発生すると、入力電源は維持されますが、PF5030 のすべての出力が失われます。I2C 経由で詳細な障害情報を取得する方法はありますか? VDDIO は出力の 1 つから供給されます。この状況では、VDDIO が失われ、I2C インターフェースが機能しない可能性があります。しかし、致命的なエラーが発生した後に外部 VDDIO を提供するとどうなるでしょうか? エラー メッセージは保持されたままになりますか、それともすでに失われていますか?エラーが発生した後に外部 VDDIO を供給し、I2C 通信を試行することで、エラーの原因をCANますか? Re: PF5030 read I2C while all output lost こんにちは、ポニーさん 致命的なエラー (ウォッチドッグ障害、監視対象レールの過電圧、障害カウンタのオーバーフローなど) が発生すると、PF5030 は DEEP-FS 状態に移行します。 DEEP-FS では、すべてのレギュレータがオフになります。 フェイルセーフロジックはVINから内部的に電源供給されている I²C インターフェースはフェイルセーフ ドメインにあり、VDDIO (1.71 V ~ 5.25 V の範囲) が存在すると再び機能するようになります。 VIN が POR しきい値を上回っており、デバイスの電源がオフ/オンされていない限り、フェイルセーフ レジスタ (例: FS_GRL_FLAGS 、 FS_OVUVREG_STATUS1 、 FS_DIAG_SAFETY 、 FS_STATES ) には次の内容が含まれます。 どの電圧モニターがトリガーされたか(OV/UVフラグ) ウォッチドッグエラーフラグ 障害カウンターとステートマシンのステータス これらのレジスタはPORまたは明示的な書き込みによってのみクリアされ、DEEP-FSに入ることによってはクリアされません。 FS_GRL_FLAGS (一般的な障害の概要) FS_OVUVREG_STATUS1 (VMONがトリガー) FS_DIAG_SAFETY (ウォッチドッグ、CRC、BIST ステータス) FS_STATES (現在のフェイルセーフ状態) VIN が失われていない限り、VDDIO に外部電源を供給して致命的なエラーが発生した後に詳細な障害情報を回復 CAN。VIN が POR を下回ると、すべての揮発性レジスタがクリアされます。 敬具、 ヨゼフ
View full article
S32K144:在 lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) 中集成 FlexCAN 早上好: 目前使用 S32K144EVB 板准备系统演示,其中我们必须管理 1 个经典的 CAN-HS 网络 (500k) 和 3 个 LIN。(19200,每个 LIN 有多个从属设备) k144EVB 板将充当 3 个 LIN 的 LIN 主控器,这就是为什么我选择 lin_master_s32K144 示例作为起点。LINStACK 运行正常,现在我开始检查 CAN 通信与项目的集成情况。通过查看 S32K144 文档和示例,我发现 K144 有 2 种不同的 CAN 通信管理方法......要么通过 FIFO,要么通过 MBs......不清楚其中一种方法的优势。对于必须接收 4-5 条 CAN 报文、处理部分内容数据并定期发送 1 或 2 条 CAN 报文的系统而言,不清楚其中一种方式的优势: 1) 考虑到我的 LIN 主站将满负荷运行,哪种配置更容易使用? 2) 恩智浦 linstack 与 FlexCAN 集成之间是否会出现寄存器/时钟/中断冲突? 3) 是否有这样的集成示例(LIN-MASTER + CAN-HS)? Re: S32K144: Integration of FlexCAN inside lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) 你好@rricart LIN 和 CAN 之间没有任何关系,它们是两个独立的外设模块。 对于 S32K1 FlexCAN,CAN FIFO 不支持 CAN FD,因此需要考虑是否需要支持 CAN FD。 如果您的项目不需要 CAN FD 功能,那么 MB 或 FIFO 都可以。 您可以参考此链接中提供的演示,其中对使用 FlexCan 的不同方式进行了分类,并提供了一个简单的测试演示。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K1xx-FlexCAN-Mask-Setting-Demo/ta-p/1519753
View full article
I3C 目标 RESET 大家好, 我想 RESET 一台 I3C 外围设备。 请问您是如何在 MCXN556 上实现这一功能的? 谢谢。 通信& 控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) MCX N Re: I3C target reset 你好@Bruce96 我想您可以参考 FRDM_MCXN947 SDK i3c 演示。 BR 哈利
View full article
NFM18PC225B1A3 生命周期结束 - 1:1 替换? 如果制造商村田没有提供后续类型,NFM18PC225B1A3 馈通电容将停产。 因为许多 QorIQ / Layerscape 设计检查列表中都有该过滤器:恩智浦是否有可用的 1:1 替换类型的信息? 根据我自己的研究,只有 TDK 的 YFF18PH0J225MT000N 可以替代,但焊盘布局略有不同(两个内焊盘而不是一个)。此外,还有一些焊盘布局相同、标称电容值较低的产品,它们的标称电容值为 1 uF,而不是 2.2 uF。 约翰内斯 Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement? 是否有最新进展?我们可以在新设计中使用 TDK 部件吗? Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement? 到目前为止,我的团队认为你们的 TDK 部分没有问题。 Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement? 与 AE 团队确认。
View full article