2377253_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2377253_zh-CN

2377253_zh-CN

为 imx93 中的 SD3.DATA0 提供 UART2 支持

你好,

我们在项目中使用的是 i.MX93 处理器。在早期搭载 i.mx91 的设备中,SD3.DATA0 有 uart 选项,但在 i.mx93 中,我们看到只有以下 4 个选项可用

。选择 4 种 iomux 模式中的 1 种用于键盘:SD1_STROBE。
000-选择多路复用器模式:ALT0 多路复用端口:USDHC1_STROBE 实例:usdhc1
001-选择多路复用器模式:ALT1 多路复用端口:FLEXSPI1_A_DQS 实例:flexio1
100-选择多路复用器端口:GPIO1 例如 3_IO18:gpio3 有什么可能的方法可以为此启用 uart mux 选项吗?




问候,
Anushree

Re: UART2 support for SD3.DATA0 in imx93

否 - 如果 i.MX93 中的 SD1_STROBE(或 SDx_DATA)引脚未列在 IOMUX 表中,则无法启用 UART 复用器。

在 i.MX93 上,引脚多路复用选项由硬件固定,并在参考手册中定义。
SD1_STROBE (或 SDx_DATA)引脚不包含任何 UART 替代功能,因此无法通过软件配置将 UART 映射到这些引脚。

这与 i.MX91 不同,后者在 SDHC 引脚上提供了一些 UART 多路复用选项。

作为替代方案,请使用

  • 本地 LPUART 引脚,或
  • FlexIO(如果可以接受 UART 仿真)
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-06-2026 03:32 AM
Updated by: