Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
自定义内存时序设置失败&及 完全凭感觉的调试 NXP社区的各位, 我正在推出一款基于 i.MX 8M Plus EVK 的定制板。设计几乎完全相同,但存在两个主要问题: RAM:我们使用的是另一款 LPDDR4 芯片:B3221XM3BDGVI-U。 零可见度:主板未暴露任何UART/调试控制台,也没有状态指示灯连接至GPIO。我完全失明了。 我正在尝试启动 Yocto core-image-minimal (U-Boot 2025.04) 并强制将 SD 卡 (usdhc2) 设置为 3.3V。 我做了什么 & 结果: SD 卡模组:在设备树中添加了 no-1-8-v;最大频率 = <25000000>;。(可在官方EVK上运行,强制使用3.3V)。 RAM 模组:通过 i.MX 配置工具生成了 lpddr4_timing.c 并在 U-Boot 中替换了它。 问题:我刷新自定义 RAM 时序后,官方 EVK 无法启动。经过两次修改,定制主板均未显示生命迹象。 我的问题: 由于我注入新的 lpddr4_timing.c 后官方 EVK 就无法启动,我的 RAM 配置或将其集成到 U-Boot 的方式很可能已损坏。将 i.MX 配置工具输出应用于 U-Boot 2025.04 时是否有任何特定的陷阱?除了修改 lpddr4_timing.c 之外,我还需要修改 spl.c 或任何与 RAM 大小/映射相关的头文件吗? 鉴于我在自定义主板上的调试控制台访问权限为零,诊断启动循环或挂起发生位置的最佳做法是什么? i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Yocto Project Re: Custom RAM Timing Fails & Absolute Blind Debugging 你好, 你的DDR是LPDDR4x吗?因为 i.mx8mPlus 只支持 LPDDR4,不支持 LPDDR4 x Re: Custom RAM Timing Fails & Absolute Blind Debugging 你好, 谢谢你的回答。我们刚刚发现这就是问题所在,并从 nxp 提供的列表中订购了 W66DP2RQQAHJ 内存。我们看看这是否能解决所有问题。很想听听大家对这款内存条的使用经验,或者在定制主板上使用其他内存条的经验。有什么技巧或窍门吗?
View full article
S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 NXPサポートチームの皆様、こんにちは。 現在、S32G274Aプラットフォーム上でHSEの評価を行っており、推奨される実装方法についてご助言いただければ幸いです。 現在の環境: * デバイス: S32G274A * コア:Cortex-M7 * IDE: S32 Design Studio 3.6 * HSEパッケージ: HSE_DEMOAPP_S32G2XX_0_1_0_16 * HSEファームウェア:HSE_FW_S32G2XX_0_1_0_16 現在の進捗状況: * 私はAN14070(「S32G2のCortex-M7コアでHSEデモアプリケーションを実行する方法」)に従っています。 * HSEデモプロジェクトは正常にインポートおよびコンパイルできます。 * ただし、IVTビューを開く際に、S32DSは例外を報告し、IVTビューを作成できません。 com.nxp.swtools.ivt.views.IVTView (必要であれば、エラーログ全体を提供できます。) プロジェクトの目的: 現在、当社のブートローダーはソフトウェアベースのセキュアブートを実装しています。 1. アプリケーションイメージのSHA-256を計算します。 2. フラッシュメモリに保存されている公開鍵を使用して、RSA-2048署名を検証します。 3. 検証が成功した場合のみ、アプリケーションを起動します。 この実装をCortex-M7上のHSEベースのサービスに移行したいと考えています。 質問: 1. AN14070は、S32DS 3.6を搭載したS32G274AのHSE評価における推奨される出発点として、依然として有効ですか? 2. IVT Viewは、以下のようなHSEサービスの評価に必須ですか? * SHA-256 * AES * RSA署名検証 それとも、ブロブイメージの生成とHSEファームウェアのインストールにのみ必要なのでしょうか? 3. HSEファームウェアのインストール後、以下の内容を示す参考例はありますか? * HSEによるSHA-256計算 * HSEによるRSA-2048署名検証 * HSEキーカタログへの公開鍵のインポート 4. Cortex-M7上でソフトウェアベースのセキュアブート実装をHSEサービスに移行する方法を示すアプリケーションノート、トレーニング・マテリアル、またはデモプロジェクトはありますか? 5. アプリケーションにジャンプする前にSHA-256 + RSA2048検証を実行するブートローダーの場合、HSEを使用した推奨移行パスは何ですか? 何かご助言、参考となるプロジェクト、または推奨ドキュメントがあれば大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。 Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 私は3を照合します。次の図に示すIVTViewには、DCD、HSE、アプリケーションブートローダー、ブートの各ブロックが表示されます。 BLOB イメージの生成に関連する構成と自動位置合わせ 我的 S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.0打不开IVTビューエラー:ビューを作成できませんでした:com.nxp.swtools.ivt.views.IVTView java.lang.Exception at org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createErrorPart(ViewReference.java:115) at org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPart(ViewReference.java:101) at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPart(CompatibilityPart.java:304) at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:342) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(ネイティブ方法) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.base/java.lang.reflect.方法.invoke(方法.java:568) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) で発生 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:976) で発生 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:938) で発生 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:138) で発生 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:385) で発生 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:311) で発生 Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 こんにちは、 tom9 お問い合わせいただきありがとうございます。 AN14070はCortex-M7の評価における有効な出発点であり続けるが、HSEデモアプリパッケージおよびHSEファームウェアのリファレンスドキュメントと併用することを推奨する。テスト中に発生したエラーの詳細情報を私と共有していただけますか? S32Gへのセキュアブートの適用については、以下の内容を参考にしてください。 S32G_Secure_bootの中国語/英語バージョン。 現時点では、お客様のご要望に直接合致する特定の文書はございません。確認のお手伝いをするために、内部チャネルをご案内します。結果が出たらご連絡します。 BR ジョーイ Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 こんにちは、 tom9 ご返信よろしくお願いします。 この問題はS32DSのバージョンに関連しているはずです。HSE_DEMOAPP_S32G2XX_0_1_0_16_ReadMe.pdf を参照してください。推奨バージョンのご利用をお試しください。 BR ジョーイ Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 ブロブの作成と書き込みは完了しましたが、シリアルポートに印刷情報が表示されず、Trace32でも読み込めません。どこからトラブルシューティングを始めればよいでしょうか?できるだけ早く確認していただけると助かります。 Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 こんにちは、 tom9 1. AN14070に基づいて、ブロブが作成され、フラッシュされます。その後、QSPI経由でブートしてHSEファームウェアをロードし、M7_0を起動します。QSPIブート後、Trace32を使用してM7_0に接続し、SRAMの内容を確認して、アプリケーションが正しいアドレスにロードされているかどうかを確認できます。 2. アプリケーションが正常に起動した後でのみ、HSE デモの .elf ファイルをロードしてください。次に、プロセスの次のステップであるSRAMへの移行に進みます。 BR ジョーイ Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 あなたの回答は私の期待を裏切ります。以下に示すように、現在は正常に情報を印刷できます。 HSE FW バージョン: 0.1.0_1.0.9 HSE FW 画像: ピンク HSE FWが稼働開始しました!状態: HSE_STATUS_RNG_INIT_OK HSE_STATUS_INIT_OK HSE_STATUS_CUST_SUPER_USER プログラムはここで停止し、先に進めませんでした。`DEBUG_LOOP(gZero);` をコメントアウトしたところ、`HSE_Config();` で停止していることがわかりました。/* プライマリイメージのバックアップ */ ASSERT(FLASH_OP_OK == Flash_WriteData_FromFlash(IVT.pSysImage_bck,コード`ITV.pSysImage, MAX_SYS_IMG_SIZE)`がここで停止します。`HSE_Aes_Example`などの後続コードも実行に失敗します。 Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 こんにちは、 tom9 お客様からのご質問は弊社のサポートシステムにて受け付けております。ご依頼内容には複数の問題が含まれており、社内の専門家が既にサポートと回答を開始しております。 BR ジョーイ
View full article
MBDT 参考示例:RD-BESS1500BUN (1500V) 和 400V BMS 设计 NXP社区的各位, 我们正在使用 MATLAB R2023a 和最新兼容 MBDT 版本为 1500V (RD-BESS1500BUN) 和 400V 电池组开发电池管理系统解决方案,目标是 S32K358 BMU 和 MC33774A CMU。我们在三个领域有几个问题,如果有任何指导、参考模型或文档指导,我们将不胜感激。 1。MBDT 参考示例 — RD-BESS1500BUN(1500V 设计) 恩智浦是否提供任何针对 RD-BESS1500BUN 硬件的 MBDT/Simulink 参考模型或示例项目?我们正在寻找一个能够体现以下内容的切入点: CMU 初始化 细胞电位和温度测量 S32K358 BMU 与 MC33774A CMU 之间的通信 基本数据采集与监控框架 2. 支持400V设计 针对我们的 400V(基于 S32K358)电池组设计,基于 MBDT 中已提供的示例项目,我们需要以下方面的指导。 a. SBC 在 MBDT 中的集成 Simulink 中的 SBC 配置 唤醒管理与看门狗服务 SPI通信实现 b. 接触器驱动器控制 MBDT 框架内的接触器控制 预充电和接触器顺序控制逻辑 驾驶员状态与反馈监测 推荐的架构和最佳实践 3.应用层参考 是否有任何参考示例演示了 BMS 应用层,涵盖以下内容: 电池管理系统 状态机(初始化 → 就绪 → 运行 → 故障) 故障检测与处理框架 SoC 估算集成 电流和功率限制计算 功能安全监控概念 即使是高级参考模型、应用笔记或示例项目也会非常有帮助。
View full article
经理:FS32K144UAT0VLLT的VREFH接错电源会出现什么问题? FS32K144UAT0VLLT的VDD和VDDA使用3.3V供电,AD采样使用5V供电,VREFH接错为5V供电,出现问题: 1. VREFH电压应该低于VDDA,如果VREF用5V供电,测量3.3V电压升高为4.18V左右。 2. 去掉3.3V供电,只保留5V供电,测量3.3V电源也是4.18V左右,这是FS32K144UAT0VLLT的VREFH将5V电源串进3.3V电源了吗? 3. 如果将FS32K144UAT0VLLT的VDD和VDDA改为5V供电,原先使用电平转换芯片MC14504BDRG进行3.3V电平到5V电平转换,就改为5V电平转换,不用去掉吧?因电路板已经焊接好了。 谢谢! Re: 经理:FS32K144UAT0VLLT的VREFH接错电源会出现什么问题? 你好@YF666666 S32K1xx 微控制器硬件设计指南,2021 年 3 月第 5 版 图 3.S32K14x — 100LQFP 和 100BGA 封装的电源引脚和功能域 fs32k144uat0vllt的电源设计参考上图,并且芯片的外部引脚电压不要超过vdd + 0.3v。 "原先使用电平转换芯片mc14504bdrg进行3.3v电平到5v电平转换,就改为5v电平转换" 没头没尾的描述,不明白你的更改是什么。 mc14504bdrg的输出是给vrefh? 原来是3.3v转换到5v给vrefh供电,现在改为5v转5v? 如果是的话自己评估下mc14504bdrg,转换的结果要满足vrefh小于等于vdda即可。
View full article
i.MX 9シリーズ向けLinuxユーザー空間におけるFuse読み書きツール 導入。 OEMは機能テストや製品製造中にもヒューズ値にアクセスする必要があります。イーサネットMACアドレスの修正、ブートモードの修正、セキュアブートの有効化などを行います。 すべての i.MX プロセッサで有効になっているツールがあり、U-boot で実行され、コマンドは「=> fuse 」です。一部のお客様は Linux ユーザー空間でヒューズの書き込みと読み取りを行う必要があり、ここで異なるプロセッサが OTP 構造を持ちます。 この記事では、NXP BSP対応関数を使用してプロセッサのヒューズにアクセスするC言語で書かれたファイルをダウンロードします。 i.MX 9 シリーズは EdgeLock Secure Enclave (ELE) を介してヒューズを管理しており、このツールは他のプロセッサにも簡単に適応できますが、今回のリリースはi.MX91とi.MX93に重点を置いています。 1. ハードウェアのセットアップ。 FRDM-i.MX91 。電源はP1に接続し、USB Type-CデバッグケーブルはP16に接続します。 ソースコードのコピーのため、イーサネットケーブルでネットワークルーターとP4端末を接続しました。 SD/eMMCにはYocto Linux Factory LF_6.12.49が書き込まれています。必要に応じて、USB Type-Cホストケーブルを使用してJ31に書き込むことができます。   2. ドキュメントの設定。 i.MX 91 ドキュメントからリファレンスマニュアルをダウンロードしてください。添付ファイル i.MX91_Fusemap.xlsx が含まれています。   3. ソフトウェアのセットアップ。 ダウンロードとビルドの手順。 user@host:~$ scp fuse_test.c root@ :~ root@imx91evk:~# gcc -Wall fuse_test.c -o fuse_test ツールの機能。 NXP BSPのpread関数とpwrite関数を使用します。 Bank * 8 + Word の式に基づくと、fusemap 添付ファイルを使用している場合、Word は Word % 8 として定義されます。 i.MX93/i.MX91のfusemapに従って、バンクおよびワードのインデックスの最小値と最大値を定義します。 顧客は、fuse_test read|write という 4 つの引数を明示的に入力する必要があります。 4.実演。 ヒューズからデバイス固有ID [31:0]を読み取ります。 a. UIDヒューズ参照値を取得するためにU-bootで停止します。 u-boot=> fuse read 1 7 Reading bank 1: Word 0x00000007: 03fc7ef1 u-boot=> boot b. 読み取り操作用のツールを実行します。 root@imx91evk:~# ./fuse_test read 1 7 ret: 0 fd : 3 READ Bank: 1, Word: 7, Offset: 15 SUCCESS: pread operation resp_len = 4 resp_buf[0] = |f1| resp_buf[1] = |7e| resp_buf[2] = |fc| resp_buf[3] = |3| c. 書き込み操作用のツールを実行します。 この記事では、バンク47にあるOEM汎用ヒューズ2 GPR2_CFG0への簡単な書き込み、ワード376について説明します。 root@imx91evk:~# ./fuse_test read 47 0 ret: 0 fd : 3 READ Bank: 47, Word: 0, Offset: 376 SUCCESS: pread operation resp_len = 4 resp_buf[0] = |0| resp_buf[1] = |0| resp_buf[2] = |0| resp_buf[3] = |0| このヒューズは、Packed_FuseIndex 291 にある汎用 2 ヒューズ ロック GPR2_LOCK [2:0] によって保護されています。AN14954 のセクション3.2 ELE-AP を搭載したデバイスからワードビットを計算します。 root@imx91evk:~# ./fuse_test read 1 1 ret: 0 fd : 3 READ Bank: 1, Word: 1, Offset: 9 SUCCESS: pread operation resp_len = 4 resp_buf[0] = |93| resp_buf[1] = |34| resp_buf[2] = |0| resp_buf[3] = |0| このように、GPR2_LOCK [2:0] = 010 は、オーバーライド保護状態であることを意味し、ヒューズを焼却することができます。 root@imx91evk:~# ./fuse_test write 47 0 ret: 0 fd : 3 READ Bank: 47, Word: 0, Offset: 376 SUCCESS: pread operation resp_len = 4 resp_buf[0] = |5| resp_buf[1] = |0| resp_buf[2] = |0| resp_buf[3] = |0| INFO: Fuse previous valueWRITE Bank: 47, Word: 0, Offset: 376 Enter fuse value (e.g. 0xAA1234BB): 0x4A4F5345 You entered: 0x4A4F5345 (1246712645 decimal) SUCCESS: pwrite operation INFO: Please reset the device for fuse read confirmation 0x4A、0x4F、0x53、0x45は、Josephの最初の4文字を大文字にしたものです。 u-boot=> fuse read 47 0 Reading bank 47: Word 0x00000000: 4a4f5345 結論。 このツールは、i.MX 93およびi.MX 91のヒューズの読み取りと書き込みが可能で、i.MX 9シリーズにも対応可能です。 iMX95の最新ELEファームウェアリリースでは、ユーザー空間からのSRK値のプログラミングはサポートされていません。この機能を有効にするためのランタイムファームウェアは、次回のリリースで提供される予定です。 このツールは、ソフトウェアおよびサポートチームによって現状のまま提供されており、LF6.12.49 で開発されました。BSD-3ライセンスに基づきます。銀行口座と単語をご確認ください。必要に応じてサポートチケットを作成してください。この投稿は誤った使用方法について責任を負いません。 FRDM-i.MX91でテスト済み C言語で記述 LF-6.12.49
View full article
Vision AI/ML with i.MX RT700 The i.MX RT700 microcontroller family includes an eIQ Neutron N3-64 NPU for accelerating neural network models. The i.MX RT700 EVK can be combined with a camera and LCD screen to showcase running TinyML vision models on a microcontroller. It's recommended to also go through the basic i.MX RT700 NPU Lab to learn more about eIQ enablement on RT700. The rest of this post will cover using vision models with camera+LCD on i.MX RT700.  i.MX RT700 Camera Hardware Setup: The following hardware is used: i.MX RT700 EVK RK055HDMIPI4MA0 LCD panel Camera Options: USB Camera with USB A to micro-B converter OV7670 parallel camera (with optional wide-angle lens) The USB camera should be attached to the i.MX RT700 EVK on USB OTG port J40. The parallel camera interface is available on J53 and uses FlexIO with eDMA to read in the camera data. AN14836 describes the details. Note that the links in that app note for the demo software do not work but the demo code is in the process of being posted on NXP’s Application Code Hub.  When inserting the parallel camera align it to the left most side, as shown in the image below: Directions for attaching the LCD panel to the J52 connector on the underside of the i.MX RT700 EVK can be found on this Community post.  Note that there are multiple names used for the LCD panel and all these part numbers refer to the exact same panel: RK055HDMIPI4MA0 RK055MHD091 RK055MHD091-CTG RK055MHD091A0-CTG i.MX RT700 Vision ML Examples: There are two vision AI/ML examples for i.MX RT700 available today: Object Detection (part of AN14718) Hand Gesture Recognition Both of these examples use a USB camera.  i.MX RT700 Vision MPP Examples:  The Media Processing Pipeline (MPP) interference examples in i.MX RT700 MCUXpresso SDK 26.06 and later support both parallel and USB camera interfaces. These SDK examples are only available for command line GCC and VS Code MCUXpresso SDK layouts. They are not available for MCUXpresso IDE, IAR, or Keil.  A parallel camera is used by default in the RT700 MPP projects. A USB camera can be enabled by adding a USE_USB_CAMERA declaration in the project's CMakeLists.txt file by adding the following macro: mcux_add_macro(     CC "-DUSE_USB_CAMERA"     CX "-DUSE_USB_CAMERA" ) However it's important to note that the camera_usb_final_fr_app_view project is setup to use USB camera by default, but it only works with a very specific HM2131 camera. All other MPP demos can work with most generic USB cameras. 
View full article
用于 IMX8MPLUS 的 LPDDR4 美光 MT53E1536M32D4DE-046 AA T: C 是一 款 48Gb (6GB) LPDDR4 动态随机存取存储器(DRAM) 元器件。 它在技术上与 i.MX 8M Plus 处理器兼容吗?由于 LPDDR4 兼容性问题,我的 IMX8MPLUS 板面临很多挑战。我的板是为大小为 32Gbit (4GB) 的双列双通道 LPDDR4 设计的。我找不到任何有现货的 LPDDR4。与其他 32Gbit (4GB) 但双通道单列的 LPDDR4 面临密码兼容性问题。请在这方面帮助我。我能否使用 MT53E1536M32D4DE-046 AAT: C 代替 32Gbit (4G B) LPDDR4。 Re: LPDDR4 for IMX8MPLUS 它可能不会使用 6GB LPPDR4 来取代当前的 4GB,因为使用 x32bus 的 6GB 需要 4 个引脚,而 I.mx8 plus 只有 2 个引脚。 Re: LPDDR4 for IMX8MPLUS 你好@Vighnesh imx8MP 可以毫无问题地支持 MT53E1536M32D4DE-046 AAT: C LPDDR4,我们已经验证了这款动态随机存取存储器(DRAM)。而且它有两个等级,而不是4个等级。 B.R Re: LPDDR4 for IMX8MPLUS 感谢您的确认。看来我犯了一个错误...
View full article
S32K3_ADC 校准失败 您好,NXP 我配置了 ADC0 和 ADC1,然后发现 ADC0 在验证时偶尔会失败。验证失败的原因是什么?根据我的理解,如果验证失败,就会直接输出失败。目前,我看到它停留在 CALBISTREG[C_T_BUSY]。当我的应用程序运行很长时间后,我检查寄存器,发现该状态保持不变。 敬上, xianlong Re: S32K3_ADC_Calibration fail 您想用 ADC 传输哪种信号?电机控制或某种安全信号 Re: S32K3_ADC_Calibration fail 您好,@db16122 感谢您的关注。它只是收集一些电压信号,与电机控制无关。您是否有任何相关经验可以分享? 最美好的祝愿, xianlong Re: S32K3_ADC_Calibration fail 你好@武仙龙 在您的图片中,MCR 为 0xA100 0E03 ,因此"PWDN" 位为 1   不过,在进行下一步操作之前,应将"PWDM" 设置为 0b。 我不确定这是否就是 ADC 验证失败的原因,使其处于 "忙 "状态。 Re: S32K3_ADC_Calibration fail 你好,@Senlent 我调查了底层代码,这种状态是可以解释的。当 ADC 因某种原因无法校准时,ADC 模块的硬件状态机将保持在 "校准 "状态。软件完成校准过程后,将禁用 ADC 模块,重新配置时钟,然后再次启用模块。软件返回的标准是 ADC 状态寄存器,但目前寄存器的值是校准。软件返回超时,然后将不再为该 ADC 模块供电。 现在的主要问题是,为什么 ADC 模块的硬件状态机仍处于校准状态?而且这个问题是偶发的,只要改动一点代码,问题就很难再现。 敬上, xianlong Re: S32K3_ADC_Calibration fail 根据 TSAMP 设置,该值为 00b,即 22 个周期。由于 ADC 校准可能需要一些时间,也许您可以改用 32 个周期的 11b。请查看 S32K3 清单 20260104。 顺便说一句,ADC 校准是一直失败还是偶尔会失败?是否有可能因某处的噪声而改变 ADC 校准参考电压? Re: S32K3_ADC_Calibration fail 你好@武仙龙 对此,我也没有太多想法。我建议您阅读本文件的以下章节: 章节:3.6.9 ADC 校准建议 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3%E5%B8%B8%E8%A7%81%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%88%97%E8%A1%A8-Check-list-%E5%88%86%E4%BA%AB/m-p/2020858 关于 ADC 自检的一些建议。 请检查上述每项建议,看看是否有需要优化的地方。 Re: S32K3_ADC_Calibration fail 你好, @ db16122 @Senlent 感谢您的帮助。 目前,通过测试尚未找到根本原因。当我直接断开 VREFH 引脚并调用校准函数 Adc_Calibrate 时,校准会失败。但是,校准失败将设置 TEST_FAIL 寄存器,ADC 状态将变为 IDLE。它不会卡在校准状态。 虽然问题的原因不明,但检查清单中的措施应能避免这一问题。 敬上, xianlong
View full article
KeilとIARデュアルコアによるMCXN 947の設定とデバッグ こんにちは、NXPさん。 KeilとIARにおけるMCXN947のデュアルコア構成とデバッグに関するアプリケーションノートが見つかりません。 この資料を提供していただくことで、私たちを支援していただけると幸いです。 ありがとうございました。 MCX N Re: Keil and IAR dual core configure and debug for MCXN 947 こんにちは、 @jimmyli さん、 申し訳ありませんが、KeilまたはIARにおけるMCXN947のデュアルコア構成およびデバッグに関するANは提供しておりません。 ただし、NXPは、KeilおよびIARでデュアルコアMCXN947プロジェクトをセットアップ、構成、デバッグするのに役立つ公式リソースをいくつか提供しています。 1. NXPのMCUXpresso SDKには、MCXN9xxプラットフォーム上でアプリケーションを構築およびデバッグする方法を示すIARプロジェクトの例(hello_world、TrustZoneなど)が含まれています。 これらの例は、IAR Embedded Workbench の正しいプロジェクト構造、ビルド設定、およびデバッグ手順を示しています。 IARを使用したデモアプリケーションの実行 — MCUXpresso SDKドキュメント 2. デュアルコアのリファレンスコードはGitHubで公開されています NXPは、MCXN947向けのオープンソースのデュアルコア通信サンプルをGitHubで提供しています。 これらのリポジトリには、core0とcore1の両方の構成、およびIARとKeilのコンパイラサポートが含まれており、デュアルコアプロジェクトの設定の参考として役立ちます。 dm-dual-core-i2c-communication-on-mcxn947/dm_dual_core_i2c_MASTER/device/system_MCXN947_cm33_core0.h at main · nxp-appcodehub/dm-dual-core-i2c-communication-on-mcxn947 · GitHub Keil/IAR 用の SDK zip パッケージは、 SDK Builderからも入手できます。お客様参考資料として、デュアルコアの例を多数掲載しています。 SDK Builderの使用方法、およびデモプロジェクトをIAR/KEILにインポートする方法については、以下のドキュメントを参照してください。 SDK Builder — MCUXpresso SDK ドキュメント お役に立てれば幸いです。 BR セレステ Re: Keil and IAR dual core configure and debug for MCXN 947 こんにちは、セレステさん。 それを得る。 どうもありがとうございました。 ところで、KeilとIARでデュアルコアプロジェクトを開発する方法について説明したドキュメントがあればいいなと思っています。プロジェクト構成の詳細、コンパイル方法、デバッグ方法、結合バイナリの生成とダウンロード方法などを示すドキュメントです。これは、mcxn947 によってお客様がプロジェクトを理解し、開発するのに非常に役立ちます。 再度、感謝します。              Re: Keil and IAR dual core configure and debug for MCXN 947 こんにちは、 @jimmyli さん、 ご提案ありがとうございます。社内チームに伝え、そのようなドキュメントを公開することを検討します。 BR セレステ Re: Keil and IAR dual core configure and debug for MCXN 947 こんにちは、セレステさん。 ありがとう。
View full article
Community Tracker shows 'Server not reachable: Error code 104' on Edge and Chrome. Issue Description: Unable to access Community Tracker on Edge and Chrome. Please follow the below steps to enable to Community Tracker on Chrome and Edge: Chrome: Type this in the browser's address bar chrome://flags/#local-network-access-check, set the flag's status to disabled and restart both your browser and your computer and try again. Edge: Open Microsoft Edge and go to Settings and more > Settings > Settings​​​​​​​. Select Privacy, search, and services > Site permissions > All permissions. Scroll down and select Local network access. Turn on the Ask before accessing (recommended) toggle. Click on 'Add site' adjacent to 'Allowed to connect to any device on your local network' and add 'https://community.nxp.com:443' and 'https://nww.community-tracker.nxp.com'. Restart both your browser and your computer and try again. Note: If the issue persists even after following the above steps, there could be an issues with the network/VPN. If VPN connection looks normal as well, create an INC here: https://nxp2.service-now.com/sp?id=sc_cat_item&sys_id=906528a10a0a0bf000a85bc20dfb6541
View full article
s32k3 的所有 emios 通道都能使用 dma 吗? #S32K396 当 EMIOS 用于 PWM 捕获时,每个 emios 通道都可以触发 DMA,还是只有部分通道可以触发 DMA? 由于 S32K396 有 24 个 EMIOS 通道,因此 DMAMUX 中只有 8 个 EMIOS 的 DMA 请求。 Re: S32K3 ALL EMIOS CHANNEL CAN USE DMA? 你好@Zhougw 并非所有 eMIOS 通道都能通过 DMAMUX 连接到 DMA;只有每个实例的特定通道支持 DMA 请求。 S32K39_and_S32K37_and_S32K36_DMAMUX_map.xlsx 文件中的映射可能有点混乱。根据图像中显示的通道,对于 eMIOS0,只有通道 0、1、9 和 10 与 DMA 请求相关联。 您也可以在 RM 驱动程序配置中验证这一点:Rm ConfigSet → Dma Mux → Module Configurations → Dma Mux Source。该参数显示可根据每个 DMA 实例路由到 DMA 的所有 eMIOS 通道列表。请参考下图以供参考。 BR、VaneB
View full article
S32G274 デュアルコア起動後のCAN通信のデバッグ 現在、M コアと A コアの両方が同時に起動された場合の CAN 通信をデバッグしています。CAN ピンは PC_11 と PC_12 です。M7コアのAPPプロジェクトでFLEXCANを適用する必要があるため、AコアのLinuxのBSP35.0でllce_can0の設定を無効にしました(図を参照)。しかし、現象は、A コアが Uboot にあるときは M7 コアの flexcan は正常に通信しているのに、A コアが Linux に入ると M7 コアの flexcan が正常に動作しなくなるというものです。A コアの他にどこを変更する必要があるか教えてください。 Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up 上記の指示に従って変更を加えました。しかし、A コアが Linux システムに入った後も、M コアの CAN0 通信は依然として異常です。 s32g274ardb2 ログイン: root root@s32g274ardb2:~# ls /sys/firmware/devicetree/base/soc/siul2@4009c000/siul2-pinctrl@4009c240/llce_can0_pins ls: '/sys/firmware/devicetree/base/soc/siul2@4009c000/siul2-pinctrl@4009c240/llce_can0_pins' にアクセスできません: そのようなファイルまたはディレクトリはありません root@s32g274ardb2:~# ls /sys/firmware/devicetree/base/soc/llce@43a00000/llce_can0/ ls: '/sys/firmware/devicetree/base/soc/llce@43a00000/llce_can0/' にアクセスできません: そのようなファイルまたはディレクトリはありません Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up こんにちは@sdx111さん、 Linux で LLCE can0 ピンの使用を削除するには、次の変更を適用してください。 diff --git a/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g.dtsi index de9caffb3ca1..ff02f046676b 100644 --- a/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g.dtsi +++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g.dtsi @@ -379,18 +379,18 @@ llce_can_logger15: llce_can_logger15 { status = "okay"; }; - llce_can0: llce_can0 { - compatible = "nxp,s32g-llce-can"; - mboxes = <&llce_mb S32G_LLCE_CAN_CONF_MB 0>, - <&llce_mb S32G_LLCE_CAN_RX_MB 0>, - <&llce_mb S32G_LLCE_CAN_TX_MB 0>; - mbox-names = "config", "rx", "tx"; - clocks = <&clks S32G_SCMI_CLK_LLCE_CAN_PE>; - clock-names = "can_pe"; - pinctrl-names = "default"; - pinctrl-0 = <&llce_can0_pins>; - status = "disabled"; - }; +// llce_can0: llce_can0 { +// compatible = "nxp,s32g-llce-can"; +// mboxes = <&llce_mb S32G_LLCE_CAN_CONF_MB 0>, +// <&llce_mb S32G_LLCE_CAN_RX_MB 0>, +// <&llce_mb S32G_LLCE_CAN_TX_MB 0>; +// mbox-names = "config", "rx", "tx"; +// clocks = <&clks S32G_SCMI_CLK_LLCE_CAN_PE>; +// clock-names = "can_pe"; +// pinctrl-names = "default"; +// pinctrl-0 = <&llce_can0_pins>; +// status = "disabled"; +// }; llce_can1: llce_can1 { compatible = "nxp,s32g-llce-can"; @@ -615,23 +615,23 @@ usbotg: usb@44064000 { }; &pinctrl { - llce_can0_pins: llce_can0_pins { - llce_can0_grp0 { - pinmux = ; - input-enable; - slew-rate = ; - }; - - llce_can0_grp1 { - pinmux = ; - output-enable; - slew-rate = ; - }; - - llce_can0_grp2 { - pinmux = ; - }; - }; +// llce_can0_pins: llce_can0_pins { +// llce_can0_grp0 { +// pinmux = ; +// input-enable; +// slew-rate = ; +// }; +// +// llce_can0_grp1 { +// pinmux = ; +// output-enable; +// slew-rate = ; +// }; +// +// llce_can0_grp2 { +// pinmux = ; +// }; +// }; llce_can1_pins: llce_can1_pins { llce_can1_grp0 { diff --git a/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g274a-bluebox3.dts b/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g274a-bluebox3.dts index 0247b542f98b..fe93303e8ca9 100644 --- a/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g274a-bluebox3.dts +++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g274a-bluebox3.dts @@ -91,9 +91,9 @@ &llce_boot_status { status = "okay"; }; -&llce_can0 { - status = "okay"; -}; +//&llce_can0 { +// status = "okay"; +//}; &llce_can1 { status = "okay"; diff --git a/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32gxxxa-rdb.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32gxxxa-rdb.dtsi index afe8a5cea3e1..ada20f67f2d7 100644 --- a/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32gxxxa-rdb.dtsi +++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32gxxxa-rdb.dtsi @@ -168,9 +168,9 @@ &llce_boot_status { status = "okay"; }; -&llce_can0 { - status = "okay"; -}; +//&llce_can0 { +// status = "okay"; +//}; &llce_can1 { status = "okay"; その後、以下のように llce can0 ノードとピンを一覧表示すると、llce_can0 は表示されないはずです。 root@s32g274ardb2:~# ls /sys/firmware/devicetree/base/soc/siul2@4009c000/siul2-pinctrl@4009c240/llce_can0_pins ls: cannot access '/sys/firmware/devicetree/base/soc/siul2@4009c000/siul2-pinctrl@4009c240/llce_can0_pins': No such file or directory root@s32g274ardb2:~# ls /sys/firmware/devicetree/base/soc/llce@43a00000/llce_can0/ ls: cannot access '/sys/firmware/devicetree/base/soc/llce@43a00000/llce_can0/': No such file or directory 対照的に、これらのノードがある場合、上記のようにリストすると、デバイス ツリーのサブノードが表示されます。 変更後に M7 で CAN0 を使用できるかどうかをお知らせください。 Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up こんにちは@sdx111さん、 わかりました。設定をテストして、またご連絡します。 よろしくお願いします。 Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up こんにちは@sdx111さん、 あなたが言及したような動作は見たことがありません。PFE と CAN が相互に干渉しているのです。ただし、 pinctrl-s32g.c#L430で、問題を解決できるかもしれない変更をいくつか行いました。問題のあるピンのある行を削除しました。あなたの場合は次の 2 つの行になります。 S32CC_PINCTRL_PIN(S32G_MSCR_PC_11), S32CC_PINCTRL_PIN(S32G_MSCR_PC_12), 私は RDB2 の RGB LED に対応するピンでこのテストを実行しました。リストからそれぞれのピンを削除すると、ピンは「浮いた」状態のままになり、Linux の起動時に通常オフになる LED ではなく、わずかにオンになっている LED を確認できます。 そのテストを実行して、M7 コアで CAN0 ピンが正しく動作するかどうかを教えてください。 よろしくお願いします。 Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up A の BSP35.0 の can0 と llcecan0 の両方の初期化コードを削除した後、M コアが PFE をロードしていないときに、M コアの can0 は正常に通信できるようになりました。しかし、/fsl-auto-yocto-bsp35.0/build_s32g274ardb2/conf/local.confに「DISTRO_FEATURES_append += 'pfe'」と「NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR = '/home/hhkj/linux3/fsl-auto-yocto-bsp35.0/firmware_bin/'」を追加した場合、つまり、PFE が A コアにロードされた後、M コアがクラッシュしたようです。CAN0 と SGMII モードを使用する M コアでは PFEMAC0 と pfemca1 を適用し、PFEMAC2 の RGMII モードを使用する A コアでは PFEMAC2 を適用する必要があるため、M コアで CAN0 通信のみが実行されている場合、M コアに PFE のファームウェアをロードすると A コアの CAN0 通信に影響する理由を知りたいです。 Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up 内部的に調査したところ、LLCE および PFE の使用時に制限は見つかりませんでした。Linux の起動前と起動後に次のレジスタが変化するかどうか確認できますか? よろしくお願いします。 Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up pinctrl-s32g.cに必要な変更を加えました指示に従ってファイルしてください。しかし、問題は依然として残っています。PFE ファームウェア (添付画像を参照) をロードするたびに、A コアが Linux システムに入った後、M7 コアの CAN0 が異常になります。PFE ファームウェアをロードしないと、A コアが Linux システムに入った後、M7 コアの CAN0 は正常に機能します。問題はどこで探せばいいのでしょうか?または、PFE ファームウェアをロードした後にテストしていただけますか?       Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up 1.私が観察した現象は、A コアが PFE をロードして起動した後、M7 の flexcan0 が正常に通信できないことです。具体的な状況としては、現時点では、cantest 上位コンピュータを使用して CAN メッセージを flexcan0 に送信すると、メッセージは正常に送信できますが、M7 の flexcan0 はまったく応答せず、外部に何も送信しません。したがって、この時点でM7がクラッシュしたと推測します。したがって、あなたが言及した 2 つのレジスターは間違いなく正常です。 2. Linuxを起動した後、関連するレジスタの値を読み取る方法を知りたいです。それは何のコマンドですか? 3.PFE ファームウェアのロードを有効にした後、プログラム内のどのファイルと機能が特定のロード プロセスになりますか?HIL1 を HIL0 に変更する必要がある場合、どうすればいいでしょうか? Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up こんにちは@sdx111さん、 更新が遅くなって申し訳ありません。ここ数週間はオフィスを離れていました。まだ問題は解決していませんか?もしそうなら、最新情報を教えてください。 トピックを続けるために新しい投稿を作成されたことに気付きました。同僚が問題を解決した場合は、私にもお知らせください。 ありがとうございます。 Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up こんにちは@sdx111さん、 分かりました。これについて新しい投稿を作成していただけますか?非アクティブ時間のため、投稿のステータスを追跡するために使用しているツールがこの投稿を閉じました。このトピックの続きであることを説明する新しい投稿を作成し、必要に応じて私にタグを付けて引き続き協力してもらうこともできます。 ご不便をおかけして申し訳ございません。 Re: S32G274 Debugging CAN Communication After Dual-Core Boot-up 今も変わりません。問題は解決されていません。
View full article
您知道 PCA9698 的状态吗? 我想我可能需要这样的东西。其现状如何?有没有更新的类似产品? 兰迪 Re: Do you know the status of PCA9698 ? 你好,兰迪、 PCA9698 目前仍在生产,但 HVQFN56 版本 (PCA9698BS) 已经停产。TSSOP56 版本(PCA9698DGG)仍然完全有效并受支持,是新设计的推荐选择。没有较新的恩智浦设备能够在单芯片中提供相同的 40 位 GPIO 数量和电流能力,因此,如果需要该功能,PCA9698DGG 仍然是最合适的解决方案。 BRs, Tomas
View full article
CIFAR10 TFLM Quick Build Guide catalogs I. Overview II. Environment Preparation 2.1 Virtual environment 2.2 Using Google Colab III. Core Steps 3.1 CIFAR10 dataset 3.2 Model creation 3.3 Model Training 3.4 Model Transformation 3.5 Inference Validation 3.6 Benchmark Performance 3.7 Full Implementation 3.7 Simplified version (Colab) IV. TFLite Micro Deployment V. Quick Verification Application Examples VII. Conclusion Reference Spoiler (Highlight to read) more details, please see the attachment. more details, please see the attachment. I. Overview CIFAR-10 : Alex Krizhevsky, University of Toronto The CIFAR-10 public dataset, and one of the most classic and commonly used entry-level benchmark datasets in computer vision, contains 60,000 32x32 color images (50,000 training, 10,000 testing) in 10 categories, such as airplanes, cars, birds, cats, and more. tflm_cifar10 : Demonstrates how to run a CIFAR-10 image classification model in real-time on a microcontroller from NXP using the TensorFlow Lite Micro framework. That is, a pre-trained convolutional neural network model for the CIFAR-10 dataset is deployed to the MCU, giving it the ability to recognize 10 classes of common objects (airplanes, cars, birds, cats, etc.). Model: a lightweight CNN model with 3 convolutional layers, ReLU activation layer, pooling layer and a fully connected layer. Input: 32x32 pixel color image. Output: probability that an image belongs to one of the 10 categories in CIFAR-10. This document: provides the complete process of building for the CIFAR10 dataset, from the dataset, model training transformation, deployment of inference of the rapid implementation of the program, can be used as an example of the tflm_cifar10 (inference-based) front complement, this paper does not involve the deployment and optimization of the end-side. ... """ CIFAR10 快速训练、测试、部署与推理完整流程 """ import os os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '2' # 减少TensorFlow日志 import tensorflow as tf import numpy as np import time import matplotlib.pyplot as plt print(f"TensorFlow版本: {tf.__version__}") print(f"NumPy版本: {np.__version__}") class CIFAR10QuickPipeline: def __init__(self): """初始化管道""" self.model = None self.tflite_model = None def load_data(self, sample_size=1000): """加载简化数据集""" print("\n1. 加载CIFAR10数据集...") (x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.cifar10.load_data() # 预处理 x_train = x_train.astype('float32') / 255.0 x_test = x_test.astype('float32') / 255.0 # 使用少量数据(快速训练) x_train_small = x_train[:sample_size] y_train_small = y_train[:sample_size] x_test_small = x_test[:200] y_test_small = y_test[:200] # 转换为独热编码 y_train_onehot = tf.keras.utils.to_categorical(y_train_small, 10) y_test_onehot = tf.keras.utils.to_categorical(y_test_small, 10) print(f"训练数据: {x_train_small.shape}") print(f"测试数据: {x_test_small.shape}") return (x_train_small, y_train_onehot), (x_test_small, y_test_onehot) def create_simple_model(self): """创建简化CNN模型""" print("\n2. 创建简单CNN模型...") model = tf.keras.Sequential([ # 输入层 tf.keras.layers.Input(shape=(32, 32, 3)), # 卷积层1 tf.keras.layers.Conv2D(8, (3, 3), padding='same', activation='relu'), tf.keras.layers.MaxPooling2D((2, 2)), # 卷积层2 tf.keras.layers.Conv2D(16, (3, 3), padding='same', activation='relu'), tf.keras.layers.MaxPooling2D((2, 2)), # 全连接层 tf.keras.layers.Flatten(), tf.keras.layers.Dense(32, activation='relu'), tf.keras.layers.Dropout(0.2), tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax') ]) model.compile( optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'] ) model.summary() self.model = model return model def train_model(self, x_train, y_train, x_test, y_test, epochs=10): """训练模型""" print("\n3. 训练模型...") # 回调函数:早停 callbacks = [ tf.keras.callbacks.EarlyStopping( monitor='val_loss', patience=3, restore_best_weights=True ) ] history = self.model.fit( x_train, y_train, epochs=epochs, batch_size=32, validation_data=(x_test, y_test), callbacks=callbacks, verbose=1 ) # 评估模型 test_loss, test_acc = self.model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0) print(f"\n测试准确率: {test_acc:.4f}") return history def convert_to_tflite(self): """转换为TFLite格式""" print("\n4. 转换为TFLite格式...") # 转换为TFLite converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(self.model) # 优化配置 converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT] converter.target_spec.supported_types = [tf.float32] # 转换 tflite_model = converter.convert() # 保存模型 with open('cifar10_model.tflite', 'wb') as f: f.write(tflite_model) # 保存为字节数组(用于嵌入式部署) self.save_as_c_array(tflite_model) self.tflite_model = tflite_model model_size = len(tflite_model) / 1024 print(f"模型大小: {model_size:.1f} KB") return tflite_model def save_as_c_array(self, tflite_model): """保存为C数组格式""" c_array = '// 自动生成的CIFAR10模型数组\n' c_array += '#include \n\n' c_array += 'const unsigned char cifar10_model_tflite[] = {\n' # 每行显示12个字节 for i in range(0, len(tflite_model), 12): line_bytes = tflite_model[i:i+12] c_array += ' ' + ', '.join(f'0x{b:02x}' for b in line_bytes) + ',\n' c_array += '};\n\n' c_array += f'const unsigned int cifar10_model_tflite_len = {len(tflite_model)};\n' with open('cifar10_model_array.h', 'w') as f: f.write(c_array) print("C数组已保存: cifar10_model_array.h") def test_tflite_inference(self, x_test, y_test, num_tests=10): """测试TFLite推理""" print(f"\n5. 测试TFLite推理 ({num_tests}个样本)...") if self.tflite_model is None: with open('cifar10_model.tflite', 'rb') as f: self.tflite_model = f.read() # 加载TFLite模型 interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=self.tflite_model) interpreter.allocate_tensors() input_details = interpreter.get_input_details() output_details = interpreter.get_output_details() # 类别名称 class_names = ['飞机', '汽车', '鸟', '猫', '鹿', '狗', '青蛙', '马', '船', '卡车'] correct = 0 times = [] for i in range(min(num_tests, len(x_test))): # 准备输入 input_data = x_test[i:i+1] # 推理 start_time = time.perf_counter() interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], input_data) interpreter.invoke() inference_time = time.perf_counter() - start_time times.append(inference_time) # 获取输出 output = interpreter.get_tensor(output_details[0]['index']) predicted_class = np.argmax(output[0]) actual_class = np.argmax(y_test[i]) # 检查是否正确 if predicted_class == actual_class: correct += 1 print(f"样本 {i+1}: 预测={class_names[predicted_class]:<5} " f"实际={class_names[actual_class]:<5} " f"时间={inference_time*1000:.1f}ms " f"{'✓' if predicted_class == actual_class else '✗'}") accuracy = correct / num_tests avg_time = np.mean(times) * 1000 print(f"\n推理统计:") print(f" 准确率: {accuracy:.1%} ({correct}/{num_tests})") print(f" 平均推理时间: {avg_time:.1f}ms") print(f" 推理速度: {1000/avg_time:.0f} FPS") return accuracy, avg_time def benchmark_performance(self, x_test): """性能基准测试""" print("\n6. 性能基准测试...") interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=self.tflite_model) interpreter.allocate_tensors() input_details = interpreter.get_input_details() # 预热 test_input = x_test[0:1] for _ in range(10): interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], test_input) interpreter.invoke() # 基准测试 num_runs = 100 start_time = time.perf_counter() for _ in range(num_runs): interpreter.invoke() total_time = time.perf_counter() - start_time avg_time = total_time / num_runs * 1000 print(f"基准测试结果:") print(f" 总推理次数: {num_runs}") print(f" 总时间: {total_time*1000:.1f}ms") print(f" 平均推理时间: {avg_time:.1f}ms") print(f" 推理速度: {1000/avg_time:.0f} FPS") return avg_time def save_model_summary(self): """保存模型摘要""" summary = [] self.model.summary(print_fn=lambda x: summary.append(x)) with open('model_summary.txt', 'w') as f: f.write('\n'.join(summary)) f.write(f"\n\n模型信息:") f.write(f"\n参数数量: {self.model.count_params():,}") f.write(f"\n保存时间: {time.ctime()}") print("模型摘要已保存: model_summary.txt") def main(): """主函数""" print("=" * 60) print("CIFAR10 快速训练、测试、部署管道") print("=" * 60) # 创建管道 pipeline = CIFAR10QuickPipeline() # 1. 加载数据 (x_train, y_train), (x_test, y_test) = pipeline.load_data(sample_size=2000) # 2. 创建模型 pipeline.create_simple_model() # 3. 训练模型 history = pipeline.train_model(x_train, y_train, x_test, y_test, epochs=15) # 4. 保存模型摘要 pipeline.save_model_summary() # 5. 转换为TFLite pipeline.convert_to_tflite() # 6. 测试推理 pipeline.test_tflite_inference(x_test, y_test, num_tests=20) # 7. 性能测试 pipeline.benchmark_performance(x_test) print("\n" + "=" * 60) print("流程完成!生成的文件:") print(" 1. cifar10_model.tflite - TFLite模型") print(" 2. cifar10_model_array.h - C数组格式") print(" 3. model_summary.txt - 模型摘要") print("=" * 60) if __name__ == "__main__": main() ... VII. Conclusion The purpose of this paper is to take a common image classification scenario (CIFAR10) as an example, so that readers can quickly understand the complete process from data building, model creation, training, inference and validation, which can be used as an example of the tflm_cifar10 (end-side inference-based) front complement, this paper does not involve the end-side deployment and optimization.
View full article
LED code example does not work I was following this example on my s32k116: https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-GET-TO-KNOW-THE-USER-FRIENDLY-MBDT-D0609 I did exactly what was shown in the video to get the LED working. My code builds too. But the LED wont turn on when I turn the potentiometer. I have attached a picture of the board for reference. Kindly guide me on where I might be going wrong Re: LED code example does not work Hello, Please note that the video you mentioned uses another evaluation kit (S32K144EVB) and the pins might not be the same for S32K116. Did you check the schematic to see the pins used by the potentiometer and the LED? As a recommendation, try to use the FreeMASTER tool to visualize the data on the board. You have to add data store memory blocks to save the data from the ADC and the state of the LED. Please set them to Volatile (in order to see them in FreeMASTER).  Another variant is to use the S32 Design Studio to directly debug the application, by placing breakpoints at specific lines and see the values read from the potentiometer. Best regards, Sorin Bancila  Re: LED code example does not work I tried doing that but when I try to start a session on freemaster, it cannot detect the board information. And I set the block state ("pot_adc") as Volatile which is why is shows up as a symbol when I go to the symbol table preview . Here is the screenshot. I am not sure why the board is not responding
View full article
2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 全球飞思卡尔杯官方规则! 2014 年新内容——联赛推出: 根据地区的不同,现在将有三个联赛。全球比赛将仅使用普通联赛车辆。 股票联赛 -使用认可的部件进行比赛,允许较少的定制 自定义联赛 -限制较少且配备自定义硬件的比赛 创新联盟 -不止于竞速。完成目标或任务即可获得积分,赢得胜利。 说明 您可以使用操作菜单栏以 PDF 格式查看此文档。 此规则适用于全球挑战。在此处查找您所在地区的规则 目前,全球挑战赛仅对普通(未修改)挑战者开放。 如果您对这些规则有任何疑问,请在下方评论区留言。如果您对区域规则有任何疑问,请在您所在区域的群组中提问。 第 1 部分:团队要求 地区冠军球队必须参加“普通”(未修改)联赛才有资格。 团队规模最多为四人。 一个团队只能有一名研究生。 汽车将仅由学生设计和制造。 希望参与者、顾问和观众表现出良好的体育精神。任何不当行为或作弊行为都可能导致取消资格。 第二部分:活动注册 参加全球挑战赛的参赛者必须获得邀请。每个地区冠军队伍都会收到一份邀请。 地区冠军队伍中的一人必须在地区决赛结束后两周内为整个队伍报名参加全球挑战赛。 第 3 节:设备要求 每支队伍应使用如下所述的相同基本零件套件。为了保证公平的比赛环境,以下要求已到位。您必须使用经批准的控制器和电机驱动板。如果赛车模型的任何标准部件损坏,则应使用相同的替换部件。 机械的 参赛时必须使用原始且未经改动的设备。 外轮胎胎面和轮辋 驱动 - 直流电机 驱动电机传动比 Servo Motor 允许的修改和限制: 您不得更改轮距(车轮之间的距离) 车辆的任何部件尺寸不得超过 250 毫米/9.85 英寸(宽)x 400毫米/15.75英寸(长)x 305毫米/12英寸(高) 您可以在底盘上钻孔并安装辅助部件,假设它包含在上述尺寸范围内。 您可以改变伺服电机和相关连杆的方向。 您可以为汽车添加“外壳”,但在检查期间必须是可拆卸的。 您可以调整或移除弹簧、连杆和其他非必要部件。 您可以将胎面粘到轮辋上。 电气 电池(单独购买) 7.2V,<=3000mAh,可充电镍镉电池或镍氢电池  每次只能使用一 (1) 块电池为车辆及其连接硬件供电 您必须使用下面其中一个经过批准的电路板来控制您的汽车。 控制系统 FRDM系列电路板 FRDM-KL25Z包含在内,但不是强制使用。 TRK系列 基于 Kinetis 的 TWR - 系列 高压电机控制和接口 TFC-屏蔽 包含 TFC-SHIELD,但不是强制使用。 Landzo 技术的双电机控制板。 允许的修改和限制: 一个处理器 – 不允许使用辅助处理器或其他可编程设备。 汽车必须使用光学传感器来导航 DC-DC升压电路不得超过电池电压。 所有电容器的总容量不应超过 2000 uF。 传感器限值 您可以使用额外的相机。 最多十六 (16) 个传感器 传感器数量示例:  红外发射器/接收器对为 1 个传感器 CCD 传感器是 1 个传感器 提供的线扫描相机是 1 个传感器 两个后轮上的霍尔效应传感器是2个传感器 安装在一个车轮上的编码器是1个传感器 显示器(允许)不算作传感器 第四部分:车辆检验 比赛前,裁判将对所有参赛作品进行技术检查。这包括第 3 部分列出的车辆规格、尺寸和设备要求。 所有车辆必须在指定时间或之前进入检查区。 一旦进入检查区,您就不能触摸赛车,直到被叫去比赛! 如有违反,组委会可取消相应队伍的参赛资格。 第五节:计时赛流程 比赛顺序将通过随机抽签决定。 当您的团队被叫到时,您可以将您的车从检查区域移走。您将有两 (2) 分钟的时间来准备汽车。 已批准的调整 -您可以: 通过板载接口配置参数。(开关、旋钮等) 改变相机的角度 更换电池  不允许的调整 - 您不得: 重新编程你的处理器 通过有线或无线通信配置参数。 任何时候都只能有一名队员在赛道上。(不包括测试时间) 2 分钟时间到之前,您必须向裁判发出“准备就绪”的信号,然后才能启动车辆。 裁判确认“就绪”后,车辆应在30秒内驶离起跑区。 每个队伍有三次机会完成一圈。将记录第一个(不是最好的)完成时间。 示例: 尝试 1 – 车辆在弯道上行驶过快并偏离轨道。沒有記錄時間。 第二次尝试——车辆成功绕轨道行驶。时间被记录下来。 尝试 3 – 因第一次(尝试 2)已被记录,因此被判失败。 每次尝试后,您有两分钟的时间对车辆进行批准(见上文)的调整。 尝试结束后,车队应将车辆送回检查区。 赛事显示屏将在每场团体赛结束后公布成绩。 第六部分:比赛日程安排 练习时间 - 在决赛之前,将提供测试赛道。此时可以进行最终校准。这将通过团队时段和/或“空闲时间”来组织。 2.将练习跑道重新配置为最终跑道。 车辆检验(参见第 4 部分) 计时赛 颁奖典礼 第 7 部分:活动人员 组委会——由资深评委和飞思卡尔活动组织者组成的委员会。负责协调活动当天的活动,并调解和解决任何争议。 裁判- 负责赛道活动。包括赛道管理,例如车辆启动和停止,以及计时和记分。裁判员由教职员工、学生和/或飞思卡尔及行业员工组成。 评委——负责解释并强制执行比赛规则。评委由飞思卡尔员工和行业赞助商成员组成。 赛事人员不得协助任何特定队伍。沟通应向所有队伍公开,不得泄露任何可能损害比赛公平性的信息。 第 8 节:犯规、失败和取消资格 本规则由飞思卡尔和活动组委会负责解释。 犯规,是一种轻微犯规,会导致罚时。 失败,则不记录当前尝试时间。允许后续尝试。 取消资格是一种严重违规行为,会导致所有时间都不被记录。 裁判将判定赛车是否冲出赛道并判罚时间。 下列任何一种情况都将被视为犯规,并会导致加时处罚: 比赛开始后,赛车未能在 30 秒内离开起跑区 [+1 秒]。 赛车越过终点线后未能在 2 米/6 英尺处停下或离开赛道 [+1 秒]。 下列任何一种情况都将被视为失败并且不会给予时间: 三个或更多车轮离开赛道表面。 赛车队未能在规定的两 (2) 分钟内做好准备。 选手在技术检查后未经裁判同意触碰赛车。 赛车离开起跑区后120秒内未能完成比赛。 在开始和结束之间的任何时间触摸汽车。 “开始”——一旦车辆越过起跑线。 “完成”——一旦车辆越过终点线。 有下列情况之一者,视为取消资格:   任何可能影响或阻碍车辆的赛道外设备或行为。 检查后随时 进行不允许的 修改。 比赛场地上有多名队员。 比赛期间有任何作弊行为。 未通过技术检验。 在切实可行的条件下,尽量保证公平、公正。争议将由飞思卡尔、组委会成员和评委投票解决。 第 9 节:计时/计分 将使用电子门和/或手持计时器来记录时间。 当赛车的第一部分冲出起跑线/终点线时,时间开始和结束。 犯规将导致赛车的单圈时间被加长。 取消资格和失败将导致没有分数。 第十节 赛道参数 在决赛前一天,将提供一条采用与最终赛道相同材料制成的测试赛道,用于校准和设计修改。 直到比赛当天,参赛者才会知道最终赛道的实际布局。 赛道宽度不得小于 600 毫米/23.65 英寸。 材料和尺寸规格可以在社区中找到。 赛道表面为哑光白色,赛道每条边缘都有一条连续的黑线(25 毫米/1 英寸宽)。 赛道可以90°交叉角相交。 赛道可以有上坡、下坡和隧道。 如有必要,飞思卡尔可能会更改这些规则和条件。飞思卡尔保留随时自行取消、暂停和/或修改飞思卡尔杯比赛的权利。这些官方规则是用英语制定的。如果这些官方规则以任何其他语言提供且文本存在冲突,则以英语文本为准。 Freescale 和 Freescale 徽标是飞思卡尔半导体公司在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。©飞思卡尔半导体公司,2014 年 飞思卡尔杯内容 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由于赛道的布局事先并不清楚,所以我无法透露全球总决赛期间是否会有隧道。确保您的车辆符合规则允许的尺寸(高度、宽度和长度),以便您能够顺利进入隧道(如果有)。 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi FlavioStiffan 今年的全球大赛会有隧道吗? 根据2014 年马来西亚飞思卡尔杯比赛规则,隧道也不会被纳入全球比赛项目。谢谢。 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,做信号调节是可以的。只要您没有其他 MCU 部件并且您通过授权板控制伺服器和电机就可以了。请确保您使用 BOM(物料清单)和示意图记录您的额外开发,以防技术检查期间出现任何问题。 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 好的,谢谢您的回答,关于模拟放大器,它将用于调节来自传感器或摄像机的信号,我提到的模拟比较器将用于相同的目的。例如,我们有一个红外传感器,其输出电压为 0 至 250 mV,我们想将信号放大到 3.3V 左右,或者希望比较器仅检查传感器是否在白色区域或黑线...诸如此类。 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好JoseManuelSandovalChavez我认为规则对可以使用的内容已经说得很清楚了。对于电路的 MCU 和电机控制部分,只允许使用经批准的电路板。关于小型模拟放大器,它与什么相关?它的功能是什么? 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好, FlavioStiffan,所以只是为了确保这意味着在比赛中我们不能使用我们自己用模拟元件构建的电机控制板和 FRDM 板,所以为了控制直流电机,我们只能使用提到的两块板(TFC-SHIELD 和 Landzo 技术的双电机控制板)对吗? 此外我还有一个问题,我们可以使用自己构建的小型模拟电路吗?例如,用运算放大器构建的模拟放大器或用运算放大器构建的模拟比较器 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,Jose Manuel,对于全球飞思卡尔杯挑战赛,我们要求学生只使用经批准的电路板。您无法开发自己的定制板。这是为了公平起见,也为了避免团队在技术检查时遇到困难,因为团队的定制板被“隐藏”或无法访问以验证板子是否符合规则(例如:没有第二个处理组件或任何其他受限制的组件)。这些规则每年都会进行审查,因此请继续关注 2015 赛季的任何变化。 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,已停用的用户,我有一个问题,对于库存联盟,当它提到“批准的组件”时,具体是什么意思?这是否意味着在比赛中我们只能使用“机械”和“电气”部分列出的组件?例如,对于“高压电机控制和接口”,是否意味着我们只能使用上述两个板中的一个(Landzo 技术的 TFC-SHIELD 和双电机控制板)或者我们可以为电机控制阶段构建自己的板? 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 已停用用户 约翰,看看这些问题。您是否有 Landzo 双电机控制板的链接?您能确认所用控制板的限制吗? 谢谢! 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,我对这些规则有一些疑问。 关于第 3 节的电气限制“您必须使用下面其中一个经批准的电路板来控制您的汽车。”。 问题 1:规则是否说我们不能使用自制的最小系统板(使用 kinetis MCU,链接)或一些自制的高压控制板(链接)? --- 关于“一个处理器 - 不允许使用辅助处理器或其他可编程设备”这一行。 Q2:一些传感器,如相机,具有内置电路,可以在硬件中进行二值化(链接),或者带有 fifo 芯片的相机(链接)。 规则中提到的“其他可编程设备”是否包括这些相机? 或者“可编程设备”仅仅指 MCU 或 FPGA 设备? ---- 关于“Landzo 技术的双电机控制板”。 Q3:那是这个吗? 非常感谢! 回复:2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,约翰,下一届全球比赛什么时候举办?
View full article
KW45ナレッジハブ KW45の3コア・アーキテクチャには、96 MHzのCM33アプリケーション・コア、専用のCM3無線コア、分離型のEdgeLockセキュア・エンクレーブが統合されています。専用のSRAMを備えたフラッシュ・ベースの無線コアにより、高度な設定とアップグレードが可能なソフトウェア実装の無線が得られ、メイン・コア上のリソースをお客様のアプリケーション領域に活用できます。 Bluetooth Low Energy 5.3準拠の無線は、最大24のセキュアな同時接続に対応しています。EdgeLockセキュア・エンクレーブの分離された実行環境は、一連の暗号化アクセラレータ、キー・ストア処理、セキュアなライフサイクル管理を備え、メイン・コアのセキュリティ負荷を最小限に抑えます。 さらに、KW45 MCUにはFlexCANが搭載され、車載用または産業用CAN通信ネットワークへのシームレスな統合を実現できます。FlexCANモジュールは、CANのフレキシブル・データ・レート(CAN FD)に対応でき、帯域幅の拡大とレイテンシの低減に役立ちます。 KW45のブロック図 KW45アーキテクチャブロック図 書類 リファレンス・マニュアル Datasheet Errata Secure Referenceマニュアル** 認証 SESIP認定 SESIP ST PSA認証 RED 認証 欧州連合適合宣言書(EVK) 欧州連合適合宣言書(LOC) 日本MIC KW45-LOC _TELEC-20250221 添付ファイルをご覧ください Bluetooth仕様 Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview Bluetooth_5.2_機能_概要 Bluetooth_5.3_機能_概要 Bluetooth_5.4_Feature_Overview Bluetooth_6_Feature_Overview 評価ボード KW45 KW45-EVK KW45-EVK回路図 KW45-EVK 設計ファイル KW45-EVKユーザー・マニュアル KW45-LOCユーザーマニュアル KW45-EVKスタート・ガイド アプリケーション・ノート ソフトウェア、ハードウェア、ペリフェラル: AN14122:KW45でのRTCの使用方法 このアプリケーション・ノートでは、BLEデモでRTCペリフェラルを構成および使用する方法について説明します。 AN14141:KW45 Bluetooth Low Energy用接続スタックでウォッチドッグ・タイマ・モジュールを有効にする このアプリケーション・ノートでは、接続スタック・デモにWDOGタイマを実装するプロセスについて説明します。 AN13855:KW45/K32W1でOTAPクライアント・サービスをBluetooth LEペリフェラル機器に統合する このアプリケーション・ノートでは、Over the Air Programming(OTAP)クライアント・サービスをBLEペリフェラル機器に統合するステップとプロセスを説明します。 AN13584:Kinetis KW45およびK32W1ロードプル・レポート このアプリケーション・ノートでは、ロードプル特性での測定方法と関連する結果について説明します。 AN13860:OTAPツールを使用してKW45/K32W1にファームウェアの更新イメージを作成する このアプリケーション・ノートでは、OTAPを使ってKW45ボードでイメージを作成および更新するステップについて説明します。 AN14077:KW45(1MB)からKW45(512kB)に移行するステップ このアプリケーション・ノートでは、1MBフラッシュから512kBフラッシュへの移行に必要な初期ステップについて説明します。 電力管理: AN13230:Kinetis KW45およびK32W1 Bluetooth LEの電力消費分析 このアプリケーション・ノートでは、KW45ワイヤレスMCUの電力消費、ハードウェアの設計、低電力動作向けの最適化に関する情報を紹介します。 AN13831:KW45/K32W1電力管理ハードウェア このアプリケーション・ノートでは、KW45/K32W1 MCUで電力管理専用の各種モジュールの使用方法について説明します。 RF: AN13687:K32W1による802.15.4アプリケーションの接続テスト このアプリケーション・ノートでは、K32W1 802.15.4のRF性能を実行するために接続テスト・ツールを使用する方法について説明します。 AN13728:KW45 RFシステムでのBluetooth LEおよびIEEE 802.15.4アプリケーションの評価レポート このアプリケーション・ノートでは、BLE(2FSK変調)およびIEEE 802.15.4(OQPSK変調)でKW45ボードを使用する場合の無線周波数(RF)評価テストの結果を報告します。テストの実行時に使用可能なセットアップとツールについても説明します。 AN14098:KW45-LOC RFテスト・レポート このアプリケーション・ノートでは、KW45B41Zローカライゼーション・ボードの基本的なRFテストの結果を報告します。  AN13228:KW45-EVK RFシステムでのBLEアプリケーションに関する評価レポート このアプリケーション・ノートでは、2つの周波数シフト・キー変調を用いて、BLEアプリケーションでKW45B41Z-EVKを使用する場合のRF評価テストの結果を報告します。 AN13229:BLEアプリケーションで、KW45-EVKとRFシステムの共存に関する評価レポート このアプリケーション・ノートでは、KW45B41Z-EVKをBLEアプリケーション(2FSK変調)で使用する場合のRF評価テストの結果を報告します。 AN13512:Kinetisワイヤレス・ファミリ製品のBLEとWi-Fiアプリケーションとの共存 このアプリケーション・ノートでは、K32W1/4X低エネルギー製品のWi-Fi信号に対する耐性、およびWi-Fiとの共存状態の改善方法を取りあげます。  セキュリティ: AN13859:KW45/K32W1システム内プログラミング(ISP)ユーティリティ このアプリケーション・ノートでは、ISPモードでKW45/K32W1 MCUを起動するステップと、MCUと通信するために多様なシリアル接続を確立するステップについて説明します。 AN1403:量産時に、シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)を介してアプリケーションと無線ファームウェア用にKW45フラッシュをプログラミングする このアプリケーション・ノートでは、量産時にSWDを介して必要なすべての設定を書き込み、焼き込み、プログラミングするステップについて説明します。  AN13883:SPSDKを使用してISP経由でKW45無線ファームウェアを更新する このアプリケーション・ノートでは、ISPモードでKW45/K32W1 MCUを起動するステップと、セキュア・バイナリで無線ファームウェアを更新するステップを説明します。 AN14109:SECツールを使用してKW45およびK32W148セキュアにブートするこのアプリケーション・ノートでは、SEC GUIツールで署名済みイメージとセキュア・バイナリを使用して、KW45/K32W1 MCUをセキュアにブートするステップを説明します。 AN13838:SPSDKコマンド・ライン・ツールを使用してKW45およびK32W148をセキュアにブートする このアプリケーション・ノートでは、SPSDKコマンド・ライン・ツールで署名済みイメージとセキュア・バイナリを使用して、KW45/K32W1 MCUをセキュアにブートするステップを説明します。 AN13931:KW45およびK32W148でのライフサイクルを管理する このアプリケーション・ノートでは、SEC GUIとSPSDKコマンド・ライン・ツールを使用してKW45/K32W1 MCUのライフサイクルを移行するステップを説明します。  AN14174:NPXを使用して、KW45/K32W148のフラッシュ暗号化を実行する このアプリケーション・ノートでは、KW45/K32W1 MCUでオンザフライ暗号化を有効にするステップを説明します。 AN14158:KW45/K32W148で認証をデバッグするこのアプリケーション・ノートでは、フィールドでアプリケーションをセキュアにデバッグするためにデバッグ認証を実行する方法を説明します。  AN14544:MPUおよびMCU向けのEdgeLock 2GOサービス このアプリケーション・ノートでは、NXPデバイス向けのEL2GOサービスを紹介します。このサービスにより信頼できない環境でも信頼できる形でデバイスをプロビジョニングできます。  サポート KW45に関して疑問点がある場合は、ワイヤレスMCUコミュニティ(こちら)に質問を投稿しましょう! 便利なリンク リファレンスデザイン - NXP Community [MCUXSDK]KW4x、MCXW7x、MCXW2xにGitHub SDKを使用する方法 - NXPコミュニティ GitHub SDKの使用方法をステップ別に紹介しています。 [MCUXSDK]GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティ BLEプラットフォーム用ドキュメントを提供しています。  KW45/KW47/MCXW71/MCXW72でのSignal Frequency Analyzer(SFA)モジュールを使用したクロック測定 - NXPコミュニティ:このコミュニティでは、Signal Frequency Analyzerの使用方法に関する手順を提示しています。 KW45(自動車)またはK32W1/MCXW71(IoT/産業)で初めてPCBを適切に構築する最良の方法... コミュニティ : KW45またはK32W148、およびMCXW7を使用してPCBを構築するためのリンクと、無線性能、低電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するあらゆる要素を掲載しています。 HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用してDTMモードにアクセスする方法:この記事は次の2つの部分に分かれています。 HCI_bbバイナリを Kinetis製品へフラッシュする方法。 R&S CMW270を使用してRF測定を行う BLE HCIアプリケーションによるトランスミッタ/レシーバテストコマンドの設定:この記事では、ユーザーはどのようにすればシリアルコマンドをデバイスに送信できるかを示す手順を説明します。 Bluetooth LE HCI Black Boxクイックスタートガイド:この記事では、ユーザーが無線をシリアルコマンドで制御できるようにするためのシンプルなプロセスを説明します。 Kinetis(K32/38/KW45およびK32W1/MCXW71)パワー・プロファイル・ツール:Kinetis(KW35/KW38/KW45)およびMCX W7x(MCX W71)パワー・プロファイル・ツールに的を絞ったページです。お使いのアプリケーション(自動車またはIoT)での電力消費量を試算したり、ソリューションのバッテリ寿命を評価したりするのに役立ちます。 KW45/K32W1 32MHzおよび32kHzの発振余裕度:この記事では、回路の発振余裕度の適切な構成について説明しています。 KW45ベースのCSの1対多デモ NXP - チャネル・サウンディング   トレーニング BLE Introduction  RFスイッチの比較 吸収型と反射型 規格の比較 ETSI/FCC/ARIB要件 BLEチャネルサウンディング - 概要 BLEチャネル・サウンディング - RFハードウェア BLEチャネル・サウンディング - ANSYSモデリング・ツール BLEチャネル・サウンディング - アンテナのプロトタイプの検証測定 機器 ワイヤレス機器:この記事には、プロジェクト策定に役立つ機器へのリンクが掲載されています。 開発ツール  SDKビルダ: MCUXpresso SDKは、オープンソースのドライバ、ミドルウェア、リファレンス例のアプリケーションを提供し、ソフトウェア開発を加速させます。 SDK GitHub:GitHubで公開されているSDKのオープンソースのドライバ、ミドルウェア、リファレンス例 NXP MCUXpresso:MCUXpresso IDEは高度な編集、コンパイル、デバッグ機能を提供し、MCU固有のデバッグ機能も追加されています。すべての汎用Arm Cortex-Mとの接続をサポートします。 NXP SPSDK:信頼性が高く使いやすいPython SDK統合ライブラリです。NXP MCUポートフォリオ全体で動作するので、お客様のクイックプロトタイピングから本番環境デプロイまで対応する強力な基盤となります。 NXP SECツール:GUIベースのアプリケーションMCUXpresso Secure Provisioning Toolは、NCP MCUデバイスのブータブル実行ファイルの生成とプロビジョニングをシンプル化するものです。 NXP OTAP Tool:ユーザーがNXP開発ボードのOver-the Air)ファームウェア・アップデートを実行するのに役立つアプリケーションです。 Config Tool: 構成ツールの統合スイート「MCUXpresso Config Tools」を利用すると、開発者はカスタムSDKをすばやく構築したり、ピン、クロック、ペリフェラルを利用して初期化Cコードを生成したり、カスタム・ボード・サポート用の値を登録したりできます。 ワイヤレスMCU用のSDKの例:ワイヤレスの例では、多くの一般的なBluetooth構成を取りあげています。 **セキュア・ファイルには追加のアクセス権をリクエストする必要があります。  ハンズオン・トレーニング 製品: K32W1 プロトコル:802.15.4 プロトコル:BLE→コネクティビティ プロトコル:Bluetooth プロトコル:Matter プロトコル:Thread プロトコル:Zigbee
View full article
LS1088A DDRサイズ Hello, LS1088aプラットフォームでDDR4サイズの問題が発生しています。ボードには4GBのDDR4があります。起動時に、ボードに4GBのDDR4があることが確認されます。しかし、freeコマンドでカーネルを確認すると、RAMが2GBであることを示しています。U-Boot 構成から "mcmemsize" 変数を削除しました。 u-bootとカーネルでDDRサイズが一致しない理由がわかりますか? 添付の写真で違いがわかります。 Re:LS1088A DDRサイズ はい、そうなるでしょう。 Re:LS1088A DDRサイズ 返信ありがとうございます。 「mcmemsize」を削除すると、ネットワークのパフォーマンスが低下しますか? Re:LS1088A DDRサイズ 紛失したDDRは2つの部分に分けることができます。 1) NXP専用ソフトウェア、ファームウェアコンポーネントで使用されるDDR 2) カーネルのさまざまなセグメントで使用される DDR。   最初の部分では、 1) u-boot は使用されるまでメモリを使用しますが、カーネルが起動すると、u-boot はメモリからスワップアウトされます。 2) TF-Aは66MBを使用 3) MC は 512M から 2G までの任意の場所で使用できます (u-boot コマンドの引数 'mcmemsize' に依存します)。パラメーター mcmemsize は、管理複合システムによって使用されるシステム DDR の量を定義します。この変数が定義されていない場合、コンパイル時の値 0x70000000 または 1.75GB がデフォルトになります。通常、デフォルトは許容されるため、ユーザーはこの変数を設定する必要はありません。   TF-A+MCは約1.8G   カーネル予約=(18620Kカーネルコード、2476K rwdata、8844K rodata、5888K init、993K bss、406712K予約済み、327680K cma予約済み) = 771213K = 0.7G   /proc/meminfo の MemTotal は kB 14232028で、失われたメモリは約 16-13.6=2.4G(TF-A+MC+カーネル) です予約済み)   root@TinyLinux:~# cat /proc/meminfo MemTotal:       14232028 kB MemFree:        13596760 kB Mem利用可能: 13478276 kB
View full article
EB tresos 许可证到期 我的 EB Tresos 许可证有效期至 2025 年 12 月 31 日(即将到期)。 如何在过期前获得新的激活码? Re: Expiration of EB tresos license 嗨,Joung、 请注意,在圣诞假期期间,我们的支持响应时间可能会比平时长。在某些情况下,您的请求可能会在新年后得到处理。感谢您的理解。 几天前,我给 [email protected] 发了电子邮件,提醒他们更新 EBTresos 激活码,但至今没有收到回复。 恐怕要到新年后才能更新。 很抱歉给您带来不便! 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
EIQ 時系列生成モデルは、PowerQuad DSP または Neutron N1-16 NPU を使用して高速化されます。 質問: PowerQuad DSP または Neutron N1-16 NPU を使用して EIQ 時系列生成モデルを高速化するにはどうすればよいですか? 図に示すように、別のライブラリ ファイルを追加する必要がありますか、それとも生成されたモデルの静的ライブラリにはすでに PowerQuad DSP または Neutron N1-16 NPU アクセラレーションが含まれていますか? 想定される回答:PowerQuad DSPまたはNeutron N1-16 NPUアクセラレーションを使用したドキュメントまたはプロジェクトをご提供ください。TSSで更新可能な関連プロジェクトはありますか? マクネン NPU|ML Re: eiq time series 生成模型使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速 こんにちは@xiaobai_226 アクセラレータのサポート。  PowerQuad : NXP ハードウェア IP は、FFT 計算を高速化するのに役立ちます。選択したターゲットにこのハードウェア モジュールが含まれている場合は、デフォルトで表示され、有効になります。 Neutron NPU : NXP ハードウェア IP はディープラーニング モデルの予測を高速化するのに役立ちます。これは、選択したデバイスにこのハードウェア モジュールが含まれている場合にサポートされます。 BR ハリー Re: eiq time series 生成模型使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速 こんにちは、ハリー TSS によって生成されたライブラリ ファイルには、すでに加速プロセッシングユニットが組み込まれているということをおっしゃっているのでしょうか?.lib 以降TSSによって生成されたファイルには、プロセッシングユニットが含まれているかどうかが明示的に示されておらず、SDKの例とTensorFlow for NPUの両方でNPUは.aの形式で提供されることを考えると、ファイルでは、TSS で生成されたファイルに加速ユニットが含まれているかどうかは不明のままです。テストに使用する評価ボードは MXCN947EVK です。
View full article