2381094_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2381094_ja-JP

2381094_ja-JP

S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法

NXPサポートチームの皆様、こんにちは。

現在、S32G274Aプラットフォーム上でHSEの評価を行っており、推奨される実装方法についてご助言いただければ幸いです。

現在の環境:

* デバイス: S32G274A
* コア:Cortex-M7
* IDE: S32 Design Studio 3.6
* HSEパッケージ: HSE_DEMOAPP_S32G2XX_0_1_0_16
* HSEファームウェア:HSE_FW_S32G2XX_0_1_0_16

現在の進捗状況:

* 私はAN14070(「S32G2のCortex-M7コアでHSEデモアプリケーションを実行する方法」)に従っています。
* HSEデモプロジェクトは正常にインポートおよびコンパイルできます。
* ただし、IVTビューを開く際に、S32DSは例外を報告し、IVTビューを作成できません。

com.nxp.swtools.ivt.views.IVTView

(必要であれば、エラーログ全体を提供できます。)

プロジェクトの目的:

現在、当社のブートローダーはソフトウェアベースのセキュアブートを実装しています。

1. アプリケーションイメージのSHA-256を計算します。
2. フラッシュメモリに保存されている公開鍵を使用して、RSA-2048署名を検証します。
3. 検証が成功した場合のみ、アプリケーションを起動します。

この実装をCortex-M7上のHSEベースのサービスに移行したいと考えています。

質問:

1. AN14070は、S32DS 3.6を搭載したS32G274AのHSE評価における推奨される出発点として、依然として有効ですか?

2. IVT Viewは、以下のようなHSEサービスの評価に必須ですか?

* SHA-256
* AES
* RSA署名検証

それとも、ブロブイメージの生成とHSEファームウェアのインストールにのみ必要なのでしょうか?

3. HSEファームウェアのインストール後、以下の内容を示す参考例はありますか?

* HSEによるSHA-256計算
* HSEによるRSA-2048署名検証
* HSEキーカタログへの公開鍵のインポート

4. Cortex-M7上でソフトウェアベースのセキュアブート実装をHSEサービスに移行する方法を示すアプリケーションノート、トレーニング・マテリアル、またはデモプロジェクトはありますか?

5. アプリケーションにジャンプする前にSHA-256 + RSA2048検証を実行するブートローダーの場合、HSEを使用した推奨移行パスは何ですか?

何かご助言、参考となるプロジェクト、または推奨ドキュメントがあれば大変ありがたいです。

よろしくお願いいたします。

Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法

私は3を照合します。次の図に示すIVTViewには、DCD、HSE、アプリケーションブートローダー、ブートの各ブロックが表示されます。
BLOB イメージの生成に関連する構成と自動位置合わせ 我的 S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.0打不开IVTビューエラー:ビューを作成できませんでした:com.nxp.swtools.ivt.views.IVTView java.lang.Exception
at org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createErrorPart(ViewReference.java:115)
at org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPart(ViewReference.java:101)
at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPart(CompatibilityPart.java:304)
at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:342)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(ネイティブ方法)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.方法.invoke(方法.java:568)
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) で発生
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:976) で発生
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:938) で発生
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:138) で発生
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:385) で発生
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:311) で発生

Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法

こんにちは、 tom9

お問い合わせいただきありがとうございます。

AN14070はCortex-M7の評価における有効な出発点であり続けるが、HSEデモアプリパッケージおよびHSEファームウェアのリファレンスドキュメントと併用することを推奨する。テスト中に発生したエラーの詳細情報を私と共有していただけますか?

S32Gへのセキュアブートの適用については、以下の内容を参考にしてください。

S32G_Secure_bootの中国語/英語バージョン。

現時点では、お客様のご要望に直接合致する特定の文書はございません。確認のお手伝いをするために、内部チャネルをご案内します。結果が出たらご連絡します。

BR

ジョーイ

Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法

こんにちは、 tom9

ご返信よろしくお願いします。

この問題はS32DSのバージョンに関連しているはずです。HSE_DEMOAPP_S32G2XX_0_1_0_16_ReadMe.pdf を参照してください。推奨バージョンのご利用をお試しください。

Joey_z_0-1781602323864.pngJoey_z_0-1781602323864.png

BR

ジョーイ

Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法

ブロブの作成と書き込みは完了しましたが、シリアルポートに印刷情報が表示されず、Trace32でも読み込めません。どこからトラブルシューティングを始めればよいでしょうか?できるだけ早く確認していただけると助かります。

Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法

こんにちは、 tom9

1. AN14070に基づいて、ブロブが作成され、フラッシュされます。その後、QSPI経由でブートしてHSEファームウェアをロードし、M7_0を起動します。QSPIブート後、Trace32を使用してM7_0に接続し、SRAMの内容を確認して、アプリケーションが正しいアドレスにロードされているかどうかを確認できます。

2. アプリケーションが正常に起動した後でのみ、HSE デモの .elf ファイルをロードしてください。次に、プロセスの次のステップであるSRAMへの移行に進みます。

BR

ジョーイ

Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法

あなたの回答は私の期待を裏切ります。以下に示すように、現在は正常に情報を印刷できます。


HSE FW バージョン: 0.1.0_1.0.9
HSE FW 画像: ピンク
HSE FWが稼働開始しました!状態:
HSE_STATUS_RNG_INIT_OK
HSE_STATUS_INIT_OK
HSE_STATUS_CUST_SUPER_USER


プログラムはここで停止し、先に進めませんでした。`DEBUG_LOOP(gZero);` をコメントアウトしたところ、`HSE_Config();` で停止していることがわかりました。/* プライマリイメージのバックアップ */
ASSERT(FLASH_OP_OK == Flash_WriteData_FromFlash(IVT.pSysImage_bck,コード`ITV.pSysImage, MAX_SYS_IMG_SIZE)`がここで停止します。`HSE_Aes_Example`などの後続コードも実行に失敗します。

Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法

こんにちは、 tom9

お客様からのご質問は弊社のサポートシステムにて受け付けております。ご依頼内容には複数の問題が含まれており、社内の専門家が既にサポートと回答を開始しております。

BR

ジョーイ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-25-2026 02:34 AM
Updated by: