2337286_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2337286_ja-JP

2337286_ja-JP

KeilとIARデュアルコアによるMCXN 947の設定とデバッグ

こんにちは、NXPさん。

KeilとIARにおけるMCXN947のデュアルコア構成とデバッグに関するアプリケーションノートが見つかりません。

この資料を提供していただくことで、私たちを支援していただけると幸いです。

ありがとうございました。

MCX NRe: Keil and IAR dual core configure and debug for MCXN 947

こんにちは、 @jimmyli さん

申し訳ありませんが、KeilまたはIARにおけるMCXN947のデュアルコア構成およびデバッグに関するANは提供しておりません。

ただし、NXPは、KeilおよびIARでデュアルコアMCXN947プロジェクトをセットアップ、構成、デバッグするのに役立つ公式リソースをいくつか提供しています。

1. NXPのMCUXpresso SDKには、MCXN9xxプラットフォーム上でアプリケーションを構築およびデバッグする方法を示すIARプロジェクトの例(hello_world、TrustZoneなど)が含まれています。
これらの例は、IAR Embedded Workbench の正しいプロジェクト構造、ビルド設定、およびデバッグ手順を示しています。

IARを使用したデモアプリケーションの実行 — MCUXpresso SDKドキュメント

2. デュアルコアのリファレンスコードはGitHubで公開されています
NXPは、MCXN947向けのオープンソースのデュアルコア通信サンプルをGitHubで提供しています。
これらのリポジトリには、core0とcore1の両方の構成、およびIARとKeilのコンパイラサポートが含まれており、デュアルコアプロジェクトの設定の参考として役立ちます。

dm-dual-core-i2c-communication-on-mcxn947/dm_dual_core_i2c_MASTER/device/system_MCXN947_cm33_core0.h...

Keil/IAR 用の SDK zip パッケージは、 SDK Builderからも入手できます。お客様参考資料として、デュアルコアの例を多数掲載しています。

SDK Builderの使用方法、およびデモプロジェクトをIAR/KEILにインポートする方法については、以下のドキュメントを参照してください。

SDK Builder — MCUXpresso SDK ドキュメント

お役に立てれば幸いです。

BR

セレステ


Re: Keil and IAR dual core configure and debug for MCXN 947

こんにちは、セレステさん。

それを得る。

どうもありがとうございました。

ところで、KeilとIARでデュアルコアプロジェクトを開発する方法について説明したドキュメントがあればいいなと思っています。プロジェクト構成の詳細、コンパイル方法、デバッグ方法、結合バイナリの生成とダウンロード方法などを示すドキュメントです。これは、mcxn947 によってお客様がプロジェクトを理解し、開発するのに非常に役立ちます。

再度、感謝します。

    

       

Re: Keil and IAR dual core configure and debug for MCXN 947

こんにちは、 @jimmyli さん

ご提案ありがとうございます。社内チームに伝え、そのようなドキュメントを公開することを検討します。
BR
セレステ
Re: Keil and IAR dual core configure and debug for MCXN 947

こんにちは、セレステさん。

ありがとう。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-31-2026 04:31 AM
更新者: