Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
CodeWarrior 8.3 – DSP56F807PY80E のサポート、正しい .cfgファイル、およびフラッシュプログラマ/CCSの問題 メッセージ: こんにちは、 私は CodeWarrior 8.3 (56800E アーキテクチャ) を使用しており、USB TAP を使用して DSP56F807PY80E をプログラムする必要があります。いくつか質問がありますので、公式な説明をいただければ幸いです。 新しいターゲットを作成するときに、DSP56F807 が CPU リストに表示されません。DSP5685x と M56F8002 しか表示されません。CodeWarrior 8.3 で DSP56F807 を有効にするサポート パッケージ、アップデート、アドオンがあるかどうか、または古いパッケージに含まれていたかどうかを知りたいです。 フラッシュ プログラマーには、このデバイス用の構成ファイル (通常は 56807_flash.cfg と呼ばれます) が必要です。NXP はこのプロセッサ用の公式 cfg ファイルを提供していますか?もしそうなら、どこからダウンロードCANか?いいえの場合、有効な構成に必要な正しい HFM メモリ範囲とパラメータを確認できますか? CCS に関しては、AN4338 の手順 (ccs フォルダーの置き換えと libusb-win32 ドライバの使用) に従って、USB TAP を動作させました。これは CodeWarrior 8.3 でも正しい方法でしょうか?Windows 7 または Windows 10 用の新しい CCS バージョンはありますか?libusb-win32 はまだサポートされているドライバですか? CodeWarrior がフラッシュを正常に消去しても、プログラミングが完了しない場合があります。56800E フラッシュ プログラマを DSP56F807 と併用する場合、既知の制限はありますか?推奨される JTAG クロック設定またはタイムアウトはありますか? 最後に、CodeWarrior 8.x で DSP56F807 を使用するための最新のドキュメントは何ですか? よろしくお願いします。 Re: CodeWarrior 8.3 – Support for DSP56F807PY80E, correct .cfg file, and Flash Programmer/CCS issues こんにちは@Raffaele_AQS 、 ご投稿ありがとうございます。 新しいターゲットを作成するときに、DSP56F807 が CPU リストに表示されません。DSP5685x と M56F8002 しか表示されません。CodeWarrior 8.3 で DSP56F807 を有効にするサポート パッケージ、アップデート、アドオンがあるかどうか、または古いパッケージに含まれていたかどうかを知りたいです。 ->> アップデートは必要ないと思います、CW8.3ダウンロード後すぐに DSP56F807 をネイティブにサポートします。私の場合、 [ファイル] -> [新規] を選択し、最初のオプション「DSP56800E クイック スタート r2.5 ステーショナリー」以外のプロジェクト テンプレートを選択すると、使用可能なデバイス オプションに DSP56F807 が表示されます。 Celeste_Liu_0-1764210242189.png フラッシュ プログラマーには、このデバイス用の構成ファイル (通常は 56807_flash.cfg と呼ばれます) が必要です。NXP はこのプロセッサ用の公式 cfg ファイルを提供していますか?もしそうなら、どこからダウンロードCANか?いいえの場合、有効な構成に必要な正しい HFM メモリ範囲とパラメータを確認できますか? ->> ここに添付してCAN。 Celeste_Liu_2-1764210464788.png CCS に関しては、AN4338 の手順 (ccs フォルダーの置き換えと libusb-win32 ドライバの使用) に従って、USB TAP を動作させました。これは CodeWarrior 8.3 でも正しい方法でしょうか?Windows 7 または Windows 10 用の新しい CCS バージョンはありますか?libusb-win32 はまだサポートされているドライバですか? ->> CW 8.3 を win7/10 PC で使用する場合は、 「Windows 7/10: CodeWarrior for DSC で USB TAP を使用する」を参照してください。 Eclipse IDE for Microcontrollerss | NXP Semiconductors をコンピューターにインストールし、ccs フォルダーを CodeWarrior v11 インストール フォルダーから CodeWarrior v8.3 インストール フォルダーにコピーして、元の ccs フォルダーを置き換えます。 CodeWarrior がフラッシュを正常に消去しても、プログラミングが完了しない場合があります。56800E フラッシュ プログラマを DSP56F807 と併用する場合、既知の制限はありますか?推奨される JTAG クロック設定またはタイムアウトはありますか? ->>フラッシュプログラミングは「56800E フラッシュプログラマ」と呼ばれますが、ツールの名前からわかるように、MC56F83xx などの DSP56800E コアを搭載した DSC プロセッサのみをサポートしています。DSP56F807 は DSP56800E ではなく DSP56800 コアを使用しているため、「56800E フラッシュプログラマ」ツールを使用して DSP56F807 をプログラムすることはできません。 S_record ファイルのダウンロードをサポートする flash-over-jtag.exe ツールの使用をCAN検討できます。ただし、ツールは DOS オペレーティング システムおよびパラレル コマンド コンバーター デバイス (Wiggler) で実行する必要があり、usbtap デバイスはサポートされていません。 CodeWarrior for DSP56800E ver8.3 ツールのみで USBTAP デバイスを使用してコードをダウンロードできますが、S_record ファイルのダウンロードはサポートされていません。 Flash-over-jtag ツールは次の場所にCANあります。 [CodeWarrior インストールディレクトリ]\ProcessorExpert\Tools\アプリケーション\flash_over_jtag 最後に、CodeWarrior 8.x で DSP56F807 を使用するための最新のドキュメントは何ですか? ->> The DSP56F807 はレガシーデバイスであり、新しいデザインには推奨されません。最新のドキュメントは提供していませんが、入手可能なリソースを入手できるよう最善を尽くします。 生産フラッシュプログラミング CodeWarrior バージョン 8.3 for DSC を使用した Freescale の DSC の生産フラッシュプログラミング シリアルブートローダーを使用してファームウェアを更新することもCANます。 56F8xx シリアルブートローダ お役に立てれば幸いです。他にご質問がございましたらお知らせください。 良い一日を。 BR セレステ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注: この投稿が質問の答えである場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux アクティベーションコードメール こんにちは! 「S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux」をダウンロードして、アクティベーション コードをメールで受け取ろうとしています。 NXP の Web サイトで「S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux」の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、NXP の「プロファイル」ページに移動し、ダウンロードが実行されません。 私はいつもの NXP アカウントにサインインし、手順を数十回実行しました。 お時間いただきありがとうございました! -リッチ S32K1 用 S32 SDK Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email こんにちは、ピーターさん。一度ダウンロードしましたが、アクティベーション コードを受け取っていません。 アクティベーション コードがメールで送信されていた場合、受信できませんでした。電子メール フィルターに問題があった可能性がありますが、現在は NXP の電子メールを問題なく受信しているようです。 アクティベーションコードを再送信してもらえますか?お時間をいただきありがとうございました! 心から、 リッチ・マレン Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email こんにちは、 SW チームと再度話をしたところ、ダウンロードは正常に完了し、アクティベーション キーも割り当てられているようだと言われました。 この問題はまだ有効ですか? よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email こんにちは、 わかりました、 お使いのマシンのアクティベーションコードは次のとおりです: A07C-4C9E-C3B9-A436 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email ありがとう、ピーター!コードを入手しました。ご協力いただきありがとうございます。
記事全体を表示
供客户端写入 iMX8MP 的自由 OTP 寄存器 你好 , 我 需要 能 写 的 OTP 寄存器 阅读 主 板 IMX8MP 的 PCBA 修订版 。 例如,我需要在寄存器 XX 中写一个数字 1、3 或 5,具体取决于生产线上板的版本。 并将其读入 uboot/kernel 以使用相应的 DTS 我是否正确理解我可以将通用熔丝寄存器 #9 用于我的目的? DrRamm_0-1752490181243.png   i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Free OTP registers for writing by client to iMX8MP 您好, 是的,你可以使用通用熔丝来实现你的目的。 此致 哈维
記事全体を表示
S32K324 HSE固件如何安装? 我正在开发S32K324,S32K324哪里可以找到安装HSE固件的软件工程? Re: S32K324 HSE固件如何安装? Hi 请从S32K3 标准软件> 汽车软件 - S32K3 - HSE 固件 > S32K344 HSE FW 0.2.40.0 SR 版本下载。注意:此版本支持 S32K344、S32K324 和 S32K314。HSE_DEMOAPP_S32K3XX_0_2_40_0.exe可以在S32K311 HSE FW 0.2.40.0 RTM版本中找到。 如果您没有 Lauderbach,只有 PEMicro 或 J-Link 调试器,请下载S32K3_HSE_DemoExamples 。建议参考HSE 固件安装中的讨论。 由于资源有限,我们目前无法支持客户通过通用电子邮件帐户(例如 gmail.com 或 qq.com 或类似帐户)发信。请确保您在与 NXP 沟通时使用您的公司电子邮件地址,以便我们能够相应地优先处理您的问题。感谢您的理解。 此致, 罗宾 -------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果这篇文章回答了您的问题,请点击“标记正确”按钮。谢谢你! - 我们会关注上次发帖后七周的帖子,之后的回复将被忽略 如果您稍后有相关问题,请打开一个新线程并参考已关闭的线程。 --------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
FS85 SPI通信报错 你好,我移植了FS8x_S32K144_WatchdogExample这个demo中关于SPI读写FS85寄存器的部分,现在周期读取寄存器M_FLAG,deviceStatus=0xF0,readData = 0xF014.具体错误为 Wrong number of clock cycles (<32 or >32)和Error detected in the SPI CRC CRC8用的也是DEMO提供的函数,为什么会报错呢?这两个错误该怎么解决呢? 读取寄存器FS_STATES,readData = 0x2003,没有找到03对应的状态机。 FS85&FS84 回复: FS85 SPI通信报错 你好,奥斯克 FS_STATE =5 表示 RSTB 未版本到高电平,客户能否查看 RSTB 引脚电平?此时,与 OV/UV 相关的标志寄存器未激活。 如有其他问题,请告诉我。 BRS CIndy Wen 回复: FS85 SPI通信报错 你好,请问第一块芯片出现的SPI通讯问题,后续有查明是什么原因导致的吗。 回复: FS85 SPI通信报错 你好 xuxin 用户应通过将所有位写入 “1” 来清除 FS_OVUVREG_STATUS,如果故障再次触发信号,那就是真正的 OV 紫外线故障。 与 FS8510D3 OTP 一样,ABIST1 被分配给所有监测。因此,如果 VCOREMON 或 VMON1~4 报告 UV,状态机就会停留在 ABIST1 状态,无法进入 INIT_FS 状态。 VCOREMON 应连接到 BUCK1,应使用 VMON1~4 来监测原理图中的稳压器。请参阅 FS85 演示板。 如果需要调试支持,请联系当地的 DISTI FAE 以获得更多帮助。 CindyWen_0-1744966686293.png BRS 辛迪-温 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新 请读取 FS_OVUVREG_STATUS 寄存器。 请检查 VCOREMON 是否连接至 BUCK1 输出端。 检查 VDDIO 电压是否符合 OTP 规定的电平。 检查 VMON1~4 是否为 0.8V。 您使用的是哪个零件编号?如果您使用的是贵公司定义的特定 OTP,请与我共享 OTP 文件。 BRS 辛迪-温 回复: FS85 SPI通信报错 你好Cindy, 我刚才请硬件工程师测量了PGOOD和RSTB引脚,两个都是低电平,硬件工程师说已经加了上拉电阻,但是没成功拉高。接下来需要软件配置什么寄存器吗?还是单纯的硬件问题? 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新 如果 FS 状态无法进入 INIT_FS,我认为由于某些故障,PGOOD/RSTB 没有版本。 请检查 PGOOD/RSTB 是否版本到高位? 如果它们很低,请检查板上是否有 OV/UV 故障。 BRS 辛迪-温 回复: FS85 SPI通信报错 你好Cindy, 我按照你的建议,在M_FLAG对应位写1后又读取了如下寄存器,MISO返回数据如图,FS_STATS还是0x2003. Ono12_0-1744706053734.png 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新 您能否通过向这些位写入 “1” 来清除以下这些位,看看故障是否会再次触发信号。如果这些故障仅在上电复位时触发,我们可以忽略它们,因为它们不会在正常运行期间发生。 CindyWen_0-1744702428974.png BRS 辛迪-温 回复: FS85 SPI通信报错 你好,Tomas。 下面是我读取FS_STATES寄存器的SPI波形。1是CLK,2是CS,3是MOSI,4是MISO。我从波形解析到的MOSI是0xAC,00,00,F4,MISO是0x70,20,03,14。确实不是0x2006,这跟我一直在debug mode有关吗? SPI_8510.png 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新、 很高兴知道原来的错误消失了。我不知道 0x03 的故障保护状态机状态码。实际上应该是 0x06。能否分享一个示波器截图,说明 FS_STATES 寄存器的读取情况? BRs.托马斯 回复: FS85 SPI通信报错 你好Tomas, 我更换了一片新的FS85芯片后,Wrong number of clock cycles (<32 or >32)和Error detected in the SPI CRC消失了。我在FS_STATES寄存器写入DBG_EXIT,但是读取寄存器FS_STATES,readData = 0x2003,并不是0x2006,这个03代表什么呢?怎样进入INIT_FS状态? 回复: FS85 SPI通信报错 spi.png 如图,1是MOSI,2是CLK,3是CS,4是MISO。我读取了FS_DIAG_SAFETY寄存器,MOSI是0xA8,0x00,0x00,0xF2。MISO值是0xF0,0x04,0x29,0xD9。0xF2和0xD9是CRC值,跟我用CRC8工具计算的值是一样的。 另外,我不知道该怎么确认table100中的数值。 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新、 如果您有示波器或逻辑分析仪,能否分享说明 SPI 写入和读取事务的截图?另外,请仔细检查是否符合数据表表 100 中所示的所有 SPI 时序要求。 BRs, Tomas 回复: FS85 SPI通信报错 SPI配置如下:时钟20Mhz,片选低有效,MSB传输,时钟空闲低电平,在时钟第二个边沿采样,SPI帧长度为32位,波特率为1000000
記事全体を表示
IMX8M MiniのMIPI-CSIプレスリリース、製品ニュースパイプラインが動作しない こんにちは、チームの皆さん メディア パイプラインを構成しようとしたときに、どうしても /dev/media0 ノードをユーザー空間に表示できません。私たちのユース CASEでは、Yoctoビルドを備えたカスタム統合ボードで Compulab IMX8M Mini SOM を使用しています。Allied ビジョン カメラを同社の Alvium CSI2 ドライバと統合しようとしています。 主な基本的な質問: カーネルとデバイス ツリーが正しく設定されていれば、パイプラインが正しく構成されていれば /dev/media0 ノードは引き続き表示されますか?または、パイプラインを正常に開始するには、ドライバをロードする必要がありますか?いずれにしても、何をしても media0 ノードは表示されCANません。 起動時には、ボードのセットアップによりカメラがまだ使用可能になっていません。ユーザー空間に入ったら(電源レギュレータが設定され、カメラの準備が整った後)、ドライバをこの出力に再バインドします。 root@b2qt-imx8mm-lpddr4-evk:/usr/share/BoardSetup-scripts# ./RebindCamera.sh AVT カメラ ドライバを再バインドしています... ./RebindCamera.sh:7行目: echo: 書き込みエラー: そのようなデバイスはありません [ 43.335322] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5107]: /usr/src/debug/avt-csi2/1.2.0+git/avt-csi2.c [ 43.344799] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5147]: パワーダウンGPIOが定義されていません [ 43.351676] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5164]: devm_gpiod_get_optional(dev, "reset-gpios" が成功しました [ 43.360713] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5171]: fwnode_property_present が mipi_csi を見つけられませんでした [ 43.369373] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5188]: bcrm_wait_timeoutが見つかりません。デフォルト値を使用してください [ 43.377842] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5191]: bcrm_wait_timeout が 3000ms に設定されました [ 43.385046] avt_csi2 0-003c: avt_csi2_check_mipicfg[4586]: ep_cfg.bus.mipi_csi2.num_data_lanes1 [ 43.393965] avt_csi2 0-003c: avt_csi2_check_mipicfg[4588]: v4l2_fwnode_ep.nr_of_link_frequencies2 [ 43.402965] avt_csi2 0-003c: avt_csi2_check_mipicfg[4593]: v4l2_fwnode_ep.link-frequencies0 値 445500000 [ 43.412824] avt_csi2 0-003c: avt_csi2_check_mipicfg[4593]: v4l2_fwnode_ep.link-frequencies 1 値 891000000 [ 43.422688] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5213]: powerdown-gpios powerdownが定義されていません [ 43.430332] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5228]: reset-gpios が定義されていません [ 43.436726] avt_csi2 0-003c: avt_reset[2080] [ 43.443043] avt_csi2 0-003c: wait_camera_available[2025]: カメラのシャットダウンを待機しています... [ 44.648643] avt_csi2 0-003c: wait_camera_available[2033]: カメラがI2C転送に応答するのを待っています... [ 45.269281] kauditd_printk_skb: 15 個のコールバックが抑制されました [ 45.269292] 監査: タイプ=1334 監査(1723754849.880:26):プログラムID=21 オペレーション=UNLOAD [ 46.664540] avt_csi2 0-003c: wait_camera_available[2054]: ハートビートがサポートされています。ハートビートがアクティブになるのを待っています。 [ 49.878985] avt_csi2 0-003c: wait_camera_available[2064]: ハートビートがアクティブ [ 49.949573] avt_csi2 0-003c: read_cci_registers[748]: regmap_bulk_read(camera->regmap8, cci_cmd_tbl[CCI_REGISTER_LAYOUT_VERSION ].アドレス ret 540 [ 49.969505] avt_csi2 0-003c: cciレイアウトバージョンb: 0x00000100 [ 49.975362] avt_csi2 0-003c: cciレイアウトバージョンa: 0x00010000 [ 49.981170] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5285]: read_cci_registers が成功しました [ 49.989267] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5302]: bcrm_version_check が成功しました [ 49.996951] avt_csi2 0-003c: bcrm_get_write_handshake_availibility[704]: BCRM書き込みハンドシェイクがサポートされました! [ 49.996975] avt_csi2 0-003c: カメラALVIUM 1500 C-501c NIRを発見 [ 50.014014] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5315]: ファームウェアバージョン: 0.6.0.8c98 ret = 0 [ 50.024773] avt_csi2 0-003c: gcprmのバージョンを修正 [ 50.029887] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5353]: INIT_WORK(&camera->bcrm_wrhs_work, bcrm_wrhs_work_func); [ 50.046953] avt_csi2 0-003c: avt_get_sensor_capabilities[4409]: csiクロック [ 50.046953] カメラ範囲: 40000000:750000000 Hz [ 50.046953] dts リンク周波数数 2 [ 50.046953] dts link_frequencies[0] 445500000 Hz [ 50.103673] avt_csi2 0-003c: avt_get_sensor_capabilities[4450]: カメラから読み取ったCSIクロック: 443750000 Hz [ 50.113207] avt_csi2 0-003c: avt_get_sensor_capabilities[4454]: 最小解像度と最大解像度を取得する [ 50.128752] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1840]: MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8/V4L2_PIX_FMT_UYVY/MIPI_CSI2_DT_YUV422_8Bを追加 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.152546] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1841]: MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16/V4L2_PIX_FMT_UYVY/MIPI_CSI2_DT_YUV422_8を追加 B 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.167322] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1842]: MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16/V4L2_PIX_FMT_YUV422P/MIPI_CSI2_DT_YUV42を追加 2_8B 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.182333] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1843]: MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_2X8/V4L2_PIX_FMT_YUYV/MIPI_CSI2_DT_YUV422_8Bを追加 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.197003] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1844]: MEDIA_BUS_FMT_VYUY8_2X8/V4L2_PIX_FMT_VYUY/MIPI_CSI2_DT_YUV422_8Bを追加 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.211670] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1849]: MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24/V4L2_PIX_FMT_RGB24/MIPI_CSI2_DT_RGB888を追加 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.226343] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1850]: MEDIA_BUS_FMT_RBG888_1X24/V4L2_PIX_FMT_RGB24/MIPI_CSI2_DT_RGB888を追加 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.241008] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1851]: MEDIA_BUS_FMT_BGR888_1X24/V4L2_PIX_FMT_RGB24/MIPI_CSI2_DT_RGB888を追加 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.255682] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1852]: MEDIA_BUS_FMT_RGB888_3X8/V4L2_PIX_FMT_RGB24/MIPI_CSI2_DT_RGB888を追加 利用可能な形式のリスト -1 - 1 [ 50.270271] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1856]: MEDIA_BUS_FMT_SGRBG8_1X8/V4L2_PIX_FMT_SGRBG8/MIPI_CSI2_DT_RAW8 t を追加 o 利用可能な形式のリスト 1 - 1 [ 50.284685] avt_csi2 0-003c: avt_init_avail_formats[1863]: MEDIA_BUS_FMT_SGRBG10_1X10/V4L2_PIX_FMT_SGRBG10/MIPI_CSI2_DT_RAWを追加 10 利用可能な形式のリスト 1 - 1 [ 50.320636] avt_csi2 0-003c: avt_init_controls[3359]: コントラストコントロール (0x980901) はカメラでサポートされていません [ 50.357183] avt_csi2 0-003c: avt_init_controls[3359]: シャープネスコントロール (0x98091b) はカメラでサポートされていません [ 50.367712] avt_csi2 0-003c: avt_update_sw_ctrl_state[2840]: ソフトウェアトリガーコントロールが見つかりません! [ 50.369213] avt_csi2 0-003c: avt_update_sw_ctrl_state[2840]: ソフトウェアトリガーコントロールが見つかりません! [ 50.378025] avt_csi2 0-003c: avt_update_sw_ctrl_state[2840]: ソフトウェアトリガーコントロールが見つかりません! [ 50.412857] mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:登録されたセンササブデバイス: avt_csi2 0-003c [ 50.429900] avt_csi2 0-003c: カメラ avt_csi2 0-003c が登録されました [ 50.435940] avt_csi2 0-003c: -> avt_probe[5420]: sysfsグループが作成されました!(0) [ 50.446676] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5442]: プローブ成功! [ 50.378025] avt_csi2 0-003c: avt_update_sw_ctrl_state[2840]: ソフトウェアトリガーコントロールが見つかりません! [ 50.412857] mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:登録されたセンササブデバイス: avt_csi2 0-003c [ 50.429900] avt_csi2 0-003c: カメラ avt_csi2 0-003c が登録されました [ 50.435940] avt_csi2 0-003c: -> avt_probe[5420]: sysfsグループが作成されました!(0) [ 50.446676] avt_csi2 0-003c: avt_probe[5442]: プローブ成功! root@b2qt-imx8mm-lpddr4-evk:/usr/share/BoardSetup-scripts# この時点では、カメラはセットアップされ、ストリーミングの準備ができていると想定されますが、フレームやデータをユーザー空間に取り込むことはできません。添付の TestStream.sh スクリプトを使用します。 root@b2qt-imx8mm-lpddr4-evk:/usr/share/BoardSetup-scripts# ./TestStream.sh ./TestStream.sh:1行目: amera: コマンドが見つかりません === カメラストリーミングコントロール === 1. 現在のカメラの状態を確認します。 [ 76.502724] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 ビデオキャプチャのフォーマット:[ 76.511315] mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:フォーマットが一致しません 幅/高さ: 0/0 [ 76.519017] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 ピクセル形式: '' 分野: 任意 1行あたりのバイト数: 0 画像サイズ: 0 カラースペース: デフォルト Tra[ 76.537857] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 nsfer関数: デフォルト([76.548706] avt_csi2 0-003cにマップ: avt_core_ops_s_power[2156]+: on 0、camera->power_count 1 記録。709) YCbCr/HSVエンコーディング: デフォルト(ITU-R 601にマップ) 量子化: デフォルト (フルレンジにマップ) フラグ: 2. 利用可能なco[ 76.570719] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: on 1, camera->power_count 0をリストします コントロール: 3. 利用可能なフォームをリストします[ 76.581151] mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:フォーマットが一致しません ats: ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT Ty[ 76.589396] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 pe: ビデオキャプチャ 4. 基本的なフォーマットを設定する: [ 76.611180] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.619262] mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:フォーマットが一致しません ピクセルフォーマット「UYVY」が無効です[76.625042] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: on 0、camera->power_count 1 5. ストリーミング コントロールがあるかどうかを確認します。 [ 76.647122] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.655283] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 6. ストリーミングを有効にしてみます(コントロールが存在する場合)。 [ 76.672441] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.682040] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 ストリーミング V4L2 コントロールが見つかりません [ 76.699454] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.708214] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 stream_enable コントロールが見つかりません 7. 取得開始を試みます(AVT 固有): [ 76.724226] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.733618] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 取得開始コントロールが見つかりません 8. 露出とゲインをチェックします(適切であることを確認します)。 [ 76.749702] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.759271] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 露出制御なし [ 76.775975] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.784748] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 ゲインコントロールなし 9. コントロールが存在する場合は、適切な露出/ゲインを設定します。 [ 76.801835] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.810768] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 露出を設定できません [ 76.827415] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.837494] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 ゲインを設定できません 10. 設定後にフレームをキャプチャしてみます。 ./TestStream.sh:47行目: タイムアウト: コマンドが見つかりません ❌ ストリーミング設定後もデータがありません 11. カーネル メッセージでストリーミング ステータスを確認します。 [ 76.784748] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 [ 76.801835] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.810768] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 [ 76.827415] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン1、カメラ->power_count 0 [ 76.837494] avt_csi2 0-003c: avt_core_ops_s_power[2156]+: オン0、カメラ->power_count 1 root@b2qt-imx8mm-lpddr4-evk:/usr/share/BoardSetup-scripts# 現在、フォーマットが一致しないため、/dev/media0 ノードのプレスリリース、製品ニュース-ctl を介してリセットして変更するつもりです。しかし、それは表示されません。 以下は、DTS の関連する中核部分です。 // I2Cバス上でカメラを定義する &i2c1 { /* * I2C アドレス 0x21 に PCAL6416A GPIO エクスパンダーを定義します。 * 参照できるように、「gpio_expander」というラベルを付けます。 */ gpio_expander: pcal6416a@21 { 互換性 = "nxp、pcal6416"; <0x21> レジスタ <2> = !; gpio コントローラ; #gpioセル =; }; アルビウム: アルビウム@3c { 互換性 = "alliedvision、avt_csi2"; レジスタ =<0x3c> �; ステータス = "正常"; pinctrl-names = "デフォルト"; pinctrl-0 = <&pinctrl_alvium_clk>、<&pinctrl_alvium_gpio>; // Attollo デイカメラ用ハードウェア設定 電源 = <&dayCam_step2>; リセットgpios = <&gpio1 15 GPIO_ACTIVE_LOW>; クロック = <&clk IMX8MM_CLK_CLKO1>; クロック名 = "csi_mclk"; 割り当てられたクロック = <&clk IMX8MM_CLK_CLKO1>; 割り当てられたクロックの親 = <&clk IMX8MM_CLK_24M>; 割り当てられたクロックレート = <24000000>; ポート { レジスタ = <0>; alvium_mipi_ep: エンドポイント { リモートエンドポイント = <&mipi1_sensor_ep>; データレーン = <2>; リンク周波数 = /ビット/ 64 <445500000 891000000>; mipi-csi; }; }; }; }; &mipi_csi_1 { ステータス = "正常"; /delete-node/ ポート; ポート { mipi1_sensor_ep: エンドポイント@1 { レジスタ = <1>; リモートエンドポイント = <&alvium_mipi_ep>; データレーン = <2>; csis-hs-settle = <13>; csis-clk-settle = <2>; csis-wclk; }; csi1_mipi_ep: エンドポイント@2 { レジスタ = <2>; リモートエンドポイント = <&csi1_bridge_in>; }; }; }; &csi1_bridge { ステータス = "正常"; fsl、mipi モード; /delete-node/ ポート; ポート { csi1_bridge_in: エンドポイント { リモートエンドポイント = <&csi1_mipi_ep>; }; }; }; / { dayCam_step1: camPowerEnable { compatible = "レギュレータ固定"; レギュレータ名 = "dayCam-Power-Enable"; gpio = <&gpio_expander 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; アクティブハイを有効にする; レギュレータ常時オン; }; dayCam_step2: dayCamI2cEnable { compatible = "レギュレータ固定"; レギュレータ名 = "dayCam-i2c-Power-Enable"; vin-supply = <&dayCam_step1>; gpio = <&gpio4 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>; アクティブハイを有効にする; レギュレータ常時オン; // startup-delay-us = <2600000>; // 100ms待つ }; }; ご協力やアイデアをいただければ大変助かります。
記事全体を表示
Clarifications Required for i.MX RT1170 EVKB Dear NXP Team, Greetings! We are planning to use the i.MX RT1170 MCU, starting with the EVKB board, for one of our upcoming projects. The project will involve integration of a 4G data module, Ethernet, camera, audio, and display. I have a few technical queries and would appreciate your guidance on the following: 1. 4G Data Module Configuration We would like to use a 4G module with the EVKB board. Is it correct to insert the SIM card into the on-board slot and connect a 4G modem (e.g., Quectel EC25) via the M.2 interface? Which interfaces (e.g., UART, USB) are internally connected between the EVKB, SIM slot, and the M.2 connector? Are there any SDK examples or application notes available for configuring and communicating with a 4G module through this interface? 2. Camera Interface and Remote Monitoring Our requirement involves using a camera to stream video remotely, similar to a CCTV system. Can the i.MX RT1170 EVKB support this use case? What are the supported camera interfaces (MIPI-CSI, USB, etc.), and is there any reference code or documentation for camera integration and remote streaming? 3. Display Integration We intend to use a display with either RGB-to-LVDS or MIPI-DSI interface to show full-screen videos, animations, and text. Are there any SDK examples or reference guides for interfacing LVDS/MIPI-DSI displays? What are the hardware/software requirements for rendering smooth video and graphics? 4. Audio Playback The system should play voice prompts example like “Hello” or “Good Morning.” We are considering using either an audio codec with the SAI interface or a DFPlayer module over UART. Which method would be more reliable or recommended for this platform? Are there any SDK examples available for SAI + codec configuration? I would greatly appreciate your support and any reference documentation or sample projects you could share. Looking forward to your kind assistance. Thank you in advance. Best regards, Pandiyan T. Re: Clarifications Required for i.MX RT1170 EVKB 1. Unfortunately, we do not have a test case to confirm this as the examples are for Wifi and Bluetooth. So I cannot confirm that inserting the SIM card will work with a 4g modem via M.2 interface.  The board schematic shows that SIM card is directly connected to the RT1170. M.2 connector interfaces with UART and SDIO. 2. Yes, that application can be used however there is no example of streaming video. There are examples to acquire video through MIPI-CSI and trough USB. Developing a simple UVC device based on i.MX RT1050 i.MX 8/RT MIPI DSI/CSI-2 3. Yes, please refer to the display examples on the SDK, as well as lvgl examples. Please refer to this application note: AN12940: Use Case of RT1170 LCD Display System based on MIPI DSI – Application Note Regarding the requirements, it may vary as the resolution would require certain amount of data. 4. I don't know your requirements to choose which one to use, however, we have useful examples of SAI with the onboard codec. Please refer to any of SAI examples of the SDK, they use SAI along with the EVK codec. BR, Omar
記事全体を表示
#Cannot 使用 s32k396 评估板控制 fs26 pmic gpio1,2 你好,我目前正在使用 fs26 pmic 和 s32k396 评估板。 要知道,fs26 使用 spi 通信来控制多个状态或引脚,如 gpio、trk1,2 等。 我想激活 gpio 1 密码所以我发送寄存器命令 " sbc_fs26_WriteRegister(FALSE、0x11、0x0318);"-我使用的是 s32ds 实时驱动程序。 (我激活了 gpio1、gpio2、trk1、trk2) 我读取了 M_STATUS 寄存器,从中可以了解 fs26 引脚的状态。 但 gpio 1 引脚没有激活。 此外,我停用了"Sbc_fs26_WriteRegister(FALSE, 0x12, 0x0318);" - 停用所有引脚 但 gpio2 引脚没有停用。 因此,我想知道的是,我们不能使用 spi 通信改变 gpio1、gpio2 的状态吗? 根据数据手册,VCORE_PGOOD 信号与 GPIO2 有关。 最初制造 PMIC 设备时,此配置是否设置为默认配置? 除非使用 otp 配置,否则我们不能改变状态吗?(在 s32ds fs26 示例代码中没有改变状态的寄存器地址[除了 gpio 高、低电平],如 gpio 下拉、上拉)。 谢谢。 顺祝商祺! Re: #Cannot control fs26 pmic gpio1,2 with using s32k396 evaluation board 亲爱的 Hyun 欢迎您祝您愉快 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: #Cannot control fs26 pmic gpio1,2 with using s32k396 evaluation board 感谢您抽出时间回答我的问题。致以最崇高的敬意 上帝保佑你 Re: #Cannot control fs26 pmic gpio1,2 with using s32k396 evaluation board 亲爱的 Hyun 感谢您提供产品编号。根据原理图,FS2633AMDE4AD 已填充。 JozefKozon_0-1755512057506.png 根据所附的 FS2633AMDE4AD OTP 配置报告,GPIO 引脚被设置为输入。 JozefKozon_2-1755512354931.png 请查看 S32K396 MCU 的附加软件。 https://www.nxp.com/app-autopackagemgr/automotive-software-package-manager:AUTO-SW-PACKAGE-MANAGER?currentTab=0&selectedDevices=S32K396 如需在 OTP 模式下启用 FS26,请参阅 FS26 完整数据表中的第 21 节。请下载FS26 产品页面的 "安全 "部分。 JozefKozon_3-1755512865617.png 请注意,您需要与恩智浦签订有效的 NDA(保密协议),才能下载 FS26 数据表和其他机密文件。 如果您还没有保密协议但想签署一份保密协议,请在此处创建一张新票,恩智浦代表将指导您完成整个流程。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: #Cannot control fs26 pmic gpio1,2 with using s32k396 evaluation board 我使用的是 s32k396-bga-dc1 评估板。 可以用 s32 design studio 进行 otp 设置吗? 在下面的示例代码中,我看不到任何 otp 寄存器地址 是否有任何软件可以使用 otp 设置? Mooang_0-1755510987550.png Re: #Cannot control fs26 pmic gpio1,2 with using s32k396 evaluation board 亲爱的 Hyun 请分享完整的评估板产品编号或评估板的链接,这样我就可以查看你在开发板上使用的是哪个 FS26 版本。OTP 寄存器一旦刻录就不能更改。只有将 FS26 设置为 OTP 模式,才能测试 OTP 寄存器设置。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
記事全体を表示
MIMXRT1021の内部RTC発振器の特性 私はウォッチドッグを使用していますが、そのソースクロックは RTC クロックであることがわかりました。 私は水晶や外部 RTC クロック ソースを使用していないSO、内部リング発振器に依存しています。 リング発振器の特性は一貫して指定されていません。 ハードウェア ユーザー ガイドでは、「...オンチップ 40 kHz 発振器」と指定されています。許容範囲は±50%です(表4) 技術データシートのセクション4.1.4に同様の仕様が記載されています。しかし、セクション 4.2.4.2 には、「このブロックの周波数範囲は約 10~45 kHz です」と記載されています。 ウォッチドッグのタイムアウト時間の選択は、時には微妙なバランス調整を必要とするため、ソース クロックの +/- 50% の許容範囲を考慮する必要があります。 私の質問は次のとおりです: 1. 実際の公称振動周波数はいくらですか?32kHz ではない場合、なぜですか? 2. 公称周波数が 32kHz でない場合、ウォッチドッグ タイムアウトがすでに間違っているということではないでしょうか? 3. 温度によってどのように変化しますか?つまり、熱くなるとスピードが速くなるか遅くなるか? 4. +/-50% には温度変化も含まれますか? よろしくお願いします。 アレックス i.MXRT 102x Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、返信が遅くなり申し訳ありません。 混乱させてしまい申し訳ございません。私が言いたかったのは、先ほど共有したデータは実際に本番環境向けのものであるということです。 32kHz +/- 50%、-40℃~105℃。 BR ハビブ Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは、ハビブさん。 データシートのすべての情報は生産時にテストされています。 どのデータシートにどの情報がありますか?私の最初の投稿を参照してください: 「ハードウェア ユーザー ガイド」では、「...オンチップ 40 kHz 発振器」と指定されています。許容範囲は±50%です(表4) 技術データシートのセクション4.1.4に同様の仕様が記載されています。しかし、セクション 4.2.4.2 には、「このブロックの周波数範囲は約 10~45 kHz です」と記載されています。 これらのいずれも、-40℃から105℃で32kHz +/- 50%と記載されておらず、また、これらのいずれも、メーカーが保証する仕様を記載する通常の場所である表に記載されていません。 よろしくお願いします。 アレックス Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、 SO、+/-50% には、初期値や -40℃ から 105℃ までの温度など、考えられるすべての変動が含まれるということですか? はい。初期値と温度はこのパーセンテージに含まれます これは製造段階でテストされていますか? - つまり、発振器周波数が +/-50% または 32kHz 以内であることを確認するために、すべてのチップが -40℃ から 105℃ までテストされていますか? データシートのすべての情報は生産時にテストされています。 BR ハビブ Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは、ハビブさん。 SO、+/-50% には、初期値や -40℃ から 105℃ までの温度など、考えられるすべての変動が含まれるということですか? これは製造段階でテストされていますか? - つまり、発振器周波数が +/-50% または 32kHz 以内であることを確認するために、すべてのチップが -40℃ から 105℃ までテストされていますか? ありがとう アレックス Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、 あなたの質問にお答えします: 公称周波数が 32kHz であると述べているので、発振器がどの周波数で動作しているかに関係なく、ウォッチドッグ タイムアウト時間は公称 32.786kHz を基準にしているのでしょうか? WDOG のクロック周波数は発振器から得られます。発振器が 32 kHz 以外の周波数で動作する場合、この偏差は WDOG のタイミングに直接影響します。そのため、内部発振器は起動の高速化と改ざん防止に役立ちますが、32 kHz クロックの唯一のソースとしては使用すべきではありません。 +/-50% のうち、初期値許容範囲はどのくらいで、温度変動はどのくらいですか? 前回の投稿でも述べたように、温度による周波数偏差は複数の要因の影響を受け、予測できないCANがあります。ただし、動作温度範囲 -40℃~105℃では、変動は±50%以内に収まります。 BR ハビブ Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは、ハビブさん。 回答ありがとうございます。いくつか追加の質問があります。 公称周波数が 32kHz であると述べているので、発振器がどの周波数で動作しているかに関係なく、ウォッチドッグ タイムアウト時間は公称 32.786kHz を基準にしているのでしょうか? +/-50% のうち、初期値許容範囲はどのくらいで、温度変動はどのくらいですか? よろしくお願いします。 アレックス Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、 返信が遅くなり申し訳ありません。あなたの質問にお答えします: 1. 実際の公称振動周波数はいくらですか?32kHz ではない場合、なぜですか? 公称周波数は 32 kHz ですが、プロセスの変動や温度条件に応じて最大 ±50% CAN 変化します。 2. 公称周波数が 32kHz でない場合、ウォッチドッグ タイムアウトがすでに間違っているということではないでしょうか? 現在、WDOG タイムアウトをどのようにテストしているか、詳しく教えていただけますか? 3. 温度によってどのように変化しますか? つまり、熱くなると速度は速くなりますか、それとも遅くなりますか? 温度による周波数偏差は複数の要因の影響を受け、予測できないCANがあります。ただし、動作温度範囲 -40℃~105℃では、変動は±50%以内に収まります。 4. +/-50% には温度変化も含まれますか? はい、±50% の許容範囲は、温度による変動とプロセスの変動を考慮しています。 BR ハビブ Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは、ハビブさん。 私は RT1020-EVK を使用していません。RTC クロックや水晶のないボードを持っています。RTC_XTALI ピンは GND にコネクテッド、RTC_XTALO ピンはオープンになっています。 ありがとう アレックス Re: MIMXRT1021 characteristics of internal RTC oscillator こんにちは@alex_conway 、 この発振器の公称値と温度の影響に関する詳細な情報を得るために、社内で問い合わせてみました。ご辛抱いただきありがとうございます。 ところで、質問があります。現在、WDOG タイムアウトをどのようにテストしているのか、詳細を教えていただけますか?RT1020-EVK を使用している場合は、外部 32kHz 発振器が含まれているため、内部発振器に依存しないことに注意してください。 Habib_MS_0-1755283483291.png BR ハビブ
記事全体を表示
デフォルトの U-Boot スプラッシュ スクリーンを変更する方法 (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 私はYocto BSP imx-6.12.20-2.0.0を使用しています。現在のビルドでは、U-Boot は起動時にデフォルトの 4 ペンギンのスプラッシュ イメージを表示します。 このデフォルトの U-Boot イメージがどこから選択されているか教えていただけますか? また、この画像を Yocto ビルドの一部としてカスタム スプラッシュ スクリーンに置き換えるにはどうすればよいですか? どのソース ファイルまたは Yocto レシピを変更する必要があるかについてのガイダンスがあれば、大変助かります。 グラフィックスとディスプレイ i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Linux Yocto Project Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) こんにちは、 アプリケーション用の既製のパッチはありませんが、以前のコミットを参照してソースコードを変更する必要があります。 よろしくお願いします、 志明 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu コミットでは「 logo_linux_clut224.ppm 」を表示することだけが言及されています。 しかし、私の要件は、 logo_linux_clut224.ppmをフルスクリーン(1920 x1080)で4つのタイルではなく、単一の画像として表示することです。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) こんにちは、 このコミットを参照してください: https://github.com/varigit/linux-2.6-imx/commit/1a3d71c1c38b058daa0d29140a9cff747e5a7f51 よろしくお願いします、 志明 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu ありがとうございます。デフォルトのログを変更CAN。 しかし、4つのペンギンの画像のように、私のカスタム画像は4つのタイルとして表示されます 1920x1080の単一画像として表示できますか? Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu ありがとうございます。デフォルトのログを変更CAN。 しかし、4つのペンギンの画像のように、私のカスタム画像は4つのタイルとして表示されます 1920x1080の単一画像として表示できますか? Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) こんにちは、 カーネルにこのコミットが含まれていない: https://github.com/varigit/linux-2.6-imx/commit/1a3d71c1c38b058daa0d29140a9cff747e5a7f51 SO、logo.ppm は使用されません。 logo.ppmの名前をlogo_linux_clut224.ppmに変更すると、元のlogo_linux_clut224.ppmが置き換えられます。 よろしくお願いします、 志明 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu オリジナルのペンギン画像を表示する logo_linux_clut224.ppm がまだ表示されます。 Yocto イメージのカーネル ブート時に表示されるデフォルトのペンギン ブート ロゴを置き換えようとしています。 https://variwiki.com/index.php/Yocto_Linux_logoの指示に従います。 linux-imx_%.bbappendを作成しましたファイルの場所: >メタフリースケール/レシピカーネル/Linux/ その bbappend 内に、カスタム logo.ppm を追加し、その画像を bbappend の横のファイル ディレクトリの下に配置しました。 次にカーネルとイメージを再構築しました。 $bitbake -c cleanall linux-imx $bitbake Linux-imx $bitbake imx-image-full ただし、再構築後も、起動時にペンギンのロゴが表示されたままになります。ビルディング内を確認しました: >カーネルソース/ドライバ/ビデオ/ロゴ/ 注意: ビルディングする前に、置き換えられることを期待して、drivers/video/logo/ から logo_linux_clut224.ppm を手動で削除しましたが、それでも再び表示され、ロゴは変更されません。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) こんにちは@binil ロゴを置き換えるにはカーネルソースコードを変更する必要があり、ロゴファイルは.ppmです。ここにファイルしてください。こちらのガイドを参照してください。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.12.y/drivers/video/logo yocto レイヤーについては、yocto ガイドを参照してカスタム レイヤーを作成してください。 https://docs.yoctoproject.org/next/dev-manual/layers.html よろしくお願いします、 志明 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 「sources/meta-openembedded/meta-oe/recipes-kernel/linux/linux.inc」という行を見つけました。 [ -e ${UNPACKDIR} /logo_linux_clut224.ppm ]の場合; インストール -m 0644 ${UNPACKDIR} /logo_linux_clut224.ppm ドライバ/ビデオ/logo/logo_linux_clut224.ppm 「l ogo_linux_clut224.ppm 」はデフォルトのペンギン画像を表示していると思います。 もしSOなら、私の「l ogo_linux_clut224 .ppm」ファイルを使って修正するのを手伝ってもらえますCANか?
記事全体を表示
SE050 初始配置 您好, 我正在尝试与 EdgeLock se050 芯片通信。我正在使用恩智浦的 “Plug & Trust 中间件迷你代码包”,我已经能够编译和执行他们提供的示例。我可以读取芯片的版本,但当我尝试读取一个对象时,会出现错误,并且在准备摘要符号之前的 ht ex_sss_entry 中,示例无法继续。 我的假设是,I2C 通信是正确的,但认证可能不正确,这就是我无法访问 se050 对象的原因。我想问一下,如果你们对这个芯片进行了首次配置,你们使用的是哪种验证方法,是否有我们可以使用的凭证。 亲切的问候, Iván Re: se050 initial configuration 看来硬件连接没有启用。也许您应该检查 I2C 连接并启用 GPIO。您可以参考附带 Raspberry Pi 的 EdgeLock SE05x 快速入门指南获取帮助。您使用的是哪种硬件平台? Re: se050 initial configuration 你好,我是@ivangonzalezcano、 感谢您提供的信息!我刚刚回复了您关于同一主题的私人信件,但如果您更愿意在这里讨论,我也没有意见。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: se050 initial configuration 嗨,@Kan_Li、 我使用的是 SE050F 变体。 谢谢。 Re: se050 initial configuration 你好,我是@ivangonzalezcano、 您用来玩迷你 MW 的 SE050 变体是什么? 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
RT1052のSDRAMチップの交換に関する問題 私の RT1052 ボードは IS42S16160 32MB SDRAM を使用しており、完璧に動作します。しかし、IS42S16400 8MB SDRAMに交換した後、正常に動作しなくなりました。どのような設定を変更する必要がありますか? i.MX RT Re: Issues with Replacing SDRAM Chips on RT1052 わかりました。私の質問に対する答えをありがとうございます! Re: Issues with Replacing SDRAM Chips on RT1052 2 バンクまたは 8 列の SDRAM デバイス タイプはサポートされていません。 よろしくお願いします、 オマール Re: Issues with Replacing SDRAM Chips on RT1052 RT1052 は 8 ビットの row_addr をサポートしていますか?SEMC_SDRAM_COL8() は CAN ませんか? Re: Issues with Replacing SDRAM Chips on RT1052 sdramconfig 変数でデバイスの memsize を変更する必要があります。これは、2 つの違いがサイズのみであるCASEです。タイミングにさらに違いがある場合は、データシートの仕様に従って残りのパラメータを調整する必要があります。 両方のピン配置は似ていますか? よろしくお願いします、 オマール
記事全体を表示
S32K144:在 lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) 中集成 FlexCAN 早上好: 目前使用 S32K144EVB 板准备系统演示,其中我们必须管理 1 个经典的 CAN-HS 网络 (500k) 和 3 个 LIN。(19200,每个 LIN 有多个从属设备) k144EVB 板将充当 3 个 LIN 的 LIN 主控器,这就是为什么我选择 lin_master_s32K144 示例作为起点。LINStACK 运行正常,现在我开始检查 CAN 通信与项目的集成情况。通过查看 S32K144 文档和示例,我发现 K144 有 2 种不同的 CAN 通信管理方法......要么通过 FIFO,要么通过 MBs......不清楚其中一种方法的优势。对于必须接收 4-5 条 CAN 报文、处理部分内容数据并定期发送 1 或 2 条 CAN 报文的系统而言,不清楚其中一种方式的优势: 1) 考虑到我的 LIN 主站将满负荷运行,哪种配置更容易使用? 2) 恩智浦 linstack 与 FlexCAN 集成之间是否会出现寄存器/时钟/中断冲突? 3) 是否有这样的集成示例(LIN-MASTER + CAN-HS)? Re: S32K144: Integration of FlexCAN inside lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) 你好@rricart LIN 和 CAN 之间没有任何关系,它们是两个独立的外设模块。 对于 S32K1 FlexCAN,CAN FIFO 不支持 CAN FD,因此需要考虑是否需要支持 CAN FD。 如果您的项目不需要 CAN FD 功能,那么 MB 或 FIFO 都可以。 您可以参考此链接中提供的演示,其中对使用 FlexCan 的不同方式进行了分类,并提供了一个简单的测试演示。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K1xx-FlexCAN-Mask-Setting-Demo/ta-p/1519753
記事全体を表示
I3C 目标 RESET 大家好, 我想 RESET 一台 I3C 外围设备。 请问您是如何在 MCXN556 上实现这一功能的? 谢谢。 通信& 控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) MCX N Re: I3C target reset 你好@Bruce96 我想您可以参考 FRDM_MCXN947 SDK i3c 演示。 Harry_Zhang_0-1761704782804.png BR 哈利
記事全体を表示
OpenAMP support for m33 core on i.mx93 Hey, I know this question has already been asked here Solved: Re: RPMsg support for m33 core on i.mx93 - NXP Community but I do not understand the accepted answer. In the NXP's Real-Time Edge software framework the RPSMG support is only listed for FreeRTOS. The i.mx95 A7 core, however, has already been added lately https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/pull/86923 So my question is if NXP is planing to add also support for the m33. And if not what would be needed to add support manually? Re: OpenAMP support for m33 core on i.mx93 To enable inter-core communication between Linux (running on the A-core) and Zephyr (running on the M33 core), the recommended starting point is the openamp_rsc_table sample from Zephyr. This sample leverages: - OpenAMP on Zephyr - remoteproc and rpmsg on Linux Prerequisites Linux setup Linux BSP: use NXP's official BSP  https://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.12.y Device tree: use the `-rpmsg` variant, e.g. imx93-11x11-evk-rpmsg.dts U-Boot: run `prepare_mcore` before booting Linux  Zephyr setup (M33 core) To run the openamp_rsc_table sample successfully, shared memory between the host and remote cores must be defined using the `zephyr,ipc_shm` property in a DTS overlay. Next, add the MU node in nxp_imx93_m33.dtsi: ``` mu1: mu1@44220000 {     compatible = "nxp,imx-mu";     reg = <0x44220000 DT_SIZE_K(64)>;     interrupts = <21 0>; }; ``` Then, linker script update - add the resource table section in `linker.ld`: ``` #if defined(CONFIG_OPENAMP_RSC_TABLE) SECTIONS {     SECTION_PROLOGUE(.resource_table,, SUBALIGN(8)) {         KEEP(*(.resource_table*))     } GROUP_LINK_IN(ROMABLE_REGION) } #endif ``` Configuration adjustments for i.MX93 The RX and TX IDs on i.MX93 differ from other boards. You must override the default values in the `.conf` overlay file: ``` CONFIG_IPM_IMX_MAX_DATA_SIZE_16=n CONFIG_IPM_IMX_MAX_DATA_SIZE_4=y CONFIG_OPENAMP_WITH_DCACHE=y CONFIG_LOG=y CONFIG_OPENAMP_RSC_TABLE_IPM_RX_ID=1 CONFIG_OPENAMP_RSC_TABLE_IPM_TX_ID=0 ``` Sample PRs https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/tree/main/samples/subsys/ipc/openamp_rsc_table/boards https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/pull/86923 https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/pull/79220/commits Linux patch requirement For proper operation on i.MX93, apply the following Linux patch: https://lore.kernel.org/imx/CAEnQRZDoYvK-YXLjqbXsRAWDkHrWNOoR1OCCWxs+AfNUDuPB_w@mail.gmail.com/T/ Final steps before execution Before launching the application: Run `prepare_mcore` in U-Boot. Use the `-rpmsg` device tree blob. Follow the steps in the Application Note AN5317. Additional Resources i.MX Linux User Guide - https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdf Application Note AN5317 - https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5317.pdf Details on the remoteproc, rpmsg, mailbox, and OpenAMP frameworks. It includes examples on how to create the DTS and configuration overlays. Please note that this is specifically an example for the HiFi4 core from the i.MX 8M Plus https://www.youtube.com/watch?v=JqwPljnm2_k&t=14s DTS API, on `zephyr,ipc_shm` - https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/main/doc/build/dts/api/api.rst?plain=1#L421 Re: OpenAMP support for m33 core on i.mx93 All zephyr IPC support here( Linux kernel OS on the main processor and a Zephyr application on the co-processor) https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/tree/main/samples/subsys/ipc/openamp_rsc_table/boards Confirm from the internal team, this is no plan of supporting MPU cm33 now. But I have send your requirement to the internal team, if there is any update will let you know. I am sorry for that.
記事全体を表示
S32K3:关于 AC_load_on_Job_Start 1. 根据参考手册,我们需要启用 AC_load_on_Job_Start,以避免 RWW 问题。 但当我按下图启用它时,Fls_ACWriteSize 和 Fls_ACWriteRomStart 仍未定义(与 Fls_ACEraseSize 和 Fls_ACEraseRomStart 相同)。 Jojo_Hu_0-1750821620784.jpeg Jojo_Hu_1-1750821642119.jpeg Jojo_Hu_3-1750821740692.png 请问如何解决这个问题? 2.如果禁用了 AC_load_on_Job_Start,并且写入和擦除都处于异步模式,那么在数据闪存写入/擦除的同时,代码闪存块是否可以写入/擦除? 期待您的支持,谢谢! Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 您好, 应用程序和引导加载程序的内存分布如下。 如果我们想在启动加载程序运行时擦除和写入应用程序,并且已启用启动时的 Ac 加载,那么我们是否需要配置 PreTaskHook 中第二张图片中提到的内核 MPU? Jojo_Hu_0-1757918173892.png Jojo_Hu_1-1757918311233.png Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 是,C40_Ip_AccessCode 被复制到 RAM 中。 Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start ROM 中代码的哪些部分将放在 RAM 的这个地址上? 该功能 ? Jojo_Hu_0-1751978216903.png Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 在我的测试代码中,我只是在配置器中初始化了这些地址,所以它指向的是未使用的 RAM: lukaszadrapa_0-1751955715691.png Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 我该如何定义这些变量? Jojo_Hu_0-1751540048260.png Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 我在这个版本中进行了快速测试。如果要擦除的扇区与 Fls 代码位于同一闪存块中,我可以看到代码如期被复制到 RAM 中,扇区被成功擦除。不知道你那边怎么了... Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start @lukaszadrapa 针对问题 1、 期待您的大力支持。谢谢。 Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 你好 为 1: SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 你好@Jojoo_Hu 1.这是哪个 RTD 版本? 2.闪存块之间支持 "边读边写"。例如,在对数据闪存进行编程或擦除时,代码可以从代码闪存运行。请注意,一次只能执行一个编程或擦除操作。 此致, Lukas
記事全体を表示
MCIMX93-EVKツールチェーンはビルドツールを追加できませんでした この問題を解決するためにご協力ください。ありがとうございます! アプリに「エラー: ツールチェーンを選択してください」というプロンプトが表示され、スクリーンショット ビデオを作成しましたが、正しいファイルを選択したのでしょうか? Re: MCIMX93-EVK toolchain could not add build tool ありがとう!ダニエル。 Re: MCIMX93-EVK toolchain could not add build tool こんにちは@Zack8 AN14120を参照することをお勧めします AN14120: i.MX 8M、i.MX 8ULP、i.MX 9 における VS Code を使用した Cortex-M のデバッグ | NXP Semiconductors AN14120に従ってArm GNU ToolchainとSegger J-linkをインストールしてください。 danielchen_0-1753105458186.png よろしくお願いします。 ダニエル
記事全体を表示
S32G2 上的 LLCE CAN 通信问题 - 发送/接收报文时偶尔出现故障 在开发过程中,LLCE CAN 模块遇到了一些问题: ​设备详情:​ 定制设计的硬件 CPU 型号:S32G274 RTD 版本:4.0.2 LLCE 版本: 1.0.8 ​问题 1.​ 一个通道能正确接收信息,但无法发送信息。只有重新启动后才能恢复正常运行。 使用 Lauterbach 调试时,函数 Can_43_LLCE_SendWritecmd 返回 CAN_BUSY。 zhuyz_0-1757388260565.png 通过强行修改 Can_au16TransmitHwObjectCen[x] 的值为非零值进行的进一步测试表明, Can_Llce_write 函数也返回 CAN_BUSY。 zhuyz_1-1757388297640.png ​问题 2.​ 一个通道在发送和接收信息时都出现故障。需要重新启动才能恢复。 以下是通过 Can_Llce_ProcessErrorNotification 获得的错误信息: error->eNotifId:2 zhuyz_2-1757388353913.png error->ErrorInfo->eModuleId:102 zhuyz_3-1757388418696.png error->ErrorInfo->eErrorCode:7 zhuyz_4-1757388533189.png 我们希望得到解决这些问题的指导。谢谢! Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 嗨,zhuyz 感谢您的回复。 建议优先进行单通道测试,并尽可能延长向通道发送帧的时间间隔。 错误信息表示接收端已达到最大硬件对象数,即报文缓冲区已满,无法接收新报文。您可以尝试增加帧时间间隔并添加缓冲区进行测试。 Joey_z_1-1757928745870.png BR 乔伊 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 你好,Joey_z ,感谢您的跟进。 您可能没有看清楚我的问题--主要问题是出现问题后,我再也无法通过这个通道接收/发送信息,而不仅仅是偶尔掉帧。 根据我通过劳特巴赫获得的信息,我怀疑 LLCE 本身存在问题,而不是外部因素造成的。能否请您再次回顾一下我最初的问题? Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages hi,zhuyz 感谢您的回复。 请尝试用这种方法测试您的问题。 1.尝试降低 CAN 负载,增加 CAN 帧的时间间隔,检查丢帧现象是否得到缓解。 2.尽量保持测试方法简单,优先考虑单通道测试和只发送或接收帧的测试。例如,首先测试有问题通道的发送功能。 3.你们的 CAN 测试设备是什么?请确保测试设备可靠。 希望这能帮到你。 BR 乔伊 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 你好,Joey_z, 我没有用它来路由 CAN 帧,我只是用它来发送和接收 CAN 帧。 关于您提到的 CAN 环回模式,我前面提到的问题 1 就是用这种方法检测到的。 你的回答让我有点困惑。我希望您能提供一些故障排除方法和可能的原因。 因为对我来说,LLCE 是一个黑盒子,我目前没有能力继续排除故障。 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 嗨,zhuyz 感谢您提供的信息。 路由 CAN 帧 "是指 LLCE 中的 CAN2CAN/CAN2ETH/ETH2CAN 功能。您使用过吗? 如果您只是使用 LLCE 发送和接收 CAN 帧,我建议您可以尝试使用 CAN 环回演示进行测试。您需要修改关联客户板的代码。 Joey_z_0-1757475237096.png 关于问题发生的概率相对较低,而且不是每次都能重现。 如果要进行接收帧然后在 CAN 信道中发送的测试,建议考虑接收和发送之间的间隔时间。 BR 乔伊 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 你好,Joey_z ,感谢您的回复。 我没有使用 LLCE CAN 演示测试这个特定通道,因为在我的案例中,问题并不总是与固定通道相关联。此外,该问题出现的概率相对较低,而且并非每次都能重现。 关于问题 1,我正在使用它收发 CAN 报文。我不太清楚你说的 "路由 CAN 帧 "是什么意思。 所有 20 个通道都在使用,而且都在 M7-0 内核上运行。 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages hi,zhuyz 感谢您与我们合作。 您是否使用过 Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7 的 LLCE CAN 演示来测试问题通道? 关于问题 1,您是用它来路由 CAN 帧还是只发送报文? 您使用的是哪个频道?您只在 S32G 上使用了 M 内核? BR 乔伊
記事全体を表示
RTL8211F 千兆位以太网使用中断模式缩短启动时间 你好 我在 yocto 6.1.22 上使用 imx93-evk-11x11版本。 在测试启动时间时,发现网络发现时间过长,具体如下: [ 2.040890][ T179] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0 [ 2.134466][ T179] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: PHY [stmmac-1:00] 驱动程序 [RTL8211F 千兆以太网] (irq=POLL) [ 2.142421][ T179] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: 未找到任何功能安全支持 [ 2.142451][ T179] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: 支持 IEEE 1588-2008 高级时间戳 [ 2.142648][ T179] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: 注册的 PTP 时钟 [ 2.151880][ T179] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: FPE 工作队列启动 [ 2.151899][ T179] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: 配置 phy/rgmii-id 链接模式 [ 2.178732][ T179] 8021q: 将 VLAN 0 添加到设备 eth0 上的 HW 过滤器 [ 5.249135][ T9] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: 链接已启动 - 1Gbps/Full - 流量控制 rx/tx 差不多用 3 高效密码学标准(SEC) 的时间来发现网络。 修改树文件如下 ranYang_0-1760612473701.png ranYang_1-1760612502791.png 但 dmesg 打印 [ 2.024875][ T172] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: Register MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0 [ 2.039447][ T25] audit: type=1334 audit(1677838060.032:4):prog-id=7 op=LOAD [ 2.039752][ T25] audit: type=1334 audit(1677838060.032:5):prog-id=8 op=Load [2.11475] [T172] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0:PHY [stmmac-1:00] 驱动程序 [RTL8211F 千兆以太网] (irq=98) [2.126706] [T172] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0:未找到 功能安全支持 [2.126736] [T172] imx-dwmac 428a0000.ethernet ethernet eth0 mac 428a0000.ethernet eth0:支持 IEEE 1588-2008 高级时间戳 [2.126984] [T172] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0:已注册的 PTP 时钟 [2.138550] [T172] imx-dwmac 428a0000.ethernet ethernet eth0:imx-dwmac 428a0000.ethernet ethernet eth0:imx-dwmac 428a0000.ethernet ethernet eth0:imx-dwmac 428a0000.ethernet ethernet eth0 eth0:为 phy/ 进行配置 rgmii-id 链接模式 [2.167072] [T172] 8021q:在设备 eth0 上的硬件过滤器中添加 VLAN 0 eth0 状态如下: ethtool eth0 eth0 的设置: 支持的端口:[ TP MII ] 支持的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 支持暂停帧使用:对称只接收 支持自动协商:是 支持 FEC 模式:未报告 广告链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 广告暂停帧使用:对称只接收 广告宣传的自动协商:是 宣传的 FEC 模式:未报告 速度:未知! 双工:未知!(255) 自动协商:开 主从配置文件:首选从 主从状态:未知 端口:双绞线 PHYAD:0 收发器:外部 MDI-X:未知 支持唤醒:ug 唤醒:d 当前信息级别:0x0000003f (63) drv probe link timer ifdown ifup 检测到链接:无 有人遇到过类似问题吗? Linux Re: RTL8211F Gigabit Ethernet use interrupt mode reduce startup time 你好@然阳 现在似乎是谈判时间。 你可以尝试在设备树中添加固定链路属性。 或者修改驱动程序,避免使用 imx_dwmac_fix_speed。 顺祝商祺! 萨拉斯 Re: RTL8211F Gigabit Ethernet use interrupt mode reduce startup time 您好: 中断响应是足够的,但由于千兆位 phy 的握手,启动时间并没有减少。具体如下       ranYang_0-1761455128411.png 我想在内核 dwmac 的驱动程序阶段对/lib/systemd/systemd networkd 执行网络升级操作。完成 fs 文件系统后,我就可以直接使用网络了。不按顺序,导致 phy 握手时间长达约 3 秒。 以前有这样做的例子吗? Re: RTL8211F Gigabit Ethernet use interrupt mode reduce startup time 你好@然阳 希望你一切顺利。 我只想问一个问题。 您可以重新配置 SW1006 吗? Manuel_Salas_0-1761017014415.png 请仔细检查 SW 是否配置正确。 顺祝商祺! 萨拉斯
記事全体を表示
LINFlexD UART Rx FIFO 软复位 你好 我正在尝试使用 TX 和 RX FIFO 缓冲器将 LINFlexD_9 设置为 UART 模式。TX FIFO 工作正常,但是当我启用 RX FIFO 退出初始化模式(LINCR1 [INIT] = 0)时,会导致软复位。 这些是将 LINCR1[INIT] 设置为 0 之前的寄存器值。 smp9_0-1761154305537.png smp9_1-1761154324634.png smp9_2-1761154344468.png 您知道发生了什么事吗? Re: LINFlexD UART Rx FIFO sofreset 你好@smp9、 对不起,我的回复晚了。您只需选择Watch 寄存器中的所有寄存器,然后以逗号分隔数据的形式复制即可。不过,由于 LIN 的登记册很少,您可以通过以下方法进行比较: 在进入正常模式之前,我在这里对程序进行了加密: alejandro_e_0-1761343395436.png 调用堆栈如下 alejandro_e_1-1761343406721.png 登记情况如下 UARTCR 0x00000027 LINSR 0x00002000 LINOCR 0x0000 FFFF UARTPTO 0x00000FFF BDRL 0x00000000 DMARXE 0x00000000 LINTOCR 0x00000E2C LINFBRR 0x0000000B LINCR1 0x00000080 BDRM 0x00000000 LINESR 0x00000000 LINCR2 0x00006000 UARTCTO 0x000009FE UARTSR 0x00000048 LINCFR 0x00000000 BIDR 0x00000000 DMATXE 0x00000000 LINTCSR 0x00000200 GCR 0x00000000 里纳 0x00000000 LINIBRR 0x00000015 如果您发现任何重大差异,请告诉我 Re: LINFlexD UART Rx FIFO sofreset 你好@alejandro_e、 我尝试同时写入 SLEEP 和 WRITE 位,但问题依然存在。 我附上了使用 "监视寄存器"> "导出 "转储的寄存器值,因为 "内存"> "导出 "对这些地址不起作用。 谢谢。 Re: LINFlexD UART Rx FIFO sofreset 你好@smp9、 感谢您再次与我们联系。我猜你还在使用 S32E2。我查看了 RTD 的操作方法,似乎需要同时写入 SLEEP 和 INIT 位: alejandro_e_0-1761186480759.png 您是以这种方式进行配置的吗? 如果问题不在于此,您能否共享在向 LINCR1[INIT] 写 0 之前对 LLCE 寄存器的完整转储?地址范围 0x42980000 - 0x4298005C 因此,我可以举例说明。 谢谢  Re: LINFlexD UART Rx FIFO sofreset 你要退出启动 ROM 了吗?我在启动 S32E 评估板时遇到了这个问题。如果无法启动其他启动源,HSE 处理器中的启动 ROM 将进入串行启动模式,它会访问 LINFLEX 9 尝试从 UART 加载启动序列。这种行为似乎与尝试初始化 RX FIFO 相冲突并导致软复位。一旦你退出启动 ROM(通过启动有效的启动源,如 EMMC 或 QSPI),启动 ROM 就不会尝试持续访问 LINFLEX 9,启用 RX FIFO 也不会再导致这种软复位。
記事全体を表示