Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
FXTH87の内部クロックを使用していますか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは。私は Code Warrior を比較的始めたばかりです。26 MHz 外部クロックの代わりに、fxth87 モジュールで 4 MHz 内部クロックを使用できるかどうかを知りたいです。 圧力センサ Re: using the internal clock for FXTH87? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、タニアさん。 OOK または FSK 変調に関連するデータ レートに必要なキャリア周波数とデータ レート クロックを提供するには、26 MHz の外部周波数が必要です。 外部水晶は X0 ピンと XI ピンに接続されます。これらのピンは、RF ピンのキャリア周波数とデータ レートを作成するために内部 PLL によって使用されます。 一方、デバイスはさまざまな内部発振器でカウントします。 — MCUバスクロック0.5、1、2、4 MHz(HFO 1、2、4、8 MHz) — 1ms周期の低周波、低消費電力のタイムクロック(LFO) — 中周波数、8マイクロ秒周期のコントローラクロック(MFO) バス クロック周波数は常に HFO 周波数を 2 で割ったものになることに注意してください。4 MHz のバス クロックを生成する必要がある場合は、システム操作レジスタ 2 (SIMOPT2) のBUSCLKSビットを確認してください。 クロック分布の詳細情報を取得するには、データシートの図 2. FXTH871xD クロック分布を参照することをお勧めします。 以下のリンクに記載されているデータシートをご覧ください。 https://www.freescale.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp?render=true この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。 ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。 素晴らしい一日をお過ごしください。 デビッド・ディアス。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
MPXA6115AC6U 上的抗介质凝胶 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我发现 MPXAZ6115A 已经过时,但还有一个相同的部件MPXA6115AC6U。 数据表上的一个区别是,MPXAZ6115A具有抗介质凝胶,而MPXA6115AC6U 没有。 耐介质凝胶的目的/功能是什么? 压力传感器 Re: Media Resistant Gel on MPXA6115AC6U <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,埃里希、 在 MPXAZ6115A 系列中,以下软件包选项仍然可用,如 mpxx6115 购买/参数化网站上所示: MPXAZ6115AC6T1 MPXAZ6115AP MPXAZ6115APT1 它们的耐介质凝胶模具涂层和耐用的聚合物封装提供了改进的耐介质屏障,使传感器能够在高湿度条件下以及包含普通汽车介质的环境中可靠地运行。更多信息请参见本讨论。 此致, 托马斯 PS: 如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 或 "有帮助"。谢谢。
View full article
MPX5700DPセンサの製品寿命はどのくらいですか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは。私たちのチームはMPX5700DPセンサーを使用して差圧を測定していますが、図のように変化します(圧力は1秒間に約5回変化します)。この場合、センサーは100万回の変化をサポートできますか?あるいは、何回までサポートできますか?よろしくお願いします!@@ 圧力センサ Re: How about of the product’s lifetime of MPX5700DP sensor <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ありがとう!すでにセールスとサポートにメッセージを送信しました。 Re: How about of the product’s lifetime of MPX5700DP sensor <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 要求された情報を取得するには、Freescale Web 経由でサービス リクエストを作成できます。 セールスとサポート|フリースケール すてきな一日を。 デビッド
View full article
ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ Outputting Incorrect Data? Hello, Using KDS 3.2.0 and SDK 1.2.0. I followed all the steps to update KDS and update Processor Expert with ISF2P2_PEx.PEupd. I know the hardware is ok because when I download FSFK-K22F-AGM01-GL-NED.bin (from the Sensor Fusion GUI) to flash the board the GUI display works great!   However, when I program the board with the SF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ the GUI does not display the board orientation properly because the data being sent to the GUI is not right. Here is a screen shot using the "working program", FSFK-K22F-AGM01-GL-NED.bin:   And below is a ("not working") screen shot using ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ: The Inclination Delta should be 66.7 degrees and the Field Strength is 55.2uT for my location. The working program matches these values almost exactly but ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ is way off with an Inclination Delta at 45.4 degrees. I also noticed that the hard iron vector is different between the two, and should be about the same since it is the same hardware. Right?   I could go on comparing screen shots, but the point is that something is not right. The Gyro Stabilized Compass is not working correctly at all. North is not anywhere near North and when the board is moved the displayed motion does not reflect the motion of the hardware.   Q1. Has anyone gotten ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ to work properly? Q2. Regarding the .bin I mentioned above (FSFK-K22F-AGM01-GL-NED.bin) that works great. Is the project that  generated that file available? Q3. Is there a Gyro Stabilized Compass example that uses Bare Metal?   Thanks, Mark Intelligent Sensing Framework Re: ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ Outputting Incorrect Data? Mark, I just looked at the ISF SF build with one of our other engineers, and confirm I am seeing weirdness in a couple places.  I don't like the gyro numbers and magnetic buffer updating doesn't look right to me.  If you are in a hurry, I would suggest you download the "standalone" sensor fusion V5.00 release at nxp.com/sensorfusion.  That is the version that was used to build the binaries that the Sensor Fusion Toolbox flashes to the board. In the meantime, we'll dig into the ISF implementation issues and get back with you when we know more. Regards, Mike Re: ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ Outputting Incorrect Data? Hey Dave, Sorry for the delay in getting back. I was stuck again for a few hours with not being able to launch the debugger in KDS. I was getting the familiar, "error in services launch sequence". This time the cure was to kill the P&E Multilink GDB Server: pegdbserver_console in windows task manager. And voila, it works again. Whew! I was not using Freedom Sensor Toolbox Rev 2.3.2. However, I did try that one and the results are the same. Thanks, Mark Re: ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ Outputting Incorrect Data? Hi Mark, I assume you are running the Freedom Sensor Toolbox Rev 2.3.2 that is shown on the Downloads tab at nxp.com/isf?  We also provide a stand-alone open source version of the Sensor Fusion and a stand-alone GUI, but it doesn't work with ISF 2.2 at this point. Dave...
View full article
MPxx5004 temperature ratings. The temperature rating numbers are confusing for this series of sensors.  There is the "Ambient Operating Temperature (Min-Max) (°C)" value of -40 to 100 from the Product selector.  That looks good to me.  But then there are two numbers on the datasheet Absolute Maximum Ratings table: Storage Temperature of -30 to 100 °C and Operating temperature of 0 to 85 °C.  Which is it? My application would be in an environment -40 to 85 °C, but the sensor would only be read when the temperature was in the 0-60 °C range (it would always be powered). Robert Pressure Sensors Re: MPxx5004 temperature ratings. Hello Robert, Exposing the MPxx5004 to -40 °C is beyond the spec limits of the device so although the sensor may work fine for your application, we cannot guarantee the sensor will operate properly. The issue is the Gel inside the sensor can stiffen at temperatures below -30 °C. The stiffening can cause the wire bonds to break. There is a guard band associated with this so depending how often, how long and much below -30 °C the device is exposed to, the sensor may be okay for your application. You would have to do your own testing and validation. Best regards, Tomas
View full article
用于 FXLS8962AF 的断路器/库? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我对这种超低功耗 3 轴加速度计很感兴趣,但我找不到可以入手的东西。 是否计划设立分会场和/或图书馆? Re: Breakout / Library for FXLS8962AF ? 嗨,托马斯、 用于 imx 平台的 fxls8962af 驱动程序准备好了吗? 如果不是,请告诉我上市日期。因为我们急需为客户提供软件支持。 顺祝商祺! 酋长 Re: Breakout / Library for FXLS8962AF ? 嗨,托马斯、 用于 imx 平台的 fxls8962af 驱动程序准备好了吗? 如果不是,请告诉我上市日期。因为我们急需为客户提供软件支持。 顺祝商祺! 酋长 Re: Breakout / Library for FXLS8962AF ? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,Yann、 FXLS89xx加速度计系列尚未完全发布,目前预计上市日期为2021年第一季度。 评估板的数量非常有限,需要我们的营销团队的批准。 在 MCUXpresso 中创建的驱动程序和代码示例可根据标准支持请求提供。 顺祝商祺! 托马斯
View full article
Gセンサ FXLS8471Q <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> AN4692 に従って G-センサを構成します。出力は正常のようです。Gセンサを横切ると、通常の出力があります。しかし、その後、Gセンサの出力はすぐにゼロに戻ります。自動ウェイク/スリープ モードと低電力モードはすでに無効になっています。助けてください。 加速度センサ Re: G-sensor FXLS8471Q <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 親愛なるトーマスへ 以下は私のソースコードです。 void Initial_GSensor(void) { CS_B_PutVal(1);//CSをHighに設定する GSensor_Write_Addr_Cmd(XYZ_DATA_CFG, 0x12); // +/-8gの範囲、約0.976mg/LSB // Set_Roll_Over(); // Set_Transient_Detection(); GSensor_Write_Addr_Cmd(CTRL_REG1, 0x39); // ODR = 1.56Hz,通常モード、アクティブモード GSensor_Write_Addr_Cmd(CTRL_REG2, 0x02); // リセット、高解像度モード // Get_GSensor_Calibration(); } void Get_GSensor_XYZ(void) { GSensor_Read_Addr_Cmd(OUT_X_MSB、7); X_MSB = Gセンサーデータ[1]; X_LSB = Gセンサーデータ[2]; Y_MSB = Gセンサーデータ[3]; Y_LSB = Gセンサーデータ[4]; Z_MSB = GSensor_Data[5]; Z_LSB = Gセンサーデータ[6]; G_Sensor.Xout_14bit = ((X_MSB << 😎 | (X_LSB))>>2; G_Sensor.Yout_14bit = ((Y_MSB << 😎 | (Y_LSB))>>2; G_Sensor.Zout_14bit = ((Z_MSB << 😎 | (Z_LSB))>>2; G_Sensor.Xout_14bit >= TWO_COMPLEMENTの場合{ X = ((X_MSB << 😎 | (X_LSB))>>2; // 14ビットすべてを反転 X = (X ^ 0x3FFF) + 1; G_Sensor.Xout_g = X * SENSITIVITY * (-1); // X軸の出力値をg単位で計算する }それ以外{ G_Sensor.Xout_g = G_Sensor.Xout_14bit*SENSITIVITY; // X軸の出力値をg単位で計算する } G_Sensor.Yout_14bit >= TWO_COMPLEMENTの場合{ Y = ((Y_MSB << 😎 | (Y_LSB))>>2; // 14ビットすべてを反転する Y = (Y ^ 0x3FFF) + 1; G_Sensor.Yout_g = Y * SENSITIVITY * (-1); // Y軸出力値をg単位で計算 }それ以外{ G_Sensor.Yout_g = G_Sensor.Yout_14bit*SENSITIVITY; // Y軸出力値をg単位で計算 } G_Sensor.Zout_14bit >= TWO_COMPLEMENTの場合{ Z = ((Z_MSB << 😎 | (Z_LSB))>>2; // 14ビットすべてを反転 Z = (Z ^ 0x3FFF) + 1; G_Sensor.Zout_g = Z * SENSITIVITY * (-1); // Z軸出力値をg単位で計算 }それ以外{ G_Sensor.Zout_g = G_Sensor.Zout_14bit*SENSITIVITY; // Z軸出力値をg単位で計算 } } void Get_GSensor_Calibration(void) { GSensor_Write_Addr_Cmd(CTRL_REG1, 0x18); //デバイスを100 Hz ODR、スタンバイに設定 GSensor_Read_Addr_Cmd(OUT_X_MSB、7); X_MSB = Gセンサーデータ[1]; X_LSB = Gセンサーデータ[2]; Y_MSB = Gセンサーデータ[3]; Y_LSB = Gセンサーデータ[4]; Z_MSB = GSensor_Data[5]; Z_LSB = Gセンサーデータ[6]; G_Sensor.Xout_14bit = ((X_MSB << 😎 | (X_LSB))>>2; G_Sensor.Yout_14bit = ((Y_MSB << 😎 | (Y_LSB))>>2; G_Sensor.Zout_14bit = ((Z_MSB << 😎 | (Z_LSB))>>2; X_オフセット = G_Sensor.Xout_14bit / 8 * (-1); Y_オフセット = G_Sensor.Yout_14bit / 8 * (-1); Z_オフセット = (G_Sensor.Zout_14bit - 感度) / 8 * (-1); GSensor_Write_Addr_Cmd(CTRL_REG1, 0x39); // ODR = 1.56Hz,ノイズ低減、アクティブモード } void GSensor_Read_Addr_Cmd(char Addr,word len) { isoSPI1_TComData 一時文字; 単語 i; 遅延msGセンサー(1); CS_B_PutVal(0);//CSが低い 遅延msGセンサー(1); チェック値 = 1; タイムアウト_CNT = 0; while( (Check_Value != 0) && (TimeOut_CNT < 3000)){ Check_Value = isoSPI1_SendChar( ((~0x80) & Addr) ); // R/W、ADDR[6]、ADDR[5]、ADDR[4]、ADDR[3]、ADDR[2]、ADDR[1]、ADDR[0] タイムアウト_CNT++; } チェック値 = 1; タイムアウト_CNT = 0; while( (Check_Value != 0) && (TimeOut_CNT < 3000)){ Check_Value = isoSPI1_SendChar(Addr); // ADDR[7], X, X, X, X, X, X, X タイムアウト_CNT++; } 遅延msGセンサー(1); for(i=0;i { isoSPI1_SendChar(0); // ダミー チェック値 = 1; タイムアウト_CNT = 0; while( (Check_Value != 0) && (TimeOut_CNT < 3000)){ Check_Value = isoSPI1_RecvChar(&temp_char); // DATA[7], DATA[6], DATA[5], DATA[4], DATA[3], DATA[2], DATA[1], DATA[0] タイムアウト_CNT++; } GSensor_Data[i] = temp_char; } 遅延msGセンサー(1); CS_B_PutVal(1);//CS高 遅延msGセンサー(1); } void GSensor_Write_Addr_Cmd(char Addr,char data) { 遅延msGセンサー(1); CS_B_PutVal(0);//CSが低い 遅延msGセンサー(1); チェック値 = 1; タイムアウト_CNT = 0; while( (Check_Value != 0) && (TimeOut_CNT < 3000)){ Check_Value = isoSPI1_SendChar( ((0x80) | Addr) ); // R/W、ADDR[6]、ADDR[5]、ADDR[4]、ADDR[3]、ADDR[2]、ADDR[1]、ADDR[0] タイムアウト_CNT++; } チェック値 = 1; タイムアウト_CNT = 0; while( (Check_Value != 0) && (TimeOut_CNT < 3000)){ Check_Value = isoSPI1_SendChar(Addr); // ADDR[7], X, X, X, X, X, X, X タイムアウト_CNT++; } チェック値 = 1; タイムアウト_CNT = 0; while( (Check_Value != 0) && (TimeOut_CNT < 3000)){ Check_Value = isoSPI1_SendChar(data); // DATA[7], DATA[6], DATA[5], DATA[4], DATA[3], DATA[2], DATA[1], DATA[0] タイムアウト_CNT++; } 遅延msGセンサー(1); CS_B_PutVal(1);//CS高 遅延msGセンサー(1); } Re: G-sensor FXLS8471Q <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはヘンリー、 どこに問題があるのかを言うのは難しい。ソース コードと、できればロジック アナライザーからのタイミング図もここに投稿していただければ、調査に役立つかもしれません。 一方、私のシンプルなFXLS8471Q ベアメタルのサンプル コードや、 vector-magnitude 関数の使用方法を示す別のサンプル コードも役に立つかもしれません。 よろしくお願いいたします。 トーマス 追伸: 私の回答がご質問の解決に役立った場合は、「正解」または「役に立った」と評価してください。ありがとうございます。
View full article
タイヤ空気圧モニターセンサー (TPMS) MPXx85/86xxD のファームウェア ドキュメントはありますか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私は MPXY8500B チップ用の最初のアプリケーションを開発しようとしています。Freescale の Web サイトからデータシートを入手しましたが、そこにはファームウェア ルーチン (TPMS_RESET、TPMS_READ_VOLTAGE) とルーチンのアドレスがリストされているだけで、各ルーチンの完全な詳細 (パラメータ、予想される戻り値、ルーチンの副作用など) は示されていません。これらのルーチンの関数プロトタイプのリストはどこで見つけることができますか?さらに良いことに、ソースコードはどこにありますか? 圧力センサ Re: Firmware documentation for Tire Pressure Monitor Sensor (TPMS) MPXx85/86xxD? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ジョナサン。 残念ながら、要求された情報は NDA ライセンス契約の対象であり、送信する権限がありません。この種の文書を取得するには、営業担当者、FAE、または代理店に**お問い合わせください**。 「MPXx85/86xxxD 組み込みファームウェア ユーザー ガイド」を要求してください。 よろしくお願いいたします。 ホセ
View full article
FXOS8700 accelerometer only function does not work sometimes. My FXOS8700 sensor is applied on MX6 based android platform. When both of acc and mag sensor in FXOS8700 enabled, everything okay. But when I only enable accelerometer in FXOS8700, it's g value in 3-axis won't be updated sometimes. Driver is from Freescale (attached files). Anyone got similar issue? Original Attachment has been moved to: fxos8700.h.zip Original Attachment has been moved to: fxos8700.c.zip Re: FXOS8700 accelerometer only function does not work sometimes. Hi Jamesbone, Thanks for the reply.since we are using i.Mx 6solo processor in our project. we need support for FXOS8700CQ accelerometer source code.kindly oblige. Regards Re: FXOS8700 accelerometer only function does not work sometimes. You download the BSP for the WandBoard from the FSL site? right? Because this is not the official FSL BSP, which it is only for the SABRE SDP, SDB and Auto. Re: FXOS8700 accelerometer only function does not work sometimes. Hi Raymond, Yes , the code is availble in free scale. Me also same issue. I also working on FXOS8700CQ sensor. O.S: Kernel 3.0.35 Board : Wand board i.Mx6 solo Multimedia processor Re: FXOS8700 accelerometer only function does not work sometimes. Hi , The same issue. The source code is avilble on freescale. I also tries it. At initial stage it is working minimum time like generating events for 20sec. Now I am not getting any out put. No error messages. probe is calling fine. presently I am working on i.Mx 6solo ; Linux version:3.0.35; wand board. If any one have proper solution/source code for this ? Re: FXOS8700 accelerometer only function does not work sometimes. Does anyone got this similar issue ? Re: FXOS8700 accelerometer only function does not work sometimes. This driver is fetched from FreeScale. Our board is a custom board based on MX6Q SabreSD. Acc and Mag function are verified. This issue is reported recently by our TE. Re: FXOS8700 accelerometer only function does not work sometimes. Hello Raymond, Can you please tell me where do you get this source code?,  Because in the Freescale Official Boards with i.MX6 there is no FXOS8700, which makes me the doubt if the driver has been tested and it is just and add on to the BSP of a custom board.  Can you please clarify if this is the case? Have a great day, Jaime ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
Freedom 传感器工具箱 - 无法下载固件 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 我拼命想让 Freedom Sensor Toolbox (CE) (v2.0.0.) 与 FRDM-K64F 底座和 FRDM-STBC-AGM01 子卡一起运行。 我做了 DAPLink 的所有更新,但仍然收到错误信息: "固件下载不成功。请参见《STB-CE 用户指南》[...]" 当我插上设备时,我看到一个 FRDM-K64FD 设备而且 details.txt 包含以下信息: # DAPLink 固件 - 参见 https://mbed.com/daplink 唯一 ID:0240000033904e4500293013912700142041000097969900 HIC ID:97969900 自动重置:0 允许自动化:0 溢出检测:0 Daplink 模式:接口 接口版本:0244 Bootloader 版本:0244 Git 安全散列算法 (SHA):5f9092d41cfd6601fef7b3b467fe8f8767b01f84 本地模组:1 USB 接口:MSD、CDC、HID Bootloader CRC:0x251003d3 接口 CRC:0x0676bc5d 重装次数:0 谁能帮帮我?我真的需要把这些东西弄好,否则传感器就会从评估中消失,那就太遗憾了... 非常感谢您! Re: Freedom Sensor Toolbox - Firmware download not possible <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,马蒂亚斯、 您想运行哪个图形用户界面演示? 有 3 种硬件可供选择: 你可以尝试手动刷新 K64F 演示固件,只需将 & 拖放到 FRDM-K64FD 驱动器中相应的二进制文件即可。 二进制文件位于 F reedom Sensor Toolbox (CE)\ Projects 安装文件夹中: C:\Program Files (x86)\NXP\Freedom Sensor Toolbox (CE)\Projects\FXAS21002 Gyroscope Demo\Firmwares\ISSDK\FRDM-K64F_FRDM-STBC-AGM01_21002_2.0.bin C:\Program Files (x86)\NXP\Freedom Sensor Toolbox (CE)\Projects\FXOS8700 6-axis (Accel, Mag) Demo\Firmwares\ISSDK\FRDM-K64F_FRDM-STBC-AGM01_8700_2.0.bin C:\Program Files (x86)\NXP\Freedom Sensor Toolbox (CE)\Projects\9 Axis Orientation Sensor Demo\Firmwares\ISSDK\FRDM-K64F_FRDM-STBC-AGM01_Orient_2.0.bin 然后上市 FSTB (CE) 并运行关联的 GUI。 让我知道这是否解决了你的问题。 再见,雅克
View full article
MP3V5004G output impedance? Does anyone know the output impedance of the MP3V5004G?  Wondering if I need to buffer the output prior to interfacing to a Kinetis K51 ADC.  The datasheet does not give any output impedance information. Pressure Sensors Re: MP3V5004G output impedance? Hi Dan, The output impedance of typical amplified pressure sensors (MPX4000/5000/6000/7000 series) is about 1..10 ohms for sampling frequencies from 1 Hz to 100 Hz. So the output of the MP3V5004G can be connected directly to a Kinetis K51 ADC. Regards, Tomas PS: If my answer helps to solve your question, please mark it as "Correct". Thank you.
View full article
MAG3110 AUTO_MRST_EN Hello,   I am using the MAG3110 in trigger mode. I want to know if I set the AUTO_MRST_EN during the device initialization if the setting sticks or do I have to set it every time I trigger a measurement? Thanks Deric Re: MAG3110 AUTO_MRST_EN Hello Deric, There is no need to set the AUTO_MRST_EN bit every time you trigger a new measurement, it remains set in both the triggered and continuous measurement modes. Regards, Tomas PS: If my answer helps to solve your question, please mark it as "Correct". Thank you.
View full article
SPI write problems on an own reflown FXOS8700 I have reflowed an FXOS8700 to my own development card as an breakout to be able to use it in a project. I am now unsure if it works proper or not. Is the possibility to read but not write a sign of a burnt FXOS8700 in the reflow process???? SPI setting are CPOL=0 and CPHA=0: I have no problem to read from an address, but problem to read back what was written. This is my sequence of SPI commands:     // WHO AM I     SPI_ReadFXOS(WHO_AM_I, rbuf, 1);     sprintf_P(buffer_0, PSTR("\r\n::WHO AM I = 0x%X\r\n\r\n"), rbuf[0]);     uart_puts(buffer_0); => 0xC7     // Temperature     SPI_ReadFXOS(TEMP, rbuf, 1);     sprintf_P(buffer_0, PSTR("\r\n::TEMP = %i\r\n\r\n"), rbuf[0]);     uart_puts(buffer_0); => 21 Both above works as aspected!!!!     // Acc + Mag TEST     SPI_WriteFXOS(CTRL_REG1, 0x00);        // Set to standby mode     SPI_ReadFXOS(CTRL_REG1, rbuf, 1);     sprintf_P(buffer_0, PSTR("\r\n::CTRL_REG1 = 0x%X\r\n\r\n"), rbuf[0]);     uart_puts(buffer_0);     SPI_WriteFXOS(M_CTRL_REG1, 0x1F);    // 200 Hz hybrid mode     SPI_ReadFXOS(M_CTRL_REG1, rbuf, 1);     sprintf_P(buffer_0, PSTR("\r\n::M_CTRL_REG1 = 0x%X\r\n\r\n"), rbuf[0]);     uart_puts(buffer_0); => 0x00 Writing to M_CTRL_REG1 does not work but gives 0x00 back ...... Accelerometers Magnetic Sensors Re: SPI write problems on an own reflown FXOS8700 Thanks a bizillion times Tomas! You are my hero and made my day, truly I had used a macro (atmega8) in as if it returned the first bit as set, and it stayed to the second byte ... Now all three modules work just fine!!!! Best Regards, Hans-Henrik P.S: For anyone interested in atmega8 code looks like: // Set FXOS8700 in SPI mode void init_spi(void) {     FXOS_SS_ENABLE;  // To open tri-state buffer and set MISO high     MISO_HI;                    // SPI init demands SA0/MOSI high during reset     FXOS_RESET_HI;     // Active high     _delay_ms(1);             // ??     FXOS_RESET_LO;     _delay_ms(1);              // FXOS8700 Datasheet defines 1ms wait after reset [p.19]     FXOS_SS_DISABLE; } // Read values from register FXOS8700 void SPI_ReadFXOS(uint8_t reg, volatile uint8_t* rbuf, uint8_t len) {     FXOS_SS_ENABLE;     ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {         SPDR = cbi(reg,7);                    // Transmit; clear bit 7 for reading + 7 bits of register address         while(!(SPSR & 1<         SPDR = reg;                            // Transmit bit 7 of register address         while(!(SPSR & 1<         for(uint8_t i=0; i             SPDR = 0x00;                    // Transmit             while(!(SPSR & 1<             rbuf[i] = SPDR;                    // Clear SPIF flag 2/2         }     }     FXOS_SS_DISABLE;                // 2) For ISR context switcher which re-enable SPI unit } // Write value to register FXOS8700                                       <------------------------- ineffektiv loop void SPI_WriteFXOS(uint8_t reg, uint8_t val) {     FXOS_SS_ENABLE;     uint8_t reg1 = reg;     sbi(reg1,7);     uint8_t wbuf[3] = {reg1, reg, val}; // Two bytes for write bit and address     ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {         for(uint8_t i=0; i<3; i++) {             SPDR = wbuf[i];                    // Transmit             while(!(SPSR & 1<         }     }     FXOS_SS_DISABLE;                // 2) For ISR context switcher which re-enable SPI unit } Re: SPI write problems on an own reflown FXOS8700 Just for illustration, here is an example of writing/reading the value of 0x3D to/from the CTRL_REG1 (0x2A): Best regards, Tomas Re: SPI write problems on an own reflown FXOS8700 Hi Hans-Henrik, It seems like your both write sequences are not correct. The order of the bits is as follows: Byte 0: R/W, ADDR[6], ADDR[5], ADDR[4], ADDR[3], ADDR[2], ADDR[1], ADDR[0] Byte 1: ADDR[7], X, X, X, X, X, X, X Byte 2: DATA[7], DATA[6], DATA[5], DATA[4], DATA[3], DATA[2], DATA[1], DATA[0] The first byte you are sending is correct, but the MSB bit of the second byte (ADDR[7]) should be "0" and not "1". So instead of sending 0xDB, 0xDB, 0x1F, try to send 0xDB, 0x00, 0x1F. Then send 0x5B, 0x00, 0x00 to read back 0x1F from the M_CTRL_REG1 register. Hope it helps. Best regards, Tomas Re: SPI write problems on an own reflown FXOS8700 Now I have reflowed another two FXOS8700 vary carefully, and both of them show identical characteristics. It is not possible to write to a register and than read it back, what can possible be wrong??
View full article
NTM88 example code Hello, We are an engineering company currently working on a project involving the NTM88 sensor family. We are interested in using these sensors in a TPMS application. Could you kindly open a support ticket on our behalf or connect us with the relevant technical team for further assistance regarding product selection, development tools, and integration? We appreciate your support. Best regards, AISET TECHNOLOGY Co. Inc. Pressure Sensors Re: NTM88 example code Hello Wolke_Trailer_Systems Of course! My entire team will be gland to help you. But you need to open the ticket, this action is required on your part to confirm identity and by protocol If you want a more private help with your issue please open the thicket here: https://support.nxp.com/s/?language=en_US You can find our code examples in the software session on our official NTM88 page. I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck.
View full article
E-Compass ソフトウェア、AN4676、AN4681 などを探しています。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私は、E-Compass ソフトウェアと、それに付属するとされるアプリケーション ノート (AN4676、AN4681、AN4684、AN4685、AN4696、AN4697、AN4698、AN4699、AN4700、AN4706、AN4709 など) を探しています。 E-Compassソフトウェアのページは、例えば以下の説明には記載されていない新しいセンサーフュージョンツールキットにのみ誘導しているようです。「磁気キャリブレーションを備えた傾き補正電子コンパス用ソフトウェア」( http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/fact_sheet/eCompassFS.pdf ) には、特にこれらのアプリケーション ノートは含まれていません。 センサ・フュージョン Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 「しかし、結局のところ、このようなアプリケーションには、ハードウェアとインターフェースするドライバーが必要になります。」 概念的にはそれは逆で、ソフトウェア パッケージがハードウェア選択プロセスを推進しているように見えますが、それが常に悪いことというわけではありません。 はい、明らかに、組み込み関連チップにはハードウェアとソフトウェアのインターフェースがあります。 私は、自社製品にデザインを施すハードウェアを購入しようとベンダーを訪問します。 私が確認したいのは、そのハードウェアがどれだけ簡単に使用できるかということです。 ベンダー A とベンダー B のどちらを使用するかを決定するために何かをインストールする必要があることは、チップの使用方法を単純に確認するための問題です。 あなたが「ドライバ」について言及したという事実自体が、どのチップを使用するかを決めるのが過度に複雑であるという警告を私に与えます。 ご存知のとおり、アプリケーション ノートが役立つのはまさにこの点です。 すべてが 1 か所にパッケージ化されているのは良いことです。センサ フュージョンがいかに複雑であるかは理解していますが、カルマン フィルターの定数などを調べるのに、あまりにも多くの時間を費やしてきました。 Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ボブ、 バージョン 7.00 は、可能な限りプラットフォームに依存しません。しかし、結局のところ、このようなアプリケーションには、ハードウェアとインターフェースするドライバが必要になります。ハードウェアを変更する場合は、ドライバを交換する必要があります。他に方法はないのです。 私は、Freescale/NXP の一般的なドキュメントに関して、皆さんの意見に一部同意します。そのため、センサー フュージョン アプリのノート、データシート、ユーザー ガイドはすべてソフトウェアにバンドルされています。このトピックは複雑なので、私たちはこのパッケージに多大な労力を費やし、できるだけ理解しやすいものにするよう努めています。ただし、これらのいずれかを利用するには、ダウンロードする必要があります。 センサ フュージョン コードの SDK 構造内の場所を確認するには、 https://community.nxp.com/thread/444092の下部にある私の最後の投稿を参照してください。 Mike Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 「プラットフォームに依存しない C コード」が、この疑問が生じる理由の 1 つです。 あなたの返信には、「プラットフォームに依存しない C コード」がオプションであるようには聞こえませんでしたか? おそらく、無限にネストされたヘッダー ファイル内のこれらのツールから抽象化の抽象化を削除した後に、「完全なソース コード」が利用可能になるということでしょうか。公平を期すために言うと、私は 7.00 を見たことはなく、古いツールから見たコードでの過去の経験に基づいて作業を進めています。 App Notes が公開されると、コードは App Notes で利用可能になり、引き続き利用可能になります。 数十年前に Motorola が公開したアプリケーション ノートや関連コードは、最近の Freescale/NXP のものよりも簡単に見つけられることがよくあります。:-( Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコミュニティの読者の誰もが、この情報がhttp://www.nxp.com/sensorfusionで入手可能であることに気づいていないことに驚いています。それは何年もそこにあり、私は定期的に人々にそれを紹介します。傾き補正 eCompass は、当社のオープン ソース センサ フュージョン ライブラリの標準コンポーネントです。2 つのバージョンがあります。バージョン 5.00 は、CodeWarrior、KDS、および Processor Expert に基づく少し古いツールチェーンを対象としています。バージョン 5.00 は、上記の URL にある別のインストーラーを介してダウンロードおよびインストールされます。バージョン 7.00 は KDS、IAR、Allolic をサポートしており、MCUXpresso SDK (旧 KSDK) をベースにしています。7.00 は、Welcome to MCUXpresso | MCUXpresso Config Toolsでビルドできる FRDM-K64F および FRDM-K22F の SDK の一部として提供されます (SDK をビルドするときに、FreeRTOS および ISSDK オプションを必ずチェックしてください)。どちらにも、詳細なドキュメント、完全なソース コード、特定の NXP ボード用のビルド済みプロジェクトが含まれています。他のハードウェアに移植する必要がある場合は、バージョン 7.00 から始めることをお勧めします。それを念頭に置いて再設計され、バージョン 5.00 に加えていくつかの追加機能が含まれています。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、エリックとアニル: 私はちょうど電子コンパスのソリューションを探し始めたところですが、皆さんと同じ問題を抱えていることがわかりました。私の最初の観察からすると、これらのチップから X、Y、Z を抽出し、便利で読み取り可能なコンパスの方向を作成する、機能的で便利なプラットフォームに依存しない C コードは、意図的に隠されているか、現実には存在しないか、Samsung、Apple、Ford Motors などの大手企業 (おそらく、e-Compass ソリューションを作成するために多大な研究開発費を費やした) の機密情報であるか、または「学生の課題として残されている」かのいずれかです。率直に言って、私はこの業界に完全に失望しています。この業界は「インダストリアル アプリケーション」ではなく「ドローンとゲームと趣味人」によって推進されているように思われます。私は、InvenSense、Bosch、STMicro、NXP など、「傾き補正」機能付き e-Compass を謳うメーカーを調べましたが、これらのデバイスは傾き補正が「可能」かもしれないが、そのようなすぐに利用できるソフトウェア ソリューションは実際には存在しないという結論に達しました。おそらく誰かが私の間違いを証明できるだろうが、それまでは、私はこの業界を「マーケティングの誇大宣伝」のトップに位置づけるつもりだ。 Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 また、eCompass の方向を取得するために同じ FXOS チップを使用しています。 問題は解決しましたか?私も同じ問題に直面しています。加速度センサの x、y、z と磁気の x、y、z データから RAW 値を取得しています。回転、ピッチ、ロールを変換できます。 しかし、eCompass の 0 ~ 360 度の方向値が必要です。RAW 値を使用して数式を適用する方法。私はジャイロを使用しておらず、加速度と磁気の値のみをfxosチップから取得しています。 0、90、180、270、360 の角度計算を取得または計算するための参照 C コードを入手しましたか。 よろしくお願いいたします アニル Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> プラットフォームに依存しないソース コードを含むこのようなソフトウェア パッケージは、Windows 固有の自己解凍型アーカイブではなく、ZIP ファイルなどのプラットフォームに依存しない配布形式で提供されると便利です。Windows を実行しているシステムに何らかの形でアクセスできない人はおそらくほとんどいないでしょうが、一部の人にとってはあまり便利ではありません。私は Linux 上で Kinetis Design Studio を使用していますが、非常にうまく動作します (Linux バージョンを提供していただきありがとうございます)。 ありがとう! エリック Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> どうやら、ダウンロードにアプリのノートが含まれていなかったため、私は混乱してしまったようです。いくつか同等のものが存在するようですが、私が知る限り、AN4698「CPU、フラッシュ、および RAM ベンチマーク」や AN4681「加速度センサと磁力計センサを使用した仮想ジャイロの実装」には同等のものはありません。また、データシートに記載されている「実際のセンサに接続する前にターゲット プロセッサですぐに検証できるようにシミュレートされた加速度センサおよび磁力計ドライバが提供されています」という記述も見つかりませんでした。また、KDS でコンパイルしても「合計コード サイズが 10 KB 未満」にはなりません。これにより、ダウンロードが適切ではなかったこと、また、完全なセンサー フュージョン パッケージに比べてよりシンプルな eCompass パッケージが存在することが考えられました。 AN4681 を入手できなかったのは特に残念です。これは非常に興味深く、役に立つ可能性もあるように思えました。 よろしくお願いします! エリック Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、エリックさん。 「eCompass ソフトウェア パッケージ」とは何のことですか? ダウンロード リンクは [ダウンロード] タブの下にあります。その名前は " XTRINSIC_FUSION_LIB_KINMCU " です。これは、Kinetis MCU 用の eCompass ライブラリのコピーをインストールする実行可能ファイルです。 磁気キャリブレーションアルゴリズムは、Sourcesフォルダのどこかにあり、その名前は「magnetic.c」です。そのパスは次のようになります。 INSTALLATION_PATH\Codewarrior\FRDM_KL46Z\Sources\magnetic.c 残念ながら、ご参照のアプリケーション ノートは現在入手できず、eCompass ファクトシートも古くなっています。ご不便をおかけして申し訳ございません。ただし、必要なドキュメントはすべて、「インストール パス」の「docs」フォルダにあります。 お役に立てれば幸いです。 -ジョシュ Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> はい、私はそのページを見つけました。そのページから私が言及した PDF を入手したのですが、私が知る限り、そのページのリンクのどれもが実際の eCompass ソフトウェア パッケージ (アプリケーション ノートを含む) のダウンロードにはつながりませんでした。一方、リンクの少なくとも 1 つはセンサー フュージョンのダウンロードにつながります。 おそらく私が鈍感なだけかもしれませんが、見つけることができません。ダウンロードできるのであれば、正しいダウンロードにたどり着くための正確な URL または正確なクリック順序が必要です。 よろしくお願いします! エリック Re: Looking for E-Compass software, AN4676, AN4681, etc. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、エリックさん。 eCompass ソフトウェアの Web ページは次のとおりです。 http://www.freescale.com/ecompass Sensor Fusion のホームページ: http://www.freescale.com/sensorfusion -ジョシュ
View full article
FXAS21002C 陀螺仪未通过自检 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 亲爱的同事们 在我们目前的项目中,我们计划使用 FXAS21002C 陀螺仪。印刷电路板是根据布局建议设计的,我们已经制造了几个原型。 但是,它们似乎都已失效,因为它们未通过X和Y轴的自检(值超出指定范围),并且尽管板在测试期间没有移动,但它会读取角度移动。Z 轴没问题,代码在围绕恩智浦的突破而构建的旧原型上运行良好。 会有什么问题呢? 此外,勘误文件FXAS21002CER指出,新的芯片修订版应解决 SPI 问题。如何确定新的修订?我们芯片的追溯日期代码为 FCSA。 谢谢! 亚当-海因里希 陀螺仪 Re: FXAS21002C gyro does not pass self-test <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Dobrý den Adame、 关于自测,我要求我们的设备组对此发表评论。 您或您的代理商可以下订单申请固定部件。它们没有特殊的 P/N,但 WW32'2015 对应的数据代码是 "DF"(xDFx)。WW33'2015 是 "DG",WW34 是 "DH "等。WW1'2016 则为 "EA"。如果您只需要一些样品,请告诉我,我可以直接提供。 S pozdravem、 托马斯 Re: FXAS21002C gyro does not pass self-test <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Dobrý den、 感谢您的快速回复。是的,它们超出了范围。精确的自检输出值为:X 489,Y 635(Z 为 16952,保持在指定范围内)。 我们如何从代理商那里订购固定芯片?新的 FXAS21002 是否有一些特殊的 P/N? Díky、 ADAM Re: FXAS21002C gyro does not pass self-test <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 亲爱的亚当 能否请您在此公布自检时得到的数值?是否超出了下图所示的指定范围? 陀螺仪偏移取决于温度、方向和加速度,其典型值为 ±50 LSBs @ ±2000 dps 范围: 零件标记中的"CS" 表示 2015 年第 19 周,因此您的旧零件存在 SPI 问题,详情见下文 FXAS21002CER. 顺祝商祺! 托马斯
View full article
Pressure sensors for low pressure (negative differential pressure/ underpressure) ? I am looking for a suitable pressure sensor for a project involving a gripping system for composites. With the help of a compressed air flow and the Coanda Effect a small vacuum is generated inside the gripper chamber. Therefore, a pressure sensor that is able to operate in the pressure range from -50kPa to 0( negative differential pressure), is needed. Along the Freescale line of products I was able to find the sensors MP3V5050V and MPXV5050VC6T1. The main difference between these two models that I was able to notice is the output range, is there any other differences that I should be aware of? However, I would like to have information about other suitable options. The two previous mentioned sensor are of the type gauge, are there any suitable ones of the type differential? Would you recommend gauge over differential? What are the main benefits of each type? Other features that the sensor should have are: -Temperature compensated - Conditioned output Signal ( Amplified Analog Output in Vdc or digital) -Operating Temperature Range of 0 to 50 C or above I thank you in advance for your time and support Pressure Sensors Re: Pressure sensors for low pressure (negative differential pressure/ underpressure) ? Hello Nicole, Thanks for using our community. The type of pressure sensor (gauge or differential) depends on the application. They’re basically the same device, both reads differential pressure. Differential pressure sensor measures the differential pressure between two pressurized chambers, that’s why those sensors had two hose connection ports (P1 & P2). Gauge pressure sensors measure the differential pressure between a pressurized chamber and atmospheric pressure. This kind of sensor only has one hose connection port (P1) and the second port (P2) is underneath the sensor, exposed to the atmospheric pressure. As per the description you wrote, I think you’d need a gauge pressure sensor, so that you can measure the generated vacuum inside the pressurized chamber using the atmospheric pressure as a reference. Please notice that differential pressure sensors can also be used as gauge pressure sensors by connecting the pressurized chamber into P1 and leave P2 exposed to the atmospheric pressure (when measuring positive pressure). In your case, since you’d measure _negative_ pressure you should connect P2 to the pressurized chamber and leave P1 open to the atmospheric pressure (P1 should ALWAYS be greater than P2). Hence, you’d have plenty of options here. You could use the sensor you mentioned or any differential pressure sensor that can measure 50kPa or more. There are no other differences between the devices you mentioned but the operating voltage, both of them are temperature compensated (0 to 80°C) and signal conditioned. Hope it helps! Regards, Josh
View full article
MPX5050 可以在海水中使用吗? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我正计划制造一个在海水中使用的皮托管式流体动态速度传感器。 我想了解一下你们的传感器系列: "MPX5050 Rev 11, 03/2010" 数据表中写道 "MPX5050/MPXV5050G可以在任何地方使用。 压力传感器 运行特性、内部可靠性和 鉴定测试使用干燥空气作为压力 媒体。干燥空气以外的介质可能会对以下设备产生不利影响 传感器性能和长期可靠性。联系 工厂了解有关 媒体兼容性 应用"。 因此,我的问题是:它在海水中能起作用吗? 压力传感器 Re: Can I use the MPX5050 in sea water? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,埃里克、 MPX5100DP 可用于您的应用,但请考虑以下信息。 一般来说,我们的压力传感器只能在清洁干燥的空气中使用。我们的媒体兼容性免责声明表明,我们的客户有责任确定其他环境中的媒体兼容性。我们敦促客户进行自己的内部评估和特性分析,以确定我们的设备是否适合在非清洁干燥空气环境中使用。 我们提供了一些应用笔记,为在液体环境中使用这些设备提供了一些想法: + AN1516 发布在此 URL 上,讨论液位控制:http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1516.pdf + AN1950 发布在此 URL 上,讨论水位监测:http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1950.pdf 模具上的凝胶涂层不应与湿气接触,因为潮湿时凝胶会膨胀,导致读数不可靠。凝胶必须保持完好无损,因为它可以保护模具的活性表面和线键不被氧化。 有些客户使用 P2 侧并抽真空,而不是在与非洁净干燥空气连接时对 P1 施加正压。P2 不包括凝胶,因此减少了一些媒体关注的问题,但并没有消除。一些客户使用的另一种方法是在 P1 表面填充硅脂,以保护模具和胶衣。还可以在传感器和介质之间设置物理屏障,以隔离传感器。 注油是在真空状态下进行的,以避免产生气泡。通常情况下,需要进行偏移校准,因为润滑脂会产生一些机械应力,可能会使偏移值发生偏移。 我们可以建议Gelest作为硅油脂的供应商: Gelest, Inc. 钢铁东路 11 号 宾夕法尼亚州莫里斯维尔 19067 (215)5 47-1015 http://www.gelest.com 同样,在任何不清洁的干燥空气环境中使用该设备都将导致保修失效。 通过添加硅油脂来修改设备时也是如此。 媒体兼容性免责声明: " 飞思卡尔已在选定的解决方案或环境中测试了介质容忍传感器设备,测试结果基于飞思卡尔选择的特定条件和程序。请客户注意,实际服务条件下的结果可能会有所不同。提醒客户,他们有责任确定传感器设备在其应用程序中的媒体兼容性以及可预见的应用程序的使用和滥用。" 祝您愉快, 何塞-雷耶斯 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
Using SEN-SPI-BOX + SEN-DSI3-ADAPTER to Validate DSI3 Slave – Is It Possible? Hello, I am currently preparing to validate a DSI3 slave device. Since the DSI3 protocol requires a master device for communication, I would like to confirm whether the following product combination can be used to act as a DSI3 master: SEN-SPI-BOX SEN-DSI3-ADAPTER Can this setup be used to validate a DSI3-compliant slave device? Also, I could not find a datasheet or detailed documentation for the SEN-DSI3-ADAPTER. Is there any official documentation or user guide available for this module? Thank you. SEN-SPI-BOX  Re: Using SEN-SPI-BOX + SEN-DSI3-ADAPTER to Validate DSI3 Slave – Is It Possible? Hello Choi, yes, the SEN-SPI-BOX + SEN-DSI3-ADAPTER combination is possible. Please refer to the UM11524.  I have attached the SEN-DSI3-ADAPTER schematic. Unfortunately we do not have any document for the SEN-DSI3-ADAPTER.  I apologize for inconvenience.  With Best Regards, Jozef
View full article
FXO8700 または FXAS21002 センサの両方を同じ PCB に配置すると、奇妙な問題が発生しました。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当社の製品は正常に動作しますが、製品のライト部分をデバイスの底部に置いた瞬間に動作が停止します。 スプリングアクションライトのクリック音が、センサの 1 つまたは両方を混乱させることが判明しました。クリックの強さはボールポイントのクリックと同様です。これらのセンサが搭載された PCB がそのようなクリックにさらされた瞬間、センサから出力されるデータは完全に破損し、破損したままになります。 強いクリック音がしないようにスプリングを曲げると、センサーは正常に動作し続けるため、小さなクリック音であることが確実です。 この現象はコミュニティの他のユーザーに知られていますか? このようなクリックの G フォース スパイクが何らかの形でセンサ内部のレジスタを混乱させる可能性はありますか? その他の条件では、両方のセンサは問題なく完璧に動作します。 よろしくお願いいたします。 ルード 加速度センサ ジャイロスコープ Re: We got a perculiar problem with a FXO8700 or FXAS21002 sensor both placed on the same PCB. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ルードさん。 あなたがおっしゃったように、これは非常に特殊な問題であり、これまで同様の問題を抱えている人から聞いたことはありません。 問題はクリックによるものであると確信しているとおっしゃっていますが、追加テストとして、センサをオンにする前にライトをクリックしてテストすることは可能ですか? または、点灯した部分をクリックした瞬間(通常のクリック)に、ショートなどの事象が発生する可能性はありますか? ちなみに、「点灯している部分をクリックする」とおっしゃっていましたが、何が起こっているのかよく分かりません。可能であれば、アプリケーションと問題を視覚化するために、画像や写真をいくつかいただけると助かります。 すてきな一日を、 ホセ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article