Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
视频 - iWave 的 Freescale i.MX 产品 - 概述 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Video: http://www.youtube.com/watch?v=gc_YFQ5v_w0 iWave Systems Technologies 是一家通过 ISO 9001:2008 认证的公司,成立于 1999 年,提供从概念到市场的产品工程服务。如今, iWave 已成为嵌入式系统领域的领先设计公司之一,主要专注于提供硬件、 FPGA和软件的特色服务,从而能够提供一站式交钥匙嵌入式解决方案。iWave 深耕该领域多年,在基于 ARM 架构的处理器平台上积累了丰富的专业知识,并为工业、汽车和医疗领域激动人心的嵌入式应用提供了强大的设计。作为微软认证的银牌合作伙伴,iWave 为客户提供Windows Embedded Compact BSP,以满足高端应用的需求。 iWave 一直是开发高度集成、高性能、低功耗和低成本系统模块 (SOM)和开发平台的创新者。公司利用SOM在最短的时间内以最优化的设计成本为客户设计和开发先进的尖端产品和解决方案。iWave 灵活的现场和离岸设计支持业务模式将使客户能够选择自己的交易方式。 通过与硅片供应商飞思卡尔合作,iWave 在其发展历程中参与了飞思卡尔设计的许多基于 ARM 的处理器的研究。iWave 系统提供基于飞思卡尔处理器的标准和专有 SOM,以满足创建创新型终端应用的市场需求。此外,对于每个模块,iWave 都提供了开发平台,以促进与板级支持包 (BSP) 相关的快速软件原型设计,特别是针对 Linux、Windows Embedded、Android、QNX、VxWorks 和 iTRON 操作系统。今天,我们将讨论 iWave 在基于飞思卡尔处理器的产品方面的专业知识。从最初的 Qseven 草案规范发布之日起,iWave Systems 就一直致力于基于飞思卡尔处理器的典型 Qseven 标准模块以及针对工业、汽车 IVI 和医疗应用的通用 Qseven 载板。 基于 i.MX 处理器的 Qseven SOM: iWave 已在基于飞思卡尔最新 i.MX6 处理器的 Qseven SOM上开展工作,该处理器具有 1GB DDR3 RAM、2MB SPI 闪存、4GB NAND 闪存和 4GB eMMC 闪存。它支持Linux、WEC7和Android操作系统。 iWave 的基于飞思卡尔 i.MX51 处理器的 Qseven SOM配备 128MB DDR2 SDRAM(可扩展至 512MB)、128MB NAND Flash,并支持 Linux、Android 和 WINCE 6.0。 此外,iWave 的 Qseven 专业知识涵盖提供高级开发平台,如 i.MX6 Qseven 开发套件和 i.MX51 Qseven 开发套件。iWave 的 Qseven 模块为许多移动和手持应用提供了最佳的成本和性能解决方案。此外,iWave 的 Qseven 模块为设计任何类型的嵌入式应用程序提供了广泛的特性和功能。iWave 的 Qseven 外形模块为产品设计的高端开发提供了快速串行接口,如 PCIe Express、SATA、USB 端口、HDMI 显示端口、千兆以太网等。 基于 i.MX 处理器的MXM 系统模块: iWave 推出的基于飞思卡尔最新 i.MX6 处理器的 MXM SOM 模块配备坚固耐用的 MXM 连接器,可提供载板接口来传输所有 I/O 信号。该模块配备 1GB DDR3 RAM、2MB SPI 闪存、4GB eMMC 闪存和 NAND 闪存。它支持 Linux 和 Android 操作系统。 iWave 还致力于开发基于飞思卡尔 i.MX53 处理器且符合汽车温度等级的MXM 系统模块。该模块配备 512MB DDR2 RAM、4GB eMMC Flash、16MB SPI NOR Flash,并支持 Linux、Android 和 WEC7 BSP。 这些 MXM 模块支持众多基本接口和多样化功能,并将主要重点放在汽车、工业和医疗领域,旨在实现卓越的性能。 基于 i.MX 处理器的单板计算机: 随着单板计算机 (SBC)的加入,iWave 中的飞思卡尔处理器家族变得更加强大。iWave 已经开发了基于各种飞思卡尔应用处理器(如 i.MX6、i.MX50 和 i.MX27)的 SBC。它们配备了嵌入式世界在单个板上所需的所有必要功能,并且可以随时在产品设计中部署。 iWave 的i.MX6 Pico ITX SBC尺寸仅为 10cm x 7.2cm,是业界最新的基于飞思卡尔 i.MX6 处理器的单板计算机,包括基于 ARM Cortex-A9 架构的单核、双核和四核系列。该产品是 iWave 的第 4 款基于 i.MX6 处理器的设计,配备 512MB DDR3 RAM、板载 MicroSD 插槽、标准 SD/SDIO 插槽、eMMC 支持、SPI 闪存等。它支持 Linux、Android 和 WEC7 BSP。 i.MX50 快速启动板 (QSB)是基于飞思卡尔 i.MX50 处理器的低成本开发平台,它集成了高性能 800MHz ARM Cortex-A8 处理器电子纸显示器 (EPD) 控制器和众多连接选项。 基于i.MX27/ARM9 处理器的 SBC 和开发平台可帮助开发人员在 Windows CE 6.0、Android 和 Linux 上创建应用程序原型。围绕这个平台,已经开发了大约15+个设计。 SBC 将所有标准接口集成到一块板中,提供超紧凑但高度集成的平台,可用于多个嵌入式 PC、系统和工业设计。 除了这些产品之外,iWave 还专门为系统工程和产品开发提供完整的交钥匙设计服务,包括为您的应用定制的所有硬件和软件。 iWave 已为多家客户提供了带有最终应用的完整定制解决方案,这些已完成的项目成功满足了他们的要求。iWave 的 i.MX SOM 模块/服务已经用于重点领域的各种应用。该公司已致力于许多完全集成的系统,如数字标牌、驾驶员控制台系统、心电图产品开发、汽车信息娱乐、工业人机界面、皮肤分析仪、视频电话、四显示系统等。 有关所有这些产品和服务的更多详细信息,请访问我们的网站www.iwavesystems.com或发送电子邮件至[email protected] .....谢谢!! 概述
查看全文
触控板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 描述 特性 结构框图 产品 文档 Demos 工具 描述 产品的用户界面是设计工程师需要解决的关键要素,以提供引人注目的用户体验。与传统按钮相比,触摸板、滑块和旋转器提供了更直观、有效的用户交互方式。而且,使用恩智浦触摸解决方案可以简化基于触摸的用户界面的设计。 触摸功能在消费市场,尤其是白色家电领域越来越受欢迎。KE15Z系列MCU提供触摸感应接口(TSI),通过感应电容变化来识别手指触摸。 特性 先进的EMC稳健性,通过IEC61000-4-6标准测试 支持自电容传感器和互电容传感器,最多支持36个触摸按键 每个触摸按键的 BOM 成本低,无需外部设备 可调节触摸感应分辨率和灵敏度,高性能防水应用 低功耗支持 结构框图 产品 类别名称1: MCU 产品网址 1 Arm Cortex-M0+ | Kinetis KE1xZ 32 位 5V MCU,带触摸界面 | NXP 产品描述 1 KE1xZ 包含一个强大的 TSI 模块,可为任何 HMI 系统提供高水平的稳定性和准确性。这些 MCU 支持高达 256 KB 的闪存、32 KB 的 RAM 以及一整套模拟/数字功能。 类别名称2: 无线连接 产品网址 1 Arm ® Cortex ® -M0+|Kinetis ® KW41Z 2.4 GHz 低功耗蓝牙 Thread Zigbee 无线电 MCU | NXP 产品描述 1 KW41Z 是真正的单芯片设计的理想解决方案,需要在低功耗蓝牙网络和基于 802.15.4 的网络(如 Thread 和 Zigbee)上进行并发通信。 文档 KE15Z TSI 低功耗应用开发: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5420.pdf Demos Kinetis KE15Z MCU 的触摸感应接口 工具 产品 链接 FRDM-KW41Z: 面向 Kinetis ® KW41Z/31Z/21Z MCU 的 Freedom 开发套件 FRDM-KW41Z | 支持蓝牙线程 Zigbee 的 Freedom 开发套件 | NXP FRDM-TOUCH:Freedom Board 触摸模块 FRDM-TOUCH|Freedom Board 触摸模块 | NXP 框图 工业控制 移动设备 智能家居
查看全文
A71CH - 常见问题解答 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本文收集了有关A71CH解决方案的常见问题 (FAQ) , NXP 的物联网安全 IC 支持“即插即用”物联网安全方法。 我该如何开始? 特性 支持包 订单详细信息 我该如何开始? 如何使用 A71CH 开始开发? 如何开始使用 i.MX6UltraLite? 如果我想将我的设备加入 Google Cloud IoT 核心,我该如何开始? 如果我想将我的设备加入 AWS IoT Core,该如何开始? 特性 哪些类型的凭证可以存储在 A71CH 中? 如何使用 A71CH 进行相互认证? 支持包 在哪里可以找到 A71CH 支持材料? A71CH 支持包包括什么? 订单详细信息 如何订购 A71CH Arduino 兼容开发套件? 如何订购 A71CH IC? A71CH
查看全文
HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Online update 標準的な状況では、S32DSの起動後に表示されたメッセージボックスをクリックして更新を開始できます。 このようなメッセージが表示されない場合は、S32DSインストールを手動で更新または更新することができます。メインメニューバーで、[ヘルプ] - > [S32DS 拡張機能と更新] をクリックします。 利用可能なアイテムから選択し、「インストール/アップデート」ボタンをクリックします オフライン更新   アップデート/パッチからアップデートパッケージをダウンロードします(S32DS 3.xの場合 - S32 Design Studio |NXP , ARM 用 S32DS - Arm® ベース MCU 用 S32 Design Studio IDE |NXP, for Power Architecture S32DS - S32 Design Studio IDE for Power Architecture based MCUs |NXPの)。 「Help -> S32DS Extensions and Updates」をクリックし、「Go to Preferences」を選択します。   [追加...] をクリックします。 [アーカイブ...] をクリックします。をクリックし、ダウンロードしたzipファイルを見つけて、[OK]をクリックします パッケージとアップデートを選択し、[インストール/アップデート]ボタンでインストールを開始します。 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> どうもありがとうございます 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello Leo, S32DS 2017.R1 は最新バージョンです。いくつかのバグが修正され、新しいバージョンのSDKもサポートされています。S32DS 1.2はかなり古いので、2017.R1を使用することをお勧めします。 よろしくお願いします。 Martin 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> お返事ありがとうございます。 そして、S32dsには2017R1とV1.2の2種類があることがわかりました。それらの違いは何ですか?S32DSはどんなタイプを使えばいいですか?(私はDEVKIT-MPC5744pを使用しています)。 前回はよろしくお願いいたします。 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello Leo, これらの更新プログラムは累積的であるため、最新の更新プログラムのみをインストールでき、以前のすべての更新プログラムもインストールされます。以下のリンクをクリックしてください。 https://community.nxp.com/docs/DOC-342355  よろしくお願いします。 Martin 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、私はここに来たばかりです。S32 DSのアップデートには、アップデート1からアップデート9まで、多くのバージョンがあることがわかりました。 すべてのアップデートをインストールすべきですか?それとも、最新のアップデートをインストールするだけですか?
查看全文
ov5642-mx6qsdp-stream.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX6Q-SDPは、ハードウェアCODECエンジンを使用してJPEGとしてエンコードされたOV5642パラレルカメラビデオをLinuxクライアントにストリーミングし、デコードして画面に表示するために使用されます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX6Q-SDPは、ハードウェアCODECエンジンを使用してJPEGとしてエンコードされたOV5642パラレルカメラビデオをLinuxクライアントにストリーミングし、デコードして画面に表示するために使用されます。 Re: ov5642-mx6qsdp-stream.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> OV5640カムレアにはそのようなPDFがありますか?ov5640を使用して、ストリーミングする方法を共有してください Re: ov5642-mx6qsdp-stream.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 素晴らしいドキュメントです! 過去に、ストリーマーに関連する別のものを作成しましたが、詳細度は低くなっています。ここにあります GStreamer iMX6 カメラ ストリーミング
查看全文
KW35 - OTAPクライアントソフトウェアを使用したKW35デバイスの再プログラミング はじめに このドキュメントでは、KW35 の OTAP (Over The Air Programming) ブートローダを使用して、新しいソフトウェア イメージを KW35 デバイスにロードするためのガイダンスを提供します。この記事では、チュートリアルで使用する SDK をダウンロードしてインストールするために必要な手順についても説明します。 ソフトウェア要件 IAR Embedded Workbench IDEまたはMCUXpresso IDE。 SDK MKW36A512xxx4 RC4以上 ハードウェア要件 MKW35A512xxx4デバイス。 OTAPソフトウェアの導入に使用されるKW35フラッシュメモリ KW35 フラッシュは、次のように分割されています。 2x256 KB プログラム フラッシュ (P-Flash) アレイを 2 KB セクタに分割し、フラッシュ アドレス範囲は 0x0000_0000 から 0x0007_FFFF です。     OTAPクライアントソフトウェアとその機能がどのように機能するかを理解するためのステートメントは次のとおりです。 OTAPクライアントソフトウェアは、OTAPブートローダーとOTAPクライアントサービスの2つの部分に分かれています。OTAPブートローダは、デバイスを再プログラムするための新しいイメージがすでにあるかどうかを確認します。OTAPクライアントサービスソフトウェアは、新しいイメージファイルを含むサーバーとの通信に必要なBluetooth LEカスタムサービスを提供します。したがって、テストを開始する前に、デバイスは 2 回プログラムされており、最初は OTAP ブートローダーを使用して、次に OTAP クライアント サービス プロジェクトを使用してプログラムされています。同じデバイスに 2 つの異なるソフトウェアがある場合に使用されるメカニズムは、それぞれを異なるメモリ領域に格納することであり、これはリンカ ファイルによって実装されます。KW35 デバイスでは、ブートローダー アプリケーションが 16KB のメモリ スロットを 0x0 アドレス (0x0 から 0x3FFF) に予約しているため、最初の P-Flash メモリ バンクの左メモリは、特に OTAP クライアント サービス アプリケーションによって予約されます。   クライアント デバイス用の新しいイメージ ファイルを作成するには、開発者は、最初のアドレスがブートローダー用に予約されているため、コードが 16KB のオフセットで保存されるようにリンカー ファイルに指定する必要があります。 接続イベントでは、サーバーはすべてのコードチャンクをBluetooth LE経由でクライアントに送信します。クライアントは 2 番目の P-Flash メモリ バンクにコードを保存しますが、まだ実行できません。   ブロードキャストが終了し、すべてのチャンクが送信されると、OTAPブートローダはこの状況を検出し、新しいアプリケーションでデバイスを再プログラムするコマンドをトリガーします。新しいアプリケーションが 16KB のオフセットでビルドされたため、OTAP ブートローダーは 0x3FFF アドレスから始まるデバイスをプログラムし、OTAP クライアント サービス アプリケーションは新しいイメージで上書きされます。次に、OTAPブートローダが新しいアプリケーションをトリガーし、コードの実行を開始します。   ソフトウェア開発キットのダウンロードとインストール MCUXpressoのWebページに移動します。 登録したアカウントでログインします。 「MKW36A」デバイスを検索します。次に、推奨されるプロセッサをクリックし、[MCUXpresso SDKのビルド]をクリックします。 次のページが表示されます。[ツールチェーン/IDE] コンボ ボックスで [すべてのツールチェーン] を選択し、パッケージを識別する名前を指定します。 「ソフトウェアコンポーネントの追加」をクリックし、コンボボックスをデプロイして「すべて選択」オプションをクリックします。変更を保存します。 「SDKのダウンロード」ボタンをクリックして、ライセンス契約に同意します。 MCUXpresso IDEを使用している場合は、「Installed SDK's」パースペクティブのSDKzipフォルダをドラッグアンドドロップしてパッケージをインストールします。 IAR Embedded Workbenchを使用してKW35デバイス用OTAPをテストするためのソフトウェアの準備   このセクションでは、KW35 で OTAP ソフトウェアをテストするために必要な手順について説明します。 KW35でOTAPブートローダーをプログラムします。 1.1 次のパスにあるOTAP_bootloaderプロジェクトを開きます。 \ボード\バーチャルボード-kw35\wireless_examples\framework\bootloader_otap\bm\iar\bootloader_otap_bm.eww 1.2プロジェクトをフラッシュします(Ctrl + D)。デバッグ セッションを停止します (Ctrl + Shift + D)。 OTAP クライアント アプリケーションを KW35 でプログラミングします。 2.1 以下のパスにあるOTAPクライアントプロジェクトを開きます。           \ボード\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\otac_att\freertos\iar\otac_att_freertos.eww 2.2 「4.1.AN12252「MKW36Z512xxx4からMKW35Z512xxx4への移行ガイド」 アプリケーションノートの「プロジェクトオプションと設定に必要な変更」セクション。   2.3 app_preinclude.hを開きますワークスペースのソースディレクトリの下にあるファイル。次に示すように、"gEepromType_d" 定義を見つけ、値を "gEepromDevice_InternalFlash_c" に更新します。   #define gEepromType_d gEepromDevice_InternalFlash_c‍‍‍‍‍   2.4 次の場所にある MKW35Z512xxx4_connectivity.icf ファイルを保存します。                 \middleware\wireless\framework_5.4.4\Common\devices\MKW35Z4\iar                 OTAP Client ATT プロジェクトのフォルダに移動します。                 \ボード\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\otac_att\freertos\iar   2.5 プロジェクトオプションウィンドウを開きます(Alt + F7)。[Linker/Config] ウィンドウで、リンカ パスの横にあるアイコンをクリックし、リンカ設定ファイル "MKW35Z512xxx4_connectivity.icf" を選択します。"gUseInternalStorageLink_d" フラグを 1 に設定します。     2.6プロジェクトオプションウィンドウの[OK]ボタンをクリックして、新しい構成を保存します。 2.7 プロジェクトをフラッシュします (Ctrl + D)。デバッグ セッションを停止します (Ctrl + Shift + D)。    MCUXpresso IDEを使用してKW35デバイスのOTAPをテストするためのソフトウェアの準備   このセクションでは、KW35 で OTAP ソフトウェアをテストするために必要な手順について説明します。 KW35でOTAPブートローダーをプログラムします。 1.1 MCUXpresso IDEを開きます。[Quickstart Panel] ビューの [Import SDK example(s)] オプションをクリックします。   1.2 virtual-board-kw35 SDKアイコンをクリックします。 1.3 wireless_examples\framework\bootloader_otapフォルダをデプロイし、bmプロジェクトを選択します。「完了」ボタンをクリックします。                                                                          1.4クイックスタートパネルで「デバッグ」オプションを選択します。プロジェクトがデバイスに既に読み込まれたら、デバッグ セッションを停止します。   2.OTAP クライアント アプリケーションを KW35 でプログラミングします。 2.1 MCUXpresso IDEを開きます。[Quickstart Panel] ビューの [Import SDK example(s)] オプションをクリックします。 2.2frdmkw36アイコンを2回クリックします。                                                                  2.3 例のテキストボックスに「otac_att」と入力し、wireless_examples\bluetooth\otac_att\freertos の freertos プロジェクトを選択します。最後に、[完了]ボタンをクリックします。     2.4 「5.1.アプリケーションノート「MKW36Z512xxx4からMKW35Z512xxx4への移行ガイド」AN12252の「プロジェクトオプションと設定に必要な変更」セクション。   2.5. ワークスペースのソースディレクトリの下にあるapp_preinclude.hファイルを開きます。次に示すように、"gEepromType_d" 定義を見つけ、値を "gEepromDevice_InternalFlash_c" に更新します。 #define gEepromType_d gEepromDevice_InternalFlash_c‍‍‍‍‍   2.6 次の場所にある MKW35Z512xxx4_connectivity.ld ファイルを保存します。                 \middleware\wireless\framework_5.4.4\Common\devices\MKW35Z4\gcc ワークスペースのソースフォルダーに移動します。     2.7 プロジェクト/プロパティウィンドウを開きます。次に、MCU Linker/Managed Linker Scriptパースペクティブに移動し、Linker Scriptの名前を「MKW35Z512xxx4_connectivity.ld」に編集します。     2.8 MCUリンカ/その他ビューに移動します。下のアイコンを押すと、新しいウィンドウが展開されます。「その他のオプション」ボックスに次の定義を追加します: --defsym=gUseInternalStorageLink_d=1。     2.9 プロジェクトオプションウィンドウの「適用して閉じる」ボタンをクリックして、新しい構成を保存します。 2.10 クイックスタートパネルで「デバッグ」オプションを選択します。プロジェクトがデバイスに既に読み込まれたら、デバッグ セッションを停止します。   IoT Toolbox アプリを使用した OTAP デモの実行 付録Aまたは付録Bの手順で作成したSレコードファイルをスマートフォンの既知の場所に保存します。 IoT Toolbox アプリを開き、OTAP デモを選択します。「スキャン」を押して、適切な広告主のスキャンを開始します。 KW35でPTB18で立ち下がりエッジを行い、広告を開始します。 作成したデバイスとの接続を作成します。 「開く」を押して、Sレコードファイルを検索します。 「アップロード」を押して転送を開始します。 転送が完了したら、ブートローダーが新しいイメージのプログラミングを完了するまで数秒待ちます。新しいアプリケーションが自動的に起動します。   付録A IAR Embedded Workbenchを使用したKW35クライアント用S-Recordイメージファイルの作成 SDK の OTAP ブートローダーを使用してプログラミングする接続プロジェクトを開きます。この例では、グルコース センサー プロジェクトを利用します。 \boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\glucose_s\freertos\iar\glucose_s_freertos.eww 「 4.1. AN12252「MKW36Z512xxx4からMKW35Z512xxx4への移行ガイド」の「 プロジェクトオプションと設定に必要な変更」セクション アプリケーションノート 。 次の場所にある MKW35Z512xxx4_connectivity.icf ファイルを保存します。 \middleware\wireless\framework_5.4.4\Common\devices\MKW35Z4\iar                 プロジェクトの包含フォルダ内。 \ボード\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\glucose_s\freertos\iar プロジェクトオプションウィンドウを開きます(Alt + F7)。[Linker/Config] ウィンドウで、[Linker path] の横にあるアイコンをクリックし、リンカ設定ファイル MKW35Z512xxx4_connectivity.icf を選択します。次に、「構成ファイルのシンボル定義」テキストボックスで「gUseBootloaderLink_d」マクロを有効にします。 「出力コンバーター」ウィンドウに移動します。「デフォルトを上書きする」チェックボックスの選択を解除し、「出力形式」コンボボックスを展開して、Motorola S-records形式を選択します。[OK]ボタンをクリックします。 プロジェクトをリビルドします。 次のパスで S レコード ファイルを検索します。 \ボード\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\glucose_s\freertos\iar\debug   付録B. MCUXpresso IDEを使用したKW35クライアント用のSレコードイメージファイルの作成 MCUXpresso IDE の OTAP ブートローダーを使用してプログラミングする接続プロジェクトを開きます この例では、グルコース センサー プロジェクトを使用します 「5.1.AN12252「MKW36Z512xxx4 から MKW35Z512xxx4 への移行ガイド」の「プロジェクト オプションと設定で必要な変更」セクション。 次の場所にある MKW35Z512xxx4_connectivity.ld ファイルを保存します。 \middleware\wireless\framework_5.4.4\Common\devices\MKW35Z4\gcc ワークスペースのソースフォルダーに移動します。 「プロジェクト/プロパティ」ウィンドウを開きます。次に、MCU Linker/Managed Linker Script パースペクティブに移動し、Linker Script の名前を "MKW35Z512xxx4_connectivity.ld" に編集します。 MCU リンカ/その他ビューに移動します。下のアイコンを押すと、新しいウィンドウが展開されます。「その他のオプション」ボックスに次の定義を追加します: --defsym=gUseBootloaderLink_d=1。「適用して閉じる」ボタンをクリックします。 プロジェクトをビルドします。 ワークスペースに "Binaries" アイコンをデプロイします。.axfファイル上でマウスの右ボタンをクリックします。「Binary Utilities/Create S-Record」オプションを選択します。S-Recordファイルは、ワークスペース内の「Debug」フォルダに拡張子「.s19」で保存されます。   BLEソフトウェア kW KW35 |36
查看全文
i.MX53 QSB Androidリカバリモード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ソフトウェアの更新と回復 上記に転載した情報は、Androidリリースパッケージに含まれているAndroidユーザーガイドR10.2からのものです。 次のように、/data パーティションと /cache パーティションをフォーマットしたり、更新スクリプトに基づいてソフトウェアを更新したり、リカバリモードを使用してソフトウェアを更新したりすることができます。 ~/myandroid ディレクトリに保存されていると想定されるすべての Android ソースコードを準備します。 USB 経由の ADB に備えます。ADB over USBに問題がないことを確認してください。USBケーブルが接続されています。詳細については、「 i.MX51 Android ADB over USB 」セクションを参照してください。 UARTをPCに接続し、端末を開いて印刷されたメッセージを確認します 手動でリカバリを入力します imx51_BBGボードの場合:       setenv bootargs_android_recovery 'setenv bootargs ${bootargs} init=/init root=/dev/mmcblk0p4 rootfs=ext4 di1_primary'       setenv bootcmd_android_recovery 'bootargs_base bootargs_android_recoveryを実行します。MMC は 0 ${loadaddr} 0x800 0x2000 を読み取ります。bootm'       bootcmd_android_recoveryを実行する imx53_SMDボードの場合:       setenv bootargs_android_recovery 'setenv bootargs ${bootargs} init=/init root=/dev/mmcblk0p4 rootfs=ext4'       setenv bootcmd_android_recovery 'bootargs_base bootargs_android_recoveryを実行します。MMC は 0 ${loadaddr} 0x800 0x2000 を読み取ります。bootm'       bootcmd_android_recoveryを実行する システムの起動が完了すると、次の画面が表示されます。 「MENU」、「HOME」、または「F1」(USBキーボード、開発者向け)」を押すと、次のようにテキストメニューに移動します。 キーパッドまたはキーボードの方向キーを使用して、必要なオプションを選択します。 sdcard:update.zipを適用し、次の例に示すように、update.zipからソフトウェアを更新できます。 このディレクトリを Android ソースコード myandroid/bootable/recovery/etc から ~/recovery などの一時的なディレクトリにコピーします。 cd ~/recovery を実行し、このディレクトリから init.rc を削除します。 ./META-INF/com/google/android/updater-script を編集します。必要なコマンドに従って。たとえば、/system パーティションをフォーマットし、update.zip を使用してシステム パーティションを更新するには、コンテンツ ディレクトリ全体をシステム パーティションにコピーすると、すべてのコマンドは ~/myandroid/bootable/recovery/update/install.c にあります。 zipパッケージに署名すると、すべての権限情報が失われるため、スクリプトで適切な権限を設定する必要があることに注意する必要があります。例は ./META-INF/com/google/android/updater-script にあります。 copy update-binary, copy out/target/product/YOU_PRODUCT/system/bin/updater to ~/recovery/META-INF/com/google/android/update-binary system というディレクトリを作成し、更新したいいくつかのファイルを ./system にコピーします。 res というディレクトリを作成して、システムの公開鍵を保存します。 fsl@fsl-デスクトップ:~/recovery$ mkdir res         fsl@fsl-desktop:~/recovery$ ~/myandroid/out/host/linux-x86/framework/dumpkey.jar ~/myandroid/build/target/product/security/testkey.x509.pem > res/keys zip コマンドを使用して、recovery.zip というパッケージを作成します fsl@fsl-desktop:~/recovery$zip recovery.zip -r ./META-INF。/制。/解像 度 recovery.zip は現在のディレクトリにあります。次に、次のようにrecovery.zipパッケージのデジタル署名を作成します。 fsl@fsl-デスクトップ:~/recovery$ cd ~/myandroid         fsl@fsl-デスクトップ:~/myandroid$ signapkを作る         fsl@fsl-デスクトップ:~/myandroid$ cd ~/recovery         fsl@fsl-desktop:~/recovery$ java -jar ~/myandroid/out/host/linux-x86/framework/signapk.jar -w ~/myandroid/build/target/product/security/testkey.x509.pem ~/myandroid/build/target/product/security/testkey.pk8 recovery.zip recovery_signed.zip recovery_signed.zip は現在のディレクトリにあります。ADBを使用してSDカードにコピーします fsl@fsl-desktop:~/recovery$ adb push recovery_signed.zip /sdcard/update.zip update.zipが完了し、update-script のコマンドに基づいてシステムが更新されます。LCDのエラーメッセージを確認します。 データをワイプ/工場出荷時の状態にリセットします。/data パーティションと /cache パーティションがフォーマットされます。 キャッシュパーティションをワイプします。/cache パーティションがフォーマットされます。 システムを再起動してください。 i.MX53
查看全文
S32 Design Studio 3.1 - 更新 2 现已发布! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />       产品发布公告 汽车微控制器和处理器 S32设计工作室3.1  Update 2          新增内容 适用于 S32S247TV EAR 0.8.1 的 S32 SDK - 安装在之前的 EAR 0.8.0 之上 这是一个累积更新 - 它包含之前更新的所有内容(更新 190508 、更新 190708 ) 此更新仅适用于 S32 Design Studio 3.1(请勿将其应用于 S32 Design Studio 3.2 或更高版本) 安装说明 此更新仅可通过 离线安装(直接下载链接) 离线 安装:  转到 S32 Design Studio 产品页面 -> 下载部分或使用 直接链接下载更新存档 zip 文件 启动 S32 Design Studio,然后转到"Help" → "S32DS Extensions and Updates" 添加新的“添加..”S32DS软件站点并浏览选择上一步下载的更新存档.zip文件 从可用项目中选择并单击“安装/更新”按钮。 此时将启动更新安装过程。
查看全文
Lauterbachデバッガ用MPC57xx FCCUユーティリティ・スクリプト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このドキュメントでは、MPC57xxデバイスのローターバッハFCCU(障害収集および制御ユニット)周辺拡張の使用方法について説明します。 この拡張機能を効果的に使用するためには、FCCUの仕組みに関する深い知識を持っていることが期待されます。 このスクリプト ツールは、Lauterbach デバッガー用の 136 のスクリプトで構成されています。 これは、ユーザーがリファレンスマニュアルを必要とせずにマイクロを迅速にデバッグするのに役立ちます。 ユーザーが使用できるウィンドウの例を次に示します(詳細な説明はユーザーガイドに記載されています)。 Re:ラウターバッハデバッハのMPC57xx FCCUユーティリティスクリプト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, これは s32v では使用できません。 ピーター Re:ラウターバッハデバッハのMPC57xx FCCUユーティリティスクリプト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これはs32vに役立ちますか?トムブラウン・ジャスティンジー Re:ラウターバッハデバッハのMPC57xx FCCUユーティリティスクリプト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スクリプトに問題がある場合は、以下にコメントしてください。
查看全文
转换 Keras 模型以供 eIQ 使用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP BSP 目前不支持直接在 i.MX 上运行 Keras 应用程序。使用此方法的客户必须将他们的 Keras 模型转换为 eIQ 中支持的推理引擎之一。在本文中,我们将介绍如何将 Keras 模型 (.h5) 转换为 TfLite 模型 (.tflite)。 使用相同的 eIQ TfLite 支持版本安装 TensorFlow(您可以在 Linux 用户指南中找到此信息)。对于 L4.19.35_1.0.0,TfLite 版本是 v1.12.0。 $ pip3 安装 tensorflow==1.12.0 在python3环境中运行以下命令将.h5转换模型到 .tflite模型: >>> 从 tensorflow.contrib 导入 lite >>> 转换器 = lite.TFLiteConverter.from_keras_model_file('model.h5')#模型的路径  >>> tfmodel = 转换器.convert() >>> 打开(“模型.tflite”,写入(tfmodel) 该模型可由 eIQ 中的 TfLite 推理引擎部署和使用。 i.MX 8 回复:转换 Keras 模型以供 eIQ 使用 执行以下命令,将 Keras mobilenet.h5模型转换为mobilenet.tflite模型: eiq-converter --plugin eiq-converter-tflite mobilenet.h5 mobilenet.tflite
查看全文
示例 MPC5777M-DPM-PLL-200MHz GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 如果用户希望 GHS 初始化所有核心,则需要定义 * 预处理器符号:init_cores * 但是在这个例子中,核心是从函数初始化的:Core_Boot(); * 本例演示如何初始化时钟模块并激活core0、core1和core0锁步核心。 * ------------------------------------------------------------------------------ * Test HW:  MPC57xx EVB * Maskset:  0N78H * 目标:internal_FLASH * 系统频率:200 MHz PLL * ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2016年2月8日 b21190(Vlna Peter)初始版本 1.1 2016 年 2 月 9 日 b21190(Vlna Peter)添加了 Core_Boot() 函数 *******************************************************************************/ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 如果用户希望 GHS 初始化所有核心,则需要定义 * 预处理器符号:init_cores * 但是在这个例子中,核心是从函数初始化的:Core_Boot(); * 本例演示如何初始化时钟模块并激活core0、core1和core0锁步核心。 * ------------------------------------------------------------------------------ * Test HW:  MPC57xx EVB * Maskset:  0N78H * 目标:internal_FLASH * 系统频率:200 MHz PLL * ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2016年2月8日 b21190(Vlna Peter)初始版本 1.1 2016 年 2 月 9 日 b21190(Vlna Peter)添加了 Core_Boot() 函数 *******************************************************************************/ 概述
查看全文
FRDM33771(2)BATT-14AAAPACKとBATT-14AAAPACKの負荷抵抗を備えたMC3377x EvalGUIでのBSPIEVB電流測定イネーブル <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このFRDM33772BSPIEVBは6チャンネルとして機能し、パッシブセルバランシングを備えた14チャンネルバッテリーセルコントローラーとしてFRDM33771BSPIVB機能します。FRDM-KL25Z評価ボードは、SPIインターフェースを介してFRDM3377xBSPIEVBおよびコンピュータと通信するために使用されます。FRDM33772BSPIEVB用6セルバッテリーエミュレーター「BATT-6EMULATOR」、FRDM33771BSPIVB用14セルバッテリーエミュレーター「BATT-14EMULATOR」、またはどちらか用のバッテリーパック「BATT-14AAAPACK」と合わせて、お客様の開発・評価をサポートします。ステータスの読み取りと設定には、MC3377x EvalGUIを使用します。 図 1.FRDM33771SPI評価ボード 図 2.BATT-14AAAPACKバッテリーパック 図 3.BATT-14EMULATORがEVB MC33771供給 MC3377x EvalGUI グラフィック・ユーザー・インターフェイス MC3377x EvalGUI は、MC3377x セル・コントローラの評価に使用することを目的としています。 図 4.MC3377x 評価版 GUI バージョン 4.02 ハードウェアのセットアップ GUI は、2 つのタイプの BMS アーキテクチャをサポートします。中央、1 つのクラスターのみ、および分散 (最大 15 クラスター)。セントラルBMSアーキテクチャでは、MC33771 EVBまたはMC33772 EVBをFRDM-KL25Zボードの上にスタックする必要があります。バッテリーエミュレーターの1つまたはバッテリーパックは、34ピンセルコネクタを介して接続されています。分散型BMSアーキテクチャでは、FRDM-KL25Zの上にスタックされたMC33664評価ボードが使用されます。MC3377x評価ボードは、ツイストペアTPLバスを介してMC33664 EVBに接続されています。コンピュータへの接続は、FRDM-KL25ZのOpenSDAポートとコンピュータ側のUSBを介して行われます。 図 5.FRDM-KL25ZおよびBATT-14AAAPACKの上にスタックされたFRDM-33771SPIEVBは、中央のBMSアーキテクチャとして接続されています ハードウェアのセットアップが完了したら、MC3377x EvalGUI を起動し、MC33771/772 Evaluation GUI ドキュメントの 初期設定 の指示に従います。アクセスするには、info->Open docu in MC33771/772 Evaluation GUIをクリックしてください。 図 6.MC33771/772評価GUIドキュメントへのアクセス 初期設定が完了すると、各バッテリーセルの電圧読み取りと、直列に接続されているすべてのバッテリーの全体的な電圧が有効になります。ただし、電流測定はデフォルトでは無効になっています。 図 7.電流測定を無効にした状態でのバッテリーセル測定 電流測定を有効にするには、クラスタ ビューで SYS_CFG1 レジスタの Bit9 (IMeasEn) をロジック 1 に設定します。フィールドが濃い緑色から明るい緑色に変わり、現在の測定が有効になります。 図 8.電流測定の有効化 図 9.電流測定が有効 GUIの電流はmVで表示され、消費電流を計算する必要があります。シャント抵抗はRshunt = 100mΩで、測定された電圧は1.243mVであるため、この場合の消費電流はI = Ushunt / Rshunt = 12.43mAです。シャント抵抗は、電圧が+/-150mVを超えないように選択する必要があります。電圧は、MC3377xコントローラのSENSE_PピンとSENSE_Nピンで検出されます。 図 10.BATT-1AAAPACKのシャント抵抗R14 また、バッテリーパック内の抵抗器を負荷として使用することも可能です。抵抗は実装されていません。推奨値は1kΩ、3W、SMT 2512です。抵抗器はSW3スイッチで接続および切断できます。 図 11.推奨負荷抵抗R7、トグルスイッチSW3
查看全文
IMX51でI2Sをスレーブモードからマスターモードに変更する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 現在、SSI は FSL デフォルト リリース BSP で I2S スレーブ モードに設定されています。 マスターモードに設定する方法のコードを添付しました。 i.MX51 Windows
查看全文
i.MX8Mオーディオシステムの使い方 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP i.MX 8Mは、民生用家庭用オーディオから産業用ビルオートメーション、モバイルコンピュータまで、業界をリードするオーディオ、音声、ビデオ処理を提供します。 i.MX 8M Quadは、以下に示す複数のオーディオインターフェイスをサポートしています。 一般的なオーディオ入出力機能に加えて、オーディオインターフェイスは次の機能をサポートします。 - SAI-1は、384KHz/32ビットで最大16チャンネルのTX(8レーン)と16チャンネルのRX(8レーン)をサポートします。 - SAI-5は、384KHz / 32ビットで最大8チャンネルのTX(4レーン)と8チャンネルのRX(4レーン)をサポートします。 - SAI-2/3/6は、384KHz/32ビットで最大2チャンネルTX(1レーン)と2チャンネルRX(1レーン)をサポートします。 - SAI-2/3/6は、384KHz/32ビットで最大2チャンネルTX(1レーン)および2チャンネルRX(1レーン)をサポートします。 - SAI-1は、一般的なオーディオDACのPCMとDSD操作間のグルーレス切り替えをサポートします - SPDIF-1/2は、すべての入力ビットをオーディオバッファに保存できるRAWキャプチャモードをサポートしています SAI-1/2/3/5/6 と SPDIF-1 は、IOMUX を介してチップ上の GPIO パッドを共有します。オーディオインターフェースがサポートする一般的な使用例を次の表に示します(他にも多くの設定が可能です)。番号は、サポートされているデータレーンです。 各 SAI モジュールの MCLK ピンは、入力または出力として構成できます。出力として構成されている場合、CCM からのSAI_CLK_ROOTはパッド出力にルーティングされます。入力として構成すると、パッドへの外部入力は SAI にルーティングされます。MCLKは、SAIのマスタークロックとして使用できます。次の図は、SAI1を例に、両方の入力/出力オプションを示しています。 各 SAI モジュールは、最大 3 つのマスター クロック入力をサポートします。各 SAI 内の TX および RX サブモジュールは、クロック入力の 1 つをマスター クロックとして個別に選択できます。これにより、1 つの SAI の TX と RX を異なるクロック ソースから実行できます。マスタークロック入力には、次のオプションがあります。 -サイ。MCLK[1]は、CCMまたはSAIのSAI_CLK_ROOTから選択できます。IOMUXのMCLK。これは、SAI が CCM または IO パッドからの独自のクロック ソースのみを使用する、最も簡単なクロック ルーティングです。 -サイ。MCLK[2] は、次のクロック ソースから選択できます。 CCMからのSAI_CLK_ROOTのいずれか。 SAIのいずれか。IOMUXのMCLK。 SPIDFからの他のクロックソース。 -サイ。MCLK[3] には、SAI とまったく同じクロック ソース オプションがあります。MCLK[2]。これにより、TX と RX の両方が、相互に依存することなくすべてのオプションにアクセスできます。 SAI のマスター クロックのクロック オプションは、SAI-1 を例に図に示しています。 MCLK[1]のオプションは、MCLK[2]とMCLK[3]でも利用可能です。このオプションを保持する理由は、i.MX6/i.MX7 プロセッサと同様の SAI クロック構造を提供するためです。マスタークロックのMUXの構成は、IOMUXC_GPRレジスタによって制御されます。クロックの不具合を避けるために、SAI クロックを有効にする前に設定する必要があります。 注 : これらの MUX オン クロックは設計中に欠落するため、シリコンでの実際のインプリメンテーションは次の図に示すように簡略化されます。 すべての SAI インスタンスと SPDIF インスタンスは SDMA をサポートしています。オーディオデータレートを満たすために、2つのSDMAモジュールが使用されます。 SAI-2/3 と SPDIF-1/2 は高いデータスループットを必要としないため、UART/SPI などの他のペリフェラルと共有される SDMA-1 に割り当てられます。SAI-1/4/5/6は、高いサンプルレートとマルチチャンネルオーディオをサポートする必要があり、オーディオ専用のSDMAエンジンであるSDMA-2に割り当てられています。SDMA-2 の周波数は、十分なスループットを確保するために、133/66 ではなく 500/250 に増加しています。 SWがオーディオDMAの進行状況を追跡できるようにするために、SAIモジュールのTX_SYNCとRX_SYNCは外部クロック入力としてGPTにルーティングされます。合計6つのSAIモジュールがあるため、GPTに接続するときにこれらの信号は多重化されます。 - GPT-4/5/6外部クロック入力は、任意の6つのSAIモジュールのTX_SYNCまたはRX_SYNCから選択できます。 - マルチプレクサ選択はレジスタによって制御されIOMUXC_GPR。 - GPT-4/5/6 の MUX セレクト レジスタは、互いに完全に独立しています。 Re:i.MX8Mオーディオシステムの使用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ありがとうシャオコンフー
查看全文
i.MX 6DQ Reference Manual (IMX6DQRM R2, Part 1) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは、2014年6月に公開された現在公開されている i.MX 6DQリファレンスマニュアル、リビジョン2のコピーです。これはパート 1/2 で、最初の 43 章が含まれています。パート2はこちら: i.MX 6DQリファレンスマニュアル(IMX6DQRM R2、パート2) このドキュメントは、コミュニティのコメントを入力するために使用します。このリファレンスマニュアルにインラインコメントを自由に追加してください。さらに情報が必要な場所や、既存の情報が正しくない場所を指摘できます。また、デバイスでのエクスペリエンスに基づいて、ドキュメント内の既存の情報を拡張した情報をコメントに入力することもできます。段落やセクションでより多くの情報が必要であることを指摘している場合は、「より多くの情報が必要」ではなく、非常に具体的にしてください。このマニュアルへのあなたのコメントは、他のメンバーを助け、このドキュメントおよび将来のドキュメントの改善を促進する可能性があります。 注: ドキュメント ビューアは、指定したページに直接移動することをサポートしていません。一度に 1 ページずつ手動でページングする代わりに、「リセットの種類」などのページ上の文字列を検索したり、 インライン コメントにリストされている章リンクに移動したりできます。これを行うには、ドキュメントビューの下のコメントにページダウンし、[インラインコメント]を選択し、コメントを「ページ」で並べ替えてから、表示する章を選択します。このマニュアルは、ダウンロードして最寄りのAdobe Readerで表示することで、より簡単に使用できる場合があります。 次に、このレビューコピーに追加するコメント/質問がある場合は、上記のように章に移動し、コメントを追加するテキストを検索します。 これにより、そのページに最速で移動します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは、2014年6月に公開された現在公開されている i.MX 6DQリファレンスマニュアル、リビジョン2のコピーです。これはパート 1/2 で、最初の 43 章が含まれています。パート2はこちら: i.MX 6DQリファレンスマニュアル(IMX6DQRM R2、パート2) このドキュメントは、コミュニティのコメントを入力するために使用します。このリファレンスマニュアルにインラインコメントを自由に追加してください。さらに情報が必要な場所や、既存の情報が正しくない場所を指摘できます。また、デバイスでのエクスペリエンスに基づいて、ドキュメント内の既存の情報を拡張した情報をコメントに入力することもできます。段落やセクションでより多くの情報が必要であることを指摘している場合は、「より多くの情報が必要」ではなく、非常に具体的にしてください。このマニュアルへのあなたのコメントは、他のメンバーを助け、このドキュメントおよび将来のドキュメントの改善を促進する可能性があります。 注: ドキュメント ビューアは、指定したページに直接移動することをサポートしていません。一度に 1 ページずつ手動でページングする代わりに、「リセットの種類」などのページ上の文字列を検索したり、 インライン コメントにリストされている章リンクに移動したりできます。これを行うには、ドキュメントビューの下のコメントにページダウンし、[インラインコメント]を選択し、コメントを「ページ」で並べ替えてから、表示する章を選択します。このマニュアルは、ダウンロードして最寄りのAdobe Readerで表示することで、より簡単に使用できる場合があります。 次に、このレビューコピーに追加するコメント/質問がある場合は、上記のように章に移動し、コメントを追加するテキストを検索します。 これにより、そのページに最速で移動します。 Re: i.MX 6DQ Reference Manual (IMX6DQRM R2, Part 1) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 上の「インラインコメント」リンクをクリックして、各章へのリンクを確認してください。 チャプターの順序: 第1章:はじめに 第2章:メモリマップ 第 3 章 割り込みと DMA イベント 第4章:外部信号とピン多重化 第5章:ヒューズマップ 第6章:外部メモリコントローラ 第 7 章 : システム デバッグ 第8章:システムブート 第9章:マルチメディア 第10章:クロックと電源管理 第11章:システムセキュリティ 第 12 章: ARM Cortex A9 MPCore プラットフォーム (ARM) 第 13 章: AHB から IP へのブリッジ (AIPSTZ) 第 14 章: DMA を使用した AHB-to-APBH ブリッジ (APBH-Bridge-DMA) 第15章:非同期サンプルレートコンバータ(ASRC) 第16章:デジタルオーディオマルチプレクサ(AUDMUX) 第17章:40ビット訂正ECCアクセラレータ(BCH) 第18章:クロックコントローラモジュール(CCM) 第19章:MIPI CSIからIPUへのガスケット(CSI2IPU) 第 20 章 : 表示コンテンツ整合性チェッカー (DCIC) 第21章:拡張設定可能SPI(ECSPI) 第 22 章: 外部インターフェース・モジュール (EIM) 第 23 章:10/100/1000 Mbps イーサネット MAC(ENET) 第24章:拡張周期割り込みタイマ(EPIT) 第 25 章: 拡張シリアル オーディオ インターフェイス (ESAI) 第 26 章 フレキシブル コントローラ エリア ネットワーク (FLEXCAN) 第27章:汎用パワーコントローラー(GPC) 第28章:汎用入出力(GPIO) 第 29 章 : 汎用メディア インターフェイス (GPMI) 第30章:汎用タイマー(GPT) 第31章:2Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU2D) 第32章:3Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU3D) 第33章:HDMIトランスミッター(HDMI) 第34章:HDMI 3D Tx PHY(HDMI_PHY) 第35章:I2Cコントローラー(I2C) 第 36 章 IOMUX コントローラ (IOMUXC) 第37章 画像処理ユニット(IPU) 第38章:キーパッドポート(KPP) 第39章:LVDSディスプレイブリッジ(LDB) 第40章:MIPI - カメラシリアルインターフェースホストコントローラー(MIPI_CSI) 第41章:MIPI DSIホストコントローラー(MIPI_DSI) 第 42 章: MIPI HSI ホスト コントローラー (MIPI_HSI) 第43章:MediaLB(MLB) 第44章:マルチモードDDRコントローラ(MMDC) 第45章 ネットワーク相互接続バスシステム(NIC-301) 第46章 オンチップOTPコントローラ(OCOTP_CTRL) 第47章 オンチップRAMメモリコントローラ(OCRAM) 第 48 章: PCI Express (PCIe) 第49章:PCI Express PHY(PCIe_PHY) 第50章 パワーマネジメントユニット(PMU) 第51章 パルス幅変調(PWM) 第52章 : パッチ付きROMコントローラ(ROMC) 第53章 シリアル先端技術アタッチメントコントローラ(SATA) 第54章 シリアル先端技術アタッチメントPHY(SATA PHY) 第55章:スマートダイレクトメモリアクセスコントローラ(SDMA) 第56章 : システムJTAGコントローラ(SJC) 第57章 セキュア不揮発性ストレージ(SNVS) 第58章:共有ペリフェラル・バス・アービター(SPBA) 第59章:ソニー/フィリップスデジタルインターフェース(SPDIF) 第 60 章 : システム リセット コントローラ (SRC) 第61章 同期シリアルインタフェース(SSI) 第62章 温度モニター(TEMPMON) 第 63 章: TrustZone アドレス空間コントローラ (TZASC) 第64章:ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッター(UART) 第65章:ユニバーサルシリアルバスコントローラ(USB) 第66章 ユニバーサルシリアルバス2.0統合PHY(USB-PHY) 第67章:ウルトラセキュアデジタルホストコントローラー(uSDHC) 第68章:ビデオデータオーダーアダプター(VDOA) 第69章:ビデオプロセッシングユニット(VPU) 第70章:ウォッチドッグタイマー(WDOG) 第71章:水晶発振器(XTALOSC) タイトルの順序: 10/100/1000 Mbps イーサネット MAC(ENET):第 23 章 2Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU2D):第31章 3Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU3D):第32章 40ビット訂正ECCアクセラレータ(BCH):第17章 AHB から IP へのブリッジ (AIPSTZ): 第 13 章 DMA を使用した AHB-to-APBH ブリッジ (APBH-Bridge-DMA): 第 14 章 ARM Cortex A9 MPCoreプラットフォーム(ARM):第12章 非同期サンプルレートコンバータ(ASRC):第15章 クロックとパワーマネジメント:第10章 クロックコントローラモジュール(CCM):第18章 水晶発振器(XTALOSC):第71章 デジタルオーディオマルチプレクサ(AUDMUX):第16章 ディスプレイ コンテンツ整合性チェッカー (DCIC): 第 20 章 拡張コンフィギュラブルSPI(ECSPI):第21章 拡張周期割り込みタイマ(EPIT):第24章 拡張シリアルオーディオインターフェース(ESAI):第25章 外部インターフェース・モジュール (EIM): 第 22 章 外部メモリコントローラ:第6章 外部信号とピン多重化:第4章 フレキシブル コントローラ エリア ネットワーク (FLEXCAN): 第 26 章 Fusemap: 第5章 汎用パワーコントローラー(GPC):第27章 汎用入出力 (GPIO): 第 28 章 汎用メディア・インタフェース (GPMI): 第 29 章 汎用タイマー(GPT):第30章 HDMI 3D Tx PHY(HDMI_PHY):第34章 HDMIトランスミッター(HDMI):第33章 I2Cコントローラー(I2C):第35章 画像処理ユニット(IPU):第37章 割り込みと DMA イベント : 第 3 章 イントロダクション:第1章 IOMUXコントローラー(IOMUXC):第36章 キーパッドポート(KPP):第38章 LVDSディスプレイブリッジ(LDB):第39章 MediaLB(MLB):第43章 メモリーマップ:第2章 MIPI - カメラシリアルインターフェースホストコントローラ(MIPI_CSI):第40章 MIPI CSIからIPUへのガスケット(CSI2IPU):第19章 MIPI DSI ホストコントローラー (MIPI_DSI): 第 41 章 MIPI HSI ホスト コントローラー (MIPI_HSI): 第 42 章 マルチモードDDRコントローラー(MMDC):第44章 マルチメディア:第9章 ネットワーク相互接続バスシステム(NIC-301):第45章 オンチップOTPコントローラ(OCOTP_CTRL):第46章 オンチップRAMメモリコントローラ(OCRAM):第47章 PCI Express(PCIe):第48章 PCI Express PHY (PCIe_PHY): 第 49 章 パワーマネジメントユニット(PMU):第50章 パルス幅変調(PWM):第51章 パッチ付きROMコントローラ(ROMC):第52章 セキュア不揮発性ストレージ(SNVS):第57章 Serial Advanced Technology Attachment Controller(SATA):第53章 Serial Advanced Technology Attachment PHY(SATA PHY):第54章 Shared Peripheral Bus Arbiter (SPBA): 第 58 章 スマート・ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラー(SDMA):第55章 ソニー/フィリップスデジタルインターフェース(SPDIF):第59章 同期シリアルインターフェース(SSI):第61章 システムブート:第8章 システムデバッグ:第7章 システムJTAGコントローラー(SJC):第56章 システムリセットコントローラー(SRC):第60章 システムセキュリティ: 第 11 章 温度モニター(TEMPMON):第62章 TrustZone アドレス空間コントローラー (TZASC): 第 63 章 Ultra Secured Digital Host Controller(uSDHC):第67章 ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッター(UART):第64章 ユニバーサルシリアルバス2.0統合PHY(USB-PHY):第66章 ユニバーサルシリアルバスコントローラ(USB):第65章 ビデオデータオーダーアダプタ(VDOA):第68章 ビデオ処理ユニット(VPU):第69章 ウォッチドッグタイマー(WDOG):第70章
查看全文
恩智浦杯 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 欢迎参加恩智浦杯!以下页面旨在向学生介绍机器人概念和恩智浦杯车的组件。微控制器编程具有挑战性,这里的内容旨在促进成为一名成功的嵌入式程序员的过程。 一般信息 市场平台 我们的全球赞助商提供的特别优惠 恩智浦杯的历史 哪里可以买到赛道? Mathworks 对 NXP 杯的支持 赛道信息 社区创建的配件 FAQ's 组装说明 Keil 软件优惠 规则 相机规定 团队技术报告 硬件概念 嵌入式系统概念 实际使用(实用) 行扫描摄像头 MCU 101教程 Kinetis FRDM-KL25Z Servo Motor Eli Hughes 教授的 NXP Cup 相关视频系列 https://community.nxp.com/docs/DOC-1096 驱动(直流)电机 MathWorks 在 NXP Cup Car 上使用广角镜头的基本模型NXP Cup 技术报告 https://community.nxp.com/docs/DOC-1283 电机驱动器(H桥) https://community.nxp.com/docs/DOC-1057 电池 NXP 杯套件和替换零件的新供应地点,可实现全球交付: www.landzo.com CCD sensor: http://www.landzo.com/?product-52.html CCD camera: http://www.landzo.com/?product-51.html Power Motor control unit: http://www.landzo.com/?product-50.html 不带电子设备的车载套件: http://www.landzo.com/?product-49.html 如有任何疑问或问题,请联系 Bella,邮箱:汪瑞 < [email protected] > 与您所在地区的团队联系! 巴西 EMEA 马来西亚 墨西哥 北美洲 中国台湾 飞思卡尔杯内容
查看全文
TRK-MPC5606B I2C 与 PCA24S08 CW210 通信示例 此示例展示了与 NXP PCA24S08 内存的 I2C 通信。 使用简单的MPC5xxx I2C驱动程序, 请参阅 https://community.freescale.com/docs/DOC-330972 上的驱动程序代码/说明 。   EVB连接: P1.11-A[10].. I2C0 SDA P1.12-A[11].. I2C0 时钟源   ------------------------------------------------------------------------------ 测试硬件:TRK-MPC5606B Maskset:  0N13E 目标:RAM、Flash 航站楼:115200, 8N1 Fsys:RUN0 中的 64 MHz PLL 带有 8 MHz 晶振参考。     PC终端显示此信息...       您可以看到特定条件下的以下 I2C 总线信号…… 将字节“H”写入地址0x28 读取地址0x28的内容   将字符串“Hello world!”写入地址 0x152     从内存地址 0x150 读取页面(16 字节)
查看全文
MIFARE®スマートシティデモ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo スマートシティでは、さまざまなエリアをタッチ(またはWebバージョンではマウスクリック)することで選択できます。 市街地を入力すると、さまざまなアプリケーションが表示されますが、タッチすると、商品の説明または短いムービーのいずれかを入力して表示することができます-ムービーが停止すると、何らかのインタラクションが要求されます-カードをリーダーにタップすると、ムービーが進行します。 カード/タグはいつでもカードに配置でき、ユーザーはカードに関する情報を取得できます。 NFC対応のAndroidスマートフォンを介して、追加のアプリケーションをMIFARE DESFireカードにダウンロードできます。例えば、メトロの追加ライドはダウンロードすることができます。 特長: MIFARE DESFire EV2 ISO/IEC 14443 A 1-4 および ISO/IEC 7816 準拠 2/4/8KバイトのEEPROM、高速プログラミング NFCタグType 4準拠 セキュアで高速なコマンドセット MIsmartAppは、マスターキーを共有することなく、アプリケーションにアプリケーションスペースを付与します 無制限のアプリケーション数と柔軟なファイル構造 デモでは、主要なアプリケーションを示しています。 先進的な公共交通機関 アクセス管理 クローズドループマイクロペイメント カンプスカードと学生証 ロイヤリティプログラム _______________________________________________________________________________________________________ 注目のNXP製品: MIFARE DESFire|NXPの MIFAREウルトラライト|NXPの ICODE|NXP NTAG|NXP https://nxp-rfid.com/ _______________________________________________________________________________________________________ 外部リンク: MIFARE MIFAREの歴史 デモウェブ版 _______________________________________________________________________________________________________ スマートシティ
查看全文
使用 Ubuntu 在 i.MX8MM 上运行 Docker <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
查看全文
补丁使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 根据EHSET_v1.01.pdf描述( http://testusb.com/EHHS.html ),USB物理认证测试有两个方面。一种测试情况是PC作为USB主机运行USB-IF HSET实用程序来测试目标板作为USB设备;另一种情况是目标板作为USB主机向测试夹具发起测试信号。 所支持的测试模式的原理是基于主机枚举过程中的 Vid/Pid 对。 应用附加的补丁(我使用 r13.4.1 kernel_imx 树),然后在内核配置中启用“FSL_USB_TEST_MODE”,重建 uImage 以获取测试模式支持内核。 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好张霞, 我打的是kernel3.10.53中的补丁。但是内核一直打印“处于测试模式,但单步执行失败”。 你能给一些建议吗? 顺祝商祺! 乔治 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, 如何在内核 4.1.15 上将 iMx6dl USB 设置为测试模式(主机)? 上述寄存器设置在内核 4.1.15 上不起作用 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 它在 Android L5.1.2 上运行吗?来源 ?有人测试过吗? 感谢您的帮助 !! BR 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, Zongbiao, 本文讨论的是HOST模式,而不是DEVICE模式。由于是设备模式,因此无需进行任何更改。 顺祝商祺! Wilson 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,威尔逊 感谢您这么快回复我。 就我而言,i.MX6 正在 USB OTG 设备模式下工作。 如果我运行./memtool-32 0x021841A8=0x3,i.MX6将在主机模式下工作。 所以我认为我需要将 0x021841A8 设置为 0x2,对吗? 顺祝商祺! ZongbiaoLiao 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, Zongbiao, 还没有将 0x2 设置为0x021841A8。完成我的步骤 1~5 后,应该可以生成测试模式了。 祝您好运! 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,威尔逊 我现在正在使用 L3.0.35_4.1.0 在 i.MX6 上工作我想测试i.MX6在设备模式下工作时的高速眼图(用于认证测试),不知道以下操作是否正确?你能幫我嗎? 1)./memtool -32 0x020c4080 1 2)./memtool -32 0x202c4080=(当前值+0x3) 3)./memtool -32 0x02184140=0x2 4)./memtool -32 0x021841A8=0x2(设置为设备控制器) 5)./memtool -32 0x02184184=0x1C050000(根据IMX6SDLRM.pdf,我将 PTC 字段设置为 FORCE_ENABLE_HS 以启用高速)。 你能告诉我这是否正确吗? 非常感谢! 顺祝商祺! ZongbiaoLiao 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 早上好,下田先生, Linux 不需要任何补丁,但有一些命令直接改变寄存器内容以生成 USB 测试模式,它们在 L3.0.35_4.1.0 上运行: 1 ./memtool -32 0x020c4080 1(读取当前值;例如 0xc00) 2./memtool-32 0x020c4080=(当前值 + 0x3;例如 0xc03) 3./memtool-32 0x02184140=0x2 4./memtool-32 0x021841A8=0x3 5./memtool-32 0x02184184=0x1C040000 (*由于某种原因,第一次分配没有生成测试模式。在这种情况下,请重执行此命令。) 但是,在我运行 Yocto 的情况下,第 5 条命令将 0x020C4080 的位 0 和 1 从 1 改回 0。因此,我们必须运行第 2 条命令再次设置时钟;否则,任何后续命令都可能导致系统崩溃。虽然我已经将此问题提交给我们的内部团队寻求帮助,但您可以在 L3.0.35_4.1.0 上尝试这些命令。 顺祝商祺! Wilson 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,Wilson先生, 感谢您的回复。 那么,你对Linux BSP了解多少呢? 特别是,我想知道它是否已应用于L3.10.17_1.0.0-ga(Yocto BSO)。 顺祝商祺! Satoshi Shimoda 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,下田桑, 该补丁适用于KK4.4.2_1.0.0-GA。 顺祝商祺! Wilson 回复:修补程序使 i.MX6DQ USB 支持认证测试的测试模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好张霞, 您能否告诉我该补丁是否已应用于较新的 BSP? (e.g. L3.10.17_1.0.0-ga, kk4.4.2_1.0.0-ga, etc...) 顺祝商祺! Satoshi Shimoda
查看全文