こんにちは。私は Code Warrior を比較的始めたばかりです。26 MHz 外部クロックの代わりに、fxth87 モジュールで 4 MHz 内部クロックを使用できるかどうかを知りたいです。
こんにちは、タニアさん。
OOK または FSK 変調に関連するデータ レートに必要なキャリア周波数とデータ レート クロックを提供するには、26 MHz の外部周波数が必要です。
外部水晶は X0 ピンと XI ピンに接続されます。これらのピンは、RF ピンのキャリア周波数とデータ レートを作成するために内部 PLL によって使用されます。
一方、デバイスはさまざまな内部発振器でカウントします。
— MCUバスクロック0.5、1、2、4 MHz(HFO 1、2、4、8 MHz)
— 1ms周期の低周波、低消費電力のタイムクロック(LFO)
— 中周波数、8マイクロ秒周期のコントローラクロック(MFO)
バス クロック周波数は常に HFO 周波数を 2 で割ったものになることに注意してください。4 MHz のバス クロックを生成する必要がある場合は、システム操作レジスタ 2 (SIMOPT2) のBUSCLKSビットを確認してください。
クロック分布の詳細情報を取得するには、データシートの図 2. FXTH871xD クロック分布を参照することをお勧めします。
以下のリンクに記載されているデータシートをご覧ください。
https://www.freescale.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp?render=true
この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。
ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
素晴らしい一日をお過ごしください。
デビッド・ディアス。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------