Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX8MP MIPI CSI2 帯域幅の制限 Hi, LF6.1.1を使用しています私のIMX8MPLUS SoC用のYoctoコードベース。私は4レーンのMIPI CIS2、1350Mbps /レーンのカメラモジュールを使用しています。 このようなボーレートでは、データを取得できません。しかし、750Mbpsに下げると、カメラは正常に動作します。 HSSettleの設定は正しいです-1350Mbpsの別のセトル値を試しました-それは役に立ちません。 コントローラMIPI_CSI ERR_SOT_HSエラーについて報告します。750Mbpsモード-エラーなし。 MIPI PHY または MIPI CSI コントローラーの入力 CLK を増やす必要がありますか。 事前に感謝いたします。 Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 ビデオストリーミング中に0x32E40024を設定するときは、取得できるクロックを測定する必要があります。次に、タイミング設定を確認するために、安定したビデオをどのように得るかはまだわかりません。DTSで0x30を設定し、次に0x32E40024を0x5000001Fに設定し、その後、0x32E40024を再度0x3000001Fに設定する必要がありますか? Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 つまり、ビデオストリーミング中(v4l2-ctlアプリケーションと/ dev / video0) 安定したFPSを取得するには、次のことを行う必要があります。 devmem2 0x32E40024 w 0x5000001F devmem2 0x32E40024 w 0x3000001F Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 これを機能させる唯一の方法は、ストリーミング中にHSSETTLE値を変更することです。 >どういう意味ですか?DTSのHSTを0x30に設定する必要があるということですか、ビデオをストリーミングするときは、HSTelectを0x5に変更して0x3する必要がありますか? Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 テストの結果、ビデオはまだ安定していないことがわかりました。 デバイスツリーに追加した後: csis-hs-settle = <0x30>; それでも有効なビデオを取得できません。 これを機能させる唯一の方法は、ストリーミング中にHSSETTLE値を変更することです。 ストリーミング中の正しいシーケンス: 0x32E40024 w 0x5000001F 0x32E40024 w 0x3000001F RXスキューキャリブレーションを有効にする必要がありますか? Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 バリュー 0x30は1.5Gbps/laneで正常に動作します Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 HSsettleを29または30に設定するのはどうですか?そして、CLKSETTLECTLを0に設定しますが、これは使用するmipi phyのバージョンによって異なりますので、まず0を試すことができます Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 レーン数を 4 に設定。 1350Mbpsの蒸気はセンサーから供給されます。オシロスコープで測定された時計。 HSSETTLEは2、7、15を試しましたが、運がありませんでした。   Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 どのレーンを設定しますか?そして、どうやって1350Mbps /レーンを手に入れますか?ツールで?また、どのHSSETTLEを設定しますか?ERR_SOT_HSエラーの場合は、HSSETTLEを設定して修正する必要があります
View full article
Kinetis Design Studio V1.0.1 Beta 版发行说明 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> (注意:本文档会不断更新新信息)   =========================================================================== 发行说明:Kinetis Design Studio (KDS) V1.0.1 Beta 版 日期:2014年6月6日 ===========================================================================   内容: 1) 最新动态 2) 支持的设备 3)已知问题和解决方法   飞思卡尔社区论坛: https://community.freescale.com/community/kinetis-design-studio   =========================================================================== 1) 最新动态 =========================================================================== Kinetis Design Studio 是免费且不受限制的基于 Eclipse 的工具链,带有适用于 Freescale Kinetis 设备的 GNU gcc 和 GNU gdb。作为调试连接,支持 OpenOCD/CMSIS-DAP、P&E Multilink 和 Segger J-Link。   V1.0 测试版的预发布版本已在 2014 年飞思卡尔技术论坛 (FTF) 上使用,并根据反馈,做出了以下几项改进 改进: 安装程序:反斜杠已从 KSDK_PATH 变量中删除。创建了一个附加变量(KSDK_PATH_1_0_0_BETA)。 安装程序:Processor Expert CDE(组件开发环境)现在也已安装。 安装程序:修复了安装到带有空格的路径的问题。 安装程序:处理删除旧版本 KDS 的安装对话框已被重新措辞,以澄清它为用户提供了搜索和删除旧版本的机会,而不是它已经在系统上检测到旧版本。 安装程序:Windows 上创建的快捷方式使用的当前工作目录是 KDS eclipse/ 目录。这使得工作空间可以相对于安装进行定位。 处理器专家:已纳入处理器专家的更新版本。 项目创建:现在使用适当的 *.S 汇编文件扩展名创建裸项目。 项目创建:Kinetis SDK __START, __ HEAP_SIZE 和 __STACK_SIZE 预处理器符号现已生成,并且包含路径设置已扩展。 项目创建:具有浮点单元的 M4 内核的项目在编译器设置中设置了硬件浮点选项。 调试:更新(v4.84c)版本的 Segger 调试工具,修复了以前版本中出现的“移动到行”GDB 问题。 Eclipse:已整合新版本的 GNU ARM Eclipse 插件 ( http://gnuarmeclipse.livius.net/blog )。该插件修复了以下问题: 在 Windows 上,必须始终选中的“为 OpenOCD 分配控制台”复选框无法再修改。 GNU LD 错误解析器现在默认启用。以前,链接器的错误和警告不会出现在“问题”视图中。 Eclipse:默认工作区的名称已更改为“workspace.kds”。 Eclipse:可用更新站点列表现在包括 P&E Micro 更新站点。 OpenOCD:在其默认配置中,OpenOCD 现在将始终将已知安全的值写入 Flash 配置字段 (FCF)。这是为了防止用户通过使用损坏的可执行文件对设备进行编程而无意中锁定设备。可以使用“fcf_write_enable”命令禁用此安全功能,并使用“fcf_write_disable”命令重新启用。这些命令只能在定义了 kinetis 闪存库之后使用。 OpenOCD:以前版本中包含的特定部分的 OpenOCD 配置文件已被弃用。它们已被所有 kinetis 部件的单个配置文件所取代:kinetis.cfg。该统一文件还使用更快的 1000 Khz 适配器速度。 工具链:当找不到程序的指定入口点时,以前版本的链接器会发出警告“找不到入口符号”。默认情况下,此警告已升级为错误。已添加一对选项 --warn-missing-entry --error-missing-entry,以允许用户控制此行为。   重要提示:KDS V1.0.1 beta 安装附带 beta Kinetis SDK 的安装。对于 KDS V1.0 GA(通用版本),Kinetis SDK 将是一个单独的安装/zip 文件,因此使用 KDS V1.0.1 beta 创建的项目可能无法与未来的 Kinetis SDK 版本兼容,除非进行修改(例如更新路径设置)。   =========================================================================== 2) 支持的设备 =========================================================================== 处理器专家项目: - Processor Expert 支持所有 Kinetis ARM Cortex-M0+ 和 Cortex-M4(F) 设备。   Kinetis SDK项目: - K64F(仅限MK64FN1M0VMD12)   裸项目(无 SDK 和无处理器专家项目) - K64F, KL25Z   =========================================================================== 3)已知问题和解决方法 =========================================================================== 安装 问题:KDS v1.0 (FTF) 的用户可能设置了旧的 KSDK_PATH“用户”环境变量。更新后的安装程序仅修改系统环境变量。 解决方法:用户应删除任何过时的“用户”KSDK_PATH环境变量。 问题:当 Kinetis Design Studio 安装在只读目录(例如 Program Files)中时,Eclipse 配置将存储在用户特定区域中。如果用户有其他版本的 KDS 或其他基于 Eclipse 的产品,使用相同的配置区域,他们可能会在启动 Eclipse 时被提示执行更新。对于未提供公共更新站点的组件,此更新将失败,但 KDS 仍应完全正常运行;可以安全地跳过此更新。 解决方法:使用安装程序建议的默认安装路径。 问题:在 Linux 上安装时,如果您已经安装了 Segger 驱动程序,您可能会收到类似“dpkg: 错误处理 kinetis-design-studio_1.0.1-1_i386.deb (--install): 尝试覆盖‘/etc/udev/rules.d/99-jlink.rules’它也位于软件包 jlink 4.78.7 中。 解决方法:确保您以 root 身份安装。在运行 KDS 安装程序之前,请卸载现有的 j-link 驱动程序。   项目创建 问题:对于裸项目(没有 SDK,没有处理器专家),该项目带有 KL25Z 的链接器文件。 解决方法:使用与设备匹配的链接器文件更改/替换链接器文件(例如从处理器专家项目复制)。 问题:按照快速入门中概述的步骤将 CodeWarrior 的 MCU 项目转换并导入到 KDS 可能会导致项目无法构建。由于 KDS 的库不同(EWL),因此无法自动映射到 GNU 库。 解决方法:项目导入后手动更新项目设置。 问题:迁移具有多个构建目标的现有 CodeWarrior 项目可能会导致错误消息“无法运行程序”:启动失败。CodeWarrior 迁移助手仅转换活动的构建配置。其他构建配置将被部分转换。 解决方法:可以通过手动编辑 C/C++ 构建属性中的构建器设置选项卡来解决此问题:取消选中“使用默认构建命令”并将${cross_make}替换为 make。 问题:在为使用 Processor Expert 和 KSDK 的 MK64 设备创建项目后,用户可能会看到构建错误:“未定义有效的 CPU”fsl_sim_features.h。 解决方法:可以通过将 fsl_sim_features.h 支持的预处理器定义添加到项目 C 编译器预处理器设置来解决此问题。对于 FRDM-K64F,确保在编译器的预处理器设置中定义了以下两个符号:“CPU_MK64FN1M0VLQ12”和“CPU_MK64FN1M0VMD12”。 问题:对于 Kinetis SDK 项目(仅 SDK 和 SDK+PEx),全局变量和库未正确初始化。可能导致的结果为硬故障或未定义的全局变量。这是由于启动代码中跳过了一些初始化代码造成的。 解决方法:在项目设置中,在 Cross ARM GNU Assembler > Preprocessor 下,删除定义中的“ __START=main" and add __ NO_INIT_DATA_BSS”。   Processor Expert 问题:使用 AsynchroSerial 组件会导致缺少 SIM_PDD_SetClockSourceUART0() 的错误。(参见KDS 1.0.1 中缺少函数 SIM_PDD_SetClockSourceUART0 )。 解决方法:请参阅“回复:回复:KDS 1.0.1 中缺少函数 SIM_PDD_SetClockSourceUART0”中的解决方法 问题:即使未进行任何更改,Processor Expert 项目也会导致项目重建。例如,问题是打开一个项目后,Processor Expert .pe(XML)文件发生更改,导致整个项目的重建。 解决方法:无。   建立 问题:问题:在问题视图中,创建或打开项目后,出现在 PATH 中未找到消息“arm-none-eabi-gcc” 。 解决方法:忽略/删除这些错误,因为它们来自 Eclipse 索引器/解析器,并且不会影响功能。如果项目建成,这些消息也将消失。或者,可以将问题视图配置为不显示扫描仪的错误:从问题视图菜单中选择“配置内容”,然后取消选中左上角的“显示所有项目”复选框和类型列表中的“C/C++ 扫描仪发现问题”复选框。 问题:Kinetis SDK 附带为 GNU ARM 嵌入式工具链配置的项目,该工具链与 KDS 中使用的工具链不同。因此,如果不对 KDS 进行修改,KDS 制作文件项目就无法使用。 解决方法:创建一个 KDS 项目并将 SDK 文件添加到其中。 问题:在链接“arm-none-eabi/bin/ld.exe”时,构建处理器专家项目报告:找不到入口符号 Reset_Handler”。可能的原因是包括向量表在内的 CPU 组件的项目源尚未正确生成。 解决方法:强制生成向量表和链接器文件。转到 CPU 组件的“构建”属性选项卡,例如更改堆栈大小或堆大小,然后重新生成代码并再次构建。   调试 问题:单击“bug”(或“debug”)工具栏图标会显示一个名为“启动调试配置选择”的对话框,然后调试就会失败。 解决方法:从“调试”工具栏图标中小三角形下拉菜单后面的列表中选择调试配置。 问题:当尝试从 Eclipse 内部启动 OpenOCD 调试会话时,如果底层 OpenOCD 工具无法启动,Eclipse 进程管理器可能会挂起或出现无法显示的错误消息。OpenOCD 无法启动的可能原因包括电路板未连接、电路板运行错误的 OpenSDA 应用程序或传递给 OpenOCD 的错误选项。运行命令行工具: /openocd/bin/openocd.exe 可能会提供更多信息输出。 解决方法:确保电路板正确连接并通电。 问题:在某些情况下,使用 OpenOCD 和 CMSIS-DAP 可能会锁定电路板上的 K64F 芯片,因此 CMSIS-DAP 无法再访问它。您需要 P&E Multilink 或 Segger 电缆才能重新访问芯片。 解决方法:确保您使用最新的 CMSIS-DAP 版本,因为它可能已经修复了该问题。使用 P&E 或 Segger 调试固件来调试电路板。加载新固件的步骤:a) 使用 OpenSDA USB 端口为 FRDM-K64F 开发板供电,并在为开发板供电时按住重置按钮 b) 松开重置按钮,开发板枚举为 BOOTLOADER 设备,绿色 LED 闪烁。c) 将 DEBUG_K64F_MBED_PEMICRO_V108.BIN 文件复制到 BOOTLOADER 设备。绿色 LED 将快速闪烁。c) 正常重新给电路板供电:绿色 LED 将一直亮着。 问题:如果 PATH 变量有双分号(;;)或末尾有一个分号,启动 gdb 调试器可能会失败。可能未找到使用${cross_prefix} gdb ${cross_suffix}指定的 gdb 调试器。显示一条错误消息“启动命令时出错:gdb --version”。 解决方法:此问题的可能原因是 PATH 环境变量中的双分号,或变量末尾的分号,请参阅https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=389823 。如果 PATH 中存在双分号或末尾的分号,请将其删除。如果这没有帮助:在启动配置设置中,使用${cross_prefix} gdb ${cross_suffix} ,直接指向 GDB 可执行文件,例如“C:\Freescale\KDS_1.0\toolchain\bin\arm-none-eabi-gdb.exe”。 问题:快速入门指南(安装在布局中,而不是本社区中的指南)指出不需要 OpenOCD 调试配置,但是“-f kinetis.cfg”必须在其他选项框中指定。 解决方法:在其他选项框中指定“-f kinetis.cfg”。 问题:mbed CMSIS-DAP 图像的当前版本有时会表现出亚稳定性。这表现为 OpenOCD 发出“CMSIS-DAP 写入错误 (0x04)”和“轮询目标 kinetis.cpu 失败”消息。可能的原因是向设备中写入了无效的程序。 解决方法:使用另一种调试技术(P&E Multilink、Segger J-Link)将有效程序刷入设备。 问题:为 MK64 设备创建裸项目(没有 KSDK 和处理器专家)时,程序在调试时可能无法到达主程序。这是由于 COP 看门狗触发重置引起的。 解决方法:要解决此问题,请禁用__init_hardware 中的看门狗,如 Processor Expert 项目所示。请参阅“为‘裸’项目禁用看门狗” 问题:从正在运行的目标调试会话“断开连接”无法按预期工作(例如停止目标)。 解决方法:在调试配置中将其用作“其他选项”: -f kinetis.cfg -c "kinetis.cpu 配置-事件 gdb 分离 { 恢复 }”     =========================================================================== Freescale、Freescale 徽标、Kinetis、Processor Expert 是 飞思卡尔半导体公司,注册。美国专利& Tm。离开。所有其他产品 或服务名称是其各自所有者的财产。ARM 是 ARM Limited的注册商标。(c)2014 飞思卡尔半导体公司 =========================================================================== 概述 回复:Kinetis Design Studio V1.0.1 Beta 版发行说明 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Fernando, CodeWarrior 仍然存在,并且将是一个维护产品。但所有新的 Kinetis 设备都将得到 KDS 的支持。 Erich 回复:Kinetis Design Studio V1.0.1 Beta 版发行说明 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, 我想知道 KDS 将来是否会取代 Codewarrior IDE。 谢谢! Fernando
View full article
マッサージチェア用3相ホールセンサー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 形容 ブロック図 製品 関連ドキュメント 関連ソフトウェア コミュニティからの関連デモ 形容 NXPは、マッサージチェアのマッサージローラーのような電気ノイズの多い環境でのモータ制御に最適な、信頼性の高い5V電源MCUを提供しています。このアプリケーションに最適なモーター制御技術は、フィールド指向のモーター制御を備えた3相ホールセンサーPMSMモーター制御です。 ブロック図 製品 カテゴリ名1 MCU KE02-40 MHz 製品URL 1 https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards/freedom-development-platform-for-kinetis-ke02-mcus:FRDM-KE02Z40M 製品説明1 KE02-40MHzマイコンには、6チャネルのFlexTimerが1台搭載されています。FlexTimersは、エッジアライメント、センターアライメント、および位相シフトPWM信号に対して4組の相補PWM信号を生成できます。これらの機能は、PMSMモータの機能をマスク、反転、および制御します。さらに、5Vの機能により、このMCUは高電気ノイズ環境で使用されるアプリケーションで高い信頼性を発揮します。 関連ドキュメント Document URL タイトル https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5237.pdf Kinetis KVおよびKEにおけるセンサレスPMSMフィールド指向制御 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5294.pdf 低コストPMSMセンサレスフィールド - Rev. 1、2017年5月、アプリケーションノート KE02に基づく指向制御 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5380.pdf KE1xFでFTM、PDB、ADCを使用し、デュアルPMSM FOCとPFCを駆動 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4869.pdf FRDM-KE04Zとタワーボードに基づくホールセンサを用いたBLDCMの正弦波制御 関連ソフトウェア ソフトウェアURL https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN5309SW https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN5321SW.ZIP https://www.nxp.com/downloads/en/reference-applications/MCRSP_PMSM_V1.2.0.exe コミュニティからの関連デモ コミュニティデモのURL https://community.nxp.com/thread/465280 https://community.nxp.com/docs/DOC-101472 ブロック図 スマートホーム
View full article
P1023リファレンスデザインボードでのSDインターフェイスの有効化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> p1023RDB の SPI ブートで SD インターフェイスを有効にするには: 1. u-boot で次の更新を実行します a) SPI ブートの場合に pm uxcr を変更して SD バスを有効にします b) u-boot 2 の対応する静的マルチプレクサ インプリメンテーションを更新します。Linuxで次の更新を実行しますa)デバイスツリーとカーネルdefconfigからIFCを無効にします SDインターフェースを有効にするためのパッチの詳細を以下に示します。zip ファイル AN4336SW.zipu-boot と Linux のパッチは、このアプリケーションノートに付属しています。ファイルはからダウンロードできます [1]. U-Boot QorIQ SDK 1.0.1 isoからu-bootコードを抽出します。 パッチ u-boot-p1023rdb-enabling-sd-in-spi-boot.patch を適用します。 SPI フラッシュの "make" コマンドを使用して u-boot をコンパイルします    make ARCH=powerpc   CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnu- p1023RDB_SPIFLASH boot_format ユーティリティを使用して、スピイメージを生成します。詳細については、SDK マニュアルを参照してください。 上記のビルドされた spiimage で SPI フラッシュを更新します Linux QorIQ SDK 1.0.1 isoからのLinuxソース・コードの抽出 パッチ linux-p1023rdb-enabling-sd-in-spi-boot.patch を適用します。 makeコマンドを使用してLinuxをコンパイルします #make ARCH=powerpc  CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnuarch/  powerpc/configs/qoriq_sdk_nonsmp_defconfig  #make ARCH=powerpc  CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnu- dts をコンパイルします ./sripts/dtc/dtc -f -I dts -O dtb -R 8 -S 0x3000  arc/powerpc/boot/dts/p1023rdb.dts.dts > p1023rdb.dtb.dtb 更新されたSPIブートローダー、Linux uImage、p1023rdb.dtbを使用すると、ユーザーは、p1023RDBでSDインターフェースを有効にできる必要があります。 手記 上記の変更は、ユーザーが SPI ブートを使用する SD インターフェイスを特に必要とする場合にのみ行う必要があります。 他のすべてのブート方法では、これらのパッチを使用しないでください。 QorIQ P1デバイス
View full article
電源管理: RUN、VLPW、LLS モードの電源モニタ [SDK 2.0] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、皆さん。 組み込みシステム業界は、機能を低下させることなくアプリケーションで低電力モードを使用して、バッテリー寿命の延長を目指し、電力管理のパフォーマンスを向上させるために製品を最適化する傾向があります。これを念頭に置いて、これらのコンパクトなデバイス、電源モニターの要件が発生します。 このドキュメントでは、Kinetisファミリのさまざまな電源モードで使用できるいくつかの機能について簡単に説明します。また、KSDK 2.0を使用してこれらの機能を実装し、電源電圧を監視し、この電圧が決定値に低下したことを検出する方法に焦点を当てます。このドキュメントはマイコンK21に基づいていますが、同じ原理をKinetisのK/Lファミリに適用することができます。IDEとしてKDS 3.2を使用し、ターゲットとしてTWR-K21F120M評価ボードを使用します。   お役に立てれば幸いです よろしくお願いいたします。 Jorge Alcala Kinetis KシリーズMCU Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ
View full article
RDS12GHVAC:S12G自動車用HVAC制御プラットフォーム <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 特長 ブロック図 設計・リソース Overview NXP ®  S12G車載用HVACプラットフォーム・リファレンス・ソリューションは、スケーラブルなS12G 16ビット・マイクロコントローラ・ファミリとMC33905、MC33932、およびMC33937アナログ・デバイスを使用して、ステッピング、DC、およびBLDCモータを駆動し、車載HVACアプリケーション向けの機能豊富なソリューションを提供します。 中央制御盤(HMI、モータ制御基板、フラップモータ、ブロワモータ) 温度、光、湿度、空気質のセンシングインターフェースと設定可能な自動気候制御ソフトウェアアルゴリズムを使用して、車両の気候を効率的に制御する自動HVACの基本機能を実現 全体的な設計作業を削減し、市場投入までの時間を短縮し、12Vと24Vの両方のシステムに合わせて調整可能 特長 3種類のモーター制御センサーレスBLDC DCステッピングモーター 自動環境制御 複数の温度ゾーンのサポート 超低電力モード、HMIまたはLIN CANバスでウェイクアップ可能 CANおよびLIN通信インターフェース 3 x 3マトリクス・キーパッドと2つのエンコード・ノブ入力 4 x 37セグメントLCDと調整可能なバックライト 温度、明るさ、湿度、大気向けセンサ・インターフェースが利用可能 コンプレッサ霜取りモジュールへの2つのロジックリレーインターフェース 日時のリアルタイム表示、カレンダ用に調整 タッチ・キーボードまたはタッチスクリーン・ボードで拡張機能 12ボルトと24ボルトの両方のHVACシステムに適しています ブロック図 設計・リソース レガシーデザイン
View full article
快速简便地设置 i.MX 评估板,通过 USB 对 i.MX 板进行编程 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 例如,i.MX 评估板可以作为在工厂中对 i.MX 板进行编程的简单解决方案。 i.MX 评估板不适用于工业用途,但您可以在网上找到大量便宜的 i.MX 工业板。 这里我使用 i.MX8QXP rev B0 MEK 板,并将对 i.MX6Q SABRE SD 板进行编程。 第一步是生成图像。按照文档步骤生成“验证”图像。 您将需要稍微定制一下 local.conf 文件(在 conf/local.conf 中)以包含 git、cmake、gcc 和其他缺失的包。 编辑 local.conf 并在文件末尾添加以下行: IMAGE_INSTALL_append = " git cmake htop packagegroup-core-buildessential xz p7zip rsync"‍‍‍‍‍ 我已经在本地添加了 rsync 包,它可以替代 cp(复制),但使用 --progress 选项您可以看到复制进度。P7zip 取代了我们在 nxp.com 上提供的图像档案的解压缩,以解决大文件的问题。 然后重新烘焙你的图像: bitbake -k fsl-image-validation-imx‍‍‍‍‍ 完成后,进入 tmp/deploy/image/ 并使用 uuu 对你的电路板进行编程(我使用 SD 卡;因此我可以轻松增加分区): sudo ./uuu -b sd_all imx-boot-imx8qxpmek-sd.bin-flash fsl-image-validation-imx-imx8qxpmek.sdcard.bz2/*‍‍‍‍‍ 由于 rootfs 可能太小,因此可以使用 Linux 下的 gparted 来增加分区的大小。 放入 SD 卡并启动您的主板。 这里是肮脏的部分...... 您可能知道 archlinux|ARM 网站( Arch Linux ARM ),那里有很多预编译的包。因此,您可以在板上下载它,并将文件复制到 /usr 文件夹中(例如,您可以使用它来获取最新的 openSSL!)。 将以太网电缆插入主板并检查其是否已启动: ifconfig -a ifconfig eth0 up‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 现在您应该可以访问互联网了。 在 uuu 网页上,您可以找到所需的所有软件包(这里我使用的是 4.14.98_2.0.0 Linux): mkdir missinglibs cd missinglibs wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/core/bzip2-1.0.8-2-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/core/nettle-3.5.1-1-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/core/libusb-1.0.22-1-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/extra/libzip-1.5.2-2-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/core/zlib-1:1.2.11-3-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/extra/p7zip-16.02-5-aarch64.pkg.tar.xz cd ..‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 等待所有档案下载完毕(否则您将在档案下载之前解压缩)因为 wget 正在后台运行! 现在解压档案并将其复制到 rootfs(脏)中: tar -xJf libzip-1.5.2-2-aarch64.pkg.tar.xz tar -xJf libusb-1.0.22-1-aarch64.pkg.tar.xz tar -xJf nettle-3.5.1-1-aarch64.pkg.tar.xz tar -xJf bzip2-1.0.8-2-aarch64.pkg.tar.xz cp zlib-1:1.2.11-3-aarch64.pkg.tar.xz zlib tar -xJf zlib tar -xJf p7zip-16.02-5-aarch64.pkg.tar.xz cd usr sudo cp -R . /usr cd ../../ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 下载并编译uuu: git clone git://github.com/NXPmicro/mfgtools.git cd mfgtools/ cmake . make‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 例如,在 nxp.com 上下载图像。 我已经下载了 i.MX6 4.14.98_2.0.0 图像并将其放在 USB 密钥上。 然后将其解压到uuu文件夹中: 7z e L4.14.98_2.0.0_ga_images_MX6QPDLSOLOX.zip‍‍‍‍ 正如之前提到的,unzip 无法处理大文件...所以像我一样使用 7z 将 i.MX6Q SABRE SD 插入 i.MX8X 并对 i.MX6 开发板进行编程: ./uuu uuu.auto-imx6qsabresd‍ uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.3.74-0-g64eeca1 Success 1 Failure 0 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano i.MX6_全部 i.MX6DL i.MX6 双核 i.MX6DualPlus6QuadPlus i.MX6 四核 i.MX6S i.MX6SL i.MX6SoloX i.MX6UL
View full article
Dictum Health - 一連のケアにおける次の進化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo バーチャルドクター       特長 いつでもどこでも患者と臨床医をつなぎ、安全な患者データ、バイタルサイン、診断、ビデオ会議を実現します Integrated Medical Tablet IDM100は、臨床および家庭での使用向けに設計された安全なHIPAA準拠のヘルスケアプラットフォームです NXPのIMX6x MCUを搭載し、Healthcare AFEリファレンスデザインを使用して試作   NXPの推奨事項 i.MX 6Dualプロセッサ|高性能3Dグラフィックス Kinetis K20 100MHz|ARM Cortex-M4|32ビットUSB MCU i.MXプロセッサ用パワー・マネジメント   リンク ディクタムヘルス   P13 オートモーティブ
View full article
占有センサーノード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 特長 ブロック図 ボード 設計・リソース Overview Occupancy Sensor Node リファレンス・デザインは、コンパクトなフォーム・ファクタのオープン・ソース・デザインです。これにより、ThreadやZigBeeなどのIEEE 802.15.4プロトコルに基づく低電力ノードが、ワイヤレスセンサーネットワークにデータを通信できます。NXPは、ハードウェア評価ボードと開発ボード、ソフトウェア開発IDE、デモアプリケーションとドライバなどのツールとソフトウェアでKinetis KW2xDを補完します。 特長 MKW24D512 802.15.4 Kinetis MCU Threadネットワーク用のIEEE 802.15.4に完全準拠したワイヤレスノード 統合PCB蛇行水平アンテナ 2つの割り込み押しボタンスイッチ(LLWU) 1 FXOS87000CQ Combo sensor 1コイン電池ホルダー 1 EEPROM 1 バッテリー充電器 ブロック図 ボード 設計・リソース レガシーデザイン
View full article
数据未从 MTL 复制到 MAC 我正在尝试使用 PHY 发送广播以太网数据包。我以 Gmac_Ip_InternalLoopback_S32K358 为例并对其进行了修改。 目标 mac 地址设置为广播地址 (ff:ff:ff:ff:ff:ff)。 以太网类型设置为0800。DMA 自己的位在传输之前设置,并在一段时间后被清除。但我不知道数据包是否传输出去了。 应用程序 -> DMA -> MTL(FIFO)-> MAC -> PHY。 以下三个寄存器在传输时会增加。 1. 发送数据包计数良好错误 2. Tx_Broadcast_Packets_Good 3. Tx_Broadcast_Packets_Good_Bad 我不知道这些寄存器是否仅当MAC将数据包从FIFO传输到PHY时才会递增。 1.如何确认数据包已成功传输到PHY? 2.我应该检查哪些寄存器来确认数据包传输? 3.另外,如何确认MTL推送数据并且MAC接受数据并开始向RMII传输?如何知道状态? 硬件详细信息: S32K3X8EVB-Q289评估板 TJA1103SDB SABRE开发板(170-47757 REV C) Software details: SW32K3_S32DS_3.5.8_D2311.zip SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_D2311_DS_updatesite.zip SW32K3_FreeRTOS_10.6.0_CD_4.0.0_DS_updatesite_D2312.zip SW32K3_TCPIP_STACK_1_0_4_D2401_DS_updatesite.zip 回复:数据未从 MTL 复制到 MAC 附上项目以供参考。该项目将实现基本的以太网(GMAC 和 PHY)功能(发送广播数据包)。 回复:数据未从 MTL 复制到 MAC 大家好, 修改时钟和其他引脚配置后,该问题已得到解决。请参阅以下主题以了解更多详细信息。 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K358-GMAC-sends-abnormal-data/mp/2083039#M47907 谢谢, 萨蒂什。 回复:数据未从 MTL 复制到 MAC 我已禁用 GMAC 驱动程序中的环回。
View full article
利用恩智浦蜂窝基站概念,抓住 5G 浪潮 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo 恩智浦是高功率射频功率晶体管的头号供应商,它拥有全新的 5G 蜂窝基站概念以及许多其他创新的蜂窝基础设施解决方案和技术,并在行业活动中进行展示。NXP 的产品创新涉及 5G 领域,从千兆 LTE 到使用 GaN 和硅 LDMOS 的 5G,用于宏基站和小型基站。详细了解恩智浦为迎接 5G 浪潮所采取的措施 特性 占地面积更小,降低安装成本 网络基础设施演进 有源天线兴起 功耗 支持 3G、4G 至 5G 的多种标准 链接 5G基础设施|恩智浦 移动设备
View full article
I.MX8 MINIはUUUツールを使用してUSB経由でプログラムをダウンロードできません こんにちは、 新製品の開発にI.MX8 MINIチップを使用しています。現在、UUUツールでプログラムのダウンロードに失敗する問題が発生しています。具体的な現象としては、「既知のUSBデバイスの出現を待機してください...」というメッセージが表示され続け、「UUU -LSUSB」コマンドを実行してもデバイスが見つかりません。現在、USB1に他のデバイスが接続されているため、USB2インターフェースを使用してプログラムをダウンロードしています。I.MX8 MINIがUSB2経由のプログラムダウンロードをサポートしているかどうか確認させていただきたいです。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: I.MX8 MINIがUUUツールを使用してUSB経由でプログラムをダウンロードできない hi @mytemp  i.mx8MMはダウンロードインターフェースとしてUSB1のみをサポートしています。USB2をホストとしてSTM MCUに接続し、CANバス機能に変換し、USB1をダウンロードインターフェースとしてCN2に接続することができます。 Re: I.MX8 MINI使用UUU工具通过USB下载程序失败的问题 hi @mytemp  回路図ファイルを共有してください
View full article
ホワイトペーパー:ハードウェア暗号化アクセラレーションと保護により、MCUセキュリティ機能を信頼できる実行を超えて拡張 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要約 このホワイトペーパーでは、消費電力と面積のペナルティを最小限に抑えながら、低コストのマイクロコントローラに高レベルのセキュリティをもたらすのに役立つ新しい技術を使用した、暗号の高速化と資産保護へのアプローチについて説明します。当社の非対称暗号アクセラレーションエンジンであるCASPERは、暗号アルゴリズム(RSA、ECCなど)の実行を最適化することを目的としています。これは、ソフトウェア関数が非対称暗号関数をアクセラレータのハードウェア モジュールにマップするハードウェア ソフトウェア パーティショニング スキームに基づいて構築されており、ソフトウェア ルーチンに十分な柔軟性を提供して、新しいアルゴリズムのマッピングを可能にします。Arm® Cortex-M33®コアのコプロセッサインターフェースを利用することで、さらなる効率が達成されます。キー、プロプライエタリおよび/またはライセンスされたアプリケーションソフトウェアなどの重要な資産は、SRAM PUFおよびPRINCEを使用したサイドチャネル解析またはクローニングから保護されています。SRAM PUFテクノロジーは、サブミクロン・プロセス・テクノロジーの豊富なバリエーションを活用することで、Root-of-Trustキーとユーザー・キーの安全な保管を可能にします。PRINCEは、ハードウェアに実装された低遅延の軽量暗号化アルゴリズムであり、暗号化された不揮発性ストレージと、実行コードのリアルタイムで遅延のない復号化を可能にします。 続きを読む> LPCマーケティング LPC55xx
View full article
How to enable Intel Neural Compute Stick 2 in i.MX8MQ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> [Chinese translation] See attachment   Original link: https://community.nxp.com/docs/DOC-342837 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
View full article
eIQ Demo Input Guide for i.MX RT <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX RT の eIQ デモでは、推論の入力データに配列を使用します。添付のガイドとスクリプトでは、eIQの例で使用するカスタム入力データ(画像と音声の両方)を作成する方法について説明します。 i.MX RT
View full article
Crypto_43_HSE SHEキーの読み込みに関する質問です Hello, 現在、Crypto_43_HSE RTD v5.0.0を使用して、HSE NVMにMASTER_ECU_KEYを(初めて)ロードしている最中です。 プロセスが成功していることがわかりました。HSEはOKメッセージで応答し、M4とM5の値は期待値と一致します。キーを有効に設定することもできます。 そのために、次の属性を使用してM1M2M3を構築します。 新しいキー:0102030405060708090a0b0c0d0e0f auth_key: 56656600000 カウンター:1 ただし、前述のマスターキーをロードした後にリセットを発行し、FWを再度起動すると、最初に使用したのと同じM1M2M3(上記参照)でマスターECUキーのロードを繰り返すことができ、正常に完了します。 これは、同じカウンタ値(1)を再利用してマスターキーをロードし、NvMに保存されているはずのものと一致しない新しいキーと認証キーの値も使用していることを意味します(マスターキーは今0102030405060708090a0b0c0d0e0fと予想しています)。 また、私の理解では、マスターECUキーにカウンター値がロードされると、その古いカウンター値を使用することはできませんが、毎回増やす必要がありますよね? リセット後など、キーがNvMに保持されていないように見えるので、リセットから出ると、マスターキーがロードされていないように見えます。 なぜこれが起こるのか、何か手がかりはありますか?感謝。 Re: Crypto_43_HSE SHEキーの読み込みに関する質問です はい、それが本当の問題でした。指摘していただきありがとうございます。 敬具 Re: Crypto_43_HSE SHEキーの読み込みに関する質問です Hi @strofald  リセット後、Crypto_43_HSE_EXTS_FormatKeyCatalogs () をもう一度実行しませんか?これですべてのキーが消去されます。この関数は初めて呼び出すか、すべてを消去して最初からやり直したいときだけにしてください。 よろしくお願いします。 Lukas Re: Crypto_43_HSE SHEキーの読み込みに関する質問です リセットから始めて、マスターECUキーエレメントセットを初めて成功裏に実行し、リセットなしで再度実行しようとすると、キーエレメントセットからエラーが正しくスローされることを追加したいと思います。予期しない動作は、リセットを挟んでロードを実行しようとしたときにのみ観察できます。
View full article
モーター制御クラス:速度推定器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このビデオでは、BLDC モーターのホール センサーに基づく速度推定器を構築、シミュレーション、およびテストする方法を示します。推定器は、最初にMatlab Simulink環境でテストされ、 次に開ループ制御Simulink モデルに移植され、FreeMASTER over CANインターフェースを備えた MPC5744P開発キット でテストされます。   以下について話し合います。 - 速度の計算方法。 - ホールセンサーに基づく速度推定器の構築方法。 - 段階的なモデル構築と強化。 注:中国の視聴者は、この リンクを使用してYOUKUでビデオを見ることができます 注意:中国观众可以使用此链接观看YOUKU上的视频 (マイビデオで視聴) ビデオ・センター
View full article
FTF-HCW-F1138.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 开发周期中最困难的一步是从概念到原型。第二是从原型到生产。可穿戴设备也不例外。本课程将首先比较和对比目前可用于原型可穿戴项目的开源参考设计。在下半部分,我们将以飞思卡尔参考设计为例,介绍项目进入制造和生产阶段所面临的挑战和可用的资源。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 开发周期中最困难的一步是从概念到原型。第二是从原型到生产。可穿戴设备也不例外。本课程将首先比较和对比目前可用于原型可穿戴项目的开源参考设计。在下半部分,我们将以飞思卡尔参考设计为例,介绍项目进入制造和生产阶段所面临的挑战和可用的资源。
View full article
IMS 2017:ビハインド・ザ・シーン・ビデオ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo このビデオでは、International Microwave Symposium 2017でNXPがどのように輝いたかを紹介しています。これには、当社のRFチームと、セルラーインフラストラクチャ、産業用および商業用ソリューション向けに展示されている製品と技術が含まれます IMS 2017に出展した製品 セルラーLDMOSファイナル セルラーLDMOSドライバ セルラーGaNソリューション RFインダストリアル RF 航空宇宙および防衛 Cocoon Radar デモキット 5Gセルラー基地局のデモ リンク http://www.nxp.com/5Gradio http://www.nxp.com/Airfast http://www.nxp.com/RFGaN http://www.nxp.com/RFOutdoorSmall http://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-broadcast-and-ism:RF-BROADCAST-ISM-HOME http://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-aerospace-and-defense:RF-AEROSPACE-DEFENSE-HOME 通信インフラストラクチャ
View full article
智能物联网球 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo 由 IoT Sensing SDK (ISSDK) 软件框架支持并由 IBM Bluemix Services 提供支持。展示如何将嵌入传感器的运动球的运动和压力数字传感器数据(11 轴)传输到云端并在网络浏览器上显示。 推荐产品 FXAS21002|3轴数字陀螺仪|恩智浦 三轴加速度计|恩智浦 MAG3110|高精度3D磁力仪|恩智浦 20至110kPa绝对数字压力传感器|恩智浦 学习 ISSDK v1.0 中间件入门 物联网 (IoT) 和 IMM 传感器产品 NXP 的传感器工具箱生态系统 其他链接 MPL3115 | Demo|NXP  智能家居
View full article