Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MHW-N1950 LAB ハンズオンワークショップ FlexIOに基づくアプリケーション開発 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このハンズオン クラスでは、2 つの別々のアプリケーションを開発する手順を説明します。まず、FlexIOドライバーを活用して、センサーデータに自律的な監視と反応を追加する方法を学びます。次に、複雑なパラレルインターフェース(TFTドライバー)を作成する方法を学びます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このハンズオン クラスでは、2 つの別々のアプリケーションを開発する手順を説明します。まず、FlexIOドライバーを活用して、センサーデータに自律的な監視と反応を追加する方法を学びます。次に、複雑なパラレルインターフェース(TFTドライバー)を作成する方法を学びます。 セキュアモバイル |ヘルスケア&ウェアラブル Re: MHW-N1950 LAB ハンズオンワークショップ FlexIOに基づくアプリケーション開発 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> FTF-MHW-N1950 Hands-On Workshop Developing Applications Based on FlexIO (Reserved Seat Required) で発表します.pdf
View full article
MCXC143VFT 的参考电路原理图请求 尊敬的各位, 我想要 MCXC143VFT 的参考电路示意图。 特别是,我想知道 ISP 或 JTAG 电路。 然后,我们的设计使用内部时钟。 顺祝商祺! 春信 MCXC Re: MCXC143VFT's reference circuit schematic diagram request 你好@Haru 抱歉,没有适用于 MCXC143VFT 的专用参考电路原理图。 但是,您可以参考 FRDM-MCXC444 电路板的原理图作为参考。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-MCXC444 JTAG 和 ISP 部分类似。请查阅 MCXC143 数据表和参考手册,以确定适合您设计的正确引脚。 BR 爱丽丝
View full article
S32K312 FMEDA 您好, 我们已获得 S32K312 的 FMEDA。我们想知道,如果我们需要根据自己的应用修改配置,但没有 Medini 工具,恩智浦是否会支持我们进行修改?支持的形式是什么(通过 FAE?等等)?我们需要提供哪些信息?谢谢! BRS Re: S32K312 FMEDA 你好 对我们延迟回复表示歉意。 是的,我们可以根据您的具体使用情况提供定制的 FMEDA。 我们需要以下信息: 1。精选任务我的 2。选择封装或确切的零件号 3.选择故障率目录(默认为 IEC TR 62380) 4。被视为功能安全相关的外围设备(包括 GPIO 引脚)(请参阅功能安全手册 "附录",了解可能属于或可能不属于您的应用程序的 SR-AD 或 功能安全相关应用程序相关 外围设备的列表) 5。保护外围设备时应考虑的系统级措施(及其覆盖范围)(有关更多详细信息和建议,请参阅功能安全手册) 此外,我们还请您仔细阅读功能安全手册中提及的功能安全机制和使用假设(AOU)清单,这也是我们假定的功能安全概念所要求的。如果您的用例有任何偏差,ISO 要求更改适用假设清单的当事方进行功能安全影响分析。 希望能帮到你! 谢谢您! -Yashwant
View full article
LS1046A 2.5G SGMII Hi, Is the 2.5G SGMII MAC interface on the LS1046A an OC-SGMII interface. I am trying to determine if 2500Base-X is the correct medium for this MAC interface. On the LS1046A reference deisgn board the 2.5G SGMII link is connected to an AQR113 part from Marvell. However, the AQR113 datasheet does not mention 2.5G SGMII, so I am trying to understand how this works? Re: LS1046A 2.5G SGMII Hello, It is because the AQR113 from MARVELL is compatible with 2.5GBASE-T Re: LS1046A 2.5G SGMII I do agree with your statement, but how does it work with the AQR113 part from Marvell? Re: LS1046A 2.5G SGMII Hello, The LS1046A MAC interface uses 2.5G SGMII, not 2500Base-X. Re: LS1046A 2.5G SGMII Hi, So the connection between the LS1046A and the ARQ113 on the LS1046A reference design board is XFI, and not SGMII 2.5G, or is it both capable? ddnxpcom_0-1764701717664.png Re: LS1046A 2.5G SGMII It is both capable. Please refer to the link below: https://community.nxp.com/t5/Layerscape/LS2088A-SerDes-XFI-amp-2-5G-Query/m-p/1607421 
View full article
shell_write 您好,NXP团队: 我使用 KW45 作为接收器和 EATT_central.c我使用的示例是基础代码。 我将通过 BLE 从发射器获得多个字节的数据。我们检查了使用 shell 在接收器中打印数据所需的时间,打印 10 字节大约需要 1ms 至 2ms。但我正在从发射器那里得到大量数据,要打印这些数据需要太长时间。 我们尝试将超过 10 字节打印到 200 字节,但这会花费太长时间。 nxp 能否确认 EATT_central.c 中使用的 shell 是阻塞性的还是非阻塞性的? 请建议通过 UART 打印数据的最佳方法是什么? 目前,我使用队列从 BLE 获取数据并转换原始数据,我正试图使用 shell_write 打印转换后的数据。 波特率在使用 shell 打印数据时起什么作用? 开发板 Re: shell_write 你好 感谢您的确认、 为了提高性能和响应,建议使用较小的属性值大小,ATT 在无线电数据包中只能发送 23 字节的数据作为默认长度,以保持无线电数据包和 ATT 数据包之间的逻辑映射。 有关更多信息,请参阅第 5.1.2 章。在《低功耗蓝牙应用程序开发者指南》中 本系列社区文章还介绍了发送长属性的方法,如果能为您的项目做出贡献的话。低功耗蓝牙-在 GATT 服务器上使用长属性-第 1 部分:ATT_MTU-恩智浦社区 在我之前的评论中,有关于 UART 非阻塞和波特率问题的信息和链接。 顺祝商祺! 路易斯 Re: shell_write 你好 你能帮我们确认一下你使用的是恩智浦开发板 [KW45B41Z-EVK 或 KW45-LOC] 中的KW45还是定制主板中的KW45吗? 能否详细描述一下使用 shell_write 转换原始数据和打印的实现过程? 在 [fsl_adapter_lpuart.c] 中使用"HAL_UartSendNonBlocking" 在 shell 中打印时,示例 EATT_Central 使用了非阻塞方式。 为通过 UART 打印数据,提供了阻塞和非阻塞 UART API,但建议使用非阻塞实现。阻塞函数轮询发送队列,等待发送队列清空。非阻塞函数使用中断方法发送/接收数据,直接返回,无需等待所有数据写入发射器寄存器。 在 [fsl_adapter_uart.h] 文件中,初始化 UART 的说明中定义的 baudRate_Bps 为 115200。 有关 UART 驱动程序非阻塞信息的更多信息,请参阅: MCUXpresso SDK API 参考手册:UART 驱动程序 ;有关 EATT Central 上的用户界面使用响应,请参阅:EATT Central — MCUXpresso SDK 文档 顺祝商祺! 路易斯
View full article
S32K348 STM 你好 我有三个问题需要帮助回答,谢谢大家 1. 能否提供 STM 样品 2.以向上计数模式初始化定时器模块(STM),将周期设置为最大值,并禁用中断。 3. 如何获取计数器的值,可以使用哪个接口函数? Re: S32K348 STM 感谢您关注我们的产品并为我们的社区做出贡献。 有 Stm_Gpt_Ip_Example_S32K344 RTD 示例可以作为参考: _Leo__0-1762893233415.png 希望这些信息对您有所帮助。
View full article
s32g-vnp-rdb3 用の u-boot イメージを作成するにはどうすればいいですか? こんにちは、 Yocto ビルドを使用しない場合、bootROM で認識できる u-boot イメージを生成できるツールはありますか? よろしくお願いします! クレーン Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? こんにちは、 ご返信よろしくお願いします。 SO、import_ddr_drv のルールは必要ありません。 S32DS を使用する場合、プロジェクトを作成して ConfigTools -> DDR をクリックした後、ビデオに示すように DDR 構成については何もポップアップ表示されませんでした。ツール バーは以下のようになりますが、DDR のアイコンはありません。 cranes_0-1763416103915.png インストールされるパッケージは以下の通りです。 cranes_1-1763416141384.png 一部のドキュメントでは、SW32_RTD_4.4_4.0.0_DS_updatesite_D2210.zip をインストールするように記載されていますが、どこにも見つかりません。それが本当に必要かどうかは分かりません。 よろしくお願いします! クレーン Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? こんにちは@cranes 、 前回の返信が役に立ってよかったです。DDR ファイルを生成するには、S32 Design Studio の DDR ツールを使用する必要があります。詳細については、次の URL を参照してください: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/Getting-Started-DDR-Tool/ta-p/1130390 使用している S32 Design Studio のバージョンに応じてインターフェースが多少変わる場合がありますが、基本的な手順は同じです。 他にご質問があればお知らせください。 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? ご返信ありがとうございます。それは役に立ちます。 さて、次の疑問が浮かびます。カスタム ボード用の DDR バイナリはどのように生成されますか? BSP ユーザー マニュアルのセクション 11.1 を見ると、次の 2 つのアクションが記載されています。 1. DDRツールを使用する 2. import_ddr_drv ターゲットを呼び出して make を使用します。 これらはそれぞれ独立した生成方法ですか、それとも両方を組み合わせる必要がありますか? import_ddr_drv のルールを使用する場合、いくつかのファイルが必要になるようです。それらはどのように生成されるのでしょうか? よろしくお願いします! クレーン Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? こんにちは@cranes 、 ご利用いただきありがとうございます。ご質問に関して、はい、U-Boot バイナリを手動でビルドし、QSPI または SD カードにフラッシュすることができます。BSP マニュアルを確認してください。バージョンによってはセクションが異なる場合があります。たとえば、BSP44 では、3.2.2「U-Boot ブートローダーの設定とビルディング」と3.2.4「Arm Trusted Firmware のビルディング」をCAN確認できます。これにより、ATF + U-Boot バイナリをビルドできるようになります。 他にご質問があればお知らせください。 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? 2番目の質問の答えを見つけました。はい、カスタムボードは評価ボードとは異なる方法で扱われます。カスタム ボードではソース コードが使用され、評価ボードではバイナリ ファイルが使用されます。 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? ご返信よろしくお願いします。 M コアのサンプル プロジェクトが見つかりました。DDR の構成は A コアと同じだと思います。新たな質問は、別の投稿で以下のように提起されています。 https://community.nxp.com/t5/S32G/S32G399A-DDR-configuration のプロジェクト例を見つける方法/mp/2252701/emcs_t/S2h8ZW1haWx8bWVudGlvbl9zdWJzY3JpcHRpb258TUlPMEFQSkNFOVhYRDF8MjI1MjcwMXxBVF9NRU5USU9OU3xoSw#M15599 よろしくお願いします! クレーン Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? こんにちは@cranes 、 返事が遅くなって申し訳ありません。ここ数日はオフィスを離れていました。 明確にするために、S32DS の任意の例をピン構成のベースとして使用することができ、次のオプションを使用してそれらを開くことができます。 alejandro_e_0-1764712472494.png 次に、ペリフェラルビュー(右上の小さな USB シンボル)で、必要なすべてのMCAL(AUTOSAR ドライバ)とドライバ(NXP による SW スタック)を追加できます。 alejandro_e_1-1764712728851.png 次に、上部中央の[コードの更新]ボタンを使用して構成を更新できるCAN、これはDDRビューで生成される DDR コードとは異なります。 承認された解決策として返信を選択されたため、このサポート投稿では適切な通知が届きません。FUTUREさらに質問や問題がある場合は、新しい投稿を作成していただければサポートさせていただきます。 よろしくお願いします。
View full article
Linuxシステムでi.MX8のPCIeデバイスをリセットする方法 当社の i.MX8QM は、PCIe A と PCIe B を使用して 2 つの PCIe ネットワーク カードを接続します。このうち、PCIe A のネットワーク カードは正常に動作しますが、PCIe B の PCIe ネットワーク カードでは、ドライバの初期化中にリンク トレーニング エラーが発生する場合があります。ただし、各デバイスの再起動後に初期化を CAN 正常に完了できます。リンク トレーニングが失敗する確率は低いため、そのような失敗が発生した場合には PCIe B をリセットする予定です。リセットが完了したら、ドライバを再ロードしてデバイスの初期化とリンク トレーニングをトリガーします。具体的な実施方法を教えてください。ありがとう! Linux Re: Methods to reset PCIe devices on i.MX8 under Linux system 「echo 1 > /sys/bus/pci/rescan」コマンドを試してください。
View full article
用于 i.MX6 的 Lightwing 开放式多媒体 UI 组合引擎 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 开放多媒体UI组合引擎与平台 在 i.MX6 上快速构建自定义数字标牌、视频墙、触摸式信息亭和 3D GUI。 Lightwing 是一个可编写脚本的组合和演示引擎,用于在许多 i.MX6 板供应商(包括Wandboard Quad 、 SolidRun Hummingboard和Advantech)的硬件上快速部署自定义数字标牌、交互式触摸信息亭和 3D GUI。 Lightwing 结合了动画 3D 对象、音频、视频、文本、触摸控制、实时 RSS 提要和来自网络的其他动态数据。内容开发和部署使用一流的开源工具(如 ffmpeg、Blender、Notepad++、OpenSSH 和 WinSCP)完成。 Lightwing 提供令人惊叹的、高动态的原生 3D 效果,吸引人们的注意力,还有动画文本、音频、视频、JPEG、PNG 图像、着色器效果和实时网络内容 - 所有这些都不需要复杂的网络浏览器、JavaScript、CSS、HTML5 或 Adobe Flash。 Lightwing 可在 Windows 和 Linux 上运行。内容在 Windows 上开发,然后通过本地网络或使用安全 OpenSSH 通过网络部署到低成本 i.MX6 Linux 播放器。 Lightwing 使您能够通过 OpenGL ES 2.0 直接利用 i.MX6 上的 GPU 和 VPU 加速器,而无需 Qt、Android 和浏览器平台所需的臃肿和数月的开发时间。 特征 原生 3D、图像、音频、视频和动画文本 内置页面过渡、动画、字体和效果 动态 Web RSS 源和 CSV 数据 超过 100 种图像、视频和字体着色效果 根据显示尺寸自动缩放和旋转内容 一流的开放工具 – Blender、ffmpeg、WinSCP 等。 通过 OpenSSH 进行高度安全的远程访问 多点触控滑动、捏合、缩放和旋转手势 触摸切换按钮和跟踪控制 Yocto 开放式嵌入式 Linux – 内核 4.1.15 高度可移植且轻量级的 C++ 应用 数字标牌 交互式触摸亭 视频墙 RSS新闻显示 自定义 3D GUI 汽车人机界面 Lightwing 可在个人和学校的可启动 MicroSD 卡上使用,也可为业务合作伙伴提供批量许可,以便在全球范围内部署。让我们颠覆您的行业! 更多信息,请访问: https://montgomery1.com/lightwing/ 概述
View full article
P1020/P1011 内存控制器常见问题解答 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在 P1020 中设置 ABSWP 位(在 LBCR 中)时,地址字节是交换还是仅镜像?另外,您能否确认 LBCR [ABSWP] 会影响除 NAND Flash 之外的本地总线使用的每个设备(芯片选择)? 通过设置 ABSWP 位(即如果地址=0x12345678,则 ABSWP=1。则LAD[0:15] = 0x7856且LA[16:31]=0x5678。LBCR [ABSWP] 影响本地总线使用的每个设备(芯片选择),NAND Flash 除外 P1011 的 NAND Flash 控制器速度和尺寸是多少? AeLBC 可以在 83 MHz 下工作。在最小 twc 时,它可以等于 2 LCLK,即 LCLK 频率的一半。eLBC 支持的最大页面大小为 2K。 如果我使用一个 mck 来驱动 P1011 中的所有 5 个 ddr3 芯片,我可以使用调平功能吗?另外,您推荐哪种拓扑结构? 是的,应该使用写入均衡功能来补偿由飞越拓扑引入的不同芯片之间的额外飞行时间偏差延迟。然而,我们不建议在 Fly-by 拓扑中路由时钟,而采用其他拓扑路由地址、命令和控制信号。有关 JEDEC DDR3 布线拓扑的更多详细信息,请访问 [ www.JEDEC.org ]。 32 位数据接口是否是控制 ABSWP 是否适用的唯一方法(即ABSWP 影响 8 位和 16 位数据接口,但不影响 32 位数据接口)? ABSWP 也会影响 32 位接口,并且不建议为 32 位接口设置 ABSWP,因为 LAD[0:15] 上仅显示 16 LSB 地址,而 LAD[16:31] 上输出的是零。 QorIQ P1设备
View full article
使用OpenSDA平台作为J-Link调试Kinetis(Use OpenSDA platform as J-Link to debug Kinetis all series) 中文版:     想到过使用飞思卡尔的Freedom平台当做昂贵的J-Link调试器吗,好吧,这次给你机会了,呵呵。昨天在去SEGGER官网查资料的时候看到了一个suprise,Segger刚刚为OpenSDA平台release了一个可以兼容Jlink功能的firmware。说白了,就是借用OpenSDA当做J-Link用,当然有部分功能是有所限制的,不过瑕不掩瑜,Jlink的高速、稳定及一些特有的功能一直让接触过它的开发者印象深刻,所以能用low-cost的OpenSDA实现高性能的Jlink实在是让人兴奋,包括在下,哈哈,所以还等什么,赶紧露胳膊抹袖子整整吧,呵呵~     其实这次SEGGER提供的firmware就是OpenSDA的一个Application(我已经上传到本博客最后的附件中了),类似MSD-APP和DBUG-APP等其他的OpenSDA应用,所以它的使用方法类似,具体可以参考我之前的一篇博客《尝鲜OpenSDA方式调试仿真Freedom平台》http://blog.chinaaet.com/detail/31795.html。     (1)将firmware更新到OpenSDA的平台之后,再回到normal mode,这样就可以把OpenSDA当J-Link用了。将硬件连接好之后,打开J-Link Commander,弹出的窗口如下图所示,看吧,有点如假包换的J-Link味道了吧,呵呵,而且还有正版的S/N序列号哦。     (2)当然在IAR环境下使用它还需要简单的设置几步,如下图所示,建议不使用flash loader而是使用jlink自带的调试下载引擎,更稳定且速度杠杠的,呵呵:     (3)一切都准备好之后,就可以按照J-Link的调试方法调试Kinetis了,呵呵。当然有个最大的好处是,借用J-Link的特性,使用OpenSDA也可以支持Live watch了,可以实时更新观察变量,这点灰常灰常给力,如下图: Limitations:     当然我们也会猜到SEGGER不会那么蠢到自断财路(OpenSDA平台可是非常low-cost的),不然谁还会用那么昂贵的正版J-Link啊,呵呵。所以使用SEGGER提供的这个firmware有以下几点限制: 1)只能用在飞思卡尔平台基于ARM的产品上; 2)只可以调试飞思卡尔的评估板,所以貌似如果用在自己画的板子上可能有问题; 3)还有一个比较遗憾的,那就是不支持使用J-Flash软件(我一直觉着J-Flash很好用); 4)SEGGER不提供技术支持(这个我觉着无所谓)。     总体来说,还是利好的消息的,我还是灰常灰常看好OpenSDA的应用前景的,连SEGGER都低头兼容了,看来飞思卡尔以后调试器短板有望得到弥补,加油吧,呵呵。     不聊了,附件为更新的固件,未完待续~ /*****************************************************************************************************************************************/ English Version:    It feels realy good to see that SEGGER has offered a firmware running on the FRDM OpenSDA platform which makes OpenSDA compatible to J-Link lite, allowing users to take advantage of most J-Link features. It means we can do the same things with high-performance by using the low-cost OpenSDA platform. 1) How to do?    The J-Link firmware SEGGER offered is just an OpenSDA Application, so put the FRDM board into Bootloader mode and update the firmware, which is enclosed in the attached, just like other OpenSDA applications. Then put it into normal mode and the J-Link driver will be installed. Open the J-Link Commander, and we will see the diagram below. In IAR IDE, some setup steps need to follow: 2) Why to do?     Most inland customers get used to J-Link to debug ARM based products since ARM7 time and the J-Link is realy good debugger by my experience, althougn the legal J-Link is expensive. So we can help the customer to develop and evaluata products with low-cost OpenSDA platform.    In addition, live watch in IAR, which can update the varibles in time, is only supported with J-Link engine, which is very important to customer.   3) Limitations     May be used with ARM based Freescale devices only;     Only debugging on evaluation boards is allowed. Debugging on custom hardware is not supported and not allowed;     No production flash programming support;     Unlimited breakpoints in flash available for evaluation only;     No support is given. 4) Suggestions     OpenSDA is a very potential platform. USBDM has also released a firmware which is compatible to OpenSDA recently. So an open source OpenSDA  release from P&E is expected and to help customer to custom their own debugger hardware, which can help us to extend our Kinetis products more convenient. Voila, just give a try! Re: 使用OpenSDA平台作为J-Link调试Kinetis(Use OpenSDA platform as J-Link to debug Kinetis all series) 据传说,SDA格式可以通过与FSL签署NDA获取。是否如此?
View full article
Processor Expert QorIQパケット・ツール <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />   特長 パケットツールソフトウェアは、通常は高度なテスト機器からしか得られない洞察を提供します。 Packet Toolsは、 QorIQプロセッサ のオンチップ・デバッグおよびトレース機能を使用して、システムに関するこれまでにない洞察を提供します。これは、製品に真の差別化を生み出すために使用するのと同じ洞察です。 このビデオでは、パケット・ツール全体の機能をすぐ理解できるように分かりやすく解説します。   注目のNXP製品 Processor Expert QorIQ最適化スイート Processor Expert QorIQパケット解析ツール 通信インフラストラクチャ
View full article
实践研讨会:从安全启动开始实现端到端安全 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 安全设计始于由策略、对威胁形势的理解以及用于实施物理和逻辑安全的方法组成的安全模型。鉴于当今的威胁形势,为了保护固件的执行,必须制定一项策略来仅允许执行经过身份验证的固件。实施此策略的方法依赖于 MCU 安全技术来创建受保护的启动流程。启动固件可以包含公钥加密来验证应用程序代码。除了最终设备中集成的这些组件之外,还必须在制造环境中采用一些工具和步骤。加入此会议,探索利用 Arm ® mbed TLS 开源软件设计和实现安全启动并防止固件攻击。本课程将使用最近推出的 K32W(K3S)进行实践部分。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 安全设计始于由策略、对威胁形势的理解以及用于实施物理和逻辑安全的方法组成的安全模型。鉴于当今的威胁形势,为了保护固件的执行,必须制定一项策略来仅允许执行经过身份验证的固件。实施此策略的方法依赖于 MCU 安全技术来创建受保护的启动流程。启动固件可以包含公钥加密来验证应用程序代码。除了最终设备中集成的这些组件之外,还必须在制造环境中采用一些工具和步骤。加入此会议,探索利用 Arm ® mbed TLS 开源软件设计和实现安全启动并防止固件攻击。本课程将使用最近推出的 K32W(K3S)进行实践部分。
View full article
实践研讨会:S32K 上的 FreeRTOS <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 该研讨会演示了 S32K 上的 FreeRTOS,并介绍了其在嵌入式环境中应用的基本系统操作、调度和资源管理。可以在该环境中编写用户应用程序,以最大限度地利用硬件资源,并根据操作对系统的重要性确定操作的优先级。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 该研讨会演示了 S32K 上的 FreeRTOS,并介绍了其在嵌入式环境中应用的基本系统操作、调度和资源管理。可以在该环境中编写用户应用程序,以最大限度地利用硬件资源,并根据操作对系统的重要性确定操作的优先级。 软件和工具
View full article
恩智浦技术研讨会 - 工业系统的免提、低延迟、安全语音控制 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 查看网络研讨会录音 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 查看网络研讨会录音 i.MXRT 106x
View full article
示例 MPC5748G DPM 多核 GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 此示例演示了如何使用 lauterbach 多核项目。 * 所有 MPC5748G 核心 (z4a、z4b、z2) 均处于活动状态。带有核心 z4a 的微型靴子。 * 在 z4a 上执行微配置,然后在 Core_Init(); 函数中执行 * 启动另外 2 个核心(z4b 和 z2)。 * 示例还包括 Lauterbach 多核 (多 powerview) 示例脚本 *+T32配置文件 * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC57xx MB + * 面罩组:1N81M * 目标:SRAM * 系统频率:160 MHz PLL * ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2014年10月29日 b21190(Vlna Peter)初始版本 1.1 2014 年 11 月 20 日 b21190(Vlna Peter)针对 Cut2.0 进行了修改 1.2 2014 年 11 月 20 日 b21190(Vlna Peter)添加了在启动时禁用 SWT_0 1.3 2016 年 2 月 12 日 b21190(Vlna Peter)针对多核项目进行了修改 ********************************************************************************************/ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 此示例演示了如何使用 lauterbach 多核项目。 * 所有 MPC5748G 核心 (z4a、z4b、z2) 均处于活动状态。带有核心 z4a 的微型靴子。 * 在 z4a 上执行微配置,然后在 Core_Init(); 函数中执行 * 启动另外 2 个核心(z4b 和 z2)。 * 示例还包括 Lauterbach 多核 (多 powerview) 示例脚本 *+T32配置文件 * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC57xx MB + * 面罩组:1N81M * 目标:SRAM * 系统频率:160 MHz PLL * ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2014年10月29日 b21190(Vlna Peter)初始版本 1.1 2014 年 11 月 20 日 b21190(Vlna Peter)针对 Cut2.0 进行了修改 1.2 2014 年 11 月 20 日 b21190(Vlna Peter)添加了在启动时禁用 SWT_0 1.3 2016 年 2 月 12 日 b21190(Vlna Peter)针对多核项目进行了修改 ********************************************************************************************/
View full article
車両ネットワーク:制御システムにおけるイーサネット <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 自動車におけるイーサネットの採用と、アビオニクスや産業用ネットワークにおけるイーサネットの採用との間には、多くの類似点があります。このセッションでは、最新の航空機やファクトリーオートメーションにおけるイーサネットの概要と、これらのアプリケーションに対するイーサネットの適合性をさらに向上させるための新しい技術について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 自動車におけるイーサネットの採用と、アビオニクスや産業用ネットワークにおけるイーサネットの採用との間には、多くの類似点があります。このセッションでは、最新の航空機やファクトリーオートメーションにおけるイーサネットの概要と、これらのアプリケーションに対するイーサネットの適合性をさらに向上させるための新しい技術について説明します。
View full article
JustInTime_Milestone_3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我们已经在 bitbucket 上上传的 JustInTime_Milestone_3.doc 文件中描述了此视频中发生的事情 (在 “我的视频” 中查看)
View full article
U-BootおよびLinux® OSをQorIQ P5ファミリ開発システムに移植する際の課題を克服 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 最新バージョンのu-bootおよびLinuxを最新のQorIQ P5ファミリ・デバイスに移植するには、課題が生じる場合があります。UART、USB、フラッシュなどの周辺機器を有効にし、Linuxのフラットデバイスツリー構造を使用するには、u-bootとカーネルの間の調整が必要です。P5ファミリには、ネットワーク処理用のData Path Acceleration Architecture(DPAA)とRAIDエンジンが含まれています。さらに、ハイパーバイザーとカーネルベースの仮想マシンで実現されるシステムパーティショニングにより、リソースの共有とアクセス制御が可能になります。このクラスでは、これらの課題をどのように克服するか、どのツールを使用するか、メモリコントローラがこれらのマルチコアデバイスでDDR3、複数のPCI Express®、DPAAをサポートできるようにする方法、およびSDKを構成するハイパーバイザやUser Space Data Path Acceleration Architecture(USDPAA)などの他のコンポーネントについて学習します。
View full article
AMF-INS-T2024 - 半導体 101/102: 集積回路の機能と製造 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> エレクトロニクス業界に携わる多くの人々は、製造サイクルタイム、半導体ファブの集約、故障解析結果などの問題を理解するために、半導体部品に関する基本的な知識を必要としています。このセッションは、技術者以外の聴衆を対象としており、半導体デバイスとその製造方法の概要を説明します。講義は、半導体デバイスの仕組みについて簡単に説明するところから始まります。プレゼンテーションの大部分は、使用される機器/設備の複雑さと必要なプロセス時間に重点を置いて、半導体デバイスの一般的な製造フローについて説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> エレクトロニクス業界に携わる多くの人々は、製造サイクルタイム、半導体ファブの集約、故障解析結果などの問題を理解するために、半導体部品に関する基本的な知識を必要としています。このセッションは、技術者以外の聴衆を対象としており、半導体デバイスとその製造方法の概要を説明します。講義は、半導体デバイスの仕組みについて簡単に説明するところから始まります。プレゼンテーションの大部分は、使用される機器/設備の複雑さと必要なプロセス時間に重点を置いて、半導体デバイスの一般的な製造フローについて説明します。
View full article