2205963_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2205963_ja-JP

2205963_ja-JP

Linuxシステムでi.MX8のPCIeデバイスをリセットする方法

当社の i.MX8QM は、PCIe A と PCIe B を使用して 2 つの PCIe ネットワーク カードを接続します。このうち、PCIe A のネットワーク カードは正常に動作しますが、PCIe B の PCIe ネットワーク カードでは、ドライバの初期化中にリンク トレーニング エラーが発生する場合があります。ただし、各デバイスの再起動後に初期化を CAN 正常に完了できます。リンク トレーニングが失敗する確率は低いため、そのような失敗が発生した場合には PCIe B をリセットする予定です。リセットが完了したら、ドライバを再ロードしてデバイスの初期化とリンク トレーニングをトリガーします。具体的な実施方法を教えてください。ありがとう!

LinuxRe: Methods to reset PCIe devices on i.MX8 under Linux system

「echo 1 > /sys/bus/pci/rescan」コマンドを試してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 08:55 AM
更新者: