通过设置 ABSWP 位(即如果地址=0x12345678,则 ABSWP=1。则LAD[0:15] = 0x7856且LA[16:31]=0x5678。LBCR [ABSWP] 影响本地总线使用的每个设备(芯片选择),NAND Flash 除外
AeLBC 可以在 83 MHz 下工作。在最小 twc 时,它可以等于 2 LCLK,即 LCLK 频率的一半。eLBC 支持的最大页面大小为 2K。
是的,应该使用写入均衡功能来补偿由飞越拓扑引入的不同芯片之间的额外飞行时间偏差延迟。然而,我们不建议在 Fly-by 拓扑中路由时钟,而采用其他拓扑路由地址、命令和控制信号。有关 JEDEC DDR3 布线拓扑的更多详细信息,请访问 [ www.JEDEC.org ]。
ABSWP 也会影响 32 位接口,并且不建议为 32 位接口设置 ABSWP,因为 LAD[0:15] 上仅显示 16 LSB 地址,而 LAD[16:31] 上输出的是零。