2202977_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2202977_ja-JP

2202977_ja-JP

s32g-vnp-rdb3 用の u-boot イメージを作成するにはどうすればいいですか?

こんにちは、

Yocto ビルドを使用しない場合、bootROM で認識できる u-boot イメージを生成できるツールはありますか?

よろしくお願いします!

クレーン

Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3?

こんにちは、

ご返信よろしくお願いします。

SO、import_ddr_drv のルールは必要ありません。

S32DS を使用する場合、プロジェクトを作成して ConfigTools -> DDR をクリックした後、ビデオに示すように DDR 構成については何もポップアップ表示されませんでした。ツール バーは以下のようになりますが、DDR のアイコンはありません。

cranes_0-1763416103915.pngcranes_0-1763416103915.png

インストールされるパッケージは以下の通りです。

cranes_1-1763416141384.pngcranes_1-1763416141384.png

一部のドキュメントでは、SW32_RTD_4.4_4.0.0_DS_updatesite_D2210.zip をインストールするように記載されていますが、どこにも見つかりません。それが本当に必要かどうかは分かりません。

よろしくお願いします!

クレーン







Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3?

こんにちは@cranes

前回の返信が役に立ってよかったです。DDR ファイルを生成するには、S32 Design Studio の DDR ツールを使用する必要があります。詳細については、次の URL を参照してください: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/Getting-Started-DDR-Tool/ta-p/1130390

使用している S32 Design Studio のバージョンに応じてインターフェースが多少変わる場合がありますが、基本的な手順は同じです。


他にご質問があればお知らせください。

Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3?

ご返信ありがとうございます。それは役に立ちます。

さて、次の疑問が浮かびます。カスタム ボード用の DDR バイナリはどのように生成されますか?

BSP ユーザー マニュアルのセクション 11.1 を見ると、次の 2 つのアクションが記載されています。

1. DDRツールを使用する

2. import_ddr_drv ターゲットを呼び出して make を使用します。

これらはそれぞれ独立した生成方法ですか、それとも両方を組み合わせる必要がありますか?

import_ddr_drv のルールを使用する場合、いくつかのファイルが必要になるようです。それらはどのように生成されるのでしょうか?

よろしくお願いします!

クレーン

Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3?

こんにちは@cranes

ご利用いただきありがとうございます。ご質問に関して、はい、U-Boot バイナリを手動でビルドし、QSPI または SD カードにフラッシュすることができます。BSP マニュアルを確認してください。バージョンによってはセクションが異なる場合があります。たとえば、BSP44 では、3.2.2「U-Boot ブートローダーの設定とビルディング」3.2.4「Arm Trusted Firmware のビルディング」をCAN確認できます。これにより、ATF + U-Boot バイナリをビルドできるようになります。


他にご質問があればお知らせください。

Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3?

2番目の質問の答えを見つけました。はい、カスタムボードは評価ボードとは異なる方法で扱われます。カスタム ボードではソース コードが使用され、評価ボードではバイナリ ファイルが使用されます。

Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3?

ご返信よろしくお願いします。

M コアのサンプル プロジェクトが見つかりました。DDR の構成は A コアと同じだと思います。新たな質問は、別の投稿で以下のように提起されています。

https://community.nxp.com/t5/S32G/S32G399A-DDR-configuration のプロジェクト例を見つける方法/mp/2252701/emcs_t/S2h8Z...

よろしくお願いします!

クレーン

Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3?

こんにちは@cranes

返事が遅くなって申し訳ありません。ここ数日はオフィスを離れていました。

明確にするために、S32DS の任意の例をピン構成のベースとして使用することができ、次のオプションを使用してそれらを開くことができます。

alejandro_e_0-1764712472494.pngalejandro_e_0-1764712472494.png

次に、ペリフェラルビュー(右上の小さな USB シンボル)で、必要なすべてのMCAL(AUTOSAR ドライバ)とドライバ(NXP による SW スタック)を追加できます。

alejandro_e_1-1764712728851.pngalejandro_e_1-1764712728851.png


次に、上部中央の[コードの更新]ボタンを使用して構成を更新できるCAN、これはDDRビューで生成される DDR コードとは異なります。


承認された解決策として返信を選択されたため、このサポート投稿では適切な通知が届きません。FUTUREさらに質問や問題がある場合は、新しい投稿を作成していただければサポートさせていただきます。


よろしくお願いします。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-03-2025 03:31 AM
更新者: