Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
S32K3X4 - デバイス固有のMACアドレス こんにちは、 S32K3x4 レジスタから読み取り、ステーションの送信元 MAC アドレスとして使用できる、グローバルに一意のイーサネット MAC アドレスはありますか? ありがとうございました。 ヤクブ Re: S32K3X4 - device unique MAC address こんにちは@jakub_mielczareさん、 このThreadの私の投稿を確認してください: S32K358 GMAC MACアドレス よろしくお願いいたします。 パベル
記事全体を表示
Zephyr:在 RT1176 上从与非加载内存 亲爱的恩智浦社区, 我目前正在尝试将 Coral Dev 板 Micro(基于 RT1176)移植到 Zephyros。 我们目前正在基于 RT1176 开发自己的定制板,并计划在承诺之前使用 Coral Dev Board Micro 作为开发板,以全面了解 Zephyros 和恩智浦。(到目前为止,主要使用裸机,在ST芯片上使用FreeRTOS)我们现在面临的主要问题 之一是如何启动Coral Dev Board Micro。 我们想将图像闪存到 flexspi 与非 闪存芯片 (MT29F1G01ABBFDWB) 上。出于性能原因,启动加载程序应将映像传输到 OCRAM。 我们还计划下一步支持 OTA。 已经完成的工作: - 包括 DT。NAND 闪存上的 mcuboot 分区 -预内核主板配置(pll、flexspi、nand/sdram 时序)你建议我们采取什么方法? 使用 Zephyr McuBoot 成功加载与非内存需要哪些步骤? 提前谢谢!如果您需要更多详细信息,请告诉我。 Re: Zephyr: Ram load from NAND on RT1176 你好@Nico4555 请参阅 Zephyr 官方文档中的 "利用 Zephyr 构建和使用 MCUboot":https://docs.mcuboot.com/readme-zephyr.html 请直接向 Zephyr 社区提交问题( 讨论 和 问题 ) 即使在 RT1170 EVK 板上,默认情况下也未启用 与非 闪存设备,请参阅这篇文章了解更多详情。 B.R、 Sam
記事全体を表示
S32K3X4EVB-T172 における PEmicro 接続アシスタントの問題 クイック スタート ガイドに従っているにもかかわらず、S32K3X4EVB-T172 に接続できません: https://www.nxp.com/document/guide/quick-start-guide-for-s32k3x4evb-board:GS-S32K3X4EVB-Q172 ボードとLED: zaighamkhawaja_4-1764249676294.png デバッグを試みると、PEmicro 接続アシスタントが表示されます。 zaighamkhawaja_0-1764249542881.png デバイスドライバ: zaighamkhawaja_1-1764249590231.png デバッグ設定: zaighamkhawaja_2-1764249639854.png zaighamkhawaja_3-1764249653892.png データ ケーブルの変更、コンピューターの変更、S32DS の再インストール、ドライバの再インストール、P&E Micro Utilities の試用はすでに試しました。 Windows 11、S32DS 3.6.4で試用&3.6.1 S32K3X4EVB-T172 S32DS-S32プラットフォームOPENSDA Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 EVB への接続は初めてですか?以前にプロジェクトをアップロードしたことがありますか? ボードは新品で、工場出荷時にプログラムがインストールされているようです。例えば、SW5とSW6を押すとUSER_LED_0の色が変わります。 写真から、RESET_K3 と RST_OSDA の両方の LED がオンになっていることがわかります。ボードの電源投入時に RESET_K3 は常にオンになっていますか? 測定できますか?通常、リセットLEDが点灯しているときは、非常に短い時間だけ定期的にラインが引き抜かれ、MCUがリセット状態を維持します。 電源投入手順に従ってボードを接続すると、RESET_K3 と RST_OSDA は最初はオフになります。デバッグを試みると、RST_OSDA (場合によっては RST_K3) LED がオンになり、同時に PEmicro 接続アシスタントのポップアップが表示されます。 また、SW4 を押してからデバッグを再試行すると、次の異なるポップアップが表示されます。 zaighamkhawaja_0-1764732467636.png また、電圧源を測定します。電圧源が期待値を提供しない場合は、MCU が損傷している可能性があります。 既に2種類のアダプター(12V-4Aと12V-5A)で試しましたが、どちらも同じ結果でした。アダプターの電圧出力は安定しています。 - S32K3 MCU が損傷しているということであれば、デフォルトのアプリケーション (LED の色の変更) はボード上で引き続き動作しています。 - NXP K26が損傷したということであれば、「Multilink Firmware Config Utility」を使用してファームウェアをusbmlacpembeddedens.1098にアップグレードすることは可能です。 外部デバッガー (PEmicro、JLink、Latuerbach など) が利用できる場合は、代わりにそれらを使用して、接続が可能かどうかを確認してください。 来週、新しい EVB と一緒に JLink を入手します。今回はS32K344MINI EVBになります。 根本原因を特定するためにさらに必要なことがあれば、お知らせください。 ザイガム Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 こんにちは、 @zaighamkhawaja さん、 インストールの詳細を共有していただきありがとうございます。どちらもS32K3x Devのようです。パッケージと PEmicro プラグインが正しくインストールされています。EVB への接続は初めてですか?以前にプロジェクトをアップロードしたことがありますか? 写真から、RESET_K3 と RST_OSDA の両方の LED がオンになっていることがわかります。ボードの電源投入時に RESET_K3 は常にオンになっていますか?測ることはできますか?通常、リセット LED がオンのときは、非常に短い時間だけ定期的にラインが引き出され、MCU がリセット状態に維持されます。 また、電圧源を測定します。電圧源が期待値を提供しない場合は、MCU が損傷している可能性があります。 外部デバッガー (PEmicro、JLink、Latuerbach など) が利用できる場合は、代わりにそれらを使用して、接続が可能かどうかを確認してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 はい、ここにあります: zaighamkhawaja_0-1764623301449.png zaighamkhawaja_1-1764623365030.png C/C++ Common GDB Support 11.4.0.202309142347 org.eclipse.cdt.gdb.feature.group Eclipse CDT C/C++ Development Platform 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.platform.feature.group Eclipse CDT C/C++ Development Tooling Native Utilities 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.native.feature.group Eclipse CDT C/C++ Development Tools 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.feature.group Eclipse CDT C/C++ DSF GDB Debugger Integration 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.gnu.dsf.feature.group Eclipse CDT C/C++ GCC Cross Compiler Support 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group Eclipse CDT C/C++ GDB Hardware Debugging 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.feature.group Eclipse CDT C/C++ GNU Toolchain Build Support 11.4.0.202311121705 org.eclipse.cdt.gnu.build.feature.group Eclipse CDT C/C++ GNU Toolchain Debug Support 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.gnu.debug.feature.group Eclipse CDT C/C++ Memory View Enhancements 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group Eclipse CDT C/C++ Remote Launch 11.4.0.202309142347 org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group Eclipse CDT Core Server Feature 1.15.200.v20231110-1900 org.eclipse.equinox.server.core.feature.group Eclipse Equinox Project e(fx)clipse - IDE - Basic 3.9.0.202210170554 org.eclipse.fx.ide.basic.feature.feature.group Eclipse.org ECF Apache Httpclient 5 FileTransfer Provider 1.1.702.v20231114-1017 org.eclipse.ecf.filetransfer.httpclient5.feature.feature.group Eclipse.org - ECF ECF Core Feature 1.6.2.v20231021-2127 org.eclipse.ecf.core.feature.feature.group Eclipse.org - ECF ECF Filetransfer Feature 3.14.1900.v20230715-1945 org.eclipse.ecf.filetransfer.feature.feature.group Eclipse.org - ECF ECF Filetransfer SSL Feature 1.1.402.v20231021-2127 org.eclipse.ecf.filetransfer.ssl.feature.feature.group Eclipse.org - ECF Eclipse Help System 2.3.1600.v20231201-0110 org.eclipse.help.feature.group Eclipse.org Eclipse Platform 4.30.0.v20231201-0512 org.eclipse.platform.feature.group Eclipse.org Eclipse RCP 4.30.0.v20231201-0512 org.eclipse.rcp.feature.group Eclipse.org Eclipse XML Editors and Tools 3.31.0.v202308200343 org.eclipse.wst.xml_ui.feature.feature.group Eclipse Web Tools Platform Embedded C/C++ J-Link Debugging 6.4.0.202307251916 org.eclipse.embedcdt.debug.gdbjtag.jlink.feature.group Eclipse Embedded CDT EMF - Eclipse Modeling Framework Core Runtime 2.36.0.v20231002-1156 org.eclipse.emf.ecore.feature.group Eclipse Modeling Project EMF Common 2.30.0.v20230916-0637 org.eclipse.emf.common.feature.group Eclipse Modeling Project EMF Ecore Edit 2.16.0.v20230211-1150 org.eclipse.emf.ecore.edit.feature.group Eclipse Modeling Project Equinox p2, headless functionalities 1.7.0.v20231112-1314 org.eclipse.equinox.p2.core.feature.feature.group Eclipse.org - Equinox Equinox p2, minimal support for RCP applications 1.4.2200.v20231112-1314 org.eclipse.equinox.p2.rcp.feature.feature.group Eclipse.org - Equinox GDB Client for Arm Embedded Processors 15.1 Build 1703 1.0.0.202511261537 com.nxp.s32ds.brc.gdb.tools.feature.feature.group NXP GEF Classic Draw2d 3.18.0.202311222042 org.eclipse.draw2d.feature.group Eclipse GEF GEF Classic GEF (MVC) 3.18.0.202311222042 org.eclipse.gef.feature.group Eclipse GEF GEF Classic Zest 3.18.0.202311222042 org.eclipse.zest.feature.group Eclipse GEF Git integration for Eclipse 6.8.0.202311291450-r org.eclipse.egit.feature.group Eclipse EGit GNU ARM PEMicro Interface Debugging Support 6.0.9.202509241532 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.feature.feature.group P&E Microcomputer Systems Inc. Memory Analyzer 1.15.0.202311170814 org.eclipse.mat.feature.feature.group Eclipse Memory Analyzer Nebula Grid Widget 1.1.0.202303072132 org.eclipse.nebula.widgets.grid.feature.feature.group Eclipse Nebula net.sourceforge.ehep 1.1.0 net.sourceforge.ehep.feature.group Randallco and EHEP Team NXP GCC for Arm Embedded Processors 10.2 Build 1728 1.0.0.202508270740 com.nxp.s32ds.brc.arm.tools.gcc102.feature.feature.group NXP NXP GCC for Arm Embedded Processors 11.4 Build 1763 1.0.0.202508271006 com.nxp.s32ds.brc.arm.tools.gcc114.feature.feature.group NXP PEmicro ARM Device Expansion Plugin 6.0.9.202509241532 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.expansion.feature.feature.group P&E Microcomputer Systems Inc. Remote Services 11.4.0.202309142347 org.eclipse.remote.feature.group Eclipse CDT Remote System Explorer End-User Runtime 4.5.500.202305261020 org.eclipse.rse.feature.group Eclipse TM Project RTD S32K3XX 6.0.0.202506161748 com.nxp.RTD.S32K3XX.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc. RTD S32K3XX 6.0.0.202506161748 com.nxp.RTD.S32K3XX.root.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc. S32 Debugger Core 3.6.5.202511272018 com.nxp.s32ds.brc.debugger.core.feature.feature.group NXP S32 Design Studio CLE S32CT 1.8.9.202511261304 com.nxp.s32ds.cle.uct.feature.feature.group NXP S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.5.202511272206 com.nxp.s32ds.platform.ide.feature.feature.group NXP S32 Design Studio for S32 Platform Tools 3.6.5.202511272206 com.nxp.s32ds.platform.ide.tools.feature.feature.group NXP S32DS Product 3.6.4.202509291703 com.nxp.s32ds.platform.ide.product NXP S32G development package 3.6.4.202509291633 com.nxp.s32ds.s32g2.dev.feature.feature.group NXP S32K1xx development package 3.6.5.202511272256 com.nxp.s32ds.s32k1.dev.feature.feature.group NXP S32K3 FreeMASTER Serial Communication Driver 1.4.2.202412201001 com.nxp.s32ds.s32k3.sdk.freemaster.feature.feature.group NXP S32K3xx development package 3.6.4.202509291639 com.nxp.s32ds.s32k3.dev.feature.feature.group NXP S32M2xx development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.s32m2.dev.feature.feature.group NXP S32N5 development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.s32n.dev.feature.feature.group NXP S32R41 development package 3.6.4.202509291624 com.nxp.s32ds.s32r41.dev.feature.feature.group NXP S32R45 development package 3.6.4.202509291624 com.nxp.s32ds.s32r45.dev.feature.feature.group NXP S32R47 development package 3.6.4.202509291625 com.nxp.s32ds.s32r47.dev.feature.feature.group NXP S32Z2/E2 development package 3.6.4.202509291631 com.nxp.s32ds.s32esz.dev.feature.feature.group NXP SAF85xx development package 3.6.4.202509291625 com.nxp.s32ds.saf85.dev.feature.feature.group NXP SAF86xx development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.saf86.dev.feature.feature.group NXP SECRDR S32K1 3.0.0.202508081221 com.nxp.SECRDR.S32K1.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc. Terminal (Console) View 11.4.0.202311142324 org.eclipse.tm.terminal.view.feature.feature.group Eclipse CDT TM Terminal 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group Eclipse CDT TM Terminal Control 11.4.0.202311142253 org.eclipse.tm.terminal.control.feature.feature.group Eclipse CDT TM Terminal Local Connector Extensions 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.connector.local.feature.feature.group Eclipse CDT TM Terminal SSH Connector Extensions 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh.feature.feature.group Eclipse CDT Xtend Library 2.33.0.v20231121-0955 org.eclipse.xtend.lib.feature.group Eclipse Xtext   Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。 まずは少し立ち止まって考えてみましょう。 IDE の「ヘルプ」タブにある「インストールの詳細」のスクリーンショットをお送りください。 Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 こんにちは、 @zaighamkhawaja さん、 追加情報ありがとうございます。 外部デバッガーに接続できる場合は、更新してください。 これは空白プロジェクトでもサンプルプロジェクトでも発生しますか?最後のチャンスとして、デバッグ/消去ではなく、MCU に接続してみましたか? Julin_AragnM_0-1764966031025.png このことから、HSE がインストールされている、またはデバッグ ポートがロックされており、パスワードまたはチャレンジ/レスポンスによってセキュリティを解除する必要があると考えられます。P Emicro は、各セッションの開始時にデバッガーを認証するための Python スクリプトを提供していますが、パスワードが必要です。 最後の手段としては、MCU を交換して、デバッグ インターフェースに障害があるかどうか、または MCU のデバッグ ピンが保護されているか無効になっているかどうかを確認します。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 外部JTAGデバッガーが動作します。 空のプロジェクトやサンプルプロジェクトも機能しませんでした。 - 実行中のターゲットへのアタッチが機能しませんでした。 別のボードも購入しましたが、そちらはオンボードデバッガーで動作するので、IDEや設定とは関係ありません。
記事全体を表示
NTAG 424 DNA – ChangeFileSettingsは常に0x917Eを返します こんにちは、 NTAG 424 DNAでSDMを設定しようとしていますが、UIDのみの最小限の設定でも、ChangeFileSettingsを呼び出すと常にSW = 0x917Eが返されます。EV2認証は成功します(AuthenticateEV2FirstはOK、TIとセッションキーは正しく取得され、CmdCtrがインクリメントされます)。GetFileSettings (plain)も動作し、デフォルトのNDEF設定(FileType=00、FileOption=00、AccessRights=E0EE、FileSize=000100)を返します。 NLENを含むNDEFを生成し、UID/CTR/MACオフセットを正しく計算し(すべてのオフセットはファイルサイズの範囲内)、SDMOptions = 0x81、SDMAccessRights = EFFFを使用してUIDのみのCmdDataを構築します。UIDOffsetを組み込み、SDMReadCtrOffset、SDMMACInputOffset、SDMMACOffsetを000000に設定します。APDUはEV2 MACのみのモードで送信されます。タグは、デフォルトのキーを持つ新しいNTAG 424 DNAでは常に917Eを返します。 AN12196、AN12321、AN14137を読みましたが、SDM(UIDのみのSDMとUID+CTR+MAC+PICCDataを含む完全なSDMの両方)で想定されるCmdDataレイアウトがまだ完全には明確ではありません。一部のドキュメントではCmdDataにFileSizeが含まれていますが、他のドキュメントでは含まれていません。また、SDMAccessRightsのどの組み合わせ(SDMMetaRead、SDMFileRead、SDMCtrRet)が許可されているのか、そしてChangeFileSettings中に917Eエラーが発生する具体的な条件が何なのかも不明です。 NXP の担当者に確認をお願いできますか: - StandardDataFile で SDM を有効にする場合の CmdData の正確なバイト形式 - SDMOptionsとSDMAccessRightsの有効な組み合わせ - オフセットは厳密なご注文や配置規則に従う必要があるかどうか - このコマンドの 917E の正確な意味は何ですか? ファイル番号 2 の SDM の有効な ChangeFileSettings ペイロード (UID のみ、または UID + CTR + MAC + PICCData を含む完全な SDM) の実用的な例があれば、非常に役立ちます。 サポートありがとうございます Re: NTAG 424 DNA – ChangeFileSettings always returns 0x917E こんにちは、NB_STさん、 私もあなたと同じ問題を抱えています。 解決できましたか? 認証に成功してNDEFを書き込もうとすると、必ず917Eエラーが返されます。アプリケーションノートの手順は正確に守っています。 何かアドバイスがあればぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
s32K144 可以 UDS 引导加载程序:安全访问 0x27 大家好 我正在尝试发送 256 字节的种子,但是在 CAN Transmit 中遇到了问题 ( ''/* 向 TP TX FIFO 写入帧数据 */ boolean TP_WriteAFrameDataInTP(const uint32 i_TxMsgID、 const tpfUDSTxMsgCallBack i_pfUDSTxMsgCallBack、 const uint32 i_xTxDataLen、 const uint8 *i_pDataBuf) { }'' )。但是如果我发送 16 字节的种子它就能正常工作我在接收器端收到 16 字节的种子。但是当我将种子长度更新为256字节时,情况并非如此。请尽快帮我解决这个问题。 Re: s32K144 can UDS bootloader: secure Access 0x27 你好@Chandrakant 在 CAN FD 模式下,数据长度限制为 64 字节: lukaszadrapa_0-1764155777713.png 长度是这样检查的 lukaszadrapa_1-1764155825459.png 如你所见,消息信息也会占用几个字节。 lukaszadrapa_2-1764155865852.png 因此,您需要遵守这一限制。 此致, Lukas Re: s32K144 can UDS bootloader: secure Access 0x27 感谢 Lukas 的快速回复。 明白你的意思但这是否意味着种子不能超过 64 字节? 我们能否将 256 字节的种子分成多个帧,以便将来自 ECU 的 27 个响应作为服务发送(S32K144)。 为了执行同样的操作,我修改了 Tp_cfg.h 中提到的 TX_TP_QUEUE_LEN从 50u 到 270u,但在初始化 FYR 时出现问题,问题详情如下: 程序收到信号 SIGTRAP,跟踪/断点陷阱。 main () at ./Sources/main.c:98 98 UDS_MAIN_Init(BSP_Init, BSP_AbortCANTxMsg); 断点 1, CANTP_Init () at ../UDS_ProtocolStack/can_tp.c:429 429 ApplyFifo(RX_TP_QUEUE_LEN, RX_TP_QUEUE_ID,&eStatus); 程序收到信号 SIGINT,中断。 0x00006782 in CANTP_Init () at .../UDS_ProtocolStack/can_tp.c:442 442 if (ERRO_NONE != eStatus) 断点 3, CANTP_Init () at .../UDS_ProtocolStack/can_tp.c:429 429 ApplyFifo(RX_TP_QUEUE_LEN, RX_TP_QUEUE_ID,&eStatus); 能否请您就这一部分提供指导? Re: s32K144 can UDS bootloader: secure Access 0x27 你好,卢卡斯, 谢谢你的见解。 JFYR,我使用的是 s32k144 CAN 引导加载程序项目,其中使用了 16 字节的种子。我的目标是发送 256 字节的种子,我通过更新以下字段设法发送了 252 字节的种子: //previous #define TOTAL_FIFO_BYTES (800u) /* 配置总字节数 */ #define TOTAL_FIFO_BYTES (2400u) /* 配置总字节数 */ //#define SA_ALGORITHM_SEED_LEN (16u) /* 前一个种子长度*/#define SA_ALGORITHM_SEED_LEN (256u) uint8 aDataBuf[270u]; //updated buf size of this structure"tUdsAppMsgInfo" //previous #define TX_TP_QUEUE_LEN (50u) /* UDS 向 TP 发送信息的最大长度 */ #define TX_TP_QUEUE_LEN (300) /* UDS 向 TP 发送信息的最大长度 */ //previous static void AppMemcopy(const void *i_pvSource, const uint8 i_CopyLen, void *o_pvDest); static void appMemCopy(const void *i_pvSource,const uint16 i _Copylen,void *o_pvDest);<----这里通过将 copylen 的数据类型从 uint8 更改为 uint16,我想发送 256 字节的种子,但徒劳无功,没有成功。 如果您能帮我一把,那真是帮了大忙了。 谢谢, Chandrakant
記事全体を表示
[RTD] S32K31X - 基本 CAN 与完全 CAN 在 S32K31x MCU 系列中,如果使用 FIFO 配置的对象未设置为基本 CAN,会影响操作吗? 似乎无论完全/基本设置如何,生成结果都是一样的,所以我想澄清一下。 请说明 RTD 中基本 CAN 和全 CAN 的区别? 谢谢。 RTD Re: [RTD] S32K31X - Basic CAN vs Full CAN 你好@alexyang、 Basic CAN 和 Full CAN 不影响代码生成,因为它们只是 EB Tresos 上的接口。选择"Full" 或"Basic" 对 Can 驱动程序没有任何影响。 顺祝商祺! 丹
記事全体を表示
アパレル認証用NFC 私たちは、消費者が真贋を認証し、偽造品から保護する方法として、NFC テクノロジを使用してFUTUREの衣料品の発売時にタグを付けることに興味を持っています。 各 NFC タグを指定された URL に送信できることは理解していますが、偽造者が同じ認証 URL を指すようにチップをプログラムするのを防ぎたいと考えています。 調べてみると、改ざん機能付きの NTAG424 DNA のような専用チップと、サーバーに関連付けられた公開/秘密キーを使用するのがよい方法のようです。 この機能では、NFC ツールを使用してチップを適切にプログラムすることはCANないと思います。 NTAG213 のような従来のチップでは、URL でチップ UID を送信してサーバー側で確認できますが、問題は誰かが正しいアドレスを見つけられることです。 質問なのですが、私たちがやりたいことを実現するのに役立つチップやツールはありますか? もしSOなら、始めるためにハードウェア、チップ、リーダーなどの面で何が必要でしょうか? Re: NFC for authenticating apparel @KaiLiウェブサイトで NDA を見つけて提出しました。それが完了したら、目標を達成するために必要なすべての機器とソフトウェアを誰かが私たちに見せてくれることを願っています。 Re: NFC for authenticating apparel @KaiLiまた、各チップに異なる情報を表示する Web サイトにすべてを結び付ける方法を説明しているリソースはありますか? Re: NFC for authenticating apparel ありがとう@KaiLi SO、このリーダーを注文する必要があります: https://www.nxp.com/part/MFEV730 NDAとは何ですか?それが何を意味するのか分かりません。 これらすべてをどのように設定するか、チップをどこで入手するか、それぞれを特定の URL に割り当てて、そのチップだけがそこにアクセスできるようにする方法などを完全に説明しているリソースはありますか? Re: NFC for authenticating apparel こんにちは@305 MFEV730は、 PEGODAコンタクトレススマートカードリーダー| NXP Semiconductorsから注文できます。これにはリーダーとNTAG424DNAサンプルが含まれています。 さらに、sw186658 (RFID Discover v5.8) もリクエストする必要がありますが、これは NDA の下で利用可能です。 SO、RFID Discover v5.8 をインストールし、MFEV730 を注文すれば、始めることができます。
記事全体を表示
mbedtls 的弃用通知 你好 我发现了 mbedtls 的弃用通知: https://github.com/nxp-mcuxpresso/mbedtls/commit/1608d09ba2fac9cad07fd2bc603bc515aaeee3d1 MBEDTLS 版本 2.x 已标记为弃用,将在未来的版本中从 MCUXpresso SDK 中移除,并将替换为 MBEDTLS 3.x。我们鼓励用户迁移到 MBEDTLS 3.x。 我目前在一个裸机(非 Zephyr)项目的 i.MX RT1021 上使用恩智浦的 mbedTLS 2.28.10 分支,依靠 DCP 硬件加速,我有兴趣迁移到 mbedTLS 3.x(如通知中建议的那样),并使用 PSA 来获得不透明密钥(例如使用 OTPMK 支持的密钥)。 为了更好地了解迁移路径,我可以问几个问题吗? 恩智浦针对MCUXpresso SDK/裸机i.MX RT10xx设备(包括DCP加速)的mbedTLS 3.x分支已经有公共存储库或分支了吗?如果有,能否请您指给我看? 贵公司是否计划提供支持由 i.MX RT1021 硬件支持的不透明密钥的 PSA Crypto 集成(例如,使用带有 OTPMK 或其他硬件密钥源的 DCP)?是否会有相关的示例项目或文档? 如果有任何早期预览版或分支需要反馈,我很乐意在我的 RT1021 设置上进行测试。 非常感谢您抽出时间,为恩智浦 mbedTLS 集成所做的工作。 顺祝商祺! 最大值 Re: deprecation notice for mbedtls 你好 我知道你对在 i.MX RT1021 裸机项目上从 mbedTLS 2.28.10 迁移到 mbedTLS 3.x 很感兴趣,尤其是 DCP 硬件加速和不透明密钥的 PSA。 关于迁移路径: 1.弃用通知是正确的。mbedTLS 2.x 将在未来的版本中从 MCUXpresso SDK 中移除,取而代之的是 mbedTLS 3.x。 2。对于使用 DCP 硬件加速的 RT1021,迁移将需要进行一些更改。在 MbedTLS 3.x 中,硬件加速集成已更新为可与 PSA Crypto API 配合使用,这将支持您对不透明密钥的要求。 3.您可以通过 mbedTLS 3.x 中的 PSA 接口使用由 OTPMK 支持的密钥,这为在利用硬件加速的同时实现安全密钥存储提供了一种标准化方法。 目前,还没有专门针对 RT1021 和 MbedTLS 3.x 集成的公开早期预览分支。不过,我们欢迎您有兴趣参加测试。 作为参考,你可以在恩智浦分支中找到当前 mbedTLS 的实现,网址为:https://github.com/nxp-mcuxpresso/mbedtls 我建议大家关注该版本库和恩智浦 MCUXpresso SDK 更新,以了解即将进行的 MbedTLS 3.x 迁移。SDK 推出后,将包括演示 PSA Crypto API 在 RT 平台上通过硬件加速实现的示例。 此致
記事全体を表示
インバータボードDevkit MotorGDのブレーキ抵抗器 NXPチームの皆様、こんにちは。 このメールがあなたに届いていることを願っています。 下記に示すように、インバータボード Devkit MotorGD 内のブレーキ抵抗器端子にコネクテッドされている MOSFET について質問します。データシートによると、MOSFET を駆動するにはゲートに 10 V が必要であると書かれていますが、ブレーキ抵抗器を操作するためにこの MOSFET を駆動するには、マイクロコントローラ ボード MPC5744P からそのような電圧をどのように供給すればよいのでしょうか。 Ahmed_Abd_ElHafez_0-1763761660957.png 5Vで駆動しようとしたところ、ブレーキ抵抗器を接続すると電圧が低下し、オン・オフの切り替えができなくなります。 Re: Brake Resistor in the inverter board Devkit MotorGD こんにちはピーター、 -「電圧」とは、MOSFET のゲート電圧を意味します。インバータボード上のMOSFETのゲートにコネクテッドされるMCUボードのG7ピンの電圧は5V近くですが、MCUボード(MPC5744P)をインバータボード(DevkitMotorGD)に取り付けると、ブレーキ抵抗器をコネクテッドする前であっても、G7ピンの電圧は半分の値(約2.5V)に低下し、その後ブレーキ抵抗器をコネクテッドすると、この電圧ではMOSFETのゲートを駆動できないと思われます。 -私が使用したブレーキ抵抗の値については、以下に示すようにいくつかの抵抗を使用しました - ちなみに、ブレーキ抵抗器は発電機として動作する機械のダンプ負荷として使用するつもりです Ahmed_Abd_ElHafez_0-1764016699858.png よろしくお願いします、 アハメド Re: Brake Resistor in the inverter board Devkit MotorGD こんにちは、 レベル シフターがあり、デフォルトでは 3.3 V に設定されています。5Vになっているか確認してもらえますか? petervlna_0-1764574064274.png ブレーキ抵抗器の選択は、抵抗器の電力定格によっても異なります。抵抗が小さいほど、より高い電力定格が必要になります。あまりに小さいと、大きな電流が急速に流れて破壊されるCANがあります。また、MOSFET の電力定格と最大電流も確認して考慮する必要があります。これは、MOSFET にも電流が流れ、小型パッケージ (SOT-23) では比較的弱いためです。そこには数アンペアあります...SOAによれば、±5Aの範囲でCANできますが、このような小さなパッケージでその電流に対して十分な速さで熱を放散できるかどうかはわかりません。 ブレーキ抵抗器の代わりに他の負荷を使用する場合も、同じことが言えます。 よろしくお願いいたします。 ピーター
記事全体を表示
ソフトウェアはログインできません UIの設計にNXPのGuiderを使用していますが、現在のPCソフトウェアに「プロセスが完了していません。アクションは完了しませんでした。続行するには、プロセスを再度開始してください。」というメッセージが表示され続けます。 なぜこのようなことが起こるのか知っている人はいますか? Re: software can not login こんにちは@DO123 CANさらに詳しい情報を教えていただけますか?写真か動画か? この問題を再現したいです。 BR ハリー
記事全体を表示
[S32K311 SAF] S32k311 BIST が MCU の電源オフをトリガーします こんにちは、チーム お客様: マレリ フェーズ:統合 お客様からのフィードバックによると、トリガー Bist の実行後に MCU の電源オフが発行されます。RTD 300とSAF 1.0.3に基づいてこの問題を再現しました。このプロジェクトの「out」にあるプロジェクトと elf ファイルを含む添付ファイルを参照してください。S32K311 bist について何か不足している点があるかどうかはわかりません。SO、あなた側でこの問題の検証に協力してください。 よろしくお願いいたします。 ジュンジエ SAFETY_SW Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは、チーム このチケットを割り当てる人はいますか?ありがとう! よろしくお願いいたします。 ジュンジエ Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは@RadoslavB 下記にビストレジスターを掲載します。この問題は、シグネチャ レジスタの MISR 設定によって引き起こされたと思われます。BIST の実行後に MCU の電源がオフになり、デバッガーはリセットを発行しない限り 311 に接続できませんでした。また、接続デバッグなしでコードを実行すると、コードは正常に実行されません。 よろしくお願いいたします。 ジュンジエ Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは@RadoslavB 下記にビストレジスターを掲載します。この問題は、シグネチャ レジスタの MISR 設定によって引き起こされたと思われます。BIST の実行後に MCU の電源がオフになり、デバッガーはリセットを発行しない限り 311 に接続できませんでした。また、接続デバッグなしでコードを実行すると、コードは正常に実行されません。 よろしくお願いいたします。 ジュンジエ Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは@RadoslavB 、 こちらは直接のお客様であるPrehです。プロジェクトは現在非常に緊急です。このCASEを高レベルで受け止めていただくか、この問題をできるだけ早く確認するための会議を開いていただけますか。お客様はすでに何度もこの問題をプッシュしていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 kerry Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは@kerryzhou 、 先週の電子メールでの議論のとおり、SAF BIST は K311 で完全にテストされていることを確認しました。 この問題は RTD 3.0.0 で発生する可能性が高いですクロック設定に関連するいくつかのバグがあるドライバ。 Junjie は、クロックのバグを確認できる例を提供しました。その後、新しい RTD バージョンに移行してバグを修正する予定です。 敬具、 ラドスラフ
記事全体を表示
Android 15: i.MX8MP: WebGL レンダリングの問題 こんにちは@Bio_TICFSL 、 以前の投稿では、 Android 15.0.0 v1.0.0 での既知の WebGL レンダリングの問題について説明しています。 これを修正する新しいリリースはありますか? もしそうなら、実際の修正方法を共有してCANますか? よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 桟橋 Android グラフィックスとディスプレイ Re: Android 15: i.MX8MP: WebGL rendering issue ありがとう@Bio_TICFSL Re: Android 15: i.MX8MP: WebGL rendering issue こんにちは、 ご指摘の i.MX8MP の Android 15.0.0 v1.0.0 における WebGL レンダリングの問題につきましては、現在この問題を具体的に修正した新しいリリースはございません。 この WebGL レンダリングの問題は、アプリケーション パッケージの命名に基づいて WebGL アクセスを制限する Android の WebView 実装のセキュリティ機能に関連しているようです。この問題は、WebGL 機能がアプリケーション パッケージ ID に「chromium」という単語が含まれている場合にのみ使用可能であり、他の命名規則では失敗するため発生します。 この問題に対処する新しいリリースはまだありませんが、WebView を初期化する前に、アプリケーション コードに次の回避策を実装できます。 ```java Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O の場合 { WebView.setWebContentsDebuggingEnabled(true); } Web設定 webSettings = webView.getSettings(); webSettings.setJavaScriptEnabled(true); webView.setWebChromeClient(新しいWebChromeクライアント()); webSettings.setAllowFileAccessFromFileURLs(true); webSettings.setAllowUniversalAccessFromFileURLs(true); // この行を追加すると、すべてのアプリケーションで WebGL が有効になります webSettings.setMediaPlaybackRequiresUserGesture(false); 「」 この構成により、パッケージ名の制限が回避され、WebGL は Chromium 以外のパッケージ名を持つアプリケーションでも適切に機能できるようになります。 よろしくお願いします。
記事全体を表示
关于安全启动的 FULL_MEMORY 与 AB_SWAP 更新的说明 (S32K3) # 你好,恩智浦团队 我成功执行了FULL_MEMORY更新,HSE 固件也顺利安装,没有出现任何错误。 在继续进行安全启动配置之前,我需要澄清以下内容: FULL_MEMORY 更新是否足以启用安全启动,还是 AB_SWAP 更新是强制性的? 换句话说,如果我只执行 FULL_MEMORY,或者必须将设备移至 AB_SWAP 更新状态,能否实现安全启动? 我是否需要在 FULL_MEMORY 之后运行 CQC_UPDATE 和 SBAF_UPDATE,还是只有在特定情况下才需要(例如,未来的固件升级)? 固件更新步骤之后,下一步是直接进行安全启动密钥配置和 SMR/SECBOOT 配置吗? 请确认固件安装后在 S32K3 上启用安全启动的恩智浦推荐顺序。 谢谢! Re: S32K344 – Application stuck at WaitForHSEFWInitToFinish() + Unable to download latest HSE firmwa #Hello@lukaszadrapa先生, 我想知道关于我们的询问是否有任何更新? 请帮助我们解决这个错误。 Re: S32K344 – Application stuck at WaitForHSEFWInitToFinish() + Unable to download latest HSE firmwa #Hello@lukaszadrapa 在运行程序时,我遇到了一个问题,程序被卡在Default_Handler 中。调试时,我发现了两个错误:UsageFault和HardFault。 我附上了相关的图片以供参考。能否请您审查一下,并指导我下一步如何解决这个问题? Re: S32K344 – Application stuck at WaitForHSEFWInitToFinish() + Unable to download latest HSE firmwa S32K344 的最新版本是 0.2.55.0,因此我建议使用这个版本。0.2.1.0 版本已经过时。 "固件闪存成功" - 您使用了哪种安装方法?能否检查地址为 0x4039_C028 的 HSE GPR 寄存器中的第 0 位是否已设置? 如果在 WaitForHSEFWInitToFinish() 中挂起,说明固件尚未安装,或者由于 HSE 中的某些致命错误而无法启动固件。 请共享 0x4039_C028 中 HSE GPR 寄存器的值,以及 MU_0 模块中 FSR 和 GSR 寄存器的值。 从何处下载 HSE 固件 - 转到 S32K3 标准软件: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-STDSW-D   选择:汽车 SW - S32K3 - HSE 固件 选择固件版本: 0.2.55.0 K3xx STD SR-RTM HSE 固件版本 K3x2 的服务版本,K3x4 Std HSE FW 此致, Lukas S32K344 – Application stuck at WaitForHSEFWInitToFinish() + Unable to download latest HSE firmware #Thank you@lukaszadrapafor your guidance. 我正在研究 S32K344 EVB。我使用 HSE 固件进行了刷新: "C:\NXP\HSE_FW_S32K3XX_0_2_1_0" 固件刷新成功了,但当我运行应用程序时,它却卡在了那里: WaitForHSEFWInitToFinish(); 我想确认一下: 这是 S32K344 正确/兼容的 HSE 固件版本吗? 通常是什么原因导致应用程序停留在 WaitForHSEFWInitToFinish() 内? 如何下载最新的 HSE 固件版本? 当我在恩智浦网站上打开 "文档"→"安全"时,页面显示为空。 我已经提交了保密协议申请,但还没有收到任何回复。 有其他方法可以访问最新固件吗? 请指导我如何解决这个问题并访问正确的固件代码包。 谢谢! Re: Clarification on FULL_MEMORY vs AB_SWAP Update for Secure Boot (S32K3) 你好@Sanjana_k 1。两个版本的 HSE 固件均可使用安全启动。 2。只有当你有一些装有过时 SBAF 的旧设备时,才应进行 SBAF 更新。S32K344 的 HSE 固件最新版本为 0.2.55,兼容的 SBAF 版本为 00 05 00 00 00 0F 00 06 (0.15.0)。请参阅 HSE 固件参考手册中的 " 14.6.4.1 Secure BAF 版本号 " 部分,了解从何处获取当前 SBAF 的版本。 CQC_UPDATE 是一个可以提供 ADKP 的项目,可以推进生命周期。在我们的开发过程中,推进生命周期是最后一项工作,但如果需要,您可以提供 ADKP。只是不要提前生命周期,因为许多 HSE 操作只能在 CUST_DEL 生命周期内完成。 3.如前所述,安全启动配置应作为应用程序完成后的最后操作之一进行一次。 4。我们提供安全启动应用笔记,包括演示项目。可从以下网址下载: https://www.nxp.com/products/S32K3 应用笔记可以在这里找到: 文档-> 安全文件-> 安全启动应用笔记 v0.1.1.0(AN744511) 相关演示项目可在此处下载: 设计资源 -> 软件 -> 安全文件 -> SecureBootAppNoteDemo (SW745310) 问候, Lukas Re: S32K344 – Application stuck at WaitForHSEFWInitToFinish() + Unable to download latest HSE firmwa 你好@Sanjana_k "在运行程序" 时 - 具体是哪个项目?根据您的截图,固件已经安装完毕,因此目前只剩下您的项目了。您可以尝试逐步修改代码,查看崩溃的具体位置,也可以尝试按照本文档进行操作: https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/How-To-Debug-A-Fault-Exception-On-ARM-Cortex-M-V7M-MCU-S32K3XX/ta-p/1595570 此致, Lukas
記事全体を表示
S32K14X CSEC PRAMデータ充填問題 demo(cesc_keyconfig) では次のように述べられています: 平文 = 00112233445566778899aabbccddeeff 暗号文 = 69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a PRAM に入力するときにデータが 32 ビット反転されるのはなぜですか? リンク プレーンテキスト = 0x00112233 0x44556677 暗号文=0x69c4e0d8 0x6a7b0430。 これを説明する文書はありますか? 回复: S32K14X CSEC pram data fillling problem PRAM の説明を見ると、s32kRM_r9 では pram インターフェースはビッグ エンディアンであり、s32kRM_r14 では pram インターフェースはリトルエンディアンであるということが書かれています。どうしたの?チップのデザインが変更されたのでしょうか?それともs32kRM_r9のエラーでしょうか? Re: S32K14X CSEC pram data fillling problem こんにちは@ 1113240626 Senlent_1-1764050023677.png Re: S32K14X CSEC pram data fillling problem こんにちは@ 1113240626 これに時間を無駄にする必要はありません。 API「CSEC_WriteCommandBytes()」が PRAM をどのように埋めるかを確認CAN。 Senlent_0-1764211862291.png Re: S32K14X CSEC pram data fillling problem こんにちは。ご返信ありがとうございます。 s32RM_rel14では下図のようになります。
記事全体を表示
Installing MCUXpresso for VSC and SDK (Japanese blog) 0. What is this article about? NXP's software development environment for microcontrollers, MCUXpresso , is compatible with Visual Studio Code (VSC), a source code editor distributed free of charge by Microsoft. Anyone can easily install it by simply installing the extension "MCUXpresso for VSC" and following a few steps! You can start running sample code right away .😃 This blog post will provide a step-by-step guide on how to install MCUXpresso for VSC and the SDK , a tool for creating code for each microcontroller. * In this article, we will use FRDM-MCXA153 as the example board. スクリーンショット 2025-11-13 5.59.05.png 💡 We have released a video explaining the installation procedure. Click this link to watch it. スクリーンショット 2025-11-18 5.17.32.png table of contents 0. What is this article about? 1. What is MCUXpresso for Visual Studio Code? 2. Preparation: For macOS 2.1 Installing Homebrew 3. Installing Visual Studio Code 4. Installing MCUXpresso for VSC 5. Installing the toolchain 6. Importing the SDK 7. Ready! 8. Bonus: To test the operation of the circuit board as is... 8.1 Importing Sample Projects 8.2 Running the Sample Project Reference materials 1. What is MCUXpresso for Visual Studio Code? The various sample codes for general-purpose microcontrollers provided by NXP can be run using MCUXpresso , a software development environment provided free of charge by NXP. There are two types of MCUXpresso: 1) MCUXpresso for Visual Studio Code is provided as a plug-in for VSC. Types of MCUXpresso Below is the abbreviation How to provide ① MCUXpresso for Visual Studio Code ①MCUXpresso-VSC VSC Plug-ins ② MCUXpresso ID E ②MCUX-IDE All in one application In this blog, I will introduce how to install MCUXpresso-VSC and the SDK . MCUXpresso-VSC runs on Windows, macOS, and Linux, and can be operated with the same user interface on all operating systems. To run the sample code on MCUXpresso-VSC, first install VSC , MCUXpresso-VSC (plugin) , and toolchain (which generates code that runs on the microcontroller) . Then import the SDK * that matches the microcontroller/board you are using. *SDK stands for Software Development Kit and contains the driver code and configuration information required for each microcontroller. The SDK must be installed for each microcontroller or board (target) you want to create. By the way, ②MCUX-IDE can also perform the same tasks as MCUXpresso-VSC. MCUX-*IDE includes an editor for editing source code, a toolchain such as a compiler and linker, and software that organizes code into projects and manages them along with various settings. Compared to MCUXpresso-VSC, everything needed for development is gathered together in one place, allowing for a smoother flow from installation to development work. On the other hand, compared to MCUX-IDE, MCUXpresso-VSC has a structure where necessary tools are added as extensions (plug-ins), allowing you to customize the various functions you need. We hope you will choose the environment that is easiest for you to use and develop in. For information on installing MCUXpresso-IDE, see " Installing MCUXpresso IDE and SDK (Japanese blog) " * IDE stands for Integrated Development Environment , an integrated development environment application . スクリーンショット 2025-11-12 16.01.57.png Now, let's explain how to install MCUXpresso-VSC and SDK step by step. This article uses macOS as an example, but the installation can be done on Windows and Linux using almost the same steps. 2. Preparation: For macOS Windows and Linux OS users should proceed to the next step, " Installing Visual Studio Code ." This "Preparation" step is only necessary for macOS users . If you're a macOS user and have already installed Homebrew , you don't need to reinstall it. Proceed to the next step, " Installing Visual Studio Code ." On macOS, Homebrew is used to manage the tools required for MCUXpresso-VSC (compilers and linkers: software to create code for the microcontroller) and the software needed to install and run them. Homebrew is software called a "package manager," and it must be installed first. 2.1 Installing Homebrew If you go to the Homebrew website, you will find the command for installation. Open "Applications > Utilities > Terminal" on your Mac, copy and paste the command into it, and run it. スクリーンショット 2025-11-12 9.55.02.png Homebrew Site Homebrew installation command (from the above site) /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" スクリーンショット 2025-11-12 10.09.47.png Terminal application on Mac スクリーンショット 2025-11-12 10.13.07.png Pasted command into terminal   Once the command has finished, follow the instructions on the screen to execute the next command (starting from the screen displayed after the first command is executed). You can also copy and paste the command from the screen and execute it. echo >> /Users/demo/.zprofile echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/demo/.zprofile eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv) To confirm that the installation was successful, enter the command "brew help" and if the following message appears, the installation is complete. Once you have confirmed the display, you can exit the terminal. スクリーンショット 2025-11-12 10.17.51.png This concludes the preparations for macOS only. 3. Installing Visual Studio Code Visual Studio Code (VSC) is distributed as an application for various operating systems. First, go to this distribution page and download and install the application that matches your operating system. スクリーンショット 2025-11-12 9.15.21.png Once the installation is complete, start VSC. In this article, the theme has been changed to white to make the screen examples easier to see. スクリーンショット 2025-11-12 10.42.53.png   4. Installing MCUXpresso for VSC Next, install the extension (plug-in) MCUXpresso for VSC. Click the "Extensions" icon in the activity bar on the left side of VSC to search, and click the install button for MCUXpresso for VSC that appears to complete the installation process quickly. スクリーンショット 2025-11-12 15.56.13.png During installation, you may get an error message saying "west not found", but you can ignore this as we will install it shortly. スクリーンショット 2025-11-13 8.48.45.png 5. Installing the toolchain Next, download the toolchain installer from MCUXpresso for VSC. スクリーンショット 2025-11-12 10.59.13.png Once the download is complete, the installer will start automatically. First, the installer will check the version and ask for permission to send data to improve operability, so press the appropriate button. After that, a screen will appear where you can select the items to install. スクリーンショット 2025-11-12 11.03.04.png If you are using the FRDM-MCX board, you only need to select "MCUXpresso SDK Developper" and "LinkServer". When you click, a blue band will appear on the left edge of each item. After checking these, press the "Install" button. スクリーンショット 2025-11-12 11.05.03.png The installation will take a while. I am reinstalling it to write this article, but it was stuck at 20% progress for 4 minutes while I was writing this article 🤨 Update (2026-07-24): Progress is now displayed as a text message at the bottom of the window. This may take some time depending on the internet traffic, so please be patient. However , if it seems like it's taking too long, press the cancel button and try again . スクリーンショット 2025-11-12 11.08.26.png Once the installation is complete, the following screen will appear, prompting you to restart VSC. *Don't forget to do this! スクリーンショット 2025-11-12 11.26.28.png 6. Importing the SDK (As mentioned in the previous section) Once the toolchain installation is complete, exit VSC and then restart it . Next is importing the SDK. In this example, we will import from the SDK distribution location for various boards stored on the NXP server (it is also possible to import a custom SDK using the SDK builder on the NXP website, but this time we will explain using the simplest example). First, click on the MCUXpresso-VSC extension icon in the VSC activity bar (far left) and click on the "Import Repository" button. Select "REMOTE ARCHIVE" in the tab that opens to the right. スクリーンショット 2025-11-12 11.37.16.png In the "Package" column at the top of the tab, search for the board you will be using. If you type "153" in, FRDM-MCXA153 will appear, so select this. スクリーンショット 2025-11-12 15.52.04.png This will display additional input fields on the same screen. In the "Location" field, specify the folder where the SDK will be installed. There is no set location, so you can specify any location you like, but it is safer to use a folder where files can be written and whose path does not contain multi-byte characters such as Japanese. Checking "Create Git Repository" is optional, but if you don't need it, uncheck it. This will save disk space on your PC. Next, check "I agree," but before doing so, be sure to read the SDK license linked above it. Once you've reached this point, all you have to do is press the "Import" button. スクリーンショット 2025-11-12 16.11.28.png 7. Ready! Now you're ready to go! Using the commands in the QUICKSTART PANEL in the upper left, you can create a new project or import and run a project from the SDK, GitHub, or a downloaded project. 8. Bonus: To test the operation of the circuit board as is... 8.1 Importing Sample Projects The SDK includes sample code . So far we have installed the SDK using the FRDM-MCXA153 as an example, so we will try out the sample code included. First, connect the board to the computer with a USB cable. For the FRDM-MCXA153, use the USB connector labeled "MCU-Link" (see photo). IMG_4594.JPG Now let's import the sample code. In the MCUXpresso-VSC panel, click the "Import Example from Repository" button. スクリーンショット 2025-11-12 12.14.50.png In the tabs on the right Select the imported SDK in the "Repository:" field Select FRDM-MCXA153 in the "Board:" field. In "Template:", select the top one in the list This sample code checks the pin input/output operation of the microcontroller, and when a button on the board is pressed, it recognizes it and turns the LED on/off. スクリーンショット 2025-11-12 12.16.16.png After selecting a template, specify the location where you want to import the sample code in "Location:". This folder is also optional. Below that is the toolchain selection. If this is your first time installing such tools, there is only one option. Finally, press the "Import" button. スクリーンショット 2025-11-12 12.30.18.png Once the import is complete, a project with the same name as the template will appear in the PROJECTS column. スクリーンショット 2025-11-12 12.32.17.png You may be prompted to "reconfigure" when importing. This is because there are multiple configuration settings for building the code (compiling, linking, etc.). In this case, you can ignore it, but if you press the "Configure Now" button, select one of them (either is fine). スクリーンショット 2025-11-13 5.40.56.png 8.2 Running the Sample Project When you hover the cursor over the imported project, a button icon will appear. Press the green right-facing triangle button (the Debug button) to start a debug session. org.gif Once the code has been built (compiled and linked) and written to the microcontroller, the debug interface will appear and you will be able to run the program. スクリーンショット 2025-11-12 12.39.42.png When the debug interface is displayed, pressing the icon button with the symbol "|▷" at the top will start the microcontroller's operation. スクリーンショット 2025-11-12 13.19.32.png In this state, the LED will turn on and off repeatedly each time you press the SW2 button on the board. スクリーンショット 2025-11-12 13.35.17.png If the board is not connected , the following screen will appear. Please check the connection and try again. スクリーンショット 2025-11-12 16.13.55.png This LED on/off program outputs serially. You can also see this using the serial monitor in VSC. スクリーンショット 2025-11-12 16.29.23.png If the display width is narrow, the "SERIAL MONITOR" display will be collapsed. Click on the "..." next to "PROBREMS OUTPUT DEBUG CONSOLE..." to display it. スクリーンショット 2025-11-13 9.06.03.png The image below shows what happens after pressing the "Start Monitoring" button and then pressing SW2 on the board. スクリーンショット 2025-11-12 16.48.45.png The program will stop when you press the "□" button on the debug screen. スクリーンショット 2025-11-12 16.33.01.png Reference materials Tutorial video: Let's get started! MCUXpresso for Visual Studio Code Related information: Installing MCUXpresso IDE and SDK (Japanese blog) Change history: 2025-11-13: First Edition 2025-11-14: Added a link to an installation procedure video / Added a section for reference materials. 2026-07-24: Added chapter numbers and table of contents. Enclosed the video introduction in "0. What is this article about?" within a box. Enclosed the introductory instructions in "2. Preparation: For macOS" within a box and added an anchor link to "Installing Visual Studio Code". Added improvement to "5. Installing the Toolchain" by adding progress display. ========================= We are currently unable to respond to comments in the "Comment" section of this post. We apologize for the inconvenience, but when making inquiries, please refer to " Technical Questions to NXP - How to Contact Us( Japanese Blog) ". (If you are already an NXP distributor or have a relationship with NXP, you may ask your question directly to the person in charge.) MCUXpresso for VSC (Visual Studio Code) can be used free of charge for software development of NXP's MCX series microcontrollers. In addition, various sample codes that can be used with MCUXpresso for Visual Studio Code are provided, which can be used not only for operation verification but also as the basis for various projects. By reading this article, anyone can easily install the VSC development environment and SDK and even run sample code! introduction MCUXpresso MCUXpresso SDK MCX Japanese blog
記事全体を表示
恩智浦汽车以太网:MACSec基础知识第2部分 - 系统配置(日语博客) 介绍 上次,我们讲解了汽车以太网 MACSec 的基本技术。 在第二部分中,我们将解释如何组合和使用兼容 MACSec 的设备。 MACSec兼容的系统配置 下图展示了在车载以太网系统中放置兼容 MACSec 的设备的示例。一般来说,有三种可行的方法,我们将依次解释每种方法的优缺点。 情况 1:进入主机控制器 情况二:将其放入 Switch 情况 3:进入 PHY 时 対応ソリューション1.png 情况 1:当主机控制器启用 MACSec 时 対応ソリューション2.png 以下是启用 MACSec 的主机控制器的特性: 特征 优点 缺点 ・异常检测和欺诈过滤由主机控制器执行。 - 在设置和更改 MACSec 功能方面具有极大的灵活性 ・主机控制器上的 MACSec 控制处理负载 ・MACSec 控制由主机控制器执行 主流 ・主机控制器中必须实施安全软件。     ・只有当恶意数据到达主机控制器时,异常情况才能被检测或阻止。   情况 2:当交换机兼容 MACSec 时 対応ソリューション3.png 特征 优点 缺点 ・异常检测和欺诈过滤由交换机执行。 ・在恶意数据到达主机控制器之前,即可检测并阻止异常情况。 ・MACSec功能的设置和更改灵活性有限 ・MACSec 控制在交换机侧执行。 -不要对主机控制器施加 MACSec 控制的处理负载 *恩智浦计划推出一款兼容 MACSec 的交换机。   情况 3:当 PHY 与 MACSec 兼容时 対応ソリューション4.png 特征 优点 缺点 ・异常检测和欺诈过滤由PHY执行。 ・在恶意数据到达主机控制器之前,即可检测并阻止异常情况。 ・MACSec功能的设置和更改灵活性有限 ・MACSec 控制在 PHY 端执行。 -不要对主机控制器施加 MACSec 控制的处理负载     ・NXP PHY 与非 MACSec PHY 引脚兼容。     ・TLV(如下所述)移除可通过PHY执行。   *NXP 提供兼容 MACSec 的 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 PHY 产品。 (同时还将提供兼容 10BASE-T1S、2.5G 和 10G 的 PHY) MACSec传输时序问题 MACSec有助于提高安全性,但由于通信帧较长,因此存在传输时序问题。 通信フレーム構成.png 如上图所示,与原始通信帧配置相比,MACSec 兼容的通信帧长度增加了安全标签和 ICV(完整性校验值)的长度,如橙色所示。 Tx_Timing Issue1.png 如果 MII 信号以高频率进入 PHY,则下一个 MII 信号可能在 PHY 发送 MACSec 兼容通信帧时到达 PHY,与帧定时重叠,导致丢包。 (在上图中,标有 X 的 MII 数据包不能从 PHY 发送。) 方案一:MAC层扩展IPG Tx_Timing Issue2.png 防止 PHY 输入的 MII 信号与正在发送的 MACSec 帧之间产生干扰的一种方法是在软件端故意延迟 MII 的发送(直到数据包之间的间隔达到允许的最小值)。 缺点包括以下几点: MII 传输频率降低 需要在软件端进行调整处理。 方案二:软件中的TLV头部 Tx_Timing Issue3.png   另一种干扰对抗措施是在软件端对 MII 信号执行 TLV 填充(插入上图中浅蓝色所示的间隔符),以使时序与 MACSec 通信帧传输对齐。 该方法的缺点与方案 1 的缺点相同。 MII 传输频率降低 需要在软件端进行调整处理。 另一方面,它具有方案 1 所不具备的优势。 如果接收端是 MACSec 兼容的 PHY(例如 NXP 产品),则会在 PHY 端移除 TLV Pad(从而降低接收主机控制器的处理负载)。 用例 最后,我们来看看当 MACSec 功能添加到汽车以太网系统时会发生什么。 在这个例子中,恶意用户将攻击节点插入到车载以太网中。 Usecase1.png MACSec 功能允许您阻止未经授权的信号。 -对于无需考虑窃听风险和 MII 帧与以太网帧之间时间干扰的网络,此方法就足够了。 为了构建一个更安全的网络,使其能够抵抗窃听和对 MII 和 Ether 帧的定时干扰,请使用以下配置。 Usecase2.png 概括 在汽车以太网中,MACSec 可以在三个位置实现:主机控制器、交换机和 PHY。每个位置的异常检测时序、处理负载和实现难易程度各不相同,因此根据您的目标选择合适的位置至关重要。虽然实现 MACSec 可以阻止未经授权的信号并防止窃听,但也需要调整传输时序,并且需要采取措施防止丢包,例如在软件端进行 IPG 调整和 TLV 填充。 参考信息 恩智浦汽车以太网网页 TJA1104,支持 MACsec 的 ASIL B 级汽车以太网 100BASE-T1 PHY 收发器网页 TJA1121,支持 MACsec 的 ASIL B 级汽车以太网 1000BASE-T1 PHY 收发器网页 S32J100,支持 MACsec 的以太网交换机和网络控制器网页 =========================== 我们目前无法 回复 此帖子“ 评论”部分的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问, 请 参考“ 如何就 技术问题 联系 NXP ( 日语 博客 ) ” 。 (如果您已经是 恩智浦的 分销商或 与 恩智浦 有业务往来 ,您可以直接咨询负责人。) 本页概述了汽车以太网的 MACSec 技术。 在第二部分中,我们将解释如何组合 MACSec 兼容设备。 (阅读时间:10分钟) 汽车以太网 通信标准 安全 日本博客
記事全体を表示
CAN总线/协议概述及特性(日语博客) CAN概述   CAN是什么? 它代表的是控制器区域网络,而不是车辆区域网络。 它是一种简单且高度可靠的网络,广泛应用于汽车、工业设备等领域。 CAN的历史 年 历史 1986 博世是第一个正式发布CAN 协议的公司,不久之后,飞利浦(现为恩智浦半导体)成为首批发布集成 CAN 控制器的 MCU 的半导体制造商之一。 1993 国际标准化组织(ISO)将CAN标准化为ISO 11898。此后,它被拆分为三个标准: ISO 11898-1 描述了该协议的数据链路层。 - ISO 11898-2 描述了高速 CAN 的物理层(最大波特率为 1Mbps) ISO 11898-3 是后来发布的,涵盖了低速 CAN(最大波特率为 125kbps)的 CAN 物理层,也称为容错 CAN。 2012 博世发布了CAN FD 1.0(具有灵活数据速率的 CAN),这是一个支持更高数据速率的升级标准。 2018 CAN XL (加长型 CAN)问世,可实现更高的数据速率和数据长度。 与 CAN 类型的比较 物品 (经典)CAN CAN FD 加拿大 XL 出现年份 1986 2012 2018 最大数据长度 8 字节 64 字节 2048 字节 最大传动速度 1 Mbps 5-8 Mbps 10-20 Mbps 帧格式 标准帧:11 位 ID 标准帧:11 位 ID 扩展帧:29 位 ID 标准帧:11 位 ID 兼容性 - 向下兼容 CAN 向下兼容 CAN FD *CAN XL的数据长度增加到2048字节,提高了与以太网(最大1500字节)的兼容性。例如,在进行以太网到CAN XL或CAN XL到以太网的协议转换时,可以在一个帧内完成封装。 使用以太网到 CAN FD 时,需要将数据切成 64 字节的块来创建帧。 CAN帧格式比较 Keita_Nagashima_0-1746181380046.png 示例:CAN FD 标准数据帧格式 当数据大小不超过 16 字节时: Keita_Nagashima_0-1747110508669.png 如果数据大小为 20 到 64 字节: Keita_Nagashima_1-1747110532063.png 场地 解释 SOF(帧起始) 发送一个占主导地位的“0”来通知其他ECU即将收到消息。 仲裁 ID(基础 ID) (以下简称“ID”) 识别消息和优先级。标准 CAN (CAN 2.0A) 帧具有 11 位 ID,而扩展 CAN (CAN 2.0B) 帧具有 29 位 ID。 RRS(远程发送请求) 作为远程请求替换,主导值固定为“0”。 集成开发环境 指示这是标准格式帧(11 位标识符)还是扩展格式帧(29 位标识符)。 联邦国防军 它被称为灵活数据格式 (FDF) 位,用于指示帧是经典 CAN 还是 CAN FD。 主导“0”:CAN 隐性“1”:CAN FD 余 保留位。固定为显性“0”。 布里斯托尔 比特率切换。在 BRS 比特采样点切换到更快的比特率。* 调整采样点时必须小心。 电离层 错误状态指示器。指示发送节点的错误状态。占主导地位的“0”表示错误激活。 DLC(数据长度代码) 以字节为单位存储数据长度(0 到 64 字节) 数据 包含实际数据值,其长度由 DLC 字段决定。 物品数量 CAN FD 中添加了一个 4 位区域。从 SOF 到数据字段包含的填充位总数除以 8 所得的余数存储为一个 3 位格雷码值。第 4 位存储偶校验位。 CRC(循环冗余校验) 用于检查数据完整性的错误检测代码。 CRC分隔符 必须是隐性“1”。 ACK(确认时隙) 验证 CRC 校验过程是否正确。 ACK 分隔符 必须是隐性“1”。 帧结束 (EOF) 7 位。帧结束用隐式“1”表示。 CAN 功能 以下是CAN总线的五个典型特征。 特点 1:每个 ECU 共享同一总线 Keita_Nagashima_0-1746775179235.png 特点 2:简化的总线配置和差分信号提高了可靠性 ・CAN总线发送和接收数字数据“0”和“1”。 ・“0”称为“显性”, “1”称为“隐性” 。 Keita_Nagashima_2-1746182323802.png 功能 3:优先级由较小的 ID 号决定! 多个节点可能同时开始传输,在这种情况下,优先级较高的消息会优先“赢得”总线访问权限。 ・如果设备 A(ID = 110 0 1000111 (0x647))和设备 B(ID = 110 1 1111111 (0x6FF))同时发送消息(如下图所示),由于设备 A 的 ID 较小,因此它会继续发送消息。设备 B 将等待总线空闲后再重新发送。 Keita_Nagashima_0-1746688656240.png 功能 4:过滤并接收必要数据(CAN、CAN FD) 总线上的所有节点都可以发送和接收消息,并且始终监听待广播的消息。任何节点发送的消息都会被广播。 每个节点中的 CAN 控制器可以实现一个过滤器,该过滤器检查广播消息的 ID,如果 ID 在一定范围内则接受该消息,忽略超出该范围的消息。 在下面的示例中,节点 1 发送一条包含当前车辆速度的消息。该消息的ID为0x121 ,因此 - 节点 2 接受ID 范围为 0x100 到 0x1FF 的数据。 - 节点 3接受 ID 在 0x320 到 0x352 范围内的数据,但此消息的 ID 超出了此范围,因此它忽略了该数据。 Keita_Nagashima_0-1746692882498.png 特性 5:通过错误检测功能提高可靠性 在汽车或工业系统等容不得故障的系统中,可靠性至关重要。为了提高可靠性,系统采用了广泛的错误检测技术,包括在消息级别和比特级别进行错误检查。如果在任一级别检测到错误,则消息不被接受,接收节点会生成一个错误帧。 在消息级别,有CRC 校验(当接收节点计算出的 CRC 值与发送帧中包含的 CRC 值不匹配时,就会发生 CRC 错误)和格式校验(由于 SOF、EOF、ACK 定界符和 CRC 定界符位的逻辑是固定的,如果检测到相反的逻辑,就会发生错误)。 在比特级别,发送节点接收自身发送的消息,并逐位监控(比特监控)。如果读取到的比特与总线上发送的数据比特相反,则会产生错误。 此外,还有一种称为“位填充规则”的机制,如果连续出现五个逻辑电平相同的位,则会插入一个填充位(一个与这五个连续位状态相反的位)。这确保了帧边缘保持网络同步。填充帧由接收节点进行解填充。位填充适用于帧中的所有字段,但 CRC 分隔符、ACK 字段和 EOF 除外。连续出现六个极性相同的位会违反位填充规则,因此被视为错误。 功能概述 综上所述,CAN 总线在汽车和工业应用中具有诸多优势。 成本更低——每个ECU节点都可以通过单个CAN接口进行通信,从而减少布线量、重量和成本。 坚固耐用——CAN高速总线具有很强的抗电磁干扰能力,其差分信号传输方式使其具有极强的抗噪声能力。部分CAN控制器和接收器提供工业级和扩展温度范围的产品。 优先级– 帧开头包含的仲裁 ID 决定了优先级,有助于避免消息之间的冲突。 过滤器——网络上的每个节点都可以接收和发送消息,并确定消息是否合适或应该忽略。 错误检测——CAN 规范包含内置的错误处理机制,每个节点都会检查传输错误,从而提高可靠性。 最后 ・CAN 是一种已应用多年的网络,而恩智浦半导体是一家历史悠久的 CAN 公司。恩智浦半导体提供各种 CAN 解决方案,包括集成 CAN 控制器的微控制器和处理器、 CAN 收发器、系统基础芯片,以及配套的开发工具、软件、各种文档和技术支持。 要开始使用 CAN,请使用S32 Design Studio IDE 、 MCUXpresso IDE和基于模型的设计工具箱 (MBDT)中包含的示例。 ・点击此处查看有关实际运行 CAN 的文章。 1. 使用环回测试验证 CAN 总线功能。一块 FRDM 板即可满足测试需求。 我尝试使用恩智浦半导体的MCX微控制器和SDK运行CAN环回(日本博客) 2. 执行 CAN 通信,并获取和解析 CANFD 帧。*测试需要两块 FRDM 板。 使用恩智浦MCX微控制器进行基本CAN通信:两台连接单元的实际设备测试(日文博客) ========================= 我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有合作关系,您可以直接询问负责人。) 本节介绍 CAN 总线/协议的概述和特点。 恩智浦半导体长期以来一直参与 CAN 总线技术,并提供各种 CAN 产品,包括微控制器、处理器和收发器。 界面 技术聚焦 日本博客
記事全体を表示
恩智浦技术咨询 - 如何联系我们(日语博客) 如果您不知道如何使用 NXP 产品,或者即使阅读了文档也无法理解其内容,NXP 提供了一个联系点。 在本文中,我们将以通俗易懂的方式解释如何进行查询。 *自2025年6月起,我们将接受日语咨询。 *使用问答平台前,您必须注册一个MyNXP账号。只需三个简单步骤即可免费注册。 如何联系我们 访问支持门户 → 创建新案例(进度:1/8) 访问支持门户。 ・点击下图所示的“创建新案例”开始创建案例(查询详情)。 Keita_Nagashima_3-1755498552302.png   选择目标 NXP 产品(进度:2/8) Keita_Nagashima_1-1755498372940.png   请输入问题详情(进度:3/8) ・请尽可能详细地描述您的问题(开发环境、软件版本、问题发生的频率、条件等)。 Keita_Nagashima_5-1755499128912.png   选择项目 → “创建新项目”或“选择现有项目” (进度:4/8)   如果是第一次创建项目,请选择“创建新项目”。 ・如果您已经创建了项目,请点击“完成创建”继续。 Keita_Nagashima_0-1755671978766.png 注:请用英文输入最终申请名称。   选择沟通方式(*仅限创建新项目时) (进度:5/8) ・标准是“基于电子邮件”。 Keita_Nagashima_8-1755500271850.png 向项目中添加成员(仅在创建新项目时) (进度:6/8) ・请确保您的“电子邮件地址”正确,以免将错误的人添加为成员。 - “名字”和“姓氏”仅用于项目内的身份识别,因此我们建议使用您的英文名字。 您可以稍后添加成员。 Keita_Nagashima_9-1755500760159.png 创建完成(进度:7/8) Keita_Nagashima_10-1755501216580.png 上传文件(如有必要)  (进度:8/8) Keita_Nagashima_11-1755501268158.png 最终确认 如果内容没有问题,请点击“完成”按钮结束操作。 Keita_Nagashima_12-1755501420087.png 常见问题解答 问:我还没有收到回复。 答:如果您在提交问题后的两个工作日内没有收到回复,请在支持页面选择“在线聊天”,并使用相关案例编号联系客服代表。日语在线客服通常在工作日上午 10:00 至下午 6:00 提供服务。只有当页面语言设置为日语时,客服人员才会回复。 问:谁会回复我的支持工单(案例)? 答:您可以向熟悉该产品的恩智浦工程师寻求答案。 问:提交支持工单(案例)是否需要付费? 答:本文中提到的支持工单是免费使用的。 问:我必须先创建一个项目才能创建一个案例吗? A:项目就像一个文件夹,用来整理案例,它的创建至关重要。 问:你们如何划分项目? 答:这取决于用户。大多数情况下,它是针对每个最终产品或电路板类型创建的。在某些情况下,它可以供参与单个项目的所有各方使用。 问:受访者会用日语回答问题吗? 答:用户可以用日语提问,但目前答案会以英语提供。不过,我们正在努力开发一项新功能,即当用户用日语提问时,除了英语答案外,还会提供人工智能翻译的答案供参考。我们预计这项功能将于九月底上线。 问:如果我最初的问题解决后又出现了相关问题,该怎么办? 答:通常情况下,我们会采用问答形式,所以请您创建一个新工单,并在主题栏中添加您之前咨询的工单编号,并明确注明这是一个相关问题。但是,如果您想重新查询原工单的答案,可以在工单关闭后的30天内重新打开。 详细问答 问:案例可以发布内容和评论,但是如何使用这些功能呢? 答:电子邮件回复会被记录为帖子。评论只能通过支持门户发布。评论容易被忽略,因此我们建议您通过电子邮件或支持门户向客服人员发送消息。 问:我以为我已经通过电子邮件回复了,但它却自动被识别为一个新案件。 答:如果您回复邮件时更改了邮件主题或识别码,系统可能会误将其识别为新的咨询并自动注册。由此给您带来的不便,我们深表歉意。请您尽快关闭自动注册的案例,并通过支持门户提交新的案例,以恢复之前的邮件往来。 问:我想在对话进行到一半时添加抄送成员,该如何操作? A:将你想抄送的成员添加到项目邀请(参与者)中,并在支持门户上发布新帖子。 问:我的案子被结案了,尽管我没有主动结案。 答:NXP 代表回复后,此案例将在 7 天内自动关闭。如果回复未能解决您的问题,请通过电子邮件回复或通过支持门户联系代表。 问:我可以把案件附件中的日语文件发上来吗? 答:您也可以上传包含日语的文件。但是,图像数据和PDF格式的文件可能无法使用翻译工具进行转换,因此请使用Word或Excel等文件格式。如果负责人难以理解文件,他们可能会要求您提供英文补充信息。 如果您不知道如何使用 NXP 产品,或者即使阅读了文档也无法理解其内容,NXP 提供了一个联系点。 在本文中,我们将以通俗易懂的方式解释如何进行查询。 *自2025年6月起,我们将接受日语咨询。 介绍 日本博客
記事全体を表示
88W9098 软重启失败(电源循环正常) 我们正在评估用于 TI TMDS64EVM 评估板的 88W9098 WiFi/BT 模块,主要用作接入点。该芯片是 uBlox JODY-W377-00B 模块的一部分。 它工作正常,包括作为接入点。但是,软重启时却无法初始化。我们必须进行一次完整的电源循环,它才能正常恢复。 故障信息为 无线局域网:下载 FW 失败,nowwait:0 我们正在使用 https://github.com/nxp-imx/mwifiex分支 lf-6.6.52_2.2.0 和相应的 PCIE-UART W9098 固件版本 17.92.1.p149.53 在此之前,我们使用的是带有相应固件的 lf-6.6.3_1.0.0,但在软重启时也出现了内核崩溃。电源循环工作正常。 软重启时出现故障的是 mlan/mlan_pcie.c 中的 wlan_pcie_dnld_fw()。Callstack wise (most recent last) is: woal_request_fw() woal_init_fw_dpc() mlan_dnld_fw() wlan_pcie_dnld_fw () wlan_pcie_dnld_fw() 中的活动基本上是这样的(代码中的 /* */ 注释): wlan_pcie_init() // 成功 /* 检查固件是否已在运行 */ wlan_pcie_check_fw_status() // ret == -1: 尝试 300 次获取状态 /* 检查其他接口是否正在下载 */ wlan_pcie_check_winner_status() // ret == 0 OK /* 通过辅助程序下载固件映像 */ wlan_pcie_prog_fw_w_helper(); // ret == 0 OK /* 检查固件是否下载成功 */ wlan_pcie_check_fw_status(pmadapter, poll_num); // ret == -1 *FAILS* 奇怪的是,如果我手动关闭 hostapd,使用"ifconfig" 关闭接口,并执行 rmmod mlan、moal 和 cfg80211,之后软重启也不会失败。 因此,重启后模块仍在运行固件,但对再次下载固件没有反应。 控制台串行调试信息附后、故障发生在" WLAN: Fail download FW with nowwait: 0" 行。 欢迎提出意见和建议... Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 为了解决这个问题,我们将 PD#(模块RESET)连接到系统RESET,这解决了问题。 基本上,该模块在 RESET 时仍在运行旧固件,因此驱动程序无法再次加载固件。 Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 好的,我们认为这是硬件问题,导致 PCIe RESET 无法到达模块。 为了解决这个问题,我暂时将 moal/mlan 的加载/卸载设置为真正的 systemd 服务,这样重启时它就会对 moal 和 mlan 执行"rmmod" 。 这将导致模块上的固件停止运行,从而使其在下次重启时正常启动。 它无法处理诸如看门狗 RESET 之类的事情,但现在已经足够了。 如果他们能在启动时检测到模块已经在运行固件并命令其RESET,那将是对 moal/mlan 驱动程序的一个不错的改进。 谢谢你的帮助,丹尼尔。 Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 您好, 我测试了两种方法(RESET按钮和代码),但它仍然对我有效。 我通过 PCIe M.2 接口连接了模块。 我正在分享我的测试结果。如果发现什么问题,请告诉我。 此致, 丹尼尔 Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 你好,丹尼尔,谢谢你的测试、 实际上,我们使用的是内核 6.6.52 和 PCIE9098--17.92.1.p149.131-MM6X17437.p3-GPL。直到几周前,它还是以同样的方式出现故障,所以我认为这不是问题。 一个可能的显著硬件区别是,我们在 JODY-W377-00B 上的模块位于 M.2 E 卡上,该卡连接到 PCIe 的适配器板。 问题:如果你执行硬件 RESET (例如开发板上的 RESET 按钮)或者通过不按正常关机顺序执行的直接 Linux 重启命令,它是否也能正确地重新初始化?下面是 C 代码: #include #include #include #include #include int reboot(int op); int main(void) { sync(); if (reboot(LINUX_REBOOT_CMD_RESTART)) { perror("reboot"); return EXIT_FAILURE; } return EXIT_SUCCESS; } 我们正在调查您的板和我们的板之间可能存在的硬件差异。 谢谢, Pontus Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 您好, 我在内核 6.6.52(使用最新的恩智浦 Linux 电路板支持包)中对此进行了测试,使用了以下驱动程序和 fw pcie9098--17.92.1.p149.53-mm6x17505.p4-GPL。我没有 JODY-W377-00B 模块,但我在 i.MX8MP-EVK 上用 AW-XM458 进行了测试。它在我这边起作用了。请参见 logs1.txt。 您是否可以尝试使用与我相同的版本? 如果您发现任何其他不同之处,请告诉我。 此致, 丹尼尔 Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 谢谢! 我会在我这边试试。 此致, 丹尼尔 Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 您好,感谢您的回复、 "soft reboot" 我指的不是电源循环。例如,"sudo/sbin/reboot --reboot" 或" /usr/sbin/shutdown-r now" 或直接从 C 语言通过"reboot(LINUX_REBOOT_CMD_RESTART);" 。 如前所述,所有这些模块都无法重新启动(见附件"fail.txt"早些时候)。它最初是通过一个简单的 udev 规则触发信号的 " insmod " 命令启动的。 我发现使模块正确启动的唯一方法是重新启动电源。 这是在 TI AM642 EVM 上的 Linux 6.6.69 上进行的。 Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 感谢您提供的信息。 请确认以下内容。 在软重启之前,一切正常。请告诉我您是如何执行软重启的。 如果重新启动,一切正常。 此致, 丹尼尔 Re: 88W9098 fails on soft reboot (power cycle ok) 控制台跟踪没有附加到上一条信息中。 再次尝试....
記事全体を表示
i.mx93 低功耗启动 你好@AldoG、 我们计划在 Yocto 6.12 上进行 i.MX93 低功耗启动。 启动到 cm33 后,有没有办法从 cm33 启动 Linux? Re: i.MX93 low power boot 你好,@WolsYang! 要在 A 核心中启动 Linux 你可以在 U-boot 终端中使用 "启动" 命令 Re: i.MX93 low power boot 你好@Chavira 在rpmsg_lite_pingpong_rtos/linux_remote中,我看到了这样的描述 主内核从RESET中版本辅助内核,然后建立内核间通信 但我没有看到任何类似于在 rpmsg_lite_pingpong_rtos/linux_remote/main_remote.c 也在 "准备演示 "中 3.启动 Linux 电路板支持包到 u-boot,然后从 SD 卡中加载 M 内核映像即可运行。(之前将图像放入 SD 卡)。=> load mmc 1:1 0x80000000 /rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin => cp.b 0x80000000 0x201e0000 0x20000 => bootaux 0x1ffe0000 0 4。在启动 linux 之前,在 u-boot " mmcargs " env 中添加 " clk_ignore_unused " 5. 启动到 linux。运行"echo '7 4 1 7'> /proc/sys/kernel/printk" 更改信息级别。 我认为是先启动 a-core 然后使用 u-boot 启用 m-core Re: i.MX93 low power boot 你好,@WolsYang! 您可以在下面的链接中找到 i.MX93-EVK 示例中使用多内核的完整程序: https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcux-sdk-examples/tree/main/mcimx93evk/multicore_examples 致以最崇高的敬意, Chavira Re: i.MX93 low power boot 你好,@ Chavira、 我们有这方面的例子吗? 据我了解,在启动 m-core 之后,u-boot 任务已经完成,并将关闭。 例如,10 分钟后,现在只有 m-core 在运行,如何启动 a-core linux? Re: i.MX93 low power boot 你好,@WolsYang! 在 i.MX93 中,两个内核可以协同工作,甚至可以同时工作。 M 内核启动后,您可以继续在 A 内核上启动 Linux。但是,根据您的配置,您可能需要对设备树进行一些调整。 众所周知,两个内核都可以访问大部分外设。因此,务必确保 A 内核的设备树中禁用 M 内核使用的任何外围设备。这样可以防止资源冲突,确保两个内核稳定运行。 顺祝商祺! 查维拉 Re: i.MX93 low power boot 你好,@ Chavira、 抱歉描述不清。 我的意思是,在启动 .bin 之后,我只在 u-boot 的 m-core 中启用 .bin内容,u-启动 将关闭(如果不正确,请告诉我) 因此,在调出 .bin只有 m-core 中的内容,如何在 a-core 中启动 Linux? Re: i.MX93 low power boot 你好,@WolsYang! 感谢您联系恩智浦支持中心! 在 M 内核上不可能运行 Linux,因为它是为实时、低功耗任务而设计的,不具备支持完整 Linux 操作系统所需的资源。 致以最崇高的敬意, Chavira
記事全体を表示