2153299_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2153299_zh-CN

2153299_zh-CN

恩智浦技术咨询 - 如何联系我们(日语博客)

如果您不知道如何使用 NXP 产品,或者即使阅读了文档也无法理解其内容,NXP 提供了一个联系点。
在本文中,我们将以通俗易懂的方式解释如何进行查询。

*自2025年6月起,我们将接受日语咨询。
*使用问答平台前,您必须注册一个MyNXP账号。只需三个简单步骤即可免费注册。


如何联系我们

访问支持门户 → 创建新案例(进度:1/8)

访问支持门户

・点击下图所示的“创建新案例”开始创建案例(查询详情)。

Keita_Nagashima_3-1755498552302.pngKeita_Nagashima_3-1755498552302.png

 
选择目标 NXP 产品(进度:2/8)

Keita_Nagashima_1-1755498372940.pngKeita_Nagashima_1-1755498372940.png

 
请输入问题详情(进度:3/8)

・请尽可能详细地描述您的问题(开发环境、软件版本、问题发生的频率、条件等)。

Keita_Nagashima_5-1755499128912.pngKeita_Nagashima_5-1755499128912.png

 
选择项目 → “创建新项目”或“选择现有项目” (进度:4/8)
 

如果是第一次创建项目,请选择“创建新项目”。

・如果您已经创建了项目,请点击“完成创建”继续。

Keita_Nagashima_0-1755671978766.pngKeita_Nagashima_0-1755671978766.png

注:请用英文输入最终申请名称。

 
选择沟通方式(*仅限创建新项目时) (进度:5/8)

・标准是“基于电子邮件”。

Keita_Nagashima_8-1755500271850.pngKeita_Nagashima_8-1755500271850.png


向项目中添加成员(仅在创建新项目时) (进度:6/8)

・请确保您的“电子邮件地址”正确,以免将错误的人添加为成员。
- “名字”和“姓氏”仅用于项目内的身份识别,因此我们建议使用您的英文名字。
您可以稍后添加成员。

Keita_Nagashima_9-1755500760159.pngKeita_Nagashima_9-1755500760159.png


创建完成(进度:7/8)

Keita_Nagashima_10-1755501216580.pngKeita_Nagashima_10-1755501216580.png


上传文件(如有必要)  (进度:8/8)

Keita_Nagashima_11-1755501268158.pngKeita_Nagashima_11-1755501268158.png


最终确认

如果内容没有问题,请点击“完成”按钮结束操作。

Keita_Nagashima_12-1755501420087.pngKeita_Nagashima_12-1755501420087.png



常见问题解答

问:我还没有收到回复。
答:如果您在提交问题后的两个工作日内没有收到回复,请在支持页面选择“在线聊天”,并使用相关案例编号联系客服代表。日语在线客服通常在工作日上午 10:00 至下午 6:00 提供服务。只有当页面语言设置为日语时,客服人员才会回复。

问:谁会回复我的支持工单(案例)?
答:您可以向熟悉该产品的恩智浦工程师寻求答案。

问:提交支持工单(案例)是否需要付费?
答:本文中提到的支持工单是免费使用的。

问:我必须先创建一个项目才能创建一个案例吗?
A:项目就像一个文件夹,用来整理案例,它的创建至关重要。

问:你们如何划分项目?
答:这取决于用户。大多数情况下,它是针对每个最终产品或电路板类型创建的。在某些情况下,它可以供参与单个项目的所有各方使用。

问:受访者会用日语回答问题吗?
答:用户可以用日语提问,但目前答案会以英语提供。不过,我们正在努力开发一项新功能,即当用户用日语提问时,除了英语答案外,还会提供人工智能翻译的答案供参考。我们预计这项功能将于九月底上线。

问:如果我最初的问题解决后又出现了相关问题,该怎么办?
答:通常情况下,我们会采用问答形式,所以请您创建一个新工单,并在主题栏中添加您之前咨询的工单编号,并明确注明这是一个相关问题。但是,如果您想重新查询原工单的答案,可以在工单关闭后的30天内重新打开。


详细问答

问:案例可以发布内容和评论,但是如何使用这些功能呢?
答:电子邮件回复会被记录为帖子。评论只能通过支持门户发布。评论容易被忽略,因此我们建议您通过电子邮件或支持门户向客服人员发送消息。

问:我以为我已经通过电子邮件回复了,但它却自动被识别为一个新案件。
答:如果您回复邮件时更改了邮件主题或识别码,系统可能会误将其识别为新的咨询并自动注册。由此给您带来的不便,我们深表歉意。请您尽快关闭自动注册的案例,并通过支持门户提交新的案例,以恢复之前的邮件往来。

问:我想在对话进行到一半时添加抄送成员,该如何操作?
A:将你想抄送的成员添加到项目邀请(参与者)中,并在支持门户上发布新帖子。

问:我的案子被结案了,尽管我没有主动结案。
答:NXP 代表回复后,此案例将在 7 天内自动关闭。如果回复未能解决您的问题,请通过电子邮件回复或通过支持门户联系代表。

问:我可以把案件附件中的日语文件发上来吗?
答:您也可以上传包含日语的文件。但是,图像数据和PDF格式的文件可能无法使用翻译工具进行转换,因此请使用Word或Excel等文件格式。如果负责人难以理解文件,他们可能会要求您提供英文补充信息。


如果您不知道如何使用 NXP 产品,或者即使阅读了文档也无法理解其内容,NXP 提供了一个联系点。
在本文中,我们将以通俗易懂的方式解释如何进行查询。
*自2025年6月起,我们将接受日语咨询。

介绍日本博客
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-23-2025 09:28 AM
Updated by: