2207131_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2207131_ja-JP

2207131_ja-JP

Android 15: i.MX8MP: WebGL レンダリングの問題

こんにちは@Bio_TICFSL

以前の投稿では、 Android 15.0.0 v1.0.0 での既知の WebGL レンダリングの問題について説明しています。

これを修正する新しいリリースはありますか?

もしそうなら、実際の修正方法を共有してCANますか?

よろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。

桟橋

AndroidグラフィックスとディスプレイRe: Android 15: i.MX8MP: WebGL rendering issue

ありがとう@Bio_TICFSL

Re: Android 15: i.MX8MP: WebGL rendering issue

こんにちは、

ご指摘の i.MX8MP の Android 15.0.0 v1.0.0 における WebGL レンダリングの問題につきましては、現在この問題を具体的に修正した新しいリリースはございません。

この WebGL レンダリングの問題は、アプリケーション パッケージの命名に基づいて WebGL アクセスを制限する Android の WebView 実装のセキュリティ機能に関連しているようです。この問題は、WebGL 機能がアプリケーション パッケージ ID に「chromium」という単語が含まれている場合にのみ使用可能であり、他の命名規則では失敗するため発生します。

この問題に対処する新しいリリースはまだありませんが、WebView を初期化する前に、アプリケーション コードに次の回避策を実装できます。

```java
Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O の場合 {
WebView.setWebContentsDebuggingEnabled(true);
}
Web設定 webSettings = webView.getSettings();
webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
webView.setWebChromeClient(新しいWebChromeクライアント());
webSettings.setAllowFileAccessFromFileURLs(true);
webSettings.setAllowUniversalAccessFromFileURLs(true);
// この行を追加すると、すべてのアプリケーションで WebGL が有効になります
webSettings.setMediaPlaybackRequiresUserGesture(false);
「」

この構成により、パッケージ名の制限が回避され、WebGL は Chromium 以外のパッケージ名を持つアプリケーションでも適切に機能できるようになります。

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-24-2025 04:44 AM
更新者: