2246257_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2246257_ja-JP

2246257_ja-JP

S32K14X CSEC PRAMデータ充填問題

demo(cesc_keyconfig) では次のように述べられています:

平文 = 00112233445566778899aabbccddeeff
暗号文 = 69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a


PRAM に入力するときにデータが 32 ビット反転されるのはなぜですか?

リンク プレーンテキスト = 0x00112233 0x44556677

暗号文=0x69c4e0d8 0x6a7b0430。

これを説明する文書はありますか?

回复: S32K14X CSEC pram data fillling problem

PRAM の説明を見ると、s32kRM_r9 では pram インターフェースはビッグ エンディアンであり、s32kRM_r14 では pram インターフェースはリトルエンディアンであるということが書かれています。どうしたの?チップのデザインが変更されたのでしょうか?それともs32kRM_r9のエラーでしょうか?

Re: S32K14X CSEC pram data fillling problem

こんにちは@ 1113240626

Senlent_1-1764050023677.pngSenlent_1-1764050023677.png





Re: S32K14X CSEC pram data fillling problem

こんにちは@ 1113240626

これに時間を無駄にする必要はありません。

API「CSEC_WriteCommandBytes()」が PRAM をどのように埋めるかを確認CAN。

Senlent_0-1764211862291.pngSenlent_0-1764211862291.png



Re: S32K14X CSEC pram data fillling problem

こんにちは。ご返信ありがとうございます。

s32RM_rel14では下図のようになります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-28-2025 03:32 AM
Updated by: