Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
什么样的错误会导致 TJA1145AFD 收发器中的 PNFDE=1 您好,恩智浦专家 我目前遇到了一个问题:当我掉电 TJA1145AFD 的 VCC 一段时间然后重新开机时,我发现 PNFDE=1,而 BAT 引脚保持在 12V。为什么会发生这种情况?我查看了芯片手册,发现当收发器收到错误时,内部计数器会增加。当它达到 31 时,PNFDE 设置为 1。这里考虑了哪些具体错误? Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver 你好,vcc的掉电实际上是mcu下电控制的,所以此时难以通过mcu读取收发器寄存器。我想请问一下,当配置CFDC=1(CANFD tolerance enabled),tja1145A处于睡眠模式时,总线上如果有canfd报文,tja1145A会把canfd报文当成错误报文,导致PNFDE置位吗? Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver HI  对比下面的CAN 流程图,您操作的TJA1145A是从CAN ACTIVE模式转换到CAN Offline Bias或者CAN Offline 模式,然后你这两个模式其中之一的情况下重新上电VCC吗?您能给出来VCC下电以后是进入了 CAN Offline Bias还是CAN Offline 模式吗? guoweisun_0-1765178778740.png Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver Q:当配置 CFDC=1(CANFD 容差已启用),tja1145A 处于睡眠模式时,总线上如果有 canfd 报文,tja1145A 会把 canfd 报文当作错误报文,导致 PNFDE 置位吗? [GW]不会使得PNFDE置位的 Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver 谢谢回复,我详细描述一下这个问题的背景,整个can网络只有两个can节点,一个是使用TJA1145AFD的ECU,另一个是一个周期发送一帧canfd报文的上位机,在一切电源正常的情况下,通信正常,PNFDE也不会置位,当ECU下电的时候,TJA1145AFD的vcc会掉电,BAT是常电,一直有电,一段时间后,ECU重新上电,TJA1145AFD会报PNFDE置位的错误。整个过程上位机一直发送周期报文。可以帮忙分析一下,可能的原因么? Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver 谢谢回复,我详细描述一下这个问题的背景,整个can网络只有两个can节点,一个是使用TJA1145AFD的ECU,另一个是一个周期发送一帧canfd报文的上位机,在一切电源正常的情况下,通信正常,PNFDE也不会置位,当ECU下电的时候,TJA1145AFD的vcc会掉电,BAT是常电,一直有电,一段时间后,ECU重新上电,TJA1145AFD会报PNFDE置位的错误。整个过程上位机一直发送周期报文。可以帮忙分析一下,可能的原因么? Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver TJA1145下电后,CFDC寄存器是否为1(过滤FD报文)。因为根据ISO11898-2,唤醒报文必须是CAN-HS报文,而不是CAN FD报文。如上位机一直在发送CAN FD报文,会导致TJA1145内部无法解码,从而导致解码错误导致PNFDE置位。   Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver 您说的TJA1145下电,是指vcc掉电吗?bat是一直有电的。CFDC在TJA1145上电时我就配置成=1了的。如果vcc掉电了,mcu还可以通过spi读取寄存器的状态么? Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver 我们的ECU是把vcc跟vio焊接在了一起,所以vcc掉电后vio也掉电了。我检查了TJA1145 VCC掉电前CFDC的状态,CFDC是等于1。除了CFDC=0,检测到canfd帧导致PNFDE报错,还有其它情况么? Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver SPI由VIO供电,如VIO正常供电,休眠状态可以正常读取寄存器。 Re: what kind of error will lead to PNFDE=1 in TJA1145AFD Transceiver 具体还需要看下唤醒时的报文波形?CANH/CANL/RXD/INH PNFDE的作用是避免错误导致的系统“死锁”。 如前所述,错误累加会导致PNFDE置位。那么这种错误有两种可能性: TJA1145本身配置正确,但总线上出现了错误报文,这种错误可能是你们这种模拟的线束故障,也可能是其他节点发生了故障,发出了速率和你的CDR对不上的报文。 还有一种可能就是故障在你的TJA1145这里,比如你在配置TJA1145的时候受到了干扰导致你想配置的ID/Data Rate和你实际配置的对不上。 1) ID配置错误,你自己又不知道配错了,网络管理者始终唤不醒你,为了避免你系统死锁,就会故意发一定数量的错误报文才能把你唤醒。 Data Rate配置错误,同样你自己不知道配错了,可能都不用网络管理者发错误报文,普通正确报文就可能导致你解析成错误报文,累加后唤醒,如果不行,和1)一样,由网络管理者故意发一定数量的错误报文把你唤醒。
記事全体を表示
nta5332 恢复 使用 NTA5332 进行开发时,NFC 读/写配置文件已通过 I2C 设置为禁用。之后,I2C 异常导致与 I2C 通信失败。恢复后,无法通过 I2C 与 NTA5332 通信,也无法再配置 NFC。有办法恢复出厂设置吗?怀疑是 I2C 异常导致配置出现问题,I2C 通信仍然不可用。                 Re: nta5332 restore 您好, 在我看来,您所描述的问题涉及 NTA5332。我们的传感器社区主要关注恩智浦的传感器解决方案,因此该主题最好在专门讨论 NFC 相关问题的 NFC 社区中讨论。 请将您的问题重新张贴在这里: https://community.nxp.com/t5/NFC/bd-p/nfc BRs, Tomas
記事全体を表示
适用于 ARM 2.2 的 S32DS 我安装的 ARM 2.2 版 S32DS 导入的例程无法编译。没有 SDK 选项,也无法打开扩展管理。工具链中也有一个错误。即使重新安装集成开发环境也不起作用。 NXP error.png   Re: S32DS for ARM 2.2 Hi@NanMo1 首先,确保编译环境与导入项目使用的环境一致。 对于适用于 Arm V2.2 的 S32 Design Studio,你还需要安装相应的 RTM 驱动程序软件包更新。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/automotive-software-and-tools/s32-design-studio-ide/s32-design-studio-for-arm:S32DS-ARM Senlent_0-1765173965652.png Re: S32DS for ARM 2.2 问题已经得到确认。这是 Windows 11 系统的问题。系统已降级到 Windows 10,现在功能正常。 另外,我还有一个关于工具链的问题。我想用 S32DS 配置底层部件,但用 IAR 进行开发。生成 S32 项目后,如何将其导出为 IAR 项目?另外,哪个版本的 S32DS 支持该功能,支持该功能的 IDE 需要哪个版本的 S32K144 SDK? Re: S32DS for ARM 2.2 Hi@NanMo1 我没有这样的摘要文件; 您需要阅读每个版本的发行说明,以查看 IAR 编译器版本或 S32 DS 版本的要求。 操作指南:将 S32DS 项目导出到 IAR EW (S32K14x/S32K11x) https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Export-S32DS-Project-to-IAR-EW-S32K14x-S32K11x/ta-p/1122428
記事全体を表示
buildroot buildroot master/2023.11.x は imx8mp-EVB で起動に失敗する 2023.11.xでbuildrootを使ってimx8M plus EVB(8MPLUS -BB REV B2)を試しています。 lf-6.1.22-2.0.0 BSP コンポーネントを使用するこのバージョンでは、sdboot で電源を入れた後にコンソールが BL31 で停止します。 「 https://github.com/buildroot/buildroot/blob/master/board/freescale/common/imx/imx8-bootloader-prepare.sh 」で予想されるオフセットの不一致が問題になっている可能性があります。? U-Boot SPL 2022.04 (2024年2月26日 - 13:58:31 +0400) DDRINFO: DRAM初期化を開始 DDRINFO: DRAM レート 4000MTS DDRINFO:DDRPHYキャリブレーション完了 DDRINFO: DDRmix 構成が完了しました SEC0: RNGインスタンス化 通常のブート BOOTROMから起動しようとしています ブートステージ: プライマリブート イメージオフセット 0x8000、ページサイズ 0x200、ivt オフセット 0x0 注意: JR0はHABで使用される可能性があるため、NSにリリースしないでください。 お知らせ: BL31: v2.8(リリース):カスタム 通知: BL31: 構築日時: 2024年2月26日 12:23:16 Re: buildroot buildroot master/2023.11.x fail to boot with imx8mp-EVB こんにちは@brian14さん、 私たちは、DDR4 を搭載したカスタム ボード i.MX8M Plus を使用しています。 このデザインには、唯一のブートとして 32MB の QSPI フラッシュが含まれています。 このボードでは SD カード、eMMC、NAND、USB は使用できません。 1. 現在のステータス(SPL + U-Boot ブート成功) mk-image からの初期起動では、次を使用して flash.bin を生成しました。 SOC=iMX8MP flash_ddr4_evk_flexspi にする 生成されたイメージは QSPI フラッシュにプログラムされ、ボードは QSPI から SPL + ATF を使用して U-Boot に正常に起動しました。 2. 要件: Linux を起動してログインプロンプトを表示する (rootfs + QSPI からのカーネル) 次に、同じ 32MB QSPI フラッシュから完全な Linux システム (カーネル + ルート ファイル システム) を起動します。 Yocto BSP をビルドし、デフォルトのイメージ (カーネル + rootfs) を生成しました。 ただし、生成されたイメージ (カーネル) 自体は約 32 MB であり、すでに QSPI フラッシュの合計容量を超えています。 i.MX Yocto_project_Users_Guide の次のコマンドを使用しても: $DISTRO=fsl-imx-wayland MACHINE=imx8mp-ddr4-evk ソース imx-setup-release.sh -b Build-DDR4 $bitbake コアイメージ最小限 3. 質問 => 32MB フラッシュにロードするための Linux カーネル サイズと rootfs サイズを削減するにはどうすればよいですか? =>これらすべてのファイルを QSPI フラッシュ (u-boot 〜 2 MB、カーネル 〜 32 MB、rootfs) にロードするにはどうすればよいでしょうか? => 小さな QSPI デバイスにカーネル + rootfs の両方を収めるための推奨されるアプローチは何ですか? => i.MX8M Plus 上の QSPI から Linux を完全に起動するための NXP リファレンスまたはアプリケーション ノートはありますか? 32MB QSPI しか利用できない i.MX8MP プラットフォーム上で完全な Linux システムを起動するための最善の戦略についてご指導いただければ幸いです。 Re: buildroot buildroot master/2023.11.x fail to boot with imx8mp-EVB こんにちは@govindsiさん、 NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 Buildroot を使用する特別な理由はありますか? このCASE、Yocto Project は、BSP を構築するためのドキュメントと例を備えた完全にサポートされているツールです。Buildroot の代わりにこのツールを使用することをお勧めします。 i.MX アプリケーションプロセッサ向け組み込み Linux | NXP Semiconductors すてきな一日を!
記事全体を表示
S32K344 の MATLAB および S32DS のサポート お世話になります。 S32K344 用のシンプルなモデルを構築し、S32 構成ツールを使用して構成しようとしています。しかし、期待通りに動作しておらず、いくつかの手順が抜けている可能性があると感じています。 すでにフォーラムや NXP Web サイトにあるビデオを確認しましたが、まだ問題を解決できていません。 ご検討のために、私の作業のスクリーンショットをいくつか添付しました。 正しい手順や従うべきドキュメントについてご指導を賜りますようお願い申し上げます。皆様のご支援を心よりお待ちしております。 よろしくお願いします。 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 こんにちは、 添付された画像を確認しましたが、PTB26 が出力ピンとして正しく設定されているようです。 発生する問題は、アプリケーションがボードにフラッシュされた後も PTB26 のロジック レベルが低いままになることです。私の考えは正しいでしょうか? 問題をより良く理解するために、使用している開発ボードの正確なモデルを教えていただけますか?どのバージョンの S32K3 をインストールしましたか?どのバージョンの MATLAB を使用していますか? よろしくお願いいたします。 ソリン・イオアニド・バンチラ Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 ご回答ありがとうございます。 必要な詳細は以下をご覧ください。 MATLABバージョン: R2022a 開発ボード: S32K344-172 S32K3 パッケージ バージョン: 1.6 その間、PTA27 を使用してテストも行いました。しかし、同じ動作が観察されました。このことから、DIO 構成とピン構成の間にリンクが欠落している可能性があると考えられます。設定手順が漏れないように、正しい手順についてのガイダンスをお願いいたします。 先ほど述べた点についてですが、「組み込みコード」で動作していると言ったのは、S32DS プラットフォームを通じて組み込み C コードを使用して同じロジックをテストし、その場合、ピンが期待どおりに動作するという意味です。この問題は、MATLAB/Simulink で生成されたコードを使用する場合にのみ発生します。 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 こんにちは、 昨日確認し忘れたことが一つあります。ピンと DIO コンポーネントの他に、指定されたピンを使用するようにポート コンポーネントを構成する必要もあります。古いバージョンのツールボックスを使用しているため、ポート ピンはピン構成に基づいて自動的に更新されません (そのため、S32DS では動作します)。 総括する: 1. 構成プロジェクトを開き、ポートコンポーネントに移動します。 2. Dio ポートコンテナーで、必要なピンの MSCR を持つ新しいポート ピンを追加します (この場合、PTB28 の MSCR は 60 です)。 SorinIBancila_0-1764928331753.png これで問題が解決したかどうかお知らせください。 よろしくお願いいたします。 ソリン・イオアニド・バンチラ Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 こんにちは。返信ありがとうございます。 ソフトウェアの古いバージョンについて言及しました。設定を簡単にするためにどのバージョンを使用すればよいか教えてください。 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 こんにちは@chaudharimohit73さん、 提案された解決策によって問題が解決したかどうかをお知らせください。 よろしくお願いいたします。 ソリン・バンチラ Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 こんにちは、 S32K3 ツールボックスの新しいバージョン (1.8.0) をリリースしました。最新バージョンにアップグレードする場合は、MATLABのアドオンマネージャでNXP_Support_Package_S32K3を検索してください。サポートパッケージのインストール後、GettingStarted.mlxスクリプトを実行すると、最新バージョンのインストール手順が案内されます。 よろしくお願いいたします。 ソリン・バンチラ Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 こんにちは、 DIO の設定が成功した後、今度は CAN の設定を試みています。標準メッセージと拡張メッセージを組み合わせて CAN を使用したいと考えています。 これを設定する手順を教えていただけますか? Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 はい、Dio の問題は解決され、期待どおりに動作しています。
記事全体を表示
メインラインカーネル6.13を搭載したIMx8mnのディスプレイシステム こんにちは、 メインライン カーネル バージョン 6.13 を使用して、imx8mn ハードウェア上でディスプレイ パネルを起動しようとしています。 以下のドライバを有効にしました。 IMX_IPUV3_CORE=m DRM=m DRM_IMX=m DRM_ETNAVIV=m DRM_ETNAVIV_THERMAL=m DRM_IMX_LCDIF=m DRM_SAMSUNG_DSIM=m drm ファイルシステムに列挙された DSI デバイスを表示できるにもかかわらず、imx-lcdif を使用して modetest を実行するとカーネル クラッシュが発生します。しかし、バックライトは点灯しています。 DRM_IMX_MXSFB を有効にすると、カーネルクラッシュは発生しません。しかし、ディスプレイに画像が表示されません。バックライトが点灯します。 メインライン Linux カーネル 6.13 でディスプレイを動作させるために、IMX8mn に他の依存関係はありますか? Re: Display system on IMx8mn with mainline kernel 6.13 こんにちは、 メインライン カーネル 6.13 での i.MX8M Nano ディスプレイの問題については、解決するためにいくつかの考慮事項があります。 カーネル構成で必要なドライバが有効になっているようです: - IMX_IPUV3_CORE=m - DRM=m - DRM_IMX=m - DRM_ETNAVIV=m - DRM_ETNAVIV_THERMAL=m - DRM_IMX_LCDIF=m - DRM_SAMSUNG_DSIM=m バックライトが点灯するということは、部分的な初期化が機能していることを示します。imx-lcdif ではカーネルがクラッシュするが、DRM_IMX_MXSFB ではクラッシュしないということは、互換性の問題を示唆しています。 メインライン カーネル 6.13 の i.MX8M Nano ディスプレイ機能については、次の点を確認する必要があります。 1.正しいパネルドライバがMIPI DSIコントローラに適切に統合されている 2. デバイスツリーはディスプレイパネルとMIPI DSIコントローラへの接続を適切に定義します。 3. 必要なブリッジドライバが正しく実装されている 問題をデバッグするには: 1. DRMデバッグモードを有効にする: `echo 0x1ff > /sys/module/drm/parameters/debug` 2. ディスプレイドライバからの詳細なエラーメッセージをカーネルログで確認する 3. パネルドライバが特定のディスプレイパネルの仕様と一致していることを確認します。 i.MX8M Nano の場合、特定のパネルに基づいてディスプレイドライバーの初期化シーケンスをカスタマイズする必要がある場合があります。メインライン実装では、NXP の BSP と比較して追加の構成が必要になる場合があります。 カスタム ディスプレイ パネルを使用する場合は、特定のディスプレイ要件、特に初期化コマンドとディスプレイ タイミング パラメータに合わせてパネル ドライバを変更する必要があります。 よろしくお願いします。 Re: Display system on IMx8mn with mainline kernel 6.13 お返事ありがとうございます。 ディスプレイを設置しました。デバイス ツリーで Samsung DSIM に間違ったクロック周波数を指定していました。 imx8mn-evk.dtsi を検証し、追加しました。
記事全体を表示
MCALのスタンバイモードから機能リセット後のウェイクアップソース認識 - S32K3 RTD お客様企業*: HERO MOTOCORP - 正規化 プロジェクト名*: 該当なし お客様お問い合わせ*(氏名とメールアドレス): Aryan Kumar [email protected] SWパッケージ情報*: S32K3_S32M27x リアルタイム・ドライバ ASR R21-11 HW* (ボード/チップセット/プラットフォーム): S32K3XX (S32K344) SWバージョン*:バージョン6.0.0 チームの皆様、 MCAL でスタンバイ終了後のウェイクアップ ソースを知りたいというお客様がいます。プロセスと使用する API について説明している別の投稿を見ました。基本的に、Dan は (この投稿:解決済み: S32K3 MCAL RTD5.0.0 での WISR に関する質問 - NXP コミュニティ) 、Icu_Init() が Platform_Init() の前に呼び出されるとフラグがクリアされる、つまりコールバックでウェイクアップ ソースをチェックすることは RTD の制限のように見えると述べています。 また、Icu_GetInputState() は、Icu_Init() によって初期化する必要があるグローバル変数を使用します。つまり、お客様は WISR フラグをチェックするために Wkpu_Ip_GetInputState() 関数を呼び出すことしかできません。 SO、私が正しく理解していれば、ウェイクアップ ソースを読み取る方法は 3 つあります。 1. スタンバイ終了後にプラットフォームを有効にすると、MCU は WKPU_IRQn にジャンプし、WKPU チャネルを処理します。コールバックが必要な場合、お客様は Wkpu 構造を割り当てることで回避策を実装できます。 Wkpu_Ip_u32ChState[0].chInit = TRUE; Wkpu_Ip_u32ChState[0].notificationEnable = TRUE; Wkpu_Ip_u32ChState[0].WkpuChannelNotification = IcuSignalNotification_Wkpu; これは期待どおりに動作します。 2.スタンバイ終了後にWkpu_Ip_GetInputState()を呼び出します。Icu_GetInputState()はIcu_Init()の前に呼び出すことはできませんが、Icuの初期化によってWISRフラグがクリアされます。ただし、関数に入る際に、要求されたチャネルのWISRビットとIREERビットの両方が有効になっている場合、WISRはクリアされません。 私の理解が正しければ、これらは Icu_Init() の呼び出し時にクリアされる、ということでいいのでしょうか? 3. WISR/WISR_64 レジスタを直接読み取ります。 これら 3 つの方法では、ベアメタルまたは IP レイヤーのいずれかが使用されます。質問が2つあります。 Wkpu_Ip_GetInputState() を正しく実装するにはどうすればいいですか? 6.0.0 または 7.0.0 のいずれかで、MCAL レイヤーの修正または実装はありますか?もしSOなら、実装を共有してもらえますかCAN? これをテストするために使用したプロジェクトを添付しました。WKPU[42]が設定されています。SWはS32DS v3.6.4 + RTD 6.0.0です。 よろしくお願いします、 ジュリアン 優先度: 中 S32_CONFIG_TOOL S32_FLASH_TOOL S32DS 出典: 直接お客様 Re: Wakeup Source Recognition after function reset from standby mode in MCAL - S32K3 RTD こんにちは@DanNguyenDuy 、 迅速な対応をありがとう、ダン!お客様にお知らせ致します。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: Wakeup Source Recognition after function reset from standby mode in MCAL - S32K3 RTD こんにちは@Julián_AragónM 、 1. AUTOSAR 要件に従います。Icu モジュールは、MCAL レイヤーでウェイクアップ ソースを直接チェックできる機能を提供しません。Icu はウェイクアップ ソース情報を EcuM モジュールに転送し、このモジュールはウェイクアップ ソースをチェックします。RTD ドライバでは、EcuM はスタブ モジュールです。 「 ECU ステート マネージャー AUTOSAR CP R21-11 の仕様」に従います。 2. Icu 構成で、ユーザーが「IcuWkpuStandbyWakeSupport」を有効にすると、Icu_Init() は WISR フラグをクリアしません。 プロジェクトで、Wkpu_Ip レイヤーのウェイクアップ ソースを確認するには、以下のコードを参照します。 Icu_Init() 関数の前に Platform_Init(NULL_PTR); を呼び出すと、何らかの理由で WISR フラグが消去されることがわかりました。SO、この関数を Icu_Init() 関数の後に呼び出しました。 よろしくお願いいたします。 ダン
記事全体を表示
i.mx8m plus, rpmsg , kick error -62 嗨,资深软件工程师, i.mx8M 我正在尝试在康佳特-电路板支持包 6.6.23-2.0 的基础上在 i.mx8mp 上运行 rpmsg pingpong 演示版。 总是能发现这个错误。 ------- [ 27.931613] imx_rpmsg_pingpong virtio0.rpmsg-openamp-demo-channel.-1.30: new channel:0x400 -> 0x1e! [ 28.033573] imx-rproc imx8mp-cm7: imx_rproc_kick: failed (1, err:-62) [ 28.137571] imx-rproc imx8mp-cm7: imx_rproc_kick: failed (1, err:-62) ------- 固件来自 yocto sdk origninal ,imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin. 通过 bootaux 从 uboot 运行此固件。 DTS 主要部件: 预留内存 { #address-cells =<2> ; #size-cells =<2> ; 范围;   m7_reserved: m7@80000000 { 无地图 reg =<0 0x80000000 0 0x1000000> ; };   vdev0vring0: vdev0vring0@55000000 { 无地图 reg =<0 0x55000000 0 0x8000> ; };   vdev0vring1: vdev0vring1@55008000 { 无地图 reg =<0 0x55008000 0 0x8000> ; };   vdev0buffer: vdev0buffer@55400000 { compatible ="shared-dma-pool" ; 无地图 reg =<0 0x55400000 0 0x100000> ; };   rsc_table: rsc-table@550ff000 { 无地图 reg =<0 0x550ff000 0 0x1000> ; };         }; imx8mp-cm7 { compatible ="fsl,imx8mn-cm7" ; clocks =<& clk IMX8MP_CLK_M7_DIV>, < & audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_AUDPLL_ROOT>; clock-names ="core","audio" ; mbox-names ="tx","rx","rxdb"; mboxes =<& mu 0 1 & mu 1 1 & mu 3 1> ; /*syscon =<& src>;*/ /* 必须与 rsc_table 区域匹配 */ rsc-da =<0x550ff000> ; fsl,startup-delay-ms =<500> ; memory-region =<& m7_reserved>,<& vdev0buffer>, < & vdev0vring0>, < & vdev0vring1>, < & rsc_table>; status ="okay"; }; Re: i.mx8m plus, rpmsg , kick error -62 您的测试步骤是什么?如果能在 imx8mp evk 板上重现这个,请告诉我详细步骤,让我先重现一下
記事全体を表示
S32K3X4 - デバイス固有のMACアドレス こんにちは、 S32K3x4 レジスタから読み取り、ステーションの送信元 MAC アドレスとして使用できる、グローバルに一意のイーサネット MAC アドレスはありますか? ありがとうございました。 ヤクブ Re: S32K3X4 - device unique MAC address こんにちは@jakub_mielczareさん、 このThreadの私の投稿を確認してください: S32K358 GMAC MACアドレス よろしくお願いいたします。 パベル
記事全体を表示
Zephyr:在 RT1176 上从与非加载内存 亲爱的恩智浦社区, 我目前正在尝试将 Coral Dev 板 Micro(基于 RT1176)移植到 Zephyros。 我们目前正在基于 RT1176 开发自己的定制板,并计划在承诺之前使用 Coral Dev Board Micro 作为开发板,以全面了解 Zephyros 和恩智浦。(到目前为止,主要使用裸机,在ST芯片上使用FreeRTOS)我们现在面临的主要问题 之一是如何启动Coral Dev Board Micro。 我们想将图像闪存到 flexspi 与非 闪存芯片 (MT29F1G01ABBFDWB) 上。出于性能原因,启动加载程序应将映像传输到 OCRAM。 我们还计划下一步支持 OTA。 已经完成的工作: - 包括 DT。NAND 闪存上的 mcuboot 分区 -预内核主板配置(pll、flexspi、nand/sdram 时序)你建议我们采取什么方法? 使用 Zephyr McuBoot 成功加载与非内存需要哪些步骤? 提前谢谢!如果您需要更多详细信息,请告诉我。 Re: Zephyr: Ram load from NAND on RT1176 你好@Nico4555 请参阅 Zephyr 官方文档中的 "利用 Zephyr 构建和使用 MCUboot":https://docs.mcuboot.com/readme-zephyr.html 请直接向 Zephyr 社区提交问题( 讨论 和 问题 ) 即使在 RT1170 EVK 板上,默认情况下也未启用 与非 闪存设备,请参阅这篇文章了解更多详情。 B.R、 Sam
記事全体を表示
S32K3X4EVB-T172 における PEmicro 接続アシスタントの問題 クイック スタート ガイドに従っているにもかかわらず、S32K3X4EVB-T172 に接続できません: https://www.nxp.com/document/guide/quick-start-guide-for-s32k3x4evb-board:GS-S32K3X4EVB-Q172 ボードとLED: zaighamkhawaja_4-1764249676294.png デバッグを試みると、PEmicro 接続アシスタントが表示されます。 zaighamkhawaja_0-1764249542881.png デバイスドライバ: zaighamkhawaja_1-1764249590231.png デバッグ設定: zaighamkhawaja_2-1764249639854.png zaighamkhawaja_3-1764249653892.png データ ケーブルの変更、コンピューターの変更、S32DS の再インストール、ドライバの再インストール、P&E Micro Utilities の試用はすでに試しました。 Windows 11、S32DS 3.6.4で試用&3.6.1 S32K3X4EVB-T172 S32DS-S32プラットフォームOPENSDA Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 EVB への接続は初めてですか?以前にプロジェクトをアップロードしたことがありますか? ボードは新品で、工場出荷時にプログラムがインストールされているようです。例えば、SW5とSW6を押すとUSER_LED_0の色が変わります。 写真から、RESET_K3 と RST_OSDA の両方の LED がオンになっていることがわかります。ボードの電源投入時に RESET_K3 は常にオンになっていますか? 測定できますか?通常、リセットLEDが点灯しているときは、非常に短い時間だけ定期的にラインが引き抜かれ、MCUがリセット状態を維持します。 電源投入手順に従ってボードを接続すると、RESET_K3 と RST_OSDA は最初はオフになります。デバッグを試みると、RST_OSDA (場合によっては RST_K3) LED がオンになり、同時に PEmicro 接続アシスタントのポップアップが表示されます。 また、SW4 を押してからデバッグを再試行すると、次の異なるポップアップが表示されます。 zaighamkhawaja_0-1764732467636.png また、電圧源を測定します。電圧源が期待値を提供しない場合は、MCU が損傷している可能性があります。 既に2種類のアダプター(12V-4Aと12V-5A)で試しましたが、どちらも同じ結果でした。アダプターの電圧出力は安定しています。 - S32K3 MCU が損傷しているということであれば、デフォルトのアプリケーション (LED の色の変更) はボード上で引き続き動作しています。 - NXP K26が損傷したということであれば、「Multilink Firmware Config Utility」を使用してファームウェアをusbmlacpembeddedens.1098にアップグレードすることは可能です。 外部デバッガー (PEmicro、JLink、Latuerbach など) が利用できる場合は、代わりにそれらを使用して、接続が可能かどうかを確認してください。 来週、新しい EVB と一緒に JLink を入手します。今回はS32K344MINI EVBになります。 根本原因を特定するためにさらに必要なことがあれば、お知らせください。 ザイガム Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 こんにちは、 @zaighamkhawaja さん、 インストールの詳細を共有していただきありがとうございます。どちらもS32K3x Devのようです。パッケージと PEmicro プラグインが正しくインストールされています。EVB への接続は初めてですか?以前にプロジェクトをアップロードしたことがありますか? 写真から、RESET_K3 と RST_OSDA の両方の LED がオンになっていることがわかります。ボードの電源投入時に RESET_K3 は常にオンになっていますか?測ることはできますか?通常、リセット LED がオンのときは、非常に短い時間だけ定期的にラインが引き出され、MCU がリセット状態に維持されます。 また、電圧源を測定します。電圧源が期待値を提供しない場合は、MCU が損傷している可能性があります。 外部デバッガー (PEmicro、JLink、Latuerbach など) が利用できる場合は、代わりにそれらを使用して、接続が可能かどうかを確認してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 はい、ここにあります: zaighamkhawaja_0-1764623301449.png zaighamkhawaja_1-1764623365030.png C/C++ Common GDB Support 11.4.0.202309142347 org.eclipse.cdt.gdb.feature.group Eclipse CDT C/C++ Development Platform 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.platform.feature.group Eclipse CDT C/C++ Development Tooling Native Utilities 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.native.feature.group Eclipse CDT C/C++ Development Tools 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.feature.group Eclipse CDT C/C++ DSF GDB Debugger Integration 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.gnu.dsf.feature.group Eclipse CDT C/C++ GCC Cross Compiler Support 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group Eclipse CDT C/C++ GDB Hardware Debugging 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.feature.group Eclipse CDT C/C++ GNU Toolchain Build Support 11.4.0.202311121705 org.eclipse.cdt.gnu.build.feature.group Eclipse CDT C/C++ GNU Toolchain Debug Support 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.gnu.debug.feature.group Eclipse CDT C/C++ Memory View Enhancements 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group Eclipse CDT C/C++ Remote Launch 11.4.0.202309142347 org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group Eclipse CDT Core Server Feature 1.15.200.v20231110-1900 org.eclipse.equinox.server.core.feature.group Eclipse Equinox Project e(fx)clipse - IDE - Basic 3.9.0.202210170554 org.eclipse.fx.ide.basic.feature.feature.group Eclipse.org ECF Apache Httpclient 5 FileTransfer Provider 1.1.702.v20231114-1017 org.eclipse.ecf.filetransfer.httpclient5.feature.feature.group Eclipse.org - ECF ECF Core Feature 1.6.2.v20231021-2127 org.eclipse.ecf.core.feature.feature.group Eclipse.org - ECF ECF Filetransfer Feature 3.14.1900.v20230715-1945 org.eclipse.ecf.filetransfer.feature.feature.group Eclipse.org - ECF ECF Filetransfer SSL Feature 1.1.402.v20231021-2127 org.eclipse.ecf.filetransfer.ssl.feature.feature.group Eclipse.org - ECF Eclipse Help System 2.3.1600.v20231201-0110 org.eclipse.help.feature.group Eclipse.org Eclipse Platform 4.30.0.v20231201-0512 org.eclipse.platform.feature.group Eclipse.org Eclipse RCP 4.30.0.v20231201-0512 org.eclipse.rcp.feature.group Eclipse.org Eclipse XML Editors and Tools 3.31.0.v202308200343 org.eclipse.wst.xml_ui.feature.feature.group Eclipse Web Tools Platform Embedded C/C++ J-Link Debugging 6.4.0.202307251916 org.eclipse.embedcdt.debug.gdbjtag.jlink.feature.group Eclipse Embedded CDT EMF - Eclipse Modeling Framework Core Runtime 2.36.0.v20231002-1156 org.eclipse.emf.ecore.feature.group Eclipse Modeling Project EMF Common 2.30.0.v20230916-0637 org.eclipse.emf.common.feature.group Eclipse Modeling Project EMF Ecore Edit 2.16.0.v20230211-1150 org.eclipse.emf.ecore.edit.feature.group Eclipse Modeling Project Equinox p2, headless functionalities 1.7.0.v20231112-1314 org.eclipse.equinox.p2.core.feature.feature.group Eclipse.org - Equinox Equinox p2, minimal support for RCP applications 1.4.2200.v20231112-1314 org.eclipse.equinox.p2.rcp.feature.feature.group Eclipse.org - Equinox GDB Client for Arm Embedded Processors 15.1 Build 1703 1.0.0.202511261537 com.nxp.s32ds.brc.gdb.tools.feature.feature.group NXP GEF Classic Draw2d 3.18.0.202311222042 org.eclipse.draw2d.feature.group Eclipse GEF GEF Classic GEF (MVC) 3.18.0.202311222042 org.eclipse.gef.feature.group Eclipse GEF GEF Classic Zest 3.18.0.202311222042 org.eclipse.zest.feature.group Eclipse GEF Git integration for Eclipse 6.8.0.202311291450-r org.eclipse.egit.feature.group Eclipse EGit GNU ARM PEMicro Interface Debugging Support 6.0.9.202509241532 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.feature.feature.group P&E Microcomputer Systems Inc. Memory Analyzer 1.15.0.202311170814 org.eclipse.mat.feature.feature.group Eclipse Memory Analyzer Nebula Grid Widget 1.1.0.202303072132 org.eclipse.nebula.widgets.grid.feature.feature.group Eclipse Nebula net.sourceforge.ehep 1.1.0 net.sourceforge.ehep.feature.group Randallco and EHEP Team NXP GCC for Arm Embedded Processors 10.2 Build 1728 1.0.0.202508270740 com.nxp.s32ds.brc.arm.tools.gcc102.feature.feature.group NXP NXP GCC for Arm Embedded Processors 11.4 Build 1763 1.0.0.202508271006 com.nxp.s32ds.brc.arm.tools.gcc114.feature.feature.group NXP PEmicro ARM Device Expansion Plugin 6.0.9.202509241532 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.expansion.feature.feature.group P&E Microcomputer Systems Inc. Remote Services 11.4.0.202309142347 org.eclipse.remote.feature.group Eclipse CDT Remote System Explorer End-User Runtime 4.5.500.202305261020 org.eclipse.rse.feature.group Eclipse TM Project RTD S32K3XX 6.0.0.202506161748 com.nxp.RTD.S32K3XX.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc. RTD S32K3XX 6.0.0.202506161748 com.nxp.RTD.S32K3XX.root.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc. S32 Debugger Core 3.6.5.202511272018 com.nxp.s32ds.brc.debugger.core.feature.feature.group NXP S32 Design Studio CLE S32CT 1.8.9.202511261304 com.nxp.s32ds.cle.uct.feature.feature.group NXP S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.5.202511272206 com.nxp.s32ds.platform.ide.feature.feature.group NXP S32 Design Studio for S32 Platform Tools 3.6.5.202511272206 com.nxp.s32ds.platform.ide.tools.feature.feature.group NXP S32DS Product 3.6.4.202509291703 com.nxp.s32ds.platform.ide.product NXP S32G development package 3.6.4.202509291633 com.nxp.s32ds.s32g2.dev.feature.feature.group NXP S32K1xx development package 3.6.5.202511272256 com.nxp.s32ds.s32k1.dev.feature.feature.group NXP S32K3 FreeMASTER Serial Communication Driver 1.4.2.202412201001 com.nxp.s32ds.s32k3.sdk.freemaster.feature.feature.group NXP S32K3xx development package 3.6.4.202509291639 com.nxp.s32ds.s32k3.dev.feature.feature.group NXP S32M2xx development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.s32m2.dev.feature.feature.group NXP S32N5 development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.s32n.dev.feature.feature.group NXP S32R41 development package 3.6.4.202509291624 com.nxp.s32ds.s32r41.dev.feature.feature.group NXP S32R45 development package 3.6.4.202509291624 com.nxp.s32ds.s32r45.dev.feature.feature.group NXP S32R47 development package 3.6.4.202509291625 com.nxp.s32ds.s32r47.dev.feature.feature.group NXP S32Z2/E2 development package 3.6.4.202509291631 com.nxp.s32ds.s32esz.dev.feature.feature.group NXP SAF85xx development package 3.6.4.202509291625 com.nxp.s32ds.saf85.dev.feature.feature.group NXP SAF86xx development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.saf86.dev.feature.feature.group NXP SECRDR S32K1 3.0.0.202508081221 com.nxp.SECRDR.S32K1.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc. Terminal (Console) View 11.4.0.202311142324 org.eclipse.tm.terminal.view.feature.feature.group Eclipse CDT TM Terminal 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group Eclipse CDT TM Terminal Control 11.4.0.202311142253 org.eclipse.tm.terminal.control.feature.feature.group Eclipse CDT TM Terminal Local Connector Extensions 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.connector.local.feature.feature.group Eclipse CDT TM Terminal SSH Connector Extensions 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh.feature.feature.group Eclipse CDT Xtend Library 2.33.0.v20231121-0955 org.eclipse.xtend.lib.feature.group Eclipse Xtext   Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。 まずは少し立ち止まって考えてみましょう。 IDE の「ヘルプ」タブにある「インストールの詳細」のスクリーンショットをお送りください。 Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 こんにちは、 @zaighamkhawaja さん、 追加情報ありがとうございます。 外部デバッガーに接続できる場合は、更新してください。 これは空白プロジェクトでもサンプルプロジェクトでも発生しますか?最後のチャンスとして、デバッグ/消去ではなく、MCU に接続してみましたか? Julin_AragnM_0-1764966031025.png このことから、HSE がインストールされている、またはデバッグ ポートがロックされており、パスワードまたはチャレンジ/レスポンスによってセキュリティを解除する必要があると考えられます。P Emicro は、各セッションの開始時にデバッガーを認証するための Python スクリプトを提供していますが、パスワードが必要です。 最後の手段としては、MCU を交換して、デバッグ インターフェースに障害があるかどうか、または MCU のデバッグ ピンが保護されているか無効になっているかどうかを確認します。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: PEmicro Connection Assistant Issue on S32K3X4EVB-T172 外部JTAGデバッガーが動作します。 空のプロジェクトやサンプルプロジェクトも機能しませんでした。 - 実行中のターゲットへのアタッチが機能しませんでした。 別のボードも購入しましたが、そちらはオンボードデバッガーで動作するので、IDEや設定とは関係ありません。
記事全体を表示
DPSW を 802.1ad (QinQ) スイッチとして動作するように設定する方法 スイッチを 802.1ad (QinQ) スイッチとして動作するように設定するにはどうすればよいですか?スイッチのインターフェースを 802.1ad パケットの入力と出力に設定する方法 (すべての VLAN が受け入れられます)私のプラットフォームはLX2160Aです。 QorIQ LS1デバイス QorIQ LS2デバイス Re: How to configure DPSW to work as 802.1ad (QinQ) switch こんにちは、 LX2160A の場合、DPAA2 アーキテクチャは、802.1ad (QinQ) 機能をサポートするように構成できるデータ パス スイッチ (DPSW) を提供します。QinQ 操作用に DPSW を構成する方法は次のとおりです。 1. VLAN フィルタリングと QinQ をサポートするように DPSW を設定します。 「」 # QinQサポート付きのDPSWを作成する restool dpsw create --num-ifs= --options=DPSW_OPT_FLOODING_DIS,DPSW_OPT_MULTICAST_DIS --max-vlans=16 --max-fdbs=16 --max-fdb-entries=16 --vlan-filtering=1 「」 2. 802.1ad パケットを処理するようにインターフェースを設定します。 「」 # インターフェースでQinQを有効にする restool dpsw vlan_tpid set dpsw.X --if --tpid 0x88A8 「」 注: 0x88A8 は 802.1ad/QinQ の TPID (タグ プロトコル識別子) です。 3. 二重タグ付きフレームを処理するようにVLANテーブルを設定します。 「」 # QinQトラフィックを処理するためにVLANを追加する restool dpsw vlan add dpsw.X --fdb-id --vlan # VLANのポートメンバーシップを設定する restool dpsw vlan add_if dpsw.X --vlan --if 「」 4. 要求されたすべての VLAN を受け入れるには、インターフェースをプロミスキャス モードで設定します。 「」 # すべてのVLANを受け入れるようにインターフェースを設定する restool dpsw vlan_filtering set dpsw.X --if --enable 0 「」 DPSW を設定した後、DPRC 割り当てを使用してインターフェースをネットワーク スタックにバインドし、Linux でネットワーク インターフェースを設定します。 これらの設定により、LX2160A の DPSW は 802.1ad スイッチとして動作し、二重タグ付き VLAN パケットをプロセッシングし、指定されたインターフェース上のすべての VLAN を受け入れることができるようになります。 よろしくお願いします。 Re: How to configure DPSW to work as 802.1ad (QinQ) switch あなたの手順を試しましたが、私の restool はvlan_tpid、vlan add、vlan add_if などの一部のオプションをサポートしていません... 私の restool バージョンと MC バージョンは次のとおりです。 # リストール -v restool v2.4 (コミット lf-6.6.23-2.0.0) (MC 10.32.0 互換) 彼らは古すぎますか?オプションをサポートするバージョン番号を取得するにはどうすればCANますか? 早速のご返信ありがとうございます。
記事全体を表示
NTAG 424 DNA – ChangeFileSettingsは常に0x917Eを返します こんにちは、 NTAG 424 DNAでSDMを設定しようとしていますが、UIDのみの最小限の設定でも、ChangeFileSettingsを呼び出すと常にSW = 0x917Eが返されます。EV2認証は成功します(AuthenticateEV2FirstはOK、TIとセッションキーは正しく取得され、CmdCtrがインクリメントされます)。GetFileSettings (plain)も動作し、デフォルトのNDEF設定(FileType=00、FileOption=00、AccessRights=E0EE、FileSize=000100)を返します。 NLENを含むNDEFを生成し、UID/CTR/MACオフセットを正しく計算し(すべてのオフセットはファイルサイズの範囲内)、SDMOptions = 0x81、SDMAccessRights = EFFFを使用してUIDのみのCmdDataを構築します。UIDOffsetを組み込み、SDMReadCtrOffset、SDMMACInputOffset、SDMMACOffsetを000000に設定します。APDUはEV2 MACのみのモードで送信されます。タグは、デフォルトのキーを持つ新しいNTAG 424 DNAでは常に917Eを返します。 AN12196、AN12321、AN14137を読みましたが、SDM(UIDのみのSDMとUID+CTR+MAC+PICCDataを含む完全なSDMの両方)で想定されるCmdDataレイアウトがまだ完全には明確ではありません。一部のドキュメントではCmdDataにFileSizeが含まれていますが、他のドキュメントでは含まれていません。また、SDMAccessRightsのどの組み合わせ(SDMMetaRead、SDMFileRead、SDMCtrRet)が許可されているのか、そしてChangeFileSettings中に917Eエラーが発生する具体的な条件が何なのかも不明です。 NXP の担当者に確認をお願いできますか: - StandardDataFile で SDM を有効にする場合の CmdData の正確なバイト形式 - SDMOptionsとSDMAccessRightsの有効な組み合わせ - オフセットは厳密なご注文や配置規則に従う必要があるかどうか - このコマンドの 917E の正確な意味は何ですか? ファイル番号 2 の SDM の有効な ChangeFileSettings ペイロード (UID のみ、または UID + CTR + MAC + PICCData を含む完全な SDM) の実用的な例があれば、非常に役立ちます。 サポートありがとうございます Re: NTAG 424 DNA – ChangeFileSettings always returns 0x917E こんにちは、NB_STさん、 私もあなたと同じ問題を抱えています。 解決できましたか? 認証に成功してNDEFを書き込もうとすると、必ず917Eエラーが返されます。アプリケーションノートの手順は正確に守っています。 何かアドバイスがあればぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
i.mxRT1170 JTAG 接続できない問題 使用しているツールはMCU Expressoです。 使用しているJ-link Plusデバッガ マイクロコントローラ - MIMXRT1176AVM8A ログファイル J-Link>接続 デバイス「MIMXRT1176XXX8_M7」が選択されました。   SWD経由でターゲットに接続する ID 0x6BA02477 の SW-DP が見つかりました DAPの電源投入に失敗しました エラーが発生しました: ターゲットデバイスに接続できませんでした。 トラブルシューティングの手順については、 https://wiki.segger.com/J-Link_Troubleshootingをご覧ください。   使用している24MHzの外部水晶発振器は正常に動作していました   選択されたシリアル ダウンローダーのモード ピン。   カスタム ボードに使用している内部 DCDC のすべての電圧は正常に動作しています。   JTAG モッドピンを 4.7KE で GND にプルダウン   オシロスコープを使用して、搭載TMS、TDI、TDO、TCKが正常に動作していることを確認しました。   「でもターゲットに接続できませんでした」   この問題を解決するのを手伝ってください   Re: i.mxRT1170 JTAG Not connecting issue こんにちは@Harishnamalaさん、 弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。 1: オシロスコープを使用して、電源投入シーケンスが正しいかどうかを確認してください。DCDC_PSWITCH には RC 遅延回路が必要であり、合計 RC 遅延は 5 ~ 40 ms である必要があることに注意してください。 mayliu1_2-1764124331550.png 2:MIMXRT1170HDUGの第5章「デバッグとプログラミング」を参照してください。これはSWD / JTAGピン構成に関するものです。 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=MIMXRT1170HDUG 3: SWD/JTAG デバッグの場合、推奨モードは内部ブート モードです。 お役に立てれば幸いです。 まだ質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。 よろしくお願いします メイリュー Re: i.mxRT1170 JTAG Not connecting issue こんにちは@mayliu1 ご返信ありがとうございます。Pスイッチの遅延を測定したところ、約8msでしたが、JTAGは検出されませんでした。 外部PMICを使用することで問題は解決しました ボードの初期起動時にコア電源用に内部DCDCを有効にしましたが、その後この問題に直面しました。 JTAG 経由でターゲットに接続しています。TotalIRLen = 4、IRPrint = 0x01 JTAG チェーン検出で 1 つのデバイスが見つかりました: #0 Id: 0x088C601D、IRLen: 04、JTAG-DP 電源投入に失敗しました。DAP 接続に失敗しました。リセットピンでリセットして再試行します。TotalIRLen = ?、IRPrint = 0x..0000000000000000000000000 ターゲットを識別できませんでした。リセットピンでリセットして再試行します。TotalIRLen = ?、IRPrint = 0x..0000000000000000000000000 エラーが発生しました: ターゲットデバイスに接続できませんでした。トラブルシューティングの手順については、 https://wiki.segger.com/J-Link_Troubleshootingをご覧ください。J-Link> その後、外部PMIC供給シーケンスを使用し、内部DCDCを無効にし、JTAGが検出され、M7コアが識別されました。 BOOTモード設定は「シリアルダウンローダー」でした DCDC Pスイッチは0オームの抵抗で接地されました そして私たちはこの足跡を観察しました JTAG 経由でターゲットに接続しています TotalIRLen = 4、IRPrint = 0x01 JTAG チェーン検出で 1 つのデバイスが見つかりました: #0 Id: 0x088C601D、IRLen: 04、JTAG-DP DPv0 が検出されました 利用可能なすべての AP を見つけるために AP マップをスキャンしています AP[3]: AP マップの終わりに達したため、AP スキャンを停止しました AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x84770001、ADDR: 0x00000000) AP[1]: AHB-AP (IDR: 0x24770011、ADDR: 0x01000000) AP[2]: APB-AP (IDR: 0x54770002、ADDR: 0x02000000) 使用する AHB-AP を見つけるために AP マップを反復しています AP[0]: コアが見つかりました AP[0]: AHB-AP ROM ベース: 0xE00FD000 CPUID レジスタ: 0x411FC272。実装コード: 0x41 (ARM) キャッシュ: L1 I/D キャッシュが存在 Cortex-M7 r1p2、リトルエンディアンが見つかりました。FPUnit: 8 つのコード (BP) スロットと 0 つのリテラル スロット CoreSight コンポーネント: ROMTbl[0] @ E00FD000 [0][0]: E00FE000 CID B105100D PID 000BB4C8 ROM テーブル ROMTbl[1] @ E00FE000 [1][0]: E00FF000 CID B105100D PID 000BB4C7 ROM テーブル ROMTbl[2] @ E00FF000 [2][0]: E000E000 CID B105E00D PID 000BB00C SCS-M7 [2][1]: E0001000 CID B105E00D PID 000BB002 DWT [2][2]: E0002000 CID B105E00D PID 000BB00E FPB-M7 [2][3]: E0000000 CID B105E00D PID 000BB001 ITM [1][1]: E0041000 CID B105900D PID 001BB975 ETM-M7 [1][2]: E0042000 CID B105900D PID 004BB906 CTI [0][1]: E0043000 CID B105900D PID 001BB908 CSTF I-Cache L1: 32 KB、512 セット、32 バイト/ライン、2 ウェイ D-Cache L1: 32 KB、256 セット、32 バイト/ライン、4 ウェイ メモリ ゾーン: ゾーン: "デフォルト" 説明: デフォルトのアクセス モード Cortex-M7 が識別されました。 Re: i.mxRT1170 JTAG Not connecting issue こんにちは@Harishnamala 。 ご返信ありがとうございます。 以下のリンクを参照することをお勧めします。 RT1050 SDRAMアプリ・コードをSDcardから起動し、3つのツールで書き込む 通常、各コミュニティ CASE は、単一の特定の問題に対処することを目的としています。新しい質問については、適切な追跡と解決を確実にするために、別のコミュニティ CASE を作成していただきますようお願いいたします。 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 メイリュー Re: i.mxRT1170 JTAG Not connecting issue こんにちは@Harishnamalaさん、 詳細な更新と解決策を共有していただきありがとうございます。 外部 PMIC を使用し、内部 DCDC を無効にすることで JTAG 検出の問題が解決されたと聞いて、非常に嬉しく思います。 デザインに関して他にサポートしてほしいことや質問はありますか? よろしくお願いいたします。 メイリュー Re: i.mxRT1170 JTAG Not connecting issue こんにちは@mayliu1 私たちはmimxrt1176avm8aでカスタムボードを設計しました JTAGの問題は解決しました。 当社のカスタム ボードでは、Micron QSPI フラッシュ (部品番号: MT25QL512ABB1EW9-0SIT TR) および SDRAM (部品番号: MT48LC16M16A2P-6A IT:G) コンポーネントを使用しました。関連する作業を行う必要があります。関連するドキュメントがある場合は、ぜひ共有してください。この設定を初期化するための、MCUEXPRESSO ツール関連の手順を教えてください。 このプロセスで 1 つの問題が発生しています。Hello World プログラムをロードしているときに、メイン関数に入る前に停止してしまいました。
記事全体を表示
s32K144 可以 UDS 引导加载程序:安全访问 0x27 大家好 我正在尝试发送 256 字节的种子,但是在 CAN Transmit 中遇到了问题 ( ''/* 向 TP TX FIFO 写入帧数据 */ boolean TP_WriteAFrameDataInTP(const uint32 i_TxMsgID、 const tpfUDSTxMsgCallBack i_pfUDSTxMsgCallBack、 const uint32 i_xTxDataLen、 const uint8 *i_pDataBuf) { }'' )。但是如果我发送 16 字节的种子它就能正常工作我在接收器端收到 16 字节的种子。但是当我将种子长度更新为256字节时,情况并非如此。请尽快帮我解决这个问题。 Re: s32K144 can UDS bootloader: secure Access 0x27 你好@Chandrakant 在 CAN FD 模式下,数据长度限制为 64 字节: lukaszadrapa_0-1764155777713.png 长度是这样检查的 lukaszadrapa_1-1764155825459.png 如你所见,消息信息也会占用几个字节。 lukaszadrapa_2-1764155865852.png 因此,您需要遵守这一限制。 此致, Lukas Re: s32K144 can UDS bootloader: secure Access 0x27 感谢 Lukas 的快速回复。 明白你的意思但这是否意味着种子不能超过 64 字节? 我们能否将 256 字节的种子分成多个帧,以便将来自 ECU 的 27 个响应作为服务发送(S32K144)。 为了执行同样的操作,我修改了 Tp_cfg.h 中提到的 TX_TP_QUEUE_LEN从 50u 到 270u,但在初始化 FYR 时出现问题,问题详情如下: 程序收到信号 SIGTRAP,跟踪/断点陷阱。 main () at ./Sources/main.c:98 98 UDS_MAIN_Init(BSP_Init, BSP_AbortCANTxMsg); 断点 1, CANTP_Init () at ../UDS_ProtocolStack/can_tp.c:429 429 ApplyFifo(RX_TP_QUEUE_LEN, RX_TP_QUEUE_ID,&eStatus); 程序收到信号 SIGINT,中断。 0x00006782 in CANTP_Init () at .../UDS_ProtocolStack/can_tp.c:442 442 if (ERRO_NONE != eStatus) 断点 3, CANTP_Init () at .../UDS_ProtocolStack/can_tp.c:429 429 ApplyFifo(RX_TP_QUEUE_LEN, RX_TP_QUEUE_ID,&eStatus); 能否请您就这一部分提供指导? Re: s32K144 can UDS bootloader: secure Access 0x27 你好,卢卡斯, 谢谢你的见解。 JFYR,我使用的是 s32k144 CAN 引导加载程序项目,其中使用了 16 字节的种子。我的目标是发送 256 字节的种子,我通过更新以下字段设法发送了 252 字节的种子: //previous #define TOTAL_FIFO_BYTES (800u) /* 配置总字节数 */ #define TOTAL_FIFO_BYTES (2400u) /* 配置总字节数 */ //#define SA_ALGORITHM_SEED_LEN (16u) /* 前一个种子长度*/#define SA_ALGORITHM_SEED_LEN (256u) uint8 aDataBuf[270u]; //updated buf size of this structure"tUdsAppMsgInfo" //previous #define TX_TP_QUEUE_LEN (50u) /* UDS 向 TP 发送信息的最大长度 */ #define TX_TP_QUEUE_LEN (300) /* UDS 向 TP 发送信息的最大长度 */ //previous static void AppMemcopy(const void *i_pvSource, const uint8 i_CopyLen, void *o_pvDest); static void appMemCopy(const void *i_pvSource,const uint16 i _Copylen,void *o_pvDest);<----这里通过将 copylen 的数据类型从 uint8 更改为 uint16,我想发送 256 字节的种子,但徒劳无功,没有成功。 如果您能帮我一把,那真是帮了大忙了。 谢谢, Chandrakant
記事全体を表示
IMX8MN フラッシュヒューズ / セキュアブート こんにちは、 IMX8MN を搭載したカスタムボードでセキュア ブート (HAB) を有効にする作業を行っています。 私は CST_UG.pdf と AN4581.pdf に従いました。ほとんどの手順が完了し、SPL および U-Boot 用の署名済みイメージを取得しました。 次のステップは、生成された 4 つの SRK キー/ハッシュを nano にフラッシュすることです。 アプリケーション ノードとここで(残念ながらかなり遅れて見つけました)、u-boot を使用してヒューズをプログラムできることを知りました。uuu を使用してヒューズをプログラムする方法はないのかと思っていました。 いくつか検索した後、uuu を「補助」バイナリとスクリプトとともに使用する方法があるはずだと思いました。しかし、この情報以外にはあまり見つけられませんでした。uuu でこれを行う方法はありますか? また、これに関するドキュメントはありますか? 前もって感謝します
記事全体を表示
DAC VREF 依赖性 将 LPC553x 用于低功耗应用。 参考手册修订版 3,2023 年 7 月。第 48.1.4 段DAC 芯片专用初始化状态:"启用 VREF 模块... DAC PTAT 和 ZTC 电流源来自 VREF 模块。" 使用 DAC 时所需的 VREF 最低功率配置是多少? 是否需要启用 VREF 缓冲? 使用外部参考来选择DAC参考,但是DAC显然仍需要VREF作为电流源。是否有关于选择 PTAT 还是 ZTC,以及如何权衡的指导? 谢谢。 LPC55xx Re: DAC VREF dependency 为将功耗降至最低,可将 VREF 配置为仅带隙模式,并禁用不必要的功能。如果您不使用 VREF_OUT 作为 DAC 参考,则无需缓冲。 有关 VREF 的更多详情,请参阅本帖所附的演示文稿:LPC5536:关于 DAC 电流源(ZTC、PTAT) BR, Omar
記事全体を表示
IMX95 VERDIN-EVK MLAN/MOAL 支持 您好名单、 我正在使用 linux-imx 内核和 mwifiex 组件的标签 lf-6.6.3-1.0.0 来支持以下主板上的 wifi/蓝牙: 8<-- U-Boot SPL 2023.04+gf8a2983ec8+p0(2024 年 3 月 4 日-07:25:04 +0000) SOC:0 xa1009500 LC:0x40010 系统启动原因:por,起源: -1,错误:-1 SYS 关机原因:por,起源: -1,错误:-1 DDRMIX 已启动正常启动正在尝试从 MMC1 主设置中加载映像 MMC/ S D 0xacc 00 通知:BL31:v2.8(发布):android-14.0.0-imx95-demo-1-g8dbe28 631 通知:BL31:版本:2024 年 1 月 22 日 17:57:56 U-启动 2023.04+gf8a2983ec8+p0(2024 年 3 月 4 日-07:25:04 +0000) CPU:1800MHz 时的 i.mx95 rev1.1 CPU:22C 时的 汽车温度等级(-40 摄氏度至 125 摄氏度) LM 启动原因:por,起源:-1,错误:-1 L M 关机原因:por,起源:-1,errid:-1 型号: Toradex i.MX95 19X19 TITAN EVK [..] -->8 我使用的是imx95-19x19-titan.dtb,我想知道该 dtb 如何在没有任何节点的情况下支持 Wifi。我反编译了这个 dtb,其中有一个节点用于蓝牙(无法正常工作......): 8<-- [..] serial@42590000 { compatible ="fsl,imx95-lpuart","fsl,imx8ulp-lpuart","fsl,imx7ulp-lpuart"; reg =<0x42590000 0x1000>; interrupts =<0x00 0x42 0x04>; clocks =<0x11 0x90>; clock-names ="ipg" ; dmas =<0x27 0x16 0x00 0x01 0x27 0x15 0x00 0x00>; dma-names ="rx","tx"; status ="okay"; pinctrl-names ="default" ; pinctrl-0 =<0x2e>; phandle =<0xcf>; bluetooth { compatible ="nxp,88w8987-bt"; fw-init-baudrate =<0x2dc6c0>; }; }; [..] -->8 但没有无线网络节点。 请问它应该如何正常工作? 当我加载 mlan 和 moal 模块时,"," ,但没有新的网络接口。 8<-- root@target-imx95-verdin-evk:~# modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf drvdbg=0x7 [ 1451.671079] mlan:加载树外模块会污染内核。 [1451.705854] wlan:正在加载 MWLAN 驱动程序 [1451.709988] wlan:注册到总线驱动程序... [1451.714385] wlan:注册到总线驱动程序完成 [1451.718855] wlan:驱动程序已成功加载 -->8 你有什么线索吗? 谢谢。此致问候 Re: imx95 verdin-evk mlan/moal support 你好@ebio、 谢谢你的反应。 我从toradex(git://git.toradex.com/linux-toradex.git)获取内核资源库、选择分支 toradex_6.6-2.2.x-imx 并版本内核。 与 imx 内核库相反,有几个 dtb 文件名包含"wifi" : 8<-- % find arch/arm64/启动/dts/freescale-iname " imx95*wifi*.dtb " arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-mallow.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-dev.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-ivy.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-ivy.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-dev.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-mallow.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-dahlia.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-yavia.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-dahlia.dtb arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-yavia.dtb -->8 如您所想,我尝试从 toradex 中提取所需的内容,并调整 nxp 内核资源库中的 dtb(标签:lf-6.6.3-1.0.0😞 8<-- diff--git a/arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts b/arch/arm64/启动/dts/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts 索引 ccb88efde3c1.. 859183be58dc 100644 — a/arch/arm64/启动/dts/freescale/imx 95-19x19-evk.dts +++ b/arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts @@ -189,6 +189,20 @@ reg_usdhc2_vmmc: regulator-usdhc2 { enable-active-high; }; + /* Add Wi-Fi */ + reg_wifi_en:regulator-wifi-en { + compatible ="regulator-fixed"; + pinctrl-names ="default"; + pinctrl-0 =<& pinctrl_wifi_pwr_en >; + /* PMIC_EN_WIFI */ + gpios =<& gpio1 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;+ enable-active-high; + regulator-max-microvolt =< 3300000>; + regulator-min-microvolt =<3300000>; + regulator-name ="<3300000> PDn_MAYA-W260"; + startup-delay-us =<2000> ; + }; + reg_pcie0:regulator-pcie { compatible ="regulator-fixed"; regulator-name ="PCIE_WLAN_EN; @@-676,6 +690,19 @@&usdhc2 { status ="okay"; }; +/* 添加 wi-fi 支持 */ +/* 模块上的 Wi-Fi */ +&usdhc3 { + pinctrl-names ="default","state_100mhz","state_200mhz"; + pinctrl-0 =<& pinctrl_usdhc3> ; + pinctrl-1 =<& pinctrl_usdhc3>;+ pinctrl-2 =<& pinctrl_usdhc3_200mhz>; + keep-power-in-suspend; + non-removable; + vmmc-supply =<& reg_wifi_en>; + status ="okay"; +}; + &enetc_port0 { pinctrl-names ="default"; pinctrl-0=<& pinctrl_enetc0 >; @@-1142,6 +1169,32 @@ IMX95_PAD_SD2_DATA3__USDHC2_DATA3 0x13fe IMX95_PAD_SD2_VSELECT__USDHC2_VSELECT 0x51e > ; }; + + +/* 在 WB SKU 上使用模块上的 Wi-Fi,否则使用模块特定的 SDIO */ + pinctrl_usdhc3:usdhc3grp { + fsl,pins = , /* SD3_CLK */ + , /* SD3_CMD */ + 、/* SD3_DATA0 */ + , /* SD3_DATA1 */ + < IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x138e>, /* SD3_DATA2 */ + ;/* SD3_DATA3 */ + }; + + pinctrl_usdhc3_200mhz:usdhc3-200mhzgrp { + fsl,pins = , /* SD3_CLK */ + , /* SD3_CMD */ + , /* SD3_DATA1 */ + , /* SD3_DATA2 */ + , /* SD3_DATA3 */ + ;/* SD3_DATA4 */ + }; ++ pinctrl_wifi_pwr_en:wifipwrengrp { +/* PMIC_EN_WIFI */ + fsl,pins = ; + }; + }; & vpuctrl { -->8 如你所想, 我没有工作...... 为什么在 nxp 内核标签 6.6.3-1.0.0 中,nxp 没有提供任何 dtb? 我很惊讶,因为文件https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdf第 11.1/11.3 章解释了如何加载 wifi/ 蓝牙内核模块。我知道这份文件基于内核标签 LF6.12.34_2.1.0但我可能希望得到同样的硬件支持。 我还尝试启动内核和 imx95-verdin-wifi-dev.dtb 由于 scmi 不兼容而失败... 请告诉我 nxp 公司是否适合解决这个问题,还是 toradex 更好。 谢谢。此致问候 Re: imx95 verdin-evk mlan/moal support 你好 对于使用 Linux 内核标签 lf-6.6.3-1.0.0 的 i.MX95 平台,88w8987 模块的 WiFi 支持需要正确的设备树配置。虽然你已经注意到设备树中有一个蓝牙节点,但缺少 WiFi 节点会阻止该接口的出现。 WiFi 需要设备树中的 SDIO 节点才能正确连接 88w8987 模块。加载 mlan 和 moal 模块时,它们正在成功加载,如您的日志所示,显示 " Driver 已成功加载 ",但是它们无法创建网络接口,因为如果没有正确的设备树配置,它们将无法检测到硬件。 1。你需要在设备树文件 (imx95-19x19-titan.dtb) 中添加一个 SDIO 节点它参考了 88w8987 模块的 WiFi 元器件。 2。该节点通常应包括: -SDIO 控制器的兼容字符串 -不可拆卸属性 -在系统挂起期间保持开机状态 -WiFi 特定配置 3. 参考其他支持 88w8987 的 i.MX 板的现有实现,例如同时包含 WiFi 和蓝牙节点的 i.MX8MM EVK。 如果你使用的是Toradex板,你可能还需要查看Toradex的文档,了解他们在i.MX95模块上启用WiFi时推荐的任何具体实现细节。 此致问候 Re: imx95 verdin-evk mlan/moal support Hi list、 我在回答自己的问题 ^^。 要在 linux-imx 的标签lf-6.6.3-1.0.0上安装 wifi,请按照说明操作: 根据提交内容修改文件 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts 483162118e93 8<-- diff --git a/arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts b/arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts index 38f985d5f87c..3c0a2708114e 100644 --- a/arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts +++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts @@ -18,6 +18,18 @@ dummy_reg:dummy_reg { Regulator-min-Min-Microvolt = <3300000>; Regulator-max-microvolt = <3300000>; }; + + usdhc3_pwrseq:usdhc3_pwrseq { + 兼容 = " mmc-pwrseq-simple; " + reset-gpio = < & i2c7_pcal6524_23 11 GPIO_ACTIVE_HIGH >; +}; + GEMASKT + /delete-node/ reg_serdes_stby; + /delete-node/ regulator-mac-stby; + /delete-node/ reg_m2_pwr; + /delete-node/ reg_slot_pwr; + /delete-node/ regulator-m2-pwr; + /delete-node/ regulator-slot-pwr; }; & reg_can1_stby { @@ -48,11 +60,40 @@& reg_aqr_en { gpio = < & i2c7_pcal6524_23 21 GPIO_ACTIVE_HIGH >; }; + & reg_pcie0 { + /delete-property/ vin-supply; + gpio = < & i2c7_pcal6524_23 18 GPIO_ACTIVE_HIGH > ; +}; + + & pcie0 { + reset-gpio = GEMASKAGO = GEMASKT i2c7_pcal < &6524_23 17 GPIO_ACTIVE_LOW >; +}; + + & pcie1 { + /delete-property/ vpicie-supply; + reset-gpio = <& i2c7_pcal6524_23 16 GPIO_ACTIVE_LOW >; +}; + + & pcie1_ep {GEMASKT + /delete-property/ vpcie-supply; +}; + & reg_serdes_en {GEMASKT vin-supply = < & dummy_reg >; gpio = < & gpio4 28 GPIO_ACTIVE_LOW > }; + & usdhc3 { + pinctrl-names = " 默认 "; + pinctrl-0 = < & pinctrl_usdhc3 >; + mmc-pwrseq = < & usdhc3_pwrseq >; + vmmc-supply = < & reg_pcie0 >; + 总线宽度 =<4>; + 保持待机状态; + 不可拆卸; + 状态 = " 好吧; " +}; + & enetc_port1 {GEMASKT pinctrl-names = "默认 "; pinctrl-0 = & pinctrl_enetc1 >; @@ -161,4 +202,15 @@ pinctrl_pwm_3_dsi_HPD_GPIO:dsihpdgrp { imx95_pad_gpio_io_io12__gpio2_io_bit12 0x31E >; }; + + pinctrl_usdhc3: usdhc3grp { + fsl,pins =< + IMX95_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK 0x158e + IMX95_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD 0x138e + IMX95_PAD_SD3_DATA0__USDHC3_DATA0 0x138e + IMX95_PAD_SD3_DATA1__USDHC3_DATA1 0x138e + IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x138e + IMX95_PAD_SD3_DATA3__USDHC3_DATA3 0x138e +>; +}; e= “否” >276 -->8 从软件源编译驱动程序https://github.com/nxp-imx/mwifiex/并将mlan.ko moal.ko复制到目标目录 /usr/lib/modules/6.6.3-gccf0a99701a7/updates/上。 从https://github.com/nxp-imx/imx-firmware.git提取标签 lf-6.6.3-1.0.0上的固件,并将sduart_nw61x_v1.bin.se复制到目标目录 /lib/firmware/nxp/ 上。 在目标机上加载模块 8<-- root@imx95-19x19-lpddr5-evk:~# modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf drvdbg=0x7 [..] [ 2690.237289] 注册恩智浦 802.11 适配器 uap0 [ 2690.250018] 注册恩智浦 802.11 适配器 wfd0 [ 2690.254421] wlan: version = SDIW612---18.99.2.p66.17-MM6X18437.p3-GPL-(FP92)-dbg [2690.267643] wlan:注册到总线驱动程序完成 [2690.272323] wlan:驱动程序已 成功 加载 [..] --->8 新的网络接口mlan0、uap0和wfd0 就会出现。 您可以关闭票据。 希望对您有所帮助。 此致问候
記事全体を表示
[RTD] S32K31X - 基本 CAN 与完全 CAN 在 S32K31x MCU 系列中,如果使用 FIFO 配置的对象未设置为基本 CAN,会影响操作吗? 似乎无论完全/基本设置如何,生成结果都是一样的,所以我想澄清一下。 请说明 RTD 中基本 CAN 和全 CAN 的区别? 谢谢。 RTD Re: [RTD] S32K31X - Basic CAN vs Full CAN 你好@alexyang、 Basic CAN 和 Full CAN 不影响代码生成,因为它们只是 EB Tresos 上的接口。选择"Full" 或"Basic" 对 Can 驱动程序没有任何影响。 顺祝商祺! 丹
記事全体を表示
アパレル認証用NFC 私たちは、消費者が真贋を認証し、偽造品から保護する方法として、NFC テクノロジを使用してFUTUREの衣料品の発売時にタグを付けることに興味を持っています。 各 NFC タグを指定された URL に送信できることは理解していますが、偽造者が同じ認証 URL を指すようにチップをプログラムするのを防ぎたいと考えています。 調べてみると、改ざん機能付きの NTAG424 DNA のような専用チップと、サーバーに関連付けられた公開/秘密キーを使用するのがよい方法のようです。 この機能では、NFC ツールを使用してチップを適切にプログラムすることはCANないと思います。 NTAG213 のような従来のチップでは、URL でチップ UID を送信してサーバー側で確認できますが、問題は誰かが正しいアドレスを見つけられることです。 質問なのですが、私たちがやりたいことを実現するのに役立つチップやツールはありますか? もしSOなら、始めるためにハードウェア、チップ、リーダーなどの面で何が必要でしょうか? Re: NFC for authenticating apparel @KaiLiウェブサイトで NDA を見つけて提出しました。それが完了したら、目標を達成するために必要なすべての機器とソフトウェアを誰かが私たちに見せてくれることを願っています。 Re: NFC for authenticating apparel @KaiLiまた、各チップに異なる情報を表示する Web サイトにすべてを結び付ける方法を説明しているリソースはありますか? Re: NFC for authenticating apparel ありがとう@KaiLi SO、このリーダーを注文する必要があります: https://www.nxp.com/part/MFEV730 NDAとは何ですか?それが何を意味するのか分かりません。 これらすべてをどのように設定するか、チップをどこで入手するか、それぞれを特定の URL に割り当てて、そのチップだけがそこにアクセスできるようにする方法などを完全に説明しているリソースはありますか? Re: NFC for authenticating apparel こんにちは@305 MFEV730は、 PEGODAコンタクトレススマートカードリーダー| NXP Semiconductorsから注文できます。これにはリーダーとNTAG424DNAサンプルが含まれています。 さらに、sw186658 (RFID Discover v5.8) もリクエストする必要がありますが、これは NDA の下で利用可能です。 SO、RFID Discover v5.8 をインストールし、MFEV730 を注文すれば、始めることができます。
記事全体を表示