Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MIPI-CSI-2 とベイヤーパターンカメラ (RAW10) を使用した i.MX93 こんにちは、 カスタムの i.MX93 ベースのボードを持っています。提供されている CSI-2 インターフェースを使用して、ベイヤーパターン カメラ (IMX327) で RAW10 データを転送したいと考えています。 デバイスツリーの設定とプレスリリース、製品ニュース-ctlの設定はSO far正しいのですが、パイプラインを開始するとdwc-mipi-csi2からIRQストームが発生し、「 IPIインターフェース致命的イベント情報」カウンタが増加します。INT_ST_IPI_FATALレジスタの値は0x2aで、IPI FIFOオーバーフローを示しています。IPIがIRQを1つも持っていないため、ISIにデータをプッシュしていないのではないかと考えています。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/About-settings-to-operate-ov5640camera-on-i-MX93EVK/mp/1716885/highlight/true#M212016を参照何らかの特別な設定があるようです。これらの値をRAW10に適合させようとしましたが、CAMERA_MUX[DATA_TYPE]の値0x31(ユーザー定義16)について疑問がありました。CSI-2 データ型 RAW10 の場合、これが 0x2b ではなくユーザー定義であるのはなぜですか? IPI エラーの原因は何でしょうか?この問題をさらにデバッグするにはどうすればよいでしょうか? 感謝と敬意を表します。 アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) アップデートはありますか?Omnivision 9732でも同じ問題が発生しています Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは@brian14さん、 i.MX93 と RAW10/12 Bayer データを出力するカメラ センサでも同じ問題が発生しています。 何かアイデアや提案はありますか? よろしくお願いします。 Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは、 連絡あった?もう1ヶ月が経ちました。 ありがとう、アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは、 このトピックに関して何かニュースはありますか? ありがとう、そしてよろしく。 アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは@steinaさん、 NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 このCASEについては社内チームで検討し、できるだけ早くお問い合わせいたします。 すてきな一日を!
View full article
S32DS for ARM 2018R1 ライセンス こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 binli_0-1654501988529.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018.R1のライセンスの有効期限が切れました。 延長していただけますか? アクティベーションコード00B2-2243-F93D-50F1 よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?ありがとうございます qfgl_1-1761810711063.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: 0255-52A3-B9BE-AB0C よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM V2.2 のライセンスが 13 日後に期限切れになります。確認して延長を手伝っていただけますか? Arm用S32 Design Studio アクティベーションID: 97B6-8CB8-3FC0-851A 評価日数: 13 機能バージョン: 2.2 機能のステータス: 評価 (13 日間) ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license はい、うん Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 DXD_1-1760436860875.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ARM V2.2 ライセンスの有効期限が切れました。 ライセンスを延長していただけますか? アクティベーションID: DD5C-6F03-8AE4-7ECA SOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 プラットフォーム 3.4 の S32DS のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?ありがとうございます。アクティベーションコード C5A1-5B94-2A38-9034 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: おはようございます!S32dsのライセンスが期限切れです。ライセンスの延長をお願いできますか?ソフトウェアバージョンは2.2です。 YongBo1_0-1753323581378.png YongBo1_1-1753323618471.png YongBo1_2-1753323647489.png 本当にありがとうございます!あなたの助けが必要です! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとう。アクティベーションコード:349D-19F8-FFD7-7F10 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとう。アクティベーションコード592C-8B75-D563-0CAE jadezhang0808_1-1753157055690.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for ARM 2018R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長をお願いしたいです。どうもありがとうございます。 コード9DD9-3E3B-4AA1-1DE3 S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: DE17-8B75-A725-CBC3 SomeBlack_0-1747874771004.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for Power Win32 v2017 IDEs のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか?「このライセンスを返却することはできません」というヒントです。返品しようとすると、「 よろしくお願いします。 xiaocong_0-1747722624302.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?アクティベーションコード D429-1EC2-B799-7507 ありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32 Design Studio for Power Architecture ® v2.1 - Windows/Linuxのライセンス IDE の有効期限が切れました。確認と延長を手伝っていただけますか? アクティベーションコード DDD9-023A-976E-CD88 ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認と延長を手伝っていただけますか?アクティベーションコード DDD9-023A-976E-CD88 ありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。古いコードを使用して S32DS を再度アクティブ化してください。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、S32 Design Studio for ARM v2.2 ライセンスの有効期限はすでに切れています。延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 2D6B-DC21-07CF-F125 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: 私の免許証 S32DS for Arm v2.2 IDE の有効期限がもうすぐ切れます。確認して延長していただけませんか? ありがとうございます。 アクティベーションコード: BC11-7022-0D21-E460 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 4777-90EB-DAF6-AE57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 のライセンスが期限切れです。延長してもらえますか? アクティベーションコード: 6EC6-15B7-7227-97F6 ありがとうございます。 カルロ 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 屏幕截图 2025-02-18 104107.png こんにちは: S32DS for ARM V1.3 のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 問題は解決しました。ありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS ライセンスの拡張を手伝ってください。アクティベーションコード: FF84-9C7B-EFCB-6595。ありがとうございます! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのアカウントを確認しましたが、すべてのライセンスは有効でアクティブ化されています。S32DS PA では異なるアクティベーション キーを使用しましたが、問題はありません。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ソフトウェアフィードバック:(ライセンスがありません) Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長することはできますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 77FC-3B94-A7DC-54EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: FF84-9C7B-EFCB-6595 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。ARM 2018R1 用に S32DS を再インストールしました。 オフラインでアクティベートすると、activation.xml に「ライセンスを生成CANません。すでに期限が切れています」と表示されます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスが期限切れになりました。延長していただけますか? アクティベーションコード: FC1A-4C29-3203-9C08 どうもありがとうございます 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v3.5 のライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 8A8B-9E9B-F34E-2603 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の S32 Design Studio for Arm v2.2 ライセンスはすでに期限切れです。延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: D0BA-0474-25E0-F056 S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます!アクティベーションコード: 3EF3-981A-CE8D-45C3 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 3EF3-981A-CE8D-45C3 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 aiai_0-1723802490382.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: C617-86A4-65B7-F3D9 どうもありがとうございます 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 0384-6363-91F6-CB8E Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 8238-B154-F160-0911 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: 516A-3379-0522-6A9D どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: 0D34-286B-9EE6-E692 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。古いコードを使用して S32DS を再度アクティブ化してください。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスの延長、アクティブコードについて助けてください。 DC0F-DD50-F612-9743 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスの延長、アクティブコードについて助けてください。 DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: DE63-F9AF-C189-5399 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 ========================================== 商品の説明S32 Design Studio 注文番号S32DS_2018_R1_100931407 注文番号 ライセンスの総数:100 アクティベーションコード C625-7579-0C28-63DC 製品に適用されるライセンス: バージョンの説明 R1 2018 S32 Design Studio (EULA を表示) 3.1 S32 Design Studio (EULA を表示) 100個入手可能       Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Joe_0_0-1705036715844.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM v2.2 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード F1B3-2017-8F0D-17BE よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @acirillo さん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32S 2018のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @linxwhut さん、 両方のライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Detective さん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: C819-045E-F1F8-61B7 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私と同僚の S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 ライセンスの有効期限が切れてしまいました。ライセンスの延長を手伝っていただけますか?ありがとう アクティベーションコード:82DF-FC84-F43A-1EF0 アクティベーションコード:5EBA-DE62-DCF0-02A9 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、ホーガンさん。 有効期限を2027年まで延長しました。現在のコードで再度アクティブ化してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: E03E-A0CC-D45D-88C8 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 親愛なる、 S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: E03E-A0CC-D45D-88C8 どうもありがとう 。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @J_Garyさん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: E971-3802-1E3D-5BA6 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @liamtsenさん、 あなたのライセンスを2028年12月末まで延長しました。 使用するにはアクティベーションを更新してください。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちはサラさん ライセンスが延長されました。アクティベーション コードをもう一度試してください。 よろしくお願いします、 マイク 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Hanshengさん あなたのライセンスを2027年末まで延長しました。使用するにはアクティベーションを更新してください。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  -メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 ライセンスの有効期限がすでに切れています。延長にご協力いただけませんか? ありがとうございます! アクティベーションコード: B7B1-173F-51BA-13A2 よろしくお願いいたします。 サラ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @1772137309 。 あなたのライセンスを2028年末まで延長しました。 S32DS の [ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューに移動し、[更新] をクリックして、ローカル マシン上のライセンス データを更新してください。 よろしくお願いします、 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: B0A4-688C-2AD6-79EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @ScreenUserさん、 ライセンスの有効期限を 2027 年まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 6C82-9208-D1F2-C38F Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 ライセンスの有効期限を 2026 年まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS_Power_Win32_v2.1 IDEs のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスは期限切れです。ライセンスの延長について助けてください。アクティブコード:93E3-80E7-2A38-9E70 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスは期限切れです。ライセンスの延長について助けてください。アクティブコード:93E3-80E7-2A38-9E70 Re: S32DS for ARM 2018R1 license どうもありがとうございます。今はすべて正常に動作しています。改めて感謝申し上げます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、ハオさん あなたの免許を3年間延長しました。S32DS の [ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューに移動し、[更新] をクリックして、ローカル マシン上のライセンス データを更新してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Jaydenyzhu 私はこの権利を2026年まで延長しました。 新しいライセンスを受け取るにはアクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 - メフル・パテル S32DS for ARM 2018R1 license 親愛なる、 S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコードD5D0-D801-AB24-58DF よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license My S32 Design Studio for Arm 2018_R1 の有効期限が 4 日後に切れますが、延長してもらえますか?ありがとう; アクティベーションID: 799E-5E79-910F-6C57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、Gen Liさん あなたの免許を3年間延長しました。 現在のアクティベーション コードを使用して再度アクティベーションしてください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード DBA1-317C-5265-7E4F よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、Mehul_Patelさん S32DS が動作するようになりました。ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @zuqiao さん あなたのライセンスを2026年12月末まで延長しました。 アクティベーションを更新してください。 ありがとう。敬具。 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 アクティベーションコードはD876-C313-75B1-2E1B です。ありがとうございます。 LICENSE.PNG Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @cjgyf さん、 あなたの権利を2025年12月末まで延長しました。インストールを更新または再アクティブ化してください。 よろしくお願いいたします。 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @zuqiao さん ライセンスを再アクティブ化できるように、 S32DS for Arm v2018のアクティベーション コードを共有していただけますか。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  -メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license 私のライセンスも期限切れ(9DE8-C6AE-8B6B-952B)なのですが、延長していただけますか?よろしくお願いいたします! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、NXPの専門家の皆さん。 S32DS for Arm v2018 のライセンスの有効期限が切れ、ライセンスが返却されましたが、現在ライセンスが欠落していることが示されています。ライセンスの延長にご協力ください。どうぞよろしくお願いいたします。 デビッド Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、マイク 遅れてごめんなさい。どうもありがとうございます。今はすべて正常に動作しています。 敬具 フランチェスコ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのライセンスを2025年まで延長しました。同じコードで再度アクティベートしてください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は 09D2-DE37-6529-87FB よろしくお願いします。 フランチェスコ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@francesco_solitさん、 この権限のサーバー ログを確認しました。返却されたライセンスの最大数に達したことが報告されています。カウントをリセットした、SO今は動作するはずです。同僚にもう一度試してもらってください。 また、同僚が次のリンクを使用して NXP.com アカウントにログインすると、独自のライセンスを取得できることにも注意してください。 https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32-DS-ARM_v2018 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、マイク 再アクティベーションは現在私の PC では機能していますが、以前は同じライセンスが機能していた同僚の他の PC では機能しなくなりました。同僚にもライセンスを拡張することは可能ですか?それとも、新しいライセンスを取得することは可能ですか?NXP アカウントは次のとおりです。 [email protected] [email protected] よろしくお願いします。 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license 本当にありがとう、マイク。 敬具 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@francesco_solitさん、 あなたの権利を延長しました。新しい有効期限を受け取るSOライセンスを更新してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう。 S32DS for ARM 2018R1 のライセンスが期限切れになります。延長していただけますか?添付ファイルでご覧いただけます。 ありがとうございます。 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 私はこの権利を2025年まで延長しました。新しいライセンスを受け取るにはアクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は 4F70-F0A3-101C-3C96 本当にSOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ありがとう、マイク。 良い一日を! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 両方の権利は2025年まで延長されました。インストールを再アクティベートするには、アクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は B361-6887-8BBF-ED12 さらに、私の同僚のアンナ・ダレッシオにも: E735-6A42-FED4-6005 本当にSOありがとう。 アニタ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@zhanglei327さん、 あなたの権利を2025年まで延長しました。インストールをライセンス サーバーと同期するには、[ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューにある [更新] ボタンを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 私の免許証はもうすぐ期限切れになります。 zhanglei327_0-1658835568910.png zhanglei327_1-1658835608579.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう! 問題は解決しました! よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@valeriaalessiさん、 サーバー側からライセンスを手動で返却しました。ライセンスの返却のオファーを受け取ったら、「はい」を選択してください。場合によっては、適切にリセットされない設定があり、強制的にリセットされることがあります。この後、ライセンスを返却すれば、問題なくアクティベートできるはずです。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 同じライセンス番号で再アクティブ化を試みましたが、ライセンスは別の機能用であるというメッセージが表示され続けます。ただし、最初のエラーの後、戻り値の回数を超えたことに関する 2 番目のエラーは再び発生しません。 助けていただけますか? よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@valeriaalessiさん、 ライセンスサーバーを確認しました。返品の最大数を超えたと報告されました。返品カウントをリセットしました。これで問題は解決されるはずです。もう一度お試しください。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 以前と同じ番号でライセンスを再度アクティブ化しようとしましたが、ライセンスは別の機能用であると表示されます。その後、「戻る」をクリックすると、エラー メッセージが表示されます (添付ファイルを参照)。 助けていただけますか? よろしくお願いします。 ヴァレリア error_1.PNG error_2.PNG Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのライセンスを2025年まで延長しました。[ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューから更新するか、以前と同じアクティベーション コードを使用して再アクティベーションしてください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 S32DS for Arm 2018R1 IDEs のライセンスが期限切れになりました。延長していただけますか? 添付ファイルで、現在のライセンスの有効期限が切れていることをCAN確認できます。 よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたの権利を延長しました。インストールを更新または再アクティブ化してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license Jack527_0-1764663383029.png私も期限が切れてしまいました。延長していただけますか?ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 私の番号も延長していただけますか?ありがとうございます。私の番号(A9DC-778F-BAF6-8677)は有効期限が切れています。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license ARM V2.2 用 S32DS の公式延期を要求します。 A467-A14C-CD17-0852 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS Power V2.1 ライセンスの有効期限が切れました。 ライセンスを延長していただけますか? アクティベーションID: 1C02-6C5E-91A6-0F19 SOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM v2.2 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 _0-1770255101921.png 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。ARM バージョン v2.2 の S32 Design Studio ライセンスの有効期限が近づいています。 詳しく説明していただけますか?ありがとうございます。 私のアクティベーションコードは95F3-8275-56B8-B07Dです どうもありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license tem 説明S32 Design Studio for ARM v2018 注文番号S32-DS-ARM_v2018_169264627 您能帮我延長许可证的有效期吗?激活码EBF4-DE52-80C0-FD65 非常感谢。 Re: S32 Design Studio for ARM v2.2 license马上过期了,申请延长 注文ID / ライン # S32DS-IDE-Arm-V2-X_186201937 / 1 履行された数量 1 アクティベーションコード 2107-4B0B-EBCA-A774 製品 S32 Arm v2.2 Design Studio ホスト 647F47BFF507631C69881D8FA0244925EE42B3D7 注文日 2022年8月15日
View full article
如何高效驱动和优化 OLED 监测? 嗨,恩智浦社区、 我目前正在开发一个紧凑的嵌入式系统,该系统将小型OLED监测作为主显示屏,我想向任何使用恩智浦硬件做过类似工作的人寻求指导。 使用普通恩智浦微控制器以最小的闪烁和最佳刷新率驱动 OLED 监测 的最可靠方法是什么?我特别好奇使用 SPI 或 I²C 接口时的最佳实践。在显示时间、电压等级或启动顺序方面,是否存在已知的局限性或建议的方法? 此外,恩智浦是否提供任何可简化 OLED 屏幕初始化和绘制例程的首选库或示例代码?我已经翻阅了一些文档,但如果能提供实际的实施技巧,我将不胜感激。 最后,在能效方面,OLED 显示器在低功耗电源模式下的表现如何,以及可以使用哪些技术在不损失数据完整性的情况下管理亮度或待机行为? 预先感谢您提供的任何见解。我发现这个论坛对我帮助很大,我希望能从其他应对过类似显示挑战的人那里学到经验。 感谢您的支持以及恩智浦社区的所有资源 恩智浦社区!
View full article
PCA9539 RESET 问题取决于 I²C 连接状态 你好 我正在使用 PCA9539 I/O 扩展器,遇到了意外的 RESET 问题,这似乎取决于 I2C 连接状态。 问题如下: 我通过 I²C 通信将 PCA9539 的所有输出端口配置为高电平。 输出引脚按预期保持高电平。 但是,当我移除 SDA/SCL 探头(用于监控 I2C 总线)时,PCA9539 似乎 RESET 了——输出引脚恢复到默认状态。 在此过程中,VCC 保持稳定,持续供电,RESET 引脚通过上拉电阻器保持高电平。 MCU 没有故意发出 RESET 信号或电源重启 其他说明: 在相同的测试条件下,PCA9538 没有出现这个问题。 存在 I2C 上拉电阻。 电源稳定,可与电容解耦。 RESET 引脚在事件期间未显示异常活动。 我怀疑,断开探测器连接时出现故障或启动/停止状态不完整可能会导致 PCA9539 的内部 I2C 状态机进入故障状态,从而导致类似RESET的行为。但是,我没有找到任何文件可以确认 PCA9539 是否可以在不明确 RESET 或重新通电的情况下清除其输出寄存器。 据我所知,就 I2C I/O 扩展器而言,只要有电源供应,无论是否连接了 I2C 探头,它都应保持其配置。您能确认这种理解是否正确吗? 问题 在任何情况下,PCA9539 可以在没有 RESET 引脚断言或电源循环的情况下 RESET 其输出寄存器或 I2C 逻辑? 拆除探头期间 SDA/SCL 出现的故障是否会导致设备进入故障状态并丢失其配置的输出? 既然 PCA9539 和 PCA9538 的功能相似,为什么 PCA9539 会出现这种行为,而 PCA9538 却不会? 不管 I²C 总线连接如何,只要有电源,I2C I/O 扩展器都应保持其配置,这是否正确? 如果您对此行为有任何见解或官方文件,我们将不胜感激。 谢谢!
View full article
Ubuntu ホスト コンピューターで NDK を介して aarch64 用のクロス コンパイラ SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01 をビルドしますか? NXPサポーターの皆様 弊社はSE050を使用したデバイスを保有するOEM開発会社です。SM6225チップセットAndroid 13を使用しています。開発チームが SE050 と通信するためのネイティブ ライブラリを提供するには、SE050 ミドルウェアを構築する必要があります。以前SE050ナノパッケージをビルドして成功したのですが、フルミドルウェアバージョン04.07.01をビルドすると、私も同じことをしましたが、ネイティブ ライブラリを使用してデバイスにプッシュした例は実行できず、ミューテックス エラーが報告され、中止されました。これを構築する方法に関するドキュメントや手順書はあるでしょうか?以下の手順に従ってビルドを展開します。 cd EdgeLock_SE05x_PlugAndTrust_Middleware/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/scripts エクスポート ANDROID_NDK_ROOT=/media/tuananh/data/tuananh/Android/Sdk/ndk/28.0.12433566 エクスポート TOOLCHAIN=$ANDROID_NDK_ROOT/toolchains/llvm/prebuilt/Linux-x86_64/bin エクスポート TARGET=aarch64-linux-android エクスポートAPI=21 エクスポート CC=$TOOLCHAIN/ ${TARGET} ${API} -clang エクスポート CXX=$TOOLCHAIN/ ${TARGET} ${API} -clang++ PKG_CONFIG_PATH=/data/local/tmp/lib/pkgconfig をエクスポートします。 エクスポート CFLAGS="$CFLAGS -DDISABLE_SYSTEMD" ソース ./env_setup.sh python3 create_cmake_projects.py cd ../../simw-top_build/android_arm64 CD ../..&& cmake ../../simw-top \ -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$ANDROID_NDK_ROOT/build/cmake/android.toolchain.cmake \ -DANDROID_ABI=arm64-v8a \ -DANDROID_PLATFORM=android-$API \ -DANDROID_NDK=$ANDROID_NDK_ROOT \ -DCMAKE_SYSTEM_NAME=Android \ -DPTMW_Host=Android \ -DSSS_HAVE_HOST_ANDROID=1 \ -DSSS_HAVE_HOST_PCWINDOWS=0 \ -DSSS_HAVE_MBEDTLS=1 \ -DSSS_HAVE_RTOS=0 \ -DSSS_HAVE_APPLET=SE05X_A \ -DCMAKE_BUILD_TYPE=リリース\ -DBUILD_SHARED_LIBS=オン\ -DPLUGANDTRUST_DEBUG_LOGS=オン\ -DPLUGANDTRUST_SE05X_AUTH=なし -j$(nproc) を作成します 注: EdgeLock_SE05x_PlugAndTrust_Middleware/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top_build/android_arm64/bin のファイル bin の例 ライブラリネイティブ .soで: EdgeLock_SE05x_PlugAndTrust_Middleware/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top_build/android_arm64/hostlib/hostLib/se05x Re: Build cross compiler SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01 for aarch64 via NDK in ubuntu host computer? こんにちは@anhttさん、 いいえ、Android 13 プラットフォームで試す機会はありませんが、CASE、Yocto クロスコンパイル ツールチェーンがすでに利用可能な場合は、それをアクティブ化します。 . /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/environment-setup-armv8a-poky-linux 次に、標準の cmake 呼び出しを使用して cmake 構成を作成します (代わりに、create_cmake_projects.py によってクロスコンパイル設定もいくつか作成されます)。 extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204$ cd simw-top_build/ extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build$ mkdir cc_se05x extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build$ cd cc_se05x/ extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build/cc_se05x$ extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build/cc_se05x$ cmake -DPTMW_Applet=SE050_E -DPTMW_HostCrypto=OPENSSL -DPTMW_Host=iMXLinux -DPTMW_SMCOM=T1oI2C -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug ../../simw-top -- Toolchain file defaulted to '/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/cmake/OEToolchainConfig.cmake' -- The C compiler identification is GNU 12.2.0 -- The CXX compiler identification is GNU 12.2.0 -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Check for working C compiler: /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aarch64-poky-linux-gcc - skipped -- Detecting C compile features -- Detecting C compile features - done -- Detecting CXX compiler ABI info -- Detecting CXX compiler ABI info - done -- Check for working CXX compiler: /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aarch64-poky-linux-g++ - skipped -- Detecting CXX compile features -- Detecting CXX compile features - done -- BUILD_TYPE: Debug -- Found OpenSSL: /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/libcrypto.so (found version "3.0.7") -- Found: /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/libssl.so/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/libcrypto.so -- CMAKE_CXX_COMPILER_ID = GNU -- CMAKE_SYSTEM_NAME = Linux -- Found Git: /usr/bin/git (found version "2.25.1") -- Could not detect git directories. Using STUB Values for GIT Version -- CMake version: 3.24.0 -- CMake system name: Linux -- Timestamp is 2023-12-15T23:15:41Z accessManager is not copied to default binary directory upon install -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Success -- Found Threads: TRUE -- Configuring done -- Generating done -- Build files have been written to: /home/extnb012/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build/cc_se05x その後、通常の cmake ビルド実行により、クロスコンパイルされたバイナリが作成されます。 同様の環境かどうかは分かりませんが、参考までに。 お役に立てれば幸いです。 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 ---------------------------------------------------------------------------------
View full article
S32K3+RTD400+SPD 1.0.4リンクファイル SPD104 の使用時にリンク ファイルに関するいくつかの問題が発生しました。現在、iar バージョン 9.50.2 を使用しています。S32DS から iar に変換するときに生成される icf ファイルには、SPD 関連のコンテンツが含まれません。SPD104 マニュアルの eMcem_MemMap に関するセクションを参照します。いくつかのセグメント割り当てが icf ファイルに追加されましたが、依然としていくつかの問題が発生しました。 最も頻繁に発生するエラーは次のとおりです エラー[Lp005]: 配置にコンテンツを含むセクションが混在しています(例:eMcem.oのrwデータセクション.s32_saf_bssシンボル: [eMcem_DriverState]") [ROM への配置に適しています] およびコンテンツのないセクション (例: "zi section .bss in abs.o シンボル: [abs_output]") [RAM への配置に適しています] コードから、例えば、eMcem_MemMap.hには次のコードがあります。 #ifdef EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED / * * * @file eMcem_MemMap.h * @ref eMcem_MemMap_h_REF_1 に違反します */ #undef EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED / * * * @file eMcem_MemMap.h * @ref eMcem_MemMap_h_REF_1 に違反します */ #未定義 MEMMAP_ERROR #pragma ghs セクション bss=".s32_saf_bss" #endif マニュアルの理解によれば、ここの.s32_saf_bssセグメントはRAMに配置されるセグメントであるはずだが、eMcem.cでは、次のコードがあります #定義 EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED /* @ref eMcem_c_REF_0410 に違反します */ /* @ref eMcem_c_REF_2001 に違反します */ #include "eMcem_MemMap.h" / * * * @brief ドライバの状態。 * @details eMCEM ドライバは、起動時または実行時に状態を EMCEM_S_UINIT から EMCEM_S_INITIALIZED に変更します。 * 構成ロックタイプがHARD_LOCKに設定されている場合、ドライバは構成をロックします * 状態を EMCEM_S_LOCKED に変更します。 */ eMcem_StateType eMcem_DriverState = EMCEM_S_UNINIT; #EMCEM_STOP_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED を定義します コードでは、eMcem_DriverState に明示的に値が割り当てられています。ここでの割り当ては0ですが、ルールによれば、データセクションに配置する必要があります。 変数のセグメント割り当てロジックを強制的に修正するようにコンパイラを設定できます。つまり、「コンテンツなし」に属する必要がある明示的にゼロ初期化された変数を、.data セグメント (コンテンツあり) から .bSS セグメント (コンテンツなし) に移動し、リンカー スクリプトの要件 (RAM 領域には「コンテンツなしセグメント」のみを配置できる) に準拠させて、混合配置の競合を解決します。しかし、これは根本的な問題の解決策ではないと思う。 この問題に対するより合理的な解決策はあるでしょうか? Re: S32K3+RTD400+SPD 1.0.4 link file こんにちは@Neo1096さん、 このThreadのリンカーファイルを使用できますか? https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-SPD-DMA/mp/2139734 BR、ダニエル
View full article
S32K344へのsrecのフラッシュ 開発中にフラッシュするために、PCB 製造中にフラッシュ イメージを送信したいと考えています。プロジェクト > プロパティ > ビルド設定でフラッシュ イメージを生成する方法はわかりましたが、MCU にアップロードする src ファイル以外に実行する必要がある特定の手順があるかどうかはよくわかりません。 Re: Flashing srec to S32K344 こんにちは@pb632146 srec ファイルを MCU にロードする方法を説明した次の HOW TO ドキュメントがあります。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-download-separate-elf-srec-hex-file-to-microcontroller/ta-p/1127159 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article
LPC43S57 USB1 主机配置问题 HI 我们正在尝试使用 LPC43S57 控制器的 USB1 外围设备作为 USB 主机来连接客户主板中的设备。我们使用 KEIL MDK 配置 USB 栈和 USB 驱动程序。   当我们调用 USBH_Initialize(1)函数时,它会返回一个错误,表明"Controller 不存在" 。我们尝试在互联网上搜索有关 USB1 硬件连接的信息,发现很多地方都提到,如果没有外部 PHY,USB1 外围设备将无法工作。不过,数据表显示它支持片上全速 PHY。   能否向我们说明 USB1 是否具有全速 PHY 芯片?   不使用 USB1_VBUS 引脚,因为它是主机,而我们连接的设备是自供电设备。   下面是我们作为主机连接 USB1 的快照   此致 萨巴里什-库马尔 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@HeatherUlrich 您是否将 USB1 从主机模式更改为设备模式并开发了 device_cdc 项目? 如果是,你可以先在板上运行 LPCopen 下的 CDC 演示版进行测试。 这将有助于确认硬件是否存在任何问题。 谢谢。 BR 爱丽丝 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue @Slope Game总之,说到令人震惊的崩溃,我曾经花了一整个周末的时间来处理一个无法正确枚举的微控制器。结果发现,一个错误配置的时钟速度是罪魁祸首,由此引发了一连串意想不到的错误,真是 调试。这真是令人难以置信的沮丧。 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@Alice_Yang 我已经将 CLK_USB1 配置为为 60MHZ 的 USB1 接口生成时钟。我已将 USB1 配置为设备(全速模式)并连接到 PC。在 LPC43S57 USB 控制器中,我可以在 USB 状态寄存器中看到 USB 是作为设备连接的,但在 PC 中我看不到任何 COM 端口或任何其他 USB 设备已连接。我已将 USB0 配置为设备并连接到 PC,它被检测为 COM 端口,不适用于 USB 1 配置。 我附上了 USB1 设备配置图片供你参考 此致 萨巴里什-库马尔 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@Sabarish 在 USB 全速模式下,使用 CLK_USB1 为 USB1 接口产生时钟,无需外部 PHY。在高速模式下,外部 PHY 为 USB1 接口产生时钟,必须通过系统配置块中各自的引脚配置寄存器在引脚 PC_0 或 P8_8 上启用 USB1_ULPI_CLK。 请检查 USB1_DP 和 USB1_DM 信号是否正确连接到设备。此外,请确保正确安装软件配置。作为参考,您可以参考 LPCopen 库中提供的USB主机演示。 Alice_Yang_0-1757931704656.png BR 爱丽丝 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 好吧,让我们来解开这个 USB 的难题!是内部 PHY 还是某些硬件怪癖在捣乱?控制器出错总是让人头疼。寻找合适的 USB 配置就像在迷宫中穿行。有一次,我正在与一个顽固的 Arduino 设置搏斗,试图让它与一个项目中的传感器通信。花了几个小时追踪电线和调试代码,最后才发现一个简单的电源问题就是根本原因,这让我这个充满 @geometrydash的下午彻底泡汤了。有时,显而易见的事情会被我们忽略,不是吗? Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 这是 USBH_Initialize 函数的一个棘手问题!我记得以前也遇到过类似的硬件连接问题。有时,即使是设置中看似微小的细节也会让人头疼。虽然我无法在此提供具体的硬件调试建议,但您是否考虑过查看 Geometry Dash论坛?那里的社区出人意料地了解各种技术挑战,可能有人在USB设备初始化时遇到了类似的问题。 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 听起来你遇到了棘手的硬件配置问题!我肯定用过 USB 设置。关于片上 PHY,仔细检查芯片的具体硅修订版和勘误表可能会有所帮助。在您排除故障的同时,还可以在 CPS 测试中测试您的反应时间和鼠标技能。 CPS 测试网站上测试您的反应时间和鼠标技能,这可以分散您的注意力。它有助于突出重点!希望你能尽快解决 USB 问题! Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 您好 @UnblockedGames感谢您分享示意图快照。除了 PHY 问题外,了解 USB0 在同一块主板上能否正常工作会很有帮助,因为这可以帮助确定问题是与硬件还是软件有关。
View full article
IMX93 EQOS イーサネットポートサポートによる ethtool セルフテスト こんにちは、 IMX.93 で Mickledore (Yocto) imx-image-core を実行する EQOS イーサネット ポートを構成し、外部 PHY をコネクテッドしました。 外部 PHY をループバック モードにすると、リンクが起動します。 このインターフェースで ethtool -t (セルフテスト) を実行しますか? ethtool -t eth0 テストできません: 操作はサポートされていません ドライバはセルフテストをサポートしているようです ドライバ/ネット/イーサネット/stmicro/stmmac/stmmac_ethtool.c ドライバ/ネット/イーサネット/stmicro/stmmac/stmmac_selftests.c ethtool でこれを実行するための支援をいただけませんか? よろしくお願いします。 ケン Re: ethtool selftest over IMX93 EQOS ethernet port support こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。 どのセクションのテストに興味がありましたか?何かが失敗していますか?あなたのセットアップで使用している PHY は何ですか? よろしくお願いします。
View full article
S32K3 HSE 我目前正在使用 S32K344 芯片来调试网络安全功能。我正在通过 PE 刷新 Boot 软件,希望将代码中的 HSE 安装部分集成到 Boot 项目中。有示例文件可供参考吗?附件显示了当前应用项目中修改后的部分代码。目前,软件在运行时出现了硬件错误。 Re: S32K3 HSE 上述代码就是根据该示例文件编写的。在确定是否执行 UTEST 区域写入之前,需要获取 0x1B000000 的地址值。在我的应用程序项目中,直接通过指针获取 0x1b000000 会触发信号硬件错误 void Hardfault_Handler (void)。不过,在闪烁 S32K344_HSE_FW_INSTALL 时,0x1B000000 仍可通过指针直接获取,不会有任何问题。请告诉我造成这种情况的原因,以及有哪些解决方案 Re: S32K3 HSE 我想,我们没有将 HSE FW 安装与进一步应用同时进行的具体项目实例。 HSE 示例代码包中有 S32K344_HSE_FW_INSTALL 示例 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples 可用作基础。
View full article
How to enable the S32K396 to support the multi-core operation of FreeRTOS hi!    Is there a sample project for S32K396 multi-core communication? Currently, there is only the s32k388 project. How can the ordinary FreeRTOS sample project be configured for multi-core operation?    Furthermore, for the S32K396, the core is lockstep. So, how does the s32DS support this multi-core operation? Re: How to enable the S32K396 to support the multi-core operation of FreeRTOS Hi @孙武, In case you haven't noticed, version of SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_7.0.0 has been released with  SMP_Example_S32K396_2xCores. Regards, Daniel Re: How to enable the S32K396 to support the multi-core operation of FreeRTOS Thank you very much. We hope that in the new version, the demo code for S32K396 will be included. Re: How to enable the S32K396 to support the multi-core operation of FreeRTOS Hi @孙武, The issue has been identified as a bug. The development team is actively working on a fix, which is expected to be included in the upcoming release, currently scheduled for October 31st. Regards, Daniel Re: How to enable the S32K396 to support the multi-core operation of FreeRTOS Hello @孙武, It seems that the current SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_6.0.0_CD1_D2506 does not support S32K396 for multicore. danielmartynek_1-1761033665480.png danielmartynek_2-1761033696762.png But let me check with the development team, Regards, Daniel
View full article
TapLinx SDK 下载和提取 TapLinx_Library_Android.zip 文件时,只有 nxpnfcandroidlib-版本-protected.aar 文件,没有文件:nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar。 我已成功在线和离线注册了密钥。但是,在说明的第 4 步中 步骤 4 使用生成的密钥并更新 gradle,为正确的产品库提取 AAR 文件。欲了解更多详情,请查看应用笔记。 我还是不明白怎么下载 SDK nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 您能帮我解决这个问题吗? 非常感谢 Re: TapLinx SDK 你好@galaxy68 你还需要将依赖项添加到 app/版本.gradle 中: 实现 " com.nxp.nfclib: nxpnfcAndroidlib: 5.0.0-版本 " 并在 gradle.properties 中设置以下内容: NXP_REPO_USER= NXP_REPO_KEY= 请试试。 Re: TapLinx SDK 我遇到了配置问题,应用程序无法自动下载文件 ,您能指导我正确配置吗?我不知道我配置为发送的代码的路径是否正确文件 nxpn fcandroidlib-5.0.0-版本.aar 我被困在这里了 ,我期待着您的答复。 非常感谢。 Re: TapLinx SDK 我已在 Gladle 完成注册和配置,但系统仍然无法下载。 请指导我在 Gladle 中正确配置。我做了以下工作: gladle ( : app): implementation("com.nxp.nfclib:nxpnfcandroidlib:5.0.0-RELEASE") Setting.gladle(项目) : pluginManagement{.... gradlePluginPortal() maven { url = uri("https://inspire.nxp.com/repo/maven") credentials { username = providers.gradleProperty("NXP_REPO_USER").get() password = providers.gradleProperty("NXP_REPO_KEY").get() } dependencyResolutionManagement { ... maven { url = uri("https://inspire.nxp.com/repo/maven") credentials { username = providers.gradleProperty("NXP_REPO_USER").get() password = providers.gradleProperty("NXP_REPO_KEY").get() } iNXP_REPO_KEY (" Taplinx 账户给我的密钥" ) NXP_REPO_USER ( " I tried both options: project's package name. and also the username to log into your account" : 但是,选项和项目版本都失败了,出现了错误 > 找不到 com.nxp.nfclib: nxpnfcAndroidlib: 5.0.0-版本。 我检查了连接,一切正常。 C:\>ping inspire.nxp.com -t 答复来自 23.7.217.244:字节=32 时间=32ms TTL=55 来自 23.7.217.244 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=55 来自 23.7.217.244 的回复: 字节=32 时间=31 毫秒 TTL=55 我不知道自己做错了什么,请指导我完成配置,下载 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 文件。 非常感谢 Re: TapLinx SDK 你好@galaxy68 TapLinX SDK 代码包通常包含受保护的 AAR 文件 (*-protected.aar)以防止未经授权的使用。 实际的 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 不直接包含在 ZIP 软件包中;而是从恩智浦的 Maven 存储库中提取的。 您必须完成在线或离线注册并获得许可证密钥,然后在 Gradle 中配置恩智浦 Maven 代码库。Gradle 会自动下载相应版本的 AAR 文件。 你无需手动下载 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar;只需在 Gradle 中配置恩智浦 Maven 资源库并添加依赖关系,Gradle 就会自动提取它。
View full article
[S32K358] 需要联系 CESS 以获取工程服务请求-RTD 配置审查 队员们好 这里有一个新的客户要求 - 审查 RTD 配置,并就每个详细配置输出审查文件。作为内部文件清单,它支持 BSSM 许可证。   下面是详细介绍: 客户 : LIGOO 终端 OEM:吉利 设备:S32K358 简述 客户希望恩智浦审查其RTD配置,并在每个配置项目的文档中输出审查结果,并附上配置基础或引用。 它们提供了参考格式,参见随附的excel。他们还可以提供详细的 RTD 配置文件。 预计完成数据的日期是 11 月 20 日。 客户还没有 BSSM 许可证。 但他们可以接受购买这一要求。 我们想知道如何正式启动它? 顺祝商祺! Ives CHENG RTD 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: [S32K358] Need contact CESS for Engineering service request-RTD configuration review 你好@IvesCHENG, 1.关于总费用,请与[email protected](我的经理)和[email protected] 协调、因为我只能提供技术方面的支持。 2. 时间为开始日期后的两天。如需准确估算,请根据我之前的评论向我们确认需要审核的总模块数。 3.我们根据客户的要求开展工作,因此没有这方面的标准文件。不过,我相信最终输出将是您共享的 Excel 文件S32K358_MCU 评审.xlsx中的完整清单。 Re: [S32K358] Need contact CESS for Engineering service request-RTD configuration review 您好: 我可以与客户反复确认 但客户也希望我们清除 1)评估总成本,包括:BSSM 许可费 + RTD 配置审查服务费(模块数*1.5 小时*服务费? BSSM 许可证费用 + RTD 配置审查服务费(模块数*1.5 小时*服务费?) 2)请给出这项服务的预期时间表。 3)展示服务示例:提供一些文件示例,说明我们将如何提供这项服务,以及我们最终将向客户提供哪些文件? Re: [S32K358] Need contact CESS for Engineering service request-RTD configuration review 你好@IvesCHENG 为了确保我们能提供准确的反馈,我们需要对以下几点进行说明: 复习模块 您能确认我们需要审查哪些模块吗? 在 Excel 文件中,有些模块是空白的。这是否意味着这些模块没有被使用,因此不需要审查? Excel 文件中的图像 我们无法查看 Excel 文件中嵌入的图像。我认为您最好提供配置文件,这将有助于提高审查效率。 模块配置的目的 能否介绍一下在项目中配置这些模块的目的? 了解背景有助于我们提供更切合实际的建议。 风险等级的定义 请说明如何界定风险等级 附加文件和版本信息 我们需要您的项目中当前使用的配置文件和 RTD 发行版本。 根据模块的复杂程度,我估计每个模块的审查时间为 1 至 1.5 小时。在购买 BSSM 合同时,请注意这一估算。 您的意见将有助于我们进行全面、准确的审查。如果您能向我提供上述信息以及我们经理对 BSSM 合同的确认,我们就可以开始审查。
View full article
コピー: Tresos エラー: モジュール Crypto_43_HSE のライセンスがありません この投稿はここからのコピーです こんにちは、皆さん。 実際の MCAL プロジェクトを RTD バージョン 5.0.0 から RTD バージョン 6.0.0 に移行しようとしています。実際、私は以下を使用しています: 静的MCALバージョン:SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0 暗号ドライバ MCAL パッチ: SW32K3_RTD_R21-11_6.0.0_P01   モジュールを新しいバージョンにアップグレードした後、 Tresos 29.0.0でプロジェクトを開き、Crypto モジュールを読み込もうとすると、「モジュール Crypto_43_HSE_T40D34M60I0R0 のライセンスがありません」というエラーが表示されます。   また、エラー ログ ウィンドウには次のエラーが表示されます。 'ファイル C:\EB\EB_tresosStudio_29_0_0\..\..\MCALs\Static\SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0\eclipse\plugins\Crypto_43_HSE_TS_T40D34M60I0R0/config_ext/Crypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_Custom.xdm には署名が必要です' 他のモジュールはロードできますが、これはロードできません。以前には一度もそんなことは起きませんでした。 何が足りないのでしょうか?Crypto モジュールには特別なライセンスがありますか? EB TRESOS ライセンス 優先度: 重要 RTD SECURITY_CRYPTO Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE @Luis_Garabo @bryan_brauchler 開発チームはこのエラーを修正した新しいインストーラーを更新しました。現在のパッケージをアンインストールして、新しいパッケージをインストールしてください。 Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE @Luis_Garabo @bryan_brauchler 開発チームから確認がありましたが、これは署名されたファイルが欠落している場合のインストーラーの問題です。彼らはすぐに別のインストーラーを提供するために取り組んでいます Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは@Luis_Garabo 、この返信を元のスレッドに更新しました おっしゃる通りです。GM Crypto Premiumドライバパッケージでは、 Crypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_ Custom.xdmが見つかります。 あなたが言及したファイル。 ただし、このプレミアム パッケージをエラーなく組み込むことができました。この問題はアップグレード手順に関連しているのではないかと考えています。 この Crypto パッケージにアップグレードした経緯を詳しく教えていただけますか? アップグレードが成功したかどうかをすぐに確認するには、EB Tresos で Crypto モジュール パスを確認します。 ヘルプ > EB Tresos の詳細 > モジュールレジストリタブ > Crypto_43_HSE を検索     Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは、クオンさん お客様は暗号モジュールのインストール後に何も変更しなかった さらに、彼は標準のドライバパッケージではなく、GM Cryptoドライバパッケージをインストールしました。 おそらくこれが、お客様が言及したファイルが表示されない理由かもしれません。   よろしくお願いいたします。 ルイス Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは、 これは COMET Teir1 (Nexteer) でもブロックされています。Thread は次のとおりです。 https://community.nxp.com/t5/Nexteer-S32K3-Product-Support/License-error-while-integrating-RTD-6-0-Crypto-GM/mp/2145239 最高、 ブライアン Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは、クオンさん COMET の Thread から直接サポートしていただけますか?彼らは、来週に予定しているリリースに向けた現在のテストを妨げているため、問題をエスカレーションしています。コミュニティへの招待状を送信しました。Threadは次のとおりです: https://community.nxp.com/t5/GM-S32K3-Product-Support/Tresos-error-No-license-for-module-Crypto-43-HSE/mp/2143687/highlight/false#M2073 本当に助かりました!! 敬具、 ルイス Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは@Luis_Garabo Crypto モジュールで何か変更したかどうかをもう一度確認してください。標準パッケージにCrypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_Custom.xdmが表示されません。
View full article
SC18IS606 在 SPI 事务的末尾添加额外的字节 在尝试使用 SC18IS60 6 将 FPGA 比特流编程为闪存时,我遇到了一个奇怪的问题,这个问题以 FPGA 无法从编程内存正常启动为清单。 在研究了问题并做了一些逻辑分析器工作之后,我发现比特流读出的第一个字节等于 0xF1。令人惊讶的是,比特流中并没有出现这样的值。 起初我以为是 I2C 端出现了传输错误。然而,分析后发现传输完全正常。然后我开始记录整个页面的写入操作,结果发现末尾有一个额外的字节(它有 261 字节而不是 260 字节-256 字节的页面数据 + 1 个操作码 + 3 个地址字节),其值为 0xF1,由于地址包装,该字节被写入第 0 字节。 我的代码中唯一出现 0xF1 的地方是写操作(中断寄存器清零),就在写完一个页面之后,应该检查(通过获取 ACK)写操作是否完成,以及是否可以执行下一个操作。 由于某些原因,这个 0xF1 操作码是通过 SPI 发送的。我完全不明白为什么,因为 0xF1 是在单独的 I2C 操作中发送的(见图)。 在写入后添加 5 毫秒的延迟是一个很好的解决方案。但是,我不理解这里的行为。数据表显示 SC18IS606 会将接收到的数据放入缓冲区,并继续加载缓冲区 ,直到收到 STOP 条件。检测到 STOP 条件后, ,直到功能 ID 指定的功能完成后,才会确认进一步的通信。 从中我读到,如果操作未完成,设备应该 NACK。但在这里,它不仅没有 NACK(即使最高频率为 1843 kHz,也应超过 1 毫秒),而且似乎还将该操作码放入了缓冲器。 是我遗漏了什么,还是这和预期的不一样? Re: SC18IS606 puts extra byte at the end of SPI transaction 你好,约瑟夫、 我有一个基于超时的解决方法。我测量了 SC18 与示波器传输数据所需的时间。据我所知,SC18 通过 SPI 以 1.8MHz 的频率传输数据所需的时间是正常情况下的 2 倍。这是因为每个传输的字节之间的延迟与单个字节本身的传输一样长(见附图)。 由于这种行为,我的超时时间可以小于 5 毫秒,但实现的时间至少足够长,可以确保 spi 总线上的写入事务结束。 在将我的观察结果添加到本主题之前,我实施了这一变通办法,因为我非常需要一个快速的解决方案。尽管如此,我还是很想找到错误行为的根本原因,因为我真的很想进一步提高我的应用程序的传输速度。 在此期间,你能否在评估板上验证同样的行为? 亲切的问候, Julian Re: SC18IS606 puts extra byte at the end of SPI transaction 你好,朱利安、 另一位应用工程师加入了内部对话,并建议在写入后增加 5 毫秒的延迟,如第一条信息所述。您测试过这种变通办法吗?如果没有,请进行测试。 Screenshot_1.png 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: SC18IS606 puts extra byte at the end of SPI transaction 你好,约瑟夫、 到目前为止,我在任何传输之前都没有使用清除中断命令,因为在轮询集成电路时该命令是可选的。 我对 INT 引脚也进行了几次测试,发现无论是否使用清除中断命令,其行为都没有明显区别。 在我所附的用例中,您可以看到在我的 µC 向 SC18 IC 发出任何写缓冲器命令之前使用清除中断命令的所需行为。 总的来说,插入清除中断命令并没有解决我的问题。 请查看所附的范围图片,我对交易的任何重要部分都进行了放大。 图像被编号,编号的增加与序列的时间轴成正比。每张图片的名称中都有对每种特定变焦的简短解释。 据我所知,RESET此中断似乎存在问题,因为我可以在没有任何清除中断命令的情况下观察到 INT 的状态变化(特别参见所附图片 " 04 zoom-flash ready SC18 读出——尽管没有命令但仍清除 INT 是 send.png ")。 我不知道这是否与 SC18 IC 忙碌时没有 NACK 有关。 我认为,如果你能在你这边的SC18评估板上检查这种行为,看看它的行为是否有所不同,那将是最有效的。 如果真的是这样,那就太有意思了,这怎么可能呢? 期待收到您的来信。 谨致问候, Julian Re: SC18IS606 puts extra byte at the end of SPI transaction 亲爱的朱利安 请参阅下面的答复和应用工程师的建议。请按照建议进行测试。 说明 感谢您提供的信息和客户提供的详细信息。   您知道客户是否在数据交易前发出清除中断(ID 0xF1)吗?(客户在 168.5ms 至 170.42ms) 如果不能,客户能否在每次有效交易之前执行功能 ID 0xF1?有什么区别吗? 主要可能是内部状态机,即使进行基于轮询的通信,仍在检查中断标志以对其地址进行ACK或NACK。如果中断标志被设置(意味着交易已完成),则地址将按照内部逻辑被 ACK。   感谢您的评论。如果不重新设计,客户是否也可以探测 INT 引脚?了解其现状。   谢谢,如果需要,它主要供参考。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: SC18IS606 puts extra byte at the end of SPI transaction 你好,约瑟夫、   感谢您的回复。 这里是想要的答案: 1。在第一张图像(01...)上,你可以看到从 168.5 毫秒到 170.42 毫秒的传输时间,要写入闪存设备,该数据位于 SC18IS606 之后的 SPI 接口上。 然后关闭两个 I2C 多路复用器集成电路(地址 70 和 71,可在图像上略微观察到),完成 I2C 传输,最长时间为 170.9ms。这部分不应该是你关心的问题。 要从 µC 写入 SC18IS606 的闪存数据的实际数据传输在 170.42 毫秒时结束,可以看到 SC18IS606 立即开始向所需闪存 IC 进行 SPI 传输: ==> 可以看到图像上半部分从 170.42ms 到 ~175ms 的波形。 在"长的" SPI 传输过程中,您可以从图像的下半部分观察到,从 171.38 毫秒到 172.34 毫秒,SC18IS606 执行了下一次 I2C 传输,以轮询传输状态。 由于 SC18IS606 忙于正在进行的 SPI 传输,这次传输得到的是 ACK 而不是必要的 NACK,因此微控制器继续进行其他传输,从而导致上述行为。 在另外两幅图像(02 和 03)中,红色边框区域被放大,以便准确地看到易出错响应的波形。 希望这段描述能说明问题。   2.我们注意到在我们的电子设备上使用 INT 引脚,在当前的设计中不可能考虑重新设计这一功能。 此外,我们将INT引脚解释为IC的正确功能的可选引脚,因为根据数据表,轮询似乎是一种有效的方法。   3.我不知道我们在该领域正在使用的所有芯片修订版,因为在过去的两年中,我们交付的系统都采用了这个 IC,而且我没有为我们版本的每个元器件注册 IC 版本。 不过,我知道我的办公室至少有两个版本的集成电路。其中一个是 SC18IS606 1.0.1,另一个是 SC18IS606 1.0.2(我在这里为所附的范围图像连接了电线)。 目前,我可以肯定的是,两个集成电路修订版似乎都能解决这个问题。     此致敬礼, 朱利安 Re: SC18IS606 puts extra byte at the end of SPI transaction 亲爱的朱利安 请看下面应用工程师的回答。请提出要求并回答问题。 JozefKozon_0-1756179393320.png 说明 客户能否提供已发送的命令顺序并将其转交给共享的具体捕获信息?无法获取特定图像上发送了哪些命令和信息,以及命令之间的延迟时间。 客户使用的是 INT 引脚吗?如果没有,客户可以使用吗?基于中断的操作比基于轮询的操作消耗的流量少。 提供客户的 SC18IS606 FW 版本(功能 ID 0xFE)。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: SC18IS606 puts extra byte at the end of SPI transaction 在写入 AT45 闪存设备的页面序列中,我观察到了同样的问题。 在闪存写入过程中,尽管 SPI 通信完全在进行中,SC18IS606 仍会回复一个 ACK。 在我看来,必要的(有据可查的!)在这种情况下,指示 SC18IS606 设备忙碌模式的 NACK 响应根本不起作用。 请参阅所附的图片以了解问题所在。 在我的案例中,SC18IS606 的行为也导致了一个问题,即为了读取 AT45 忙碌模式下的状态寄存器,还要向 AT45 发送更多命令。然后,这些命令将附加到 SC18IS606 缓冲区中的数据中,然后将其附加到 SPI 传输中,从而导致闪存缓冲区写入溢出(闪存缓冲区的前几个字节被状态寄存器命令覆盖)。当然,这会在闪存中产生大量垃圾数据... 您能确认 SC18IS606 芯片的这种行为吗? 关于 SC18IS606 传输的结束和下一次传输的开始,我是否遗漏了一些限制? 亲切的问候, Julian Re: SC18IS606 puts extra byte at the end of SPI transaction 亲爱的米科拉奇 可能的解释: 这种行为表明 SC18IS606 中存在竞赛条件或缓冲区管理不善: 在接受下一条 I2C 命令之前,SC18IS606 可能尚未完全清除其内部 SPI 缓冲器或状态机。 如果在 SPI 写入后过早发出停止条件,则芯片可能仍处于将下一个 I2C 字节解释为 SPI 流的一部分的状态。 用于其他功能的 0xF1 字节被错误地路由到 SPI 缓冲区。 延迟是有效和安全的。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
View full article
为外部通道添加 Mux 延迟后,Adc 组转换停止工作 你好 一位客户在 Adc 转换方面遇到了问题。在 Adc 组中添加额外通道并为外部通道添加AdcMuxDelay时,Adc 转换停止工作。(当 ADC 时钟预分频器为 4 时 ADC 外部通道转换异常 - NXP Community) 我试着从我这边复制这个问题,结果发现当向组中添加另一个通道时,Adc 组的转换确实停止工作了。如果我将AdcMuxDelay设置为 0,两个通道都能正常转换,但如果我将延迟设置为 15,转换就会停止。如果我从频道组中删除该频道,转换就会重新开始工作。我查看了 RTD 文档,没有关于在配置工具中为AdcMuxDelay功能启用额外设置的信息。我还查看了 RTD 文档中的驱动程序限制部分,其中并没有关于启用AdcMuxDelay选项后在组内使用多个通道的限制。 我正在使用: 设计工作室DS3.6.1 RTD 版本:S32K3_RTD_5_0_0_D2408_ASR_REL_4_7_REV_0000_20241002 MCU:S32K344 在 S32K344EVB-R172 板上对其进行测试 我附上该项目作为参考。 我的配置有问题吗? 感谢您的支持。 祝您愉快 此致, 海梅 RTD S32_CONFIG_TOOL S32DS Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好,我是@cuongnguyenphu、 能否请您提供 ERRATA ID? 此致, 海梅 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo 今天我收到了 HW 团队关于此限制的反馈 这已被确认为勘误表: 勘误表标题: ** [S32K3][ADC] 在组转换期间,ADC 模块不能正确指示外部通道的转换结束,因为转换值仅写入最后一个外部通道寄存器 (ECDRn) 勘误说明: 当选择两个外部 ADC 通道进行转换时,转换值只写入最后一个外部通道 ECDRn 对应的寄存器。 尽管设置了转换结束中断状态(ISR[EOC])和链式转换结束中断状态(ISR[ECH]),但第一个转换的外部通道寄存器(ECDRn)没有收到预期值。 此外,所选外部通道的外部输入通道转换结束标志 (CEOCFR2) 已正确设置,表明转换已完成。不过,只有最后选定的外部通道才会在各自的 ECDRn 寄存器中接收转换结果。 勘误工作法: 为减少这一问题,请按以下设置配置 ADC: ADC0_CLK = 40 MHz,预分频器值 = 2 (ADC_clk = 40/2 =20 MHz),ADC MUX 延迟 = 15 这些设置可确保 ADC 时钟与内部信号传播延迟之间的正确同步,从而实现准确的转换。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo 我收到了 HW 团队的反馈: 在参考手册中,不允许除以 4。 因此,不应使用此设置。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 您好@jacmxo ,我想为您更新此票据。目前我们正在联系 S32K3 设备的设计/硬件团队进行进一步调查,这似乎是硬件问题。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo 这是票据:https://jira.sw.nxp.com/browse/ARTD-190492 我不仅遇到过 160Mhz 的问题,在频率为 80Mhz 的情况下,我也能重现这个问题 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好,我是@cuongnguyenphu、 能否请您分享一下您向 RTD 团队提出的票号? 我认为这不可能是硬件的限制。我在 RM 上找不到任何说明,表明外部多路复用器的延迟不能使用 160MHz 时钟。 此致, 海梅 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo ,我检查了原始问题,也做了很多测试。 我看到,根据参考手册和实践中,设置 ADC_CLK 频率和 ADC 多路复用器延迟之间存在关系。但我感到奇怪的是: 1. 设置 ADC0_CLK =160Mhz,ADC 预分频器 =4-> 15 个 ADC 复用延迟周期 =375ns-> ADC无法完成转换,只有第一个通道完成了转换 2. 设置 ADC0_CLK = 80Mhz,ADC 预分频器 = 2 - 15 个 ADC 复用延迟周期 =375ns- ADC 完成了转换。设置 ADC0_CLK =80Mhz,ADC 预分频器 =2-> 15 个 ADC 复用延迟周期 =375ns-> ADC完成转换。 在恩智浦的文档中,根本没有提到这种关系的限制(据我所知) ,我会向 RTD 团队提出这个问题,请他们继续研究,如果需要,我们会在用户手册中记录。看来这是硬件的限制。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels @jacmxo 让我进一步检查一下,我只关注了当前的主题,所以没有意识到上面社区链接中的讨论。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好,我是@cuongnguyenphu、 我知道更改预分频器的值可以解决问题,客户之前也意识到了这一点,这也是我将客户的社区帖子附到本票的原因(我再次附上以防万一):[S32K324]当 ADC 时钟预分频器为 4 时,ADC 外部通道转换异常 - NXP 社区)。 正如我之前在此问题单上解释的那样,我做了一些测试,发现使用预分频器为 4 的 ADC 和在一个组中有多个通道时,ADC 无法在启用 AdcMuxDelay 选项后完成转换。 客户需要将预分频器设置为 4,还需要在组上设置一个以上的通道,多路复用延迟为 15。 在所有这些条件下,为什么不能使用 4 的预分频器? RTD 文档未显示任何有关此配置的驱动程序限制。 此致, 海梅 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels @jacmxo 我检查了你的项目,问题可能出在预分频器的设置上,当我尝试更改它时,你的项目正常工作了: 更多详情,请参阅我更新的项目 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo 我正在检查这个问题,很抱歉因为要处理其他几张单子而耽搁了。 我将尽快提供反馈意见。
View full article
HSEファームウェアのインストール こんにちは、 HSE ファームウェアをインストールしたいのですが、C:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\Device_Configuration\S32K344_HSE_FW_INSTALL というパッケージでエラーが発生しています。 エラー make: *** [makefile:38: S32K312_HSE_FW_INSTALL.elf] エラー 1 解決策を教えてください。 HSE fw インストール用の s32k312 で使用できるファームウェアはありますか? Re: HSE firmware installation こんにちは、皆さん、このエラーを解決できますか?もし解決できるなら、どうかご協力をお願いします。 Re: HSE firmware installation 誰かが問題を解決しますか? 私もあなたと同じ手順を発行しています。full_mem と ab_swap の両方を試しました。両方とも失敗しました。 Re: HSE firmware installation こんにちは、 解決策を見つけたと思います。メモリ ビューでは、「16 進数」または「16 進整数」を選択するとバイト順序が逆になります。登録簿は私のために設定されていましたが、これらの見解は私を混乱させました。 Re: HSE firmware installation こんにちは、 HSE_B ファームウェア リファレンス マニュアルの「3.3.1 AB_SWAP 構成でのホストによる MU インストール手順」の章は、次の行で始まります。 「レジスタ DCMRWP1 (0x402AC400、[24:31 ビット]) に 0xA5 を書き込み、その後機能をリセットします。これにより、HSE GPR のビット 1 (0x4039C028) が設定され、SBAF がインストールのために MU0 をアクティブ化したことが示されます。 しかし、このThreadでは言及されていません。 DCMRWP1 レジスタを設定する必要がありますか、それとも例では何らかの形で実装されていますか? よろしくお願いいたします。 サンドル Re: HSE firmware installation こんにちは、 何か更新はありますか? Re: HSE firmware installation こんにちは、 問題は解決しましたか?これは何が原因でしょうか?私の側でもステータスレジスタを「1」に設定できないのですが、解決方法を共有していただけますか? Re: HSE firmware installation こんにちは@lukaszadrapaさん、 ご指摘のとおり HSE FW 消去を実行したところ、うまくいきました。しかし、再インストールがCANません。HSE FWを再度インストールするにはどうすればいいですか? よろしくお願いいたします。 イェトキン Re: HSE firmware installation こんにちは@lukaszadrapa ! 議論に関しては、S32K344 ボードも交換しようとしています。私は以下の手順を実行しました。 1) S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0をダウンロードし、a/bスワップを実行し、リンカーファイルに.pinkを追加して変更しました。ファイル。 2) プロジェクトをコンパイルして実行すると、実行時にコードは次のステップを続行します。 /* インストール後、HSE が初期化されるのを待ちます (ステータス ビットを読み取ります) */ while((HSE_STATUS_INIT_OK & HSE_MU_GetHseStatus(0)) == 0) { gInstallHSEFwTest = FW_NOT_INSTALLED; /* インストールを許可するにはリセットを生成してください */ } 3) ボード上の RST ボタンを押したり、電源をオフにしてからオンにしたりしてみましたが、どうやら何も変化がないようです。 何か手順を忘れましたか? ありがとう! Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカス。いつCAN接続できますか。接続するための時間とリンクを教えてください。 Re: HSE firmware installation 今日は時間が足りないけど、明日の朝なら大丈夫だと思います。空いている場合は朝早くにお知らせします。 Re: HSE firmware installation または、デバッグ設定とファームウェアのデバッグに関するビデオを作成して、私と共有することもCAN。 Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカス。試してみましたが、結果は同じでした。 CAN可能であれば、10分以内に通話を接続できますか?お知らせください。SO招待状を共有します。 Re: HSE firmware installation すでに共有したプロジェクトには elf ファイルがあります: https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/S32K/32120/1/HSE_Install_FW.zip 今日テストした現在のプロジェクトと elf を比較しましたが、まったく同じで、変更点はありません。 新品のチップを持っていた。SO、デフォルトの hse_disabled バージョンを使用しました。HSE 機能フラッシュがすでに有効になっているが、HSE FW がまだインストールされていない場合は、hse_enabled を使用する必要があります。AB スワップがインストールされたら、ab_swap を使用する必要があります。しかし、フラッシュを消去またはプログラムできない場合、Pemicro は何らかのエラーを表示するはずなので、これは間違いではないと思います。HSE 機能フラグがプログラムされているときに hse_disabled を使用しても、おそらく動作します。 ファームウェアをパッシブ ブロックにもインストールするには、2 回のリセット (または 2 回の電源サイクル、どちらでもマター) が必要です。 lukaszadrapa_0-1709119050485.png Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカス。 ご返信ありがとうございます。 CANを共有してくださいファイル。 なぜボードの電源を 2 回入れ直したのですか。2 回リセットするか、2 回電源を入れることが必須ですか? フラッシュ時の設定は何でしたか? アドバンス設定では ab_sawp.arp ですか、それとも hse_enabled.arp ですか?? Re: HSE firmware installation テストには別の新しいボードを使用し、先ほど送信したプロジェクトとまったく同じプロジェクトを使用しました。内蔵の Pemicro OpenSDA インターフェースを介して S32DS でプロジェクトをロードし、プロジェクトを実行し、ボードの電源を 2 回入れ直したところ、HSE GPR のビットが設定され、FW がインストールされていることがわかりました。 HSE FW をインストールしたら、Pemicro 設定でフラッシュ アルゴリズムを変更する必要があります。 lukaszadrapa_0-1709113020433.png これは、HSE 機能フラグが有効になっている場合、または AB スワップ FW がインストールされている場合、フラッシュの一部が HSE 用に割り当てられるためです。Pemicro にこのことを知らせる必要があります。 Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカス 共有いただいたファームウェア プロジェクトと同じものを使用して別のボードで試してみましたが、結果は以前と同じでした。HSE GPR レジスタの最後のビットが設定されていません。 PE Micro デバッガーを試して、問題の根本原因を見つけてみてください。 ここには Lauterbach デバッガーはありません。 思い出の写真を別の掲示板で共有しています。 vikmonti7804_0-1709101778843.png vikmonti7804_1-1709101788067.png vikmonti7804_2-1709101802879.png Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカス。 デバッガー PE micro を持っていません。この trace32 パワービューは PE micro で動作しますか? PE micro と s32DS を使用したデバッガーで MU 経由でサービスをトリガーするにはどうすればよいですか? サンプル コードはありますか? S32DSでコントローラを消去するにはどうすればいいですか?サンプルコードはありますか?それともAPI FLASH_EraseBlock(dst); を使うべきでしょうか? Re: HSE firmware installation これは新しい機能ですが、RTD や HSE DEMO の例にはそのための API が見つかりませんでした。SO、最小限のオプションを使用し、デバッガーで MU を介してサービスをトリガーしました。API マニュアルからのサービスの説明は次のとおりです。 c:\NXP\HSE_FW_S32K312_0_2_40_0\docs\S32K312_HSE_サービス_API_リファレンス_マニュアル.pdf lukaszadrapa_0-1709023598929.png lukaszadrapa_1-1709023606522.png SO、サービス ID は 0x57 であり、パラメーターは必要ありません。 RAMのどこかに0x57を書き込み、このRAMワードのアドレスをメッセージユニットMU_0、レジスタTR[1]に書き込みます。それだけです。するとRR[1]に応答が表示されます。HSE FW がインストールされている場合は、値 0x55A5AA33 の HSE_SRV_RSP_OK が返されます。 デバッガーでの表示は次のようになります。 lukaszadrapa_2-1709023848154.png Re: HSE firmware installation FLASH_EraseBlock((uint32_t*)HSE_SRV_ID_ERASE_FW); を使用しようとしていますが、ハード フォールトが発生します。 メモリを消去する手順を説明していただけますか。 この消去を適用する前に、リンカー ファイルで hse fw ファイルのインポートをコメント化する必要がありますか? どのように行われるのか説明してください。 Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカス。 HSE_SRV_ID_ERASE_FW を使用してコントローラを消去するために使用した API はどれですか? API を提供してください。 Re: HSE firmware installation プロジェクト全体を添付します。 Re: HSE firmware installation 私があなたと共有したプロジェクトを使用しましたか? あなたのメインプログラムを教えてください。 Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカス。 メインプログラムを共有していただけますか。 私が持っているボードは 1 枚だけで、それは新しいものです。 Re: HSE firmware installation 今新しいボードを手に入れました。私のテストの結果は次のとおりです。 lukaszadrapa_0-1708948550506.png あなたのプロジェクトを使用してファームウェアを正常にインストールできました。HSE 機能フラグのチェックのコメントを解除しました。私が変更したのはこれだけです。 その後、サービス HSE_SRV_ID_ERASE_FW を使用してファームウェアを正常に消去できました。 なぜあなたの側でそれが機能しないのかはまだわかりません。もっとボードはありますか?それらはすべて同じ動作を示していますか? よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカス これについて何か更新はありますか? Re: HSE firmware installation 機能フラグの条件付きでファームウェアを試しましたが、やはり hse gpr レジスタは更新されません。 vikmonti7804_0-1708676777819.png Re: HSE firmware installation 私の側の小さな問題 - 両方のボードにファームウェア 2.6.0 がすでにインストールされており、CAN消去できないことがわかりました (この機能はバージョン 2.40.0 で追加されました)。月曜日に新しいボードを入手してテストします。 とにかくプロジェクトをチェックしましたが、何も問題は見つかりませんでした。各リセット後に HSE 機能フラグを無条件にプログラムすることはしません。 月曜日にテストの結果をお知らせします。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE firmware installation デバッグして、hse gpr レジスタ ビットが設定されず、sbaf によってインストールが完了しない理由を確認してください。 Re: HSE firmware installation プロジェクトを見つけてください。 Re: HSE firmware installation こんにちは@vikmonti7804 そのプロジェクトを共有していただけますか?私の側でテストしてみます。 ありがとうございます ルーカス Re: HSE firmware installation こんにちは、 添付の画像をご確認ください。AB_Swap のヘッダーもメモリ内にあるSO、ファームウェアがメモリにフラッシュされていることを意味します。utest 領域の値は AABBCCDDDDCCBBAA であり、utest が有効になっていることを意味します。HSE GPR レジスタ ビット 0 が設定されていません。理由がわかりません。リセット後、SBAF が HSE ファームウェアをセキュア メモリ領域にインストールしていないことを意味します。 緊急に助けていただければ幸いです。 vikmonti7804_0-1708596640252.png Re: HSE firmware installation こんにちは、 私は s32k344 用に提供されたサンプル コードに従っているだけなので、s32k312 用に同じプロジェクトを作成し、リンカー ファイルからバイナリをインポートしました。メモリ ウィンドウの 0x1B000000 の場所に 0xAABBCCDD が表示されますが、何が問題なのでしょうか。すべては s32k344 のサンプル コードと同じですが、リンカー ファイル内のメモリの場所のみを変更しました。緊急に助けていただけますか。または、デバッグのために短い通話でオンラインで接続できますか。 リンカーファイルとプログラムのスニペットを見つけてください。 vikmonti7804_0-1708531086237.png vikmonti7804_1-1708531115954.png vikmonti7804_2-1708531147534.png Re: HSE firmware installation HSE GPR はペリフェラルで定義されていないと思うので、メモリを直接確認する必要があります。0x4039C028 に 0xC1010000 が表示されている場合、HSE FW は明らかにインストールされていません。 0x1B000000 の HSE 機能フラッシュはプログラムされていますか? そしてもう 1 つ、ファームウェアをインストールするために「IVT なし」方法を使用する場合、フラッシュ内に有効な IVT が存在しない可能性があることを覚えています。そうでなければ動作しません。pink/bin ファイルを何らかのプロジェクトと一緒にロードした場合は、IVT を削除する必要があります。または、「IVT 付き」方法を使用する必要があります。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE firmware installation こんにちは、ルーカスさん S32DS のどのペリフェラルウィンドウにもこのレジスタが表示されません。どこで確認できるか正確に教えていただけますか。 0x4039C028 アドレスに値 0xC1010000 が表示されます。 Re: HSE firmware installation こんにちは、 実は、s32k312 用のプロジェクトを作成したのですが、デバッグモードで実行すると、メインに移動せずにデフォルト ハンドラーに直接ジャンプします。この問題の原因についてご助力いただけますでしょうか。 バイナリはフラッシュ内に配置されているようですが、メインに入らないため utest は有効になっていません。 親切に助けてください。 Re: HSE firmware installation HSE GPR ステータス レジスタのビット 0 は 0x4039C028 で CAN 確認できます。'1' の場合は、「HSE FW が存在し、SBAF によって HSE ファームウェアがブートされている」ことを意味します。 これは、HSE_B ファームウェア リファレンス・マニュアル rev 2.2 に記載されています。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE firmware installation こんにちは、 HSE ファームウェアを正常にインストールできた場合、このファームウェアがセキュア メモリに正しく、またはメモリに正常にインストールされていることを確認する方法を教えてください。 メモリを確認する方法を教えてください。 ありがとうございます。 Re: HSE firmware installation ファームウェアはバイナリ ファイルとして暗号化された形式で提供されます。はい、HSE FW インストール パッケージには、バイナリ (ピンク) ファイルと対応する API ヘッダーのみが含まれています。 Lauterbach ユーザー向けには、ファームウェアのインストールと HSE 機能の検証に役立つ HSE DEMOAPP もあります。 lukaszadrapa_0-1708065109693.png ただし、デモは Lauterbach デバッガーでのみ動作することに注意してください。Pemicroでは動作しません。 前述のアプリケーションノートまたは HSE FW RM に記載されているように、ファームウェアは IVT の有無にかかわらずインストールできます。 IVT を使用しないインストールは簡単ですが、Pemicro デバッガーではCASEではない、生のバイナリ ファイルをフラッシュにロードできるツールが必要です。このCASE、「IVT 付き」方法はより便利です。 各派生製品に対して S32K344_HSE_FW_INSTALL は提供されません。これは、どのように実行できるかを示す単なる例であり、独自のソリューションを作成するのはユーザー次第です (お客様ごとに要件と制作ツール/機能が異なります)。 何をするか: S32 Design Studio で S32K312 用の新しいアプリケーション プロジェクトを直接作成できます。次に、S32K344_HSE_FW_INSTALL からソース ファイルをコピーし、boot_header.c の HseFwHeader_StartAddress を更新します。次に、リンカー ファイルを変更します。S32K344_HSE_FW_INSTALL のリンカー ファイルをテンプレートとして使用します。先ほど提案したように readme.md ファイルを読むと、bin/pink ファイルへのリンクがあるはずです。SO、プロジェクトにリンクされています。 次に、コードは、アドレス 0x1B000000 に 0xFFFFFFFFFFFFFF 以外の値をプログラムすることによってのみ、HSE 機能フラグを有効にします。その後、インストールのすべての条件が満たされます - HSE 機能フラグが有効になり、IVT がフラッシュ内の有効なピンク色のイメージを指します。SO SBAF は次のリセット後にファームウェアをインストールします。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE firmware installation こんにちは、 s32k312 のファームウェアは、インターフェースやホストなどのファイルのみであり、s32k344 hse デモの例のように、HSE ファームウェア バイナリをコントローラにフラッシュできる完全なプロジェクトではありません。 NXPが.binしか提供していないため、HSEファームウェアバイナリをコントローラにフラッシュする際に問題が発生しています。ファイル、PEマイクロと評価ボードの内蔵デバッガーを使用しましたが、.elfと.hexしかサポートできません。ファイル。.bin をコントローラにフラッシュするのを手伝ってください。 Re: HSE firmware installation こんにちは、 S32K312 の HSE ファームウェア パッケージには、プロジェクトの作成に必要な bin ファイルといくつかのインターフェース ファイルおよびホスト ファイルのみが含まれています。これは、s32k344 の HSE デモ例のような完全なプロジェクトではありません。 また、評価ボード デバッガーと PE マイクロ デバッガーは .elf および hex ファイルのみをサポートしているため、HSE ファームウェアのこのバイナリをフラッシュする際にも問題が発生します。バイナリを評価ボードにフラッシュするのを手伝ってください。 Re: HSE firmware installation こんにちは@vikmonti7804 HSE FW は、S32K3 標準ソフトウェア パッケージに含まれています。 https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-STDSW-D 「オートモーティブ SW - S32K3 - HSE ファームウェア」を開くと、S32K312 のバージョンを含む利用可能なすべてのバージョンが表示されます。 前述の例 S32K344_HSE_FW_INSTALL は、ファームウェアのインストール方法のオプションを示しています。説明を読むことをお勧めします: c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\デバイス構成\S32K344_HSE_FW_INSTALL\Readme.md ファームウェアのインストール方法を説明したドキュメント AN744810「S32K3xx の HSE FW インストール」も提供しています。これは、セキュア ファイル セクションのドキュメントに記載されています。 https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/s32-automotive-platform/s32k-auto-general-purpose-mcus/s32k3-microcontrollers-for-automotive-general-purpose:S32K3 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE firmware installation #こんにちは@lukaszadrapa 、 どうか私たちを助けてください。私たちはあなたの助けを必要としています。HSE ファームウェアは正常にフラッシュされましたが、フラッシュ後にファームウェアが起動しません。 システムは毎回同じポイントで停止し、実行を継続しません。 Sanjana_k_1-1764857212653.png なぜこのようなことが起こるのか分かりません。 いくつか疑問があります。 ファームウェアをフラッシュする前に、キーカタログの例などの他のプロジェクトや前提条件となる構成を実行する必要がありますか? 以前は、 HSEファームウェアバージョン2.1をフラッシュしていましたが、現在はファームウェアをバージョン2.55に変更しました。 このバージョンの変更が問題の原因でしょうか? 読み取っている SBUF バージョンは 0x00500000 です。 これはファームウェア バージョン 2.55 で予想されるものですか? 新しいファームウェア バージョンに更新するときに、 HSE_FW_INSTALL アプリケーション コードに特定の変更を加える必要がありますか? ファームウェアと一緒に API が提供されており、それを使用する必要がある場合はどうすればよいですか? ファームウェアが起動しない原因を教えてください。 よろしくお願い申し上げます。 Re: HSE firmware installation こんにちは@lukaszadrapa ファームウェアコード自体が動かなくなってしまいました。なぜこのようなことが起こるのか分かりません。助けてください。 Sanjana_k_0-1764856626000.png ファームウェアのフラッシュを実行して検証しましたが、ファームウェアが起動しない理由がわかりません。助けてください。 ありがとう Re: HSE firmware installation #こんにちは@vikmonti7804さん、プログラムが下記で停止するという上記の問題の解決策は見つかりましたか?助けてください   Sanjana_k_0-1764857943379.png もしそうなら、どうか助けてください。私たちはいろいろ試していますが、まだ何をすればいいのかわかりません。 ありがとう Re: HSE firmware installation # こんにちは@sandor_b この問題に関して何か最新情報を受け取りましたか? 私たちも同じ問題に直面しています。プログラムがその行で停止してしまいます。 解決策が見つかった場合は、共有していただけますか?それは本当に
View full article
无法使用 jlink 连接 S32K3 芯片,芯片 RESET 引脚不断重置。 您好, 我在调试 S32K342 芯片的时钟时遇到了一个问题。在调试阶段,J-Link 突然断开,之后,J-Link 无法连接到芯片。我注意到芯片的 RESET 引脚一直在 RESET。我该怎么办? 此致, shangyuansun Re: The S32K3 chip cannot be connected using jlink, and the chip reset pin keeps resetting. 你好@ Shangyuansun 能否请您提供有关最后一次在 MCU 上闪存的应用程序的详细信息? 另外,你能用示波器检查RESET信号吗?请直接测量 RESET 引脚并分享您观察到的波形的图像。 此外,我建议尝试一种适用于我和其他遇到类似行为的客户的方法:要刷新 MCU,请将 RESET 线保持在低位,同时尝试用一个简单的示例(例如闪烁应用程序)刷新 MCU。最初可能会失败,提示您重试。发生这种情况时,让 RESET 线变高,然后尝试再次刷新程序。 请注意:这些步骤仅在评估板 (EVB) 上进行了测试,因此自定义硬件的结果可能会有所不同。 如果尝试这些步骤后问题仍然存在,请告诉我。 BR、VaneB
View full article
FlexSPI 信号 SCKB 和 SCKA 你好 摘自应用笔记 AN12564: "一般情况下,用户可将闪存 A1 和闪存 A2 连接到 FlexSPI 的端口 A,以实现 RWW 功能。或者,将闪存 A1 和闪存 B1 分别连接到端口 A 和端口 B。闪存 A1 用于代码存储和运行,另一个闪存用于数据存储。如果连接到同一个端口,则必须使用相同的闪存设备并保持相同的闪存时间。连接的好处是,这两个端口可以通过 DLLACR 或 DLLBCR 寄存器为两个闪存设备设置不同的时间。" 我的板使用 FLEXSPIA(Porta1 代码存储和运行)和 FLEXSPIB(PortB1 数据存储),如上所述(AN12564.pdf 中的图 1)). 是否可以使用不同速度的时钟(SCKA = 133MHz,SCKB = 4MHz)? DLLACR 和 DLLBCR 控制的是时间而不是时钟,不是吗? Re: FlexSPI signals SCKB and SCKA 你好@Maurizio2、 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 关于您的问题,我认为 DLLACR 和 DLLBCR 寄存器为闪存 A 和闪存 B 采样时钟 DLL 提供了配置字段。 mayliu1_0-1754552797887.png mayliu1_1-1754552832220.png 有关时钟频率的详细信息,请参阅 SDK 演示。 mayliu1_2-1754552907626.png 顺祝商祺! MayLiu
View full article
Android 15 中 MCLK_SAI3 引脚未产生时钟信号 您好, 我正在尝试在运行 Android 15 的自定义 i.MX8MP 板上启用 SGTL5000 音频芯片。为使 SGTL5000 正常工作,MCLK 信号需要保持在"始终接通的" 状态。当我重启板时,我可以看到时钟信号生成了大约 5 秒钟,但之后它变低了。我将在下面分享设备树节点和调试结果。 编解码器:SGTl5000@A { 兼容 ="FSL,SGTL5000" ; reg =<0x0a> ; clocks =<& audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI3_MCLK1> ; 时钟名 ="mclk" ; pinctrl-names ="默认" ; }; &sai3 { pinctrl-names ="默认" ; pinctrl-0 =<& pinctrl_sai3> ; assigned-clocks =<& clk IMX8MP_CLK_SAI3> ; assigned-clock-parents =<& clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT> ; 分配的时钟频率 =<12288000> ; clocks =<& audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI3_IPG>,<& clk IMX8MP_CLK_DUMMY> 、 <&audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI3_MCLK1>,<& clk IMX8MP_CLK_DUMMY> 、 <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY> ; clock-names = "总线", "mclk0", "mclk1", "mclk2", "mclk3"; FSL、SAI-MCLK 方向输出; fsl、sai-mclk-always-on; status ="okay" ; }; pinctrl_sai3: sai3grp { fsl,pins =< MX8MP_IOMUXC_SAI3_TXFS__AUDIOMIX_SAI3_TX_SYNC 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_TXC__AUDIOMIX_SAI3_TX_BCLK 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_RXD__AUDIOMIX_SAI3_RX_DATA00 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_TXD__AUDIOMIX_SAI3_TX_DATA00 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_MCLK__AUDIOMIX_SAI3_MCLK 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_RXFS__GPIO4_IO28 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_RXC__GPIO4_IO29 0xd6 >; }; Android i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux PMIC Re: Clock signal not generating in MCLK_SAI3 Pin in Android 15 你好 默认情况下,SAI MCLK 在调用 SAI 驱动程序后处于激活状态,并在回调结束后停止激活。 例如,当播放开始时,MCLK 处于激活状态;当播放停止时,MLCK 停止激活。 在这位客户的案例中,我们需要在系统启动时启用 MCLK。 解决方案: 我们可以在 sai 探针阶段启用 sai MCLK,在 fsl_sai.c 中添加以下内容-> fsl_sai_probe: clk_prepare_enable(sai->bus_clk); clk_prepare_enable(sai->mclk_clk[1]); regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_MCTL, FSL_SAI_MCTL_MCLK_EN, FSL_SAI_MCTL_MCLK_EN); regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_TCSR(8), FSL_SAI_CSR_TERE, FSL_SAI_CSR_TERE); 这样 SAI MCLK 就能在系统启动时处于激活状态。 但是,在 SAI 驱动程序回调结束(如 aplay 结束)后,MCLK 将再次停止激活。原因是在 sai 触发信号停止时,发射器被禁用。要保持 MCLK 始终处于开启状态,需要使发射器始终处于开启状态。更具体地说,不要在触发信号停止时清除 FSL_SAI_CSR_TERE。 顺祝商祺!
View full article