Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
S32K344 icu 溢出 ICU 这个采矿循环溢出功能,是否有一个例程,是否需要在初始化时启用什么?我添加了这个函数,但没有输入溢出时的回调函数。溢出模式是由另一个引脚提供的持续高电平,该引脚通过跳线与 icu 的检测引脚相连。   Re: S32K344 icu overflow 看来你忘记启用在 Emios_Mcl_Ip 中选择的 Emios 主总线 频道的中断功能了。 Re: S32K344 icu overflow 你好@Neo1096 很抱歉造成您的误解,谢谢您澄清了您的需求。 如果我的理解正确,你想测量高脉冲或低脉冲的时间,因此你可以将 ICU 模式配置为 " 信号测量 " 并将 " icuSignalMeasurementProperty " 设置为 " ICU HIGH TIME " 或 " ICU LOW TIME ",如下图所示: RomanVR_2-1735320858785.png 如果对您有帮助,请告诉我。 - RomanVR. Re: S32K344 icu overflow 我需要知道脉冲周期时间,而不是边缘变化触发的时间。如何知道边缘检测的脉冲周期有多长? 我需要在测量周期的模式下运行,并需要知道在测量一个完整周期时计数器溢出多少次,而不是防止溢出。 是 S32K312 没有这项通用功能,还是 S32 系列芯片不支持这项功能?如果没有,请告诉我,而不是以某种奇怪的方式实现我需要的功能,谢谢。 Re: S32K344 icu overflow 你好@Neo1096 要测量编码器的周期,可以将 ICU 模式设置为 "边缘检测",以便检测编码器信号的任何边缘,而不必担心定时器是否出现溢出,因为该功能允许在检测到边缘时配置通知,调用用户函数进行必要的处理。 您可以使用热电阻上提供的示例"Emios_Icu_Ip_BlinkLed_S32K344" 测试该功能,看看是否与您的应用相匹配。 如果您有更多疑问,请告诉我。 - RomanVR. Re: S32K344 icu overflow 现在我想测量增量编码器的周期,因为在低速下,检查编码器脉冲的数量不适用,所以我想计算这个周期值 但这个周期值似乎最大只能取 16 位,周期稍长就只能用溢出方式计算周期了吗?如果是溢出,而不能使用 lcuOverflowNotification,该怎么办? 还是有计算编码器脉冲周期的例程或方法?以脉冲周期时间较长的情况为例。 AN13767 本文档还仅提供在需要低速计算周期时计算脉冲数量的方法? 谢谢! Re: S32K344 icu overflow 你好@Neo1096 从所附图片可以推断,您使用的 ICU 模式设置为"信号测量" 。但是,在此模式下启用 " ICUoverflowNotification " 时,只有在测量完成后才会触发信号通知。由于您正在引入连续的高电平信号,因此此通知不会触发信号,因为您的 ICU 配置为在上升沿进行测量。 有关 ICU 驱动程序和 Icu 溢出通知使用的更多详情,请参阅《ICU 用户手册》第 4.99 节(参数 IcuOverflowNotificationApi)。您可以在计算机上的以下位置找到该手册: C:\NXP\S32DS.3.5\S32DS\software\PlatformSDK_S32K3\RTD\Icu_TS_T40D34M50I0R0\doc 如果您有更多疑问,请告诉我。 - RomanVR.
記事全体を表示
使用 LIN-LIN 网关,如何转发诊断帧或进入睡眠帧? 我设计了一个使用 S32K144 的 LIN-LIN 网关(对于 ARM 2.2 的 IDE 是 S32DS),LIN1 作为从站运行,LIN2 作为主服务器。LIN1 接收到的一些帧应该通过 LIN2 转发给从站,但我发现当接收到 Go-to-sleep 帧时,LIN2 无法将其发送给从站,有什么建议吗? Re: Using a LIN-LIN gateway, How to forward diagnostic frame or go-to-sleep frame? 您好, 当 LIN1 收到进入休眠状态的帧时,您的网关固件应检测到该帧(按 ID 和内容)。然后,手动触发 LIN2 使用其主计划或通过 API 调用(例如 lin_DRV_gotoSleepMode ())发送进入睡眠的帧。 如果 LIN2 使用计划表,则添加一个条件条目,当标志设置时发送一个休眠帧。当 LIN1 收到睡眠帧时,在网关逻辑中设置此标志。 除非总线处于空闲状态或处于特定状态,否则 LIN 堆栈可能不允许动态发送进入休眠状态的帧。确保 - LIN2 不忙或处于错误状态。 - 您不是要在正在进行的计划中发送帧。 BR, Petr
記事全体を表示
iMX8MP で SAI MCLK を有効にするにはどうすればいいですか? たとえば `SAI2_MCLK` ピンにクロックを出力するには何が必要ですか? iMX8MM では、iomux が設定される直後にクロックが開始されます。例えばベアボックスブートローダーでは、信号が次のように表示されます。 mw 0x303301c8 0 しかしiMX8MPでは信号は静止したままです mw 0x303a00d8 32 ## power up audio block mw 0x303301b4 0 ## ALT0_AUDIOMIX_SAI2_MCLK プルアップ/プルダウン設定を変更することで切り替えるCAN mw 0x30330414 0x140 ## signal becomes high mw 0x30330414 0x100 ## signal becomes low クロックが有効になっており、audio_blk_ctrl コントローラに電源オン設定があり、SAI MCTL で MOE が有効になっています。 😕 md 0x30384650 30384650: 00000003 00000003 00000003 00000003 ................ :/ md 0x30e20000+8 30e20000: ff777777 0000003f www.?... :/ md 0x30e20300+0x20 30e20300: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 30e20310: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ :/ md 0x30c20100 30c20100: 80000000 00000000 xxxxxxxx xxxxxxxx ................ MCLK 信号を出力するために他に何を設定する必要がありますか?i2c 通信に MCLK を必要とする SGTL5000 を使用するために必要です。 i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ マルチメディア Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? SAI3_MCLK でクロック出力を有効にすることもできません。私CASE、Linux をインストールする前に、最初のボード ハードウェア テストのためにクロックが必要です。私の状況では、たとえばアドレス 0x30E20000 の AUDIO_BLK_CTRL ブロックにアクセスすると、「同期中止」例外が発生します。 誰か私にヒントをくれませんか?コアクロックが欠落しているか、または他に何が例外の原因となっているのでしょうか? Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? こんにちは: sgtl5000は正常に動作しますか?CANデバイスツリー構成を提供できますか?現在、パッチに従いましたが、まだ mclk 出力がありません。 Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? こんにちは@ensc 問題は解決しましたか? Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? ありがとう。このパッチを追加してみます Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? クロックを生成するには、`FSL_SAI_MCTL_MCLK_EN` + `FSL_SAI_CSR_TERE` を有効にする必要があります。 私は、SAI をクロック プロバイダーにして、必要に応じて sgtl5000 で MCLK を有効にすることでこの問題を解決しました。 - https://git.data-modul.com/i.mx8mm-std-mirror/components/kernel/-/commit/6dc48366bd8ce5778183ac0d5ed967e346334246 - https://git.data-modul.com/i.mx8mm-std-mirror/components/kernel/-/commit/9521345a094391fcab628aedcf7f6ace58f49bd0 - https://git.data-modul.com/i.mx8mm-std-mirror/components/kernel/-/commit/dae9f931fb1472a410383cd257048b2b9cf049b3 - https://git.data-modul.com/i.mx8mm-std-mirror/components/kernel/-/commit/49e16c26682b54bff23ffce4ec4446c88a3d3a70 - https://git.data-modul.com/i.mx8mm-std-mirror/meta-dmo-imx8/-/blob/ac485fc6d075520aa0f27c6a54865a2b0664b30f/recipes-bsp/devicetree/dtree/imx8mp-dmo-sbc__base.dtsi#L877 非常に際どいですが、今のところは動作します。FUTUREのハードウェアはおそらくSGTL5000に取って代わるだろう Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? この問題の解決策はCANますか?私も同じ状況です。通常のクロック (MCLK - SAI3) が生成されるため、sgtl5000 は imx8mm ボード上では正常に動作しますが、imx8mp ボードではクロックが動作せず、結果として i2c デバイスが存在しません。 Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? こんにちは@ensc 、 追加の詳細を電子メールで送信しました。 よろしくお願いします。 よろしくお願いします、 ドゥルヴィット。 Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? SAI を動作させるために、まず何かを再生/録音してみていただけますか? 問題は、SAI_MCLK が見つからないため SGTL5000 を初期化できず、何も再生または録音CANないことです。 同様のハードウェア上の iMX8MM では、iomux を設定するだけでこのクロックを簡単に生成できました。これは iMX8MP ではもう機能しません。 SAI_MCLK を生成するには何をすればよいですか? 例えば、デフォルトのi.MX8MP evkでwm8960を再生に使うと wm8960 についてはよく分かりませんが、おそらくその I2C はグローバル mclk なしで動作します。 Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? こんにちは@ensc 、 SAI を動作させるために、まず何かを再生/録音してみていただけますか? 例えば、デフォルトのi.MX8MP evkでは、再生にwm8960を使用するとSAI3が使用され、次のようにレジスタを読み取ることができます。 ot@imx8mpevk:~# /unit_tests/memtool 30e20000 1 E Reading 0x1 count starting at address 0x30E20000 0x30E20000: 04000300 よろしくお願いします、 ドゥルヴィット。 Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? MCLK が動作するのに I2C に依存することはないと思います。 MCLKが必要です。表7「動的電気特性」の注1を参照してください。 SGTL5000 には、すべての電源レールが起動してから 8 SYS_MCLK サイクル後にデアサートされる内部リセットがあります。この時間が経過すると、CANを開始できます。 図4「パワーアップタイミング」 ensc_1-1660829353535.png しかし、この質問は iMX8MP に関するものであり、そこで SAI MCLK を生成する方法を知りたいのです。 Re: How to enable SAI MCLK on iMX8MP? こんにちは@ensc 、 MCLK が動作するのに I2C に依存することはないと思います。 ピン/GPIO または SGTL5000 に関連して何か不足している点があるかどうか、貴社で確認していただけますか? よろしくお願いします、 ドゥルヴィット。
記事全体を表示
由于缺少许可证,无法安装 APU 编译器 你好,AP 软件专家、 福特客户正在安装用于 QNX 的 S32V234 VSDK 1.5.5,但他们无法安装 APU Compiler v1.0 b657,因此他们询问如何才能获得许可证。 此致 于 优先级:中等 Re: Could not install APU Compiler due to missing license @jiri_kral、 明白了,感谢您的帮助,我将关闭该票! 于 Re: Could not install APU Compiler due to missing license 您好, 兰迪的激活密钥是5B4B-73EC-F2E2-81B0 Re: Could not install APU Compiler due to missing license @jiri_kral 谢谢您的帮助!我的 APU 编译器许可证现在运行良好,但 Randy([email protected])看不到他的驾照。他如何访问 APU 编译器的下载链接? 于 Re: Could not install APU Compiler due to missing license 你好、 这两个许可证的有效期均已延长。 Re: Could not install APU Compiler due to missing license @jiri_kral、 您是否愿意为"[email protected]"颁发许可证? 并将我的"[email protected]"? 于 Re: Could not install APU Compiler due to missing license @jiri_kral 我已将用户名通过电子邮件发送给您。谢谢您的帮助! 于 Re: Could not install APU Compiler due to missing license 你好、 客户的 NXP ID 是什么?通常是电子邮件地址。
記事全体を表示
External physical buttons There are several external physical keys, can the corresponding key events be added inside the gui-guider? Re: 外部实体按键 Hello! May I ask how you solved it? Do you have a tutorial? Re: 外部实体按键 I've done it with reference to the online tutorial, thanks Re: 外部实体按键 Hi @Cui5222 Which chip do you use? BR Harry. Re: 外部实体按键 Is there a tutorial or reference? Re: 外部实体按键 Hi @Cui5222 Yes, GUI Guider does support linking external hardware buttons to the GUI, but this usually requires you to design the interface logic in GUI Guider and then manually add the logic for handling external buttons in the generated code. BR Harry.
記事全体を表示
S32M27x EWM Hi,NXP专家,我在S32M27x RM手册中无法找到External WatchDog Monitor相关描述,想麻烦帮忙提供下,谢谢 Chenxu1_0-1752569079797.png Re: S32M27x EWM Hi@Chenxu1 Sorry to keep you waiting, no confirmation from the internal team yet. 7/28/2025 Re: S32M27x EWM Hi@Chenxu1 Sorry to keep you waiting, no confirmation from the internal team yet. Re: S32M27x EWM Hi@Chenxu1 I need to confirm if this is a documentation error. As far as I know the S32K3 doesn't have an EWM module similar to the S32K14X, so the S32M27X shouldn't have one either.
記事全体を表示
MIPI-CSI-2 とベイヤーパターンカメラ (RAW10) を使用した i.MX93 こんにちは、 カスタムの i.MX93 ベースのボードを持っています。提供されている CSI-2 インターフェースを使用して、ベイヤーパターン カメラ (IMX327) で RAW10 データを転送したいと考えています。 デバイスツリーの設定とプレスリリース、製品ニュース-ctlの設定はSO far正しいのですが、パイプラインを開始するとdwc-mipi-csi2からIRQストームが発生し、「 IPIインターフェース致命的イベント情報」カウンタが増加します。INT_ST_IPI_FATALレジスタの値は0x2aで、IPI FIFOオーバーフローを示しています。IPIがIRQを1つも持っていないため、ISIにデータをプッシュしていないのではないかと考えています。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/About-settings-to-operate-ov5640camera-on-i-MX93EVK/mp/1716885/highlight/true#M212016を参照何らかの特別な設定があるようです。これらの値をRAW10に適合させようとしましたが、CAMERA_MUX[DATA_TYPE]の値0x31(ユーザー定義16)について疑問がありました。CSI-2 データ型 RAW10 の場合、これが 0x2b ではなくユーザー定義であるのはなぜですか? IPI エラーの原因は何でしょうか?この問題をさらにデバッグするにはどうすればよいでしょうか? 感謝と敬意を表します。 アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) アップデートはありますか?Omnivision 9732でも同じ問題が発生しています Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは@brian14さん、 i.MX93 と RAW10/12 Bayer データを出力するカメラ センサでも同じ問題が発生しています。 何かアイデアや提案はありますか? よろしくお願いします。 Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは、 連絡あった?もう1ヶ月が経ちました。 ありがとう、アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは、 このトピックに関して何かニュースはありますか? ありがとう、そしてよろしく。 アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは@steinaさん、 NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 このCASEについては社内チームで検討し、できるだけ早くお問い合わせいたします。 すてきな一日を!
記事全体を表示
PTN3460 闪烁 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 首先祝大家新年快乐 我的问题是#PTN3460闪烁。 我们使用的是 Baytrail Qseven 模块,其 LVDS 输出配备了 PTN3460。我们的底板上安装了第二台 PTN3460,用于将 2 个 eDP 通道转换为额外的 LVDS 输出。在标准 TFT(4:3/16:9)上一切正常。 在驱动 1920x540 拉伸 TFT 时,图像会在水平方向随机闪烁。这种情况发生在两个 LVDS 端口和不同的 540 TFT 上。在另一个 Qseven 模块上,使用硅谷数模的 DptoLVDS 变流器,一切正常。 这是一个已知问题吗? 预先感谢您提供的任何帮助/提示! 附注:我已经在 TFT 参数范围内尝试了许多不同的时序。 Re: PTN3460 Flickering 我的 LVS 双通道、24 位、1280x1024 显示器(夏普编号 LQ190E1LX76)也遇到了同样的水平偏移问题。 水平移动是可见的、随机的,而且并不经常发生。 闪烁将出现在 BIOS 设置屏幕中。 使用 COMe 模块和 Intel Whiskey Lake 芯片组(& UHD Graphics 610)。 PTN3460 固件为 F6。 0x99 寄存器设置为 0x02。 我附上了显示器数据表和 EDID 文件。 当使用带有 PTN3460I 和固件为 F2 的 CoMe 模块的显示器时,没有出现闪烁,但只有两个 CoMe 设备,因此样本量很小。PTN3460& PTN3460I 在时间上有区别吗? 为什么 PTN3460 固件版本为 6,而 PTN3460 版本只有 2? Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 还有一个问题。以前的固件版本没有用于调整 PLL 的配置寄存器 (0x99)。以前固件版本的 PLL 设置为多少? 我们遇到了视频问题,我们怀疑答案可能就在这里。谢谢。 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,托马斯请解释一下为什么固件 PLL 值有可能导致闪烁问题? Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,托马斯、 抱歉回复晚了。您可以通过附件中的链接下载包含 EDID 数据的 epi.bin 文件,以重现闪烁现象。 https://files.congatec.net//data/public/8033dd6147ccb84f002e9316a5628489.php?lang=en 顺祝商祺! 曼努埃尔 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,曼纽尔、 十六进制或二进制文件都适合我。 顺祝商祺! 托马斯 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,托马斯、 这是一个双通道 LVDS 应用程序,我们使用的是选项 1,因此 540 被配置为 Tvd。 您希望 EDID 数据采用什么格式?二进制、十六进制还是我们具有可读值的 EDID 编辑器的屏幕截图? 顺祝商祺! 曼努埃尔 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,曼纽尔、 几个后续问题: 1.应用中使用的是一个还是两个 LVDS 通道?您是将 PTN3460 LVDS 接口的奇数和偶数都连接到 LTI370LN01-0 面板,还是只将奇数连接到 LTI370LN01-0 面板? 2.您使用的是选项 1 还是选项 2(见下图 LTI370LN01-0 规格)? 3.能否提供 LTI370LN01-0 液晶面板在应用中使用的 EDID 数据,以便我们检查 EDID 内容是否存在潜在问题? 顺祝商祺! 托马斯 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,托马斯、 我在三星 LTI370LN01-0 面板上看到了这个问题。您可以在这里找到数据表。如果您需要其他信息,请告诉我。 顺祝商祺! 曼努埃尔 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,曼纽尔、 能否提供 "1920x540 拉伸 TFT "面板规格供我们审查? 顺祝商祺! 托马斯 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,托马斯、 我正在使用相同的硬件,也能看到这个问题。 固件为 F6,我们尝试了固件 PLL 范围的几种设置:0x02、0x06 和 0x00。它不会影响闪烁的行为。 顺祝商祺! 曼努埃尔 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,托马斯、 感谢您的推荐! 目前,我还没有机会在目标硬件上运行 Windows,所以也许有基于 DOS 或 Linux 的 DPCD 工具可用? 谢谢& BR、 安迪 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,安迪、 配置寄存器 (0x99) 是否设置为 0x02? 如果不是(如果小于 0x02),则可能存在潜在的闪烁问题。 顺祝商祺! 托马斯 Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,托马斯、 感谢您的回复,很抱歉回复晚了:由于某种原因,通知信息进入了我的垃圾邮件目录...... 😞 回答您的问题 - 两部分的固件都已经是 F6。 - 另一个 Qseven 模块实现了 Analogix ANX1122I 部件 谢谢& ,祝您周末愉快! Re: PTN3460 Flickering <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,安迪、 也祝你新年快乐 你能与我们联系,告知我们你使用的是哪个 PTN3460 固件版本吗?我建议您使用 F6 版本的固件进行测试,看看是否能解决闪烁问题(请使用附件中的 PTN3460_FOA_F6.exe)。 另外,您的测试使用了硅谷数模半导体公司的哪个部件? 顺祝商祺! 托马斯
記事全体を表示
S32DS for ARM 2018R1 ライセンス こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 binli_0-1654501988529.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018.R1のライセンスの有効期限が切れました。 延長していただけますか? アクティベーションコード00B2-2243-F93D-50F1 よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?ありがとうございます qfgl_1-1761810711063.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: 0255-52A3-B9BE-AB0C よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM V2.2 のライセンスが 13 日後に期限切れになります。確認して延長を手伝っていただけますか? Arm用S32 Design Studio アクティベーションID: 97B6-8CB8-3FC0-851A 評価日数: 13 機能バージョン: 2.2 機能のステータス: 評価 (13 日間) ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license はい、うん Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 DXD_1-1760436860875.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ARM V2.2 ライセンスの有効期限が切れました。 ライセンスを延長していただけますか? アクティベーションID: DD5C-6F03-8AE4-7ECA SOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 プラットフォーム 3.4 の S32DS のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?ありがとうございます。アクティベーションコード C5A1-5B94-2A38-9034 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: おはようございます!S32dsのライセンスが期限切れです。ライセンスの延長をお願いできますか?ソフトウェアバージョンは2.2です。 YongBo1_0-1753323581378.png YongBo1_1-1753323618471.png YongBo1_2-1753323647489.png 本当にありがとうございます!あなたの助けが必要です! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとう。アクティベーションコード:349D-19F8-FFD7-7F10 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとう。アクティベーションコード592C-8B75-D563-0CAE jadezhang0808_1-1753157055690.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for ARM 2018R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長をお願いしたいです。どうもありがとうございます。 コード9DD9-3E3B-4AA1-1DE3 S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: DE17-8B75-A725-CBC3 SomeBlack_0-1747874771004.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for Power Win32 v2017 IDEs のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか?「このライセンスを返却することはできません」というヒントです。返品しようとすると、「 よろしくお願いします。 xiaocong_0-1747722624302.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?アクティベーションコード D429-1EC2-B799-7507 ありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32 Design Studio for Power Architecture ® v2.1 - Windows/Linuxのライセンス IDE の有効期限が切れました。確認と延長を手伝っていただけますか? アクティベーションコード DDD9-023A-976E-CD88 ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認と延長を手伝っていただけますか?アクティベーションコード DDD9-023A-976E-CD88 ありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。古いコードを使用して S32DS を再度アクティブ化してください。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、S32 Design Studio for ARM v2.2 ライセンスの有効期限はすでに切れています。延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 2D6B-DC21-07CF-F125 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: 私の免許証 S32DS for Arm v2.2 IDE の有効期限がもうすぐ切れます。確認して延長していただけませんか? ありがとうございます。 アクティベーションコード: BC11-7022-0D21-E460 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 4777-90EB-DAF6-AE57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 のライセンスが期限切れです。延長してもらえますか? アクティベーションコード: 6EC6-15B7-7227-97F6 ありがとうございます。 カルロ 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 屏幕截图 2025-02-18 104107.png こんにちは: S32DS for ARM V1.3 のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 問題は解決しました。ありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS ライセンスの拡張を手伝ってください。アクティベーションコード: FF84-9C7B-EFCB-6595。ありがとうございます! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのアカウントを確認しましたが、すべてのライセンスは有効でアクティブ化されています。S32DS PA では異なるアクティベーション キーを使用しましたが、問題はありません。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ソフトウェアフィードバック:(ライセンスがありません) Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長することはできますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 77FC-3B94-A7DC-54EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: FF84-9C7B-EFCB-6595 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。ARM 2018R1 用に S32DS を再インストールしました。 オフラインでアクティベートすると、activation.xml に「ライセンスを生成CANません。すでに期限が切れています」と表示されます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスが期限切れになりました。延長していただけますか? アクティベーションコード: FC1A-4C29-3203-9C08 どうもありがとうございます 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v3.5 のライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 8A8B-9E9B-F34E-2603 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の S32 Design Studio for Arm v2.2 ライセンスはすでに期限切れです。延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: D0BA-0474-25E0-F056 S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます!アクティベーションコード: 3EF3-981A-CE8D-45C3 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 3EF3-981A-CE8D-45C3 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 aiai_0-1723802490382.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: C617-86A4-65B7-F3D9 どうもありがとうございます 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 0384-6363-91F6-CB8E Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 8238-B154-F160-0911 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: 516A-3379-0522-6A9D どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: 0D34-286B-9EE6-E692 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。古いコードを使用して S32DS を再度アクティブ化してください。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスの延長、アクティブコードについて助けてください。 DC0F-DD50-F612-9743 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスの延長、アクティブコードについて助けてください。 DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: DE63-F9AF-C189-5399 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 ========================================== 商品の説明S32 Design Studio 注文番号S32DS_2018_R1_100931407 注文番号 ライセンスの総数:100 アクティベーションコード C625-7579-0C28-63DC 製品に適用されるライセンス: バージョンの説明 R1 2018 S32 Design Studio (EULA を表示) 3.1 S32 Design Studio (EULA を表示) 100個入手可能       Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Joe_0_0-1705036715844.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM v2.2 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード F1B3-2017-8F0D-17BE よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @acirillo さん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32S 2018のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @linxwhut さん、 両方のライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Detective さん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: C819-045E-F1F8-61B7 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私と同僚の S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 ライセンスの有効期限が切れてしまいました。ライセンスの延長を手伝っていただけますか?ありがとう アクティベーションコード:82DF-FC84-F43A-1EF0 アクティベーションコード:5EBA-DE62-DCF0-02A9 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、ホーガンさん。 有効期限を2027年まで延長しました。現在のコードで再度アクティブ化してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: E03E-A0CC-D45D-88C8 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 親愛なる、 S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: E03E-A0CC-D45D-88C8 どうもありがとう 。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @J_Garyさん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: E971-3802-1E3D-5BA6 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @liamtsenさん、 あなたのライセンスを2028年12月末まで延長しました。 使用するにはアクティベーションを更新してください。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちはサラさん ライセンスが延長されました。アクティベーション コードをもう一度試してください。 よろしくお願いします、 マイク 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Hanshengさん あなたのライセンスを2027年末まで延長しました。使用するにはアクティベーションを更新してください。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  -メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 ライセンスの有効期限がすでに切れています。延長にご協力いただけませんか? ありがとうございます! アクティベーションコード: B7B1-173F-51BA-13A2 よろしくお願いいたします。 サラ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @1772137309 。 あなたのライセンスを2028年末まで延長しました。 S32DS の [ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューに移動し、[更新] をクリックして、ローカル マシン上のライセンス データを更新してください。 よろしくお願いします、 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: B0A4-688C-2AD6-79EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @ScreenUserさん、 ライセンスの有効期限を 2027 年まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 6C82-9208-D1F2-C38F Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 ライセンスの有効期限を 2026 年まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS_Power_Win32_v2.1 IDEs のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスは期限切れです。ライセンスの延長について助けてください。アクティブコード:93E3-80E7-2A38-9E70 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスは期限切れです。ライセンスの延長について助けてください。アクティブコード:93E3-80E7-2A38-9E70 Re: S32DS for ARM 2018R1 license どうもありがとうございます。今はすべて正常に動作しています。改めて感謝申し上げます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、ハオさん あなたの免許を3年間延長しました。S32DS の [ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューに移動し、[更新] をクリックして、ローカル マシン上のライセンス データを更新してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Jaydenyzhu 私はこの権利を2026年まで延長しました。 新しいライセンスを受け取るにはアクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 - メフル・パテル S32DS for ARM 2018R1 license 親愛なる、 S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコードD5D0-D801-AB24-58DF よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license My S32 Design Studio for Arm 2018_R1 の有効期限が 4 日後に切れますが、延長してもらえますか?ありがとう; アクティベーションID: 799E-5E79-910F-6C57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、Gen Liさん あなたの免許を3年間延長しました。 現在のアクティベーション コードを使用して再度アクティベーションしてください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード DBA1-317C-5265-7E4F よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、Mehul_Patelさん S32DS が動作するようになりました。ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @zuqiao さん あなたのライセンスを2026年12月末まで延長しました。 アクティベーションを更新してください。 ありがとう。敬具。 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 アクティベーションコードはD876-C313-75B1-2E1B です。ありがとうございます。 LICENSE.PNG Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @cjgyf さん、 あなたの権利を2025年12月末まで延長しました。インストールを更新または再アクティブ化してください。 よろしくお願いいたします。 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @zuqiao さん ライセンスを再アクティブ化できるように、 S32DS for Arm v2018のアクティベーション コードを共有していただけますか。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  -メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license 私のライセンスも期限切れ(9DE8-C6AE-8B6B-952B)なのですが、延長していただけますか?よろしくお願いいたします! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、NXPの専門家の皆さん。 S32DS for Arm v2018 のライセンスの有効期限が切れ、ライセンスが返却されましたが、現在ライセンスが欠落していることが示されています。ライセンスの延長にご協力ください。どうぞよろしくお願いいたします。 デビッド Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、マイク 遅れてごめんなさい。どうもありがとうございます。今はすべて正常に動作しています。 敬具 フランチェスコ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのライセンスを2025年まで延長しました。同じコードで再度アクティベートしてください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は 09D2-DE37-6529-87FB よろしくお願いします。 フランチェスコ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@francesco_solitさん、 この権限のサーバー ログを確認しました。返却されたライセンスの最大数に達したことが報告されています。カウントをリセットした、SO今は動作するはずです。同僚にもう一度試してもらってください。 また、同僚が次のリンクを使用して NXP.com アカウントにログインすると、独自のライセンスを取得できることにも注意してください。 https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32-DS-ARM_v2018 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、マイク 再アクティベーションは現在私の PC では機能していますが、以前は同じライセンスが機能していた同僚の他の PC では機能しなくなりました。同僚にもライセンスを拡張することは可能ですか?それとも、新しいライセンスを取得することは可能ですか?NXP アカウントは次のとおりです。 [email protected] [email protected] よろしくお願いします。 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license 本当にありがとう、マイク。 敬具 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@francesco_solitさん、 あなたの権利を延長しました。新しい有効期限を受け取るSOライセンスを更新してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう。 S32DS for ARM 2018R1 のライセンスが期限切れになります。延長していただけますか?添付ファイルでご覧いただけます。 ありがとうございます。 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 私はこの権利を2025年まで延長しました。新しいライセンスを受け取るにはアクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は 4F70-F0A3-101C-3C96 本当にSOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ありがとう、マイク。 良い一日を! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 両方の権利は2025年まで延長されました。インストールを再アクティベートするには、アクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は B361-6887-8BBF-ED12 さらに、私の同僚のアンナ・ダレッシオにも: E735-6A42-FED4-6005 本当にSOありがとう。 アニタ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@zhanglei327さん、 あなたの権利を2025年まで延長しました。インストールをライセンス サーバーと同期するには、[ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューにある [更新] ボタンを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 私の免許証はもうすぐ期限切れになります。 zhanglei327_0-1658835568910.png zhanglei327_1-1658835608579.png Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう! 問題は解決しました! よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@valeriaalessiさん、 サーバー側からライセンスを手動で返却しました。ライセンスの返却のオファーを受け取ったら、「はい」を選択してください。場合によっては、適切にリセットされない設定があり、強制的にリセットされることがあります。この後、ライセンスを返却すれば、問題なくアクティベートできるはずです。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 同じライセンス番号で再アクティブ化を試みましたが、ライセンスは別の機能用であるというメッセージが表示され続けます。ただし、最初のエラーの後、戻り値の回数を超えたことに関する 2 番目のエラーは再び発生しません。 助けていただけますか? よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@valeriaalessiさん、 ライセンスサーバーを確認しました。返品の最大数を超えたと報告されました。返品カウントをリセットしました。これで問題は解決されるはずです。もう一度お試しください。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 以前と同じ番号でライセンスを再度アクティブ化しようとしましたが、ライセンスは別の機能用であると表示されます。その後、「戻る」をクリックすると、エラー メッセージが表示されます (添付ファイルを参照)。 助けていただけますか? よろしくお願いします。 ヴァレリア error_1.PNG error_2.PNG Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのライセンスを2025年まで延長しました。[ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューから更新するか、以前と同じアクティベーション コードを使用して再アクティベーションしてください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 S32DS for Arm 2018R1 IDEs のライセンスが期限切れになりました。延長していただけますか? 添付ファイルで、現在のライセンスの有効期限が切れていることをCAN確認できます。 よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたの権利を延長しました。インストールを更新または再アクティブ化してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license Jack527_0-1764663383029.png私も期限が切れてしまいました。延長していただけますか?ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 私の番号も延長していただけますか?ありがとうございます。私の番号(A9DC-778F-BAF6-8677)は有効期限が切れています。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license ARM V2.2 用 S32DS の公式延期を要求します。 A467-A14C-CD17-0852 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS Power V2.1 ライセンスの有効期限が切れました。 ライセンスを延長していただけますか? アクティベーションID: 1C02-6C5E-91A6-0F19 SOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM v2.2 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 _0-1770255101921.png 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。ARM バージョン v2.2 の S32 Design Studio ライセンスの有効期限が近づいています。 詳しく説明していただけますか?ありがとうございます。 私のアクティベーションコードは95F3-8275-56B8-B07Dです どうもありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license tem 説明S32 Design Studio for ARM v2018 注文番号S32-DS-ARM_v2018_169264627 您能帮我延長许可证的有效期吗?激活码EBF4-DE52-80C0-FD65 非常感谢。 Re: S32 Design Studio for ARM v2.2 license马上过期了,申请延长 注文ID / ライン # S32DS-IDE-Arm-V2-X_186201937 / 1 履行された数量 1 アクティベーションコード 2107-4B0B-EBCA-A774 製品 S32 Arm v2.2 Design Studio ホスト 647F47BFF507631C69881D8FA0244925EE42B3D7 注文日 2022年8月15日
記事全体を表示
如何高效驱动和优化 OLED 监测? 嗨,恩智浦社区、 我目前正在开发一个紧凑的嵌入式系统,该系统将小型OLED监测作为主显示屏,我想向任何使用恩智浦硬件做过类似工作的人寻求指导。 使用普通恩智浦微控制器以最小的闪烁和最佳刷新率驱动 OLED 监测 的最可靠方法是什么?我特别好奇使用 SPI 或 I²C 接口时的最佳实践。在显示时间、电压等级或启动顺序方面,是否存在已知的局限性或建议的方法? 此外,恩智浦是否提供任何可简化 OLED 屏幕初始化和绘制例程的首选库或示例代码?我已经翻阅了一些文档,但如果能提供实际的实施技巧,我将不胜感激。 最后,在能效方面,OLED 显示器在低功耗电源模式下的表现如何,以及可以使用哪些技术在不损失数据完整性的情况下管理亮度或待机行为? 预先感谢您提供的任何见解。我发现这个论坛对我帮助很大,我希望能从其他应对过类似显示挑战的人那里学到经验。 感谢您的支持以及恩智浦社区的所有资源 恩智浦社区!
記事全体を表示
PCA9539 RESET 问题取决于 I²C 连接状态 你好 我正在使用 PCA9539 I/O 扩展器,遇到了意外的 RESET 问题,这似乎取决于 I2C 连接状态。 问题如下: 我通过 I²C 通信将 PCA9539 的所有输出端口配置为高电平。 输出引脚按预期保持高电平。 但是,当我移除 SDA/SCL 探头(用于监控 I2C 总线)时,PCA9539 似乎 RESET 了——输出引脚恢复到默认状态。 在此过程中,VCC 保持稳定,持续供电,RESET 引脚通过上拉电阻器保持高电平。 MCU 没有故意发出 RESET 信号或电源重启 其他说明: 在相同的测试条件下,PCA9538 没有出现这个问题。 存在 I2C 上拉电阻。 电源稳定,可与电容解耦。 RESET 引脚在事件期间未显示异常活动。 我怀疑,断开探测器连接时出现故障或启动/停止状态不完整可能会导致 PCA9539 的内部 I2C 状态机进入故障状态,从而导致类似RESET的行为。但是,我没有找到任何文件可以确认 PCA9539 是否可以在不明确 RESET 或重新通电的情况下清除其输出寄存器。 据我所知,就 I2C I/O 扩展器而言,只要有电源供应,无论是否连接了 I2C 探头,它都应保持其配置。您能确认这种理解是否正确吗? 问题 在任何情况下,PCA9539 可以在没有 RESET 引脚断言或电源循环的情况下 RESET 其输出寄存器或 I2C 逻辑? 拆除探头期间 SDA/SCL 出现的故障是否会导致设备进入故障状态并丢失其配置的输出? 既然 PCA9539 和 PCA9538 的功能相似,为什么 PCA9539 会出现这种行为,而 PCA9538 却不会? 不管 I²C 总线连接如何,只要有电源,I2C I/O 扩展器都应保持其配置,这是否正确? 如果您对此行为有任何见解或官方文件,我们将不胜感激。 谢谢!
記事全体を表示
Ubuntu ホスト コンピューターで NDK を介して aarch64 用のクロス コンパイラ SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01 をビルドしますか? NXPサポーターの皆様 弊社はSE050を使用したデバイスを保有するOEM開発会社です。SM6225チップセットAndroid 13を使用しています。開発チームが SE050 と通信するためのネイティブ ライブラリを提供するには、SE050 ミドルウェアを構築する必要があります。以前SE050ナノパッケージをビルドして成功したのですが、フルミドルウェアバージョン04.07.01をビルドすると、私も同じことをしましたが、ネイティブ ライブラリを使用してデバイスにプッシュした例は実行できず、ミューテックス エラーが報告され、中止されました。これを構築する方法に関するドキュメントや手順書はあるでしょうか?以下の手順に従ってビルドを展開します。 cd EdgeLock_SE05x_PlugAndTrust_Middleware/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/scripts エクスポート ANDROID_NDK_ROOT=/media/tuananh/data/tuananh/Android/Sdk/ndk/28.0.12433566 エクスポート TOOLCHAIN=$ANDROID_NDK_ROOT/toolchains/llvm/prebuilt/Linux-x86_64/bin エクスポート TARGET=aarch64-linux-android エクスポートAPI=21 エクスポート CC=$TOOLCHAIN/ ${TARGET} ${API} -clang エクスポート CXX=$TOOLCHAIN/ ${TARGET} ${API} -clang++ PKG_CONFIG_PATH=/data/local/tmp/lib/pkgconfig をエクスポートします。 エクスポート CFLAGS="$CFLAGS -DDISABLE_SYSTEMD" ソース ./env_setup.sh python3 create_cmake_projects.py cd ../../simw-top_build/android_arm64 CD ../..&& cmake ../../simw-top \ -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$ANDROID_NDK_ROOT/build/cmake/android.toolchain.cmake \ -DANDROID_ABI=arm64-v8a \ -DANDROID_PLATFORM=android-$API \ -DANDROID_NDK=$ANDROID_NDK_ROOT \ -DCMAKE_SYSTEM_NAME=Android \ -DPTMW_Host=Android \ -DSSS_HAVE_HOST_ANDROID=1 \ -DSSS_HAVE_HOST_PCWINDOWS=0 \ -DSSS_HAVE_MBEDTLS=1 \ -DSSS_HAVE_RTOS=0 \ -DSSS_HAVE_APPLET=SE05X_A \ -DCMAKE_BUILD_TYPE=リリース\ -DBUILD_SHARED_LIBS=オン\ -DPLUGANDTRUST_DEBUG_LOGS=オン\ -DPLUGANDTRUST_SE05X_AUTH=なし -j$(nproc) を作成します 注: EdgeLock_SE05x_PlugAndTrust_Middleware/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top_build/android_arm64/bin のファイル bin の例 ライブラリネイティブ .soで: EdgeLock_SE05x_PlugAndTrust_Middleware/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top_build/android_arm64/hostlib/hostLib/se05x Re: Build cross compiler SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01 for aarch64 via NDK in ubuntu host computer? こんにちは@anhttさん、 いいえ、Android 13 プラットフォームで試す機会はありませんが、CASE、Yocto クロスコンパイル ツールチェーンがすでに利用可能な場合は、それをアクティブ化します。 . /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/environment-setup-armv8a-poky-linux 次に、標準の cmake 呼び出しを使用して cmake 構成を作成します (代わりに、create_cmake_projects.py によってクロスコンパイル設定もいくつか作成されます)。 extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204$ cd simw-top_build/ extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build$ mkdir cc_se05x extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build$ cd cc_se05x/ extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build/cc_se05x$ extnb012@grkextnb012:~/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build/cc_se05x$ cmake -DPTMW_Applet=SE050_E -DPTMW_HostCrypto=OPENSSL -DPTMW_Host=iMXLinux -DPTMW_SMCOM=T1oI2C -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug ../../simw-top -- Toolchain file defaulted to '/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/cmake/OEToolchainConfig.cmake' -- The C compiler identification is GNU 12.2.0 -- The CXX compiler identification is GNU 12.2.0 -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Check for working C compiler: /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aarch64-poky-linux-gcc - skipped -- Detecting C compile features -- Detecting C compile features - done -- Detecting CXX compiler ABI info -- Detecting CXX compiler ABI info - done -- Check for working CXX compiler: /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aarch64-poky-linux-g++ - skipped -- Detecting CXX compile features -- Detecting CXX compile features - done -- BUILD_TYPE: Debug -- Found OpenSSL: /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/libcrypto.so (found version "3.0.7") -- Found: /opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/libssl.so/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/armv8a-poky-linux/usr/lib/libcrypto.so -- CMAKE_CXX_COMPILER_ID = GNU -- CMAKE_SYSTEM_NAME = Linux -- Found Git: /usr/bin/git (found version "2.25.1") -- Could not detect git directories. Using STUB Values for GIT Version -- CMake version: 3.24.0 -- CMake system name: Linux -- Timestamp is 2023-12-15T23:15:41Z accessManager is not copied to default binary directory upon install -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Success -- Found Threads: TRUE -- Configuring done -- Generating done -- Build files have been written to: /home/extnb012/se_mw/preview/se05x_mw_v04.05.00_20231204/simw-top_build/cc_se05x その後、通常の cmake ビルド実行により、クロスコンパイルされたバイナリが作成されます。 同様の環境かどうかは分かりませんが、参考までに。 お役に立てれば幸いです。 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 ---------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
S32K3+RTD400+SPD 1.0.4リンクファイル SPD104 の使用時にリンク ファイルに関するいくつかの問題が発生しました。現在、iar バージョン 9.50.2 を使用しています。S32DS から iar に変換するときに生成される icf ファイルには、SPD 関連のコンテンツが含まれません。SPD104 マニュアルの eMcem_MemMap に関するセクションを参照します。いくつかのセグメント割り当てが icf ファイルに追加されましたが、依然としていくつかの問題が発生しました。 最も頻繁に発生するエラーは次のとおりです エラー[Lp005]: 配置にコンテンツを含むセクションが混在しています(例:eMcem.oのrwデータセクション.s32_saf_bssシンボル: [eMcem_DriverState]") [ROM への配置に適しています] およびコンテンツのないセクション (例: "zi section .bss in abs.o シンボル: [abs_output]") [RAM への配置に適しています] コードから、例えば、eMcem_MemMap.hには次のコードがあります。 #ifdef EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED / * * * @file eMcem_MemMap.h * @ref eMcem_MemMap_h_REF_1 に違反します */ #undef EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED / * * * @file eMcem_MemMap.h * @ref eMcem_MemMap_h_REF_1 に違反します */ #未定義 MEMMAP_ERROR #pragma ghs セクション bss=".s32_saf_bss" #endif マニュアルの理解によれば、ここの.s32_saf_bssセグメントはRAMに配置されるセグメントであるはずだが、eMcem.cでは、次のコードがあります #定義 EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED /* @ref eMcem_c_REF_0410 に違反します */ /* @ref eMcem_c_REF_2001 に違反します */ #include "eMcem_MemMap.h" / * * * @brief ドライバの状態。 * @details eMCEM ドライバは、起動時または実行時に状態を EMCEM_S_UINIT から EMCEM_S_INITIALIZED に変更します。 * 構成ロックタイプがHARD_LOCKに設定されている場合、ドライバは構成をロックします * 状態を EMCEM_S_LOCKED に変更します。 */ eMcem_StateType eMcem_DriverState = EMCEM_S_UNINIT; #EMCEM_STOP_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED を定義します コードでは、eMcem_DriverState に明示的に値が割り当てられています。ここでの割り当ては0ですが、ルールによれば、データセクションに配置する必要があります。 変数のセグメント割り当てロジックを強制的に修正するようにコンパイラを設定できます。つまり、「コンテンツなし」に属する必要がある明示的にゼロ初期化された変数を、.data セグメント (コンテンツあり) から .bSS セグメント (コンテンツなし) に移動し、リンカー スクリプトの要件 (RAM 領域には「コンテンツなしセグメント」のみを配置できる) に準拠させて、混合配置の競合を解決します。しかし、これは根本的な問題の解決策ではないと思う。 この問題に対するより合理的な解決策はあるでしょうか? Re: S32K3+RTD400+SPD 1.0.4 link file こんにちは@Neo1096さん、 このThreadのリンカーファイルを使用できますか? https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-SPD-DMA/mp/2139734 BR、ダニエル
記事全体を表示
S32K344へのsrecのフラッシュ 開発中にフラッシュするために、PCB 製造中にフラッシュ イメージを送信したいと考えています。プロジェクト > プロパティ > ビルド設定でフラッシュ イメージを生成する方法はわかりましたが、MCU にアップロードする src ファイル以外に実行する必要がある特定の手順があるかどうかはよくわかりません。 Re: Flashing srec to S32K344 こんにちは@pb632146 srec ファイルを MCU にロードする方法を説明した次の HOW TO ドキュメントがあります。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-download-separate-elf-srec-hex-file-to-microcontroller/ta-p/1127159 よろしくお願いいたします。 ルーカス
記事全体を表示
LPC43S57 USB1 主机配置问题 HI 我们正在尝试使用 LPC43S57 控制器的 USB1 外围设备作为 USB 主机来连接客户主板中的设备。我们使用 KEIL MDK 配置 USB 栈和 USB 驱动程序。   当我们调用 USBH_Initialize(1)函数时,它会返回一个错误,表明"Controller 不存在" 。我们尝试在互联网上搜索有关 USB1 硬件连接的信息,发现很多地方都提到,如果没有外部 PHY,USB1 外围设备将无法工作。不过,数据表显示它支持片上全速 PHY。   能否向我们说明 USB1 是否具有全速 PHY 芯片?   不使用 USB1_VBUS 引脚,因为它是主机,而我们连接的设备是自供电设备。   下面是我们作为主机连接 USB1 的快照   此致 萨巴里什-库马尔 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@HeatherUlrich 您是否将 USB1 从主机模式更改为设备模式并开发了 device_cdc 项目? 如果是,你可以先在板上运行 LPCopen 下的 CDC 演示版进行测试。 这将有助于确认硬件是否存在任何问题。 谢谢。 BR 爱丽丝 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue @Slope Game总之,说到令人震惊的崩溃,我曾经花了一整个周末的时间来处理一个无法正确枚举的微控制器。结果发现,一个错误配置的时钟速度是罪魁祸首,由此引发了一连串意想不到的错误,真是 调试。这真是令人难以置信的沮丧。 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@Alice_Yang 我已经将 CLK_USB1 配置为为 60MHZ 的 USB1 接口生成时钟。我已将 USB1 配置为设备(全速模式)并连接到 PC。在 LPC43S57 USB 控制器中,我可以在 USB 状态寄存器中看到 USB 是作为设备连接的,但在 PC 中我看不到任何 COM 端口或任何其他 USB 设备已连接。我已将 USB0 配置为设备并连接到 PC,它被检测为 COM 端口,不适用于 USB 1 配置。 我附上了 USB1 设备配置图片供你参考 此致 萨巴里什-库马尔 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@Sabarish 在 USB 全速模式下,使用 CLK_USB1 为 USB1 接口产生时钟,无需外部 PHY。在高速模式下,外部 PHY 为 USB1 接口产生时钟,必须通过系统配置块中各自的引脚配置寄存器在引脚 PC_0 或 P8_8 上启用 USB1_ULPI_CLK。 请检查 USB1_DP 和 USB1_DM 信号是否正确连接到设备。此外,请确保正确安装软件配置。作为参考,您可以参考 LPCopen 库中提供的USB主机演示。 Alice_Yang_0-1757931704656.png BR 爱丽丝 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 好吧,让我们来解开这个 USB 的难题!是内部 PHY 还是某些硬件怪癖在捣乱?控制器出错总是让人头疼。寻找合适的 USB 配置就像在迷宫中穿行。有一次,我正在与一个顽固的 Arduino 设置搏斗,试图让它与一个项目中的传感器通信。花了几个小时追踪电线和调试代码,最后才发现一个简单的电源问题就是根本原因,这让我这个充满 @geometrydash的下午彻底泡汤了。有时,显而易见的事情会被我们忽略,不是吗? Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 这是 USBH_Initialize 函数的一个棘手问题!我记得以前也遇到过类似的硬件连接问题。有时,即使是设置中看似微小的细节也会让人头疼。虽然我无法在此提供具体的硬件调试建议,但您是否考虑过查看 Geometry Dash论坛?那里的社区出人意料地了解各种技术挑战,可能有人在USB设备初始化时遇到了类似的问题。 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 听起来你遇到了棘手的硬件配置问题!我肯定用过 USB 设置。关于片上 PHY,仔细检查芯片的具体硅修订版和勘误表可能会有所帮助。在您排除故障的同时,还可以在 CPS 测试中测试您的反应时间和鼠标技能。 CPS 测试网站上测试您的反应时间和鼠标技能,这可以分散您的注意力。它有助于突出重点!希望你能尽快解决 USB 问题! Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 您好 @UnblockedGames感谢您分享示意图快照。除了 PHY 问题外,了解 USB0 在同一块主板上能否正常工作会很有帮助,因为这可以帮助确定问题是与硬件还是软件有关。
記事全体を表示
IMX93 EQOS イーサネットポートサポートによる ethtool セルフテスト こんにちは、 IMX.93 で Mickledore (Yocto) imx-image-core を実行する EQOS イーサネット ポートを構成し、外部 PHY をコネクテッドしました。 外部 PHY をループバック モードにすると、リンクが起動します。 このインターフェースで ethtool -t (セルフテスト) を実行しますか? ethtool -t eth0 テストできません: 操作はサポートされていません ドライバはセルフテストをサポートしているようです ドライバ/ネット/イーサネット/stmicro/stmmac/stmmac_ethtool.c ドライバ/ネット/イーサネット/stmicro/stmmac/stmmac_selftests.c ethtool でこれを実行するための支援をいただけませんか? よろしくお願いします。 ケン Re: ethtool selftest over IMX93 EQOS ethernet port support こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。 どのセクションのテストに興味がありましたか?何かが失敗していますか?あなたのセットアップで使用している PHY は何ですか? よろしくお願いします。
記事全体を表示
S32K3 HSE 我目前正在使用 S32K344 芯片来调试网络安全功能。我正在通过 PE 刷新 Boot 软件,希望将代码中的 HSE 安装部分集成到 Boot 项目中。有示例文件可供参考吗?附件显示了当前应用项目中修改后的部分代码。目前,软件在运行时出现了硬件错误。 Re: S32K3 HSE 上述代码就是根据该示例文件编写的。在确定是否执行 UTEST 区域写入之前,需要获取 0x1B000000 的地址值。在我的应用程序项目中,直接通过指针获取 0x1b000000 会触发信号硬件错误 void Hardfault_Handler (void)。不过,在闪烁 S32K344_HSE_FW_INSTALL 时,0x1B000000 仍可通过指针直接获取,不会有任何问题。请告诉我造成这种情况的原因,以及有哪些解决方案 Re: S32K3 HSE 我想,我们没有将 HSE FW 安装与进一步应用同时进行的具体项目实例。 HSE 示例代码包中有 S32K344_HSE_FW_INSTALL 示例 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples 可用作基础。
記事全体を表示
LX2160ardb 上の PCIe エンドポイント lsdk 21.08 を使用して、LX2160ardb_rev2 のエンドポイントとして PCIe を設定しようとしています。ユーザーガイドに記載されているとおり、HOST_AGT_PEX3=1 を設定しました。しかしその後、PCIe3 は u-boot でも Linux コンソールでも表示されなくなりました。何を見逃したのでしょうか? ggrocer_0-1760339883324.png Re: PCIe endpoint on LX2160ardb LS1028ARDB の次の u-boot パッチを参照してください。u-boot に関連コードを追加する必要があります。 nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/rcw$ git diff diff --git a/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw b/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw インデックス 057b0f1..2e4fa7d 100644 --- a/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw +++ b/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw @@ -38,6 +38,7 @@ SRDS_PRTCL_S1_L0=8 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 +HOST_AGT_PEX2=1 /* PCIe コントローラのエラッタ */ #include <../ls1028asi/a008851.rcw> nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/rcw$ nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/uboot$ git diff diff --git a/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi b/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi インデックス 7234faea0e..bda9035ea0 100644 --- a/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi +++ b/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi @@ -123,6 +123,17 @@ 0x82000000 0x0 0x40000000 0x88 0x40000000 0x0 0x40000000>; /* プリフェッチ不可能なメモリ */ }; + + pcie_ep2: pcie_ep@3500000 { + 互換性 = "fsl,ls-pcie-ep"; + レジスタ = <0x00 0x03500000 0x0 0x80000 + 0x00 0x035c0000 0x0 0x40000 + 0x88 0x00000000 0x8 0x00000000>; + reg-names = "regs", "ctrl", "addr_space"; + num-ib-windows = <6>; + num-ob-windows = <8>; + }; + 暗号: crypto@8000000 { 互換性 = "fsl,sec-v5.0", "fsl,sec-v4.0"; fsl、秒時代 = <10>; diff --git a/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig b/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig インデックス 87357d30c0..0afbc815c1 100644 --- a/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig +++ b/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig @@ -94,3 +94,4 @@ CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER=y CONFIG_VIDEO=y CONFIG_VIDEO_LS_HDP_LOAD=y +CONFIG_PCIE_LAYERSCAPE_EP=y
記事全体を表示
IMXRT1170-EVKB - SAI TDM Hello everyone, I'm trying to implement a SAI with TDM protocol for audio data transfer. Starting from sai_edma_tdm_record_playback without CS42448, I've changed few configurations in order to implement a loopback between SAI1_RX/TX. Links are: TX_BCLK -> RX_BCLK TX_SYNC -> RX_SYNC TX_DA0 -> RX_DA0 On an oscilloscope connected to TX_DA0, it is possible to see data sent but they are uncorrect. someone can explain to me how to correctly configure a TDM communication and what is wrong in the code below? Thanks a lot, -F AT_NONCACHEABLE_SECTION_ALIGN(static uint8_t Buffer[BUFFER_NUMBER * BUFFER_SIZE], 4); #if defined(DEMO_QUICKACCESS_SECTION_CACHEABLE) && DEMO_QUICKACCESS_SECTION_CACHEABLE AT_NONCACHEABLE_SECTION_INIT(sai_edma_handle_t txHandle); AT_NONCACHEABLE_SECTION_INIT(sai_edma_handle_t rxHandle); #else AT_QUICKACCESS_SECTION_DATA(sai_edma_handle_t txHandle); AT_QUICKACCESS_SECTION_DATA(sai_edma_handle_t rxHandle); #endif static uint32_t tx_index = 0U, rx_index = 0U; volatile uint32_t emptyBlock = BUFFER_NUMBER; edma_handle_t dmaTxHandle = {0}, dmaRxHandle = {0}; extern codec_config_t boardCodecConfig; codec_handle_t codecHandle; /******************************************************************************* * Code ******************************************************************************/ static void rx_callback(I2S_Type *base, sai_edma_handle_t *handle, status_t status, void *userData) { if (kStatus_SAI_RxError == status) { /* Handle the error. */ } else { emptyBlock--; } } static void tx_callback(I2S_Type *base, sai_edma_handle_t *handle, status_t status, void *userData) { if (kStatus_SAI_TxError == status) { /* Handle the error. */ } else { emptyBlock++; } } /*! * @brief Main function */ int main(void) { sai_transfer_t xfer; edma_config_t dmaConfig = {0}; sai_transceiver_t saiConfig; BOARD_InitHardware(); PRINTF("SAI TDM record playback example started!\n\r"); /* Init DMA and create handle for DMA */ EDMA_GetDefaultConfig(&dmaConfig); #if defined(BOARD_GetEDMAConfig) BOARD_GetEDMAConfig(dmaConfig); #endif EDMA_Init(EXAMPLE_DMA, &dmaConfig); EDMA_CreateHandle(&dmaTxHandle, EXAMPLE_DMA, EXAMPLE_TX_CHANNEL); EDMA_CreateHandle(&dmaRxHandle, EXAMPLE_DMA, EXAMPLE_RX_CHANNEL); #if defined(FSL_FEATURE_EDMA_HAS_CHANNEL_MUX) && FSL_FEATURE_EDMA_HAS_CHANNEL_MUX EDMA_SetChannelMux(EXAMPLE_DMA, EXAMPLE_TX_CHANNEL, EXAMPLE_SAI_TX_SOURCE); EDMA_SetChannelMux(EXAMPLE_DMA, EXAMPLE_RX_CHANNEL, EXAMPLE_SAI_RX_SOURCE); #endif #if defined(FSL_FEATURE_SOC_DMAMUX_COUNT) && FSL_FEATURE_SOC_DMAMUX_COUNT #if defined(EXAMPLE_DMAMUX_TX_CHANNEL) && defined(EXAMPLE_DMAMUX_RX_CHANNEL) /* Init DMAMUX */ DMAMUX_Init(EXAMPLE_DMAMUX_TX); DMAMUX_Init(EXAMPLE_DMAMUX_RX); DMAMUX_SetSource(EXAMPLE_DMAMUX_TX, EXAMPLE_DMAMUX_TX_CHANNEL, (uint8_t)EXAMPLE_SAI_TX_SOURCE); DMAMUX_EnableChannel(EXAMPLE_DMAMUX_TX, EXAMPLE_DMAMUX_TX_CHANNEL); DMAMUX_SetSource(EXAMPLE_DMAMUX_RX, EXAMPLE_DMAMUX_RX_CHANNEL, (uint8_t)EXAMPLE_SAI_RX_SOURCE); DMAMUX_EnableChannel(EXAMPLE_DMAMUX_RX, EXAMPLE_DMAMUX_RX_CHANNEL); #else /* Init DMAMUX */ DMAMUX_Init(EXAMPLE_DMAMUX); DMAMUX_SetSource(EXAMPLE_DMAMUX, EXAMPLE_TX_CHANNEL, (uint8_t)EXAMPLE_SAI_TX_SOURCE); DMAMUX_EnableChannel(EXAMPLE_DMAMUX, EXAMPLE_TX_CHANNEL); DMAMUX_SetSource(EXAMPLE_DMAMUX, EXAMPLE_RX_CHANNEL, (uint8_t)EXAMPLE_SAI_RX_SOURCE); DMAMUX_EnableChannel(EXAMPLE_DMAMUX, EXAMPLE_RX_CHANNEL); #endif #endif /* SAI init */ SAI_Init(DEMO_SAI); SAI_TransferTxCreateHandleEDMA(DEMO_SAI, &txHandle, tx_callback, NULL, &dmaTxHandle); SAI_TransferRxCreateHandleEDMA(DEMO_SAI, &rxHandle, rx_callback, NULL, &dmaRxHandle); /* TDM mode configurations */ SAI_GetTDMConfig(&saiConfig, kSAI_FrameSyncLenOneBitClk, DEMO_AUDIO_BIT_WIDTH, DEMO_AUDIO_DATA_CHANNEL, kSAI_Channel0Mask); saiConfig.frameSync.frameSyncEarly = true; saiConfig.masterSlave = kSAI_Master; SAI_TransferTxSetConfigEDMA(DEMO_SAI, &txHandle, &saiConfig); saiConfig.masterSlave = kSAI_Slave; SAI_TransferRxSetConfigEDMA(DEMO_SAI, &rxHandle, &saiConfig); /* set bit clock divider */ SAI_TxSetBitClockRate(DEMO_SAI, DEMO_AUDIO_MASTER_CLOCK, DEMO_AUDIO_SAMPLE_RATE, DEMO_AUDIO_BIT_WIDTH, DEMO_AUDIO_DATA_CHANNEL); SAI_RxSetBitClockRate(DEMO_SAI, DEMO_AUDIO_MASTER_CLOCK, DEMO_AUDIO_SAMPLE_RATE, DEMO_AUDIO_BIT_WIDTH, DEMO_AUDIO_DATA_CHANNEL); /* master clock configurations */ BOARD_MASTER_CLOCK_CONFIG(); /* CS42888 initialization */ //DEMO_InitCodec(); memset((uint8_t *)&Buffer,'5', sizeof(uint8_t) * 4096); while (1) { if (emptyBlock > 0) { xfer.data = Buffer + rx_index * BUFFER_SIZE; xfer.dataSize = BUFFER_SIZE; if (kStatus_Success == SAI_TransferReceiveEDMA(DEMO_SAI, &rxHandle, &xfer)) { rx_index++; } if (rx_index == BUFFER_NUMBER) { rx_index = 0U; } } if (emptyBlock < BUFFER_NUMBER) { xfer.data = Buffer + tx_index * BUFFER_SIZE; xfer.dataSize = BUFFER_SIZE; if (kStatus_Success == SAI_TransferSendEDMA(DEMO_SAI, &txHandle, &xfer)) { tx_index++; } if (tx_index == BUFFER_NUMBER) { tx_index = 0U; } } } } Audio(PDM | I2S | SAI) Communication & Control(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | Ethernet | FlexIO) Re: IMXRT1170-EVKB - SAI TDM It can be the issue that channels are not configured correctly.  BR, Omar Re: IMXRT1170-EVKB - SAI TDM DEMO_AUDIO_DATA_CHANNEL is set to 8 but in this example si configured only one channel in the channel mask.  In output, measuring the TX output pin, I see wrong data as shown in the attached image (red is the RX input data and cyan TX output data). Is this behavior related to not having configured the channels correctly? BR, Francesco Re: IMXRT1170-EVKB - SAI TDM kSAI_FrameSyncLenOneBitClk is typically for I2S. For TDM, you might need a longer sync pulse depending on your frame size. You're using kSAI_Channel0Mask, which means only one channel is active. For TDM, you usually want multiple channels (e.g., kSAI_Channel0Mask | kSAI_Channel1Mask | ...). Ensure DEMO_AUDIO_DATA_CHANNEL matches the number of active channels in the mask. BR, Omar
記事全体を表示
TapLinx SDK 下载和提取 TapLinx_Library_Android.zip 文件时,只有 nxpnfcandroidlib-版本-protected.aar 文件,没有文件:nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar。 我已成功在线和离线注册了密钥。但是,在说明的第 4 步中 步骤 4 使用生成的密钥并更新 gradle,为正确的产品库提取 AAR 文件。欲了解更多详情,请查看应用笔记。 我还是不明白怎么下载 SDK nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 您能帮我解决这个问题吗? 非常感谢 Re: TapLinx SDK 你好@galaxy68 你还需要将依赖项添加到 app/版本.gradle 中: 实现 " com.nxp.nfclib: nxpnfcAndroidlib: 5.0.0-版本 " 并在 gradle.properties 中设置以下内容: NXP_REPO_USER= NXP_REPO_KEY= 请试试。 Re: TapLinx SDK 我遇到了配置问题,应用程序无法自动下载文件 ,您能指导我正确配置吗?我不知道我配置为发送的代码的路径是否正确文件 nxpn fcandroidlib-5.0.0-版本.aar 我被困在这里了 ,我期待着您的答复。 非常感谢。 Re: TapLinx SDK 我已在 Gladle 完成注册和配置,但系统仍然无法下载。 请指导我在 Gladle 中正确配置。我做了以下工作: gladle ( : app): implementation("com.nxp.nfclib:nxpnfcandroidlib:5.0.0-RELEASE") Setting.gladle(项目) : pluginManagement{.... gradlePluginPortal() maven { url = uri("https://inspire.nxp.com/repo/maven") credentials { username = providers.gradleProperty("NXP_REPO_USER").get() password = providers.gradleProperty("NXP_REPO_KEY").get() } dependencyResolutionManagement { ... maven { url = uri("https://inspire.nxp.com/repo/maven") credentials { username = providers.gradleProperty("NXP_REPO_USER").get() password = providers.gradleProperty("NXP_REPO_KEY").get() } iNXP_REPO_KEY (" Taplinx 账户给我的密钥" ) NXP_REPO_USER ( " I tried both options: project's package name. and also the username to log into your account" : 但是,选项和项目版本都失败了,出现了错误 > 找不到 com.nxp.nfclib: nxpnfcAndroidlib: 5.0.0-版本。 我检查了连接,一切正常。 C:\>ping inspire.nxp.com -t 答复来自 23.7.217.244:字节=32 时间=32ms TTL=55 来自 23.7.217.244 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=55 来自 23.7.217.244 的回复: 字节=32 时间=31 毫秒 TTL=55 我不知道自己做错了什么,请指导我完成配置,下载 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 文件。 非常感谢 Re: TapLinx SDK 你好@galaxy68 TapLinX SDK 代码包通常包含受保护的 AAR 文件 (*-protected.aar)以防止未经授权的使用。 实际的 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 不直接包含在 ZIP 软件包中;而是从恩智浦的 Maven 存储库中提取的。 您必须完成在线或离线注册并获得许可证密钥,然后在 Gradle 中配置恩智浦 Maven 代码库。Gradle 会自动下载相应版本的 AAR 文件。 你无需手动下载 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar;只需在 Gradle 中配置恩智浦 Maven 资源库并添加依赖关系,Gradle 就会自动提取它。
記事全体を表示