Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
[i.MX 8 MP] 关于使用 ISP 和新传感器的问题 您好。 我正在查看一些移植指南并有几个问题。 使用带有新传感器的 ISP 是否需要相机校准文件(XML)? 用于生成 XML 文件的 ISP 校准工具是免费提供的吗? 我可以在不使用相机校准文件的情况下将 MIPI-CSI 流传递给 ISP 吗? 我不熟悉嵌入式 Linux(yocto)。 谢谢! 回复:[i.MX 8 MP] 关于使用 ISP 和新传感器的问题 你好。@roxanne41watts 谢谢你回答我的问题。 基本上,我明白如果我使用 ISP,我就需要 xml。 首先,我想尝试使用图像传感器接口(ISI)捕获 RAW 图像。 谢谢! 回复:[i.MX 8 MP] 关于使用 ISP 和新传感器的问题 您好!我很乐意解答您的问题。 相机校准文件(XML):是的,相机校准文件(XML)通常需要与新传感器一起使用 ISP(图像信号处理)。该文件包含重要的校准数据,确保 ISP 正确处理图像。 ISP 校准工具:一些 ISP 校准工具是免费提供的。例如,GitHub 上的 Infinite-ISP Tuning Tool 是一款免费的基于控制台的 ISP 调整应用程序。但是,可用性可能因您所使用的特定 ISP 和传感器而异。 MIPI-CSI 流到 ISP:通常不建议在不使用相机校准文件的情况下将 MIPI-CSI 流传递到 ISP,因为校准数据对于准确的图像处理至关重要。然而,某些设置可能允许绕过某些校准步骤,但这不是常见的做法,可能会导致不理想的结果。 嵌入式 Linux (Yocto):Yocto 是一个开源项目,它提供模板、工具和方法来帮助您为嵌入式产品创建基于 Linux 的定制系统。它有点技术性,但有大量资源和社区可以帮助您入门。
View full article
如何在 Linux 中使用帧缓冲区更新 epdc 显示? 我正在使用带有 epdc 显示子卡(IMXEBOOKDC5)的 IMX8ULP EVK。使用 Linux 映像启动后,epdc 显示器无法使用帧缓冲区进行更新。当检查显示器 pmic 的电源使能引脚时,它仍然保持低电平,即使我写入帧缓冲区(与使用 android 映像相比,每当我更新帧缓冲区 fb0 时,此引脚都会变高)。 此外,我比较了 android 和 linux 源代码中的帧缓冲区驱动程序 C 文件(drivers/video/fbdev/mxc/mxc_epdc_v2_fb.c)。我发现 android 中有一个函数(mxc_epdc_update_data)用于从用户空间更新数据。 回复:如何在 Linux 中使用帧缓冲区更新 epdc 显示? 嗨志明, 謝謝您的支持。 回复:如何在 Linux 中使用帧缓冲区更新 epdc 显示? 你好@Namitha_zcs Linux 驱动程序中的 fb 更新函数是mxc_epdc_fb_send_update并在mxc_epdc_fb_ioctl中定义,如果在用户空间使用MXCFB_SEND_UPDATE ,则会调用更新函数。 此致, 志明
View full article
使用断点进行调试而不停止所有中断 大家好, 我在没有操作系统的iMXRT-1064上开发了一个应用程序。该应用程序的各种功能包括 EtherCAT 主站,并通过定时器中断维持通信。 我想使用断点来暂停代码执行,以便检查变量值或验证逻辑流程。然而,当遇到断点时,所有中断和代码执行也会停止,导致 EtherCAT 连接断开。 有没有办法设置断点来暂停主执行但仍允许某些中断(例如处理 EtherCAT 通信的中断)继续运行? 感谢您的帮助! 回复:使用断点进行调试而不停止所有中断 你好@EdwinHz , 谢谢你的回答。最后一个问题:如果我开始采用 FreeRTOS 并启用多线程,是否可以使用调试器暂停一个线程,同时让其他线程继续运行? 谢谢!
View full article
LPC55C3xピン配置多重化 LPC55C3xは、複数のペリフェラルを必要とする新製品の潜在的なマイクロコントローラとして評価しているところです。各ピンのピン多重化/代替機能を評価して、これらのデバイスでペリフェラル リストが可能かどうかを確認する必要があります。過去のNXPのデータシートとリファレンスマニュアルには、各ピンと利用可能な代替機能を定義する表が含まれていました。LPC55C3x リファレンス マニュアルのセクション 6.2 (ピン配置) には、次のように記載されています。 「ピン配置については、添付の「LPC553xピン機能」スプレッドシートを参照してください。 そのようなスプレッドシートを見つけることができません。それがどこにあるかについてのリンクや場所を誰でも提供できますか? -リック 日時:LPC55C3xピン配列多重化 どういたしまして! 日時:LPC55C3xピン配列多重化 それは確かに役に立ちました!ありがとうございます。
View full article
S32K144 Can Callback Issue With Freertos TaskNotify    Hello I work with S32K144 processor. I'm using Freertos. I'm using an interrupt for Can RX. When the RX interrupt occurs, I send a notify to a task. But when I send notify, I get stuck in the "portFORCE_INLINE static void vPortRaiseBASEPRI( void)" function.     CAN_Init(&can_pal1_instance, &can_pal1_Config0);     CAN_InstallEventCallback(&can_pal1_instance, CAN_TX_RX_Callback, NULL);     can_recvtask_handle = xTaskCreateStatic(CAN_RecvTask,                                             APP_CAN_RECV_TASK_NAME,                                             APP_CAN_RECV_TASK_STACK,                                             NULL,                                             APP_CAN_RECV_TASK_PRIO,                                             xRecvStack,          /* Array to use as the task's stack. */                                             &xRecvTaskBuffer);          void CAN_TX_RX_Callback(uint32_t instance, can_event_t eventType, uint32_t objIdx, void      *driverState)     {          /*check and handle the RX complete event*/         if (CAN_EVENT_RX_COMPLETE == eventType) {             CAN_Receive(&can_pal1_instance, objIdx, &rx_msg);             BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;             xTaskNotifyFromISR(can_recvtask_handle, 0, eNoAction, &xHigherPriorityTaskWoken);  // The function that encounters the error.             if (xHigherPriorityTaskWoken) {                  portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);             }          }       }     static void CAN_RecvTask(void *Params)    {         (void)Params;         while (pdTRUE) {              xTaskNotifyWait(0, 0, eNoAction, portMAX_DELAY);              J1939_Parser(rx_msg.id, &(rx_msg.data[0]));         }      } xTaskNotifyFromISR(can_recvtask_handle, 0, eNoAction, &xHigherPriorityTaskWoken) is the function that falls into error. I found out that this is an interrupt priority error. In another function, I was able to solve this problem by setting the interrupt priority. http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html  The code block below works without any issues. #define LZ_PORT_IRQN        PORTD_IRQn #define LZ_PORT_IRQN_PRI    (1) app_status_t GPIO_install_int (void) {     /* Install LZ Button & INT interrupt handler */     INT_SYS_InstallHandler(LZ_PORT_IRQN, RF_Instance_Int_Handler, (isr_t *)NULL);     /* Enable LZ Button interrupt handler */     INT_SYS_EnableIRQ(LZ_PORT_IRQN);     INT_SYS_SetPriority(LZ_PORT_IRQN, LZ_PORT_IRQN_PRI);     if (INT_SYS_GetPriority(LZ_PORT_IRQN) != LZ_PORT_IRQN_PRI) {         return APP_STATUS_FAIL;     }     return APP_STATUS_OK; } void RF_Instance_Int_Handler (void) {     uint32_t u32Flags;     u32Flags = GPIO_AML_GetInterruptFlags(SW_INT_LZ_INSTANCE);     /* Check if interrupt comes from LZ INT pin */     if (u32Flags & (1 << LZ_INT_PIN_NB)) {         BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;         xTaskNotifyFromISR(RF_TaskHandle, 0, eNoAction, &xHigherPriorityTaskWoken);         if (xHigherPriorityTaskWoken) {             portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);         }         GPIO_AML_ClearInterruptFlags(SW_INT_LZ_INSTANCE, LZ_INT_PIN_NB);     } } But I couldn't set this priority for Can interrupt. How can I set this priority for CAN RX, or what other solutions are there for this problem? Re: S32K144 Can Callback Issue With Freertos TaskNotify Solved. Yes, that's right fucn. Thank you. Re: S32K144 Can Callback Issue With Freertos TaskNotify Hi, you can set interrupt priority for given ISR in similar manner as for Port interrupt, using NT_SYS_SetPriority function. Just use right function parameters, like INT_SYS_SetPriority(CAN0_ORed_0_15_MB_IRQn, 1); BR, Petr
View full article
i.MX93 M33 固件 ELE(EdgeLock Enclave)API 支持 - 缺少 S3MU 驱动程序 我正在开发一个需要在 M33 固件中独立使用 ELE(EdgeLock Enclave)网络安全功能的项目。经过 SDK 分析,我发现 缺少文件: drivers/fsl_s3mu.c/.h-S3MU 驱动程序实现驱动程序/fsl_ele_base_api.c-ELE 基本 API 板/evkmimx9352/driver_examples/s3mu/-S3MU 示例 i.MX93 架构是否支持通过 S3MU 进行 M33 到 ELE 的直接通信? 是否有替代方法或技术文档? Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver 已在系统邮件中回复您。 此致 哈维 回复: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver 像 i.MX93 这样的 SoC 只有一个 Cortex-M33 内核,启用 ELE 功能是否会与定制 MCU 固件开发相冲突?换句话说,启用 ELE 后,是否会锁定 M33,从而阻止上传定制的 MCU 固件? Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver 谢谢您的答复。 我知道你们提供的补丁文件主要是针对 i.MX95 的 M7 内核,但我的问题主要是针对只有 M33 内核的 SoC,如 i.MX93。 是否可以在M33上开发我的自定义固件并在其上调用和使用与ELE相关的网络安全功能? 谢谢! Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver 向您发送了带有演示的系统邮件,请在邮件中查看。 此致 哈维 Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver 这个例子似乎是在解释 TrustZone 的用例,但我更感兴趣的是在 i.MX93 的 M33 内核上进行开发。我想在此固件上进行开发并使用与 ELE 相关的网络安全功能。这可行吗? 谢谢。 Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver 希望这些例子能有所帮助。 此致 哈维
View full article
MCXN-947 的 FlexPWM 输入捕获示例 有没有可用于 FlexPWM 输入捕获的示例? 时钟|计时器 FRDM 培训 MCX N Re: flexPWM INPUT CAPTURE EXAMPLE FOR MCXN-947 你好@embedabu 感谢您的提问。 没有基于 FlexPWM 的捕获演示。但是,SDK 下有一个 CTimer 捕获演示可供参考。 请注意使用SDK v25.06。 谢谢! BR 爱丽丝
View full article
se050 initial configuration Hi, I am trying to communicate with the EdgeLock se050 chip. I am using the NXP “Plug & Trust Middleware Mini Package” and I have been able to compile and execute the example they provide. I can read the version of the chip, but when I try to read an object I get an error and the example cant continue, in ht ex_sss_entry before preparing for the digest sign. My assumption is that the I2C communication is correct, but maybe the authentication is not, and that’s why I cant access to se050 objects. I would like to ask you if you do some first configuration to this chip, which authentication method do you use and if there are any credentials that we can use. Kind regards, Iván Re: se050 initial configuration It seems the hardware connection does not enabled. Maybe you should check the I2C connection and enable GPIO. You can refer to the EdgeLock SE05x Quick start guide with Raspberry Pi for help. What kind of Hardware platform you are using? Re: se050 initial configuration Hi @ivangonzalezcano , Thanks for the info! I just replied your private ticket on the same topic, but if you prefer to discussing it here, it is also fine with me. Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: se050 initial configuration Hi @Kan_Li,  I am using a SE050F variant. Thank you. Re: se050 initial configuration Hi @ivangonzalezcano , What is the SE050 variant you are using to play with the mini MW? Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
S32G2 Linux BSP44 Boot Issue How do I interpret the BL31 Error Log below when my device unable to boot from Linux BSP44 : NOTICE: Reset status: Power-On Reset NOTICE: BL2: v2.10.14(release):bsp44.0_rc11-2.10.14 NOTICE: BL2: Built : 08:13:32, May 13 2025 NOTICE: BL2: Booting BL31 = 0x00000000ff624180 x0 = 0xfffffffffffffffd x1 = 0x00000000ff624088 x2 = 0x00000000ff600000 x3 = 0x000000000001bfff x4 = 0x000000000001c000 x5 = 0x00000000ff61bfff x6 = 0x00000000342f8000 x7 = 0x000000000000000d x8 = 0x0000000000000000 x9 = 0x0000000034301fff x10 = 0x00000000342f8000 x11 = 0x000000000000a000 x12 = 0x00000000ff6316b0 x13 = 0x00000000ff616060 x14 = 0x00000000ff615a90 x15 = 0x0000000000000034 x16 = 0x0000000000000000 x17 = 0x0000000000000000 x18 = 0x00000000342f8000 x19 = 0x00000000ff624158 x20 = 0x00000000ff624180 x21 = 0x00000000ff61f018 x22 = 0x00000000ff600000 x23 = 0x0000000000000000 x24 = 0x0000000000000000 x25 = 0x0000000000000000 x26 = 0x0000000000000000 x27 = 0x0000000000000000 x28 = 0x0000000000000000 x29 = 0x00000000ff624130 scr_el3 = 0x0000000000000238 sctlr_el3 = 0x0000000030cd183a cptr_el3 = 0x0000000080000400 tcr_el3 = 0x000000008081351c daif = 0x00000000000003c0 mair_el3 = 0x00000000004404ff spsr_el3 = 0x00000000200002cc elr_el3 = 0x00000000ff624180 ttbr0_el3 = 0x0000000034322e00 esr_el3 = 0x0000000002000000 far_el3 = 0x0000000000000000 spsr_el1 = 0x0000000000000000 elr_el1 = 0x0000000000000000 spsr_abt = 0x0000000000000000 spsr_und = 0x0000000000000000 spsr_irq = 0x0000000000000000 spsr_fiq = 0x0000000000000000 sctlr_el1 = 0x0000000000c50838 actlr_el1 = 0x0000000000000000 cpacr_el1 = 0x0000000000300000 csselr_el1 = 0x0000000000000000 sp_el1 = 0x0000000000000000 esr_el1 = 0x0000000000000000 ttbr0_el1 = 0x0000000000000000 ttbr1_el1 = 0x0000000000000000 mair_el1 = 0x44e048e000098aa4 amair_el1 = 0x0000000000000000 tcr_el1 = 0x0000000000000000 tpidr_el1 = 0x0000000000000000 tpidr_el0 = 0x0000000000000000 tpidrro_el0 = 0x0000000000000000 par_el1 = 0x0000000000000000 mpidr_el1 = 0x0000000080000000 afsr0_el1 = 0x0000000000000000 afsr1_el1 = 0x0000000000000000 contextidr_el1 = 0x0000000000000000 vbar_el1 = 0x0000000000000000 cntp_ctl_el0 = 0x0000000000000000 cntp_cval_el0 = 0x0000000000000000 cntv_ctl_el0 = 0x0000000000000000 cntv_cval_el0 = 0x0000000000000000 cntkctl_el1 = 0x0000000000000000 sp_el0 = 0x00000000ff624080 isr_el1 = 0x0000000000000000 dacr32_el2 = 0x0000000000000000 ifsr32_el2 = 0x0000000000000000 cpuectlr_el1 = 0x0000000000000040 cpumerrsr_el1 = 0x0000000000000000 l2merrsr_el1 = 0x00000000102c2020 cpuactlr_el1 = 0x00001000090ca000 Re: S32G2 Linux BSP44 Boot Issue Hello @jason ,  A copy of the case has been created on AP Software Support and the development team will provide support here:  Copy: S32G2 Linux BSP44 Boot Issue - NXP Community Re: S32G2 Linux BSP44 Boot Issue Hi, @jason  Thanks for your reply. 1. I have tested it on my end, and it seems correct on my EVB3 2. I noticed that you mentioned the issue is found from 1 of your board, so the same images could work fine on your other board? 3.I built one TFA manually and checked the map of it, according to both map file and the log you provided,  the initial thoughts is that the issue is related with ddr accessing, may I know if the other BSP images could work fine on this specific board? BR Chenyin Re: S32G2 Linux BSP44 Boot Issue This is the details for my setup: SoC: NXP S32G274A rev. 2.1 CPU: ARM Cortex-A53 r0p4 @ max 1000 MHz Model: NXP S32G2XXX-EVB3 The booting image is from the pre-built images downloaded from official site. NOTICE: BL2: v2.10.14(release):bsp44.0_rc11-2.10.14 NOTICE: BL2: Built : 08:13:32, May 13 2025 NOTICE: BL2: Booting BL31U-Boot 2022.04+g9a00323278+p0 (May 13 2025 - 06:57:56 +0000) For your information, this image fails to boot up on 1 of my rev 2.1 device and having this error log. What information stated in this error log and how should i debug it further. Re: S32G2 Linux BSP44 Boot Issue Hi, Jason Thanks for your post. 1. May I know which kind of reference board you are working with? it is RDB2, EVB or EVB3? 2. Also what is the version of your board, whether Rev2.0 or 2.1 SOC is attached? 3. The booting image is from the pre-built images downloaded from the official site or built from Yocto release on your host? Thanks. BR Chenyin
View full article
BSP44リリースのRDB3でNVMEカードをプラグインするとPCIe PHYエラーが発生する こんにちは、 最近、SDKs BSP44 リリースで RDB3 ボードをテストしましたが、カーネル バージョンは v6.6 です。 NVME カードのステータスをテストしたところ、次のエラーが発生しました。 [ 1.839960] pcieポート 0000:00:00.0:AER: IRQ 52で有効 [ 1.845986] nvme nvme0: pci 機能 0000:01:00.0 [ 1.850782] nvme 0000:01:00.0:有効化デバイス (0000 -> 0002) [ 1.859216] nvme nvme0: SUBNQN フィールドが見つからないか無効です。 [ 1.867590] nvme nvme0: 8/0/0 デフォルト/読み取り/ポーリングキュー [ 1.878452] s32cc-pcie 40400000.pcie:ホットプラグイベント情報後にPHYエラーが検出されました そして、CONFIG_PCIEAER を 'y' に設定すると上記のエラーが表示され、 'n' に設定すると上記のエラーが表示されずにボードが正常に起動CANことが分かりました。そしてログが添付されています。 しかし、なぜこのようなことが起こったのか分かりません。問題の確認にご協力いただけますでしょうか? ありがとうございます ザンタオ Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは、 @hittzt 返信が遅くなり申し訳ありません。 テストを行うために「Kingston SA2000M8/250 250G SSD」を購入し、問題を再現しました。その理由は、現在AER 機能が正しくサポートされていないためです。 BR チェイン   Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは、 @hittzt 情報をありがとうございます。 実際、別の東芝SSDでは、この問題は再現しませんでした。この問題は、特定のSSDでのみ発生する可能性があります。 あなたの特定の問題について同僚と話し合いましたが、まだ調査中です。 何か発見があれば、参考までに更新します。 BR チェイン Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは@chenyin_hさん PCIEAER 構成を無効にしようとすると、次の割り込みステータスが表示されました。 root@nxp-s32g:~# cat /proc/interrupts CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 9: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 25 レベル vgic 11: 105842 102465 103481 104614 107152 109777 107475 106602 GICv3 30 レベル arch_timer 12: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 27 レベル kvm ゲスト vtimer 15: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 242 レベル 4009d700.siul2-gpio 18: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 332 エッジ Arm-scmi.0.車載 21: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 102 レベル 401f8000.adc 22: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 103 レベル 402e8000.adc 23: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 23 レベル arm-pmu 24: 666 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 40 レベル eDMA tx0_15 25: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 41 レベル eDMA tx16_31 26: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 42 レベル eDMA エラー 27: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 43 レベル eDMA tx0_15 28: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 44 レベル eDMA tx16_31 29: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 45 レベル eDMA エラー 30: 248 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 124 レベル 401e4000.i2c 31: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 126 レベル 401ec000.i2c 32: 17 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 128 レベル 402dc000.i2c 34: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 160 レベル PCIe PME 35: 22 0 0 0 0 0 0 0 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0 エッジ nvme0q0 36: 8 0 0 0 0 0 0 0 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1 エッジ nvme0q1 37: 0 1 0 0 0 0 0 0 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2 エッジ nvme0q2 38: 0 0 18 0 0 0 0 0 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3 エッジ nvme0q3 39: 0 0 0 10 0 0 0 0 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4 エッジ nvme0q4 40: 0 0 0 0 14 0 0 0 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5 エッジ nvme0q5 41: 0 0 0 0 0 12 0 0 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6 エッジ nvme0q6 42: 0 0 0 0 0 0 1 0 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7 エッジ nvme0q7 43: 0 0 0 0 0 0 0 7 MBI-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8 エッジ nvme0q8 44: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 156 レベル s32cc-pcie-hot-unplug 45: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 164 レベル s32cc-pcie-hotplug 48: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 132 レベル fccu_alarm 49: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 133 レベル fccu_misc 50: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 118 レベル 401d8000.spi 51: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 122 レベル 402d0000.spi 52: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 64 レベル 0.spi 61: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 89 レベル終了0:mac 62: 1499 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 91 レベル終了0:rx-0 63: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 93 レベル終了0:rx-1 64: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 95 レベル終了0:rx-2 65: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 97 レベル終了0:rx-3 66: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 99 レベル終了0:rx-4 67: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 90 レベル終了0:tx-0 68: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 92 レベル終了0:tx-1 69: 1 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 94 レベル終了0:tx-2 70: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 96 レベル終了0:tx-3 71: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 98 レベル終了0:tx-4 72: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 243 レベル 44064000.usb 73: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 153 レベル rtc 74: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 152 レベル 400a8000.tmu 75: 7170 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 68 レベル mmc0 76: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 147 レベル s32cc_ddr_perf_pmu 77: 1 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 226 エッジ PFE BMU IRQ 80: 18 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 222 エッジ pfe-hif-0:共有 81: 1409 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 223 エッジ pfe-hif-1:excl 82: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 224 エッジ pfe-hif-2:excl 83: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 206 レベル rxin_fifo_0_7 84: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 207 レベル rxin_fifo_8_15 90: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 204 レベル linflex_irq 91: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 203 レベル lpspi_irq IPI0: 54768 52807 51048 54161 57014 57239 60500 55862 割り込みの再スケジュール IPI1: 399446 405813 368876 278209 358055 344725 336507 394790 関数呼び出し割り込み IPI2: 0 0 0 0 0 0 0 0 CPU停止割り込み IPI3: 0 0 0 0 0 0 0 0 CPU停止NMI IPI4: 0 0 0 0 0 0 0 0 タイマーブロードキャスト割り込み IPI5: 43932 34401 32135 33969 37469 40678 40230 34483 IRQ作業割り込み IPI6: 0 0 0 0 0 0 0 0 CPUバックトレース割り込み IPI7: 396 2811 3105 3106 3098 3086 3034 3106 KGDBラウンドアップ割り込み エラー: 0 お役に立てれば幸いです。 ありがとうございます ザンタオ Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは@chenyin_hさん 「phy error」メッセージのため、ボードにログインしてアクセスすることができず、割り込みステータスがわかりません。 ありがとうございます ザンタオ Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは、 @hittzt ご確認いただきありがとうございます。 /proc/interrupts の出力を含む完全なログも共有していただけますか? BR チェイン Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは@chenyin_hさん 以前添付したログが示すように、NVMe カードは認識できますが、phy エラーが永久ループで出力され、通常のログイン失敗が発生します。SO、その状態では NVMe カードは動作可能ではないと思います。 ありがとうございます ザンタオ Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは、 @hittzt ご確認いただきありがとうございます。 もう 1 つ質問があります。お客様側で構成を有効にしたときに警告/エラー ログが見つかった場合、NMVE はシステムによって適切に認識されるでしょうか。fdisk、cp 関連のコマンドを使用して検出および操作できるでしょうか。 BR チェイン Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは@chenyin_hさん 早速確認していただきありがとうございます。 使用したNVMeカードはKingston SA2000M8/250 250G SSDカードです。 はい、CONFIG_PCIEAER=y を設定するだけで問題は発生するはずです。 ありがとうございます ザンタオ Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは、 @hittzt ご返信ありがとうございます。 1. はい、有効にしました。CONFIG_PCIEAER=y 2. 再度テストしたところ、おっしゃる通り設定を有効にすると、デバイスはPCIeデバイスとして検出されますが、「ホットプラグイベント後にPHYエラーが検出されました」のようなエラーログは見つかりません。NVMEはシステムによって正しく認識されないことが分かりました。 いずれにせよ、有効にすると問題が発生しているようですので、さらに確認させてください。使用した SSD の詳細情報を提供してもらえますか?BSP44 によって提供されるデフォルトのカーネル構成に CONFIG_PCIEAER=y のみが追加されますか? BR チェイン Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは@chenyin_hさん テストには M.2 M キー スロットを使用しましたか。私も M.2 NVMe カードが 1 枚しかないので、別の NVMe SSD を見つけてテストしてみます。 PCIEAER 構成を有効にしましたか? ありがとうございます ザンタオ Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは、 @hittzt ご返信ありがとうございます。 RDB3 でも同様のテストを実行しましたが、そのようなエラーは見つかりませんでした。ただし、手元に SSD が 1 台しかないため、1 種類の SSD のみをテストしました。 試用のために別の SSD に変更することは可能でしょうか? BR チェイン Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは@chenyin_hさん はい、NVMe カードに M.2 Mkey スロットを使用し、デフォルトの hwconfig を使用しました。 => pri hwconfig hwconfig=serdes0:mode=pcie,clock=ext;pcie0:mode=rc;serdes1:mode=xpcs0&xpcs1,clock=ext,fmhz=125;xpcs1_0:speed=2G5;xpcs1_1:speed=2G5 同様の問題が発生するかどうかを確認するために、BSP43 イメージをテストしてみます。 ありがとうございます ザンタオ Re: PCIe PHY error when nvme card plug-in on RDB3 with BSP44 release こんにちは、 @hittzt ご投稿ありがとうございます。 どのような種類の Serdes 設定を使用しているか教えていただけますか?NVME は serdes0lan1 の M.2 インターフェース経由で使用されていると想定していますか? BSP43 でも同様の問題が見つかったかどうか教えていただけますか? BR チェイン
View full article
由于缺少许可证,无法安装 APU 编译器 你好,AP 软件专家、 福特客户正在安装用于 QNX 的 S32V234 VSDK 1.5.5,但他们无法安装 APU Compiler v1.0 b657,因此他们询问如何才能获得许可证。 此致 于 优先级:中等 Re: Could not install APU Compiler due to missing license @jiri_kral、 明白了,感谢您的帮助,我将关闭该票! 于 Re: Could not install APU Compiler due to missing license 您好, 兰迪的激活密钥是5B4B-73EC-F2E2-81B0 Re: Could not install APU Compiler due to missing license @jiri_kral 谢谢您的帮助!我的 APU 编译器许可证现在运行良好,但 Randy([email protected])看不到他的驾照。他如何访问 APU 编译器的下载链接? 于 Re: Could not install APU Compiler due to missing license 你好、 这两个许可证的有效期均已延长。 Re: Could not install APU Compiler due to missing license @jiri_kral、 您是否愿意为"[email protected]"颁发许可证? 并将我的"[email protected]"? 于 Re: Could not install APU Compiler due to missing license @jiri_kral 我已将用户名通过电子邮件发送给您。谢谢您的帮助! 于 Re: Could not install APU Compiler due to missing license 你好、 客户的 NXP ID 是什么?通常是电子邮件地址。
View full article
MIPI-CSI-2 とベイヤーパターンカメラ (RAW10) を使用した i.MX93 こんにちは、 カスタムの i.MX93 ベースのボードを持っています。提供されている CSI-2 インターフェースを使用して、ベイヤーパターン カメラ (IMX327) で RAW10 データを転送したいと考えています。 デバイスツリーの設定とプレスリリース、製品ニュース-ctlの設定はSO far正しいのですが、パイプラインを開始するとdwc-mipi-csi2からIRQストームが発生し、「 IPIインターフェース致命的イベント情報」カウンタが増加します。INT_ST_IPI_FATALレジスタの値は0x2aで、IPI FIFOオーバーフローを示しています。IPIがIRQを1つも持っていないため、ISIにデータをプッシュしていないのではないかと考えています。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/About-settings-to-operate-ov5640camera-on-i-MX93EVK/mp/1716885/highlight/true#M212016を参照何らかの特別な設定があるようです。これらの値をRAW10に適合させようとしましたが、CAMERA_MUX[DATA_TYPE]の値0x31(ユーザー定義16)について疑問がありました。CSI-2 データ型 RAW10 の場合、これが 0x2b ではなくユーザー定義であるのはなぜですか? IPI エラーの原因は何でしょうか?この問題をさらにデバッグするにはどうすればよいでしょうか? 感謝と敬意を表します。 アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) アップデートはありますか?Omnivision 9732でも同じ問題が発生しています Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは@brian14さん、 i.MX93 と RAW10/12 Bayer データを出力するカメラ センサでも同じ問題が発生しています。 何かアイデアや提案はありますか? よろしくお願いします。 Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは、 連絡あった?もう1ヶ月が経ちました。 ありがとう、アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは、 このトピックに関して何かニュースはありますか? ありがとう、そしてよろしく。 アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは@steinaさん、 NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 このCASEについては社内チームで検討し、できるだけ早くお問い合わせいたします。 すてきな一日を!
View full article
S32DS for ARM 2018R1 ライセンス こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018.R1のライセンスの有効期限が切れました。 延長していただけますか? アクティベーションコード00B2-2243-F93D-50F1 よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?ありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: 0255-52A3-B9BE-AB0C よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM V2.2 のライセンスが 13 日後に期限切れになります。確認して延長を手伝っていただけますか? Arm用S32 Design Studio アクティベーションID: 97B6-8CB8-3FC0-851A 評価日数: 13 機能バージョン: 2.2 機能のステータス: 評価 (13 日間) ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license はい、うん Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ARM V2.2 ライセンスの有効期限が切れました。 ライセンスを延長していただけますか? アクティベーションID: DD5C-6F03-8AE4-7ECA SOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 プラットフォーム 3.4 の S32DS のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?ありがとうございます。アクティベーションコード C5A1-5B94-2A38-9034 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: おはようございます!S32dsのライセンスが期限切れです。ライセンスの延長をお願いできますか?ソフトウェアバージョンは2.2です。 本当にありがとうございます!あなたの助けが必要です! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとう。アクティベーションコード:349D-19F8-FFD7-7F10 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとう。アクティベーションコード592C-8B75-D563-0CAE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for ARM 2018R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長をお願いしたいです。どうもありがとうございます。 コード9DD9-3E3B-4AA1-1DE3 S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: DE17-8B75-A725-CBC3 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for Power Win32 v2017 IDEs のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか?「このライセンスを返却することはできません」というヒントです。返品しようとすると、「 よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?アクティベーションコード D429-1EC2-B799-7507 ありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32 Design Studio for Power Architecture ® v2.1 - Windows/Linuxのライセンス IDE の有効期限が切れました。確認と延長を手伝っていただけますか? アクティベーションコード DDD9-023A-976E-CD88 ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認と延長を手伝っていただけますか?アクティベーションコード DDD9-023A-976E-CD88 ありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。古いコードを使用して S32DS を再度アクティブ化してください。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、S32 Design Studio for ARM v2.2 ライセンスの有効期限はすでに切れています。延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 2D6B-DC21-07CF-F125 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: 私の免許証 S32DS for Arm v2.2 IDE の有効期限がもうすぐ切れます。確認して延長していただけませんか? ありがとうございます。 アクティベーションコード: BC11-7022-0D21-E460 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 4777-90EB-DAF6-AE57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 のライセンスが期限切れです。延長してもらえますか? アクティベーションコード: 6EC6-15B7-7227-97F6 ありがとうございます。 カルロ 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM V1.3 のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 問題は解決しました。ありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS ライセンスの拡張を手伝ってください。アクティベーションコード: FF84-9C7B-EFCB-6595。ありがとうございます! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのアカウントを確認しましたが、すべてのライセンスは有効でアクティブ化されています。S32DS PA では異なるアクティベーション キーを使用しましたが、問題はありません。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ソフトウェアフィードバック:(ライセンスがありません) Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長することはできますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 77FC-3B94-A7DC-54EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: FF84-9C7B-EFCB-6595 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。ARM 2018R1 用に S32DS を再インストールしました。 オフラインでアクティベートすると、activation.xml に「ライセンスを生成CANません。すでに期限が切れています」と表示されます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスが期限切れになりました。延長していただけますか? アクティベーションコード: FC1A-4C29-3203-9C08 どうもありがとうございます 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v3.5 のライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 8A8B-9E9B-F34E-2603 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の S32 Design Studio for Arm v2.2 ライセンスはすでに期限切れです。延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: D0BA-0474-25E0-F056 S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます!アクティベーションコード: 3EF3-981A-CE8D-45C3 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 3EF3-981A-CE8D-45C3 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: C617-86A4-65B7-F3D9 どうもありがとうございます 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 0384-6363-91F6-CB8E Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 8238-B154-F160-0911 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: 516A-3379-0522-6A9D どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: 0D34-286B-9EE6-E692 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。古いコードを使用して S32DS を再度アクティブ化してください。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスの延長、アクティブコードについて助けてください。 DC0F-DD50-F612-9743 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスの延長、アクティブコードについて助けてください。 DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: DE63-F9AF-C189-5399 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 ========================================== 商品の説明S32 Design Studio 注文番号S32DS_2018_R1_100931407 注文番号 ライセンスの総数:100 アクティベーションコード C625-7579-0C28-63DC 製品に適用されるライセンス: バージョンの説明 R1 2018 S32 Design Studio (EULA を表示) 3.1 S32 Design Studio (EULA を表示) 100個入手可能       Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM v2.2 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード F1B3-2017-8F0D-17BE よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @acirillo さん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32S 2018のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @linxwhut さん、 両方のライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Detective さん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: C819-045E-F1F8-61B7 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私と同僚の S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 ライセンスの有効期限が切れてしまいました。ライセンスの延長を手伝っていただけますか?ありがとう アクティベーションコード:82DF-FC84-F43A-1EF0 アクティベーションコード:5EBA-DE62-DCF0-02A9 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、ホーガンさん。 有効期限を2027年まで延長しました。現在のコードで再度アクティブ化してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: E03E-A0CC-D45D-88C8 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 親愛なる、 S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: E03E-A0CC-D45D-88C8 どうもありがとう 。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @J_Garyさん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: E971-3802-1E3D-5BA6 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @liamtsenさん、 あなたのライセンスを2028年12月末まで延長しました。 使用するにはアクティベーションを更新してください。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちはサラさん ライセンスが延長されました。アクティベーション コードをもう一度試してください。 よろしくお願いします、 マイク 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Hanshengさん あなたのライセンスを2027年末まで延長しました。使用するにはアクティベーションを更新してください。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  -メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 ライセンスの有効期限がすでに切れています。延長にご協力いただけませんか? ありがとうございます! アクティベーションコード: B7B1-173F-51BA-13A2 よろしくお願いいたします。 サラ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @1772137309 。 あなたのライセンスを2028年末まで延長しました。 S32DS の [ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューに移動し、[更新] をクリックして、ローカル マシン上のライセンス データを更新してください。 よろしくお願いします、 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: B0A4-688C-2AD6-79EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @ScreenUserさん、 ライセンスの有効期限を 2027 年まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 6C82-9208-D1F2-C38F Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 ライセンスの有効期限を 2026 年まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS_Power_Win32_v2.1 IDEs のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスは期限切れです。ライセンスの延長について助けてください。アクティブコード:93E3-80E7-2A38-9E70 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスは期限切れです。ライセンスの延長について助けてください。アクティブコード:93E3-80E7-2A38-9E70 Re: S32DS for ARM 2018R1 license どうもありがとうございます。今はすべて正常に動作しています。改めて感謝申し上げます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、ハオさん あなたの免許を3年間延長しました。S32DS の [ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューに移動し、[更新] をクリックして、ローカル マシン上のライセンス データを更新してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Jaydenyzhu 私はこの権利を2026年まで延長しました。 新しいライセンスを受け取るにはアクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 - メフル・パテル S32DS for ARM 2018R1 license 親愛なる、 S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコードD5D0-D801-AB24-58DF よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license My S32 Design Studio for Arm 2018_R1 の有効期限が 4 日後に切れますが、延長してもらえますか?ありがとう; アクティベーションID: 799E-5E79-910F-6C57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、Gen Liさん あなたの免許を3年間延長しました。 現在のアクティベーション コードを使用して再度アクティベーションしてください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード DBA1-317C-5265-7E4F よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、Mehul_Patelさん S32DS が動作するようになりました。ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @zuqiao さん あなたのライセンスを2026年12月末まで延長しました。 アクティベーションを更新してください。 ありがとう。敬具。 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 アクティベーションコードはD876-C313-75B1-2E1B です。ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @cjgyf さん、 あなたの権利を2025年12月末まで延長しました。インストールを更新または再アクティブ化してください。 よろしくお願いいたします。 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @zuqiao さん ライセンスを再アクティブ化できるように、 S32DS for Arm v2018のアクティベーション コードを共有していただけますか。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  -メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license 私のライセンスも期限切れ(9DE8-C6AE-8B6B-952B)なのですが、延長していただけますか?よろしくお願いいたします! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、NXPの専門家の皆さん。 S32DS for Arm v2018 のライセンスの有効期限が切れ、ライセンスが返却されましたが、現在ライセンスが欠落していることが示されています。ライセンスの延長にご協力ください。どうぞよろしくお願いいたします。 デビッド Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、マイク 遅れてごめんなさい。どうもありがとうございます。今はすべて正常に動作しています。 敬具 フランチェスコ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのライセンスを2025年まで延長しました。同じコードで再度アクティベートしてください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は 09D2-DE37-6529-87FB よろしくお願いします。 フランチェスコ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@francesco_solitさん、 この権限のサーバー ログを確認しました。返却されたライセンスの最大数に達したことが報告されています。カウントをリセットした、SO今は動作するはずです。同僚にもう一度試してもらってください。 また、同僚が次のリンクを使用して NXP.com アカウントにログインすると、独自のライセンスを取得できることにも注意してください。 https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32-DS-ARM_v2018 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、マイク 再アクティベーションは現在私の PC では機能していますが、以前は同じライセンスが機能していた同僚の他の PC では機能しなくなりました。同僚にもライセンスを拡張することは可能ですか?それとも、新しいライセンスを取得することは可能ですか?NXP アカウントは次のとおりです。 [email protected] [email protected] よろしくお願いします。 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license 本当にありがとう、マイク。 敬具 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@francesco_solitさん、 あなたの権利を延長しました。新しい有効期限を受け取るSOライセンスを更新してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう。 S32DS for ARM 2018R1 のライセンスが期限切れになります。延長していただけますか?添付ファイルでご覧いただけます。 ありがとうございます。 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 私はこの権利を2025年まで延長しました。新しいライセンスを受け取るにはアクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は 4F70-F0A3-101C-3C96 本当にSOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ありがとう、マイク。 良い一日を! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 両方の権利は2025年まで延長されました。インストールを再アクティベートするには、アクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は B361-6887-8BBF-ED12 さらに、私の同僚のアンナ・ダレッシオにも: E735-6A42-FED4-6005 本当にSOありがとう。 アニタ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@zhanglei327さん、 あなたの権利を2025年まで延長しました。インストールをライセンス サーバーと同期するには、[ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューにある [更新] ボタンを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 私の免許証はもうすぐ期限切れになります。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう! 問題は解決しました! よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@valeriaalessiさん、 サーバー側からライセンスを手動で返却しました。ライセンスの返却のオファーを受け取ったら、「はい」を選択してください。場合によっては、適切にリセットされない設定があり、強制的にリセットされることがあります。この後、ライセンスを返却すれば、問題なくアクティベートできるはずです。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 同じライセンス番号で再アクティブ化を試みましたが、ライセンスは別の機能用であるというメッセージが表示され続けます。ただし、最初のエラーの後、戻り値の回数を超えたことに関する 2 番目のエラーは再び発生しません。 助けていただけますか? よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@valeriaalessiさん、 ライセンスサーバーを確認しました。返品の最大数を超えたと報告されました。返品カウントをリセットしました。これで問題は解決されるはずです。もう一度お試しください。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 以前と同じ番号でライセンスを再度アクティブ化しようとしましたが、ライセンスは別の機能用であると表示されます。その後、「戻る」をクリックすると、エラー メッセージが表示されます (添付ファイルを参照)。 助けていただけますか? よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのライセンスを2025年まで延長しました。[ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューから更新するか、以前と同じアクティベーション コードを使用して再アクティベーションしてください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 S32DS for Arm 2018R1 IDEs のライセンスが期限切れになりました。延長していただけますか? 添付ファイルで、現在のライセンスの有効期限が切れていることをCAN確認できます。 よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたの権利を延長しました。インストールを更新または再アクティブ化してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 私も期限が切れてしまいました。延長していただけますか?ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 私の番号も延長していただけますか?ありがとうございます。私の番号(A9DC-778F-BAF6-8677)は有効期限が切れています。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license ARM V2.2 用 S32DS の公式延期を要求します。 A467-A14C-CD17-0852 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS Power V2.1 ライセンスの有効期限が切れました。 ライセンスを延長していただけますか? アクティベーションID: 1C02-6C5E-91A6-0F19 SOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM v2.2 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。ARM バージョン v2.2 の S32 Design Studio ライセンスの有効期限が近づいています。 詳しく説明していただけますか?ありがとうございます。 私のアクティベーションコードは95F3-8275-56B8-B07Dです どうもありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license tem 説明S32 Design Studio for ARM v2018 注文番号S32-DS-ARM_v2018_169264627 您能帮我延長许可证的有效期吗?激活码EBF4-DE52-80C0-FD65 非常感谢。 Re: S32 Design Studio for ARM v2.2 license马上过期了,申请延长 注文ID / ライン # S32DS-IDE-Arm-V2-X_186201937 / 1 履行された数量 1 アクティベーションコード 2107-4B0B-EBCA-A774 製品 S32 Arm v2.2 Design Studio ホスト 647F47BFF507631C69881D8FA0244925EE42B3D7 注文日 2022年8月15日
View full article
S32K1xx LIN Stack LDF parser Hi team, The customer is using an NXP S32K118 EVB with the LIN stack (LIN 2.0 protocol) and encountering terminal errors when loading a new LDF (LIN Description File). The same LDF works fine in CANoe, but not in NXP Design Studio.   Error: "Issue: %error Error: xxxxx.ldf line: 111 "NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes. Level: Error Type: Tool problem Tool: Peripherals Origin: Peripherals Resource: Sources Information: %error Error: xxxxx.ldf line: 111 "NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes." Occurs for sporadic frames that encapsulate unconditional frames. Error disappears when the sporadic frame name is manually added to the  configurable_frames  list — which is unexpected behavior. Is this a Design Studio issue, a limitation of the NXP LIN stack, or a problem in the LDF file? Why does the tool require sporadic frames in  configurable_frames , when this isn’t standard per LIN 2.0? Thank you, BR, Daniel LIN_STACK Re: S32K1xx LIN Stack LDF parser Hi @danielmartynek , Can you share the LDF file used by the customer? From LIN spec I read the following, which I understand that all frames shall be listed in Configurable Frames, even sporadic frames. BR Liviu
View full article
tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn NTM88-KW38-BLE-BEACONS プロジェクトをダウンロードし、変更を加えずに \Source_code\MKW38\tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn をビルドしましたが、次のエラーが発生します。これを修正する方法を知っている人はいますか? ----- make -r -j12 すべて ビルディングターゲット: tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.axf 呼び出し: MCU リンカー arm-none-eabi-gcc -L"D:\Project\Mobirta\TPMS\NTM88-KW38-BLE-BEACONS\Source_code\MKW38\tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn\libs" -Xlinker --defsym=gUseWarmBootLink_d=1 -Xlinker --defsym=gFirmwareTopAddr_c=0x20007FFF -Xlinker --defsym=gRamImageSizeInFlash_c=0x8000 -Xlinker --sort-section=alignment -Xlinker --defsym=__ram_vector_table__=1 -Xlinker --defsym=gUseNVMLink_d=1 -Xlinker --gc-sections -Xlinker -print-memory-usage -Xlinker -マップ="tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.map"-Xlinker --cref -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -T tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn_Debug.ld -o "tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.axf"./utilities/fsl_assert.o ./utilities/fsl_debug_console.o ./utilities/fsl_str.o ./startup/startup_mkw38a4.o ./source/common/gatt_db/gatt_database.o ./source/common/ApplMain.o ./source/common/ble_conn_manager.o ./source/common/ble_host_tasks.o ./source/common/ble_init.o ./source/common/ble_service_discovery.o ./source/android_app_display.o ./source/app_config.o ./source/lowpower.o ./source/mtb.o./source/semihost_hardfault.o ./source/tpms_gpio.o ./source/tpms_spi.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_coding_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_common_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p32_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p5_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p7_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_1p0_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_mode_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_msk_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/nxp2p4_xcvr.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/nxp_xcvr_trim.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/dbg_ram_capture.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/dma_capture.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/mathfp.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nxp_xcvr_ext_ctrl.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/rsim_ctrl.o ./framework/TimersManager/source/TMR_Adapter.o ./framework/TimersManager/source/TimersManager.o ./framework/SerialManager/source/SerialManager.o ./framework/SerialManager/source/UART_Serial_Adapter.o ./framework/SecLib/source/SecLib.o ./framework/Reset/source/Reset.o ./framework/RNG/source/RNG.o ./framework/Panic/source/Panic.o ./framework/OSAbstraction/source/fsl_os_abstraction_bm.o ./framework/NVM/source/NV_Flash.o ./framework/NVM/source/NV_FsciCommands.o ./framework/ModuleInfo/source/ModuleInfo.o ./framework/Messaging/source/Messaging.o ./framework/MemManager/source/MemManager.o ./framework/MemManager/source/MemManagerLight.o ./framework/MWSCoexistence/source/MWS.o ./framework/LowPower/source/PWR.o ./framework/LowPower/source/PWRLib.o ./framework/Lists/source/GenericList.o ./framework/LED/source/LED.o ./framework/Keyboard/source/Keyboard.o ./framework/GPIO/source/GPIO_Adapter.o ./framework/FunctionLib/source/FunctionLib.o ./framework/Flash/Flash_Adapter.o ./framework/DCDC/source/DCDC.o ./drivers/fsl_adc16.o ./drivers/fsl_clock.o ./drivers/fsl_common.o ./drivers/fsl_dmamux.o ./drivers/fsl_dspi.o ./drivers/fsl_edma.o ./drivers/fsl_flexcan.o ./drivers/fsl_ftfx_cache.o ./drivers/fsl_ftfx_controller.o ./drivers/fsl_ftfx_flash.o ./drivers/fsl_ftfx_flexnvm.o ./drivers/fsl_gpio.o ./drivers/fsl_lptmr.o ./drivers/fsl_lpuart.o ./drivers/fsl_ltc.o ./drivers/fsl_pmc.o ./drivers/fsl_power.o ./drivers/fsl_rtc.o ./drivers/fsl_smc.o ./drivers/fsl_tpm.o ./drivers/fsl_trng.o ./device/system_MKW38A4.o ./component/uart/lpuart_adapter.o ./component/serial_manager/serial_manager.o ./component/serial_manager/serial_port_uart.o ./component/lists/generic_list.o ./board/board.o ./board/clock_config.o ./board/gpio_pins.o ./board/hardware_init.o ./board/pin_mux.o ./bluetooth/profiles/temperature/temperature_service.o ./bluetooth/profiles/device_info/device_info_service.o ./bluetooth/profiles/battery/battery_service.o ./bluetooth/host/config/ble_globals.o ./bluetooth/コントローラ/task/ble_controller_task.o ./bluetooth/コントローラ/インターフェース/controller_init.o ./bluetooth/コントローラ/config/ble_ll_globals.o -lm -lc -lgcc -lnosys -l_crypto_m0 -l_ble_kw38a4_controller_gcc -l_ble_5-0_host_peripheral_cm0p_gcc C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-closer.o): で関数 `_close_r': closer.c:(.text._close_r+0xc):警告: _close は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-closer.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-lseekr.o): 関数 `_lseek_r' 内: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-lseekr.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-readr.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10):警告: _lseek は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-readr.o): で関数 `_read_r': readr.c:(.text._read_r+0x10):警告: _read は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-writer.o): 関数内`_write_r': ライター.c:(.text._write_r+0x10):警告: _write は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-writer.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません ---- よろしくお願いします。 Re: tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn 自分で解決しました。 ビルディング時に使用した GCC のバージョンがプロジェクト作成時のバージョンよりも新しいため、リンカーへの引数の順序を変更する必要があったようです。 具体的には、「-lc -lgcc」の順序を変更することでリンクエラーを回避することができました。 これが誰かの役に立つことを願います。
View full article
tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn NTM88-KW38-BLE-BEACONS プロジェクトをダウンロードし、変更を加えずに \Source_code\MKW38\tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn をビルドしましたが、次のエラーが発生します。これを修正する方法を知っている人はいますか? ----- make -r -j12 すべて ビルディングターゲット: tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.axf 呼び出し: MCU リンカー arm-none-eabi-gcc -L"D:\Project\Mobirta\TPMS\NTM88-KW38-BLE-BEACONS\Source_code\MKW38\tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn\libs" -Xlinker --defsym=gUseWarmBootLink_d=1 -Xlinker --defsym=gFirmwareTopAddr_c=0x20007FFF -Xlinker --defsym=gRamImageSizeInFlash_c=0x8000 -Xlinker --sort-section=alignment -Xlinker --defsym=__ram_vector_table__=1 -Xlinker --defsym=gUseNVMLink_d=1 -Xlinker --gc-sections -Xlinker -print-memory-usage -Xlinker -マップ="tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.map"-Xlinker --cref -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -T tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn_Debug.ld -o "tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.axf"./utilities/fsl_assert.o ./utilities/fsl_debug_console.o ./utilities/fsl_str.o ./startup/startup_mkw38a4.o ./source/common/gatt_db/gatt_database.o ./source/common/ApplMain.o ./source/common/ble_conn_manager.o ./source/common/ble_host_tasks.o ./source/common/ble_init.o ./source/common/ble_service_discovery.o ./source/android_app_display.o ./source/app_config.o ./source/lowpower.o ./source/mtb.o./source/semihost_hardfault.o ./source/tpms_gpio.o ./source/tpms_spi.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_coding_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_common_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p32_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p5_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p7_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_1p0_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_mode_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_msk_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/nxp2p4_xcvr.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/nxp_xcvr_trim.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/dbg_ram_capture.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/dma_capture.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/mathfp.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nxp_xcvr_ext_ctrl.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/rsim_ctrl.o ./framework/TimersManager/source/TMR_Adapter.o ./framework/TimersManager/source/TimersManager.o ./framework/SerialManager/source/SerialManager.o ./framework/SerialManager/source/UART_Serial_Adapter.o ./framework/SecLib/source/SecLib.o ./framework/Reset/source/Reset.o ./framework/RNG/source/RNG.o ./framework/Panic/source/Panic.o ./framework/OSAbstraction/source/fsl_os_abstraction_bm.o ./framework/NVM/source/NV_Flash.o ./framework/NVM/source/NV_FsciCommands.o ./framework/ModuleInfo/source/ModuleInfo.o ./framework/Messaging/source/Messaging.o ./framework/MemManager/source/MemManager.o ./framework/MemManager/source/MemManagerLight.o ./framework/MWSCoexistence/source/MWS.o ./framework/LowPower/source/PWR.o ./framework/LowPower/source/PWRLib.o ./framework/Lists/source/GenericList.o ./framework/LED/source/LED.o ./framework/Keyboard/source/Keyboard.o ./framework/GPIO/source/GPIO_Adapter.o ./framework/FunctionLib/source/FunctionLib.o ./framework/Flash/Flash_Adapter.o ./framework/DCDC/source/DCDC.o ./drivers/fsl_adc16.o ./drivers/fsl_clock.o ./drivers/fsl_common.o ./drivers/fsl_dmamux.o ./drivers/fsl_dspi.o ./drivers/fsl_edma.o ./drivers/fsl_flexcan.o ./drivers/fsl_ftfx_cache.o ./drivers/fsl_ftfx_controller.o ./drivers/fsl_ftfx_flash.o ./drivers/fsl_ftfx_flexnvm.o ./drivers/fsl_gpio.o ./drivers/fsl_lptmr.o ./drivers/fsl_lpuart.o ./drivers/fsl_ltc.o ./drivers/fsl_pmc.o ./drivers/fsl_power.o ./drivers/fsl_rtc.o ./drivers/fsl_smc.o ./drivers/fsl_tpm.o ./drivers/fsl_trng.o ./device/system_MKW38A4.o ./component/uart/lpuart_adapter.o ./component/serial_manager/serial_manager.o ./component/serial_manager/serial_port_uart.o ./component/lists/generic_list.o ./board/board.o ./board/clock_config.o ./board/gpio_pins.o ./board/hardware_init.o ./board/pin_mux.o ./bluetooth/profiles/temperature/temperature_service.o ./bluetooth/profiles/device_info/device_info_service.o ./bluetooth/profiles/battery/battery_service.o ./bluetooth/host/config/ble_globals.o ./bluetooth/コントローラ/task/ble_controller_task.o ./bluetooth/コントローラ/インターフェース/controller_init.o ./bluetooth/コントローラ/config/ble_ll_globals.o -lm -lc -lgcc -lnosys -l_crypto_m0 -l_ble_kw38a4_controller_gcc -l_ble_5-0_host_peripheral_cm0p_gcc C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-closer.o): で関数 `_close_r': closer.c:(.text._close_r+0xc):警告: _close は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-closer.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-lseekr.o): 関数 `_lseek_r' 内: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-lseekr.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-readr.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10):警告: _lseek は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-readr.o): で関数 `_read_r': readr.c:(.text._read_r+0x10):警告: _read は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-writer.o): 関数内`_write_r': ライター.c:(.text._write_r+0x10):警告: _write は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-writer.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません ---- よろしくお願いします。 Re: tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn 自分で解決しました。 ビルディング時に使用した GCC のバージョンがプロジェクト作成時のバージョンよりも新しいため、リンカーへの引数の順序を変更する必要があったようです。 具体的には、「-lc -lgcc」の順序を変更することでリンクエラーを回避することができました。 これが誰かの役に立つことを願います。
View full article
MCAL Port_Init(NULL_PTR) 错误 嗨 我尝试使用 MCAL 的端口驱动程序。 但每当我初始化端口驱动程序时,就会发生错误,调试器被断开。 和 F/W 似乎在工作。那个RESET?) 那么您能找到不发生错误的方法吗? 附件 芯片:恩智浦 S32K312 rtd : sw32k3_rtd4.4_r11-21_3.0.0_ds2303 DS :用于 S32 平台的 S32 Design Studio,版本:3.5 Re: MCAL Port_Init(NULL_PTR) error 谢谢你的答复,罗宾。 解决错误并确认 RTD 端口驱动程序的《用户手册》。 谢谢! Re: MCAL Port_Init(NULL_PTR) error HI 请检查UnTouchedPortPin字段中的调试引脚是否仍然存在。 请参阅《S32K3 端口驱动程序用户手册》(RTD_PORT_UM.pdf)、你会发现一个重要的说明: 为了能够使用调试功能,需要使用机制 B 在端口驱动程序中配置 JTAG 和 RESET 引脚。这意味着需要在 UnTouchedPortPin 列表中添加以下引脚/功能: – Reset_b 将 PortPin Mscr 设置为 5,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 – JTAG_TMS 将 PortPin Mscr 设置为 4,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 – JTAG_TDO 将 PortPin Mscr 设置为 10,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 – JTAG_TCK 将 PortPin Mscr 设置为 68,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 – JTAG_TDI 将 PortPin Mscr 设置为 69,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 如果您已经修改了调试引脚功能,能否试试这个解决方案? https://community.nxp.com/t5/S32-SDK/failed-to-power-up-dap-after-program-s32k312-with-pll0-equal/td-p/1609010 如果您还重新配置了 RESET_B 引脚 (PTA5),则只能通过 POR RESET MCU。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: MCAL Port_Init(NULL_PTR) error 运行 Port_Init(NULL_PTR); Port Configuration\ConfigTimeSupport\Config Variant\VARIANT-PRE-COMPLE. 否则,错误不会发生,但软件也无法运行。
View full article
S32K344へのsrecのフラッシュ 開発中にフラッシュするために、PCB 製造中にフラッシュ イメージを送信したいと考えています。プロジェクト > プロパティ > ビルド設定でフラッシュ イメージを生成する方法はわかりましたが、MCU にアップロードする src ファイル以外に実行する必要がある特定の手順があるかどうかはよくわかりません。 Re: Flashing srec to S32K344 こんにちは@pb632146 srec ファイルを MCU にロードする方法を説明した次の HOW TO ドキュメントがあります。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-download-separate-elf-srec-hex-file-to-microcontroller/ta-p/1127159 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article
LPC43S57 USB1 主机配置问题 HI 我们正在尝试使用 LPC43S57 控制器的 USB1 外围设备作为 USB 主机来连接客户主板中的设备。我们使用 KEIL MDK 配置 USB 栈和 USB 驱动程序。   当我们调用 USBH_Initialize(1)函数时,它会返回一个错误,表明"Controller 不存在" 。我们尝试在互联网上搜索有关 USB1 硬件连接的信息,发现很多地方都提到,如果没有外部 PHY,USB1 外围设备将无法工作。不过,数据表显示它支持片上全速 PHY。   能否向我们说明 USB1 是否具有全速 PHY 芯片?   不使用 USB1_VBUS 引脚,因为它是主机,而我们连接的设备是自供电设备。   下面是我们作为主机连接 USB1 的快照   此致 萨巴里什-库马尔 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@HeatherUlrich 您是否将 USB1 从主机模式更改为设备模式并开发了 device_cdc 项目? 如果是,你可以先在板上运行 LPCopen 下的 CDC 演示版进行测试。 这将有助于确认硬件是否存在任何问题。 谢谢。 BR 爱丽丝 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue @Slope Game总之,说到令人震惊的崩溃,我曾经花了一整个周末的时间来处理一个无法正确枚举的微控制器。结果发现,一个错误配置的时钟速度是罪魁祸首,由此引发了一连串意想不到的错误,真是 调试。这真是令人难以置信的沮丧。 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@Alice_Yang 我已经将 CLK_USB1 配置为为 60MHZ 的 USB1 接口生成时钟。我已将 USB1 配置为设备(全速模式)并连接到 PC。在 LPC43S57 USB 控制器中,我可以在 USB 状态寄存器中看到 USB 是作为设备连接的,但在 PC 中我看不到任何 COM 端口或任何其他 USB 设备已连接。我已将 USB0 配置为设备并连接到 PC,它被检测为 COM 端口,不适用于 USB 1 配置。 我附上了 USB1 设备配置图片供你参考 此致 萨巴里什-库马尔 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@Sabarish 在 USB 全速模式下,使用 CLK_USB1 为 USB1 接口产生时钟,无需外部 PHY。在高速模式下,外部 PHY 为 USB1 接口产生时钟,必须通过系统配置块中各自的引脚配置寄存器在引脚 PC_0 或 P8_8 上启用 USB1_ULPI_CLK。 请检查 USB1_DP 和 USB1_DM 信号是否正确连接到设备。此外,请确保正确安装软件配置。作为参考,您可以参考 LPCopen 库中提供的USB主机演示。 BR 爱丽丝 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 好吧,让我们来解开这个 USB 的难题!是内部 PHY 还是某些硬件怪癖在捣乱?控制器出错总是让人头疼。寻找合适的 USB 配置就像在迷宫中穿行。有一次,我正在与一个顽固的 Arduino 设置搏斗,试图让它与一个项目中的传感器通信。花了几个小时追踪电线和调试代码,最后才发现一个简单的电源问题就是根本原因,这让我这个充满 @geometrydash的下午彻底泡汤了。有时,显而易见的事情会被我们忽略,不是吗? Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 这是 USBH_Initialize 函数的一个棘手问题!我记得以前也遇到过类似的硬件连接问题。有时,即使是设置中看似微小的细节也会让人头疼。虽然我无法在此提供具体的硬件调试建议,但您是否考虑过查看 Geometry Dash论坛?那里的社区出人意料地了解各种技术挑战,可能有人在USB设备初始化时遇到了类似的问题。 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 听起来你遇到了棘手的硬件配置问题!我肯定用过 USB 设置。关于片上 PHY,仔细检查芯片的具体硅修订版和勘误表可能会有所帮助。在您排除故障的同时,还可以在 CPS 测试中测试您的反应时间和鼠标技能。 CPS 测试网站上测试您的反应时间和鼠标技能,这可以分散您的注意力。它有助于突出重点!希望你能尽快解决 USB 问题! Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 您好 @UnblockedGames感谢您分享示意图快照。除了 PHY 问题外,了解 USB0 在同一块主板上能否正常工作会很有帮助,因为这可以帮助确定问题是与硬件还是软件有关。
View full article
IMX93 EQOS イーサネットポートサポートによる ethtool セルフテスト こんにちは、 IMX.93 で Mickledore (Yocto) imx-image-core を実行する EQOS イーサネット ポートを構成し、外部 PHY をコネクテッドしました。 外部 PHY をループバック モードにすると、リンクが起動します。 このインターフェースで ethtool -t (セルフテスト) を実行しますか? ethtool -t eth0 テストできません: 操作はサポートされていません ドライバはセルフテストをサポートしているようです ドライバ/ネット/イーサネット/stmicro/stmmac/stmmac_ethtool.c ドライバ/ネット/イーサネット/stmicro/stmmac/stmmac_selftests.c ethtool でこれを実行するための支援をいただけませんか? よろしくお願いします。 ケン Re: ethtool selftest over IMX93 EQOS ethernet port support こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。 どのセクションのテストに興味がありましたか?何かが失敗していますか?あなたのセットアップで使用している PHY は何ですか? よろしくお願いします。
View full article