2132266_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2132266_zh-CN

2132266_zh-CN

i.MX93 M33 固件 ELE(EdgeLock Enclave)API 支持 - 缺少 S3MU 驱动程序

我正在开发一个需要在 M33 固件中独立使用 ELE(EdgeLock Enclave)网络安全功能的项目。经过 SDK 分析,我发现

缺少文件:
drivers/fsl_s3mu.c/.h-S3MU 驱动程序实现驱动程序/fsl_ele_base_api.c-ELE 基本 API 板/evkmimx9352/driver_examples/s3mu/-S3MU 示例

i.MX93 架构是否支持通过 S3MU 进行 M33 到 ELE 的直接通信?
是否有替代方法或技术文档?

Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver

已在系统邮件中回复您。


此致

哈维

回复: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver

像 i.MX93 这样的 SoC 只有一个 Cortex-M33 内核,启用 ELE 功能是否会与定制 MCU 固件开发相冲突?换句话说,启用 ELE 后,是否会锁定 M33,从而阻止上传定制的 MCU 固件?

Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver谢谢您的答复。
我知道你们提供的补丁文件主要是针对 i.MX95 的 M7 内核,但我的问题主要是针对只有 M33 内核的 SoC,如 i.MX93。
是否可以在M33上开发我的自定义固件并在其上调用和使用与ELE相关的网络安全功能?
谢谢!
Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver

向您发送了带有演示的系统邮件,请在邮件中查看。


此致

哈维

Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver这个例子似乎是在解释 TrustZone 的用例,但我更感兴趣的是在 i.MX93 的 M33 内核上进行开发。我想在此固件上进行开发并使用与 ELE 相关的网络安全功能。这可行吗?

谢谢。
Re: i.MX93 M33 Firmware ELE (EdgeLock Enclave) API Support - Missing S3MU Driver

希望这些例子能有所帮助。


此致

哈维

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:15 AM
更新者: