LPC55C3xは、複数のペリフェラルを必要とする新製品の潜在的なマイクロコントローラとして評価しているところです。各ピンのピン多重化/代替機能を評価して、これらのデバイスでペリフェラル リストが可能かどうかを確認する必要があります。過去のNXPのデータシートとリファレンスマニュアルには、各ピンと利用可能な代替機能を定義する表が含まれていました。LPC55C3x リファレンス マニュアルのセクション 6.2 (ピン配置) には、次のように記載されています。
「ピン配置については、添付の「LPC553xピン機能」スプレッドシートを参照してください。
そのようなスプレッドシートを見つけることができません。それがどこにあるかについてのリンクや場所を誰でも提供できますか?
-リック
どういたしまして!
それは確かに役に立ちました!ありがとうございます。